This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

MSL 습기 민감도 등급과 부품 베이킹: 보관·노출 시간 가이드

최초 게시일 Sep 03, 2026, 업데이트 되였습니다. Sep 03, 2026

1 분

표목(TOC)
  • MSL이란?
  • 습기가 중요한 이유: 팝콘 현상
  • MSL 등급과 바닥 수명
  • J-STD-020과 J-STD-033의 차이
  • 부품의 MSL 확인 방법
  • 바닥 수명과 베이킹 시점
  • 리플로우 전 부품 베이킹 방법
  • 건조 보관으로 문제 예방하기
  • SMT 공정에서 MSL 관리 위치
  • 습기와 관련된 주요 리플로우 불량
  • MSL 및 베이킹 FAQ
  • 결론

핵심 요약

  • 습기 민감도 등급(MSL)은 비기밀형 표면실장 패키지가 리플로우 중 습기 손상에 취약해지는 속도를 나타내는 1~6 등급입니다.
  • MSL 1은 기준 조건에서 바닥 수명이 무제한이며, MSL 6은 사용 전 베이킹과 경고 라벨에 적힌 시간 내 리플로우가 필요합니다.
  • 바닥 수명(Floor Life)은 방습 포장을 개봉해 공장 환경에 노출되는 순간부터 누적됩니다.
  • IPC/JEDEC J-STD-033에 따른 베이킹은 흡수된 습기를 제거하고, 적절한 건조 보관은 추가 흡습을 억제합니다.
  • 무연 리플로우는 분류 피크 온도가 245~260°C에 이를 수 있어 습기 관리가 더욱 중요합니다.

MSL 3 마이크로컨트롤러 릴을 개봉한 뒤 일부만 사용하고 생산 현장에 남겨 두었다고 가정해 보겠습니다. 2주 뒤 리플로우한 보드가 검사에는 합격해도 패키지 내부 손상이 수개월 후 간헐적인 고장으로 나타날 수 있습니다. 이 글에서는 습기 민감도 등급(MSL), 바닥 수명, 리플로우 전 베이킹 조건과 건조 보관 방법을 설명합니다. 온도 프로파일 자체는 리플로우 솔더링 가이드를 참고하십시오.

MSL이란?

MSL(Moisture Sensitivity Level)은 IPC/JEDEC J-STD-020에 따라 비기밀형 표면실장 패키지의 습기 민감도를 1~6으로 분류한 값입니다. 각 등급은 건조 포장을 개봉한 후 지정된 공장 환경에서 솔더링까지 허용되는 바닥 수명을 정합니다.

리플로우 중 팝콘 현상으로 균열된 IC 패키지

습기가 중요한 이유: 팝콘 현상

플라스틱 IC 패키지는 완전히 밀폐되지 않아 에폭시 몰드가 공기 중 수분을 흡수할 수 있습니다. 리플로우 온도에서 내부 수분이 빠르게 증기로 변하면 압력이 상승해 다이·기판·몰드 컴파운드의 계면을 손상시킬 수 있습니다. 패키지가 부풀거나 갈라지는 현상을 일반적으로 팝콘 현상이라고 합니다.

외관이 정상이어도 내부 박리, 미세 균열 또는 다이 주변 분리가 생길 수 있습니다. 이러한 잠복 결함은 초기 AOI와 기능 검사를 통과한 뒤 열 사이클, 진동 또는 실제 사용 중 고장으로 나타날 수 있습니다. 습기 노출은 산화, 보이드와 납땜성 저하에도 영향을 줄 수 있어 BGA와 QFN 같은 미세 피치 패키지는 보관 및 노출 시간 관리가 중요합니다.

기존 유연 공정은 보통 약 220~230°C에서 피크를 형성했지만, 많은 무연 리플로우 프로파일은 약 245~260°C까지 올라갑니다. 실제 피크 온도는 부품의 분류 온도와 솔더 페이스트 및 제조사 지침을 따라야 합니다.

IC 패키지 내부 수분이 증기로 팽창하는 팝콘 현상

MSL 등급과 바닥 수명

별도 표시가 없다면 일반적인 기준 조건은 30°C 이하, 60% RH 이하입니다. MSL 1은 85% RH 기준을 사용합니다.

MSL바닥 수명(≤30°C/60% RH)비고
MSL 1무제한기준 조건에서 바닥 수명 제한 없음
MSL 21년많은 표준 플라스틱 패키지
MSL 2a4주중간 취급 등급
MSL 3168시간(7일)MCU, 메모리, 로직, BGA, QFN에서 흔함
MSL 472시간보다 엄격한 노출 관리 필요
MSL 548시간짧은 바닥 수명
MSL 5a24시간매우 짧은 허용 노출
MSL 6사용 전 베이킹 필수라벨에 표시된 시간 내 리플로우

MSL 번호는 부품의 품질 등급이 아니라 건조 보관 후 필요한 취급 수준을 나타냅니다. 노출 시간은 누적해서 관리해야 합니다.

MSL 등급별 바닥 수명 비교표

J-STD-020과 J-STD-033의 차이

IPC/JEDEC J-STD-020은 패키지에 습기 및 리플로우 스트레스를 가해 MSL과 분류 온도를 정하는 분류 표준입니다. IPC/JEDEC J-STD-033은 분류된 부품의 건조 포장, 보관, 바닥 수명 추적과 베이킹을 다루는 취급 표준입니다.

밀봉 포장의 보관 기간과 개봉 후 바닥 수명은 같은 개념이 아닙니다. 장기간 밀봉 보관이 가능하더라도 개봉 후 허용 시간은 며칠에 불과할 수 있습니다. 항상 포장 라벨과 부품 제조사의 최신 지침을 우선하십시오.

부품의 MSL 확인 방법

먼저 방습 포장(MBB)의 경고 라벨을 확인합니다. 일반적으로 MSL, 바닥 수명과 리플로우 정보가 표시됩니다. 유통사 제품 기록과 반도체 제조사의 패키징 또는 품질 문서에서도 확인할 수 있습니다.

정상적인 건조 포장에는 건조제와 습도 표시 카드(HIC)가 들어 있습니다. 포장을 개봉하자마자 HIC를 확인하고, 기준보다 높은 습도를 나타내면 부품이 건조하다고 가정하지 말고 공급사 지침에 따라 처리합니다. JLCPCB 취급 정보는 전자 부품의 습기 민감도 등급 안내에서 확인할 수 있습니다.

방습 포장 내부의 습도 표시 카드와 건조제

바닥 수명과 베이킹 시점

바닥 수명은 한 번의 카운트다운이 아니라 누적 노출 예산입니다. MSL 3 릴을 40시간 노출한 뒤 적합한 건조 보관소에 넣고 다시 꺼냈다면 이전 40시간도 기록에 포함해야 합니다. 규정에 맞는 건조 절차로 부품 상태를 재설정하지 않는 한 시간이 사라지지 않습니다.

J-STD-033 절차에 따른 베이킹은 흡수된 수분을 제거할 수 있습니다. 새 건조제와 HIC를 넣어 MBB를 다시 밀봉하거나 5% RH 이하의 건조 캐비닛에 보관하면 추가 흡습을 억제할 수 있습니다. 약 10% RH의 캐비닛은 노출 영향을 늦출 수 있지만 완전한 베이킹과 동일하게 취급해서는 안 됩니다.

바닥 수명을 초과했거나 HIC가 과습을 나타내거나 노출 이력을 알 수 없을 때는 제조사 및 J-STD-033 절차에 따라 베이킹을 검토합니다. MSL 6은 사용 전 베이킹이 필수이며 라벨에 표시된 시간 안에 리플로우해야 합니다.

리플로우 전 부품 베이킹 방법

모든 부품에 적용되는 ‘125°C에서 24시간’ 같은 단일 규칙은 없습니다. 베이킹 시간은 MSL, 패키지 두께, 초과 노출 정도, 캐리어 종류와 부품의 허용 온도에 따라 달라집니다.

베이킹 온도적합한 조건주의점
125°C해당 온도에 적합한 패키지와 고온 캐리어건조가 빠르지만 일반 테이프·릴과 일부 민감 부품에는 부적합
90°C125°C를 피해야 하는 중간 온도 건조온도는 낮지만 시간이 더 오래 걸림
40°C민감 부품과 일반 테이프·릴 캐리어캐리어에 유리하지만 수일이 걸릴 수 있음. 원문 예시는 약 192시간(8일)

패키지별 정확한 시간은 J-STD-033 기반 건조표와 부품 제조사 문서를 사용해야 합니다. 다른 패키지의 베이킹 시간을 그대로 적용하지 마십시오. 습한 환경에 보관한 bare PCB를 약 105~125°C에서 2~6시간 건조하는 현장 절차도 있지만 이는 별도의 기판 수준 판단이며, 적층 재료·표면처리와 PCB 공급사의 제한이 우선입니다.

베이킹 시 주의 사항

  • 일반 테이프·릴, 플라스틱 튜브 또는 저온 트레이를 고온 오븐에 넣지 마십시오. 캐리어의 허용 온도를 확인해야 합니다.
  • ‘안전을 위해’ 과도하게 베이킹하지 마십시오. 반복되는 고온 노출은 산화, 납땜성 저하 또는 LED·센서·MEMS·PoP 같은 민감 부품의 손상을 유발할 수 있습니다.
  • 베이킹 후에는 신속히 조립하거나 적합한 건조 환경으로 옮깁니다.
  • 재작업에서도 국부 가열로 습기 손상이 발생할 수 있으므로 제조사의 리워크 지침을 따릅니다.
SMD 부품 릴의 저온 베이킹과 습기 제거
MSL 관리 후 SMT 공정 준비하기

부품 노출 이력을 관리하고, 설계에 맞는 스텐실과 PCB 조립 옵션을 확인하십시오.

지금 견적 받기

건조 보관으로 문제 예방하기

적절한 MBB, 새 건조제와 HIC를 사용해 밀봉하거나 저습도 건조 캐비닛에 보관합니다. 진공은 포장에 도움이 되지만 핵심 조건은 낮은 내부 습도와 완전한 밀봉입니다. 생산 현장에서는 MSL 2 초과 자재를 사용 시점에 가깝게 개봉하고, 부분 릴에 개봉 날짜와 시간을 기록하거나 MES로 누적 노출을 관리합니다.

SMT 공정에서 MSL 관리 위치

습기 관리(건조 보관 또는 베이킹) → 솔더 페이스트 인쇄 → 부품 실장 → 리플로우 → 검사

습기 관리는 패키지 내부 압력으로 인한 손상을 방지하고, 스텐실은 솔더 접합에 필요한 페이스트 체적을 제어합니다. 두 절차는 서로 대체하지 않습니다.

습기와 관련된 주요 리플로우 불량

  • 팝콘 또는 패키지 균열: 바닥 수명 기록을 확인하고 J-STD-033에 맞춰 건조합니다.
  • 내부 박리: 외관 균열 없이 패키지 계면이 분리될 수 있으며 필요하면 C-SAM으로 평가합니다.
  • 헤드인필로우 또는 젖음 불량: 보관 이력, 부품 산화, 페이스트 상태와 리플로우 프로파일을 함께 확인합니다.
  • 약한 접합·보이드·단자 산화: 건조 보관과 적시 조립으로 납땜성 저하를 예방합니다.

MSL 및 베이킹 FAQ

바닥 수명이 남아 있으면 베이킹 없이 사용해도 되나요?

건조 포장과 노출 조건이 적합하고 HIC 및 라벨에 문제가 없다면 일반적으로 예방 목적의 베이킹은 필요하지 않습니다.

개봉한 릴을 다시 방습 포장에 넣어도 되나요?

가능하지만 적합한 MBB, 새 건조제, HIC와 열 밀봉이 필요합니다. 다시 포장해도 이미 누적된 노출 시간이 자동으로 사라지지는 않습니다.

건조 캐비닛이 MSL 바닥 수명을 초기화하나요?

자동으로 초기화되는 것은 아닙니다. 적용 가능한 J-STD-033 절차와 노출 이력에 따라 판단하며, 일반적인 10% RH 캐비닛을 완전한 베이킹과 동일하게 보아서는 안 됩니다.

테이프·릴 상태로 SMD 부품을 베이킹할 수 있나요?

캐리어가 해당 온도를 견딜 수 있을 때만 가능합니다. 고온 건조가 필요하면 승인된 베이크 트레이로 옮겨야 할 수 있으며 ESD와 취급 위험도 관리해야 합니다.

두 번째 리플로우 전에도 습기 관리가 필요한가요?

첫 번째 공정 이후 대기 시간과 습도, 패키지 MSL에 따라 다시 필요할 수 있습니다. 공정 사이의 보관 한도를 정의하십시오.

진공 밀봉만 하면 충분한가요?

아닙니다. 저투습 MBB, 건조제, HIC와 신뢰할 수 있는 밀봉이 함께 필요합니다.

결론

MSL은 건조 포장 개봉 후 패키지가 얼마나 빨리 습기 위험에 노출되는지를 나타냅니다. 부품의 MSL을 확인하고 누적 노출 시간을 기록하며 HIC를 읽고, 조건을 초과했을 때만 올바른 절차로 베이킹해야 합니다. 건조 보관, 정확한 페이스트 인쇄와 검증된 리플로우 프로파일을 함께 관리하면 잠복 SMT 신뢰성 불량을 줄일 수 있습니다.

지금 PCB 조립 견적 받기 >>