This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

전도성 2D 코팅은 '기적의 잉크'가 아닌 매칭의 문제입니다

최초 게시일 Sep 29, 2026, 업데이트 되였습니다. Sep 29, 2026

1 분

표목(TOC)
  • 전도성 소재는 잉크의 일부일 뿐입니다
  • 세 가지 탄소 계열 경로, 세 가지 제조 특성
  • 맥신은 병목의 위치를 옮깁니다
  • 코팅 장비보다 표면을 먼저 정하십시오
  • 기록적인 전도도는 소재의 트로피가 아니라 레시피입니다
  • 지속 가능성은 '수계'에서 멈출 수 없습니다
  • 스케일업은 공정 윈도우 전체를 재현하는 일입니다
  • 더 나은 선택 순서
  • 2D 전도성 잉크와 코팅 공정에 관한 FAQ

핵심 요약

잉크는 소재가 아니라 시스템입니다: 전도성은 2D 필러 하나만으로 결정되지 않습니다. 플레이크의 화학적 특성, 용매, 첨가제, 기재, 코팅 방식, 후처리가 함께 작용한 결과입니다.

세 가지 탄소 계열 경로는 각기 다른 트레이드오프를 안고 있습니다: GNP는 분산 기술이 필요하고, GO는 부담이 환원 공정으로 넘어가며, 맥신(MXene)은 병목이 합성, 보관, 산화 관리 쪽으로 옮겨 갑니다.

기재 형상이 코팅 방식 선택을 좌우합니다: 스프레이 코팅과 블레이드 코팅은 평평한 시트에 적합하고, 딥 코팅은 섬유와 폼의 기공까지 자연스럽게 닿습니다. 소재보다 먼저 표면과 코팅 장비를 정하십시오.

맥락 없는 대표 전도도 수치는 오해를 부릅니다: 기록적인 수치는 특정한 소재·공정·기재 조합의 결과입니다. 순수 코팅인지 하이브리드인지, 어떻게 측정했는지, 실제 사용 조건을 견뎠는지를 항상 확인해야 합니다.

'수계'라는 사실이 곧 지속 가능성을 보장하지는 않습니다: 제대로 된 환경 비교에는 원료 단계의 화학 공정, 건조 에너지, 첨가제의 복잡성, 소자 수명, 폐기 시 분리 문제까지 포함되어야 합니다.

전도성 소재는 잉크의 일부일 뿐입니다

전도성 잉크는 단순해 보입니다. 전도성 입자를 액체에 넣고 표면에 코팅하면 되기 때문입니다. 하지만 이 액체는 서로 충돌할 수 있는 여러 역할을 동시에 해내야 합니다. 보관과 증착이 끝날 때까지 수십억 개의 얇은 판상 입자가 서로 뭉치지 않게 유지해야 하고, 코팅 장비에 맞는 방식으로 흘러야 하며, 흘러내리거나 얼룩지거나 방울지지 않고 대상 표면을 적셔야 합니다. 그리고 증착이 끝난 뒤에는 판상 입자들이 충분히 가깝게 남아 연속적인 전기 경로를 형성해야 합니다.

바인더와 계면활성제가 도움이 될 수 있습니다. 바인더는 플레이크와 기재 사이의 접착력을 높이고, 계면활성제는 분산된 플레이크가 뭉치는 것을 막아줍니다. 하지만 이러한 보조제는 대개 판상 입자보다 전도성이 낮습니다. 보조제를 너무 많이 넣으면 인접한 플레이크 사이에 전기 저항이 큰 물질이 끼어들고, 유효 표면적을 덮어버려, 정작 배합으로 만들고자 했던 네트워크를 약화시킬 수 있습니다.

그래서 '그래핀 잉크'나 '맥신 잉크'에 붙은 전도도 수치는 이야기의 일부만 말해줄 뿐입니다. 같은 필러라도 플레이크 크기, 농도, 용매, 첨가제 조합, 코팅 두께, 기재가 달라지면 전혀 다르게 동작할 수 있습니다. 배합은 소재를 운반하는 수단이 아니라, 그 자체로 소재 시스템의 일부입니다.

세 가지 탄소 계열 경로, 세 가지 제조 특성

'그래핀'이라는 이름 뒤에는 실제로는 성격이 다른 여러 출발 소재가 숨어 있을 수 있습니다. 거의 이상적인 단일층 그래핀은 뛰어난 고유 특성을 지니지만, 대량 생산되는 소재는 대부분 그래핀 나노플레이트렛(GNP) 형태로 공급됩니다. GNP는 측면 크기, 두께, 표면적, 표면 화학이 제각각인 더 두꺼운 적층체입니다. 이러한 변수들이 입자가 얼마나 쉽게 분산되는지, 그리고 전류가 몇 개의 플레이크 간 접합부를 지나야 하는지를 결정합니다.

GNP는 생산 규모가 산업적으로 의미 있는 수준에 도달했고, 판상 입자로 높은 전도성의 코팅을 형성할 수 있다는 점에서 매력적입니다. 문제는 습식 공정입니다. 흑연질 표면은 본래 물과 잘 어울리지 않기 때문에, 안정적인 수계 GNP 잉크를 만들려면 화학적인 도움이 필요한 경우가 많습니다. 리뷰 논문의 데이터에서는 조사된 GNP 연구의 86%가 물 분산성을 높이기 위해 유기 용매, 바인더 또는 계면활성제를 사용했습니다.

산화 그래핀(GO)은 이 불편함을 반대로 뒤집습니다. 산소 함유 작용기 덕분에 친수성을 띠기 때문에 물에 균일하게 분산되고, 다양한 기재 표면과도 잘 상호작용합니다. 그래서 GO는 다루기 쉬운 코팅 전구체이지만 전도성은 떨어집니다. 산화 과정이 전류를 전달하는 탄소 결합 네트워크를 끊어놓기 때문입니다.

일반적인 해결책은 2단계 공정입니다. 분산이 쉬운 GO를 먼저 코팅한 뒤, 이를 환원 산화 그래핀(rGO)으로 환원시켜 전도성이 더 높은 탄소 결합을 회복시키는 방식입니다. '먼저 코팅하고 나중에 활성화한다'는 이 전략은 영리하지만, 환원이 추가 제조 공정이 됩니다. 화학적 환원은 유해 시약을 필요로 할 수 있고, 열처리는 열에 약한 폴리머와 맞지 않을 수 있습니다. 보다 친환경적인 환원제는 낮은 온도에서 작용할 수 있지만, 속도가 느리거나 환원이 불완전하게 이루어지는 경우가 많습니다.

결국 탄소 계열 소재를 고르는 것 자체가 이미 공정을 고르는 일입니다. GNP는 전도성을 지키면서 분산 문제를 해결하도록 요구합니다. GO는 증착을 단순화하는 대신 부담을 후공정인 환원 단계로 넘깁니다. rGO는 그 변환 과정의 이력과 불완전함을 그대로 안고 갑니다.

배합, 기재, 코팅 공정은 하나의 시스템으로 설계되어야 합니다. 원문 논의를 바탕으로 본 글을 위해 제작한 설명용 도식이며, 실험 이미지가 아닙니다.

맥신은 병목의 위치를 옮깁니다

맥신(MXene)은 눈에 띄는 대안을 제시합니다. 이 2차원 금속 탄화물 또는 질화물은 금속과 같은 전기적 특성과, 친수성을 부여하는 표면 말단기를 함께 갖추고 있습니다. 검토된 문헌에서는 티타늄 탄화물 맥신인 Ti3C2Tx가 압도적이었습니다. 다른 조성의 맥신도 합성된 바 있지만, 조사된 맥신 논문 전부가 이 소재를 사용했습니다.

잉크 제조 측면에서 Ti3C2Tx는 곧바로 드러나는 장점이 있습니다. 조사된 맥신 논문의 60%가 이 소재를 물만으로 분산시켰습니다. GNP와 달리 안정화 첨가제가 필요하지 않은 경우가 많고, GO와 달리 전도성을 얻기 위한 후속 환원 공정도 필요하지 않습니다. 플렉서블 기재를 손상시키거나 전도성 네트워크를 희석시키는 흔한 원인 두 가지가 사라지는 셈입니다.

하지만 맥신이 제조 리스크를 없애주는 것은 아닙니다. 리스크를 생산과 보관 단계로 옮길 뿐입니다. Ti3C2Tx는 일반적으로 층상 전구체를 선택적으로 식각한 뒤 남은 시트를 박리하여 만듭니다. 이때 불화물을 함유한 산성 화학 약품, 특히 불산이 흔히 사용되어 왔는데, 이는 지속 가능성과 취급 측면에서 심각한 과제를 낳습니다. 리뷰가 다룬 시점 기준으로 맥신 제조는 약 50그램 배치 반응기 수준에 도달한 상태로, 톤 단위 생산이 가능한 그래핀 나노플레이트렛과는 큰 격차가 있었습니다.

물과 잘 어울리는 표면에는 파괴적인 측면도 있습니다. 공기에 노출된 Ti3C2Tx 분산액은 며칠 만에 이산화티타늄으로 산화될 수 있습니다. 냉장 보관하면 유효 안정성을 한 달 이상으로 늘릴 수 있고, 아르곤 분위기에서 저온 보관하면 6개월 이상 유지된 사례도 있습니다. 다만 이러한 조치에는 콜드체인, 불활성 가스, 포장, 품질 관리 요건이 추가로 따라붙습니다.

따라서 맥신은 사용 현장에서의 코팅은 쉽게 만들어주지만, 보관 수명과 원료 합성은 더 어렵게 만듭니다. 맥신을 검토하는 공장이라면 이 장부의 양쪽을 모두 따져봐야 합니다.

코팅 장비보다 표면을 먼저 정하십시오

기재는 잉크가 어떤 방식으로 도달해야 하는지, 그리고 전도성 네트워크가 어디에 형성되어야 하는지를 바꿉니다. 매끄러운 PET 시트는 비교적 단순한 2차원 표면입니다. 직물은 섬유와 틈새가 모인 투과성 구조체이고, 폼은 3차원 다공성 골격입니다. 이 세 가지를 모두 '플렉서블 기재'라고 부르면 제조에서 가장 중요한 차이가 가려지게 됩니다.

시트의 경우, 조사 대상 가운데 가장 많이 쓰인 기법은 스프레이 코팅으로, 보고된 시트 코팅 방식의 약 40%를 차지했습니다. 스프레이 코팅은 증착량 제어와 마스킹이 가능합니다. 액적이 날아가는 동안 일부 건조되기 때문에 번짐을 줄일 수 있지만, 바로 이 증발 조건 때문에 용매 선택과 노즐 동작에 영향이 생깁니다. 블레이드 코팅 역시 평평한 표면에 잘 맞는 방식으로, 움직이는 블레이드가 습식 막을 일정한 두께로 조절할 수 있습니다.

직물과 폼에는 침지 방식이 유리합니다. 딥 코팅은 구조체가 잉크를 흡수하게 하여, 표면만 지나가는 방식으로는 놓칠 수 있는 섬유나 기공 벽까지 덮어줍니다. 조사 결과 직물의 약 3분의 2, 폼의 약 4분의 3에 딥 코팅이 사용되었습니다. 크고 흡수성이 높은 대상은 상당한 양의 액체를 머금을 수 있기 때문에, 수계 잉크가 특히 이 방식과 잘 맞습니다.

이러한 형상은 전기적인 과제도 바꿉니다. 평평한 시트에서는 판상 입자가 비교적 곧은 막을 이룰 수 있습니다. 직물에서는 네트워크가 섬유를 돌아가며 접점을 이어야 하고, 폼에서는 전류가 구불구불한 3차원 경로를 따라 흐릅니다. 논문에 따르면 가장 높은 전도도는 시트 기재에서 나왔으며, 직물에서 얻은 최고 결과도 최상위 시트 코팅보다 약 두 자릿수 낮았습니다.

그렇다고 직물이나 폼이 열등하다는 뜻은 아닙니다. 이들의 가치는 평평한 막의 전도도 경쟁에서 이기는 데 있는 것이 아니라, 변형성, 통기성, 흡수성, 압력 반응성에 있다는 의미입니다.

그래핀 계열 소재와 맥신의 공정상 장점과 한계. 원문 논의를 바탕으로 본 글을 위해 제작한 설명용 비교 도식이며, 실험 이미지가 아닙니다.

기록적인 전도도는 소재의 트로피가 아니라 레시피입니다

리뷰에서 보고된 최고 전도도 사례는 시스템 관점을 구체적으로 보여줍니다. PET 위에 스프레이 코팅한 4.3마이크로미터 두께의 Ti3C2Tx 막은 1.2 × 106 S/m에 도달했습니다. 이 수치를 맥신이 그냥 더 좋은 도체라는 증거로 읽고 싶어질 수 있습니다. 하지만 보다 정확히 말하면, 이는 특정 맥신, 두께, 시트 기재, 스프레이 공정이 함께 만들어낸 결과를 보여줄 뿐입니다.

그래핀 계열의 최고 결과는 8.7 × 105 S/m였습니다. 이는 그래핀만으로 된 막이 아니었습니다. 배합에 구리 나노입자와 질산은이 포함되었고, PET 위에 블레이드 코팅한 뒤 소결했습니다. 첨가제는 은 나노와이어가 아니라 구리 나노입자와 질산은이었습니다. 이 구분이 중요한 이유는, 이 성능이 그래핀 단독의 결과가 아니라 하이브리드 소재와 열 후처리 공정에서 나온 것이기 때문입니다.

조사된 전체 코팅의 약 40%는 2D 소재에 전도성 고분자, 금속 입자, 카본 블랙, 탄소 나노튜브 등을 결합한 하이브리드 잉크를 사용했습니다. 하이브리드는 판상 입자 사이의 틈을 메우거나 상호 보완적인 전도 경로를 만들어줄 수 있습니다. 하지만 동시에 비용, 배합 복잡도, 공정 단계, 폐기 단계의 불확실성을 더할 수도 있습니다.

따라서 대표 전도도 수치를 보면 다음 다섯 가지를 되물어야 합니다.

  • 면저항으로 측정했는지, 아니면 신뢰할 수 있는 두께 값을 이용해 체적 전도도로 환산했는지
  • 순수 2D 소재 코팅인지, 하이브리드인지
  • 소결, 화학적 환원, 보호 보관이 필요했는지
  • 평평한 시트, 직물, 폼 중 어디에 증착했는지
  • 굽힘, 습도, 광 노출, 시간 경과 이후의 안정성을 측정했는지

이 질문들에 대한 답이 없다면, 순위표는 제조에 잘 맞지 않는 실험실 레시피에 높은 점수를 주는 결과가 될 수 있습니다.

지속 가능성은 '수계'에서 멈출 수 없습니다

검토된 연구의 70%에서 물이 선호 용매로 쓰였으며, 여기에는 충분한 이유가 있습니다. 물은 구하기 쉽고 유해하지 않으며, 친수성인 GO와 Ti3C2Tx와도 잘 맞습니다. 하지만 '수계'라는 사실만으로 환경 평가가 완성되지는 않습니다.

GNP 배합에는 계면활성제나 바인더가 필요할 수 있습니다. GO 생산에는 강산이 쓰일 수 있고, 그 뒤에 환원 공정이 이어집니다. 맥신 합성에는 유해한 불화물 화학 약품이 사용될 수 있으며, 완전히 처리되지 않은 전구체가 대량으로 버려질 수 있습니다. 하이브리드는 귀금속을 포함하거나 소재 분리를 더 어렵게 만들 수 있습니다. 물을 건조하는 데도 에너지가 들며, 특히 다공성 직물은 얇은 시트보다 훨씬 많은 액체를 머금기 때문에 그 부담이 더 커집니다.

의미 있는 비교 단위는 원료 생산, 배합, 증착 효율, 건조 또는 활성화, 불량 배치, 수명, 폐기까지 아우르는 코팅 공정 전체입니다. 원문은 바이오 기반 분산제와 바인더, 친환경 GO 환원제, 보다 안전한 맥신 식각, 잔여물 재사용 등 유망한 방향을 제시하면서도, 여전히 타협이 남아 있음을 분명히 밝힙니다. 느리거나 불완전한 친환경 환원 공정이라도 코팅이 조기에 고장 나 교체해야 한다면 무조건 더 낫다고 할 수 없습니다.

독성과 생분해성에 관한 근거도 아직 고르지 않습니다. 일부 산화 그래핀 구조는 특정 조건에서 효소나 미생물에 의해 분해될 수 있지만, 응집된 소재는 분해가 더 어려울 수 있습니다. 맥신의 경우, 조사된 문헌에서는 환경 및 인체 독성 메커니즘이 아직 충분히 규명되지 않았습니다. 책임 있는 스케일업을 위해서는 이러한 불확실성을 용매 라벨 뒤에 숨기지 말고 분명히 밝혀야 합니다.

스케일업은 공정 윈도우 전체를 재현하는 일입니다

스프레이, 딥, 블레이드, 스크린 코팅은 이미 널리 쓰이는 대면적 공법입니다. 2D 잉크를 위해 반드시 완전히 새로운 공장 구조가 필요한 것은 아니라는 점에서 고무적입니다. 더 어려운 과제는 배치마다 공정 윈도우를 일정하게 관리하는 일입니다.

플레이크 크기 분포는 침강과 접합부 밀도를 바꿉니다. 점도는 스프레이 미립화, 스크린 전사, 막의 레벨링에 영향을 줍니다. 기재의 젖음성은 직물의 마감 처리나 폴리머 표면 처리에 따라 달라집니다. 주변 산소는 맥신 분산액을 위협합니다. 건조 속도에 따라 네트워크가 고정되기 전에 판상 입자와 첨가제가 이동할 수 있습니다. 작은 시편에서 잘 되던 배합도 롤 단위의 직물이나 넓은 시트에서는 다르게 동작할 수 있습니다.

리뷰는 대량 생산이 가능한 코팅 공법과 산업적으로 완성된 소자 사이에 간극이 있다는 점도 지적합니다. 실험실 시연품에는 봉지와 패키징이 빠져 있는 경우가 많고, 성능 시험도 표준화되어 있지 않습니다. 실제 용도는 굽힘, 늘어남, 습기, 세탁, 반복 사이클 상태에서 동작하는 것인데도, 전기 시험은 이완 상태에서 하고 굽힘은 별도의 시연으로만 보여주는 경우도 있습니다.

이는 '최고의 잉크'가 무엇을 의미해야 하는지를 바꿉니다. 최고의 잉크는 초기 전도도가 가장 높은 배합이 아닙니다. 코팅, 변환, 통합, 보관, 사용, 폐기에 이르는 전 과정에서 허용 가능한 비용과 리스크로 사양을 유지하는 배합입니다.

더 나은 선택 순서

소재부터 보는 좁은 시야는 선택 순서를 반대로 뒤집어서 피할 수 있습니다.

권장 선택 절차

먼저 사용 형상과 수명을 정하십시오. 평평한 시트인지, 직물인지, 폼인지, 반복적인 변형이 가해지는지 아니면 대부분 정적인 상태로 쓰이는지, 보호된 내부 환경인지 노출된 환경인지를 확인합니다. 다음으로 양산 규모에서 해당 표면까지 도달할 수 있는 코팅 기법을 선택합니다. 이어서 허용 가능한 용매, 온도, 후처리 공정을 정의합니다. 그다음에야 이 조건을 만족할 수 있는 2D 소재와 첨가제를 고릅니다.

이 순서를 따르면, 성숙한 공급망과 탄소 계열 최고 수준의 전도도가 분산 기술에 대한 투자를 정당화할 때는 GNP가 선택될 수 있습니다. 수계 코팅과 표면 호환성이 환원 비용보다 중요할 때는 GO에서 rGO로 가는 경로가 유리할 수 있습니다. 첨가제 없는 수계 공정과 높은 전도도가 결정적인 요소라면, 산화와 공급 규모의 제약을 관리할 수 있다는 전제하에 Ti3C2Tx가 답이 될 수 있습니다.

모든 장점은 공정의 다른 어딘가에 그 대가를 청구하기 때문에, 보편적인 최강자는 존재하지 않습니다.

2D 전도성 잉크와 코팅 공정에 관한 FAQ

Q: 그래핀 나노플레이트렛을 물에 배합하기 어려운 이유는 무엇입니까?

대부분 흑연질인 표면이 본래 물과 잘 어울리지 않기 때문에, 크기나 표면 화학이 분산을 돕거나 잉크에 적절한 용매, 계면활성제, 바인더가 포함되지 않으면 플레이크가 뭉치기 쉽습니다. 이러한 첨가제는 안정성과 코팅 특성을 개선할 수 있지만, 과도하게 사용하면 판상 입자 간의 전기적 접촉을 방해할 수 있습니다.

Q: 맥신 잉크는 물을 사용할 수 있으니 자동으로 더 지속 가능한 것입니까?

그렇지 않습니다. 수계 증착은 분명 가치가 있지만, 제대로 된 평가에는 원료 단계의 식각 화학, 소재 수율, 저온 또는 불활성 분위기 보관, 산화로 인한 폐기물, 건조 에너지, 첨가제, 소자 수명, 폐기 단계가 모두 포함되어야 합니다. 검토된 맥신 문헌에서도 환경 및 독성에 관한 중요한 질문들이 아직 해결되지 않은 상태였습니다.

Q: 플렉서블 전자기기에 가장 적합한 코팅 방식은 무엇입니까?

기재 형상과 잉크의 건조 특성에 따라 달라집니다. 스프레이 코팅이나 블레이드 코팅은 비교적 평평한 시트와 두께가 제어된 막에 적합하고, 딥 코팅은 직물과 폼의 섬유와 기공까지 자연스럽게 닿습니다. 가장 좋은 방식은 기재의 열적·화학적 한계 안에서 균일하고 내구성 있는 전도성 네트워크를 만들어내는 방식입니다.

결론: 2D 전도성 잉크와 코팅 공정 매칭하기

전도성 2D 코팅은 근본적으로 매칭의 문제입니다. 그래핀 나노플레이트렛이든, 산화 그래핀이든, 맥신이든 모든 상황에서 이기는 단일 소재는 없습니다. 플레이크의 화학적 특성, 배합, 기재 형상, 증착 방식, 후처리, 최종 용도 요건을 하나의 통합된 시스템으로 설계할 때 비로소 올바른 선택이 드러납니다. 소재보다 사용 환경과 코팅 공정을 먼저 정하면, 한 가지 파라미터만 최적화하다가 제조 체인의 다른 곳에서 더 큰 문제를 만드는 함정을 피할 수 있습니다.

지속적인 성장