일반적인 웨이브 솔더링 결함을 해결하는 방법
1 분
- 파형 납땜 결함
- 기공(Voids)
- 납땜 플래그
- 냉납
- 납땜 접합부의 브리지 또는 쇼트
파형 납땜 결함
파형 납땜 공정은 PCBA(인쇄 회로기판 조립)에서 결함을 주로 유발하는 공정입니다. 이 공정은 전체 PCBA 조립 과정에서 최대 50%까지 결함율을 발생시킬 수 있습니다. 파형 납땜은 특히 관통형 부품(회로 기판에 뚫린 구멍에 리드가 삽입되는 부품)에 가장 적합합니다.
다음은 파형 납땜 공정에서 흔히 발생하는 문제와 그 해결책입니다 :
불완전한 납땜
전자 부품의 납땜 과정에서 납이 납땜 포인트에 제대로 부착되지 않을 경우 불완전한 납땜이 발생할 수 있습니다. 이는 약한 납땜 접합부나 간헐적인 접촉 문제를 일으킬 수 있습니다. 납땜 결함은 적절하지 않은 납땜 온도, 부족한 플럭스, 불충분한 납땜 시간, 오염된 납땜 표면 등 여러 요인에 의해 발생할 수 있습니다. 이러한 납땜 문제를 예방하기 위해 다음과 같은 조치를 취할 수 있습니다:
- 납이 완전히 녹아 납땜 표면에 효과적으로 젖게 하려면 적절한 납땜 온도를 유지하십시오.
- 납땜 표면에 잘 부착되도록 적절한 양의 플럭스를 사용하십시오.
- 납땜 시간이 충분하되 너무 짧지 않도록 조절하십시오.
- 납땜 전에 납땜할 표면을 깨끗이 청소하여 오염이 없도록 하십시오.
- 정기적으로 납땜 품질을 점검하고 약한 접합부와 같은 문제를 즉시 찾아내어 수리하십시오.
기공(Voids)
웨이브 납땜 및 수작업 납땜에서는 가스 방출 문제가 흔하게 발생합니다. 기공은 용접 접합부에 생기는 가스 구멍을 의미합니다. 기공의 형성은 납땜 표면에 있는 산화물, 기름, 불순물과 관련이 있을 수 있으며, 납땜 과정 중 발생하는 가스 방출로 인해 생길 수도 있습니다. 이러한 기공은 접합부 표면에 작은 구멍이나 더 큰 공동 형태로 나타날 수 있습니다.
통과 구멍에서는 적절한 구리 도금 두께가 매우 중요하며, 구멍 벽 표면에는 최소 25µm의 구리가 도금되어야 합니다. 또한, 납땜 표면이 깨끗하며 산화물, 기름, 불순물이 없어야 합니다. 가스 생성을 줄이고 축적을 방지하기 위해, 납땜 온도와 납땜 플로우과 같은 납땜 매개변수를 조정해야 합니다. 이러한 방법을 통해 기공 문제가 효과적으로 감소되고, 납땜의 품질과 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
과도한 납 사용
납땜을 처음 접하는 초보자들은 더 많은 납을 사용하는 것이 좋다고 생각하지만, 과도한 납 사용은 부품 단자와 핀이 납에 잠기거나, 납땜 접합부에 둥글고 볼록한 기포가 생길 수 있습니다. 이러한 문제의 원인으로는 지나치게 길게 돌출된 리드, 플럭스 부족, 과도한 솔더 드래, 부적절한 노즐 스트리핑 동작 등 있습니다.
과도한 땜납은 일반적으로 뜨거운 다리미 끝을 사용하여 제거할 수 있습니다. 극단적인 경우에는 납땜 추출기나 납땜 심지도 도움이 될 수 있습니다.
납땜 플래그
납땜 조인트 팁은 납땜 과정 중에 나타나는 납땜 조인트의 비정상적인 모양을 의미하며, 날카롭거나 돌출된 형태를 가질 수 있습니다. 잘라낸 후, 납땜 조인트 팁은 부품 리드와 전체적으로 일치해야 하며, PCB를 2mm 이상 넘지 않아야 합니다.
납땜 팁 도금 문제의 주요 원인으로는 납땜 인두 팁이 잘못된 방향으로 납땜 조인트를 떠나는 것, 납땜 인두를 너무 천천히 이동시키는 것, 불량한 납땜재, 납땜재 내 과도한 불순물, 그리고 너무 낮은 온도에서 납땜하는 것이 있습니다. 이로 인해 발생하는 결과로는 외관 불량과 브리징 가능성이 있으며, 고전압 회로에서는 팁 방전이 일어날 수도 있습니다.
납땜 조인트의 날카로움을 방지하기 위해서는 납땜 과정에서 각도, 속도, 온도를 정확하게 제어하고, 고품질 납땜재를 선택하며, 납땜 장비가 정상적으로 작동하는지 확인하는 것이 중요합니다. 올바른 납땜 작업과 철저한 품질 관리를 통해 납땜 조인트의 날카로움 발생을 효과적으로 줄일 수 있으며, 이를 통해 납땜의 품질과 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
냉납
냉납은 납땜 불량이라고도 불립니다. 납땜 접합부의 표면이 불규칙한 자국과 울퉁불퉁함을 나타냅니다. 납땜 불량은 일시적 접촉 불량과 동일한 현상을 보입니다. 제조 과정에서는 이를 완전히 식별하기 어렵기 때문에 제품을 사용 중에 발견되는 경우가 많습니다. 사용자가 이를 발견하기까지는 며칠에서 몇 달, 혹은 몇 년이 걸릴 수 있습니다. 이러한 문제는 심각한 부정적인 영향을 미치며, 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다. 냉납은 강도가 낮아 전도성이 좋지 않기 때문입니다.
● 냉각 중에 체인이 진동하거나 외부 힘에 의해 영향을 받아 납땜이 불량해질 수 있습니다.
● 납땜 온도가 너무 낮거나 체인 속도가 너무 빠르면, 용융된 납땜의 점도가 너무 높아져 납땜 접합부 표면에 주름이 생길 수 있습니다.
● 차가운 납땜 접합부를 수리하려면, 뜨거운 납땜 인두로 접합부를 다시 가열하여 납이 흐르도록 하면 됩니다.
납땜 접합부의 브리지 또는 쇼트
납땜 접합부의 브리징은 파형 납땜에서 흔히 발생하는 결함입니다. 이는 부품 핀이 너무 가까이 배치되었거나, 파형이 불안정한 경우에 발생할 수 있습니다. 가능한 원인으로는 납땜 온도가 너무 낮게 설정된 경우, 납땜 시간이 너무 짧은 경우, 납땜 후 온도가 너무 빨리 떨어지는 경우, 그리고 플럭스의 분사량이 너무 적은 경우가 있습니다.
이런 경우에는 파형을 확인하고 납땜 좌표가 정확한지 확인해야 합니다. 이는 납땜 온도나 예열 온도를 높이거나, 납땜 시간을 연장하거나, 냉각 시간을 늘리거나, 플럭스 분사량을 증가시키는 방법들로 개선할 수 있습니다.
지속적인 성장
전자 솔더 플럭스: 용도, 해결하는 결함 및 모범 사례
전자 제품 분야에서 회로 기판의 신뢰성과 성능은 무엇보다 중요합니다. 이러한 기판의 품질에 영향을 미치는 중요한 요소 중 하나는 전자 솔더 플럭스의 사용입니다. 이 글에서는 회로 기판 조립에서 전자 솔더 플럭스의 역할에 대한 포괄적인 소개를 제공하며, 정의, 이점, 적용 방법, 일반적인 문제와 해결책, 그리고 프로젝트에 적합한 플럭스를 선택하는 지침을 탐구합니다. 전자 솔더 플럭스란 무엇입니까? 전자 솔더 플럭스는 솔더링 공정 중에 접합할 금속 표면을 세척하고 준비하는 데 사용되는 화학제입니다. 전자 솔더 플럭스의 주요 목적은 표면에서 산화물 및 기타 오염 물질을 제거하여 강력하고 신뢰할 수 있는 솔더 조인트를 보장하는 것입니다. 전자 솔더 플럭스에는 로진 기반, 수용성, 무세척 플럭스 등 여러 유형이 있으며, 각각 다른 용도와 환경에 적합합니다. 로진 기반 플럭스는 전통적인 솔더링에 널리 사용되며 산화물을 제거하는 데 탁월한 성능을 제공합니다. 반면 수용성 플럭스는 솔더링 후 쉬운 세척이라는......
회로 기판에 가장 좋은 납
소개 솔더링은 전자 분야에서 필수적인 기술로, 회로 기판에 안정적인 전기적 연결을 만드는 데 매우 중요합니다. 올바른 솔더 유형을 선택하고 솔더링 품질에 영향을 미치는 다양한 요소를 이해하는 것은 내구성 있고 효율적인 결과를 얻는 데 필수입니다. 이 글에서는 회로 기판에 가장 적합한 솔더에 대해 솔더 유형, 솔더링 기법, 그리고 온도 제어, 플럭스 유형, 환경 영향 등 주요 고려 사항을 중심으로 알아보겠습니다. 솔더 유형 회로 기판 솔더링에는 여러 가지 솔더 유형이 있으며, 각각 고유한 특성과 용도가 있습니다: ⦁ 납 기반 솔더: 전통적으로 주석과 납으로 구성된 납 기반 솔더는 낮은 융점과 뛰어난 전기 전도성 덕분에 널리 사용되었습니다. 그러나 납 사용은 환경 및 건강 위험을 초래합니다. ⦁ 무연 솔더: RoHS(유해물질 제한 지침) 규정이 도입되면서 무연 솔더는 많은 지역에서 표준이 되었습니다. 무연 솔더는 일반적으로 주석, 구리, 은을 포함하며, 좋은 전기 전도성과 신뢰성을 갖춘 더 안전한......
리플로우 솔더링의 과제와 해결책
리플로우 납땜은 SMT PCB 조립에서 널리 사용되는 기술로, 정확한 부품 배치, 우수한 납땜 접합 품질, 그리고 생산 효율성 향상 등 여러 가지 장점을 제공합니다. 그러나, 다른 제조 공정과 마찬가지로 리플로우 납땜에도 고유한 도전 과제가 존재합니다. 이제 리플로우 납땜의 일반적인 문제점을 살펴보고, 이를 해결하기 위한 효과적인 해결책을 논의해 보겠습니다. 이러한 문제점을 이해하고 적절한 해결책을 적용하면, 신뢰성 있고 높은 품질의 납땜 접합을 가진 고품질 PCB 조립을 달성할 수 있습니다. 리플로우 납땜의 일반적인 문제 리플로우 납땜에서 자주 발생하는 문제 중 하나는 납땜 브리징으로, 이는 과도한 납땜물이 인접한 부품이나 패드 사이에 의도하지 않은 연결을 형성할 때 발생합니다. 이로 인해 단락 회로가 발생하고 조립된 보드가 오작동할 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해, 적절한 스텐실 설계와 납땜 페이스트 양의 최적화를 통해 PCB 납땜 패드에 정확한 양의 납이 도포되도록 조정하고 브리지......
PCB 조립에서 솔더 페이스트와 플럭스의 역할
전자 회로를 작동 가능한 장치로 전환하는 제조 과정은 PCB 조립에 크게 의존합니다. 이 과정에서 플럭스와 납땜 페이스트는 필수적인 요소입니다. 전자 기기 애호가, 엔지니어, 학생 또는 전문가로서 플럭스와 납땜 페이스트의 역할을 이해하고, 이들이 PCB 조립의 성공에 어떻게 기여하는지 잘 알아야 합니다. 납땜 페이스트란 무엇인가? 납땜 페이스트는 PCB 조립에서 전자 부품을 회로 기판에 부착하는 데 필수 재료입니다. 이는 미세한 납땜 합금 분말과 플럭스의 혼합물로 구성됩니다. 납땜 합금은 일반적으로 주석과 납의 조합이나 무연 대체물로 이루어져 있습니다. 납땜 페이스트의 플럭스는 금속 표면의 산화를 제거하고 강하고 신뢰성 있는 납땜 접합을 형성하도록 돕습니다. 납땜 페이스트는 부품을 부착하는 매체를 제공함으로써 조립 과정에서 중요한 역할을 합니다. 이는 리플로우 납땜 과정 동안 부품이 제자리에 고정되도록 임시 접착제 역할을 합니다. 또한 납땜 페이스트는 납땜 접합이 적절하게 습윤되고 결합되도록 ......
PCB 조립에서 리플로우 납땜과 웨이브 납땜의 차이점 탐구
PCB 조립 과정에서는 웨이브 솔더링과 리플로우 솔더링이 일반적인 두 가지 납땜 공정입니다. 하지만 특정 상황에 따라 적합한 납땜 방법이 달라집니다. 이 두 납땜 공정의 차이점은 무엇인가요? 웨이브 납땜의 원리와 응용 웨이브 납땜은 주로 관통형 소자(THD)를 납땜하는 데 사용되는 일괄 처리 PCB 납땜 공정입니다. 웨이브 납땜 공정은 플럭스 분사, 예비 코팅, 웨이브 납땜, 그리고 냉각의 네 단계로 구성됩니다. 1. 플럭스는 주로 기판에서 산화물을 제거하는 역할을 합니다. 이를 통해 표면 장력이 낮아지고, 열 전달이 향상되며, 납땜 과정이 더 원활하게 진행됩니다. 2. 예열 : PCB는 예열 채널을 통해 이동하면서 플럭스가 활성화됩니다. 3. 웨이브 납땜 : 온도가 상승하면 납땜 페이스트가 액체로 변하여 웨이브를 형성하고, 이 웨이브를 통해 부품이 기판에 견고하게 접합됩니다. 4. 냉각 : 웨이브 납땜 공정은 온도 곡선을 따릅니다. 웨이브 납땜 단계에서 온도가 최고점에 도달한 후, 냉각 구역......
스루홀 및 표면 마운트 기술
회로 기판 설계에 대한 종합 비교 회로 기판 설계 시 올바른 구성 요소를 선택하면 장치의 전반적인 성능과 기능에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 회로 기판 설계에 일반적으로 사용되는 두 가지 유형의 전자 부품은 스루홀 부품과 표면 실장 부품입니다. 간략한 기사에서는 회로 기판 설계의 장점과 단점에 중점을 두고 이 두 가지 유형의 구성 요소의 장점과 단점을 강조하겠습니다. 참고 : 이 두 기술을 JLCPCB에서 조립할 수 있습니다. 수루홀 부품 수루형 부품은 인쇄 회로 기판(PCB)에 뚫린 구멍을 통해 부품의 리드가 삽입되어 회로의 구리 배선과 연결되는 방식으로 이름이 붙여졌습니다. 이러한 부품의 리드선은 PCB의 구멍을 통과하여 반대쪽에서 납땜됩니다. 스루홀 부품의 장점 내구성: 스루홀 구성 요소는 보드의 넓은 표면을 차지하는 리드 연결로 인해 진동과 충격에 더 강하므로 더 높은 수준의 내구성을 갖습니다. 따라서 항공우주 산업과 같이 견고성이 요구되는 응용 분야에 이상적입니다. 신뢰성: 스루홀 ......