This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

미니 드론 PCB 사례 연구: JLCPCB가 고밀도 SMT 및 양면 실장(PCBA) 과제를 해결한 방법

최초 게시일 Dec 30, 2025, 업데이트 되였습니다. Mar 30, 2026

2 분

무인 항공기(UAV) 분야가 빠르게 발전하면서 엔지니어링 과제도 변화하고 있습니다. 시장은 이제 단순히 더 작고 가벼운 드론이 아닌, 더 작고, 가벼우며, 더 스마트한 시스템을 요구합니다. 이는 중요한 엔지니어링 딜레마를 제기합니다. 무게와 비용 제한을 충족할 만큼 작아야 하는 PCB에 AI 기반 비행, 고화질 영상, 충분한 데이터 로깅과 같은 첨단 기능을 어떻게 탑재할 수 있을까요?

이 사례 연구는 IoT 및 전자 설계를 전문으로 하는 한 임베디드 시스템 개발자가 이 정확한 문제에 어떻게 접근했는지 살펴봅니다. 목표는 미니 10x10cm PCB 위에 단일의 정교한 비행 컨트롤러를 설계 및 제조하는 것이었습니다.

프로젝트의 실현 가능성을 높이기 위해, 보드는 2층으로 제한되고 드론의 프레임으로 커스텀 가공되어 무게와 비용이 최적화되었습니다. 이 까다로운 제약 조건은 복잡한 양면 표면실장(SMT) 공정이 필요한 극한의 기능적 집적도와 고속 신호 배선의 미세한 물리적 균형을 동시에 요구했습니다.

프로젝트의 성공은 훌륭한 설계뿐만 아니라, 인쇄회로기판 조립(PCBA) 및 정밀한 표면실장(SMD) 부품 조달과 관련된 위험을 줄일 수 있는 제조 전략에 달려 있었습니다.


프로젝트 개요: 미니 PCB 비행 컨트롤러

프로젝트의 핵심은 컴팩트한 쿼드콥터의 "올인원" 두뇌이자 파워 시스템으로 설계된 단일 PCB였습니다. 강력한 마이크로컨트롤러와 완전한 SMD 센서 및 주변 장치로 구성된 야심 찬 부품 선택이 이루어졌습니다:

  • 중앙 프로세서(MCU): 에스프레시프 ESP32-S3 N16R2 모듈. 강력한 듀얼 코어 프로세서, 통합 2.4GHz Wi-Fi 및 블루투스 5(LE), 네이티브 USB OTG 지원으로 인해 모든 연산, 통신 및 에지 AI 처리를 위한 허브로 최적이었습니다.
  • 이미징: 24핀 FPC 커넥터로 연결된 OV2640 카메라 모듈. 비용 효율성과 우수한 화질로 선택되었으며, FPV 비행 및 향후 컴퓨터 비전 응용에 핵심적입니다.
  • 안정화: MPU-6050 자이로/가속도계(IMU). 제어된 비행에 필수적인 중요한 방향 및 안정성 피드백을 제공하는 6축 센서입니다.
  • 데이터 로깅: 고속 SD-MMC 인터페이스(TF-Push 카드 슬롯). 고대역폭 비행 데이터와 캡처한 이미지를 로컬에 기록하는 중요한 기능으로, 속도가 느린 SPI 기반 SD 카드 솔루션에서 한 단계 업그레이드된 부분입니다.

도전 과제: 고밀도 & 고속 PCB

2층 PCB는 단순한 프로젝트의 표준이지만, 고속, 고밀도 설계를 다룰 때는 극한의 엔지니어링 도전이 됩니다. 개발자는 세 가지 주요 기술적 장벽에 직면했습니다.

#도전 1: 극한의 부품 집적도 & 양면 표면실장 기술(SMT)

100x100mm의 최대 크기는 단순한 정사각형이 아니었습니다. 보드는 모터 장착용 커트아웃이 있는 복잡한 "드론 프레임" 모양으로 가공되었습니다. 이로 인해 사용 가능한 표면적이 급격히 줄어들어 집적도 문제가 증폭되었습니다. 모든 기능을 수용하기 위해 양면 PCB 실장 공정이 필수적이었습니다.

  • 탑 사이드: 핵심 연산 요소(ESP32, IMU) 및 전체 전원 관리 서브시스템(충전 IC, 레귤레이터 등)이 배치되었습니다.
  • 바텀 사이드: 고속 커넥터(카메라, SD 카드)가 밀집되어 있었습니다.

이렇게 복잡한 형태의 보드에 31개 라인의 70개 이상의 SMD 부품을 적용한 고밀도 양면 SMT 방식은, 파인 피치 패키지(QFN, SOT-23-6)와 다수의 0402 패시브 SMD로 인해 전문 SMT 실장이 필수적이었습니다.

#도전 2: 2층 PCB에서의 고속 신호 배선

수많은 고속 인터페이스의 배선은 이 프로젝트에서 극복해야 할 가장 중요한 기술적 장벽이었습니다.

  • 병렬 버스 배선: SD-MMC(4비트) 및 OV2640 카메라(8비트 병렬 DVP) 인터페이스는 단순한 직렬 버스가 아닙니다. 신호 스큐(트레이스 길이 불일치)와 노이즈에 매우 민감한 클록을 가진 고속 병렬 버스로 동작합니다.
  • 배선 밀도와 크로스토크: 2층 보드에서 이러한 민감한 신호 트레이스는 서로 가까이 배선되어야 할 뿐만 아니라, 가장 중요한 것은 고전류 모터 트레이스 및 스위칭 전원 라인과도 근접하게 배치될 수밖에 없습니다. 이로 인해 데이터 손상, 카메라 화면의 노이즈, SD 카드 오류를 빠르게 일으킬 수 있는 노이즈 주입 및 크로스토크의 잠재적 위험이 매우 높아집니다.

#도전 3: 전원 분배

이 PCB는 정교한 전원 분배 보드(PDB) 로 기능하도록 설계되었습니다. 리포 배터리에서 보호 IC를 거쳐 충전기로, 그리고 세 개의 독립적인 저잡음 전압 레귤레이터로 전원을 공급하는 역할을 했습니다.

보드는 모터 제어 MOSFET에서 8520 코어리스 모터로 고전류 펄스를 전달합니다. 2층 기판의 특성상, 이러한 고전류 트레이스가 카메라와 MCU에 전원을 공급하는 인접한 민감한 아날로그 전원 라인에 유도될 가능성이 있어 최종 PCBA의 불안정성을 초래할 수 있었습니다.

PCB 설계 및 고밀도 SMD 배치가 완료된 전체 회로도 - PCB 조립용


JLCPCB 솔루션: 통합 PCB 실장 및 재고 부품 생태계

제조 공정의 위험을 완화하기 위해 개발자는 전통적인 PCB 제조만 하는 생산 모델에서 완전히 통합된 PCB 제조 및 실장 생태계로 전환했습니다.

이러한 도전 과제를 해결하기 위해 JLCPCB의 통합 PCB 제조 및 양면 SMT 실장 서비스가 선택되었습니다.

보드 양면에 파인 피치 SMD 부품의 안정적인 납땜을 달성한다는 주요 관심사는 JLCPCB의 고급 PCB 실장 서비스를 통해 빠르게 해결되었습니다.

이 프로젝트의 핵심 동인은 JLCPCB 재고 부품 라이브러리였으며, 이는 설계 및 생산 워크플로우에 결정적으로 중요했습니다. 엔지니어는 JLCPCB 데이터베이스에서 재고로 확인되고 정확한 부품 번호가 참조되는 SMD 부품을 중심으로 보드를 완전히 설계했습니다. 이 결정은 근본적으로 프로젝트의 물류를 단순화하고 공급 연속성을 보장했습니다.

특히, 이 라이브러리에는 ESP32-S3 모듈뿐만 아니라 전체 SMT 기반 부품 목록(BOM) 이 포함되어 있었습니다. 개발자는 ESP32-S3부터 0402 저항까지 모든 31종의 고유 SMD 부품을 JLCPCB의 중앙 재고에서 조달했습니다. 이러한 통합 접근 방식은 BOM 호환성, 부품 가용성, 단일 공급업체를 통한 원활한 PCB 실장을 보장했습니다.


DFM에서 PCBA까지: SMT 실장 공정에 대한 기술적 심층 분석

이 프로젝트는 성공적인 PCBA 결과를 달성하는 데 중요한 현대적인 "DFM-퍼스트"(생산성을 고려한 설계) 워크플로우의 사례입니다.

#1 재고 부품 라이브러리를 활용한 생산성 고려 설계(DFM)

설계 과정은 매우 반복적이었습니다. 먼저 회로도를 완성한 후 부품을 찾는 대신, 개발자는 설계 단계 전반에 걸쳐 EDA 소프트웨어 옆에 JLCPCB 부품 라이브러리를 열어 두고 작업했습니다.

3.3V LDO 레귤레이터부터 배터리 보호 IC까지 각 필수 SMD 부품은 JLCPCB 라이브러리에서 직접 선택되었습니다. 재고 있는 부품만 선정되었으며, 정확한 부품 번호와 풋프린트가 회로도에 삽입되었습니다.

이러한 선제적 접근 방식은 배선을 시작하기도 전에 부품 목록(BOM) 및 부품 배치 목록(CPL)이 JLCPCB의 SMT 실장 라인과 완전히 호환되도록 보장했습니다. 결과적으로 개발자는 빠른 PCBA 프로토타이핑을 방해하는 일반적인 "부품을 찾을 수 없음" 오류 및 조달 지연을 효과적으로 피할 수 있었습니다.

#2 보드 사양 및 고속 PCB 레이아웃

최종 2층 보드 설계는 JLCPCB의 제조 정밀도에 의존하여 까다로운 고속 배선을 구현했습니다.

항목사양목적 / 도전 과제
보드 크기100mm x 100mm컴팩트한 드론 프레임
레이어2층비용/무게 최적화; 고속 배선 과제
재질FR-4표준적, 신뢰성 높음, 강함
고속 배선예 (병렬 버스)2층 보드에서 SD-MMC/카메라 구동에 필수; 배선 밀도 관리
표면 처리ENIG (무전해 니켈 금 도금)파인 피치 SMD 부품용 평탄도 확보
SMT 서비스JLCPCB SMT 서비스70개 이상 모든 SMD 부품의 양면(2측) SMT 실장

ENIG 표면 처리를 사용하기로 한 결정은 의도적이었습니다. QFN과 같은 파인 피치 SMD 패키지를 포함하는 회로 기판의 경우, ENIG는 완전히 평평하고 무연 표면을 제공합니다.

이는 HASL보다 우수한 선택으로, 솔더 브리징을 최소화하고 리플로우 공정 중 무연 소자의 모든 패드에 안정적인 솔더 접합을 보장합니다.

#3 JLCPCB가 조달 및 실장한 주요 부품

광범위한 부품 라이브러리 덕분에 이 "드론 온 어 칩" 시스템은 전체 SMT 부품 목록(BOM)을 포함하여 완전히 JLCPCB에서 조달 및 실장되었습니다.

사용된 고유 SMD 부품의 다양한 카테고리는 아래 표에 요약되어 있습니다.

부품 범주조달 및 실장된 주요 부품패키지 타입
마이크로컨트롤러ESP32-S3-WROOM-1-N16R2QFN
센서MPU-6050QFN-24
전원 관리TP4056, DW01A, FS8205AESOP-8, SOT-23-6
전압 레귤레이터XC6220B33IPR-G, ME621IC28, ME621IC15SOT-89-5, SOT-23-5
모터 제어SI2302A-TP (x4)SOT-23-3
커넥터TYPE-C 16PIN, ZX-0.5 FPC-24P, TF-PUSH 카드 슬롯SMT
패시브 소자10k, 1k, 100k, 5.1k, 1.2k, 100Ω 저항0402, 0603, 0805
커패시터10uF, 100nF, 2.2nF 커패시터0805, 0402, 0603
기타 주변 장치SMT 스위치, SMT LED, SMT 부저SMT

JLCPCB 거버 뷰어에 표시된, 모든 부품이 배치된 드론 PCB의 3D CAD 렌더링

#4 파인 피치 및 SOT 부품의 자동화 실장

두 개의 QFN 패키지, 여러 SOT-23-6 IC 및 수십 개의 0402 패시브 소자를 포함하여 70개 이상의 고유 SMT 부품을 특징으로 하는 설계에서, 수동 실장은 실행 가능한 옵션이 아니었습니다.

이 도전은 양면 SMT 실장 요구사항으로 인해 더욱 증폭되었습니다. 이는 보드의 각 측면에 대해 별도의 고정밀 솔더 페이스트 도포, 부품 배치, 리플로우 사이클이 필요함을 의미합니다.

고속 SMT 라인을 활용하는 JLCPCB의 자동화된 PCB 실장 서비스는 이러한 복잡성에 필수적이었습니다. 이 공정에는 정밀한 솔더 페이스트 스텐실링, 모든 SMD에 대한 고속 픽 앤 플레이스(PNP), 그리고 보드 양측 모두에 대해 수행되는 다중 구역 리플로우 오븐이 포함됩니다.

이 PCB 실장 서비스는 SMT 실장 실패의 위험을 완화시켜, 개발자가 수동으로 납땜해야 할 부분은 단순한 4개의 스루홀 헤더만 남겼습니다.

JLCPCB PCB 조립 서비스를 통해 물리적으로 실장된 완성 보드


결과: 완벽히 작동하는 비행 컨트롤러

놀랍게도 개발자는 복잡한 주문에도 불구하고 단 7일 만에 테스트 준비가 완료된 5개의 완전 실장된 양면 SMT 보드를 받을 수 있었습니다.

중요한 순간은 초기 전원 인가 시점이었습니다. 엔지니어는 각 서브시스템을 체계적으로 테스트했습니다:

1. 제조 정밀도: 복잡한 "드론 프레임" PCB 형태가 CAD 파일과 정확히 일치하며 완벽하게 가공되었습니다. 결정적으로, 이 비사각형 보드에서 양면 SMT 실장이 완벽하게 정렬되어 있었습니다.

2. 전원 시스템: 세 개의 전원 레일(3.3V, 2.8V, 1.5V) 모두 안정적이고 정확하게 측정되었습니다. 보드 하단의 복잡한 충전 및 보호 시스템도 설계대로 작동했습니다.

3. 코어 시스템: ESP32-S3가 성공적으로 부팅되었으며, MPU-6050이 I2C 버스에서 즉시 감지되었습니다.

결정적인 성공: 프로젝트의 가장 큰 위험 요소였던 고속 인터페이스가 첫 번째 리비전에서 작동했습니다. SD-MMC 인터페이스(TF 카드 슬롯)는 최대 정격 속도로 초기화 및 동작하여 고속 데이터 로깅이 가능해졌습니다. OV2640 카메라(FPC 커넥터)는 노이즈나 데이터 손상 없이 선명한 비디오를 스트리밍했습니다.

JLCPCB의 PCBA 서비스를 활용함으로써 개발자는 수동 SMT 실장과 관련된 전체 하드웨어 디버깅 단계를 건너뛰고, 개봉에서 고수준 펌웨어 작성 단계로 직접 이동할 수 있었습니다.


고객 피드백

엔지니어의 피드백은 복잡한 프로젝트를 위한 통합 PCBA 생태계의 가치를 강조합니다.

"신속한 납기는 게임 체인저였습니다. 복잡한 양면 PCBA 주문임에도 약 일주일 만에 완성된 보드를 손에 넣을 수 있었습니다. 이 속도는 신속한 프로토타이핑에 매우 중요합니다."

"PCBA 품질은 완벽했습니다. 특히 QFN 및 0402 패시브와 같은 파인 피치 SMD 부품을 양면에 실장하는 경우, 오류 가능성이 높습니다. 이는 복잡한 '드론 프레임' 형태에서는 더 큰 위험이었죠. 제가 받은 보드에는 솔더 브리지나 조립 결함이 전혀 없었고, 가공도 정밀했습니다. 모든 고속 라인이 첫 번째 리비전에서 작동한 것은 이 정밀도의 증거입니다."

"JLCPCB의 재고 부품 덕분에 이 프로젝트가 가능했습니다. 모든 고유 SMD 부품과 전원 IC, 커넥터를 한 공급업체에서 공급받아 몇 주 분량의 물류 작업을 절약하고 전체 제작의 위험을 줄일 수 있었습니다."

비행 준비가 완료된, 완전히 조립된 10x10cm 미니 ESP32 드론 PCB


핵심 요약

이 사례 연구는 JLCPCB의 서비스가 어떻게 야심찬 복잡한 설계와 현실 세계의 기능적인 프로토타입 사이의 간격을 메우는지 보여줍니다. PCBA 서비스(양면 설계에서도 SMT 정밀도와 품질을 위해)와 방대한 재고 SMD 부품 라이브러리(물류 및 조달을 위해)를 활용함으로써, 엔지니어들은 밀집 고속 설계를 목표와 PCB 실장에 대한 확신을 가지고 수행할 수 있습니다.

이 프로젝트는 비용 효율적인 2층 PCB를 사용하더라도 안정적인 SMT 실장과 SMD 부품 조달이 절대적으로 실현 가능함을 입증합니다. 통합 워크플로우를 활용함으로써, 개발자들은 이제 하드웨어 PCBA 문제나 SMT 부품 조달의 물류를 걱정할 필요가 없습니다. 대신, 그들의 혁신적인 설계에 생명을 불어넣는 펌웨어와 시스템 코드 개발에 집중할 수 있습니다.

복잡한 PCBA 프로젝트를 시작할 준비가 되셨나요? 지금 바로 2층 PCB 및 완전 PCB 실장 서비스에 대한 견적을 받아보세요!


자주 묻는 질문(FAQ)

Q1: 이 미니 드론 PCB 프로젝트에서 SMT 실장에 ENIG 표면 처리가 필요한 이유는 무엇인가요?

표준 HASL은 더 경제적일 수 있지만, 표면이 고르지 않을 수 있습니다. 파인 피치 QFN 및 0402 SMD 부품을 사용하는 설계는 완벽하게 평평한 표면이 필요합니다. ENIG는 솔더 페이스트 스텐실이 평평하게 위치하도록 하여 솔더 브리징 가능성을 최소화하고, 리플로우 중 파인 피치 SMD 부품의 모든 패드에 신뢰할 수 있는 연결이 형성되도록 보장합니다.

Q2: 이 미니 드론 PCB 프로젝트에서 "DFM-퍼스트" 워크플로우는 실제로 무엇을 의미하나요?

이는 엔지니어의 첫 번째 단계가 회로도가 아닌 JLCPCB 부품 라이브러리 검색이었음을 의미합니다. 전체 전자 설계(회로도 및 레이아웃)는 처음부터 "재고 있음"으로 확인되고 실장 검증된 SMT 부품만 사용하도록 제한되었습니다. 이는 PCB 설계가 완료된 후 조달이 이루어지는 전통적인 워크플로우와 반대되는 방식입니다.

Q3: 양면 SMT 실장이 도전적인 이유는 무엇인가요?

양면 PCBA는 두 번의 완전한 실장 사이클(탑 사이드용, 바텀 사이드용)이 필요합니다. 이는 솔더 페이스트 도포를 두 번, 픽 앤 플레이스(PNP) 작업을 두 번, 그리고 두 번의 별도 리플로우 공정을 실행해야 함을 의미합니다.

도전은 두 번째 리플로우 관리에 있습니다: 첫 번째 사이클에서 이미 납땜된 부품들이 보드가 오븐을 두 번째로 통과할 때 다시 열에 노출됩니다. 엔지니어는 첫 번째 사이클에 실장된 부품들이 이동, 재용융 또는 열 손상을 입지 않도록 리플로우 프로파일, 부품 방향 및 배치를 신중하게 제어해야 합니다.

Q4: JLCPCB의 PCBA 서비스는 복잡한 형태(비사각형)의 보드를 처리할 수 있나요?

네, 가능합니다. 이 사례 연구에서 보여주듯이, 제조 서비스는 드론 프레임과 같은 복잡한 외곽선을 정밀하게 가공할 수 있습니다. SMT 실장 라인은 이러한 비사각형 보드를 단면 및 양면 PCBA 모두에 대해 처리하고 완벽하게 정렬할 수 있도록 설비되어 있습니다.

지속적인 성장