This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

JLCPCB 계산기 도구를 활용한 플렉시블 히터 설계 튜토리얼

최초 게시일 Feb 03, 2026, 업데이트 되였습니다. Feb 03, 2026

2 분

표목(TOC)
  • 소개
  • 전기 회로 설계
  • 재료 선택
  • 요약

이 튜토리얼은 JLCPCB의 플렉스 히터 커스터마이징 서비스를 위해 특별히 제작되었습니다. 복잡한 트레이스 설계 과정을 단순화해 주는 전용 계산기 도구를 제공하며, 성능 파라미터에 집중할 수 있도록 하고 엔지니어가 기술적 구현을 처리하도록 합니다.

여기를 클릭하여 Excel 파일을 다운로드하세요!

소개

이 글에서는 재료 선택과 전기 설계 관점에서 플렉스 히터를 설계하는 방법을 설명하겠습니다. 모든 전자 DIY 애호가들은 시중 제품에 약간 불만을 가지고 있고, 제품 파라미터에 대한 더 큰 자유를 원해 자신만의 디자인을 맞춤화하기를 바랍니다. 그러나 실제로 맞춤화를 시작하면 난관에 빠지기 쉽습니다. 전자 분야의 초보자든, 새로운 부품을 접한 경험 많은 메이커든, 다양한 파라미터 속에서 길을 잃고 각 파라미터의 역할이나 원하는 효과를 얻기 위해 어떻게 조정해야 할지 모를 수 있습니다.

다행히도 플렉스 히터는 지나치게 복잡한 부품은 아닙니다. 맞춤화 기회를 제공하지만, PCB 같은 더 기본적인 부품에 비해 훨씬 간단합니다. 이 단일 글에서 주요 설계 포인트를 모두 다룰 수 있습니다. 여기에서 다루는 플렉스 히터는 유연한 가열 필름을 특히 지칭하며, 가열된 수관 같은 다른 플렉시 가열 제품은 제외합니다.

전기 회로 설계

플렉스 히터의 핵심은 회로 트레이스 설계입니다. 기존 트레이스 설계는 저항 분포, 열 균일성, 트레이스 간격 등 많은 요소를 고려해야 해 초보자에게는 꽤 복잡합니다. 다행히 JLCPCB는 초보자들이 핵심 설계 파라미터를 계산할 수 있도록 특별히 계산기 도구를 설계하여 복잡한 트레이스 배치 작업을 우회할 수 있게 했습니다. 이는 성능 파라미터 설계에 집중할 수 있고, 구체적인 트레이스 구현은 전문 엔지니어가 처리할 수 있음을 의미합니다. 아래에서 이 계산기 도구를 사용하는 방법을 자세히 설명하겠습니다.

도구 인터페이스 개요

이 도구는 Excel 스프레드시트입니다(나중에 온라인 버전과 기타 형식도 출시할 예정입니다). 전체 스프레드시트는 기능적으로 세 가지 핵심 영역으로 나뉩니다:

Central calculation area, green cells require manual input, red parts show calculation results

중앙 계산 영역, 녹색 셀은 수동 입력이 필요하고 빨간색 부분은 계산 결과를 보여줍니다

Material parameter area, containing materials available for heating wires

재료 파라미터 영역, 가열선에 사용 가능한 재료들의 파라미터를 포함합니다

Calculation verification area, used to verify results from the central calculation area

계산 검증 영역, 중앙 계산 영역의 결과를 검증하는 데 사용됩니다

이 세 영역의 기능을 이해하는 것이 도구를 사용하는 핵심입니다. 간단히 말하면, 중앙 계산 영역이 주 작업 공간이고, 재료 파라미터 영역은 다양한 금속 재료의 물리적 파라미터를 참고용으로 제공하며, 계산 검증 영역은 설계의 정확성을 확인하는 데 도움을 줍니다.

단계별 설계 과정

1단계: 기본 파라미터 준비

먼저 중앙 계산 영역에 세 가지 기본 파라미터를 입력해야 합니다:

1. 가열 영역 길이

2. 가열 영역 너비

3. 목표 저항(저항 R)

길이와 너비는 가열이 필요한 영역에서 직접 측정할 수 있습니다. 정규 기하학적 형태가 아니라면 해당 영역을 덮는 직사각형으로 근사할 수 있습니다. 저항값은 프로젝트의 공급 전압과 전력 요구사항에 따라 계산해야 합니다. 예를 들어, 프로젝트가 12V 전원을 사용하고 14.4W의 전력을 원한다면, 공식 R = V²/P에 따라 저항을 10Ω로 설정해야 합니다.

예시에서 프로젝트의 가열 영역은 100mm × 100mm이고 목표 저항은 10Ω라고 가정합니다. 이미지에 표시된 대로 입력되어 있습니다.

2단계: 가열 재료 선택

다음으로 가열 금속 재료를 선택해야 합니다. 재료 파라미터 영역에서 주로 다음을 포함하는 여러 일반적인 재료의 파라미터를 볼 수 있습니다:

● 재료 두께

● 비저항

선택한 재료의 이 두 파라미터를 중앙 계산 영역에 입력합니다. 예시에서는 FeCrAl(철-크롬-알루미늄 합금)을 선택했습니다.

재료 선택의 기본 원칙:

● 목표 저항이 높은 경우(예: 수십 옴 이상), FeCrAl 같은 고비저항 재료 선택

● 목표 저항이 낮은 경우(예: 몇 옴), 구리 같은 저비저항 재료 선택

이렇게 하면 트레이스 설계가 더 합리적이고 너무 좁거나 너무 넓은 트레이스를 피할 수 있습니다.

3단계: 전선 그룹 수 설정

"Number of heating wire groups" 파라미터는 플렉스 히터의 병렬 회로 수를 나타냅니다. 이는 중요한 설계 변수입니다:

● 그룹이 많을수록 전체 도체 단면적이 증가하여 저항이 낮아집니다

● 그룹이 적을수록 저항이 높아지지만 트레이스 라우팅이 더 간단합니다

In this image, the Number of heating wire groups is 5, showing 5 circuit groups

이를 어떻게 설정할지 확신이 서지 않는다면 1로 시작하여 후속 계산 결과에 따라 조정하는 것이 좋습니다.

4단계: 반복적인 선폭 최적화

이는 전체 설계 과정에서 가장 중요한 단계입니다. "Assumed line width"에 초기값을 입력한 후 계산 결과를 관찰해야 합니다.

구체적인 절차:

1. "Assumed line width" 셀에 값을 입력합니다(소수점 한 자리를 유지하는 것이 좋습니다, 예: 0.5, 1.0 등)

2. Enter 키를 눌러 스프레드시트가 계산하도록 합니다

3. 계산 결과 영역의 "Line width" 파라미터를 관찰합니다

4. "Assumed line width"와 "Line width"의 차이를 비교합니다

최적화 목표: 이 두 값을 가능한 한 가깝게 만드는 것입니다. 차이가 2 이내일 때 허용 가능한 설계 결과입니다.

이 두 파라미터 간의 관계는 선형적이지 않으므로 여러 번 다른 값을 시도해야 합니다. 어떻게 조정해도 가깝게 만들 수 없다면 2단계나 3단계로 돌아가 재료를 변경하거나 전선 그룹 수를 조정해 보아야 합니다.

이 반복 과정은 몇 번의 시도가 필요할 수 있지만, 일반적으로 5번 이상의 시도 없이 적절한 파라미터 조합을 찾을 수 있습니다.

5단계: 설계 검증

가정된 선폭을 확인한 후, 계산 검증 영역에서 최종 검증을 수행하여 설계 정확성을 보장해야 합니다.

검증 단계:

1. 검증 영역에 "Resistivity"를 입력합니다 - 2단계에서 선택한 재료와 일치합니다

2. "Material thickness"를 입력합니다 - 재료 파라미터와도 일치합니다

3. 방금 계산한 "Assumed line width" 값을 "Line width"에 입력합니다

4. "Line length"에 실제 선 길이를 입력합니다. 실제 생산에서는 패드 위치나 트레이스 코너 등의 요인으로 선 길이가 약간 변할 수 있으므로 "Actual line length"를 입력해야 합니다

5. Enter 키를 누르고 계산된 저항값을 확인합니다

계산된 저항값이 중앙 계산 영역에 설정한 목표 저항과 일치하거나(또는 오차가 5% 이내), 축하합니다 - 이 설계는 실현 가능합니다! 이러한 파라미터를 엔지니어에게 제출하여 트레이스 설계와 생산을 진행할 수 있습니다.

검증 결과가 목표와 크게 다르다면 4단계로 돌아가 파라미터를 재조정하거나 입력 오류를 확인해야 합니다.

재료 선택

전기 설계를 완료한 후, 재료 선택에 대해 이야기해 보겠습니다. 많은 초보자들은 회로 설계만 올바르면 된다고 생각하여 재료 선택의 중요성을 간과하는 경향이 있습니다. 그러나 재료 선택은 플렉스 히터의 수명, 적용 시나리오, 안전 성능, 비용을 직접적으로 결정합니다. 동일한 전기 설계라도 재료가 다르면 최종 제품 성능이 극적으로 달라질 수 있습니다.

플렉스 히터의 가열 원리는 매우 간단합니다 - 저항 가열을 사용하며, 헤어드라이어나 공간 히터 등 일반 가전제품의 가열 모듈과 본질적으로 동일합니다. 그러나 이러한 가전제품의 저항선은 너무 두껍고 크며, 유연한 가열 요구를 충족할 만큼 얇거나 유연하지 않습니다. 따라서 우리는 더 높은 비저항과 더 나은 연성을 가진 금속 재료를 사용하여, 소량의 금속선으로 필요한 열을 생성하면서 필름의 유연성을 유지합니다.

완전한 플렉스 히터 제품은 다음 구성요소로 이루어져 있습니다:

1. 가열 저항선: 열을 제공하는 핵심 구성요소

2. 캡슐화 필름: 저항선을 감싸는 필름 재료로, 절연 보호와 구조적 지지를 제공합니다

3. 리드선: 외부 전원에 연결하는 도체

4. 온도 센서 (선택사항): 온도를 모니터링하고 제어합니다

5. 접착제 층: 일반적으로 3M 강력 양면 테이프로, 가열된 물체 표면에 고정하는 데 사용됩니다

이 구조를 기반으로, 플렉스 히터를 설계할 때 자유롭게 선택할 수 있는 세 가지 주요 구성요소 재료가 있습니다: 캡슐화 필름, 가열 저항선, 백킹 접착제. 이 재료들의 특성과 선택 권장사항을 하나씩 분석해 보겠습니다.

캡슐화 필름: 실리콘 vs PI

외관에서 가장 쉽게 식별할 수 있는 특징은 캡슐화 필름 재료입니다. 캡슐화 필름은 제품의 관뿐만 아니라, 더 중요하게는 플렉스 히터의 내온성, 기계적 강도, 유연성, 사용 시나리오에 직접적인 영향을 미칩니다. 따라서 사람들은 일반적으로 플렉스 히터 제품을 캡슐화 재료로 직접 이름 붙입니다, 예: PI 히터(폴리이미드 가열 필름)와 실리콘 히터.

시장에서 가장 일반적으로 사용되는 두 가지 캡슐화 재료는 실리콘과 PI (폴리이미드)입니다. 아래는 이 두 재료로 만든 플렉스 히터의 전형적인 파라미터 비교입니다:

속성PI 플렉스 히터실리콘 플렉스 히터
베이스 재료 두께0.09-0.27mm1.0-2.0mm (실리콘 층 포함)
빛 투과율50μm PI 필름: 60.2%25μm PI 필름: 70.6%0%
온도 범위-40~260℃ (장기 <150℃)-40~300℃ (장기 <200℃)
전압 범위3.7~220VAC 2000VDC1min 누설 ≤1mA1~380VAC 2500VDC1min 누설 ≤1mA
절연 저항≥100MΩ @DC 1000V≥500MΩ @DC 1500V
최대 전력 밀도1.0 W/cm²2.0 W/cm²
열 전도율0.2-0.35 W/(m·K)1.0-1.5 W/(m·K)
기계적 압축 강도≤50KG/cm²200KG/cm²≤, ≤350KG/cm²
전선 인장력≥100N≥100N
수명5년5년
솔더 조인트 인장력≥40N≥40N

이 비교표에서 두 재료의 차이점과 각각의 장점을 명확히 볼 수 있습니다:

PI 플렉스 히터 특징:

● 초박형 설계: 베이스 재료 두께가 0.09-0.27mm로, 실리콘 필름의 1/5~1/10에 불과하며, 다양한 복잡한 곡면에 쉽게 적응할 수 있습니다

● 우수한 빛 투과율: 50μm 두께의 PI 필름은 60% 이상의 빛 투과율을 달성할 수 있어, 투명성이 필요한 애플리케이션에 적합합니다

● 뛰어난 유연성: FPC(Flexible Printed Circuits) 가공 경험이 있다면 PI 재료에 익숙할 것입니다. 그 유연성이 매우 강해 반복적으로 구부려도 손상되지 않습니다

● 빠른 열 전도: 비교적 얇은 두께로 인해 더 빠른 열 전달과 빠른 온도 상승이 가능합니다

애플리케이션 시나리오: PI 플렉스 히터는 일반적으로 보호 하우징이 있는 정밀 장비에 사용됩니다, 예: 의료 기기(예: 혈액 보온기), 신에너지 자동차 배터리 팩의 가열 시스템, 마사지 기기의 가열 모듈, 실험실 기기 등. 이러한 애플리케이션 시나리오의 공통적인 특징은 플렉스 히터 자체가 가혹한 환경에 직접 노출되지 않으며, 하우징이 추가적인 물리적 보호를 제공한다는 것입니다.

실리콘 플렉스 히터 특징:

● 높은 압축 강도: 기계적 압축 강도가 200-350KG/cm²에 도달할 수 있으며, PI 필름의 4-7배로 매우 내구성이 있습니다

● 더 높은 온도 범위: 더 높은 순간 온도를 견딜 수 있으며, 극단적인 환경에서 더 신뢰할 수 있습니다

● 더 나은 절연 성능: 절연 저항이 500MΩ 이상에 도달하여 더 높은 안전성을 제공합니다

● 더 높은 전력 밀도: 2.0 W/cm²에 도달할 수 있으며, PI 필름의 두 배로, 빠른 고전력 가열이 필요한 애플리케이션에 적합합니다

애플리케이션 시나리오: 실리콘 플렉스 히터는 노출되거나 직접 접촉하는 시나리오에 자주 사용됩니다, 예: 파이프 동파 방지 가열, 탱크 가열, 실외 장비 가열, 식품 가공 등. 그 두꺼운 필름 층 자체가 충분한 보호를 제공하며, 외부 힘에 의해 쉽게 손상되지 않습니다.

선택 권장사항:

● 초박형, 유연한 설계가 필요하고 복잡한 표면에 적응할 수 있으며 보호 하우징이 있는 경우 PI 선택

● 직접 노출되거나 더 큰 압력과 가혹한 환경을 견뎌야 하는 경우 실리콘 선택

">● 고전력 밀도 가열 요구사항이 있는 경우 실리콘이 더 나은 선택입니다

● 비용 측면에서 PI 필름은 일반적으로 동등한 면적의 실리콘 필름보다 약간 더 비쌉니다

가열 금속선: 구리 / 스테인리스 스틸 / FeCrAl

가열 금속선은 플렉스 히터의 "심장"이며, 그 재료는 전기 성능을 직접적으로 결정합니다. 전기 설계 섹션에서 이미 이러한 재료의 파라미터를 접했습니다; 이제 그들의 특성에 대해 더 깊이 이해해 보겠습니다.

재료두께 (mm)비저항 (Ω·cm²)
구리 (CU)0.030.067 ± 6%
구리 (CU)0.050.067 ± 6%
스테인리스 스틸 (SUS304)0.030.768 ± 6%
스테인리스 스틸 (SUS304)0.050.768 ± 6%

표에는 구리와 스테인리스 스틸만 나열되어 있지만, 실제로 세 번째로 일반적으로 사용되는 재료인 철-크롬-알루미늄 합금(FeCrAl)이 있으며, 훨씬 더 높은 비저항을 가지고 있으며, 약 1.2-1.4 Ω·mm²/m입니다.

구리 (CU):

● 가장 낮은 비저항: 0.067 Ω·cm²로, 동일한 저항값을 위해서는 더 얇고 긴 트레이스가 필요합니다

● 우수한 열 전도성: 열 분포가 더 균일합니다

● 애플리케이션 시나리오: 저저항, 고전류 설계에 적합하며, 일반적으로 저전압 전원 애플리케이션(예: 5V, 12V)에 사용됩니다

스테인리스 스틸 (SUS304):

● 중간 비저항: 구리의 10배 이상으로, 더 유연한 트레이스 설계를 제공합니다

● 강한 부식 저항성: 습하거나 화학적 환경에 적합합니다

● 높은 기계적 강도: 쉽게 부러지지 않습니다

● 애플리케이션 시나리오: 중간 저항값 설계나 가혹한 환경에서 작업이 필요한 애플리케이션

철-크롬-알루미늄 합금 (FeCrAl):

● 가장 높은 비저항: 스테인리스 스틸의 약 1.5-2배로, 고저항 설계에 적합합니다

● 우수한 고온 성능: 더 높은 작동 온도를 견딜 수 있습니다

● 강한 산화 저항성: 장기간 고온 사용 중에 쉽게 노화되지 않습니다

● 애플리케이션 시나리오: 고저항, 고온 애플리케이션, 예: 산업용 가열, 220V 전원 공급이 필요한 애플리케이션

선택 권장사항:

● 전기 설계에서 계산된 저항값에 따라 선택: 저저항은 구리 선택, 고저항은 FeCrAl 선택, 중간값은 스테인리스 스틸 선택

● 공급 전압 고려: 저전압(≤24V) 시스템은 일반적으로 구리를 사용, 고전압(≥110V) 시스템은 스테인리스 스틸이나 FeCrAl에 더 적합합니다

● 작업 환경 고려: 습하거나 부식성 환경에서는 스테인리스 스틸을 우선적으로 고려합니다; 고온 환경에서는 FeCrAl을 우선적으로 고려합니다

● 비용 관점에서: 구리 < 스테인리스 스틸 < FeCrAl

백킹 접착제: 3M 모델 비교

백킹 접착제는 플렉스 히터를 가열된 물체 표면에 고정하는 데 핵심입니다. 좋은 접착제는 단단히 붙어야 할 뿐만 아니라 고온과 노화를 견뎌야 하며, 수명 전체에 걸쳐 안정적인 접착 성능을 유지해야 합니다. 3M은 이 분야의 선도 브랜드입니다. 아래는 일반적으로 사용되는 몇 가지 모델의 비교입니다:

테이프 모델두께 (mm)장기 온도단기 온도저온 한계특징 및 애플리케이션 시나리오
3M 9448A0.1570℃150℃-일반용도의 흑색/백색 양면 테이프, 중저온 애플리케이션에 적합, 비구조적 부품 고정
3M 468MP0.13149℃204℃-35℃고성능 아크릴 접착제, 뛰어난 고온/화학 저항성, PI 플렉스 히터, 금속 접합 표면에 권장됨
3M 552360.0670℃150℃-백색 박형 양면 테이프, 경량 접착에 적합, 저전력 플렉스 히터와 호환됨
Crown 513 (국산)0.1680℃110℃-국산 대안, 두껍고 탄성 있음, 곡면이나 거친 표면에 적합, 뚜렷한 가격 이점

각 접착제 모델의 특징 및 선택 권장사항:

3M 9448A - 일반 경제형

● 가장 일반적인 산업용 양면 테이프로, 흑색과 백색으로 제공됩니다

● 중간 내온성(장기 70℃, 단기 150℃)으로, 대부분의 중저온 애플리케이션에 적합합니다

● 비교적 낮은 비용으로, 높은 비용 효율성을 제공합니다

● 애플리케이션 시나리오: 낮은 전력 밀도(<0.5 W/cm²) 플렉스 히터, 작동 온도가 60℃를 초과하지 않는 애플리케이션, 비구조적 부하 지지 구성요소

● 주의사항: 고온 환경에는 적합하지 않습니다; 70℃ 이상에서 접착력이 크게 감소합니다

3M 468MP - 고성능 권장형

● 고성능 아크릴 압력 접착제로, 플렉스 히터 애플리케이션의 선호 백킹입니다

● 뛰어난 고온 내성(장기 149℃, 단기 204℃)으로, 대부분의 가열 시나리오를 처리할 수 있습니다

● 우수한 화학 저항성과 항노화 특성으로, 긴 수명을 제공합니다

● 애플리케이션 시나리오: PI 플렉스 히터의 표준 구성, 금속 표면 접합, 80℃ 이상에서 장기 작동이 필요한 애플리케이션

● 권장 이유: 약간 더 비싸지만, 포괄적인 성능과 높은 신뢰성으로 전문 제품의 표준입니다

3M 55236 - 초박형 정밀형

● 초박형 설계(0.06mm)로, 거의 두께를 추가하지 않습니다

● 두께에 대한 엄격한 요구사항이 있는 정밀 애플리케이션에 적합합니다

● 비교적 낮은 접착력으로, 경량 애플리케이션에 적합합니다

● 애플리케이션 시나리오: 저전력 플렉스 히터(<10W), 극단적인 박형이 필요한 애플리케이션, 예: 웨어러블 기기, 소형 의료 기기

● 주의사항: 대면적이나 중부하 애플리케이션에는 적합하지 않으며, 매우 평탄한 접합 표면이 필요합니다

Crown 513 - 국산 대안

● 뛰어난 비용 효율성을 가진 국산 브랜드입니다

● 두껍고 탄성 있음(0.16mm)으로, 거친 또는 약간 곡선형인 표면에 대한 적응성이 좋습니다

● 중간-저온 내성(장기 80℃, 단기 110℃)을 제공합니다

● 애플리케이션 시나리오: 예산이 제한된 프로젝트, 접합 표면이 충분히 평탄하지 않은 상황, 고온 요구사항이 없는 애플리케이션

● 주의사항: 3M 제품보다 품질 안정성이 약간 떨어지며, 비중요 애플리케이션에 권장됩니다

접착제 사용에 대한 일반적인 주의사항:

1. 표면 준비: 접착 전에 접합 표면을 청소하고, 기름, 먼지 등의 오염물질을 제거합니다. 이소프로필 알코올(IPA)로 닦을 수 있습니다

2. 압력 적용: 접착 후, 압력(권장 15 PSI, 약 1 kg/cm²)을 최소한 15초 동안 가하여 접착제와 표면 사이의 완전한 접촉을 보장합니다

3. 경화 시간: 접착 후 24시간 동안은 높은 응력을 피하고; 72시간 후에 접착력이 최대에 도달합니다

4. 온도 매칭: 접착제를 선택할 때, 그 내온 범위가 플렉스 히터의 실제 작동 온도보다 적어도 20℃ 높아야 합니다

5. 곡면 접착: 곡면의 경우, 더 두껍고 부드러운 접착제(예: Crown 513)를 선택하거나 추가적인 기계적 고정 방법을 사용하는 것이 좋습니다

기계적 고정 방법

백킹 접착제 외에도, 주로 실리콘 히터에서 볼 수 있는 다양한 기계적 고정 방법이 있습니다:

● 스프링 훅: 원통형 물체(예: 파이프, 드럼 등)에 적합합니다

● 볼트 고정 구멍: 플렉스 히터 가장자리에 금속 강화 스트립이 있는 설치 구멍을 예약합니다

● 벨크로: 제거 가능한 임시 고정 솔루션입니다

● 금속 클립: 자주 분해가 필요한 애플리케이션에 적합합니다

이러한 기계적 고정 방법의 목적은 플렉스 히터를 가열된 물체에 단단히 고정하는 것입니다. 특히 드럼이나 파이프 같이 자주 이동하는 물체의 경우, 백킹 접착제만으로는 충분하지 않을 수 있으며, 시간이 지나면 떨어질 수 있으므로 추가적인 기계적 고정이 필요합니다.

선택 권장사항:

● 고정 애플리케이션(예: 배터리 팩 내부 가열): 백킹 접착제만으로도 충분합니다

● 가끔 이동하는 장비(예: 휴대용 기기): 품질 백킹 접착제 + 가장자리 기계적 강화

● 자주 이동하거나 진동 환경(예: 수송 드럼, 파이프): 기계적 고정을 주로, 백킹 접착제를 보조로

● 정기적인 유지보수와 분해가 필요한 애플리케이션: 벨크로 또는 제거 가능한 훅 시스템

중요 공지: 위의 기계적 고정 방법은 기술 참조용입니다

JLCPCB는 현재 백킹 접착제 설치 솔루션만 제공한다는 점에 유의해야 합니다. 위에서 언급한 스프링 훅, 볼트 고정 구멍, 벨크로, 금속 클립은 다양한 애플리케이션 시나리오에서의 설치 선택을 이해하는 데 도움을 주기 위한 것으로, 실제 필요에 따라 더 적절한 판단을 내릴 수 있도록 합니다.

기계적 고정 방법이 필요한 경우, 다음을 고려할 수 있습니다:

1. 백킹 접착제 솔루션 위에 기계적 강화 조치 추가

2. 설치 안정성을 증가시키기 위해 더 두꺼운 백킹 접착제 제품(예: Crown 513) 선택

3. 설계 단계에서 JLCPCB 기술 지원 팀과 맞춤형 솔루션에 대해 논의

프로젝트 초기 단계에서 설치 방법 요구사항을 명확히 하는 것이 좋습니다, 그래야 가장 적합한 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다.

요약

플렉스 히터(유연한 가열 필름)를 설계하는 것은 전기 설계와 재료 선택의 두 가지 주요 측면을 포함합니다. 그러나 이 글에서 소개한 방법과 도구를 익힌 후, 과정은 복잡하지 않습니다.

전기 설계 측면에서, JLCPCB가 제공하는 계산기 도구를 통해 복잡한 트레이스 레이아웃에 깊이 빠지지 않고도 쉽게 파라미터 최적화를 완료할 수 있습니다. 핵심은 각 파라미터의 의미를 이해하고, 반복 최적화 방법을 마스터하며, 최종적으로 검증을 통해 설계 정확성을 보장하는 것입니다.

재료 선택 측면에서, 다음 핵심 원칙을 기억하세요:

● 캡슐화 필름: 초박형과 유연성이 필요한가요? PI 선택. 내구성과 견고함이 필요한가요? 실리콘 선택

● 금속선: 저저항은 구리 선택, 고저항은 FeCrAl 선택, 중간값은 스테인리스 스틸 선택

● 백킹 접착제: 작동 온도와 매칭, 고온 애플리케이션에는 반드시 468MP 사용, 예산이 제한된 경우 9448A나 국산 대안 선택

가장 중요한 것은 실제 애플리케이션 시나리오를 기반으로 설계하는 것입니다:

● 전원 전압과 전력 요구사항 명확히 하기

● 작업 환경 이해(온도, 습도, 기계적 응력 등)

● 비용 예산과 대량 생산 가능성 고려

● 안전 여유 공간 확보, 특히 온도와 전력에 대해

이 튜토리얼이 요구사항에 맞는 플렉스 히터 제품을 성공적으로 설계하는 데 도움이 되기를 바랍니다. 실제 작업 중 문제가 발생하면 JLCPCB의 기술 지원 팀에 문의하는 것을 주저하지 마세요 - 저희 엔지니어가 전문적인 지도와 최적화 제안을 제공할 것입니다.

기억하세요: 좋은 설계는 요구사항에 대한 깊은 이해와 세부사항에 대한 꼼꼼한 주의에서 비롯됩니다. 프로젝트의 성공을 기원합니다!

지속적인 성장