高出力エレクトロニクスのソリューション:PCB放熱を極める
3 min
- 熱ストレスの理解:なぜ熱が現代のPCB信頼性を破壊するのか
- 熱効率のための実証済みPCB放熱技術
- 正確なPCB熱解析とシミュレーションの実行
- 高度なPCB熱設計とヒートシンク統合
- 製造ソリューション:JLCPCBが熱課題をどのように解決するか
- PCB放熱に関するFAQ
- 結論
- 銅が熱を拡散:銅は標準的なFR4材料よりも1,000倍以上効率的に熱を伝達します。
- サーマルビアアレイ:16~25個のビアを並列に配置すると、熱抵抗が大幅に低下します。
- 高負荷にはMCPCB:メタルコア基板はFR4よりもはるかに低い熱抵抗を提供します。
- スマート配置:熱源を基板の角から離し、熱に弱い部品を風上に配置します。
- ジャンクション温度の計算:部品の故障を防ぐために、早い段階で総熱抵抗を見積もりましょう。
PCBの放熱は、10年間動作し続けるパワーボードと、8ヶ月で現場から戻ってくるボードの違いを生みます。レギュレータ、LED、モータードライバが消費するすべてのワットは、銅、基板材料、そして空気を通って物理的に外へ出ていかなければなりません。その経路を間違えると、最初は静かです。電解コンデンサが乾燥し、はんだ接合部がひび割れ、ボードはベンチで誰も再現できない間欠的な問題として戻ってきます。このガイドでは、サーマルビアのサイズ設計、銅と基板の選択、ジャンクション温度を計算するための完全な実例、 ヒートシンク の統合、そしてサーマルインターフェース材料の選択について説明します。
熱ストレスの理解:なぜ熱が現代のPCB信頼性を破壊するのか
熱いフライパンを木のまな板の上に置いても、まな板はそれほど温かくなりません。鋼鉄の作業台の上に置くと、数秒以内に熱がスラブ全体に拡散します。まな板は標準FR4であり、鋼鉄は銅です。

FR4は0.3 W/mKを伝達し、銅は400 W/mKを伝達します。したがって、銅はFR4よりも1,000倍以上横方向に熱を伝達する能力に優れています!熱は電流のように流れ、ワットはアンペアのように、度はボルトのように、そしてその間にあるものはすべて抵抗のようなものです。
コンパクト回路における過熱の主な原因
基板の熱はほぼすべて4つの源から発生し、最初のものが通常最大の原因です。
- リニアレギュレータは電圧差を消費します:AMS1117-3.3が800 mAで5 Vを3.3 Vに降圧すると、SOT-223タブ内で1.36 Wが熱に変わります。タブのジャンクション-アンビエント間抵抗は、接続されている銅に応じて60~100 °C/Wの範囲であり、周囲空気温度より82~136 °C上昇します。
- MOSFETとダイオードのスイッチング損失:これらは周波数に比例して変化し、500 kHzのコンバータは100 kHzの同じ部品よりもはるかに多くの遷移損失を発生させます。
- 巻線と銅のオーミック損失:熱はIの二乗×Rに比例するため、電流を2倍にすると熱は4倍になります。0.5 mm(20 mil)の1 ozトレース上の3 Aレールはスロークッカーです。
- インダクタのコア損失と電解コンデンサのESR:これらの発熱部品には金属タブがまったくないため、熱の逃げ場が明確にありません。
最も熱い部分が必ずしも最も多くの熱を発生させているわけではありません。最も逃げ道が悪いのです。
産業用途における不適切な熱管理のコスト
熱が初日に基板を破壊することはほとんどありません。それは基板上のすべてのものの寿命を静かに縮め、保証データがベンチよりもずっと早くそれを捉えます。
ご存知の通り、通常温度より10 °C高いごとに、アルミ電解コンデンサの寿命は約半分になります。2,000時間、105 °Cのコンデンサは、85 °Cで最大8,000時間、65 °Cで32,000時間を提供でき、高温のMOSFETから15 mm(0.6インチ)の距離であれば、3年の製品寿命と10年の製品寿命の差になり得ます。
積層板も損傷します:Tg(130~180 °C)を超えると、FR4のZ軸膨張係数は約50~70 ppm/°Cから250~350 ppm/°Cに上昇します。これは、ビアバレル内の銅が17 ppm/°Cでしか動かないことを意味し、FR4のZ軸膨張係数もはるかに高くなります。PCBのTgの選び方に関するガイドはこちらで、高グレードのものにはそれだけの価値があります。経験則として、基板はTgより20~30 °C低い温度で動作させるべきです。
熱効率のための実証済みPCB放熱技術
実際のレバーは3つだけで、それらは順番に機能します。銅を介して熱を横方向に分散させ、基板の反対側に押し出し、それでも不十分な場合は基板を交換します。すでに支払った銅は追加コストがかからないため、最も安価なものから始めましょう。
サーマルビアと厚銅層の実装
サーマルビアはメッキされた穴で、上部銅から下部銅へ熱を輸送するためだけに使用されます。1.6 mm(63 mil)基板上の単一の0.3 mm(12 mil)ビアは、メッキ厚に応じて通常150~200 °C/Wに設計されます。

これは並列でのみ有用であり、その数学的関係は並列抵抗と同じです:
- 0.3 mm(12 mil)の穴を開ける:大きな穴はリフロー工程中にはんだパッドからはんだを引き出し、ボイドを残します。
- 適切に数を数える:4つのビアは約40 °C/Wを提供しますが、これは測定できません。16個で約10 °C/W、25個で約7 °C/Wになります。
- 予算が許せば充填する:銅充填ビアは開放バレルよりも6~8倍熱的に効果的で、はんだ充填は約70%の熱効果があり、コストが低くなります。
- 真の銅に接続する:孤立した5 mm(0.2インチ)の島で熱を放散するビアは、実質的に何もしません。
1オンス銅の厚さは35 µm(1.4 mil)で、2オンスは70 µm(2.8 mil)です。2 ozに変更すると、基板上の各熱経路の抵抗が約半分になります。これはすべてIPC-2152によって規定されており、基板の厚さと材料の厚さを考慮します。外層1 oz銅では、1 mm(39 mil)のトレースは10 °Cの温度上昇あたり約2.3 Aを運ぶことができ、2 ozでは10 °Cの温度上昇あたり約3.9 Aを運ぶことができます。
部品配置とエアフロールートの最適化
配置は回路図レベルでは無料で、ルーティングされたレイアウトレベルではコストがかかります。ほとんどのメリットをカバーする4つのルールがあります:

- 発熱部品を基板の角から離す:角は銅が4方向ではなく2方向に広がるため、同じ部品がそこでは明らかに高温で動作します。
- 1つのヒートシンクが覆わない限り、熱源を離す:5 mm(0.2インチ)離れた2つの2 W部品は、1つの銅パッチを共有し、温度上昇を合計します。
- 温度に敏感な部品をエアフローの上流に置く:電解コンデンサ、水晶、精密リファレンスは、空気がまだ冷たい場所に属します。
- 発熱部品の前に背の高い部品を使用しない:10 mm(0.4インチ)の電解コンデンサは、ファンの効果を無効にすることができるデッドエアポケットを作り出します。
自然対流の場合、熱伝達係数は約5~10 W/m²Kで、強制空冷の場合は25~100 W/m²Kです。ヒートシンクの熱抵抗は、1 m/s(約200LFM)で移動するとほぼ50%減少します。当社のPCB設計ルールとベストプラクティスガイド(PDF)には、配置ルールを自動的に適用する方法についての議論が含まれています。
アルミニウム基板とメタルコアPCB(MCPCB)の統合
メタルコアPCB は、ガラス繊維コアをアルミニウムまたは銅板に置き換え、薄い絶縁層で回路銅に接着します。その層が、金属ではなく、性能を決定します。
| 材料 | 熱伝導率(W/mK) | 適切な用途 |
|---|---|---|
| 標準FR4 | 0.3~0.4 | 信号基板、部品あたり約1 W未満のもの |
| アルミニウムMCPCB誘電体 | 1~2(セラミック充填で最大10) | すべてのアルミニウム基板における真のボトルネック |
| アルミニウムベースプレート | 150~235(通常約205) | LEDストリップ、ドライバ、単層パワーボード |
| 銅ベースプレート | 380~400 | 車載LED、数十~数百ワットの負荷 |
| 銅トレースとベタ | 約400 | ベタを計画すればすべての基板で無料 |
メタルコア基板が高速放熱するのは、薄い絶縁層によるものであり、高速な金属によるものではありません。それは、誘電体がわずか50~200ミクロン(2~8 mil)の厚さであり、205 W/mKのプレートを持つスタックでも1~4 W/mKのスタックのように機能するからです。

それでも印象的な成果です!1.6 mm(63 mil)のFR4基板は22~25 °C/Wの熱抵抗を持ち、アルミニウムはわずか2~3 °C/Wです。これが、ほぼすべての商用LED電球のドライバが普通のFR4に実装されている理由であり、普通のFR4では自らを加熱し、アルミニウムでは涼しく動作します。トレードオフは、アルミニウム基板が単層で、コアへのメッキスルーホールがなく、一般的にHASLのみで出荷されることです。
正確なPCB熱解析とシミュレーションの実行
解析が、製作にお金を使う前に答えられる質問が1つあります:シリコンは実際にどれくらい熱くなるのか?手計算で設計が実現可能かどうかの答えを提供でき、シミュレーションと実際の基板でそれが正しいかどうかを判断できます。
ジャンクション温度と熱抵抗の推定
熱抵抗は、流すワットあたりどれだけ温度が上昇するかの尺度です。電気抵抗のように機能します:ワットは電流、電圧降下は度、°C/Wはオームです。つまり、2 Wを10 °C/Wに流すと20 °Cの上昇が得られ、2 Aを10オームに流して20 Vを得るのと同じです。シリコンから空気への連鎖は、これらの抵抗が3つ直列になったもので、抵抗を足し合わせます:
ジャンクション温度 = 周囲温度 + 電力 ×(ジャンクション-ケース間 + ケース-シンク間 + シンク-周囲間)

例:TO-220のLM2596T-5.0降圧レギュレータが、12 Vを2 Aで5 Vに変換し、約80%の効率で動作し、約2.5 Wを消費します。データシートによると、ジャンクション-ケース間熱抵抗は2 °C/W、最大ジャンクション温度は150 °C(推奨は125 °C)です。
| 熱経路のステップ | 熱抵抗(°C/W) | 2.5 Wでの上昇 | わかること |
|---|---|---|---|
| ジャンクション-ケース間(データシート) | 2.0 | 5 °C | パッケージで固定、改善不可 |
| ケース-ヒートシンク間(シリコンパッド) | 1.5 | 3.75 °C | 薄いパッドまたはグリースで数度取り戻せる |
| ヒートシンク-周囲間(押出成形) | 8.0 | 20 °C | 実際に選択して費用を払うもの |
| ヒートシンク込み合計 | 11.5 | 29 °C | 周囲25 °Cでジャンクション54 °C |
読み取れることは、ヒートシンクが連鎖の支配的な部分であり、ワットあたり11.5度のうち8度がヒートシンクにあるため、そこに努力を注ぐべきです。40 °Cの筐体内でも、ジャンクションはまだ69 °Cにしかならず、125 °Cの制限内に十分収まります。
FEAツールと物理的プロトタイピングの組み合わせ
手計算では、Ansys Icepak、SolidWorks Flow Simulation、Cadence Celsiusなどのシミュレーションツールが解決できる熱拡散を解決できません。これらのツールには、ベンチと結果が異なる3つの誤りがあります。
誤り1:データシートのジャンクション-周囲間の数値を信じること。
これはJEDECで指定されたテスト基板と特定の銅面積で測定されたものであり、あなたの基板ではありません。これを修正するには、パッケージ特性のジャンクション-ケース間を使用し、残りを自分で計算してください。
誤り2:裸の基板(筐体なし)。
静止空気中の開放基板は、最も単純な熱環境であり、そのような状態で出荷される製品はほとんどありません。これを修正するには:筐体壁をモデル化し、周囲温度として内部空気温度を使用してください。
誤り3:銅の充填率をインポートすること。
層全体に「60%銅」を塗りつけると、熱障壁である実際のギャップや分割が不明瞭になります。これを修正するには:Gerberデータから真の銅ポリゴンをインポートしてください。
裸の銅を見るIRカメラに頼らないでください。光沢のある銅は放射率が0.03に近く、本来よりずっと低温に読み取られますが、緑のソルダーマスクは0.9に近く、期待通りに読み取られます。測定する金属表面にマットブラックペイントを一滴垂らしてください。
高度なPCB熱設計とヒートシンク統合
銅と基板が最高の能力を発揮しているなら、残りの熱は金属物体を通って空気へ逃げなければなりません。ヒートシンクは、実際には基板よりも多くの表面積を持つ部品です。機能するかどうかを決定する2つの要因:フィンの形状と部品-金属間のインターフェースです。
カスタムPCBヒートシンク設計の主要ガイドライン
ヒートシンクを選定または設計する際は、この順序に従ってください。
- 冷却モードに応じたフィン間隔の決定:自然対流では、暖かい空気が上昇して逃げられるようにフィン間に6~12 mm(0.24~0.47インチ)が必要です。強制空冷では、ファンが空気を送り込むため2~4 mm(0.08~0.16インチ)まで狭くできます。
- 広がりのためにベースを厚くする:3~5 mm(0.12~0.20インチ)のベースにより、10 mm(0.4インチ)パッケージからの熱が部品の下に蓄積するのではなく、フィンの外側に伝わります。
- 自然対流のみ:黒色アルマイト処理を使用してください。静止空気中の黒色表面からの放射の寄与は約10%~15%で、ファンが動作している場合はそれほどでもありません。
製造ソリューション:JLCPCBが熱課題をどのように解決するか
上記のすべての決定は、注文を出すとすぐに製造仕様になります。ファブが提供するかしないかが、銅の重量(充填)と基板です。
高熱伝導材料と厚銅スタックアップ
材料をワット数に合わせなければ、何もルーティングしていないのと同じです。
- FR4上の厚銅:基板の厚さは外層の重量(1、2、2.5、3.5、または4.5 oz)と内層の重量(0.5、1、または2 oz)によって決まります。1 ozから2 ozに移行すると、各ベタの拡散抵抗が約半分になります。
- アルミニウムコア:一般的な1 W/mKの誘電体は、厚さ方向でFR4よりも3~4倍優れており、LED基板、ドライバ、単層パワーステージに適しています。
- ヒートシンクと銅コアへの直接接続:コアは1 × 1 mm(39 × 39 mil)以上の接触面積として露出でき、ヒートシンクは積層板ではなく金属に接触します。
JLCPCBの見積もりページで基板を比較し、すぐに見積もりを依頼してください。アルミニウムコアや銅コア基板、および一般的なFR4などがあります。
精密サーマルビアメッキと高度なアルミニウムPCB製造
熱設計の真の成功または失敗はビアメッキにあり、バレル内の銅以外に基板が熱を利用している兆候はありません。
- 平均穴メッキ厚18 µm(0.7 mil):楽観的な25 µm(1 mil)のビアあたり熱抵抗を使用しないでください。
- 0.15 mm(6 mil)という小さなビアも使用できますが、0.3 mm(12 mil)がサーマルアレイの推奨サイズであり続けます。穴あたり約2倍の伝導性があるためです。
- ビアインパッド、エポキシまたは銅ペースト充填およびキャップ:露出パッド下のアレイが熱的な仕事をしている場合、銅ペーストを選択してください。銅は伝導し、エポキシは伝導しません。
基板の製造に加えて部品を追加する場合、パワー部品はコンポーネントライブラリから直接取り出され、レギュレータとそのフットプリントは回路図からアセンブリまで同じままです。
手頃で高品質なPCB製造
製造、アセンブリ、部品のオールインワンソリューションで時間とコストを節約。
ベンダー調整を減らし、分割出荷を避け、予算を圧迫することなく、一貫した信頼性の高い品質を実現します。無料見積もりを取得 >
PCB放熱に関するFAQ
Q: 既存のPCB設計で放熱を改善する最速の方法は何ですか?
発熱部品に接続された銅ベタを拡大し、その下にサーマルビアを追加します。どちらもレイアウト段階では無料で、回路図や部品表に触れることなく、部品温度を20~40 °C下げることができます。
Q: パワー部品の下にサーマルビアはいくつ必要ですか?
サーマルパッド全体に1.0~1.2 mm(39~47 mil)間隔でフルグリッドを目指し、通常16~25個のビアを意味します。単一の0.3 mm(12 mil)ビアは約150~200 °C/Wなので、大きな並列グループのみが意味のある低下を生み出します。
Q: 放熱に関してアルミニウムPCBは常にFR4より優れていますか?
熱に関しては、はい。1.6 mm(63 mil)のアルミニウム基板は厚さ方向で約2~3 °C/Wであり、FR4の22~25 °C/Wと対照的です。ただし、常に正しい選択とは限りません。アルミニウム基板は単層で、コアへのメッキスルーホールが使用できず、コストが高くなります。
Q: FR4上の小さな表面実装部品にヒートシンクを追加すると実際に効果がありますか?
熱がヒートシンクに到達できる場合のみです。プラスチックパッケージに接着されたヒートシンクは、パッケージ自体の貧弱な伝導と戦うため、通常は数度の改善です。露出パッドを通って銅とビアに逃げる熱が、ほとんどの場合より大きな経路です。
Q: 厚いPCBは放熱が優れていますか?
厚さ方向では優れていません。上部銅と下部銅の間のFR4が多いほど熱抵抗が増加します。厚い基板は、追加の層がより多くの内部銅を運び、熱を横方向に拡散する場合にのみ役立ちます。
結論
PCB放熱 についての最良の考え方は、基板を冷却しているのではなく、経路を構築しているということです。熱はダイからパッケージに伝達され、銅を通って伝導され、誘電体材料またはインターフェース層を通って移動する空気に入ります。各ステップに数値が与えられ、最大の数値が注目すべきものです。
だからこそ、算術がどの単一の技術よりも優れています。16個のサーマルビア、2 oz銅、8 °C/Wのヒートシンクは、5分で書き留められる1つの連鎖への答えであり、普遍的なルールではありません。連鎖を実行し、それに適した基板、銅の重量、ビア充填を選択してください。FR4が限界に達した場所には、JLCPCBが提供するアルミニウム、銅コア、厚銅基板があります。

学び続ける
ミックスドシグナルPCB設計における調和の実現
電子の世界では、変化に伴い、1枚の基板上にアナログ部品とデジタル部品を混在させることが今や一般的になっています。ミックスドシグナルPCB設計は、アナログとデジタルの世界の調和のとれた融合を表し、高度な電子デバイスに無数の可能性を開きます。このブログ記事では、ミックスドシグナルPCB設計についてお話しします。課題、ベストプラクティス、最適な性能を実現するための重要な要素を取り上げます。 ミックスドシグナル設計の本質 ミックスドシグナル設計とは、アナログ回路とデジタル回路の両方を同じプリント回路基板(PCB)上に統合することを指します。アナログ部品は連続信号を扱います。例えば、音声やセンサー入力などです。デジタル部品は離散信号を処理します。これらは一般的にマイクロコントローラやデジタル信号プロセッサに見られます。これらの多様な要素の融合がミックスドシグナル環境を生み出し、複雑で多用途な電子システムの開発を可能にします。 ミックスドシグナルPCB設計における課題: A- 信号整合性: アナログ信号とデジタル信号のニーズのバランスを取ることは繊細な作業です。高速デジタル信号はノイズや干渉を引き起こし、アナ......
インピーダンス整合のための反射係数計算ツール
信号がある点から別の点へデジタル的に送信されるたびに、信号線の状態が変化します。信号の状態変化は、回路内を移動する電磁波として記述することができます。信号の反射は、電磁波がある媒質から次の媒質への境界に遭遇したときに発生します。波が境界に達すると、エネルギーの一部は信号として透過し、一部は反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか環境に散逸するまで、無限に続きます。 電気技術者にとって、この境界が発生する媒質は通常、その電気インピーダンスの観点から記述されます。つまり、境界とはインピーダンスが変化する場所です。 PCB設計における反射は、電気信号がトレースに沿って伝搬する際にインピーダンス不整合に遭遇したときに発生します。この不整合により、信号の一部がソースに向かって反射されます。反射は、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号完全性の問題を引き起こす可能性があります。 反射ノイズがなぜ問題となるのか? 信号線内の反射により、経路に余分なエネルギーが蓄積され、信号にノイズ問題が発生します。反射ノイズは信号を予測不可能な値に押しやり、決定論的な信......
PCB設計におけるインピーダンス制御の初心者ガイド
デジタル信号がある地点から別の地点へ伝送されると、信号線の状態に変化が生じます。この変化は、回路内を移動する電磁波として理解することができます。反射は、この波が異なる媒質間の境界に遭遇したときに発生します。この境界では、波のエネルギーの一部が信号として継続し、残りは反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか、環境に散逸するまで繰り返されます。 電気エンジニアにとって、この境界は通常、電気インピーダンスの変化によって定義されます。PCB設計では、信号がトレースに沿ってインピーダンス不整合に遭遇すると反射が発生します。この不整合により、信号の一部がその源に向かって反射され、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号整合性の問題を引き起こします。 1. 回路のインピーダンス: 抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路において、回路内の電流の流れを妨げる総等価抵抗はインピーダンスと呼ばれます。インピーダンスは抵抗成分とリアクタンス成分で構成されています。抵抗は回路のエネルギーを熱として散逸させます。回路内で回収可能なエネルギーは、導体、インダクタ、コンデン......
高速リジッドPCB設計における信号完全性の実践ガイド
私たちはシグナルインテグリティという用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。 そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波の場合はより高速でスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これは信号内の寄生効果も低減します。こ......
高速設計におけるインピーダンス方程式の役割
インピーダンスは、システム内で信号がどのように振る舞うかを制御する最も重要な概念の一つです。シグナルインテグリティ の問題は、インピーダンスの不整合によって引き起こされる信号の反射から生じます。信号の損失、反射、歪みがないことを保証するために、エンジニアはインピーダンスを慎重に制御する必要があります。交流電流の印加に対する電気回路の抵抗は、そのインピーダンスによって測定されます。これは、電気回路における高周波インダクタンスとキャパシタンスを組み合わせた結果です。抵抗と同様に、インピーダンスはオームで測定されます。異なるインピーダンスは減衰と反射を引き起こし、信号を弱めます。インピーダンスの定義、抵抗、インダクタンス、キャパシタンスなどの他の回路要素との違い、および高速PCB設計におけるその方程式の重要性は、すべてこの記事で取り上げられています。 インピーダンス対抵抗、インダクタンス、キャパシタンス インピーダンスは、抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路に電流が流れるのを妨げる総等価抵抗です。インピーダンスはリアクタンス成分と抵抗成分から構成されます。回路内のエネルギーは抵抗によって熱として放出さ......
高速リジッドPCB設計における信号完全性
私たちは「シグナルインテグリティ」という用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号の損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。 そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波であれば、より高いレートでスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これはまた、信号内の寄生......