PCB設計におけるアナログ・グラウンドとデジタル・グラウンドの理解
1 min
- 1. アナロググランドとデジタルグランド
- 2. グランドプレーンのレイアウト
- 3. 部品配置:
- 4. 信号の分離とフィルタリング
- 5. テストと検証
- 結論
プリント基板(PCB)設計において、適切な接地は信号の完全性を確保し、ノイズを最小限に抑え、信頼性の高い性能を維持するために極めて重要です。PCBレイアウトで使用される一般的な接地プレーンには、アナログ接地とデジタル接地の2種類があります。本記事では、アナログ接地とデジタル接地の違い、PCB設計におけるその重要性、および実装におけるベストプラクティスについて探ります。
1. アナロググランドとデジタルグランド
アナロググランドとデジタルグランドはPCB設計において異なる目的を持ち、通常はアナログ信号とデジタル信号の干渉を防ぐために分離されます。
アナロググランド:アナロググランドは、連続的で変動する低速信号を扱うアナログ部品および回路専用です。信号の忠実度維持、ノイズ低減、アナログ測定の精度保持に不可欠です。デジタル(高速)ノイズがアナログ信号を汚染・影響させるのを防ぐため、通常はデジタルグランドから分離されます。
デジタルグランド:デジタルグランドは、二進法によるオン・オフ信号を扱うデジタル部品および回路専用です。デジタルグランドは、デジタル信号の基準点を提供し、スイッチングノイズを管理し、デジタル回路におけるグランドループを防止するために極めて重要です。アナロググランドと同様に、デジタルグランドも通常アナロググランドから分離され、アナログ信号とデジタル信号間の干渉を最小限に抑えます。
2. グランドプレーンのレイアウト
PCB設計において、アナログおよびデジタルのグランドプレーンは通常、基板上の銅箔層として実装される。
これらのグランドプレーンは、帰還電流のための低インピーダンス経路を提供し、信号伝搬の基準面として機能します。
● 分離:アナログ信号とデジタル信号の結合を最小限に抑えるため、PCBレイアウト上ではアナログとデジタルのグランドプレーンを物理的に分離する必要があります。これは、アナログとデジタルのグランドトレースを別々に配線し、基板のアナログ部とデジタル部にそれぞれ独立したグランドプレーンを使用することで実現できます。
● 接続:アナログとデジタルのグランドプレーンは分離された状態を維持しつつ、単一点(「スターグランド」または「接地点」と呼ばれる)で接続する必要があります。この接続により、アナログ回路とデジタル回路間で共通の基準電圧が確保され、グランドループが防止されます。
3. 部品配置:
PCBレイアウトにおけるアナログ部品とデジタル部品の配置は、ノイズと干渉を最小限に抑えるために極めて重要です。
● 分離:アナログ信号とデジタル信号の結合を防ぐため、PCB上で物理的に分離する必要があります。この分離によりクロストークや干渉が低減され、両信号の完全性が確保されます。
● 配線方向:部品配置時には、ループ面積を最小化し電磁妨害(EMI)を低減するため、配線とグランドプレーンの方向に注意を払う必要があります。配線を短く直線的に保つことで、信号歪みを最小限に抑え、信号の完全性を向上させることができます。
4. 信号の分離とフィルタリング
物理的な分離に加え、信号の絶縁およびフィルタリング技術を活用することで、アナログ信号とデジタル信号間の干渉をさらに軽減できます。
● 絶縁:シールド、絶縁トランス、オプトカプラなどの技術を用いて、ノイズの多いデジタル部品から感度の高いアナログ部品や回路を隔離できます。
●フィルタリング:コンデンサ、インダクタ、フェライトビーズなどの受動・能動フィルタ部品を組み込むことで、アナログ信号ラインとデジタル信号ライン双方のノイズや干渉を抑制できます。
5. テストと検証
PCB設計が完了したら、アナログ信号とデジタル信号の完全性を確保するために、徹底的なテストと検証を実施することが不可欠です。
● 信号品質解析:オシロスコープ、スペクトラムアナライザ、ネットワークアナライザなどのツールを使用することで、信号品質の分析、ノイズ源の特定、信号品質向上のためのPCBレイアウト最適化が可能となります。
● 接地チェック:アナログ接地プレーンとデジタル接地プレーン間の導通チェックとインピーダンス測定を実施することで、適切な接地を確保し、グランドループ効果を最小限に抑えることができます。
結論
PCB設計において、アナログ回路とデジタル回路の分離および適切な接地は、信号の完全性を維持し、ノイズを最小限に抑え、信頼性の高い性能を確保するために不可欠です。アナログ接地とデジタル接地の違いを理解し、グランドプレーンのレイアウトや部品配置に関するベストプラクティスを実施し、信号の分離やフィルタリング技術を採用することで、設計者はPCB設計において最適な性能を達成できます。
結論として、PCB設計におけるアナログ・デジタル接地の適切な実装は、電子システムにおける信号の完全性維持、ノイズ低減、信頼性ある性能確保に極めて重要です。ベストプラクティスに従い適切な設計手法を採用することで、設計者はPCBレイアウトの機能性と性能を最適化できます。
学び続ける
PCB設計のためのデカップリングコンデンサの選び方と配置方法
すべてのデジタルPCBはデカップリングコンデンサに依存していますが、驚くほど多くの基板が、たった一つの単純なミス、つまり不適切な配置や選定によって引き起こされる電圧降下、グリッチ、電磁干渉(EMI)の問題に依然として悩まされています。 このガイドでは、デカップリングコンデンサの役割、適切な値の選び方、配置場所、避けるべきレイアウトミスについて解説し、次の基板が一発でクリーンに動作するようにします。 重要なポイント 各ICの電源ピンの近くにデカップリングコンデンサを1つ配置します。 ほとんどのデジタル回路には100 nFのX7R積層セラミックコンデンサ(MLCC)を使用します。 ローカルデカップリングと電源付近のバルクコンデンサを組み合わせます。 電流ループとトレース長をできるだけ短くします。 常に特定のICのデータシートのガイドラインに従います。 デカップリングコンデンサとは何か? デカップリングコンデンサは、集積回路(IC)の電源ピンとグランドピンの間に直接配置される小さなコンデンサです。ローカルなエネルギー貯蔵庫として機能し、スイッチング時に瞬時電流を供給し、電源レールから高周波ノイズをフィル......
優れた高速PCB性能を実現するためのスムーズな信号遷移の確保
重要なポイント ビアを介した高速信号の遷移は、しばしば反射、スタブ、リターンパスの問題を引き起こします。 バックドリルは、5~10 Gbps以上の信号に対してビアスタブを効果的に除去します。 層を変更するたびに、スティッチングビアまたはコンデンサでリターンパスを連続させてください。 適切なアンチパッド設計と3Dシミュレーションでビアインピーダンスを調整してください。 重要なネットでは層変更を最小限に抑え、常にEMツールで検証してください。 トップ層に完璧に長さを合わせた配線をレイアウトしたのに、ビアホールを通って内層に送った途端にアイダイアグラムが崩れてしまった経験はありませんか?スタックアップを貫くこの落下は信号遷移であり、高速設計で過小評価されがちな要素の一つです。わずか数百ミクロン(層の変更)で、信号はインピーダンス制御された配線を何インチも快適に伝わっていた状態から、「ああ、もうダメだ」という状態に陥るのです。 問題は、データレートが数ギガビット毎秒を超えると、ビアはもはや単なる穴ではなく、実際の回路素子になることです。ビアには独自の容量、インダクタンスがあり、そして – ああ、最悪なこと......
安定した電力供給のためのPCB電源プレーンの設計
主なポイント パワープレーンは、現代のPCBにおいて低インピーダンスのDC分配と信号帰還経路を提供します 分割プレーンの設計には、EMIと信号歪みを防ぐための慎重な境界管理が必要です デカップリングコンデンサの配置とループの最小化は、パワーインテグリティにとって重要です 銅箔重量の選択と熱管理により、信頼性の高い電流処理が保証されます JLCPCBは、複雑なパワープレーン設計に対応する高度な製造能力を提供しています 適切に設計されたパワープレーンは、プリント基板の低インピーダンスのバックボーンとして機能し、アクティブコンポーネント全体に連続的な直流(DC)電圧を分配すると同時に、高速デジタル信号に低インダクタンスの帰還経路を提供します。PCB設計者が銅箔ベタ、スタックアップの層間容量、分割プレーン、ビア配置を適切に計画すると、電力分配ネットワーク(PDN)は高速な過渡負荷変動下でも安定した電圧レベルを維持します。 現代のPCBレイアウトにおけるパワープレーンの本質的な役割 主な機能:DC電力分配と信号帰還経路 専用のパワープレーンは、細い銅トレースを連続した銅シートに置き換えることで、DC電力を効......
高出力エレクトロニクスのソリューション:PCB放熱を極める
銅が熱を拡散:銅は標準的なFR4材料よりも1,000倍以上効率的に熱を伝達します。 サーマルビアアレイ:16~25個のビアを並列に配置すると、熱抵抗が大幅に低下します。 高負荷にはMCPCB:メタルコア基板はFR4よりもはるかに低い熱抵抗を提供します。 スマート配置:熱源を基板の角から離し、熱に弱い部品を風上に配置します。 ジャンクション温度の計算:部品の故障を防ぐために、早い段階で総熱抵抗を見積もりましょう。 PCBの放熱は、10年間動作し続けるパワーボードと、8ヶ月で現場から戻ってくるボードの違いを生みます。レギュレータ、LED、モータードライバが消費するすべてのワットは、銅、基板材料、そして空気を通って物理的に外へ出ていかなければなりません。その経路を間違えると、最初は静かです。電解コンデンサが乾燥し、はんだ接合部がひび割れ、ボードはベンチで誰も再現できない間欠的な問題として戻ってきます。このガイドでは、サーマルビアのサイズ設計、銅と基板の選択、ジャンクション温度を計算するための完全な実例、 ヒートシンク の統合、そしてサーマルインターフェース材料の選択について説明します。 熱ストレスの理解......
USB-3.0差動信号の設計ガイド
データ転送の世界において、USB 3.0はUSB 2.0ののんびりしたジョガーに対するウサイン・ボルトのような存在です。USB 2.0は「ハイスピード」と呼ばれ、480 Mb/sでのろのろと走っていましたが、USB 3.0 SuperSpeedは5 Gb/sまで急上昇します(10倍以上高速)。しかし、この速度の飛躍は全二重動作と、専用ピン上の新しい差動送信(SSTX)および受信(SSRX)ペアをもたらします。USB 2.0のD+/D–ラインは列挙とレガシーデータを処理し、2つの新しい5 Gb/s高速差動ペアが各方向にSuperSpeedデータを伝送します。技術との後方互換性を維持しながら、USB 3.0ポートは依然としてUSB 2.0デバイスを受け入れますが、より遅いデータレートで動作することを意味します。このような高周波数では、トレースはマイクロ波伝送線路のように振る舞います。小さな レイアウト のミスがインピーダンス不整合やクロストークを引き起こす可能性があります。 先に述べたように、USB 3.0のSuperSpeedレーンは送信用に専用ペア(SSTX+とSSTX–)、受信用にペア(SSRX......
PCB設計におけるアナロググラウンドとデジタルグラウンドの理解
プリント基板(PCB)設計に取り組む際、適切なグラウンディングは、信号整合性を確保し、ノイズを最小限に抑え、信頼性の高い性能を維持するために極めて重要です。PCBレイアウトで使用される一般的なグラウンドプレーンの2つのタイプは、アナロググラウンドとデジタルグラウンドです。本記事では、アナロググラウンドとデジタルグラウンドの違い、PCB設計におけるそれらの重要性、および実装のためのベストプラクティスについて探求します。 アナロググラウンド vs. デジタルグラウンド アナロググラウンドとデジタルグラウンドは、PCB設計においてそれぞれ異なる目的を持ち、通常、アナログ信号とデジタル信号間の干渉を防ぐために分離されています。 アナロググラウンド:アナロググラウンドは、連続的で変動する低速信号を扱うアナログ部品および回路専用です。アナロググラウンドは、信号の忠実度を維持し、ノイズを低減し、アナログ測定の精度を保持するために不可欠です。アナロググラウンドは通常、デジタル(高速)ノイズがアナログ信号を汚染し影響を与えるのを防ぐために、デジタルグラウンドから分離して保たれます。 デジタルグラウンド: デジタルグ......