安定した電力供給のためのPCB電源プレーンの設計
2 min
- 現代のPCBレイアウトにおけるパワープレーンの本質的な役割
- パワープレーン設計と分割のステップバイステップガイド
- 重要な熱および電流処理の要素
- 設計と製造の橋渡し:JLCPCBによるプレーンインテグリティの確保
- PCBパワープレーン設計に関するFAQ
- PCBパワープレーン設計のまとめ
主なポイント
- パワープレーンは、現代のPCBにおいて低インピーダンスのDC分配と信号帰還経路を提供します
- 分割プレーンの設計には、EMIと信号歪みを防ぐための慎重な境界管理が必要です
- デカップリングコンデンサの配置とループの最小化は、パワーインテグリティにとって重要です
- 銅箔重量の選択と熱管理により、信頼性の高い電流処理が保証されます
- JLCPCBは、複雑なパワープレーン設計に対応する高度な製造能力を提供しています
適切に設計されたパワープレーンは、プリント基板の低インピーダンスのバックボーンとして機能し、アクティブコンポーネント全体に連続的な直流(DC)電圧を分配すると同時に、高速デジタル信号に低インダクタンスの帰還経路を提供します。PCB設計者が銅箔ベタ、スタックアップの層間容量、分割プレーン、ビア配置を適切に計画すると、電力分配ネットワーク(PDN)は高速な過渡負荷変動下でも安定した電圧レベルを維持します。
現代のPCBレイアウトにおけるパワープレーンの本質的な役割
主な機能:DC電力分配と信号帰還経路
専用のパワープレーンは、細い銅トレースを連続した銅シートに置き換えることで、DC電力を効率的に分配すると同時に、隣接する信号トレースの高周波リファレンスプレーンとして機能します。ソリッドグランドプレーンをパワープレーンに直接隣接して配置することで、信号帰還電流用の低インダクタンスループが形成されます。
現代の高速ICは、過渡電圧降下やグランドバウンスに悩まされることなく、急速なスイッチング電流(di/dt)を要求します。パワープレーンが多層スタックアップ(標準的な4層のSignal – Ground – Power – Signalや6層のSignal – Ground – Signal – Signal – Power – Ground構成など)に統合されると、連続した銅プレーンが基板全体にわたる低抵抗の電源レールとして機能します。
VCCをコンポーネントのピンに供給するだけでなく、パワープレーンは信号インテグリティに直接関与します。高周波信号の帰還電流は最小インダクタンスの経路に沿って流れ、これは自然に最も近い連続したリファレンス銅層上のトレースの直上または直下をミラーリングします。
ソリッドプレーンがインピーダンスと電圧降下を最小化する仕組み
ソリッドプレーンは、狭くインダクタンスの高いトレース形状を、広く低抵抗の平面導体に置き換えることで、ループインダクタンスとI²R降下を最小化します。この低インピーダンスにより、過渡電流スパイク時のコンポーネント電源ピン間の電圧変動が防止されます。
電力供給構造の実効ループインダクタンスは、パワー層とグランド層間の表面積と物理的間隔に大きく依存します。ソリッドプレーンは、トレースの配線に伴う狭いボトルネックを排除し、総DC抵抗(R)とループインダクタンス(L)を低減します。
プレーンインダクタンスを最小限に抑えることで、スイッチングICによって誘起される高周波ノイズは、広い周波数スペクトルにわたって抑制されたままになります。
| 設計パラメータ | 細いトレースによる電力配線 | 連続ソリッドパワープレーン |
|---|---|---|
| DC抵抗 | 高い (10 - 100 mΩ) | 超低い (<1 mΩ) |
| ループインダクタンス (L) | 高い (10 - 50 nH) | 極めて低い (<0.5 nH) |
| 寄生容量 (Cplane) | 最小限 (<1 pF) | 高い (50 - 500 pF/in^2) |
| 熱放散 | 集中 / 局所的 | プレーン全体に均一に分散 |
| EMIシールド能力 | 低い | 優れている (内層信号層をシールド) |
パワープレーン設計と分割のステップバイステップガイド
ソリッドプレーン vs. 分割パワープレーン:いつ、どのように分割するか
分割パワープレーンにより、設計者は単一層上で複数の電圧レール(3.3V、1.8V、1.2V)を供給できますが、信号リファレンス経路を妨害しないよう慎重なレイアウトが必要です。プレーンの分割は、高速信号トレースが分割境界を横断しない場合に限り、配線スペースが限られている場合に適しています。
複数の動作電圧を持つ基板を設計する場合、単一の内層に異なる電圧アイランドを形成することで、総層数と全体的な製造コストを削減できます。ただし、プレーンを分割すると銅箔に物理的なギャップが生じます。
高速信号トレースが2つの異なる電力領域間のギャップの直上を配線されている場合、その帰還電流はトレースに沿ってスムーズに流れることができません。代わりに、帰還電流は分割ギャップを迂回しなければならず、電磁干渉(EMI)を放射し信号歪みを引き起こすループ面積が生じます。
パワープレーン境界を越えたクロストークの防止
電力境界を越えたクロストークとノイズ結合を排除するには、電圧アイランド間に十分なクリアランスを維持し、敏感なトレースが連続したグランドプレーンを参照するようにします。ステッチングコンデンサや連続グランドリファレンス層により、ノイズを個々の電圧ドメイン内に封じ込めます。
パワープレーンを分割する際は、以下の基本ガイドラインに従ってください:
クリアランスルール: 隣接する電力領域間に10 mil~20 mil(0.25 mm~0.50 mm)の最小間隔を維持し、電圧アークと容量性クロストークを防止します。
20-Hルール: パワープレーンのエッジを外側のグランドプレーンのエッジから、層間誘電体厚の20倍(20H)に等しい距離だけ後退させます。この手法により、フリンジ磁界が基板境界内に封じ込められ、放射EMIが抑制されます。
トレース交差の回避: 高速デジタルトレースをリファレンスプレーンの分割部を横断して配線しないでください。ギャップの横断が避けられない場合は、信号トレースに隣接して分割部を直接横断するデカップリングまたはステッチングコンデンサ(例:10 nF)を配置し、高周波帰還電流のブリッジを提供します。
デカップリングコンデンサの配置とデカップリングループの最小化
デカップリングコンデンサは、急速なスイッチングイベント時にローカル電荷を供給し、寄生トレースインダクタンスを最小化するためにIC電源ピンにできるだけ近く配置する必要があります。パワープレーンとグランドプレーンに直接接続する短く幅広のビアにより、コンデンサの効果が最大化されます。
デカップリングコンデンサをICピンから遠くに配置すると、急速なエネルギー供給を妨げるトレースインダクタンスが生じます。プレーンレベルのデカップリングを最適化するには:
重要な熱および電流処理の要素
高電流電源レール用の銅厚の計算
パワープレーンに適切な銅箔重量を決定するには、最大連続電流、許容導体温度上昇、および基板層の位置に依存します。1 oz/ft²(35μm)または2 oz/ft²(70μm)の銅箔を選択することで、温度スパイクを抑制し、高電力トラック間のDC電圧降下を低減します。
IPC-2152規格は、トレース幅、断面積、および電流容量に対する温度上昇を定義しています。外層は周囲空気に効果的に熱を放散しますが、内層パワープレーンは隣接する誘電体材料を通じて熱を放散するため、熱管理が重要な検討事項となります。
| 銅箔重量 | 公称厚さ (μm) | 推奨最大電流(100 mil幅、10°C上昇) | 一般的な用途 |
|---|---|---|---|
| 0.5 oz / ft² | 15 - 18 μm | ≈2.5 A | 低電力デジタルロジック、内層信号プレーン |
| 1.0 oz / ft² | 35 μm | ≈4.5 A | 標準多層パワープレーン、一般電子機器 |
| 2.0 oz / ft² | 70 μm | ≈7.5 A | 高電流電源レール、モータドライバ、産業用DC-DC |
| 3.0 oz / ft² | 105 μm | ≈11.0 A | ヘビー銅電力分配、車載機器 |
パワー層付近のサーマルリリーフビアとボイド管理
大きな銅パワープレーンは、はんだ付け時にコンポーネントピンから熱を吸収し、サーマルリリーフ構造なしでパッドを直接接続すると、冷たいはんだ接合部が生じる可能性があります。サーマルリリーフスポークを使用することで、組立時の熱的絶縁と動作時の電気的電流容量のバランスを取ります。
高密度ビアアレイが内層パワープレーンを通過する場合、アンチパッド(ドリル加工されたビアを囲むクリアランスホール)が連続したスロットに融合する可能性があります。このボイドは実効断面銅面積を減少させ、局所的な電流密度と局所加熱を増加させます。
エンジニアは、ビアピッチがアンチパッド間に十分な銅ネック幅を残し、電流搬送能力とプレーン連続性の両方を維持することを確認する必要があります。
設計と製造の橋渡し:JLCPCBによるプレーンインテグリティの確保
低グランド/パワーインピーダンスのための高度な多層スタックアップ制御
パワープレーン設計を信頼性の高い物理的回路基板に変換するには、厳密な製造公差と一貫した誘電体間隔が必要です。産業用ファブリケータは、パワープレーン性能に最適化された事前検証済みの多層スタックアップオプションを提供しています。
例えば、JLCPCBは2層から32層までの多層構成をサポートしています。薄いプリプレグ層(7628、2116、1080など)と精密コア材料を活用することで、パワープレーンをグランドリファレンス層の近くに配置できます。
パワープレーンをグランドプレーンに近接して配置し、誘電体厚を0.1 mmまで薄くすることで、層間容量が増加し、敏感な基板回路に影響を与える前に高周波スイッチングノイズを抑制します。
精密ヘビー銅製造とDFMクリアランスチェック
高電流パワープレーンレイアウトを実行するには、トレースクリアランス、アンチパッドクリアランス、銅箔重量公差に細心の注意が必要です。高度な製造プロセスにより、ヘビー銅層がショートや過剰エッチングなしでクリーンに製造されます。
JLCPCBが提供する製造仕様は、高度なパワープレーン要件をサポートしています:
PCB製造、アセンブリ、コンポーネントのワンストップサプライヤー。
即時見積もりから迅速な納品まで、ワークフローを合理化し、やり取りを削減し、すべてのビルドをスムーズに進行させます—プロトタイプから量産まで。即時見積もりを取得 >
PCBパワープレーン設計に関するFAQ
Q: パワープレーンの20-Hルールとは何ですか?
20-Hルールとは、パワープレーンのエッジを外側のグランドプレーンのエッジから、層間誘電体厚の20倍(20H)に等しい距離だけ後退させるべきというものです。この手法により、フリンジ磁界が基板境界内に封じ込められ、放射EMIが抑制されます。
Q: パワープレーンに適切な銅箔重量を選ぶにはどうすればよいですか?
最大連続電流、許容温度上昇、基板層の位置に基づいて銅箔重量を選択します。標準的な用途では1 oz/ft²(35μm)が一般的ですが、高電流用途では2 oz/ft²(70μm)または3 oz/ft²(105μm)が必要になる場合があります。
Q: パワープレーンにとってデカップリングコンデンサが重要なのはなぜですか?
デカップリングコンデンサは、急速なスイッチングイベント時にローカル電荷を供給し、寄生トレースインダクタンスを最小化するためにIC電源ピンにできるだけ近く配置する必要があります。過渡電流スパイク時に安定した電圧レベルを維持するのに役立ちます。
Q: 分割パワープレーン間の最小クリアランスはどのくらいですか?
電圧アークと容量性クロストークを防止するため、隣接する電力領域間に10 mil~20 mil(0.25 mm~0.50 mm)の最小間隔を維持してください。
Q: JLCPCBは複雑なパワープレーン設計をどのようにサポートしていますか?
JLCPCBは2層から32層までの多層構成をサポートし、外層で最大3 ozの銅箔重量を提供し、最小トレース/クリアランスは3.5 milまで対応し、パワープレーンインテグリティのための無料自動DFMチェックを含んでいます。
PCBパワープレーン設計のまとめ
高性能パワープレーンを設計するには、重要な電気的、熱的、および製造パラメータのバランスを取る必要があります。内層スタックアップの最適化、厳密な分割プレーン境界の遵守、デカップリングループインダクタンスの低減、および目標熱負荷に対する銅箔重量のサイジングにより、エンジニアは過渡電圧ノイズを排除し、長期的な電力供給の安定性を保証できます。
これらの複雑なレイアウト戦略を高歩留まりの物理的基板に変換するには、精密メーカーとの提携が不可欠です。JLCPCBは、厳密なスタックアップ公差、最大3 ozのヘビー銅層オプション、および自動DFMクリアランス検証を提供することで、高度なCAD設計と物理的製造の間のギャップを埋めます。JLCPCBを通じて事前検証済みの多層スタックアップを活用することで、パワープレーン設計が最大のパワーインテグリティ、低ノイズ、およびすべての製品ライフサイクルにわたる信頼性の高い動作を実現することが保証されます。
学び続ける
ミックスドシグナルPCB設計における調和の実現
電子の世界では、変化に伴い、1枚の基板上にアナログ部品とデジタル部品を混在させることが今や一般的になっています。ミックスドシグナルPCB設計は、アナログとデジタルの世界の調和のとれた融合を表し、高度な電子デバイスに無数の可能性を開きます。このブログ記事では、ミックスドシグナルPCB設計についてお話しします。課題、ベストプラクティス、最適な性能を実現するための重要な要素を取り上げます。 ミックスドシグナル設計の本質 ミックスドシグナル設計とは、アナログ回路とデジタル回路の両方を同じプリント回路基板(PCB)上に統合することを指します。アナログ部品は連続信号を扱います。例えば、音声やセンサー入力などです。デジタル部品は離散信号を処理します。これらは一般的にマイクロコントローラやデジタル信号プロセッサに見られます。これらの多様な要素の融合がミックスドシグナル環境を生み出し、複雑で多用途な電子システムの開発を可能にします。 ミックスドシグナルPCB設計における課題: A- 信号整合性: アナログ信号とデジタル信号のニーズのバランスを取ることは繊細な作業です。高速デジタル信号はノイズや干渉を引き起こし、アナ......
インピーダンス整合のための反射係数計算ツール
信号がある点から別の点へデジタル的に送信されるたびに、信号線の状態が変化します。信号の状態変化は、回路内を移動する電磁波として記述することができます。信号の反射は、電磁波がある媒質から次の媒質への境界に遭遇したときに発生します。波が境界に達すると、エネルギーの一部は信号として透過し、一部は反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか環境に散逸するまで、無限に続きます。 電気技術者にとって、この境界が発生する媒質は通常、その電気インピーダンスの観点から記述されます。つまり、境界とはインピーダンスが変化する場所です。 PCB設計における反射は、電気信号がトレースに沿って伝搬する際にインピーダンス不整合に遭遇したときに発生します。この不整合により、信号の一部がソースに向かって反射されます。反射は、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号完全性の問題を引き起こす可能性があります。 反射ノイズがなぜ問題となるのか? 信号線内の反射により、経路に余分なエネルギーが蓄積され、信号にノイズ問題が発生します。反射ノイズは信号を予測不可能な値に押しやり、決定論的な信......
PCB設計におけるインピーダンス制御の初心者ガイド
デジタル信号がある地点から別の地点へ伝送されると、信号線の状態に変化が生じます。この変化は、回路内を移動する電磁波として理解することができます。反射は、この波が異なる媒質間の境界に遭遇したときに発生します。この境界では、波のエネルギーの一部が信号として継続し、残りは反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか、環境に散逸するまで繰り返されます。 電気エンジニアにとって、この境界は通常、電気インピーダンスの変化によって定義されます。PCB設計では、信号がトレースに沿ってインピーダンス不整合に遭遇すると反射が発生します。この不整合により、信号の一部がその源に向かって反射され、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号整合性の問題を引き起こします。 1. 回路のインピーダンス: 抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路において、回路内の電流の流れを妨げる総等価抵抗はインピーダンスと呼ばれます。インピーダンスは抵抗成分とリアクタンス成分で構成されています。抵抗は回路のエネルギーを熱として散逸させます。回路内で回収可能なエネルギーは、導体、インダクタ、コンデン......
高速リジッドPCB設計における信号完全性の実践ガイド
私たちはシグナルインテグリティという用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。 そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波の場合はより高速でスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これは信号内の寄生効果も低減します。こ......
高速設計におけるインピーダンス方程式の役割
インピーダンスは、システム内で信号がどのように振る舞うかを制御する最も重要な概念の一つです。シグナルインテグリティ の問題は、インピーダンスの不整合によって引き起こされる信号の反射から生じます。信号の損失、反射、歪みがないことを保証するために、エンジニアはインピーダンスを慎重に制御する必要があります。交流電流の印加に対する電気回路の抵抗は、そのインピーダンスによって測定されます。これは、電気回路における高周波インダクタンスとキャパシタンスを組み合わせた結果です。抵抗と同様に、インピーダンスはオームで測定されます。異なるインピーダンスは減衰と反射を引き起こし、信号を弱めます。インピーダンスの定義、抵抗、インダクタンス、キャパシタンスなどの他の回路要素との違い、および高速PCB設計におけるその方程式の重要性は、すべてこの記事で取り上げられています。 インピーダンス対抵抗、インダクタンス、キャパシタンス インピーダンスは、抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路に電流が流れるのを妨げる総等価抵抗です。インピーダンスはリアクタンス成分と抵抗成分から構成されます。回路内のエネルギーは抵抗によって熱として放出さ......
高速リジッドPCB設計における信号完全性
私たちは「シグナルインテグリティ」という用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号の損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。 そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波であれば、より高いレートでスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これはまた、信号内の寄生......