USB-3.0差動信号の設計ガイド
2 min
- 差動ペアの配線:
- PCBスタックアップの推奨事項:
- トレースの曲がり、ビア、および不連続
- AC結合とコンデンサの配置
- FR4、4層スタックアップを使用した設計例:
- よくあるレイアウトミスとその回避方法
- 結論:

データ転送の世界において、USB 3.0はUSB 2.0ののんびりしたジョガーに対するウサイン・ボルトのような存在です。USB 2.0は「ハイスピード」と呼ばれ、480 Mb/sでのろのろと走っていましたが、USB 3.0 SuperSpeedは5 Gb/sまで急上昇します(10倍以上高速)。しかし、この速度の飛躍は全二重動作と、専用ピン上の新しい差動送信(SSTX)および受信(SSRX)ペアをもたらします。USB 2.0のD+/D–ラインは列挙とレガシーデータを処理し、2つの新しい5 Gb/s高速差動ペアが各方向にSuperSpeedデータを伝送します。技術との後方互換性を維持しながら、USB 3.0ポートは依然としてUSB 2.0デバイスを受け入れますが、より遅いデータレートで動作することを意味します。このような高周波数では、トレースはマイクロ波伝送線路のように振る舞います。小さな レイアウト のミスがインピーダンス不整合やクロストークを引き起こす可能性があります。
先に述べたように、USB 3.0のSuperSpeedレーンは送信用に専用ペア(SSTX+とSSTX–)、受信用にペア(SSRX+とSSRX–)を使用します。それぞれがグランドを基準とした高速アナログ信号と全二重通信を伝送します。SSTX/SSRXペアは制御インピーダンス伝送線路として扱います。実際には、これらの信号は均一な間隔、厳密な長さマッチング、および堅固なリターンパスを備えて並行に配線する必要があります。 これらすべてについて、概念をさらに深めながら記事の中で議論していきます。
差動ペアの配線:
5 Gb/sでは、USB 3.0 SuperSpeedラインはインピーダンスと配線形状の厳密な制御が求められます。SuperSpeed差動ペアは90 Ω ±10~15%の伝送線路として配線する必要があります。これは、PCBの誘電体スタックアップに従って計算された均一なトレース幅と間隔を使用することを意味します。差動インピーダンスは、単純にシングルエンドインピーダンスの2倍ではありません(結合のため)。実際には、設計者は90 Ω(通常±10%が許容)を目標とします。90 Ωを乱すような形状変更(ピンパッド、ビア、スプリットなど)は避けてください。特に、SuperSpeedペアを電源プレーンやプレーンのスプリット上に配線しないでください。より良いリターンパスと電磁界シールドのために、隣接層のベタグランドプレーン上に差動ペアを常に配置してください。SuperSpeedのペア内長さの不一致は約5 mil(≈0.13 mm)以下にすべきです。これはわずか数ピコ秒のスキューに相当します。TXとRX間のペア間長さマッチングは不要ですが、各ペア自体はマッチングさせる必要があります。
差動ペア配線のその他のルール:
1) SuperSpeed TXとRXペアはすぐ隣に配置すべきではありません。互いに強いクロストークを結合する可能性があるためです。SSTXとSSRXペアは少なくともトレース幅の5倍離してください(例えば、5 mil幅のトレースの場合、約25 milの間隔を確保)。
2) スタブとビアの断絶はSuperSpeedにとって致命的です。USBレイアウトでは、SuperSpeedトレースにスタブがあってはなりません。
3) 可能であれば差動ペアを1つの層に保つ(またはグランドを挟んだ対向層に配置する)ことでビアを最小限に抑えてください。ビアが多いほどUSBトレースの総実効長が減少するためです。
4) 次のプレーンへの直接パスを提供せずに、ペアをグランドプレーンから離さないでください。
5) 複数のスルーホールパッドやグランドフィンガー(例:Type-Aシェル)は、不要な寄生スタブや結合を引き起こす可能性があります。原則として、いかなる層でもSuperSpeedコネクタピン間に銅(トレースまたはプレーン)を配置しないでください。
PCBスタックアップの推奨事項:
適切なPCBスタックアップはUSB 3.0 SIの基盤です。 少なくとも4層を使用し、密度が要求する場合はそれ以上が望ましいです。一般的な4層USB 3.0ボードは以下の通りです:
- トップ層(信号)。
- 第2層(グランドプレーン)。
- 第3層(電源プレーン)。
- ボトム(信号)。
しかし、EMIの観点からより良いのは、ボード寸法が許せばSIGNAL/GND/GND/SIGNALを使用することです。すべての高速差動トレースはトップまたはボトムに配線し、その直下にベタグランドプレーンを配置します。重要なルールは、すべてのSuperSpeedデータトレースを完全にベタグランドプレーン上に配線し、直下に断絶やスプリットがないようにすることです。層が多いほど選択肢が増えます。6層ボードでは、トップ(信号)、L2(グランド)、L3(信号)、L4(電源)、L5(グランド)、ボトム(信号)、または同様の対称レイアウトが可能です。グランドと電源プレーンをペアにして、スタックがバランスされ、反りにくくなるようにします。複数のプレーン(例えば、複数のグランドや分割ドメイン)がある場合、USBトレースの下に1つの途切れのないグランドが存在することを確認してください。TXとRX間のペア間長さマッチングは不要です。
トレースの曲がり、ビア、および不連続
曲がり:SuperSpeedトレースを配線する際は、不連続を最小限に抑えることに徹底してください。ルート上の鋭いまたは不規則な形状は避けてください。コーナーには90°の曲がりを絶対に使用しないでください。各90°コーナーは実質的にペアの片側を長くし(不一致)、インピーダンスの乱れを引き起こします。「曲がりはできるだけ少なく使用し—できれば2回以下に—、必要に応じて45°または曲線の曲がりを選択してください。これらはペアをマッチングさせるために片側のトレースのわずかな余分な長さをより適切に考慮します。
ビア: ビアは別のトラブルの原因です。SuperSpeedパス内の各ビアは寄生インダクタンスとキャパシタンスを追加し、アイダイアグラムをぼやけさせる可能性があります。各信号ビアは実効的に許容チャネル長を減少させます(ビアあたり約2インチの長さ)。層の変更が必要な場合は、グランドリターンパスを維持するために、常にグランドビア(または信号ビアの両側にペアで)を配置してください。例えば、差動ペアが第1層(信号)から第3層に移動する場合、第2層(グランド)と第4層(グランドまたは電源)がベタであり、ビア付近で接続されていることを確認してください。
不連続: トレースをパッド間(USBコネクタのスルーホール)に配線し、ループさせないでください。一部のUSBコネクタ(Type-A/B)には内部シールドまたは中央グランドピンがあります。これらのスペースをいかなる層でも他の銅で埋めないでください。信号ペアと意図しない隣接物間にキャパシタンスが導入されます。
AC結合とコンデンサの配置
USB 3.0のSuperSpeedラインはデフォルトでAC結合されています。電気仕様では、DCバイアス差をブロックするために各SSTXレーンに直列コンデンサが必要です。実際には、0.1 μF(100 nF)チップコンデンサを2つ直列に、SSTXpに1つ、SSTXnに1つ、USBコネクタまたはレセプタクルにできるだけ近づけて配置します。
結合コンデンサのガイドライン:
1) これらのコンデンサは小型(0402以下)で、リードインダクタンスが非常に低いタイプ(≤0.2 nH)でなければなりません。
2) 対称性が重要です。ペアの両側に同一値のコンデンサ(できれば同じ製造ロット)を使用して、余分なコモンモードノイズの導入を避けてください。
3) 受信側(SSRX)では、通常AC結合は不要です(受信機の入力段はDCを処理できます)。したがって、通常は送信ペアにのみACコンデンサを配置します。
FR4、4層スタックアップを使用した設計例:
- 誘電体(FR-4)比誘電率: εᵣ = 4.3
- トップ信号から最寄りのグランドプレーンまでの距離: h = 0.20 mm(一般的なプリプレグ)
- 銅厚(1 oz): t = 0.035 mm(35 µm)
- 目標差動インピーダンス: Zdiff目標 = 90 Ω
計算機から:
したがって、ここでは90オームのインピーダンス目標に対して、各差動ペアのトレース幅は0.33mm、間隔は0.31(ペア間間隔)とすべきであり、これにより50.47オームのシングルエンドインピーダンスも提供されます。結合効果により、差動ペアの全体インピーダンスは90オームです。これは、差動ペアのマイクロストリップとストリップライン計算をサポートする任意のオンライン計算機で行えます。パラメータは他の材料に応じて計算されます。JLCPCBインピーダンス計算機を試すことができます。
よくあるレイアウトミスとその回避方法
- グランドプレーンの分割。参照プレーンのスプリット上にSuperSpeedトレースを配線すると、信号リターンパスが損なわれる可能性があります。 グランドまたは電源プレーンの継ぎ目や切断部上に配線しないでください。
- 一貫性のないトレース間隔や幅の使用(例えば、不均一なビアパッドやソルダーマスクによる)は、インピーダンスを許容範囲外に押し出す可能性があります。その層でペア間の同じ間隔と固定幅を常に維持してください
- +/–ペアの長さを数mil以内でマッチングするのを忘れると、スキューが発生する可能性があります。各曲がりやビアは小さな非対称性を追加するため、曲がりが避けられない場合は測定して調整してください。ソース/コネクタ付近の蛇行ルートは、全体にわたる不一致のジグザグよりも優れています。
- 鋭い90°コーナーとメアンダ。これらは不連続を引き起こします。曲がりには45°または曲線トレースを使用してください。
- 不正確なAC結合。0.1 μFコンデンサをコネクタから遠くに配置したり、間違った値を使用すると、リンクが壊れる可能性があります。TXペアのみに結合コンデンサが必要であり、コネクタピンのすぐそばに0.1 μFを配置することを忘れないでください
- 層間の対称性の喪失。ペアの一方のトレースをプレーンスプリットの片側や不規則なビアを横切って配線すると、対称性が損なわれる可能性があります。ルネサスは異なる層の差動ペアピン間の金属に対しても警告しています。
結論:
これは差動信号レイアウトのガイドであり、90オームのインピーダンスを実際に達成する方法を示す設計例も含まれています。すべてはトレース間隔とトレース幅にかかっています。厳密な設計では、USB-IFの推奨に従い、ハードウェアを構築する前に信号整合性を検証するためにチャネル全体(ケーブルを含む)をシミュレーションする必要があります。重要なポイントは、USB 3.0 SuperSpeedレーンを短い高速シリアルリンク(低速でのPCIeやSATAに匹敵)として扱い、同じSIベストプラクティスをすべて遵守することです。基本的なガイドラインから逸脱があると、信号にエラーが発生し、不要なクロストークが生じる可能性があります。通常、アイダイアグラムで測定される信号品質は、このトピックに関する完全な記事で扱われています。詳細については、JLCPCBブログセクションをご覧ください。
学び続ける
ミックスドシグナルPCB設計における調和の実現
電子の世界では、変化に伴い、1枚の基板上にアナログ部品とデジタル部品を混在させることが今や一般的になっています。ミックスドシグナルPCB設計は、アナログとデジタルの世界の調和のとれた融合を表し、高度な電子デバイスに無数の可能性を開きます。このブログ記事では、ミックスドシグナルPCB設計についてお話しします。課題、ベストプラクティス、最適な性能を実現するための重要な要素を取り上げます。 ミックスドシグナル設計の本質 ミックスドシグナル設計とは、アナログ回路とデジタル回路の両方を同じプリント回路基板(PCB)上に統合することを指します。アナログ部品は連続信号を扱います。例えば、音声やセンサー入力などです。デジタル部品は離散信号を処理します。これらは一般的にマイクロコントローラやデジタル信号プロセッサに見られます。これらの多様な要素の融合がミックスドシグナル環境を生み出し、複雑で多用途な電子システムの開発を可能にします。 ミックスドシグナルPCB設計における課題: A- 信号整合性: アナログ信号とデジタル信号のニーズのバランスを取ることは繊細な作業です。高速デジタル信号はノイズや干渉を引き起こし、アナ......
インピーダンス整合のための反射係数計算ツール
信号がある点から別の点へデジタル的に送信されるたびに、信号線の状態が変化します。信号の状態変化は、回路内を移動する電磁波として記述することができます。信号の反射は、電磁波がある媒質から次の媒質への境界に遭遇したときに発生します。波が境界に達すると、エネルギーの一部は信号として透過し、一部は反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか環境に散逸するまで、無限に続きます。 電気技術者にとって、この境界が発生する媒質は通常、その電気インピーダンスの観点から記述されます。つまり、境界とはインピーダンスが変化する場所です。 PCB設計における反射は、電気信号がトレースに沿って伝搬する際にインピーダンス不整合に遭遇したときに発生します。この不整合により、信号の一部がソースに向かって反射されます。反射は、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号完全性の問題を引き起こす可能性があります。 反射ノイズがなぜ問題となるのか? 信号線内の反射により、経路に余分なエネルギーが蓄積され、信号にノイズ問題が発生します。反射ノイズは信号を予測不可能な値に押しやり、決定論的な信......
PCB設計におけるインピーダンス制御の初心者ガイド
デジタル信号がある地点から別の地点へ伝送されると、信号線の状態に変化が生じます。この変化は、回路内を移動する電磁波として理解することができます。反射は、この波が異なる媒質間の境界に遭遇したときに発生します。この境界では、波のエネルギーの一部が信号として継続し、残りは反射されます。このプロセスは、エネルギーが回路に吸収されるか、環境に散逸するまで繰り返されます。 電気エンジニアにとって、この境界は通常、電気インピーダンスの変化によって定義されます。PCB設計では、信号がトレースに沿ってインピーダンス不整合に遭遇すると反射が発生します。この不整合により、信号の一部がその源に向かって反射され、特に高速デジタル回路やRF回路において、歪み、ノイズ、データエラーなどの信号整合性の問題を引き起こします。 1. 回路のインピーダンス: 抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路において、回路内の電流の流れを妨げる総等価抵抗はインピーダンスと呼ばれます。インピーダンスは抵抗成分とリアクタンス成分で構成されています。抵抗は回路のエネルギーを熱として散逸させます。回路内で回収可能なエネルギーは、導体、インダクタ、コンデン......
高速リジッドPCB設計における信号完全性の実践ガイド
私たちはシグナルインテグリティという用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。 そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波の場合はより高速でスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これは信号内の寄生効果も低減します。こ......
高速設計におけるインピーダンス方程式の役割
インピーダンスは、システム内で信号がどのように振る舞うかを制御する最も重要な概念の一つです。シグナルインテグリティ の問題は、インピーダンスの不整合によって引き起こされる信号の反射から生じます。信号の損失、反射、歪みがないことを保証するために、エンジニアはインピーダンスを慎重に制御する必要があります。交流電流の印加に対する電気回路の抵抗は、そのインピーダンスによって測定されます。これは、電気回路における高周波インダクタンスとキャパシタンスを組み合わせた結果です。抵抗と同様に、インピーダンスはオームで測定されます。異なるインピーダンスは減衰と反射を引き起こし、信号を弱めます。インピーダンスの定義、抵抗、インダクタンス、キャパシタンスなどの他の回路要素との違い、および高速PCB設計におけるその方程式の重要性は、すべてこの記事で取り上げられています。 インピーダンス対抵抗、インダクタンス、キャパシタンス インピーダンスは、抵抗、インダクタ、コンデンサを含む回路に電流が流れるのを妨げる総等価抵抗です。インピーダンスはリアクタンス成分と抵抗成分から構成されます。回路内のエネルギーは抵抗によって熱として放出さ......
高速リジッドPCB設計における信号完全性
私たちは「シグナルインテグリティ」という用語をよく使いますが、実際それは何なのでしょうか?信号パラメータに関係するものなのか、それともシステムパラメータに関係するものなのでしょうか?簡単に言えば、信号がワイヤや伝送線路を伝わる際に、送信された地点と受信された地点で何らかのパラメータが変化します。高速信号の場合、信号の損失はさらに大きくなり、データ損失や信号劣化の問題が生じます。では、どのような種類の信号が妨害され、どのように変化するのでしょうか?伝送中に信号がその特性を変化させる4つの主要な現象について説明しました。 そして2番目の質問ですが、どのような種類の信号かというと、基本的に高周波であれば、より高いレートでスイッチングする0と1があるはずです。もし0が1になり、1が0になれば、データ損失が発生します。もちろん、いくつかのコード訂正技術もありますが、それはまた別の機会の話題です。この問題を解決するには、スタックアップ設計やインピーダンス制御などの要素を考慮する必要があります。設計チームは、より小型のフォームファクタデバイスを追求することでインテグリティを改善できます。これはまた、信号内の寄生......