回路設計スキルの向上:パフォーマンスを改善するためのヒントとテクニック
1 min
- 回路設計が重要な理由とは?
- 回路基板の設計方法とは?
- PCBレイアウトと配線技術の最適化
- 回路設計のシミュレーションとテスト
- 回路設計の専門家のヒント
- 2026年のベスト回路設計ソフトウェア
- 結論:
- よくある質問(FAQ)
回路設計は現代のエレクトロニクスにおいて極めて重要な側面であり、電子デバイスの機能性、性能、信頼性に影響を与える能力を持っています。そのため、エレクトロニクスエンジニアや設計者は、利用可能な最高の回路設計ソフトウェアツールにアクセスできることが重要です。本記事では、2026年のトップ回路設計ソフトウェアツールを探り、回路設計のための専門家のヒントとベストプラクティスを提供します。
回路設計が重要な理由とは?
回路設計とは、電子回路の作成を伴うもので、単純な回路から複雑な集積システムまで幅広く対応します。回路は、抵抗器、コンデンサ、トランジスタなどの電子部品で構成され、所望の電気出力を生成するために特定の方法で配置されています。回路の設計は、その機能性、性能、信頼性に影響を与える可能性があるため、エレクトロニクスエンジニアや設計者にとって重要な考慮事項です。
1. 機能性
回路の設計は、電子デバイスが意図された機能を実行できることを保証するために不可欠です。回路は、電圧、電流、周波数など、デバイスの特定の要件を満たすように設計する必要があります。また、回路のレイアウトは、プリント回路基板(PCB)のサイズや形状など、デバイスの物理的な制約内に収まるように設計する必要があります。適切に設計された回路は、デバイスが意図したとおりに動作し、エンドユーザーの要件を満たすことを保証します。
2. 信頼性
電子デバイスの信頼性は、その回路の設計と密接に関連しています。不適切に設計された回路は、故障、誤動作、その他の問題を引き起こし、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。例えば、不適切に設計された電源回路は電圧の変動を引き起こし、デバイス内の他の部品に損傷を与える可能性があります。一方、適切に設計された回路は、デバイスの信頼性を確保し、故障や誤動作の可能性を減らすのに役立ちます。
3. 性能
電子デバイスの性能は、その回路の設計に直接関係しています。適切に設計された回路は、デバイスが最適なレベルで動作し、消費電力を最小限に抑え、最大の効率を実現することを保証できます。回路は、デバイスの性能に影響を与える可能性のあるノイズや干渉を最小限に抑えるように設計する必要があります。また、適切に設計された回路は、温度や湿度など、指定された許容範囲内でデバイスが動作することを保証できます。
4. コスト
回路の設計は、電子デバイスのコストに影響を与える可能性があります。不適切に設計された回路は、デバイスの製造とテストにより多くの時間とリソースが必要となるため、生産コストの増加につながる可能性があります。一方、適切に設計された回路は、生産コストを削減し、製造プロセス全体の効率を向上させることができます。
5. イノベーション
回路の設計は、現代のエレクトロニクスにおけるイノベーションを推進するために不可欠です。新しい技術や材料が利用可能になるにつれて、回路設計者はこれらの進歩を活用できるように回路を適応させる必要があります。適切に設計された回路は、電子デバイスで可能なことの限界を押し広げるのに役立ち、消費者と企業の両方に利益をもたらす新しい革新的な製品につながります。
回路基板の設計方法とは?
回路設計は現代のエレクトロニクス技術の重要な部分です。適切に設計された回路は、電子デバイスが意図したとおりに動作し、エンドユーザーのニーズを満たし、業界のイノベーションを推進することを保証できます。最適な回路設計を実現するには、長年の経験と業界標準に基づいたベストプラクティスに従うことが重要です。
信号完全性のための設計
信号完全性とは、回路が歪みや干渉なしに信号を送受信する能力です。信号完全性のための設計には、回路レイアウト、部品配置、配線技術の慎重な検討が必要です。高速デジタル信号とアナログ信号は特に信号完全性の問題に対して脆弱であり、設計者はノイズ、クロストーク、その他の干渉源を最小限に抑えるための措置を講じる必要があります。
適切な部品とパッケージの選択
最適な回路設計を実現するには、適切な部品とパッケージの選択が重要です。部品は、電圧、電流、周波数などの仕様、および回路内の他の部品との互換性に基づいて選択する必要があります。パッケージの種類とサイズも、PCBとデバイスの物理的な制約内に収まるように選択する必要があります。
PCBレイアウトと配線技術の最適化
PCBのレイアウトと配線は、電子デバイスの性能、信頼性、コストに影響を与える可能性があります。最適なPCBレイアウトと配線技術には、トレース長の最小化、ビア数の削減、適切なトレース幅と間隔の使用、鋭角や鋭い角度の回避が含まれます。また、レイアウトと配線は、デバイスの熱管理とEMIシールドの必要性を考慮する必要があります。
JLCPCB固有のレイアウトベストプラクティス(2026年の対応能力)
製造可能性と低コストを確保するために:
- 最小トレース幅/間隔:1オンス銅箔(標準)で0.10 mm(4 mil)
- 鋭角(<90°)を避ける;45°の曲げまたは丸みのある角を使用する
- デカップリングコンデンサ(0.1 µF推奨)をICの電源ピンの近く(<5 mm)に配置する
- 多層基板では内層にグランド/電源プレーンを使用してEMIを低減する
- 高速トレースを短く保ち、差動ペアを密に結合する
EasyEDAのJLCPCB内蔵DRCを常に実行するか、ガーバーファイルをオンラインビューアにアップロードして即座にフィードバックを得てください。
回路設計のシミュレーションとテスト
回路設計のシミュレーションとテストは、回路が意図したとおりに動作し、エンドユーザーの要件を満たすことを保証するのに役立ちます。SPICEシミュレーションなどのシミュレーションツールを使用して、回路の動作をモデル化し、潜在的な問題を特定できます。オシロスコープやマルチメータなどのテストツールを使用して、回路の性能を検証し、設計プロセス中に見落とされた可能性のある問題を特定できます。
回路設計の専門家のヒント
回路設計は現代のエレクトロニクス技術の複雑で重要な部分です。最適な回路設計を実現するには、ベストプラクティスに従い、高度な設計ツールと技術を活用することが重要です。さらに、設計プロセスを改善し、回路が意図したとおりに動作することを保証するのに役立つ専門家のヒントとコツがあります。
1. 熱管理を考慮する
熱管理とは、電子デバイスから発生する熱を管理し、デバイスが指定された温度範囲内で動作することを保証するプロセスです。設計者は、回路設計プロセス中にデバイスの熱管理を考慮する必要があります。これには、部品の配置、サーマルビアの使用、ヒートシンクやファンの使用が含まれます。熱管理を考慮しないと、デバイスの故障や信頼性の低下につながる可能性があります。
2. グランドプレーンと電源プレーンを活用する
グランドプレーンと電源プレーンは、PCB上の大きな銅領域で、低インピーダンスのグランドまたは電源接続を提供するために使用されます。グランドプレーンと電源プレーンを活用することで、PCB上のトレース数を減らし、回路全体の性能を向上させることができます。グランドプレーンはノイズと干渉を低減するのに役立ち、電源プレーンは部品に安定した電源を提供するのに役立ちます。
3. PCBの層数を最小限に抑える
PCBの層数は、デバイスのコスト、複雑さ、信頼性に影響を与える可能性があります。PCBの層数を最小限に抑えることで、デバイスのコストと複雑さを削減し、信頼性を向上させることができます。設計者は、デバイスの要件を慎重に検討し、エンドユーザーのニーズを満たしながら層数を最小限に抑える必要があります。
4. デカップリングコンデンサを使用する
デカップリングコンデンサは、高周波ノイズをフィルタリングし、部品に安定した電源を提供するために使用されます。設計者は、安定した動作を確保し、ノイズと干渉を低減するために、部品のすべての電源ピンとグランドピンにデカップリングコンデンサを使用する必要があります。デカップリングコンデンサの値と配置は、回路設計プロセス中に慎重に検討する必要があります。
5. 部品の配置を最適化する
PCB上の部品の配置は、デバイスの性能、信頼性、コストに影響を与える可能性があります。部品は、トレース長を最小限に抑え、クロストークと干渉を減らし、最適な熱管理を可能にする方法で配置する必要があります。また、設計者は、テストとデバッグの目的で部品のアクセシビリティを考慮する必要があります。
2026年のベスト回路設計ソフトウェア
2026年、回路設計ツールはクラウド統合、AI支援配線、シームレスな製造リンクとともに進化し続けています。JLCPCBは、LCSC部品ライブラリとの直接統合とワンクリックPCB/PCBA発注により、ほとんどのユーザーにEasyEDA(公式パートナーツール)を強く推奨しています。以下は5つの人気オプションです:
- EasyEDA(JLCPCB公式)
- Altium Designer
- KiCad
- CircuitMaker
EasyEDA
EasyEDAは、使いやすい回路図キャプチャとレイアウト設計機能を提供する無料のWebベース回路設計ソフトウェアツールです。500万人以上の登録ユーザーを持ち、EasyEDAはエレクトロニクス設計者、趣味家、学生に人気の選択肢です。そのユーザーフレンドリーなインターフェースと直感的な設計により、電子回路設計を迅速かつ効率的に作成するための理想的なツールとなっています。
EasyEDAは、200万以上の回路図シンボル、PCBフットプリント、部品の3Dモデルを含む膨大な部品とシンボルのライブラリを提供しています。このソフトウェアは、SPICEシミュレーション、混合モードシミュレーション、クラウドシミュレーションなどのシミュレーションとテスト機能も提供しています。これらの機能により、エレクトロニクス設計者は回路設計をテストし、所望の仕様を満たしていることを確認できます。
EasyEDAはまた、コラボレーションと共有オプションを提供し、複数のユーザーが同時に同じプロジェクトで作業できるようにします。このソフトウェアは、リアルタイムコラボレーション、バージョン管理、コメント機能をサポートしており、エレクトロニクス設計者が協力して設計を共有することが容易です。
2026年、EasyEDA(特にProエディション)は、JLCPCBエコシステムとのシームレスな統合により、JLCPCBの公式推奨ツールとなっています。主な強化点は以下の通りです:
- 回路図設計中に200万以上のLCSC部品へのリアルタイムアクセス(リアルタイム価格、在庫状況、直接部品リンク付き)
- 内蔵のJLCPCB DFM (製造設計)ルールチェッカーが、最小トレース幅(標準1オンス銅箔で0.10 mm)、クリアランス違反、ソルダーマスク/パッドの重なりなどの問題を発注前にフラグ付け
- JLCPCBへのワンクリック発注によるPCB製造と完全なPCBA(SMTアセンブリ)— 設計はJLCPCBカートに直接同期され、即時見積もりとBOMマッチングが可能
- 高度なPro機能:大規模基板(50,000以上の部品まで)をスムーズに処理するWebGLベースのレンダリング、改良された自動配線、3D STEPエクスポート、無制限ストレージ付きクラウドベースのバージョン履歴
- ほとんどのユーザーは無料。Proエディションは寛大な無料トライアルとプロフェッショナルなワークフロー向けの手頃なサブスクリプションを提供
この緊密な統合により、EasyEDAは迅速なプロトタイピング、中小規模の生産、JLCPCBサービスを利用するすべての人に特に理想的であり、設計から製造までのターンアラウンドタイムを大幅に短縮します。
Altium Designer
Altium Designerは、エレクトロニクス設計者向けの高度な機能と能力を提供するプロフェッショナルグレードの回路設計ソフトウェアツールです。膨大な部品とシンボルのライブラリを提供しています。Altium Designerは、回路図キャプチャとレイアウト設計機能、および信号完全性分析や熱分析などのシミュレーションとテスト機能を提供しています。
Eagle PCB Design
Eagle PCB Designは、使いやすいインターフェースと膨大な部品とシンボルのライブラリを提供する人気の回路設計ソフトウェアツールです。回路図キャプチャとレイアウト設計機能、およびSPICEシミュレーションや信号完全性分析などのシミュレーションとテスト機能を提供しています。
KiCAD
KiCADは、回路図キャプチャとレイアウト設計機能を提供するオープンソースの回路設計ソフトウェアツールです。部品とシンボルのライブラリ、およびSPICEシミュレーションや信号完全性分析などのシミュレーションとテスト機能を提供しています。
CircuitMaker
CircuitMakerは、使いやすいインターフェースと部品とシンボルのライブラリを提供する無料の回路設計ソフトウェアツールです。回路図キャプチャとレイアウト設計機能、およびSPICEシミュレーションや信号完全性分析などのシミュレーションとテスト機能を提供しています。
簡単な比較表(2026年の視点)
| ソフトウェア | 価格 | JLCPCBユーザーにとっての主な強み | 最適な用途 |
| EasyEDA | 無料(Pro無料トライアルあり) | LCSC/JLCPCB直接統合、ワンクリック発注 | プロトタイプ、初心者、迅速なPCBA |
| Altium Designer | 有料(年間約$10k以上) | 高度なSI/PI分析、エンタープライズ機能 | プロフェッショナル、複雑な設計 |
| KiCad | 無料/オープンソース | 強力、JLCPCB用コミュニティプラグイン | オープンソース愛好家 |
| CircuitMaker | 無料 | Altiumライクなインターフェース、コミュニティ共有 | Altiumから移行する趣味家 |
結論:
回路設計をマスターすることは、高性能で信頼性が高く、革新的な電子デバイスを作成したいエレクトロニクス専門家にとって不可欠です。最適な回路設計を実現するには、ベストプラクティスに従い、高度な設計ツールと技術を活用し、経験豊富な専門家のヒントを取り入れることが重要です。さらに、適切な回路設計ソフトウェアを選択することで、設計プロセスを大幅に簡素化し、効率化できます。
よくある質問(FAQ)
1. 回路設計がそれほど重要なのはなぜですか?
適切な動作、故障の最小化、効率性、製造可能性を確保することで、電子デバイスの機能性、信頼性、性能、コスト、イノベーションに直接影響を与えます。
2. 回路設計の主要なベストプラクティスは何ですか?
信号完全性、適切な部品選択、最適化されたPCBレイアウト/配線、熱管理、グランド/電源プレーン、デカップリングコンデンサ、シミュレーション/テストに焦点を当てます。
3. 2026年にJLCPCBユーザーにとって最適な回路設計ソフトウェアはどれですか?
EasyEDA(JLCPCB公式)が最適な選択です—無料、クラウドベース、LCSC部品との統合、リアルタイム価格/在庫、内蔵DFMチェッカー、ワンクリックPCB/PCBA発注。
4. 回路設計の熱管理を改善するにはどうすればよいですか?
発熱部品を戦略的に配置し、サーマルビアを使用し、ヒートシンク/ファンを追加し、銅箔ベタまたは電源プレーンを放熱に活用し、温度上昇をシミュレーションします。
学び続ける
Altium MCP:GPT-6とCodexを活用したAIによるPCB設計【ステップバイステップガイド】
Altium MCPは、Model Context Protocol(MCP)サーバーを介してAltium DesignerとAIアシスタントを接続します。AIはスクリーンショットを見ながら画面をクリックする代わりに、Altiumのスクリプト関数を直接呼び出します。本記事では、Codex上のGPT-6とオープンソースのeda-agentサーバーを使用し、230 VAC・10 A対応のBL0942搭載電力量計測基板を設計しました。データシートの確認から、DRC違反のない基板製造データの作成までを検証しています。 AIが部品選定、回路図作成、部品配置、配線、基板のチェックを実行し、回路構成の判断、配置方針の提示、修正の指示はエンジニアが担当しました。 本ガイドで解説する内容: Altium MCPとeda-agentサーバーの仕組み Codex上のGPT-6をAltiumに接続し、接続状態を確認する方法 AIによる部品選定、回路図作成、部品配置、配線の実行過程 出力されたデータと、エンジニアによる修正が必要だった箇所 注意事項 これらのサーバーは、第三者が独立して開発するオープンソースプロジェクトです......
PCB設計向けAIツール:あなたの設計ワークフローに最適なツールは?
AIツールは現在、PCB設計における回路構成の検討、回路図生成、部品選定、部品配置、配線、設計検証など、さまざまな工程を支援できるようになっています。 しかし、各AIツールが対応する工程や得意分野はそれぞれ異なります。 本記事では、AI PCB設計ツールについて、実際にどのような処理を行うのか、必要となる入力情報、そして実際のエンジニアリングワークフローのどの段階で活用できるのかを比較・解説します。 この記事では、以下の内容について解説します。 6種類のAI PCB設計ツールと、それぞれに必要な入力情報 PCB設計工程ごとにAIツールが実行できる内容 設計開始時点や使用中のEDAソフトに応じたツール選択方法 AIによる設計結果にもエンジニアによる検証が必要な理由 図: PCB設計ワークフローの各段階に対応したAI PCB設計ツールの分類 PCB設計向けAIツールの種類 AI PCB設計ツールは、大きく6種類に分類できます。 選択する際は、現在所有している設計情報が アイデア、要求仕様、回路図、または配置済み基板 のどの段階にあるかを基準にすると適切なツールを選択できます。 図: PCB設計における......
適切なPCB形状の選択
PCBに適切な形状を選択することは、電子デバイスの全体的な性能、製造性、美観に大きな影響を与える重要な決定です。長方形のPCBが最も一般的で汎用性がありますが、特定のアプリケーションで独自の利点を提供するさまざまな形状があります。この包括的なガイドでは、さまざまなPCB形状を探り、各形状の例を提供し、それらがどのように設計と機能性を最適化するかを紹介します。PCB形状の重要性を理解し、具体的な例を考慮することで、電子システムを強化するための情報に基づいた決定を下すことができます。 長方形PCB形状:定番の選択 長方形PCBは、実績のある選択肢であり、多様な業界で広く使用されています。その長方形の形状は、シンプルさ、製造の容易さ、標準プロセスとの互換性を提供します。この形状により、効率的な部品配置、簡単な信号配線、標準化された筐体への統合が可能になります。例えば、ハイエンドノートパソコンは通常、内部スペースの利用を最大化するために長方形のPCB形状を採用しています。長方形の形状により、プロセッサ、メモリ、ストレージ、その他のコンポーネントを効率的に配置でき、コンパクトで強力なコンピューティングデバイ......
部分的に反転したパネル化のチュートリアル
PCB設計のレイアウトエンジニアリング段階では、パネライゼーションが頻繁に採用されます。パネライゼーションとは、本質的には個々の基板をより大きな一枚の基板に組み立てることであり、Vカット、プロセスエッジ、フィデューシャル、ツーリングホール、その他のプロセス用クリアランスのためのスペースを確保します。 PCB試作時には、製造および実装の前に、Altiumで小さな基板をより大きな一枚の基板に組み立てる方が効率的であることがよくあります。 部分的反転パネライゼーション方法 今日は、PCB試作に特化した部分的反転パネライゼーション方法について詳しく見ていきましょう。基本的には、描画したPCBのTOP層をBOTTOM層に変換し、その逆も行ってパネライゼーションするものです。 全体的な手順は以下の通りです: 1. 新しいPCBファイルを作成し、完成したPCB設計を新しく作成したPCBファイルにコピーします。 2. 特殊貼り付けを実行します。 3. PCB基板全体をコピーし、選択して反転させ、時計回りに180度回転させます。 これらの手順を実行するには: 1. ファイル全体を選択します(ショートカット:S+A)......
PCB層数の決定
プリント基板(PCB)の設計を始めるとき、あなたが下すべき重要な決定の一つは、PCBの層数を決めることです。層数が異なれば、プロジェクト設計の結果に必ず影響を与えます。ここでは、その意味について説明し、PCB設計における銅層の数を決定するための簡単なガイドラインを提供します。 PCB層の理解 回路の複雑さを分析する: 回路の複雑さは、PCBの層数を決定する主要な要素です。多数の部品と複雑な配線要件を持つ複雑な回路では、必要なトレースと接続を収容するために追加の層が必要になる場合があります。 部品密度が高い回路は、通常、必要な配線を収容するためにより多くの層を必要とします。設計に複数の高速信号や敏感なアナログ信号が含まれる場合、追加の層は専用の電源プレーンとグラウンドプレーンを提供し、ノイズを低減することで信号整合性の向上に役立ちます。さらに、高速回路や敏感なアナログ信号を含む設計では、信号整合性に特別な注意が必要です。追加の層を利用して電源プレーンとグラウンドプレーンを分離し、ノイズを最小限に抑え、信号干渉やクロストークを低減することができます。 スペースの制約を考慮する: 設計をコンパクトな電子......
銅トレース設計のマスター
銅トレースは、PCB設計において電気信号の効率的な流れを確保する上で極めて重要な役割を果たします。あなたが電子工作愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、あるいはこの分野のプロフェッショナルであっても、銅トレース設計の原理と技術を理解することで、あなたのPCBプロジェクトを新たな高みへと引き上げることができます。本日は、JLCPCBが銅トレース設計の技術をマスターし、あなたのプロジェクトが最終的に最適な結果を達成できるようご案内します。 銅トレース設計の重要性: 銅トレースはあらゆるPCBの生命線であり、コンポーネント間で信号を伝達し、電子デバイスの機能を可能にします。適切に設計された銅トレースレイアウトは信号損失を最小限に抑え、電磁干渉(EMI)を低減し、信号整合性を向上させます。銅トレース設計をマスターすることで、PCBの全体的な性能と信頼性を高めることができます。 銅トレース設計における重要な考慮事項: a. トレース幅と間隔: 適切なトレース幅と間隔を決定することは、インピーダンス制御を維持し、信号劣化を防ぎ、電流容量要件に対応するために極めて重要です。トレース寸法を選択する際には、電流レベ......