PCBレイアウトチュートリアル: JLCPCBで注文するためのステップバイステップガイド
1 min
プリント基板(PCB)の製作は楽しく、充実したものです。このチュートリアルでは、JLCPCBでPCBデザインを注文する手順を説明し、私たち自身の経験に基づいた有用なアドバイスを提供します。ご希望の基板タイプの選択から注文まで、PCBを素早く作成するために必要なことをすべて説明します。
ステップ1:PCBタイプの定義
PCBを作り始める前に、必要なPCBのタイプを知ることが重要です。JLCPCBにはいくつかのタイプがあり、それぞれ異なる目的に適しています:
a. ノーマルボード
・ 特徴:
ブラインドホールや隠しホールがないデザインで、すべてのホールはスルーホールです。高周波信号や電源をあまり必要としない回路に最適。
- 用途
基本的なことができる一般的な電子機器。
b. 電源基板
・ 特徴:
設計の30%以上を電源が占める。高周波は通らない。
- 用途:
大きなシステムで電力を分配する基板。
c. 高速または高周波基板
・ 特性:
周波数が1GHz以上の回路に適合。輻射や電磁干渉(EMI)の抑制に注意が必要。
・ 用途
RFアプリケーション、高速データ処理ツール、高度通信。
d. HDI(高密度インターコネクター)
・ 特徴
内幅が6ミル(0.15ミリ)以下のマイクロビアが特徴のひとつ。通常、1平方インチあたり130本以上のピンを持ち、1平方インチあたり170インチ以上のルートを持つ。
・ 用途
高性能回路を必要とする小型で複雑なシステム用。
ステップ2:PCB寸法の決定
次に、PCBのサイズを決めます。JLCPCB はデフォルトで長方形を作成します。どのようなサイズが受け入れられるかを設計チームに伝えることができます。
ヒント: プランがこれらの制限を超える場合、変更が必要になる可能性があります。
ステップ3:レイヤー数の指定
あなたの PCB が何階層になるかを知ることはとても重要です。JLCPCBにこのことを伝えることができますし、必要なレイヤーの最高数を調べることも良いアイデアです。各レイヤーは計画をより複雑にするので、よく考えてください。
・ レイヤー数の最適化:
レイヤー数やスタックアップ構造に関して特別なニーズがある場合は、購入プロセスで売り手に伝えておきましょう。
ステップ4:パッドを数える
パッド数は重要なディテールです。スルーホールと表面実装の両方のタイプで、基板上のパッドの数がわかります。パッドの数は、PCBの設計とレイアウトに直接影響します。
・なぜ重要なのか:
通常、パッド数が多いほどデザインは複雑になり 、より高度な製造方法が必要になる可能性があります。
ステップ 5: 要件ファイルの記入
JLCPCBは、あなたのニーズに関する詳細情報を記入できるテンプレートを提供します。このファイルは、企画と製作をスムーズに進めるために非常に重要です。
・記載する内容
PCBのタイプ、サイズ、層数、パッド数、特別な要求など、すべての詳細をリストアップしてください。
ステップ6:関連ファイルの準備
PCBの注文がうまくいくためには、正しいリンクファイルをアップロードする必要があります。あなたのファイルが正しい形式で、よく整理されていることを確認してください。通常、これらを渡す必要があります:
・回路図ファイル:
回路図ファイル: EasyEDA Pro のような設計ツールを使用します。
・DXFファイル:
PCB CADの構造モデルを提供します。
・データシート:
計画で使用した部品のデータシートを添付してください。
ステップ 7: 注文を提出する
これらの作業が終わったら、いよいよ発注です。送信する前に、すべての要件が正しいことを確認してください。送信後、校正刷りが届きますので、問題や変更についてJLCPCBチームと話し合う必要があるかもしれません。
ステップ8:納品物について
JLCPCBからは、注文を送信した後、いくつかのアイテムを受け取ることができます。その一部をご紹介します:
・ ガーバーファイル:
PCB作成用の274Xファイル。
・ CPL(コンポーネント配置リスト)ファイル:
PCBをまとめるためのXLSまたはCSVフォーマット。
・ BOM(部品表)ファイル:
部品を購入し、組み立てるためのファイル。
・ DXFファイル:
CADでモデルを作成するためのファイル。
・ 3Dモデルファイル:
通常OBJ形式ですが、EasyEDA ProユーザーはSTEP形式でも入手できます。
・ 組立図:
トップとボトムのシルクスクリーンがどのように組み合わされるかを示すPDFファイル。
・ ソース/デザインドキュメント:
作成の詳細な記録です。
・ PCB製造指示書:
インピーダンス、レイヤースタックアップ、製造方法など、基板を製造するためのルール。
ステップ9:品質管理と生産
JLCPCBはあなたの注文を受け次第、すぐに製作を開始します。JLCPCBはお客様のPCBが規格に適合していることを確認するため、徹底した品質チェックを行います。進捗状況はJLCPCBのウェブサイトで確認できます。
常に情報を提供します: 定期的なアップデートにより、納品予定日を把握することができます。
正しい手順で明確な指示を出せば、PCBを注文するプロセスは簡単です。JLCPCBのサービスを利用すれば、高品質の製造だけでなく、購入プロセスも簡単になります。PCBの種類の選択から、結果を得るまでのすべてのステップは、あなたの設計目標を達成するために必要です。
学び続ける
PCB設計向けAIツール:あなたの設計ワークフローに最適なツールは?
AIツールは現在、PCB設計における回路構成の検討、回路図生成、部品選定、部品配置、配線、設計検証など、さまざまな工程を支援できるようになっています。 しかし、各AIツールが対応する工程や得意分野はそれぞれ異なります。 本記事では、AI PCB設計ツールについて、実際にどのような処理を行うのか、必要となる入力情報、そして実際のエンジニアリングワークフローのどの段階で活用できるのかを比較・解説します。 この記事では、以下の内容について解説します。 6種類のAI PCB設計ツールと、それぞれに必要な入力情報 PCB設計工程ごとにAIツールが実行できる内容 設計開始時点や使用中のEDAソフトに応じたツール選択方法 AIによる設計結果にもエンジニアによる検証が必要な理由 図: PCB設計ワークフローの各段階に対応したAI PCB設計ツールの分類 PCB設計向けAIツールの種類 AI PCB設計ツールは、大きく6種類に分類できます。 選択する際は、現在所有している設計情報が アイデア、要求仕様、回路図、または配置済み基板 のどの段階にあるかを基準にすると適切なツールを選択できます。 図: PCB設計における......
適切なPCB形状の選択
PCBに適切な形状を選択することは、電子デバイスの全体的な性能、製造性、美観に大きな影響を与える重要な決定です。長方形のPCBが最も一般的で汎用性がありますが、特定のアプリケーションで独自の利点を提供するさまざまな形状があります。この包括的なガイドでは、さまざまなPCB形状を探り、各形状の例を提供し、それらがどのように設計と機能性を最適化するかを紹介します。PCB形状の重要性を理解し、具体的な例を考慮することで、電子システムを強化するための情報に基づいた決定を下すことができます。 長方形PCB形状:定番の選択 長方形PCBは、実績のある選択肢であり、多様な業界で広く使用されています。その長方形の形状は、シンプルさ、製造の容易さ、標準プロセスとの互換性を提供します。この形状により、効率的な部品配置、簡単な信号配線、標準化された筐体への統合が可能になります。例えば、ハイエンドノートパソコンは通常、内部スペースの利用を最大化するために長方形のPCB形状を採用しています。長方形の形状により、プロセッサ、メモリ、ストレージ、その他のコンポーネントを効率的に配置でき、コンパクトで強力なコンピューティングデバイ......
部分的に反転したパネル化のチュートリアル
PCB設計のレイアウトエンジニアリング段階では、パネライゼーションが頻繁に採用されます。パネライゼーションとは、本質的には個々の基板をより大きな一枚の基板に組み立てることであり、Vカット、プロセスエッジ、フィデューシャル、ツーリングホール、その他のプロセス用クリアランスのためのスペースを確保します。 PCB試作時には、製造および実装の前に、Altiumで小さな基板をより大きな一枚の基板に組み立てる方が効率的であることがよくあります。 部分的反転パネライゼーション方法 今日は、PCB試作に特化した部分的反転パネライゼーション方法について詳しく見ていきましょう。基本的には、描画したPCBのTOP層をBOTTOM層に変換し、その逆も行ってパネライゼーションするものです。 全体的な手順は以下の通りです: 1. 新しいPCBファイルを作成し、完成したPCB設計を新しく作成したPCBファイルにコピーします。 2. 特殊貼り付けを実行します。 3. PCB基板全体をコピーし、選択して反転させ、時計回りに180度回転させます。 これらの手順を実行するには: 1. ファイル全体を選択します(ショートカット:S+A)......
PCB層数の決定
プリント基板(PCB)の設計を始めるとき、あなたが下すべき重要な決定の一つは、PCBの層数を決めることです。層数が異なれば、プロジェクト設計の結果に必ず影響を与えます。ここでは、その意味について説明し、PCB設計における銅層の数を決定するための簡単なガイドラインを提供します。 PCB層の理解 回路の複雑さを分析する: 回路の複雑さは、PCBの層数を決定する主要な要素です。多数の部品と複雑な配線要件を持つ複雑な回路では、必要なトレースと接続を収容するために追加の層が必要になる場合があります。 部品密度が高い回路は、通常、必要な配線を収容するためにより多くの層を必要とします。設計に複数の高速信号や敏感なアナログ信号が含まれる場合、追加の層は専用の電源プレーンとグラウンドプレーンを提供し、ノイズを低減することで信号整合性の向上に役立ちます。さらに、高速回路や敏感なアナログ信号を含む設計では、信号整合性に特別な注意が必要です。追加の層を利用して電源プレーンとグラウンドプレーンを分離し、ノイズを最小限に抑え、信号干渉やクロストークを低減することができます。 スペースの制約を考慮する: 設計をコンパクトな電子......
銅トレース設計のマスター
銅トレースは、PCB設計において電気信号の効率的な流れを確保する上で極めて重要な役割を果たします。あなたが電子工作愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、あるいはこの分野のプロフェッショナルであっても、銅トレース設計の原理と技術を理解することで、あなたのPCBプロジェクトを新たな高みへと引き上げることができます。本日は、JLCPCBが銅トレース設計の技術をマスターし、あなたのプロジェクトが最終的に最適な結果を達成できるようご案内します。 銅トレース設計の重要性: 銅トレースはあらゆるPCBの生命線であり、コンポーネント間で信号を伝達し、電子デバイスの機能を可能にします。適切に設計された銅トレースレイアウトは信号損失を最小限に抑え、電磁干渉(EMI)を低減し、信号整合性を向上させます。銅トレース設計をマスターすることで、PCBの全体的な性能と信頼性を高めることができます。 銅トレース設計における重要な考慮事項: a. トレース幅と間隔: 適切なトレース幅と間隔を決定することは、インピーダンス制御を維持し、信号劣化を防ぎ、電流容量要件に対応するために極めて重要です。トレース寸法を選択する際には、電流レベ......
PCB設計ルールのマスター:最適な結果を得るための包括的ガイド
PCB設計ルールは、プリント基板の機能性、信頼性、製造性を確保するための重要なガイドラインです。PCB設計ルールに従うことで、設計者は最適な性能を実現し、製造プロセス中および最終製品における潜在的な問題を最小限に抑えることができます。この包括的なガイドでは、PCB設計ルールの世界を深く掘り下げ、貴重な洞察、実践的なヒント、実例を提供し、成功するPCBレイアウトの作成を支援します。 I. PCB設計ルールの重要性を理解する 信号整合性と電磁両立性(EMC): 信号整合性を維持し、電磁干渉を防ぐために、設計者はプレーンとトレースの間隔、インピーダンス制御、グランド分離などの要素を考慮する必要があります。適切なトレース間隔はクロストークとノイズを低減し、コンポーネント間の明確な通信を確保するのに役立ちます。インピーダンス制御は高速設計において重要であり、PCBトレース全体にわたって信号整合性を維持します。 製造および組立プロセスの促進: 効果的なコンポーネント配置は、効率的な組立とテストに不可欠です。コンポーネントの配置と方向に関する設計ルールに従うことで、設計者はアクセシビリティ、製造の簡素化、将来の......