GPT-6 Astra PCB設計 in EasyEDA Pro:何がうまくいき、何が失敗し、何を学んだか
3 min
- GPT-6 AstraがEasyEDA Proで構築を依頼されたもの
- GPT-6 Astra PCB設計テストで使用されたツール
- EasyEDA ProでのGPT-6 Astra PCB設計:実際のテスト
- TPA3116D2データシートに対する参照設計の確認
- EasyEDA ProでGPT-6 Astraを使用してTPA3116D2回路図を構築する
- レイアウト前のPCBフットプリントの検証
- 44 × 34 mmボードでのPCB配置とルーティング
- 最初のEasyEDA Proインポートはなぜ失敗したのか?
- EasyEDA(Standard)プロジェクトをEasyEDA Proにインポートする方法
- ネイティブEasyEDA Proチェックが報告した内容
- クリーンなDRCが製造可能性チェックではない理由
- 結論
- GPT-6 AstraとEasyEDA Proに関するFAQ
主なポイント
- テスト内容:GPT-6 AstraにネイティブのEasyEDA Pro 3.2.149インストール環境へのアクセスを与え、4行の簡単な指示からステレオTPA3116D2アンプを設計するよう依頼しました。
- 生成されたもの:この実行により、40個のSMD部品を搭載した44 × 34 mmの2層PCBと、ライブラリを埋め込んだ編集可能なネイティブEasyEDA Proプロジェクトが得られました。
- 失敗した点:最初の完全なインポートは正常に開き、もっともらしく見えましたが、最初のネイティブ検証では120個のPCBパッドに関わる50件の関連付けの不一致が報告されました。
- 修正方法:インポートされた各フットプリントに一意の名前と識別子を割り当てることで、50件のメッセージすべてが解消されました。この問題は、EasyEDA Proがインポート時に同じライブラリ名を持つ異なるフットプリントを同一のフットプリントとして扱うことによって引き起こされていました。
- 未検証の点:このボードはソフトウェアチェックのみを通過しています。製造、組み立て、測定は行われていないため、電力、熱、EMCに関する主張はこれに基づきません。
GPT-6 AstraのPCB設計能力に関する議論のほとんどは、KiCadを使用した単一のデモンストレーションに集中しています。同じワークフローが別のEDAツールで再現できるかどうかは、公に実証されていませんでした。
2026年9月10日から11日にかけて、ネイティブのEasyEDA Pro 3.2.149インストール環境と、ステレオClass-Dアンプ用の4行の指示を使用してテストが実施されました。完成したボードも重要ですが、より有益な発見は、検証中に表面化したインポートの失敗でした。
このレビューでは、以下をご覧いただけます:
- プロジェクトを開始するために使用された正確なプロンプト
- TPA3116D2回路図がデータシートと照合された方法
- 最初のEasyEDA Proインポートが50件の関連付けの不一致を報告した理由
- プロジェクトを正常に開いたFile > Import > EasyEDA (Standard)ワークフロー
- EasyEDA Proの内蔵DRCがチェックできること — そしてできないこと
GPT-6 AstraがEasyEDA Proで構築を依頼されたもの
指示はわずか4行で、ほとんどの設計判断はオープンにされていました。
GPT-6 Astraには12 V単一電源、ステレオ入力および出力、4 Ωスピーカー、オールSMD構成、小型ボード要件が与えられました。トポロジー、部品番号、正確なボードサイズは指定されていませんでした。
参照フォルダには1つのデータシートと2つの参照回路が含まれていたため、残りの設計上の選択はモデルに委ねられました。
記録された開始プロンプトは以下の通りです:
- 「私のコンピュータで開いているEASYEDA PROを使ってPCBを作れますか?アクセスできますか?」
要件は1つのメッセージで満たされているため、以下の文言はフォルダパスを含め、記録されたプロンプトをプレーンテキストとして保持しています。
- 「TPA3116D2_PCB/ にいくつかの設計ファイルと参照PCB設計があります。まず回路図を作成してください。」
- 「私の要件は以下の通りです:」
- 「12V単一電源で使用します。」
- 「ステレオ入力と出力が必要です。」
- 「この設計ではSMD部品のみを使用する必要があります。」
- 「PCBを設計する際は、できるだけ小さく保ちます。」
描画が始まる前に1つの質問が返ってきました。スピーカーインピーダンスが欠けていたためです。回答は「チャンネルあたり4 Ω」で、これにより出力電流、フィルタ値、冷却要件が同時に設定されました。
| 要件 | この設計での実装 |
|---|---|
| 電源 | 安定化単一+12 V電源 |
| オーディオ | ステレオライト入力、ステレオブリッジ接続負荷(BTL)出力 |
| スピーカー | チャンネルあたり4 Ω |
| 部品 | 40個の実装SMD部品、すべて上面 |
| 接続 | 4組の銅線パッドと1つのシャットダウンテストパッド |
| ボード | 44 × 34 mm、2銅層 |
| 冷却 | 上面ヒートシンクが必要、熱性能は未テスト |
GPT-6 Astra PCB設計テストで使用されたツール
単一のツールがボードを製作したわけではありません。GPT-6 AstraはネイティブのEasyEDA Pro 3.2.149インストール環境をハーフオフラインモードで操作し、KiCad 10.0.4とFreerouting 2.0.1のローカルコピーがルーティングとエクスポートプロセスの一部を処理しました。

これは独立したベンチマーク実行のセットではなく、繰り返し修正を伴う1つの継続的なプロジェクトでした。したがって、結果はスコアではなくケーススタディとして読むのが最適です。
- GPT-6 Astra:指示と参照を読み、ビルドスクリプトを作成し、配置を計画し、各失敗を修正前にレビューしました。
- EasyEDA Pro 3.2.149:編集可能なネイティブ回路図、PCB、埋め込みライブラリを保持し、最終的なネイティブDRCを実行しました。
- KiCad 10.0.4:ルーティング済み製造マスターを保持し、銅ゾーンを充填し、製造ファイルをエクスポートしました。
- Freerouting 2.0.1:重要な銅が定義されロックされた後、残りの低電流接続をルーティングしました。
ルーティング済みマスターボードは最初にKiCadで構築され、その後EasyEDAにインポートされました。このワークフローは、インポートされたボード構造が後でEasyEDAでグラウンド銅がどのように処理されるかに影響するため重要です。スクリプトによるビルドやKiCad Python APIで発生した問題を含むボード構築プロセスは、姉妹ガイドであるKiCadでのGPT-6 Astra PCB設計で扱っています。
このワークフローは標準的なチャットインターフェース以上のものを必要とします。テスト環境にはローカルファイルへのアクセス、アプリケーション制御、ローカルにインストールされたEDAツールが必要であるため、ツールのセットアップ自体が方法論の一部です。比較として、Flux.ai PCB設計ウォークスルーでは異なるツール環境とワークフローを使用しています。
EasyEDA ProでのGPT-6 Astra PCB設計:実際のテスト
始める前に
- ファイルアクセスとアプリケーション制御を備えたデスクトップエージェント環境。通常のチャットウィンドウだけではプロンプトからEasyEDA Proを操作することはできません。
- EasyEDA Proがインストールされ開いていること、および使用する予定のルーティング・エクスポートツール。
- データシートと参照回路を保持する1つのプロジェクトフォルダ。
10ステップのクイックワークフロー
- 参照ファイルを1つのプロジェクトフォルダに集め、GPT-6 Astraにそのフォルダを指定します。
- 電気的要件を1つのメッセージで完全に提供します:電源電圧、チャンネル数、負荷インピーダンス、部品技術、サイズ制限。負荷インピーダンスが欠けていると実行が開始できません。
- 提供された参照をコピーするのではなく、現在のデータシートリビジョンと照合するよう依頼します。参照画像や古いデータシートには誤りが含まれているためです。
- EasyEDA Proで回路図を構築し、意図的なノーコネクトを含め、回路仕様とピンごとに照合します。
- レイアウト前にフットプリントを検証します:ピン1の位置、パッド番号、極性、回転、およびそれぞれの背後にある発注可能な部品。
- 実際に発注する値に設計ルールを設定し、固定されたボード外形内での配置を依頼します。
- 最初に重要な銅をルーティングします。電源、ブートストラップ、スイッチング出力をカバーし、自動ルーターが実行される前にそのジオメトリをロックします。
- インポート前にすべてのフットプリントに一意の名前と識別子を付けます。共有ライブラリ名はデバイスキャッシュで統合され、パッドの向きが静かに入れ替わるためです。
- File > Import > EasyEDA(Standard)でインポートし、適用前に回路図からPCBへの変更をレビューし、保存してネイティブDRCを実行します。
- リリースをエクスポートし、製造業者の能力と照合します。クリーンなDRCは有効にしたルールのみを報告するため、製造可能性チェックではありません。
注記
この記事の残りの部分では、50件の関連付けの不一致を記録したインポートとそれを解消した修正を含め、各ステップを詳細に説明します。
TPA3116D2データシートに対する参照設計の確認
提供された参照は単にコピーするものではなく、検証すべきものとして扱われました。現在のデータシートとの比較により、修正が必要な2つの回路詳細と、1つのパッケージ関連の問題が特定されました。
最初のステップは3つの問題を修正することでした:
- 入力結合:参照は1 nFを使用していますが、このボードでは両方の入力とその参照に4つのマッチングされた2.2 µFコンデンサを使用しています。
- ブートストラップのペアリング:提供されたコピーが修正前に遡るため、TIデータシートリビジョンGから取得しました。
- パッケージ:DAD0032A外形のTPA3116D2DADRで、露出したサーマルパッドが上面にあります。

図:1 nF入力結合コンデンサで描かれた、提供されたTPA3116D2参照回路図。
EasyEDA ProでGPT-6 Astraを使用してTPA3116D2回路図を構築する
回路図は参照からインポートするのではなく、このタスク中に描画されました。アンプを7つのブロックに分割し、すべてのシンボルピンを名前付きネットに接続します。その後、PCBを同じ仕様と照合できます。

図:完成した回路図は、ステレオ入力、電源、アンプ、制御回路、4つの出力フィルタレッグをグループ化しています。
入力、ゲイン、制御
- 4つの2.2 µFコンデンサが両方の信号入力とそのグラウンド参照を結合し、2つの参照コンデンサはJ2付近の入力グラウンドに戻ります。R2は5.6 kΩストラップを介してマスターゲインを20 dBに設定します。
- SDZとFAULTZは一緒に接続され、100 kΩを介して+12 Vにプルアップされています。これはTIが説明する自動故障回復の構成であるためです。TP1を介して共有ネットをローにプルするとアンプがシャットダウンします。
- MUTEは通常動作のためにローに保持され、PLIMITはGVDDに接続されています。SYNCピン16は意図的に未接続で、ノーコネクトフラグが付けられているため、後のチェックでワイヤが到達していないことを確認できます。
電源バイパスと出力フィルタ
アンプはMODSELとAMピンをグラウンドに接続することで選択される400 kHzのBD変調を使用しています。そこから、電源と出力段の部品は4つの主要なグループに分かれます:
- ブートストラップ:4つの220 nFコンデンサ、それぞれが1つのブートストラップピンから独自のスイッチング出力へ。
- バルクバイパス:2つの100 µF 25 V低ESRハイブリッドコンデンサ、U1の上下に1つずつ。
- ローカルバイパス:各PVCC端に100 nFと1 nFセラミック、AVCCピン17に別の100 nF、内部GVDDレールに1 µF。
- 出力フィルタ:4つのレッグそれぞれに10 µHから680 nFへ、続いて1 nFバイパスと3.3 Ωプラス10 nFのダンピングブランチ。
これらの値は、このボード、電源電圧、負荷のために特別に選択されました。万能なClass-D設計レシピではありません。電源、スピーカーインピーダンス、スイッチング周波数を変更すると、適切な部品値もそれに応じて変わります。
回路図レビューは単にシンボルを数えるだけにとどまりませんでした。シンボル数は回路が実際に正しく配線されているかについてほとんど語らないためです。接続はピン位置、ワイヤトレース、ネットラベルから再構築され、意図された回路仕様と照合されました。
これにより設計の残りの部分のベースラインが確立されました:45個の部品インスタンス、120個のピン、28個のネット。
45個のインスタンスにはワイヤパッドとテストパッドが含まれるため、ボード上で実際に購入・組み立てられる40個の物理部品と混同しないでください。
レイアウト前のPCBフットプリントの検証
正しい配線は銅について何も確立しません。ネットリストはパッドを見ることがないためです。パッド番号、パッケージ寸法、極性、回転はすべて、それらのシンボルがPCB部品になる際に正しく保たれる必要がありました。

検証リストの内容:
- U1ピン1の位置と32個すべてのパッド番号。
- 有極バルクコンデンサC10とC11の正負パッド。
- 入力、制御、出力部品を回転させた後のパッド順序。
- ドリル穴とペースト開口部のない表面のみのワイヤパッド。
- 45個すべてのインスタンスにわたるシンボル、デバイス、フットプリントの関連付けの一致。

- 検証済み設計をPCBAに見積もりを取得
- 各フットプリントは実際の注文可能な部品に対応している必要もあります。JLCPCB部品ライブラリでパッケージ仕様と部品の入手可能性を早期に確認することは、フットプリントが組み立て可能な部品と一致することを確実にし、後での不要なフットプリント変更を避けるのに役立ちます。
- フットプリントと部品の選択が確認されたら、JLCPCBでPCB設計から組み立てへ進みましょう。
注記
最初のEasyEDAプロジェクトはフットプリントのステージングボードに過ぎず、完成したPCBではありませんでした。EDAツールでプロジェクトを開くだけでは、ボードが完成していることの証明にはなりません。
44 × 34 mmボードでのPCB配置とルーティング
配置はルーティング開始前に信号の流れを設定したため、銅が従う方向ができました。入力と制御は左側に留まり、U1は中央に位置し、インダクタとスピーカーパッドは右側を占めています。

図:組み立てマップは、左側の入力パッド、中央のU1、右側の4つのインダクタ、予約された上面ヒートシンク領域を示しています。
ボード全体の信号の流れ
インダクタの順序はアンプ出力ピンの順序に従い、スイッチングルートの交差を防ぎます。バルクコンデンサはU1の上下に位置し、ローカルセラミックはそれぞれの電源ピングループの周りに集まっています。
アナログ入力はスイッチング出力エリアから離れた静かな左側に留まります。この分離はボードがコンパクトな場合により重要になります。スイッチングノードと入力ピンが数ミリメートルしか離れていないためです。
配置はいくつかの競合する要件のバランスを取る必要がありました:
- ブートストラップと電源バイパスの接続を短く保つ。
- 4つの出力パスがインダクタに到達するスペースを与える。
- ボード全体にわたって使用可能なグラウンドリターンを維持する。
- 上面ヒートシンクと2つの有極コンデンサのためのクリアランスを残す。
- 外部ワイヤパッドをボード端でアクセス可能に保つ。
電源と信号ルーティングのトレース幅
ボードは0.25 mm信号トレース、U1付近の0.35 mmスイッチングエスケープ、約1 mm出力トレース、2 mm電源トランクを使用しています。これらの幅はこのボードとその1 oz銅に適しており、普遍的な電流制限ではありません。

ピン間隔が許す限りトレースが広げられました。このパッケージには露出したサーマルパッドがないため、電源ルートはU1の下を通過することもできました。ボードには51個のメッキ穴があり、すべてビアとして使用されています。
取り付け穴はなく、設計は完全にSMDに保たれ、機械的取り付けはエンクロージャに委ねられています。ボード外形が安定したら、簡単な2層FR-4見積もりで、レイアウト確定前にボードサイズのコスト影響を確認できました。
最初のEasyEDA Proインポートはなぜ失敗したのか?
最初の完全なインポートは正常に開き、正しく見えましたが、ライブラリリンクが一貫していませんでした。別のネイティブチェックでは50件の関連付けの不一致が報告されましたが、120個のPCBパッドネットはすべて正しくカウントされていました。
最初のネイティブチェックが報告した内容
50件の警告のうち、20件はフットプリントの不一致、30件は回路図からPCBへの不一致で、すべて繰り返し出現する部品タイプに関わるものでした。
原因は共有ライブラリ名でした:すべての0603コンデンサがC0603を使用していたため、EasyEDA Proは本来別々に保つべきフットプリントを統合しました。同期により警告は50件から20件に減少しましたが、完全には修正されませんでした。重要な点は、物理的なフットプリントの関連付けが間違っていても、パッドネット名は正しいままでいられることです。そのため、120個のパッドネットはすべてチェックを通過したのに、インポートされたボードにはまだ隠れた問題がありました。
フットプリントの関連付けの不一致を修正する
修正は、インポートされた各フットプリントに一意の名前とIDを与え、回路図へのリンクを維持することでした。例えば、C12はC0603_C12になり、R4はR1206_R4になりました。
回路図-PCBペアを再構築して再インポートした後、ネイティブチェックは45部品、120ピン、28ネット、エラーゼロを返しました。
| インポート段階 | ネイティブチェックが記録したエラー | 変更点 |
|---|---|---|
| 最初の完全なインポート | 50件の関連付けの不一致 | 共有フットプリント名がデバイスキャッシュで統合された |
| EasyEDA Proでの同期後 | 20件のデバイスとインスタンスの不一致 | 回路図-PCBペアは解決、キャッシュエントリは未解決 |
| 一意名での再構築後 | 0 | すべてのフットプリントに一意の名前と識別子が付与された |
EasyEDA(Standard)プロジェクトをEasyEDA Proにインポートする方法
インポート自体は簡単です。重要なのはその前後のチェックの順序です。
- File > Import > EasyEDA(Standard)を開きます。
- 回路図JSONとPCB JSONの両方を含むZIPを選択します。
- Import DocumentとUse source file styleを選択します。
- 自動フットプリント関連付けを有効にし、自動3Dモデル関連付けはこのインポートでは無効にします。
- プロジェクトを作成し、そのPCBを開き、適用前に回路図からPCBへの変更をレビューします。
- 同期されたプロジェクトを保存し、DRCを再度実行します。
最終同期は、検証済みのパッドを移動することなく、名前とチャンネルデータを更新しました。また、未使用のSYNCパッドから生成されたネット名をクリアしました。ソルダーマスク拡張はパッドエッジあたり0.05 mmに設定されました。ワイヤパッドとテストパッドではペーストが無効にされたため、ステンシルは実装されたSMD部品にのみはんだを適用します。
ネイティブEasyEDA Proチェックが報告した内容
最終チェックは保存された回路図とPCBデータを直接比較し、ネイティブDRCを実行する前に接続、パッド、トレース、ビア、グラウンド領域をカバーしました。

図:ローカルグラウンドクリアランスと4つのフィルタリングされた出力パスを示すTPA3116D2オーディオアンプPCB上面銅レイアウト

図:TPA3116D2オーディオアンプPCB底面層、ほぼ完全にグラウンド銅で、静かな入力側に短いルートとビア
保存された設計チェック
| チェック | 結果 | 確立されること |
|---|---|---|
| KiCad 10.0.4 DRC | 違反0件、未接続項目0件 | 有効なボードチェックへの準拠 |
| EasyEDA Pro DRC | すべて (0) | 最終ネイティブチェックにエラーなし |
| ネイティブ回路マッピング | 45インスタンス、120ピンとパッド、28ネット | 回路図とPCBの割り当てが一致 |
| ネイティブジオメトリ | 120パッド、51ビア、252銅セグメント | エクスポートされたジオメトリと一致 |
| グラウンド領域 | 28のインポートされた領域 | 輪郭とネット割り当てを確認 |
| 外形 | 44 × 34 mm | エクスポートされた外形アートワークで確認 |
| ハードウェアと工場テスト | 未実施 | 物理的性能の結論なし |
1つの重要な変更が記録されました:EasyEDAは3 µmより短いグラウンドセグメントを削除しました。その端点がすでに同じネットの銅と重なっていたためです。接続性とDRCは依然として通過しました。
グラウンド銅は固定充填領域としてインポートされました。部品が移動すると、それらのクリアランスは自動的に更新されません。
2つのオプションが残ります:
- KiCadマスターを再充填して再インポートする。
- 固定領域をネイティブEasyEDA銅エリアに置き換えてDRCを再実行する。
最終リリースに含まれるもの
- TPA3116D2_COMPLETE_REV_A.eprj2:ネイティブEasyEDA Pro回路図、ボード、埋め込みライブラリ。
- TPA3116D2_Gerbers_44x34mm.zip:チェック済みマスターからの銅、マスク、シルクスクリーン、ペースト、外形、ドリルファイル。
- PCB_BOM.csvとPCB_PickAndPlace.csv:40個の実装部品の部品要件と配置座標。
- PCB_Assembly_Top.pdfと回路図PDF:組み立てと回路の参照。
- KiCadボード、プロジェクト設定、ローカルフットプリントライブラリ:再充填可能なグラウンドゾーンを備えた編集可能なマスター。
- 検証レポートとリリースマニフェスト:記録されたチェック、ファイルサイズ、ファイルハッシュ。
クリーンなDRCが製造可能性チェックではない理由
DRCはレイアウトが設計ツールによって設定されたルールに準拠していることのみを確認します。特定の工場がボードを製造できることを証明するものではありません。このプロジェクトではDFMアップロード、工場レビュー、発注は完了していないため、製造可能性は次のステップのチェックとして残ります。

図:TPA3116D2オーディオアンプPCBの上面と底面層の並列レンダリング、部品ルーティングと底面グラウンドプレーンを示す
製造前に確認すべきこと
- リリースを、発注予定のPCB能力と組み立て能力と照合します。
- 層の割り当て、外形、ドリル、マスク、ペースト、銅厚、パネル処理をレビューします。
- エクスポートされたファイルを、無料DFMツールなどの工場向け分析にかけます。
- 発注可能な部品番号、MLCC電圧定格、コンデンサ極性をBOMと組み立て図と照合します。
- ICリードからの電気的クリアランスを確保した適切な上面ヒートシンクを取り付け、電流制限付き12 Vベンチ電源から電源を入れます。
結論
GPT-6 Astraは4行の指示を編集可能なEasyEDA Proプロジェクト、ルーティング済みPCB、チェック済みリリースパッケージに変えました。しかし、より重要な結果は、ボードが正常に開いても50件の壊れたライブラリ関連付けを含む可能性があることの発見でした。そのため、保存された回路図、PCBデータ、接続性、DRC結果が、成功したインポートメッセージよりも重要です。
TPA3116D2の2 × 50 Wという見出しの定格も、このボードの出力電力として扱うべきではありません。12 V電源と4 Ω負荷では、実際の出力は利用可能な電源電流、冷却、許容可能な歪みレベルに依存します。これらの限界はこのプロジェクトでは測定されませんでした。
したがって、この設計は電気的にチェックされていますが、まだ工場検証されていません。次のステップは、ボードが生産用にリリースされる前に、製造業者の製造および組み立て限界に対する適切なDFMレビューです。
GPT-6 AstraとEasyEDA Proに関するFAQ
Q:GPT-6 AstraはEasyEDA ProでPCBを設計できますか?
このプロジェクトでは、完全な回路図とルーティング済みの44 × 34 mmボードがネイティブEasyEDA Proインストール内で製作されました。この実行にはファイルアクセス、ローカルEDAツール、繰り返しのチェックと修正が必要だったため、チャットウィンドウでは再現できません。
Q:エラーゼロのDRCはアンプが動作することを意味しますか?
いいえ。DRC結果は、レイアウトの1つのリビジョンに対して有効な設計ルールチェックを報告するものです。音質、スイッチング動作、発熱、エミッションについて何も確立しません。これらはすべて組み立てられたプロトタイプとテストセットアップが必要です。
Q:EasyEDAインポートが50件の不一致を記録したのはなぜですか?
すべての繰り返し部品タイプがC0603などの同じフットプリント名で到着したため、EasyEDA Proのデバイスキャッシュが別々に保つべきフットプリントを統合しました。一意のフットプリント名と識別子が50件のメッセージすべてを解消しました。
Q:インポートされたボードはEasyEDA Proで編集できますか?
はい、部品、トラック、ビア、回路図データについては可能です。グラウンド銅は固定充填領域としてインポートされます。部品を移動してもその周りのクリアランス開口部は再構築されないため、次のDRC実行前にそれらの領域を再生成する必要があります。
Q:オールSMDはボードに穴がないことを意味しますか?
いいえ。SMDは部品の取り付け方法を表し、ここではすべての実装部品が表面に取り付けられます。ボードには2つの銅層を接続する51個のメッキ0.30 mmビアがまだあり、スルーホール部品はありません。


学び続ける
Altium MCP:GPT-6とCodexを活用したAIによるPCB設計【ステップバイステップガイド】
Altium MCPは、Model Context Protocol(MCP)サーバーを介してAltium DesignerとAIアシスタントを接続します。AIはスクリーンショットを見ながら画面をクリックする代わりに、Altiumのスクリプト関数を直接呼び出します。本記事では、Codex上のGPT-6とオープンソースのeda-agentサーバーを使用し、230 VAC・10 A対応のBL0942搭載電力量計測基板を設計しました。データシートの確認から、DRC違反のない基板製造データの作成までを検証しています。 AIが部品選定、回路図作成、部品配置、配線、基板のチェックを実行し、回路構成の判断、配置方針の提示、修正の指示はエンジニアが担当しました。 本ガイドで解説する内容: Altium MCPとeda-agentサーバーの仕組み Codex上のGPT-6をAltiumに接続し、接続状態を確認する方法 AIによる部品選定、回路図作成、部品配置、配線の実行過程 出力されたデータと、エンジニアによる修正が必要だった箇所 注意事項 これらのサーバーは、第三者が独立して開発するオープンソースプロジェクトです......
PCB設計向けAIツール:あなたの設計ワークフローに最適なツールは?
AIツールは現在、PCB設計における回路構成の検討、回路図生成、部品選定、部品配置、配線、設計検証など、さまざまな工程を支援できるようになっています。 しかし、各AIツールが対応する工程や得意分野はそれぞれ異なります。 本記事では、AI PCB設計ツールについて、実際にどのような処理を行うのか、必要となる入力情報、そして実際のエンジニアリングワークフローのどの段階で活用できるのかを比較・解説します。 この記事では、以下の内容について解説します。 6種類のAI PCB設計ツールと、それぞれに必要な入力情報 PCB設計工程ごとにAIツールが実行できる内容 設計開始時点や使用中のEDAソフトに応じたツール選択方法 AIによる設計結果にもエンジニアによる検証が必要な理由 図: PCB設計ワークフローの各段階に対応したAI PCB設計ツールの分類 PCB設計向けAIツールの種類 AI PCB設計ツールは、大きく6種類に分類できます。 選択する際は、現在所有している設計情報が アイデア、要求仕様、回路図、または配置済み基板 のどの段階にあるかを基準にすると適切なツールを選択できます。 図: PCB設計における......
適切なPCB形状の選択
PCBに適切な形状を選択することは、電子デバイスの全体的な性能、製造性、美観に大きな影響を与える重要な決定です。長方形のPCBが最も一般的で汎用性がありますが、特定のアプリケーションで独自の利点を提供するさまざまな形状があります。この包括的なガイドでは、さまざまなPCB形状を探り、各形状の例を提供し、それらがどのように設計と機能性を最適化するかを紹介します。PCB形状の重要性を理解し、具体的な例を考慮することで、電子システムを強化するための情報に基づいた決定を下すことができます。 長方形PCB形状:定番の選択 長方形PCBは、実績のある選択肢であり、多様な業界で広く使用されています。その長方形の形状は、シンプルさ、製造の容易さ、標準プロセスとの互換性を提供します。この形状により、効率的な部品配置、簡単な信号配線、標準化された筐体への統合が可能になります。例えば、ハイエンドノートパソコンは通常、内部スペースの利用を最大化するために長方形のPCB形状を採用しています。長方形の形状により、プロセッサ、メモリ、ストレージ、その他のコンポーネントを効率的に配置でき、コンパクトで強力なコンピューティングデバイ......
部分的に反転したパネル化のチュートリアル
PCB設計のレイアウトエンジニアリング段階では、パネライゼーションが頻繁に採用されます。パネライゼーションとは、本質的には個々の基板をより大きな一枚の基板に組み立てることであり、Vカット、プロセスエッジ、フィデューシャル、ツーリングホール、その他のプロセス用クリアランスのためのスペースを確保します。 PCB試作時には、製造および実装の前に、Altiumで小さな基板をより大きな一枚の基板に組み立てる方が効率的であることがよくあります。 部分的反転パネライゼーション方法 今日は、PCB試作に特化した部分的反転パネライゼーション方法について詳しく見ていきましょう。基本的には、描画したPCBのTOP層をBOTTOM層に変換し、その逆も行ってパネライゼーションするものです。 全体的な手順は以下の通りです: 1. 新しいPCBファイルを作成し、完成したPCB設計を新しく作成したPCBファイルにコピーします。 2. 特殊貼り付けを実行します。 3. PCB基板全体をコピーし、選択して反転させ、時計回りに180度回転させます。 これらの手順を実行するには: 1. ファイル全体を選択します(ショートカット:S+A)......
PCB層数の決定
プリント基板(PCB)の設計を始めるとき、あなたが下すべき重要な決定の一つは、PCBの層数を決めることです。層数が異なれば、プロジェクト設計の結果に必ず影響を与えます。ここでは、その意味について説明し、PCB設計における銅層の数を決定するための簡単なガイドラインを提供します。 PCB層の理解 回路の複雑さを分析する: 回路の複雑さは、PCBの層数を決定する主要な要素です。多数の部品と複雑な配線要件を持つ複雑な回路では、必要なトレースと接続を収容するために追加の層が必要になる場合があります。 部品密度が高い回路は、通常、必要な配線を収容するためにより多くの層を必要とします。設計に複数の高速信号や敏感なアナログ信号が含まれる場合、追加の層は専用の電源プレーンとグラウンドプレーンを提供し、ノイズを低減することで信号整合性の向上に役立ちます。さらに、高速回路や敏感なアナログ信号を含む設計では、信号整合性に特別な注意が必要です。追加の層を利用して電源プレーンとグラウンドプレーンを分離し、ノイズを最小限に抑え、信号干渉やクロストークを低減することができます。 スペースの制約を考慮する: 設計をコンパクトな電子......
銅トレース設計のマスター
銅トレースは、PCB設計において電気信号の効率的な流れを確保する上で極めて重要な役割を果たします。あなたが電子工作愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、あるいはこの分野のプロフェッショナルであっても、銅トレース設計の原理と技術を理解することで、あなたのPCBプロジェクトを新たな高みへと引き上げることができます。本日は、JLCPCBが銅トレース設計の技術をマスターし、あなたのプロジェクトが最終的に最適な結果を達成できるようご案内します。 銅トレース設計の重要性: 銅トレースはあらゆるPCBの生命線であり、コンポーネント間で信号を伝達し、電子デバイスの機能を可能にします。適切に設計された銅トレースレイアウトは信号損失を最小限に抑え、電磁干渉(EMI)を低減し、信号整合性を向上させます。銅トレース設計をマスターすることで、PCBの全体的な性能と信頼性を高めることができます。 銅トレース設計における重要な考慮事項: a. トレース幅と間隔: 適切なトレース幅と間隔を決定することは、インピーダンス制御を維持し、信号劣化を防ぎ、電流容量要件に対応するために極めて重要です。トレース寸法を選択する際には、電流レベ......