PCBビア設計ガイド: ベストプラクティス、ヒント、主な考慮事項
1 min
高品質のPCB設計は、革新的なコンセプトを必要とするだけでなく、PCB製造プロセスへの深い理解に依存しています。ビア設計は、PCB設計の重要なステップの一つとして、PCBの性能と製造効率の両方にとって非常に重要です。
ビアはどんなサイズでも設計できるのでしょうか?
この質問に答えるために、まずPCB上の穴がどのように作られるかを理解しましょう。
1. 材料の切断: PCBメーカーは自動切断機を使い、大きな銅張積層板を生産に必要な特定のサイズの基板にスライスします。切断前の銅張積層板は下図のようになっています:
2. 穴あけ: CNCボール盤で銅張積層板の指定位置に正確に穴を開ける。ドリルビットは円形なので、丸い穴しか開けられず、四角い穴は加工できない。
例えば、円形のピンポン玉を直角のコーナーに置くと、ピンポン玉の曲がった部分とコーナーとの間に隙間ができます。この隙間がいわゆる 「R角 」と理解できる。同様に、ドリルの刃は丸いので、四角い穴は開けられない。
JLCPCBでは、PCB加工にメカニカルドリルを使用しています。ドリルビットの仕様は最小0.05mm単位で増減し、円形ドリルビットは直径0.15mmから6.30mmまであります。最小のスロット・ドリル・サイズは0.65mm(メタライズド・スロット用)、最小の非メタライズド・スロット・ルーティング・ビットは1.0mmである。
従って、プリント基板を設計する際、ビアを任意のサイズで設計することはできません。
スモールホールの留意点
小さな穴とはどのようなサイズですか?一般的に0.3mm以下の穴をスモールホールと呼びます。ビアが小さくなればなるほど、特に製造工程の限界に近づいたときに加工が難しくなります。これは、「アスペクト比 」と呼ばれる業界用語に関連しています。
- アスペクト比: 基板の厚さとビアの直径の比。アスペクト比が大きいほど、加工の難易度は高くなる。つまり、ビアが小さいほど製造が難しくなる。
1. 電気めっきの難しさ: ビアサイズが小さくなるにつれ、直径が小さくなるため、電気めっき時に銅が均一に析出しにくくなり、非導電性ホールや欠陥ホールなどの問題が発生する可能性が高くなります。まとめると、小さいビアは銅析出の成功率が低くなります。
プリント基板の品質を確保するために、JLCは穴壁の銅メッキ状態を検出するために4線式低抵抗試験を採用しています。従来の方法に比べ、4線式低抵抗検査は精度が高く、不良穴の特定が容易になり、製品の信頼性と品質を確保することができます。
2. 加工効率が低い: 小型ドリルビットは有効長が短いため、同時に穴あけできる基板の枚数が減り、生産効率に直接影響する。ドリル折損を防ぐため、小径穴加工では送り速度を遅くし、回転速度を上げる必要がある。この工程は加工時間を増加させるだけでなく、ドリルの摩耗を加速させる。
従って、PCB設計では、加工効率とコスト削減を確実にするために、0.3mm以上のビアサイズを設計することを推奨する。スペースに制約がある場合のみ、小さなビアを検討してください。
3. 外径の問題: スルーホールやハンダ穴を設計する場合、内径と外径の両方の要件を考慮することが重要です。これらのパラメータはPCB製造工程に直接影響します。
JLCPCBでは、両面および多層基板の最小内径は0.15mm、最小外径は0.25mmです。JLCは現在、最大32層までの多層プリント基板の製造が可能です。JLCは、独自の超高層技術と樹脂プラグド・ビア技術により、最小穴径0.15mm、最小トレース/スペース0.0762mmを実現し、ハンチングをサポートする。
さらに、環状リングが小さすぎる場合、加工中の装置のずれによって生じる穴あけとフィルムの位置合わせのずれが、穴の中心をずらすことにつながります。
このようなミスアライメントは、パッドの有効面積を減少させ、製造上の欠陥を増加させ、さらには電気的接続不良を引き起こす可能性がある。従って、製造公差を考慮しながら、妥当な環状リングサイズを設計することは、プリント基板の品質と信頼性を確保するために不可欠です。
スロット設計の考慮事項
スモールホールに加えて、スロット設計も見逃せません。一部の特殊パッケージでは、スロットは必須の設計要素です。スロットを設計する際には、以下の2点に注意してください:
1. 短いスロット: ショートスロット:ショートスロットは、PCB穴あけ加工において最も加工が難しい。短いスロットとは、スロットの長さが幅の2倍未満のものを指す。スロットの長さが幅の2倍未満であるため、始点と終点をドリルで加工すると、ドリルビットが部分的に基板上に乗ったり、部分的に浮いたりすることがあり、不均等な力が加わって、スロットの位置ずれや短縮を引き起こします。したがって、スロット設計に推奨される最適な長さと幅の比は、長さ/幅≧2.5である。
2. 長いスロット:長いスロットを設計する場合、特に5mmを超えるスロットは、はんだレベリング(HASL)プロセスを選択することを推奨する。スロットの環状幅は、理想的には0.3mmを超える(0.2mmが限界)か、無電解金めっきプロセスを使用する。環状幅が0.3mm未満の場合、はんだレベリング時の接着が不十分となり、バーストなどの熱応力に起因する問題が発生する可能性があります。片面銅リングのスロットもバーストしやすい。
スロットが高密度に配置されている場合、穴あけ時に基板の縦糸と横糸が損傷し、はんだレベリング時に破裂する可能性がある。このような特殊な設計の場合は、無電解金めっきプロセスを推奨する。
バイアと部品穴の違い
PCBでは、穴径はビア(Via)とコンポーネントホール(Pad)に分けられます。それぞれの機能や加工条件は異なるため、混在させないようにする必要があります。
- ビア(Via): 主に層間信号接続に使用され、通常ソルダーマスクで処理される。
- コンポーネントホール(Pad): 通常、部品の取り付けやはんだ付け用のスルーホールとして設計される。
ビアとコンポーネントホールが混在するシナリオは2つある:
1. メッキスルーホールにビア属性を誤って使用した場合: メッキ・スルー・ホールに誤ってビアを使用した場合、はんだマスクがホールを塞いだり詰まらせたりして、部品の適切な取り付けを妨げる可能性がある。
2. 部品穴を誤ってビアとして使用する: 部品穴が誤ってビアとして設定され、注文でソルダーマスクカバレッジが指定されている場合、部品穴の露出した銅がソルダーマスクで覆われ、はんだ付け品質に影響を与えます。
概要
1. PCB 設計において、バイアスは任意の大きさにすることはできない。
2. 0.3mmより小さい穴はスモールホールとみなされる。小さい穴は電解めっきが難しく、加工効率が低下し、アライメントの問題を引き起こす可能性がある。
3. 短いスロットは加工が難しい。推奨される縦横比は2.5以上である。
4. スロットの設計は、環状幅が0.3mm(限界:0.2mm)を 超えるようにすること。スペースの制約により不可能な場合は、無電解金めっきプロセスを使用する。
5. ビア(Via)と部品穴(Pad)の混在は避けること。
学び続ける
Altium MCP:GPT-6とCodexを活用したAIによるPCB設計【ステップバイステップガイド】
Altium MCPは、Model Context Protocol(MCP)サーバーを介してAltium DesignerとAIアシスタントを接続します。AIはスクリーンショットを見ながら画面をクリックする代わりに、Altiumのスクリプト関数を直接呼び出します。本記事では、Codex上のGPT-6とオープンソースのeda-agentサーバーを使用し、230 VAC・10 A対応のBL0942搭載電力量計測基板を設計しました。データシートの確認から、DRC違反のない基板製造データの作成までを検証しています。 AIが部品選定、回路図作成、部品配置、配線、基板のチェックを実行し、回路構成の判断、配置方針の提示、修正の指示はエンジニアが担当しました。 本ガイドで解説する内容: Altium MCPとeda-agentサーバーの仕組み Codex上のGPT-6をAltiumに接続し、接続状態を確認する方法 AIによる部品選定、回路図作成、部品配置、配線の実行過程 出力されたデータと、エンジニアによる修正が必要だった箇所 注意事項 これらのサーバーは、第三者が独立して開発するオープンソースプロジェクトです......
PCB設計向けAIツール:あなたの設計ワークフローに最適なツールは?
AIツールは現在、PCB設計における回路構成の検討、回路図生成、部品選定、部品配置、配線、設計検証など、さまざまな工程を支援できるようになっています。 しかし、各AIツールが対応する工程や得意分野はそれぞれ異なります。 本記事では、AI PCB設計ツールについて、実際にどのような処理を行うのか、必要となる入力情報、そして実際のエンジニアリングワークフローのどの段階で活用できるのかを比較・解説します。 この記事では、以下の内容について解説します。 6種類のAI PCB設計ツールと、それぞれに必要な入力情報 PCB設計工程ごとにAIツールが実行できる内容 設計開始時点や使用中のEDAソフトに応じたツール選択方法 AIによる設計結果にもエンジニアによる検証が必要な理由 図: PCB設計ワークフローの各段階に対応したAI PCB設計ツールの分類 PCB設計向けAIツールの種類 AI PCB設計ツールは、大きく6種類に分類できます。 選択する際は、現在所有している設計情報が アイデア、要求仕様、回路図、または配置済み基板 のどの段階にあるかを基準にすると適切なツールを選択できます。 図: PCB設計における......
適切なPCB形状の選択
PCBに適切な形状を選択することは、電子デバイスの全体的な性能、製造性、美観に大きな影響を与える重要な決定です。長方形のPCBが最も一般的で汎用性がありますが、特定のアプリケーションで独自の利点を提供するさまざまな形状があります。この包括的なガイドでは、さまざまなPCB形状を探り、各形状の例を提供し、それらがどのように設計と機能性を最適化するかを紹介します。PCB形状の重要性を理解し、具体的な例を考慮することで、電子システムを強化するための情報に基づいた決定を下すことができます。 長方形PCB形状:定番の選択 長方形PCBは、実績のある選択肢であり、多様な業界で広く使用されています。その長方形の形状は、シンプルさ、製造の容易さ、標準プロセスとの互換性を提供します。この形状により、効率的な部品配置、簡単な信号配線、標準化された筐体への統合が可能になります。例えば、ハイエンドノートパソコンは通常、内部スペースの利用を最大化するために長方形のPCB形状を採用しています。長方形の形状により、プロセッサ、メモリ、ストレージ、その他のコンポーネントを効率的に配置でき、コンパクトで強力なコンピューティングデバイ......
部分的に反転したパネル化のチュートリアル
PCB設計のレイアウトエンジニアリング段階では、パネライゼーションが頻繁に採用されます。パネライゼーションとは、本質的には個々の基板をより大きな一枚の基板に組み立てることであり、Vカット、プロセスエッジ、フィデューシャル、ツーリングホール、その他のプロセス用クリアランスのためのスペースを確保します。 PCB試作時には、製造および実装の前に、Altiumで小さな基板をより大きな一枚の基板に組み立てる方が効率的であることがよくあります。 部分的反転パネライゼーション方法 今日は、PCB試作に特化した部分的反転パネライゼーション方法について詳しく見ていきましょう。基本的には、描画したPCBのTOP層をBOTTOM層に変換し、その逆も行ってパネライゼーションするものです。 全体的な手順は以下の通りです: 1. 新しいPCBファイルを作成し、完成したPCB設計を新しく作成したPCBファイルにコピーします。 2. 特殊貼り付けを実行します。 3. PCB基板全体をコピーし、選択して反転させ、時計回りに180度回転させます。 これらの手順を実行するには: 1. ファイル全体を選択します(ショートカット:S+A)......
PCB層数の決定
プリント基板(PCB)の設計を始めるとき、あなたが下すべき重要な決定の一つは、PCBの層数を決めることです。層数が異なれば、プロジェクト設計の結果に必ず影響を与えます。ここでは、その意味について説明し、PCB設計における銅層の数を決定するための簡単なガイドラインを提供します。 PCB層の理解 回路の複雑さを分析する: 回路の複雑さは、PCBの層数を決定する主要な要素です。多数の部品と複雑な配線要件を持つ複雑な回路では、必要なトレースと接続を収容するために追加の層が必要になる場合があります。 部品密度が高い回路は、通常、必要な配線を収容するためにより多くの層を必要とします。設計に複数の高速信号や敏感なアナログ信号が含まれる場合、追加の層は専用の電源プレーンとグラウンドプレーンを提供し、ノイズを低減することで信号整合性の向上に役立ちます。さらに、高速回路や敏感なアナログ信号を含む設計では、信号整合性に特別な注意が必要です。追加の層を利用して電源プレーンとグラウンドプレーンを分離し、ノイズを最小限に抑え、信号干渉やクロストークを低減することができます。 スペースの制約を考慮する: 設計をコンパクトな電子......
銅トレース設計のマスター
銅トレースは、PCB設計において電気信号の効率的な流れを確保する上で極めて重要な役割を果たします。あなたが電子工作愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、あるいはこの分野のプロフェッショナルであっても、銅トレース設計の原理と技術を理解することで、あなたのPCBプロジェクトを新たな高みへと引き上げることができます。本日は、JLCPCBが銅トレース設計の技術をマスターし、あなたのプロジェクトが最終的に最適な結果を達成できるようご案内します。 銅トレース設計の重要性: 銅トレースはあらゆるPCBの生命線であり、コンポーネント間で信号を伝達し、電子デバイスの機能を可能にします。適切に設計された銅トレースレイアウトは信号損失を最小限に抑え、電磁干渉(EMI)を低減し、信号整合性を向上させます。銅トレース設計をマスターすることで、PCBの全体的な性能と信頼性を高めることができます。 銅トレース設計における重要な考慮事項: a. トレース幅と間隔: 適切なトレース幅と間隔を決定することは、インピーダンス制御を維持し、信号劣化を防ぎ、電流容量要件に対応するために極めて重要です。トレース寸法を選択する際には、電流レベ......