フレキシブルPCBの製造能力
フレキシブル基板の機能
カテゴリー | 特徴 | 製造仕様 | 説明 |
|---|
レイヤー数 | 1-layer,2-layer, 4-Layer | FPCの銅層の数 | リジッドフレキシブルPCBはまだサポートされていません。 |
FPC スタックアップ | 1-Layer (25µm dielectric thickness) | 同じ片面のみに銅とカバーレイを備えた FPC。 内側PI厚さ:25μm | ![]() |
2-Layer (25µm dielectric thickness) | 両面に銅を使用したFPC。 内側PI厚さ:25μm | ![]() | |
1-Layer (50µm dielectric thickness) | 耐引裂性。 | ![]() | |
2-Layer (50µm dielectric thickness) | 耐引裂性。インピーダンスコントロール基板に適しています。 | ![]() | |
1-Layer (Transparent) | PET 厚み: 36um | ![]() | |
2-Layer (Transparent) | PET 厚み: 36um | ![]() | |
4-Layer | 内外層銅重量:1/3oz、0.5oz、1oz。 ラミネート構造:カバーレイあり、またはカバーレイなし。 銅重量1オンスの内層には、ラミネート時の層間剥離やブリスターを防ぐため、デフォルトでカバーレイが施されています。 | ![]() | |
寸法 | 寸法 | レギュラー:234×490mm | エッジレールを使用する場合、最大サイズは250 × 600 mmまでとなります。ご注文前にカスタマーサポートにご確認ください。 |
最小寸法 | 制限はありませんが、寸法が 20 × 20 mm 未満の FPC がパネル化に最適です。 | ||
FPC仕上がり厚さ | 25µm 誘電体厚さ FPC: 1 層: 0.07 / 0.11 mm 2-Layer: 0.11 / 0.12 / 0.2 mm 誘電体厚さ50µm FPC: 1層: 0.12 mm 2-Layer: 0.19 mm 透明FPC: 1層: 0.14 mm 2層 0.24 mm 4層FPC:0.2 / 0.25 / 0.30 / 0.35 / 0.40 / 0.45 mm | ①補強材を除いた完成品FPCの厚さ(測定箇所に銅箔やカバーレイがない場合、完成時の厚さは薄くなります。) ②白色のカバーレイは、黄色/黒色のカバーレイよりも片面あたり10µm厚くなります。 | |
外層の銅の重量 | 片面: 18 μm (0.5 オンス)、35 μm (1 オンス) 両面および4層:12 μm(0.33oz)、18 μm(0.5oz)、35 μm(1oz) | FPC上の銅の厚さ | |
プロセスの種類 | LDI(レーザーダイレクトイメージ)露光技術によるドライフィルムプロセス | LDI は従来の LED 露光よりも高い精度を提供します。 このマシンは、パッド オフセットの問題を排除するために、ボード サイズに基づいた自動位置合わせもサポートしています。 | |
表面仕上げ | 表面仕上げ | ENIG は、酸化を防ぐために露出したパッドにニッケル - 金コーティングを堆積します。 | |
補強材を含む厚さ | 補強材を含む厚さ = FPC の厚さ + 補強材の厚さ | ||
FPC厚さの許容差 | 1. 補強板の厚さが ≤0.3 mmの領域:±0.05 mm 2. 補強板の厚さが 0.3~1.0 mm(1.0 mm を含む)の領域:±0.1 mm 3. 補強板の厚さが 1.0 mm を超える領域:±10% 4. ゴールドフィンガー領域:±0.03 mm | ±0.05 mm | |
穴 | 穴径 | 0.1~6.5mm | PTH の推奨最大直径は 5 mm ですが、これより大きいと生産にリスクが生じる可能性があります。 |
直径許容差 | ±0.08mm | 例: 1.00 mm の設計直径は、0.92 ~ 1.08 mm の間の任意の物理直径を生み出すことができます。 | |
最小メッキスロット | 0.50mm | ![]() | |
最小非メッキスロット | 無制限 | 非メッキスロットの周囲には少なくとも 0.2 mm の銅のクリアランスが必要です。 | |
端面スルーホールは、FPC の端にあるメッキされたハーフホールです。 プレスはんだ付けコネクタに最もよく使用されます。 ① 端面スルーホールの直径: ≥ 0.3 mm② 端面スルーホールから基板端までの距離: ≥ 0.5 mm ③ 端面スルーホール 穴から穴まで: ≥ 0.4 mm | ![]() | ||
最小 ビアホールサイズ/直径 | ①通常:0.3mm/0.55mm ②2層基板用エクストリーム:0.10mm/0.3mm(追加費用が必要) ③4層用エクストリーム:0.15mm/0.35mm(追加費用が必要) ④ビア径はビアホール径より0.2mm以上大きく、0.25mm以上が望ましい。 | ![]() | |
トレース | PTH用アニュラーリング | ≥ 0.25 mm を推奨、絶対限界: 0.18 mm | ![]() |
最小配線幅/間隔 (1 オンス) | ① 12 μm (0.33 オンス) 銅: 3/3 ミル (絶対制限 2/2 ミル – 可能であれば避けてください) ② 18 μm (0.5 オンス) 銅: 3.5/3.5 ミル p> ③ 35 μm (1 oz) 銅: 4/4 mil これらは通常の能力です。 カスタム機能の要件については、カスタマー サポートにお問い合わせください。 | ![]() | |
配線幅の許容差 | ±20% | 例: 0.10 mm の設計配線幅では、0.08 ~ 0.12 mm の間の任意の物理幅が得られます。 | |
パッドとトレース間のクリアランス | ① トレースするビアリング: ≥ 0.1 mm (可能な限りそれ以上) ② トレースする露出パッド: ≥ 0.15 mm (可能な場合はそれ以上) | ![]() | |
NPTHから銅までのクリアランス | ≧0.20mm | NPTH からトレース、パッド、および銅の注入口までのクリアランス | |
BGA | BGA | ![]() | |
カバーレイ/ ソルダーマスク | カバーレイの色 | 黄色 / 黒 / 白 / 透明 | 黄色がオススメ |
カバーレイ開口部 | カバーレイの拡張 (片面): 0.1 mm カバーレイの開口部からトレースのクリアランスまで: ≥ 0.15 mm (可能な限りそれ以上) | ![]() | |
ビア処理 | ビア処理 | ||
カバーレイの厚み | 25µm 誘電体厚 FPC: ①PI: 12.5μm、接着剤:15μm(1/3ozまたは0.5oz銅の場合) ② PI:25μm、接着剤:25μm(1oz銅の場合) 誘電体厚さ50μm FPC: PI:25μm、接着剤:25μm 透明FPC: PET:25μm、粘着剤:25μm 注意:白色カバーレイは、黄色や黒色カバーレイに比べ、通常片面あたり13~18μm厚い。 | ![]() | |
最小はんだブリッジ幅 | 最小 0.5 mm、つまり 0.5 mm より狭いはんだブリッジが除去されます。 標準以外の要件については、カスタマー サポートにお問い合わせください。 | ![]() | |
シルクスクリーン印刷 | シルクスクリーン印刷 | ≥ 1mm (複雑なパターンやノックアウト文字の場合はさらに長くなります) | ![]() |
文字の線幅 | ≥ 0.15mm (これより細い線はうまく印刷されません) | ||
キャラクターとパッドのクリアランス | ≥ 0.15mm (これよりパッドに近いシルクスクリーンは切り取られます) | ||
FPCの外形 | FPCアウトライン | ① 銅線から基板エッジまで ≥ 0.3mm ② 銅線からスロットまで ≥ 0.3mm ③ 外形公差: ±0.1 mm (ご要望に応じて ±0.05 mm) | ![]() |
ゴールドフィンガーパッドからボードエッジまでのクリアランス | 0.2mm。 このクリアランスを超えると、輪郭をレーザーで切断する際の損傷を避けるために、ゴールド フィンガーが切り戻されます。 城郭状のパッドはこの許可から免除されます。 | ![]() | |
パネル (FPC パネル設計ガイドを参照) | ① 基板間の間隔は 2 mm が一般的です。 金属補強材を備えたボードの場合は、代わりに 3 mm を使用します。 ② 4 辺すべてに幅 5 mm のエッジを処理する必要があります。 これらのエッジには、基準の周囲に 1 mm のクリアランス、工具穴の周囲に 0.5 mm のクリアランスを設けて銅を流し込む必要があります。 ③ 基準: 1 mm。 工具穴: 2 mm; 基準中心から基板端まで: 3.85 mm。 方向を決めやすくするために、1 つの基準を 5 mm 以上オフセットして 4 つの基準を追加します。 ④ サポート タブの幅: 0.7 ~ 1.0 mm ⑤ 最大パネル サイズ: 234 × 490 mm | ![]() | |
補強材 (詳細な紹介) | PI スティフナー | 厚さのオプション: 0.1 mm、0.15 mm、0.20 mm、0.225 mm、0.25 mm | PI スティフナーは、ゴールド フィンガー コネクタで最もよく使用されます。 たとえば、0.11 mm FPC 上でコネクタの厚さを 0.3 mm にする必要がある場合、補強材の厚さは 0.225 mm が最適です。 |
FR4 スティフナー | 厚さのオプション: 0.1 mm、0.2 mm、0.4 mm、0.6 mm、0.8 mm、1.0 mm、1.2 mm、1.6 mm(高温高圧下で接着剤を用いて貼り合わせ) | FR4は欠けやすいため、通常はローエンド製品でのみ使用されます。 可能であれば避けてください。 | |
ステンレス補強材 | 厚さのオプション: 0.1 mm、0.2 mm、0.3 mm | スチール製スティフナーは高価ですが、平面度に優れ、変形しにくいです。 これにより、SMD コンポーネントのサポートとして適しています。 スチールはわずかに磁性があるため、ホール効果センサーや同様のコンポーネントには使用しないでください。 | |
3Mテープ | FR4は通常、3M9077(厚さ0.05mm、耐熱性あり)であるため、低価格帯の製品にのみ使用されます。 3M468(厚さ0.13mm、耐熱性なし) tesa8854(厚さ0.1mm、耐熱性あり、密着性良好、推奨)欠けやすい。可能な限り使用を避けてください。3Mテープ | 通常、組み立て後にFPCを固定するために使用されます | |
電磁波シールドフィルム | 厚さ18μm、黒色。EMCの低減に役立ちます。エッジガードレール上にソルダーマスクの開口部を設け、グランドプレーンとシールドフィルムを電気的に接続することを推奨します。 | ![]() | |
曲げ半径 | 推奨最小曲げ半径 | 単層:総厚さの6倍以上 多層:総厚さの10倍以上 | 動的曲げ用途では、接着剤を使用しないPI基板を1~2層使用することを強く推奨します。 |
静的曲げと動的曲げ | 静的曲げ:より小さな曲げ半径が許容される(通常、板厚の6~10倍) 動的曲げ:より大きな曲げ半径が必要(板厚の10~15倍以上が推奨される) | 静的曲げ:組み立て時に1回または数回曲げられ、その後固定された形状を維持します。ほとんどの用途に適しています。 動的曲げ:繰り返しの曲げ(数千サイクル)。最適な寿命を得るには、1~2層+接着剤なしのPIを使用してください。曲げ部分にはビアやパッドを配置しないでください。 | |
設計上の考慮事項 | インピーダンスの計算 | コア ポリイミド εr: 3.3 カバーレイ εr: 2.9 コア ポリイミドの厚さ: 25 μm / 50 μm | インピーダンスの測定と制御はまだサポートされていません。 トレースは幅についてのみ制御され、お客様はインピーダンス要件を達成するために配線幅を選択する責任があります。JLCPCBでは、インピーダンス基準となる配線幅を提供しています。 詳細についてはこちらをご覧ください。 |
EasyEDA (強く推奨) | EasyEDA は専用の補強層をサポートしています。 スティフナーの形状や厚みは設計書に設定・埋め込まれているため、発注時に手入力する必要がありません。 EasyEDA で FPC を設計する方法をご覧ください | ![]() | |
その他の EDA ソフトウェア | 注釈を独自のレイヤーに配置します。 補強材の輪郭を含め、材質と厚さを示します。 この情報は自動的に解析されないため、注文時に補強材のオプションを手動で設定する必要があります。 注釈のテキストがボード領域に重ならないようにしてください。 | ![]() | |
その他の設計上の制約 | 穴、トレース、はんだマスク、シルクスクリーンに関してはリジッド PCB と同じ要件。 |
フレキシブルPCBの仕様に関するよくある質問
JLCPCBでは、フレキシブルPCB向けにどのような基板材料と厚さを提供していますか?
補強材は特定の箇所にのみ追加できますか?また、どのような素材に対応していますか?
JLCPCBでは4層フレキシブルPCBに対応していますか?1~2層と比較して、どのような制限がありますか?
フレキシブルPCBとリジッドフレックスPCBの違いは何ですか?
フレキシブルPCBの発注に際し、特に補強材や外形について、設計ファイルをどのように準備すればよいでしょうか?