KiCadでのGPT-6 Astra PCB設計:ブリーフから検証済みネイティブプロジェクトまで
3 min
- 10ステップのワークフロー:KiCadでのGPT-6 Astra PCB設計
- OpenAIが実際にGPT-6 AstraがKiCadで行っているとして示したこと
- GPT-6 AstraがKiCad PCBプロジェクトで行ったこと
- KiCad 10.0.4でのネイティブ回路図の構築
- KiCadでのフットプリント、ライブラリ、部品リンクの管理
- GPT-6 AstraのKiCad検証が実際に証明するもの
- KiCadでのPCB配置、銅箔ゾーン、DRC
- KiCad Gerberファイルとアセンブリデータのエクスポート
- クリーンなKiCad DRCが製造可能性チェックではない理由
- 結論
- GPT-6 AstraとKiCadに関するFAQ
主なポイント
- OpenAIが公開したもの:ローンチページには、GPT-6 AstraがKiCadでPCBレイアウトを実行している15秒の要約クリップが掲載されています。
- モデルが行ったこと:4行の指示から44×34 mmの2層PCBを作成し、回路、フットプリント、部品配置、配線、そしてネイティブな2シートの回路図までをカバーしました。
- 作業の範囲:配置と配線は作業の一部にすぎませんでした。2つのリンクされた回路図シート、プロジェクトローカルライブラリ、そして45個の部品とそのフットプリント間のUUIDベースのリンクが、プロジェクトの一貫性を保つ上で重要でした。
- 有用な発見:KiCadは46件の回路図パリティ問題を報告しました。それらはルール除外を追加するのではなく、部品フィールドとノーコネクト表現を修正することで解消されました。
- ゼロ違反の意味:KiCad 10.0.4は、設定されたルールの下で0件のERCおよび0件のDRC違反を報告しました。5つのDRCカテゴリと4つのERCカテゴリは無視されました。
GPT-6 Astraが生成したPCBは一見シンプルに見えるかもしれませんが、クリーンなネイティブKiCadプロジェクトを構築するには、配線済みのボードを生成するだけでは不十分です。回路図、ライブラリ、フットプリント、部品リンクのすべてが一致している必要があります。
このプロジェクトでは、GPT-6 AstraがKiCadでTPA3116D2ステレオアンプを構築・検証し、見た目だけ正しいPCBではなく、一貫したネイティブプロジェクトに焦点を当てました。
このガイドで学べること:
- OpenAIがGPT-6 AstraとKiCadについて実際に述べていること
- 4行の指示から配線済み2層PCBにどのように至ったか
- 46件の回路図パリティ問題が除外を追加せずにどのように解決されたか
- ERCおよびDRC違反ゼロが意味することと意味しないこと
10ステップのワークフロー:KiCadでのGPT-6 Astra PCB設計
ワークフローは10段階です。詳細に入る前にこの概要を確認してください。
始める前に
- ファイルアクセスとアプリケーション制御を備えたデスクトップエージェント環境。チャットのみのインターフェースではKiCadを直接操作できないためです。
- KiCad 10.0以降、および使用する場合はローカル自動配線ツール。
- データシートと参考設計を含む1つのプロジェクトフォルダ。
10の短いステップ
- データシートと参考ファイルを1つのプロジェクトフォルダに集め、GPT-6 Astraにアクセス権を与えます。
- 完全な指示を1つのメッセージで提供します:電源電圧、チャンネル数、負荷インピーダンス、部品技術、サイズ制限。
- 参考設計をそのままコピーするのではなく、現在のデータシートリビジョンに対して検証します。
- 回路図をネイティブKiCadオブジェクトとして構築し、メインシートと2番目のシートに分割します。
- レイアウト前にすべてのフットプリントを検証します。ピン1、パッド番号、極性、向き、該当する場合は発注可能性を含みます。
- 発注する値に設計ルールを設定し、固定されたボード外形内に部品を配置します。
- 重要な電源、ブートストラップ、スイッチング銅箔を最初に定義してロックします。
- 自動配線ツールに低電流ネットを完了させ、その後ゾーンを再充填してロックされた銅箔が維持されていることを確認します。
- 必要なライブラリをプロジェクトにパッケージし、すべての回路図部品が正しいPCBフットプリントにリンクされていることを検証します。
- ERC、DRC、未接続項目、パリティをまとめて実行し、その後Gerber、ドリルファイル、BOM、配置ファイルをエクスポートします。
注記
クリーンなERC/DRCチェックは、有効にしたルールへの準拠を確認するだけです。それは設計のマイルストーンであり、製造承認ではありません。最終設計は依然としてファブリケータの製造能力に対して確認する必要があります。
OpenAIが実際にGPT-6 AstraがKiCadで行っているとして示したこと
OpenAIは、モデルがKiCadでPCBレイアウトを実行している要約動画を公開しました。しかし、ページ上の記述はそれ以上には踏み込んでおらず、だからこそ正確な文言が重要になります。
キャプションはその範囲について具体的です。次のように書かれています:「これは、GPT-6 AstraがKiCadでプリント基板(PCB)レイアウトを実行し、電子回路図を部品配置と銅箔接続の配線によって製造可能なPCBに変換する様子の15秒の要約再生です。」
| 主張 | 出典 | ステータス |
|---|---|---|
| AstraがKiCadでPCBレイアウトを実行 | OpenAIローンチページのキャプション、2026年9月3日 | 一次情報源、逐語引用 |
| OSWorld 2.0で72.6%、GPT-5.6 Solの65.7%に対して | OpenAIローンチページ、v2026.08.08オフラインセット、部分スコア | 一次情報源、コンピュータ使用に関するもの |
| PCB図の横にある「2分54秒」というラベル | OpenAIローンチページのマークアップ | 一次情報源だが、ラベルが指すパネルは視覚的確認が必要 |
| 「OpenAIはAstraがPCBボードを作れると主張」 | KiCad.infoフォーラムスレッドのタイトル | 二次的なフレーミングであり、OpenAIの文言ではない |
| 「OpenAIはKiCad統合を披露している」 | Reddit投稿のタイトル | 根拠なし。プラグイン、API、パートナーシップは発表されていない |
| 69.3%のEEBenchスコアがレイアウト能力を証明 | 二次報道 | 根拠なし。EEBenchはレイアウトを除外している |
コンピュータ使用スキルはKiCad統合ではない
コンピュータ使用とは、モデルが画面を読み取り、マウスとキーボードの操作を発行することを意味します。したがって、独自の配線エンジンと設計ルールチェッカーを持たないため、KiCadのユーザーとして動作します。
銅箔が配線されているように見える場合、幾何学的な作業を行っているのはKiCad自身のツールです。KiCadのコードは一切やり取りされていないため、このデモからOpenAIとKiCadの関係は導かれません。
15秒のクリップが省略しているもの
キャプションは既存の回路図から始まります。したがって、実際のボードのいくつかの段階はフレームの外にあります:
- 回路図キャプチャ:シンボル選択、ピンタイプ、ネット定義はすべてクリップが始まる前に完了しています。
- 部品選択:クリップにはパッケージ、電圧定格、サプライヤの選択に関する内容は含まれていません。
- ルール解決:配置されたレイアウトは依然として設計ルールチェックを通過する必要がありますが、クリップはそれより早く終わります。
- プロジェクト構造:ライブラリ、回路図とボードのリンク、ポータビリティは銅箔のレンダリングビューでは見えません。
- 製造:Gerberエクスポート、ドリル生成、配置データ、工場レビューはすべてその外にあります。
GPT-6 AstraがKiCad PCBプロジェクトで行ったこと
私は電気設計の指示と参考ファイルを用意して、新しいTPA3116D2ステレオアンプPCBプロジェクトを開始しました。目標は、単一12 V電源、ステレオライン入力、2つの4オームスピーカー出力、SMD部品のみを使用したコンパクトなボードでした。
GPT-6 Astraはその指示から設計作業を行い、以下のすべての段階を遂行しました:
- 回路開発:Astraはデータシートと参考資料から回路を抽出し、接続前に値、パッケージ、ピン割り当てを検証しました。
- フットプリント検証:メーカーの図面に対してパッド番号、極性、回転、ランド寸法を確認しました。
- 配置:44×34 mmの2層外形内に、入力、アンプ、電源バイパス、出力フィルタを配置しました。
- 配線:最初に重要な電源、ブートストラップ、スイッチング接続を定義して保護し、その後ローカルFreeroutingを実行して残りの低電流ネットを完了しました。
- ネイティブプロジェクトとリリース:2つのリンクされた回路図シートを構築し、ライブラリをパッケージし、チェックを実行し、製造ファイルをエクスポートしました。
KiCadは配線済みPCBと再充填可能なグラウンドゾーンを保持し、最終的なネイティブプロジェクトは2つのリンクされた回路図シートを追加しました。使用可能なリリースには、正しく開くボード以上のものが必要でした。回路図、PCB、ライブラリ、プロジェクトリンクのすべてが一貫している必要がありました。
ボードには45のフットプリントインスタンスと120のSMDパッドがありますが、実装部品は40個のみです。J1~J4とTP1はワイヤー・テストパッドであり、BOMと配置ファイルから除外されています。
プロジェクトの背後にあるプロンプト
6つの記録されたプロンプトがプロジェクト全体を進めました。要件が電気的・物理的目標を設定し、フォローアップが作業を継続して最終成果物を指定しました。
| 段階 | 記録されたプロンプト |
|---|---|
| 設計アプリケーションを開く | 「私のコンピュータで開いているKiCadを使ってPCBを作れますか?アクセスできますか?」 |
| 参考ファイルと要件の提供 | 「TPA3116D2_PCB/に設計ファイルと参考PCB設計があります。まず回路図を作成してください。要件は12V単一電源で使用することです。ステレオ入力と出力が必要です。この設計ではSMD部品のみを使用してください。PCBはできるだけ小さくします - PCBを作成する際に。」 |
| スピーカー負荷の指定 | 「チャンネルあたり4 Ω」 |
| 完成したレイアウトの要求 | 「やってください、PCB設計を完成させてください。」 |
| ネイティブプロジェクトと記事の要求 | 「わかりました、やってください。ネイティブKiCadのPCBとブログをください」 |
| 完成したPCBを開く | 「KiCadでPCBを開いて」 |
詳細な回路決定、配線修正、検証はそれらのプロンプトの間に行われました。
KiCad 10.0.4でのネイティブ回路図の構築
回路リファレンスはデバイスのデータシートから取得しました。GPT-6 Astraはそのリファレンスから必要な回路を抽出し、埋め込み画像としてではなく、実際のシンボル、ピン、ワイヤー、ネットラベルを備えたネイティブKiCad回路図として再構築しました。

回路図が完全に編集可能なままであるため、KiCadは電気チェックを実行し、PCBと比較することができました。回路図は正しく見えても誤った接続や欠落した接続を含む可能性があるため、データシートは全体を通して独立したリファレンスとして機能しました。
メインシート:入力、電源、制御
ルートシートにはアンプ、その電源バイパス、設定ストラップが含まれています。4つの2.2 uF X7Rコンデンサが両方の信号入力とそのグラウンドリファレンスをAC結合し、C2とC4はJ2付近の入力グラウンドに戻ります。
電源バイパスは意図的に3つの範囲に分割されています:
- バルク。2つの100 uF 25 V低ESRコンデンサがデバイス近くにローカル電荷を保持します。
- 中周波。各PVCCペアは電源ピンに独自の100 nFを持ちます。
- 高周波。各PVCCペアは1 nFも持ち、ピン17のAVCCはアナログ側に供給するため別の100 nFを取得します。
3つの抵抗と1つのパッドが設定を決定します。R2は5.6 kで20 dBゲイン設定を選択し、R1とR3は100 kでリンクされたSDZとFAULTZのプルアップおよびMUTEホールドを処理します。

図:ネイティブプロジェクトからエクスポートされたルートKiCad回路図シート。ステレオ入力、U1、電源バイパス、制御ネットワークを含みます。
2番目のシート:ブートストラップ、出力フィルタ、スピーカーパッド
`Output_Filters.kicad_sch`という名前の2番目のシートが繰り返しネットワークを保持しています。この分割により、公開幅でも両ページが読みやすくなります。
各出力レッグは10 uHインダクタを使用し、その後に680 nFコンデンサと1 nFバイパスが続きます。直列3.3オームと10 nFのブランチがグラウンドに戻るため、フィルタはリンギングを放置するのではなく減衰されます。

図:ネイティブプロジェクトからエクスポートされたOutput_Filters子シート。ブートストラップコンデンサ、4つのLC出力レッグ、スピーカーパッドをグループ化しています。
4つの220 nFブートストラップコンデンサもここにあります。誤ったペアリングは視覚的レビューを通過してしまうため、そのピンペアリングは明記する価値があります。
左チャンネルはBSPL 24からOUTPL 23、BSNL 20からOUTNL 21に接続します。右チャンネルはBSPR 30からOUTPR 29、BSNR 26からOUTNR 27に接続します。1つのチャンネル内でペアを逆にすることは、見た目の問題ではなく電気的エラーです。
除外を追加せずに46件の回路図パリティ問題を解決
KiCadの最初のパリティチェックで46件の問題が見つかりました。主にManufacturerとRatingフィールドの欠落、および意図的に未接続のSYNCピンでした。
これらは配線やクリアランスのエラーではありませんでした。PCBジオメトリは有効でありながら、回路図と部品データが完全には一致していない可能性がありました。46件すべてがソースデータで修正されました。レポートを通過させるためだけに新しい除外は追加されませんでした。
KiCadでのフットプリント、ライブラリ、部品リンクの管理
ネイティブプロジェクトは、そのシンボルとフットプリントが一緒に移動する場合にのみポータブルです。したがって、Astraはパーソナルライブラリから解決するのではなく、必要な定義をプロジェクトのそばにパッケージしました。
1. ローカルライブラリとプロジェクトライブラリテーブル
3つのファイルがプロジェクトのライブラリ側を担っています。すべてがプロジェクトフォルダ内で解決されるため、リリース内の何もそれを構築したマシンに依存しません。
- `TPA3116_Native.kicad_sym`は、GND、AVCC、PVCCピンの電源入力を含む明示的なピン電気タイプを持つプロジェクトシンボルを保持しています。
- `TPA3116_SMD.pretty`は、ボードが既に使用しているものと一致する45のランドパターンを、フットプリントインスタンスごとに1つ保持しています。
- `sym-lib-table`と`fp-lib-table`は`${KIPRJMOD}`を通じて両方のライブラリを解決するため、パスはプロジェクトに対して相対的に保たれます。
ピンタイプを宣言することが、電気チェックにテストする対象を与えます。すべてのピンがパッシブとマークされている場合、ERCパスはほとんど意味がなく、電源ピンが電源入力として宣言されている場合はより意味があります。
2. 部品リンクと3Dモデルパス
銅箔ビューでは見えないものの、回路図をPCBに接続する2つの他のリンクがあります:
- 回路図UUIDパスは各シンボルをその正確なフットプリントにリンクします。
- 40のプロジェクト相対3Dモデルリンクは部品モデルをプロジェクトフォルダに結びつけます。
これらのリンクは設計が編集されるときに重要です。それらが無傷であれば、回路図更新は正しいPCB部品を変更しますが、壊れたリンクはツールがその部品を置換として扱う原因となる可能性があります。
3. 別のディレクトリでのKiCadプロジェクトポータビリティのテスト
Astraはポータビリティを仮定するのではなくテストしました。ネイティブファイル、両方のローカルライブラリ、すべてのモデルファイルを別のディレクトリにコピーし、そこでERCとDRCを回路図パリティとともに再実行しました。
そのコピーはゼロ違反、ゼロ未接続項目、ゼロパリティ問題を返しました。絶対パスや欠落ライブラリは表面化しなかったため、リリースはそれを構築したマシンに依存しません。
GPT-6 AstraのKiCad検証が実際に証明するもの
1つは回路図とボード間の電気的合意であり、もう1つは再利用されたレイアウトが変更されずに維持されたかどうかでした。
| チェック | 結果 | カバーする範囲 |
|---|---|---|
| KiCad ERC | 0違反 | 両シートにわたる有効な回路図ルール |
| KiCad DRC | 0違反 | 設定されたボード制約、ゾーン再充填付きで実行 |
| 未接続項目 | 0 | 未完了の必須接続は報告されず |
| 回路図パリティ | 0問題 | 部品フィールドとパッドネットが回路図と一致 |
| 独立したピンとパッドの比較 | 120ペアをチェック | ネイティブネットリストと元の回路仕様の比較 |
| ジオメトリ比較 | 保持 | 配置、パッド、トラック、ビア、ゾーン外形、ボード外形 |
| プロジェクトコピー後の再チェック | 0 / 0 / 0 / 0 | 別のディレクトリでのERC、DRC、未接続項目、パリティ |
独立したチェックが最も重要でした。2つのファイルは一致していても同じ間違いを共有している可能性があるため、すべての120のピン・パッド接続が元の保存された仕様と比較されました。
無視されたKiCad DRCおよびERCルールの意味
ゼロ違反の結果は、有効にされたチェックにのみ適用されます。
- DRCは5つのカテゴリを無視しました:欠落したカートヤード、オフセンターのビア端点、チューニングプロファイルジオメトリ、フットプリントフィルタ不一致、部品タイプ不一致。
- ERCは4つのカテゴリを無視しました:シングルトングローバルラベル、4方向ジャンクション、SPICEモデル問題、フットプリントフィルタ。
チェックが無効にされている場合、エラーを報告できません。したがって、これら9つの無視されたカテゴリは結果の一部であり、小さな脚注ではありません。
チェックがコマンドラインから実行された理由
Astraは最初のアプリケーション起動要求がタイムアウトしたため、KiCadのコマンドラインツールを使用して検証とCADエクスポートを実行しました。PCB Editorは後に完成したボードを開き、そのステータスエリアは保存されたレポートと同じカウントを報告しました。

図:実際のKiCad PCB Editorのスクリーンショット。ステータスエリアには120パッド、51ビア、253トラックセグメント、0未配線接続と表示されています。
KiCadでのPCB配置、銅箔ゾーン、DRC
このKiCadプロジェクトは2つの編集可能なグラウンドゾーンを保持しており、各銅箔層に1つずつあるため、レイアウト変更後に再充填できます。
EasyEDAバージョンでは、使用された変換方法により、同じ銅箔が28の固定充填リージョンに変換されました。これはEasyEDAにネイティブ銅箔エリアがないことを意味するものではありません。そのインポートも修正前に50の関連付け不一致を報告しました。
KiCadで部品を移動した後に何が変わるか
ゾーンが固定ではなく再充填可能になると、3つの編集タスクの動作が異なります。それぞれは依然として新しいチェックセットで終わります:
- 部品の移動:再充填可能なゾーンは次の再充填でクリアランス開口部を再生成しますが、固定リージョンは誰かが再構築するまで古い開口部を保持します。
- 回路図の変更:Update PCB from Schematic(通常F8)がリンクされた部品に編集を適用し、変更リストは適用前にレビューする必要があります。
- リビジョンの確認:銅箔の再充填は壊れたトラックや長くなったリターンパスを修復しないため、ERC、DRC、パリティをすべて再実行する必要があります。

図:ネイティブボードからエクスポートされたKiCadフロント銅箔プロット。配線済みフロント層接続とゾーンクリアランス開口部を示しています。
さらなる編集にはコピーを使用し、チェック済みリリースをベースラインとして保持してください。KiCad 10は再充填、更新、階層ツールをマニュアルに文書化しています。
KiCad Gerberファイルとアセンブリデータのエクスポート
Astraはチェック済みネイティブボードから製造データを新たにエクスポートしました。したがって、アートワークは中間状態ではなく、チェックを通過した設計と一致します。
KiCad製造エクスポートに含まれるもの
- 9つのアートワーク層:両面の銅箔、ソルダーマスク、シルクスクリーン、およびトップとボトムのペーストとボード外形。マスクはシルクスクリーンから差し引かれています。
- 2つのExcellonドリルファイル:メッキ穴と非メッキ穴は別々に、ミリメートル単位で、ドリルファイル原点から書き出されます。
- ドリルレポートには51のメッキ0.30 mm穴と0の非メッキ穴が記録されているため、ここでのすべての穴は相互接続ビアです。
- 配置とBOMデータ:配置ファイルは40の実装済みトップ側SMD部品をリストし、ネイティブBOMはメーカー、MPN、定格フィールドを追加します。
配置ファイルの座標はミリメートル単位で、Xは右、Yは上です。ボードの左上隅が原点にあるため、Y値は負になり、回転の慣例はアセンブラと確認する必要があります。

図:アセンブリ用にエクスポートされたKiCad製造層プロット。各リファレンスデジグネータと予約されたトップヒートシンク領域を識別しています。
注記
一部のBOMエントリは依然として汎用またはメーカー部品番号を使用しているため、正確な発注可能部品はアセンブリ前に確認する必要があります。
ここで部品ライブラリが役立ちます:JLCPCB Parts Libraryでは、アセンブリ注文を行う前に、利用可能な部品を確認し、パッケージ、誘電体、電圧定格などの詳細を検証できます。
クリーンなKiCad DRCが製造可能性チェックではない理由
DRCは設計で定義されたルールをチェックします。製造レビューは特定の工場がボードを製造できるかどうかをチェックします。適切な制約がなければ、どちらも信頼できません。
製造レビューのためのボードレベルチェック
- スタックアップと銅箔重量:トラック幅は公称1.6 mm FR-4と1 oz銅箔を前提としているため、仕上がり重量の変更はその背後にある電流と熱の前提に影響します。
- アニュラリングとドリル:0.60 mmビアパッドの0.30 mmドリルは0.15 mmのアニュラリングを残します。その数値を公開されたPCBケイパビリティに対して確認してください。
- マスクとペースト:ソルダーマスク拡張はパッドエッジあたり0.05 mmに設定されており、ワイヤーとテストパッドは設計上ペースト開口部を持ちません。
アセンブリと認定チェック
- アセンブリ実現可能性:厳格化されたC11カートヤード許容値、インダクタ本体間のクリアランス、ヒートシンクキープアウトにはアセンブリケイパビリティレビューが必要です。
- 熱対策:適切なトップヒートシンクまたはスプレッダが必要であり、このリリースではどこにもモデル化されていません。
- 電気的認定:コンデンサのバイアスとリップル定格、電源ヘッドルーム、ワイヤのストレインリリーフはRev Aプロトタイプでは未解決のままです。
DFM分析と設計検証パスは完了したものではなく、次のステップです。DFMアップロード、工場レビュー、見積もり、注文はこのプロジェクトの一部を形成しませんでした。

図:簡略化されたプロジェクト作成モデルからのおおよそのKiCad 3Dビジュアライゼーション。ヒートシンクは取り付けられておらず、フィットチェックも実行されていません。
このボードは製造、組み立て、測定されたことがないため、その出力電力、温度、電磁気挙動は未検証のままです。TPA3116D2データシートの見出しの2 x 50 Wという数値は、12 Vボードの定格ではありません。
結論
このGPT-6 Astra KiCadプロジェクトは、有効なボードファイルとクリーンなネイティブプロジェクトが同じものではないことを示しています。実際の作業は、回路図、部品データ、フットプリント、PCBのすべてが一致することを確認することでした。CoilcraftインダクタやPanasonicコンデンサなどの部品選択も、発注する正確な部品に対して確認する必要があります。
AIツールは回路図キャプチャ、レイアウト、プロジェクト再構築を加速できますが、エンジニアリング検証の必要性を排除するものではありません。
設計がGPT-6 Astra、Flux.ai、または別のAI支援EDAワークフローから来たものであれ、最終チェックは依然として設計者に属します。発注前に、ネイティブプロジェクトを検証し、実際の部品を確認し、ファブリケータの製造限界に対して設計をチェックしてください。
GPT-6 AstraとKiCadに関するFAQ
Q:GPT-6 AstraはこのKiCadボードを配線しましたか?
いいえ。配線済みの44×34 mmレイアウトは以前のアンプタスクから来たもので、変更されずに再利用されました。その後、ジオメトリ比較により、配置、パッド、銅箔、ゾーン外形、ボード外形がすべてマスターのものと一致することが確認されました。
Q:GPT-6 AstraにはKiCadプラグインまたは統合がありますか?
いいえ。プラグイン、API、パートナーシップは発表されていません。OpenAIのローンチページは、既存のKiCadインターフェースを操作するコンピュータ使用エージェントを示しており、「KiCad統合」というフレーミングはOpenAIではなくReddit投稿のタイトルから来ています。
Q:回路が28なのにKiCadが29ネットを報告するのはなぜですか?
U1ピン16は意図的に未使用でノーコネクトマーカーが付いているため、KiCadはその孤立ピンを名前付きメタデータネットとして記録します。これは未完了の必須接続とは別であり、未接続項目カウントはゼロのままでした。
Q:ERCおよびDRC違反がゼロのKiCadプロジェクトは製造準備ができていますか?
まだです。ゼロ違反の結果は、有効なルールがそのリビジョンで通過したことのみを確認します。スタックアップ、銅箔重量、アニュラリング、マスク拡張、アセンブリクリアランス、ヒートシンク対策は依然として工場側のレビューが必要です。
Q:このようなプロジェクトからKiCadボードファイルだけを共有できますか?
ボードファイルだけを共有すると、成果物のほとんどが省略されます。プロジェクトファイル、両方の回路図シート、シンボルライブラリ、フットプリントディレクトリ、両方のライブラリテーブルを含めてください。子シートとローカル定義はボードの外にあるためです。


学び続ける
Altium MCP:GPT-6とCodexを活用したAIによるPCB設計【ステップバイステップガイド】
Altium MCPは、Model Context Protocol(MCP)サーバーを介してAltium DesignerとAIアシスタントを接続します。AIはスクリーンショットを見ながら画面をクリックする代わりに、Altiumのスクリプト関数を直接呼び出します。本記事では、Codex上のGPT-6とオープンソースのeda-agentサーバーを使用し、230 VAC・10 A対応のBL0942搭載電力量計測基板を設計しました。データシートの確認から、DRC違反のない基板製造データの作成までを検証しています。 AIが部品選定、回路図作成、部品配置、配線、基板のチェックを実行し、回路構成の判断、配置方針の提示、修正の指示はエンジニアが担当しました。 本ガイドで解説する内容: Altium MCPとeda-agentサーバーの仕組み Codex上のGPT-6をAltiumに接続し、接続状態を確認する方法 AIによる部品選定、回路図作成、部品配置、配線の実行過程 出力されたデータと、エンジニアによる修正が必要だった箇所 注意事項 これらのサーバーは、第三者が独立して開発するオープンソースプロジェクトです......
PCB設計向けAIツール:あなたの設計ワークフローに最適なツールは?
AIツールは現在、PCB設計における回路構成の検討、回路図生成、部品選定、部品配置、配線、設計検証など、さまざまな工程を支援できるようになっています。 しかし、各AIツールが対応する工程や得意分野はそれぞれ異なります。 本記事では、AI PCB設計ツールについて、実際にどのような処理を行うのか、必要となる入力情報、そして実際のエンジニアリングワークフローのどの段階で活用できるのかを比較・解説します。 この記事では、以下の内容について解説します。 6種類のAI PCB設計ツールと、それぞれに必要な入力情報 PCB設計工程ごとにAIツールが実行できる内容 設計開始時点や使用中のEDAソフトに応じたツール選択方法 AIによる設計結果にもエンジニアによる検証が必要な理由 図: PCB設計ワークフローの各段階に対応したAI PCB設計ツールの分類 PCB設計向けAIツールの種類 AI PCB設計ツールは、大きく6種類に分類できます。 選択する際は、現在所有している設計情報が アイデア、要求仕様、回路図、または配置済み基板 のどの段階にあるかを基準にすると適切なツールを選択できます。 図: PCB設計における......
適切なPCB形状の選択
PCBに適切な形状を選択することは、電子デバイスの全体的な性能、製造性、美観に大きな影響を与える重要な決定です。長方形のPCBが最も一般的で汎用性がありますが、特定のアプリケーションで独自の利点を提供するさまざまな形状があります。この包括的なガイドでは、さまざまなPCB形状を探り、各形状の例を提供し、それらがどのように設計と機能性を最適化するかを紹介します。PCB形状の重要性を理解し、具体的な例を考慮することで、電子システムを強化するための情報に基づいた決定を下すことができます。 長方形PCB形状:定番の選択 長方形PCBは、実績のある選択肢であり、多様な業界で広く使用されています。その長方形の形状は、シンプルさ、製造の容易さ、標準プロセスとの互換性を提供します。この形状により、効率的な部品配置、簡単な信号配線、標準化された筐体への統合が可能になります。例えば、ハイエンドノートパソコンは通常、内部スペースの利用を最大化するために長方形のPCB形状を採用しています。長方形の形状により、プロセッサ、メモリ、ストレージ、その他のコンポーネントを効率的に配置でき、コンパクトで強力なコンピューティングデバイ......
部分的に反転したパネル化のチュートリアル
PCB設計のレイアウトエンジニアリング段階では、パネライゼーションが頻繁に採用されます。パネライゼーションとは、本質的には個々の基板をより大きな一枚の基板に組み立てることであり、Vカット、プロセスエッジ、フィデューシャル、ツーリングホール、その他のプロセス用クリアランスのためのスペースを確保します。 PCB試作時には、製造および実装の前に、Altiumで小さな基板をより大きな一枚の基板に組み立てる方が効率的であることがよくあります。 部分的反転パネライゼーション方法 今日は、PCB試作に特化した部分的反転パネライゼーション方法について詳しく見ていきましょう。基本的には、描画したPCBのTOP層をBOTTOM層に変換し、その逆も行ってパネライゼーションするものです。 全体的な手順は以下の通りです: 1. 新しいPCBファイルを作成し、完成したPCB設計を新しく作成したPCBファイルにコピーします。 2. 特殊貼り付けを実行します。 3. PCB基板全体をコピーし、選択して反転させ、時計回りに180度回転させます。 これらの手順を実行するには: 1. ファイル全体を選択します(ショートカット:S+A)......
PCB層数の決定
プリント基板(PCB)の設計を始めるとき、あなたが下すべき重要な決定の一つは、PCBの層数を決めることです。層数が異なれば、プロジェクト設計の結果に必ず影響を与えます。ここでは、その意味について説明し、PCB設計における銅層の数を決定するための簡単なガイドラインを提供します。 PCB層の理解 回路の複雑さを分析する: 回路の複雑さは、PCBの層数を決定する主要な要素です。多数の部品と複雑な配線要件を持つ複雑な回路では、必要なトレースと接続を収容するために追加の層が必要になる場合があります。 部品密度が高い回路は、通常、必要な配線を収容するためにより多くの層を必要とします。設計に複数の高速信号や敏感なアナログ信号が含まれる場合、追加の層は専用の電源プレーンとグラウンドプレーンを提供し、ノイズを低減することで信号整合性の向上に役立ちます。さらに、高速回路や敏感なアナログ信号を含む設計では、信号整合性に特別な注意が必要です。追加の層を利用して電源プレーンとグラウンドプレーンを分離し、ノイズを最小限に抑え、信号干渉やクロストークを低減することができます。 スペースの制約を考慮する: 設計をコンパクトな電子......
銅トレース設計のマスター
銅トレースは、PCB設計において電気信号の効率的な流れを確保する上で極めて重要な役割を果たします。あなたが電子工作愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、あるいはこの分野のプロフェッショナルであっても、銅トレース設計の原理と技術を理解することで、あなたのPCBプロジェクトを新たな高みへと引き上げることができます。本日は、JLCPCBが銅トレース設計の技術をマスターし、あなたのプロジェクトが最終的に最適な結果を達成できるようご案内します。 銅トレース設計の重要性: 銅トレースはあらゆるPCBの生命線であり、コンポーネント間で信号を伝達し、電子デバイスの機能を可能にします。適切に設計された銅トレースレイアウトは信号損失を最小限に抑え、電磁干渉(EMI)を低減し、信号整合性を向上させます。銅トレース設計をマスターすることで、PCBの全体的な性能と信頼性を高めることができます。 銅トレース設計における重要な考慮事項: a. トレース幅と間隔: 適切なトレース幅と間隔を決定することは、インピーダンス制御を維持し、信号劣化を防ぎ、電流容量要件に対応するために極めて重要です。トレース寸法を選択する際には、電流レベ......