This website requires JavaScript.
쿠폰 앱 다운로드
배송지
블로그

PCB 스텐실 제조에서 높은 정밀도의 중요성

최초 게시일 null, 업데이트 되였습니다. Jul 29, 2024

1 분

표목(TOC)
  • PCB 스텐실 이해하기
  • 높은 정밀도의 필요성
  • 예시 : 작은 피치 구성요소가 있는 JLCPCB 스텐실
  • 디지털 현미경 카메라로 정밀도 측정
  • 원하는 치수 vs. 실제 치수
  • 결과 및 분석
  • JLCPCB의 결론

PCB 스텐실은 제조 공정에서 중요한 역할을 하며, 특히 작은 피치 구성 요소를 다룰 때 더욱 그렇습니다. 스텐실 제조의 높은 정밀도는 정확한 솔더 페이스트 증착을 보장하며 이는 안정적인 고성능 전자 어셈블리에 필수적입니다. 이 기사에서는 JLCPCB의 예를 사용하여 스텐실 제조에서 고정밀도의 중요성을 강조합니다. 또한 디지털 현미경 카메라로 측정한 측정값을 사용하여 원하는 치수와 비교하여 정확한 제조 치수를 보여줍니다.



PCB 스텐실 이해하기


PCB 스텐실은 금속(주로 스테인리스 스틸)이나 폴리머로 만든 얇은 시트로, 구멍이 뚫려 있는 도구입니다. 이 구멍들은 PCB의 패드 위치와 일치하며, 솔더 페이스트가 도포되는 곳입니다. 스텐실을 PCB 위에 위치시키고, 구멍을 통해 솔더 페이스트를 도포하면 패드에 정밀하게 페이스트가 남게 됩니다. 이 과정은 표면 실장 부품의 배치와 솔더링에 매우 중요합니다.



높은 정밀도의 필요성


스텐실 제조에서 높은 정밀도는 다음과 같은 여러 가지 이유로 매우 중요합니다.


1. 정확한 솔더 페이스트 증착: 정확한 구멍은 정확한 양의 솔더 페이스트가 증착되도록 보장하며 이는 안정적인 솔더 조인트를 형성하는 데 중요합니다.



2. 최소화된 솔더 브리징: 정확한 구멍은 단락을 일으킬 수 있는 패드 사이의 솔더 브리징 위험을 줄입니다.



3. 일관된 품질: 고정밀 스텐실은 여러 보드에서 일관된 품질에 기여하여 결함과 재작업을 줄입니다.



예시 : 작은 피치 구성요소가 있는 JLCPCB 스텐실


스텐실 제조에서 고정밀도의 중요성을 설명하기 위해 우리는 작은 피치 구성 요소가 있는 보드용으로 설계된 JLCPCB의 PCB 스텐실을 주문했습니다. 우리는 디지털 현미경 카메라를 사용하여 스텐실 개구의 원하는 치수를 실제 제조된 치수와 비교할 것입니다.


JLCPCB Stencil with Small Pitch Components

작은 피치 구성 요소를 갖춘 JLCPCB 스텐실


디지털 현미경 카메라로 정밀도 측정


디지털 현미경 카메라를 사용하여 스텐실 구멍의 고해상도 이미지를 캡처하고 크기를 측정할 수 있습니다. 이를 통해 스텐실 제조 공정의 정밀도를 확인할 수 있습니다.



원하는 치수 vs. 실제 치수


이 예에서는 패드 크기가 0.3mm x 0.3mm인 소형 LED인 MHPA0606RGBDT 부품을 사용했습니다. 디지털 현미경 카메라를 사용하여 스텐실 개구의 원하는 치수를 실제 제조된 치수와 비교할 것입니다.


원하는 치수:


· 패드 크기: 0.3mm x 0.3mm


부품 설치 공간에서 원하는 치수


우리는 MHPA0606RGBDT LED의 스텐실 개구 크기를 실제로 측정하여 원하는 사양과 일치하는지 확인할 것입니다.


결과 및 분석


디지털 현미경 카메라로 이미지를 캡처하고 개구를 측정한 후, 우리는 다음과 같은 실제 크기를 확인했습니다:


실제 크기:


· 패드 크기: 0.3098mm x 0.2980mm


이 결과는 실제 크기가 원하는 사양과 매우 근접하며, 미세한 편차만 있다는 것을 보여줍니다. 이러한 편차는 허용되는 오차 범위 내에 있으며, 이는 스텐실 제조 과정의 높은 정밀도를 입증합니다. 이 수준의 정밀도는 조립된 PCB의 신뢰성 있는 성능을 위해 중요한 솔더 페이스트 도포의 정확성을 보장합니다.


스텐실 개구의 실제 측정 크기


JLCPCB의 결론


PCB 스텐실 제조에서 높은 정밀도는 신뢰성 있고 고품질의 전자 장치를 조립하는 데 필수적입니다. MHPA0606RGBDT LED를 위한 JLCPCB 스텐실 예시에서 보여지는 것 처럼, 고급 제조 기술과 품질 관리 조치를 통해 작은 피치 부품에서도 필요한 정밀도를 달성할 수 있습니다. 디지털 현미경 카메라와 같은 도구를 사용하여 치수를 검증함으로써, 우리는 스텐실이 요구되는 사양을 충족하고 PCB 조립 공정의 전반적인 성공에 기여할 수 있습니다.


지속적인 성장