리지드 플렉스 PCB 적층 구조 설계: 2026년 완벽 가이드
2 분
- 리지드 플렉스 PCB 적층 구조 설계의 핵심 소재
- 리지드 플렉스 적층 구조를 위한 설계 규칙
- 리지드 플렉스 적층 구조에서 프로토타입 및 조립까지
- 리지드 플렉스 PCB 비용 분석 – 적층 구조 결정이 예산에 미치는 영향
- 리지드 플렉스 PCB 적층 구조 관련 FAQ
핵심 요약
무접착 폴리이미드 코어: 아크릴 접착제의 높은 Z축 열팽창계수(CTE)로 인한 내층 분리 및 도금관통홀(PTH) 배럴 크랙을 방지하기 위해 코어는 무접착(adhesiveless) 폴리이미드 라미네이트로 제작해야 합니다.
압연 어닐링 동박(RA Copper): 보드가 구부러지도록 설계된 모든 부위에는 압연 어닐링(RA) 동박을 사용해야 합니다. 전해동박(ED)과 달리 RA 동박은 층상형 결정 구조를 가지고 있어 파단 없이 약 20–40%의 신율을 견딜 수 있습니다.
전이부의 노플로우 프리프레그: 리지드 영역과 플렉스 영역 사이에는 프리프레그를 사용하여 플렉스 영역으로 불필요한 용융 수지가 흘러들어가는 것을 줄이거나 방지할 수 있습니다.
대칭 적층 구조: 즉, 중심부의 유전율 값을 제외하고 나머지 모든 레이어(동박 두께 포함)는 적층 및 SMT 리플로우 공정 중 휨을 방지하기 위해 서로 거울 대칭 구조를 이루어야 합니다.
리지드 플렉스 PCB 적층 구조는 하나의 단일 구조로 이루어진 다층 기판입니다. 리지드 FR-4 기판과 얇고 유연한 폴리이미드 코어를 결합한 형태로, 유연 회로 부분이 조립체 주위에서 구부러지고 접히게 됩니다. 그러나 이 단순한 정의 이면에는 매우 복잡한 엔지니어링 과제가 숨어 있습니다.
올바른 플렉스 PCB 레이어 적층 구조를 설계하는 것은 동적 굴곡 수명에 직접적인 영향을 미칩니다. 또한 전체적인 신호 무결성과 적층 제조 수율을 좌우합니다. 잘못된 동박, 프리프레그 플로우 등급, 부품 방향 등의 문제는 비교적 쉽게 피할 수 있지만, 프로토타입 단계에서 이러한 재료로 인해 회로가 타거나 층간 분리, 휨이 발생하면 수정하기가 매우 까다로워집니다. 이 경우 보드를 처음부터 다시 제작해야 합니다.
이 가이드는 입문서가 아니라 구체적인 수치, 재료 선정 기준, 명확한 설계 규칙 수치, 그리고 DFM 체크리스트를 정리한 자료입니다.
다층 리지드 플렉스 PCB 적층 구조의 단면도입니다.
리지드 플렉스 PCB 적층 구조 설계의 핵심 소재
폴리이미드 유연 기판을 사용한 리지드 플렉스 PCB입니다.
리지드 플렉스 보드의 소재를 설계하는 것은 기계적, 열적, 전기적으로 조화를 이루는 시스템을 함께 엔지니어링하는 과정입니다. 모든 레이어는 기계적 응력과 고온 환경에서 서로 상호작용하게 됩니다.
유연 코어 소재
플렉스 영역에는 업계 표준인 열가소성 폴리이미드(PI) 필름이 사용됩니다. 설계자들은 고신뢰성 설계를 위해 DuPont Pyralux AP와 같은 무접착 폴리이미드 라미네이트를 지정하는 경우가 많습니다. DuPont Pyralux AP의 유리전이온도(Tg)는 약 220°C입니다.
플렉스 PCB 적층 구조를 구성할 때 엔지니어가 가장 간과하기 쉬운 핵심 변수는 전체 두께입니다. 복합 플렉스 적층 구조의 두께가 얇을수록 최소 굽힘 반경이 더 작아집니다.
Rmin = k × Tcomposite
배수 k는 적용 유형에 따라 달라집니다:
플렉스 PCB 적층 구조를 구성할 때, 전체 적층 두께는 최소 굽힘 반경(Rmin = k × T)을 결정하는 주요 요인 중 하나입니다. IPC-2223E에 따르면 굽힘 반경 배수(k)는 단순화된 레이어 그룹이 아니라 정확한 레이어 수와 적용 유형을 기준으로 선정해야 합니다. 정적(설치 시 1회 굴곡) 용도의 경우 IPC-2223E는 단층 회로에 k=6, 2층 회로에 k=12를 권장하며, 다층 회로는 구조에 따라 더 높은 값을 적용합니다.
동적(연속 굴곡) 용도의 경우, 동박 피로 크랙을 줄이기 위해 권장 두께 배수가 크게 증가하며, 동적 설계는 일반적으로 최대 2층으로 제한됩니다. 업계에서 일반적으로 사용하는 가이드라인은 단층 회로에 k=100, 2층 회로에 k=150을 권장합니다. 다층 구조는 연속적인 동적 굴곡에 사용해서는 안 됩니다. 표준 폴리이미드 코어 두께는 12.5–150µm 범위이며, 좁은 인클로저와 동적 굴곡 용도에는 더 작은 최소 굽힘 반경을 구현할 수 있는 12.5µm 및 25µm 코어가 일반적으로 선호됩니다.
동박 선택 역시 마찬가지로 중요합니다. 전해동박(ED)은 주상형 결정 구조를 가지고 있어 기계적 변형 시 크랙이 발생합니다. 압연 어닐링 동박(RA)은 층상형 미세 구조를 가지고 있어 파단 없이 약 20–40%의 신율을 견딥니다. RA 동박은 모든 동적 플렉스 영역에 강력히 권장되며, ED 동박은 일반적으로 리지드 영역과 정적 플렉스 용도에 적합하지만 동적 굴곡 영역에는 권장되지 않습니다.
1접착형 vs. 무접착형 구조
접착형 코어는 12.5–25µm의 아크릴 층을 통해 동박과 PI를 접합합니다. 무접착형 코어는 고진공 스퍼터링을 통해 PI 수지를 동박에 직접 캐스팅합니다.
신호 무결성 측면에서는 일반적으로 무접착형 구조가 선호됩니다. 아크릴 접착제는 Dk≈3.6–3.8을 나타내며, 수 GHz 대역에서는 손실계수(Df)가 약 0.02 이상으로 상승해 유전 손실이 증가하고 임피던스 불연속이 발생할 수 있습니다. 반면 무접착형 올폴리이미드 FCCL은 Dk≈3.4 수준의 더 안정적이고 위빙이 없는 유전 환경을 제공하며, DuPont Pyralux AP와 같은 저손실 등급 제품은 GHz 대역에서도 Df≈0.002를 유지해 고속·임피던스 제어 설계에 적합합니다.
기계적 측면에서 아크릴 접착제는 신뢰성에 취약점을 가지고 있습니다. 유리전이온도(Tg)가 약 100°C에 불과하고, Z축 CTE가 매우 높기 때문입니다. 260°C 무연 리플로우 공정 중 동박 배럴을 통해 상당한 Z축 팽창이 발생하며, 이는 배럴 크랙과 내층 분리로 이어집니다. 무접착형 코어는 이러한 파손 모드를 원천적으로 제거합니다.
설계 팁
리플로우 사이클을 거쳐도 비아 신뢰성이 요구되거나 동적 굴곡 등급이 필요한 5GHz 이상의 모든 설계에는 무접착 라미네이트를 사용하십시오.
2커버레이 vs. 솔더 마스크
폴리이미드 커버레이는 진공 및 압력 하에서 적층되는 고체 PI 필름으로, 5,000V를 초과하는 절연 내력과 반복적인 동적 굴곡에서도 신뢰성 있는 성능을 제공합니다. 다만 정합 공차가 ±75–100µm로 다소 느슨하기 때문에, 커버레이 개구부를 솔더 패드보다 최소 0.1mm 이상 확장해야 한다는 단점이 있습니다.
유연 LPI 솔더 마스크는 정합 공차가 ±25µm로 정밀한 감광성 액상 에폭시로, BGA 및 미세 피치 SMT 영역에 적합합니다. 결정적인 단점은 취성으로, 반복적인 굴곡에 의해 크랙이 발생해 동박이 부식에 노출될 수 있습니다.
권장 사항
모든 굴곡부 및 동적 플렉스 영역에는 커버레이를 적용하십시오. 고밀도 리지드 조립 영역에는 LPI 솔더 마스크를 적용하십시오. 응력 집중을 피하기 위해 소재 전이부는 주요 굴곡 영역에서 충분히 떨어진 위치에 배치하십시오.
리지드 플렉스 적층 구조를 위한 설계 규칙
ENIG 금 접점이 적용된 유연 회로 기판입니다.
일반 리지드 보드의 DRC 규칙은 리지드 플렉스 하이브리드 구조에는 적용되지 않습니다. 리지드-플렉스 경계면은 고유한 기계적 경계 조건을 형성하므로 전용 규칙이 필요합니다. 아래 각 규칙은 다음 형식을 따릅니다:
규칙 내용 → 필요한 이유 → 구체적인 수치.
대칭 규칙
모든 레이어, 동박 두께, 유전체 두께는 적층 구조의 중심 중립축을 기준으로 대칭을 이루어야 합니다.
FR-4와 폴리이미드 간의 CTE 불일치는 적층 및 리플로우 공정 중 상당한 내부 응력을 발생시킵니다. 비대칭 적층 구조는 냉각 시 불균일한 응력 분포를 유발하여 보드의 휨, 굽음, 뒤틀림을 일으키며, 이는 SMT 평탄도 저하와 회로 크랙으로 이어질 수 있습니다.
유전체 레이어 쌍은 ±10% 두께 공차 이내로 맞추십시오. 동박 두께는 정확히 대칭시키십시오(예: 모든 외곽 플렉스 레이어에 1/2oz / 18µm 적용). 중립축 위치:
yna = Σ(Ei · ti · yi) / Σ(Ei · ti)
굴곡 영역에서의 배선
플렉스 굴곡 영역에서는 배선 방향 및 평면 처리에 대해 엄격한 기하학적 규칙이 적용됩니다.
회로는 굴곡선을 수직으로 가로질러야 합니다. 굴곡선과 평행하거나 대각선으로 배치된 회로는 불균일한 인장 및 전단 응력을 받게 되어 피로 파손이 가속화됩니다. 솔리드 동박 평면은 강성 힌지처럼 작용하여 전이부에 응력을 집중시킵니다.
회로는 날카로운 모서리 없이 동심원 형태의 호를 사용하여 굴곡선을 90°로 가로질러야 합니다. 인접 레이어 간 회로는 'I빔' 강성을 제거하기 위해 12–20mil 간격으로 엇갈리게 배치하십시오. 접지 평면은 30–40% 커버리지(선폭 0.2mm, 피치 0.4mm)로 크로스해치 처리하고, 이로 인해 발생하는 5–16%의 임피던스 상승을 보상하기 위해 회로 폭을 +10% 넓히십시오.
리지드-플렉스 전이부 인근 비아 배치 제한
전이선 인근의 모든 도금관통홀 및 비아에 대해서는 전용 금지 구역(keep-out zone)을 유지해야 합니다.
비아는 강성이 높은 동박 응력 집중부입니다. 전이부 인근에서는 굴곡 시 비아 도금부에 전단 응력이 집중되어 굴절 파손 및 단선이 발생할 수 있습니다.
플렉스 굴곡 영역 내에는 비아를 배치할 수 없습니다. 전이 경계로부터 최소 50mil(1.27mm)의 금지 구역을 유지해야 합니다. 업계에서는 일반적으로 125mil(3.175mm)을 표준으로 사용합니다. 최소 드릴-동박 간격은 8mil(0.20mm)입니다.
| 설계 항목 | 최소값 | 권장값 | 기능 |
|---|---|---|---|
| 플렉시블 회로 폭 | 8mil (0.20mm) | 8mil (0.20mm) | 응력 크랙 최소화 |
| 회로 간 간격 | 5mil (0.125mm) | 8mil (0.20mm) | 굴곡 시 단락 방지 |
| 전이부 비아 금지 구역 | 50mil (1.27mm) | 125mil (3.175mm) | 비아 크랙 방지 |
| 리지드부로의 커버레이 오버랩 | 40mil (1.0mm) | 80mil (2.0mm) | 견고한 적층 접합 |
| 플렉스 가장자리로의 스티프너 오버랩 | 30mil (0.76mm) | 50mil (1.27mm) | 응력 집중 제거 |
| 전이부 필렛 반경 | 1.5mm | 3.0mm | 인열력 분산 |
| 동박 실드 커버리지 | 30% 해칭 | 40% 해칭 | EMI 차폐 대 유연성 |
| 드릴-동박 간격 | 6mil (0.15mm) | 10mil (0.25mm) | 적층 브레이크아웃 방지 |
리지드 플렉스 적층 구조에서 프로토타입 및 조립까지
SMT 부품이 실장된 폴딩형 리지드 플렉스 PCBA입니다.
검증된 적층 구조를 신뢰성 있는 조립체로 구현하기 위해서는 다음 5단계 순차 과정을 거쳐야 합니다:
-
문서 준비
ODB++ 또는 거버 데이터베이스, 전이 경계가 표시된 2D 기구 도면, 레이어별 공차가 명시된 단면 적층 구조도, 그리고 일반적인 설명이 아닌 구체적인 소재 사양이 포함된 완전한 엔지니어링 패키지를 준비합니다.
-
견적 요청
제조업체가 패널 활용도와 적층 사이클을 정확히 산정할 수 있도록 '비키니형' 커버레이 구성, 스티프너 배치, 최소 굽힘 반경을 명확히 표기합니다.
-
DFM 검토
회로-가장자리 간격, 비아-전이부 규정 준수, 노플로우 프리프레그 개구부 정렬 여부를 중점적으로 검토합니다.
-
프로토타입 생산
먼저 플렉스 코어를 에칭 및 커버레이 처리한 후, 로플로우 프리프레그와 리지드 캡을 고압 하에서 경화합니다.
-
문제 분석
필요 시 단면 마이크로섹셔닝, 열충격 사이클 테스트, 동적 굴곡 테스트를 통해 전체 조립 착수 전 플렉스 수명을 검증합니다.
정확한 제조사 견적을 위해 적층 구조 문서에 포함해야 할 항목
모든 제작 도면에는 다음 사항이 명확히 정의되어야 합니다: 굴곡선과 스티프너 배치가 표시된 리지드 영역, 플렉스 영역, 전이부 경계; 모든 레이어의 정확한 두께, 제조사·등급·제품명이 포함된 전체 소재 사양; 선택적 커버레이 오버랩 거리(40–100mil / 1.0–2.5mm) 및 PTH 영역 내 커버레이 접착제 사용 금지 명시; 그리고 최소 굽힘 반경, 굽힘 각도, 굴곡 수명, 정적/동적 분류.
DFM 체크리스트: 제조사가 프로토타입에서 가장 흔히 지적하는 7가지 적층 구조 문제
1전이 경계에서의 표준 프리프레그 수지 블리드아웃
문제점
- 표준 하이플로우 프리프레그(1080/7628 유리섬유)는 2차 적층 시 액화되어 플렉스 리본 위로 흘러들어갑니다. 이렇게 형성된 취성 스퀴즈아웃 영역은 플렉스 암이 굴곡될 때 응력을 집중시켜 동박 회로를 끊어지거나 찢어지게 만듭니다.
해결 방법
리지드 경계와 일치하도록 CNC 라우팅된 개구부가 있는 고Tg 노플로우 또는 로플로우 프리프레그(Isola FR406N 또는 Ventec VT-47PP(NF/LF))를 지정하십시오.
2PTH 영역 내 솔리드 커버레이 아크릴 접착제
문제점
- 커버레이와 그 아크릴 접착제가 리지드 영역 전체에 걸쳐 끊김 없이 이어져 있습니다. 아크릴의 CTE는 200ppm/°C를 초과합니다. 260°C 리플로우 시 아크릴 접착제는 도금관통홀(PTH) 배럴에 상당한 Z축 팽창 응력을 발생시켜 크랙 및 단선을 유발합니다.
해결 방법
리지드 영역으로 40–100mil만 진입하고 종료되는 선택적 '비키니형' 커버레이를 적용하고, 오버랩 영역 내에는 PTH를 배치하지 마십시오.
3전이부 금지 구역 내 비아 배치
문제점
- PTH, 블라인드 또는 매립 비아가 플렉스 굴곡 영역 내부 또는 전이선에 인접하게 배치되어 있습니다. 전이 경계면에 기계적 응력이 집중되어 미세 크랙과 간헐적인 전기적 결함이 발생합니다.
해결 방법
전이 경계로부터 최소 50mil(1.27mm)의 비아 금지 구역을 반드시 적용하십시오.
4비대칭 적층 및 불균형 동박 분포
문제점
- 플렉스 코어가 중심에서 벗어나 있거나, 대칭되어야 할 레이어 쌍의 동박 두께 및 유전체 두께가 불일치합니다. CTE 불일치로 인해 적층 냉각 중 심각한 휨과 뒤틀림이 발생하여 SMT 평탄도를 저해합니다.
해결 방법
중심 플렉스 코어를 기준으로 모든 동박 두께, 코어 두께, 프리프레그, 커버레이를 정확히 대칭시키십시오.
5다층 플렉스에서의 수직 회로 중첩('I빔 현상')
문제점
- 인접한 플렉스 레이어의 회로가 서로 정확히 겹치도록 배선되어 있습니다. 이는 굴곡을 방해하는 I빔 강성을 유발하며, 미세한 굴곡만으로도 급속한 금속 피로를 발생시킵니다.
해결 방법
인접한 플렉스 레이어 간 회로는 최소 12–20mil(0.3–0.5mm) 이상 수평으로 엇갈리게 배치하십시오.
6부품 실장 영역 하부에 기계적 스티프너 미적용
문제점
- 무거운 부품이나 커넥터가 배면 스티프너 없이 플렉스 영역에 배치되어 있습니다. SMT 조립 과정에서 플렉스 영역이 패드 가장자리에서 굴곡되어 솔더 조인트 파손 및 패드 들뜸이 발생합니다.
해결 방법
플렉스 영역에 실장되는 모든 부품의 배면에는 FR-4(0.2–0.8mm) 또는 폴리이미드 스티프너를 지정하십시오.
7솔더링 전 사전 베이킹 사양 미지정
문제점
- 건조 베이킹 절차 없이 리지드 플렉스 패널을 리플로우 공정에 투입합니다. 폴리이미드 및 관련 접착제는 0.8%에서 2.0%의 수분을 흡수하는데, 260°C에서 이 수분이 순간적으로 수증기로 기화하면서 내부 블리스터링과 층간 분리를 유발합니다.
해결 방법
열 조립 공정 전에 설계 복잡도에 따라 110–120°C에서 2–10시간의 사전 베이킹 프로파일을 반드시 적용하십시오.
위의 7가지 문제는 모두 적층 구조 단계에서 설계팀과 제조사 간의 정보 격차라는 공통된 근본 원인을 가지고 있습니다. 제작이 시작되기 전 이러한 문제를 조기에 발견하려면 레이아웃과 제조 부문 간의 긴밀한 협업이 필요합니다.
리지드 플렉스 PCB 비용 분석 – 적층 구조 결정이 예산에 미치는 영향
커스텀 폼팩터로 제작된 미실장 리지드 플렉스 PCB입니다.
발견되지 않은 DFM 오류는 신뢰성을 저하시킬 뿐만 아니라 레이아웃 재작업, 중복 툴링, 보드 전면 재제작을 초래합니다. 적층 구조 결정이 비용에 어떻게 반영되는지 이해하는 것이야말로 제작 착수 전 이러한 손실을 방지하는 가장 효과적인 방법입니다.
소재 비용 요인
주요 비용 요인은 유연 기판 소재의 프리미엄입니다. 고품질 FR-4는 평방피트당 약 2달러 수준이지만, DuPont Pyralux AP와 같은 고성능 폴리이미드 필름은 평방피트당 6–60달러로 가공 이전 단계에서만 3배에서 30배까지 차이가 납니다. RA 동박은 다단계 압연 및 어닐링 공정으로 인해 ED 동박 대비 20–35%의 프리미엄이 추가됩니다. 커버레이는 리지드 조립 영역을 노출시키기 위해 선택적 다이컷팅 또는 레이저 라우팅이 필요하며, 이는 비아 신뢰성을 훼손하지 않고서는 생략할 수 없는 공정입니다.
레이어 수 대비 비용
비용은 레이어 수에 따라 기하급수적으로 증가합니다. 2층 플렉스 PCB는 단층 보드 대비 1.5–2배의 비용이 들며, 2층을 초과하는 추가 레이어마다 제작 비용이 15–25% 상승합니다. 4층에서 6층 리지드 플렉스 적층 구조로 전환할 경우 일반적으로 전체 비용이 20–30% 증가하는데, 이는 순차적 적층 사이클과 정합 불량 위험 누적으로 인한 공장 수율 저하가 원인입니다.
조립 비용 고려사항
리지드 플렉스는 동급 리지드 보드 대비 약 7배, 플렉스 보드 대비 2–2.5배의 단가에도 불구하고, 보드 간 커넥터, 리본 케이블, 수작업 와이어 하네스를 완전히 제거할 수 있습니다. 그 결과 전체 시스템 조립 비용이 절감되고, 부품 수가 줄어들며, 단일 보드 전기 테스트가 단순화됩니다. 다만 조립 툴링 비용은 더 높고, 맞춤형 팔레타이징 지그가 필요하며, 사전 베이킹 공정을 워크플로우에 포함시켜야 합니다.
리지드 플렉스 PCB 적층 구조 관련 FAQ
Q: 동적 리지드 플렉스 응용에서 회로 파손을 방지하려면 어떻게 해야 하나요?
모든 동박 회로는 굴곡선에 수직으로 배선해야 합니다. 여러 레이어에 걸쳐 회로를 서로 정확히 겹치도록 배치해서는 안 됩니다. 회로를 엇갈리게 배치하면 구속력이 강한 I빔 효과를 피할 수 있습니다. 종단 패드는 항상 전이부에서 떨어진 위치에 배치해야 합니다.
Q: 플렉스 영역에서 솔리드 동박 대신 크로스해치 기준 평면을 사용하는 이유는 무엇인가요?
솔리드 동박 평면은 유연 영역을 지나치게 경직시킵니다. 이러한 경직성은 기계적 피로로 이어집니다. 크로스해치 처리는 임피던스 제어에 필요한 전기적 차폐를 제공하는 동시에, 폴리이미드 기판의 기계적 유연성을 최대한 유지할 수 있게 해줍니다.
Q: 무접착형 코어는 리지드 플렉스 적층 구조의 신뢰성을 어떻게 향상시키나요?
일반적인 아크릴 접착제는 열팽창계수가 높아 열이 가해지면 급격히 팽창하며 도금관통홀에 응력을 가합니다. 무접착형 코어는 이러한 불안정한 접착층을 완전히 제거합니다. 이러한 설계는 열 사이클링 과정에서 비아 크랙을 방지합니다.
Q: FR4 스티프너와 폴리이미드 스티프너는 각각 언제 사용해야 하나요?
무거운 부품 실장 영역이나 기계적 커넥터를 지지할 때는 FR4 스티프너를 사용하십시오. 평탄하고 견고한 구조적 보강을 제공합니다. ZIF(Zero Insertion Force) 커넥터 접점부의 두께를 보강할 때는 얇은 폴리이미드 스티프너를 선택하십시오.
Q: 다층 플렉스 영역에서 '북바인더(bookbinder)' 구조의 목적은 무엇인가요?
일반적인 적층 구조는 플렉스 레이어의 길이를 동일하게 유지하는데, 이 경우 접힘 시 내층에 좌굴이 발생합니다. 북바인더 구조는 각 플렉스 레이어의 길이를 굽힘 반경에 따라 단계적으로 다르게 설계합니다. 이 기법은 내층의 주름과 장력 발생을 방지합니다.
리지드 플렉스 PCB 적층 구조 결론
잘 설계된 리지드 플렉스 PCB 적층 구조는 장기적인 기계적 신뢰성, 안정적인 전기적 성능, 효율적인 제조의 기반이 됩니다. 적절한 소재 선정, 대칭 적층 구조 유지, 굴곡 영역 배선 규칙 준수, 완전한 제작 문서 준비를 통해 프로토타입 리스크를 크게 줄이고 생산 수율을 향상시킬 수 있습니다. 리지드 플렉스 적층 구조 설계, PCB 레이아웃, DFM 최적화에 전문가의 지원이 필요하시다면, JLCPCB PCB 레이아웃 팀이 여러분의 설계를 제조 가능하고 신뢰성 있는 제품으로 완성하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.