This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

PCB 도면을 제조 서비스에 맞게 준비하는 방법

최초 게시일 May 11, 2026, 업데이트 되였습니다. May 11, 2026

1 분

표목(TOC)
  • 제조를 위한 PCB 도면이란?
  • 1단계 – 회로 요구사항에서 인쇄 회로 기판 도면 작성
  • 2단계 – PCB 설계를 PCB 레이아웃 설계로 변환
  • 3단계 – PCB 레이아웃 도면 및 제조 파일 생성
  • 4단계 – 제조 용이성 설계(DFM) 검사
  • 5단계 – 제조에 보내기 전 최종 검토
  • PCB 설계 도면과 PCB 레이아웃이 함께 작동해야 하는 이유
  • FAQ:

PCB 설계를 제조에 보냈다가 "보류" 통지와 함께 반려되는 답답함을 이미 알고 있을 것입니다. 도면 단계가 진짜 골치 아픈 일이 시작되는 곳입니다. 완벽한 시뮬레이션을 갖추고 있어도 문서가 공장 현장으로 옮겨지지 않으면 그것은 그저 비싼 고철 더미에 불과합니다.

고품질 PCB 도면 작성은 본질적으로 다리를 놓는 것입니다. 한쪽에는 이론적인 회로가 있고, 다른 쪽에는 물리적이고 고성능인 제품이 있습니다. 두 사이의 전환 과정에서 모든 것이 성공하거나 실패합니다. 깔끔한 회로도는 훌륭하지만 제조 가능한 보드를 보장하지는 않습니다.

이 가이드는 그 간격을 좁히고 설계가 제조업체로의 여정을 살아남도록 보장하는 것입니다.

제조를 위한 PCB 도면이란?

제조에 들어가기 전에 세 가지를 명확히 구분해야 합니다. 전문적인 환경에서 PCB 도면은 단순히 하나의 파일이 아닙니다. 완전한 데이터 패키지입니다. 이는 공장 기계에 어디서 식각하고, 드릴하고, 부품을 배치할지를 추측의 여지 없이 정확하게 알려줍니다.

이것을 세 가지 뚜렷한 커뮤니케이션 레이어로 생각하세요:

  • PCB 설계 도면(논리): 이것이 회로도입니다. 사물 간의 전기적 연결을 보여주지만 물리적 크기나 보드에서 부품의 물리적 위치에는 관여하지 않습니다.
  • PCB 레이아웃 설계(물리적): 이것이 "몸체"입니다. 회로도 논리가 물리적 보드에 매핑되는 곳입니다. 여기서 트레이스 폭, 레이어 스택업, 그리고 그 큰 커넥터가 어디에 들어갈지 결정합니다.
  • 제조 파일(지시사항): 이것이 최종 출력물인 거버 파일과 드릴 파일입니다. 기계가 실제로 "읽는" 것은 이것뿐입니다.

PCB 도면의 정확성은 고수율 생산 런과 재앙의 차이입니다. 모든 소프트웨어 검사를 통과했지만 패드가 어셈블리 하우스의 공차보다 아주 조금 작아서 제조에서 실패하는 설계를 본 적이 있습니다. 빠르게 작업할 때 놓치기 쉬운 흔한 실패 지점입니다.

1단계 – 회로 요구사항에서 인쇄 회로 기판 도면 작성

탄탄한 인쇄 회로 기판 도면은 CAD 소프트웨어를 열기 훨씬 전부터 시작됩니다. 기반이 필요합니다. 계획 없이 곧바로 라우팅에 뛰어들면 트레이스를 맞출 수 없는 막다른 골목에 갇히게 됩니다.

기능 블록 정의

회로를 블록으로 나누는 것부터 시작하세요. 전원 관리를 민감한 아날로그 신호와 분리하세요. PCB 설계 도면 단계에서 고속 디지털 라인을 저레벨 센서 입력과 혼합하면 나중에 디버깅이 거의 불가능한 노이즈 문제를 자초하게 됩니다.

부품 선택: 실제 세계의 마찰

이것이 많은 첫 번째 설계가 실패하는 곳입니다. 완벽한 칩을 찾더라도 26주 리드 타임이 있다면 프로젝트는 물거품이 됩니다.

  • 풋프린트 정확도: 기본 라이브러리를 100% 신뢰하지 마세요. PCB 도면의 랜드 패턴을 항상 제조업체 데이터시트와 대조 확인하세요. 파인피치 QFN 패키지에서 0.1mm 오류 하나가 하루를 망칩니다.
  • 열 관리: 부품이 뜨거워질 경우 이 시점에 계획을 세워야 합니다. 즉, PCB 설계 도면에 열 비아나 구리 패턴을 배치하여 실리콘에서 열을 전도해야 합니다.

흔한 누락 사항

대부분의 초보자는 디커플링을 간과합니다. 바이패스 커패시터를 IC 전원 핀에 물리적으로 가깝게 배치하지 않으면 "유령" 리셋을 유발하는 전압 리플이 발생합니다. 흔한 실수입니다. 네트리스트가 건전한지도 확인해야 합니다. 플로팅 핀은 실제 보드에서 찾기 어려운 문제의 원인입니다.

회로도의 논리 검사가 완료된 후 다음 허들은 이를 생산 가능한 물리적 레이아웃으로 변환하는 것입니다. 그곳에서 진짜 작업이 시작됩니다.

2단계 – PCB 설계를 PCB 레이아웃 설계로 변환

이것이 엔지니어링의 진짜 시험대입니다. 회로도에서 현실적인 PCB 레이아웃 설계로 이어지는 것은 전기적 요구사항과 물리적 현실 사이의 균형을 맞추는 작업입니다.

레이아웃이 성공을 결정하는 이유

PCB 레이아웃 도면은 공장의 한계를 존중해야 합니다. 예를 들어 "종횡비", 즉 보드 두께를 최소 드릴 크기로 나눈 값은 중요한 방해 요소입니다. PCB 도면이 두꺼운 2.0mm 보드에 0.2mm 비아를 요구한다면 대부분의 표준 제조 업체가 해당 홀 내부를 안정적으로 도금할 수 없기 때문에 반려할 것입니다.

배치 및 라우팅 인사이트

전략적 배치는 좋은 PCB 레이아웃 도면의 핵심입니다.

  • 트레이스 폭: 일반 신호의 경우 6~10mil 트레이스 폭이 표준입니다. 그러나 전원의 경우 더 넓어야 합니다. 트레이스 폭 계산기를 사용하여 보드가 녹지 않고 구리가 전류를 처리할 수 있는지 확인하는 것이 좋습니다.
  • 비아 크기: 0.3mm 표준 드릴은 대부분의 다층 보드에서 안전한 선택입니다. 공간을 절약할 만큼 작지만 모든 공장에서 쉽게 처리할 수 있을 만큼 큽니다.
  • 간격: 4~8mil 간격 규칙을 준수하세요. 4mil 미만으로 줄이면 보통 "고급" 제조로 넘어가 가격이 두 배가 됩니다.

설계 규칙 검사(DRC)

DRC를 건너뛰지 마세요. 이것이 안전망입니다. PCB 레이아웃 설계를 공장의 능력과 비교합니다. 식각 중 화학물질을 가두어 구리를 부식시킬 수 있는 트레이스의 날카롭고 예각인 모서리인 "산 트랩"과 같은 것들을 잡아냅니다.

하지만 그것만이 전부가 아닙니다. 레이아웃이 좋아 보이면 공장이 실제로 사용하는 파일을 생성해야 합니다.

복잡한 회로와 공장 준비 보드 사이의 간격을 좁히고 싶다면 PCB 설계를 업로드하여 제조 가능성에 최적화된 레이아웃 견적을 몇 시간 안에 받을 수 있습니다.

3단계 – PCB 레이아웃 도면 및 제조 파일 생성

이제 "최종 산출물"로 넘어갑니다. 설계는 완료되었지만 이제 공장의 언어로 말해야 합니다. 여기서 PCB 레이아웃 도면이 원시 데이터로 내보내집니다.

거버 표준

거버는 PCB 세계의 "PDF"입니다. 패키지에는 다음이 포함되어야 합니다:

  • 구리 레이어: 상단부터 하단까지 모든 것.
  • 솔더 마스크: 녹색(또는 파란색/빨간색) 절연재가 어디에 들어가는지 정의합니다.
  • 실크스크린: 라벨. 한 가지 전문적인 팁은 텍스트가 솔더 패드 위에 올라가지 않도록 하는 것입니다. 공장에서 잘라버리면 부품 라벨을 읽을 수 없게 됩니다.

기타 제조 파일 형식

거버는 신뢰할 수 있는 오래된 형식이지만, 고복잡성 프로젝트는 "더 스마트한" 형식으로 이동하고 있습니다.

  • ODB++: PCB 도면의 완전한 지능(네트리스트, 스택업, 부품 데이터)을 하나의 zip 파일에 포함하고 있어 훨씬 우수한 형식입니다. 실수할 가능성이 낮습니다.
  • IPC-2581: ODB++의 오픈 표준 버전입니다. 제조 업체가 지원한다면 사용하세요. 책상에서 공장 현장으로의 전환을 훨씬 부드럽게 만들어줍니다.

BOM 및 조립 도면

인쇄 회로 기판 도면 패키지는 자재 명세서(BOM) 없이는 완성되지 않습니다. BOM에 잘못된 부품 번호가 있거나 칩에 맞지 않는 풋프린트가 포함되어 프로젝트가 보류된 사례를 여럿 보았습니다.

레퍼런스 지정자(R1, C10 등)를 눈으로 확인하여 보드의 실크스크린에 인쇄된 것과 동일한지 확인하세요. 파일을 생성한 후에도 완전히 끝난 것이 아닙니다. 보드가 실제로 제작 가능한지 확인하기 위한 "온전성 검사"가 필요합니다.

4단계 – 제조 용이성 설계(DFM) 검사

제조 용이성 설계(DFM)는 설계가 단지 종이 위에서만 작동하는 것이 아니라 대량으로 제조될 수 있도록 보장하는 것에 관한 것입니다. 10달러짜리 보드와 100달러짜리 보드의 차이와 같습니다. PCB 도면을 공장 능력에 맞추는 것이 비용을 낮추는 가장 좋은 방법입니다.

간격과 환형 링

"드릴 편차"를 고려해야 합니다. 기계는 정밀하지만 완벽하지 않습니다. 홀을 둘러싼 구리(환형 링)가 너무 얇은 경우 드릴이 약간 중심을 벗어나 전기 연결을 끊을 수 있습니다. 이는 고밀도 회로 기판 도면 프로젝트에서 흔한 실패 지점입니다.

수율 및 비용 요소

복잡성은 가격 배수입니다. PCB 도면에 "블라인드 비아"나 10층 이상이 필요하다면 비용이 급등할 것입니다. 대부분의 전문적인 워크플로우에서는 가능하면 스루홀 비아와 표준 2~6층 스택업을 고수하려 합니다. 수율을 높이고 골치 아픈 일을 줄여줍니다.

이것이 최종 검토가 들어오는 곳입니다. 작업을 완료했으니 이제 그것을 증명해야 합니다.

5단계 – 제조에 보내기 전 최종 검토

이것이 마지막 방어선입니다. 보내기 전에 최종 진단 테스트를 수행해야 합니다. DRC를 통과했지만 단순한 내보내기 오류로 인해 실패한 설계들이 있습니다.

회로도-레이아웃 일관성 검사

회로도-레이아웃 일관성 검사 또는 네트리스트 검증을 수행해야 합니다. 소프트웨어가 로직을 살펴보고 구리와 비교하는 것입니다. 레이아웃을 정리하다가 실수로 트레이스를 삭제했다면 이 방법으로만 잡을 수 있습니다. "죽은" 보드를 방지하는 중요한 단계입니다.

제조용 파일 검증

무료 거버 뷰어를 다운로드하세요. CAD 소프트웨어의 "내보내기" 버튼만 믿지 마세요. 실제 거버 파일을 열어 확인하세요.

  • 보드 외곽선이 올바른 레이어에 있습니까?
  • 패드가 있어야 할 곳에 홀이 있습니까?
  • 텍스트를 읽을 수 있습니까? 10분이면 충분하고 수천 달러의 낭비되는 제조 비용을 절약할 수 있습니다.

PCB 설계 도면과 PCB 레이아웃이 함께 작동해야 하는 이유

가장 큰 실수는 PCB 설계 도면과 PCB 레이아웃 설계를 별개의 작업으로 취급하는 것입니다. 그렇지 않습니다. 이들은 단일하고 반복적인 루프입니다. 레이아웃 중에 어떤 섹션을 라우팅하는 더 좋은 방법을 발견하면 돌아가서 회로도를 업데이트해야 합니다.

PCB 설계 도면은 뇌이고 레이아웃은 몸체입니다. 이 둘이 궤도에 있지 않으면 프로젝트는 성공하지 못할 것입니다.

초기 회로도 표현에서 최종 네트리스트 검증까지의 각 단계는 스위치를 처음 켰을 때 보드가 작동하도록 보장하는 더 큰 기계의 구성 요소입니다.

회로도에서 레이아웃으로, DFM 검사에서 최종 제조 파일로의 과정은 성능, 신뢰성, 비용 효율성에 중요합니다.

아이디어를 제조로

설계에서 납품까지 — 믿을 수 있는 PCB 제조.

지금 엔지니어링 팀과 상담하기

결론

궁극적으로 PCB 레이아웃 설계는 단순히 가장 예쁜 라우팅을 만드는 것이 아닙니다. 디지털 이론과 기계적 현실 사이의 간격을 채우는 능력입니다.

서드파티 거버 뷰어에서 최종 파일을 열어볼 시간을 투자하세요. 제조업체가 보는 것을 정확히 확인하고 CAD 소프트웨어가 숨길 수 있는 내보내기 문제를 잡는 유일한 방법입니다. 다음 프로젝트가 100% 생산 준비가 되도록 하려면 올바른 문서가 최고의 보험 정책입니다.

FAQ:

Q: 제조 공차가 PCB 레이아웃 결정에 어떤 영향을 미치나요?

공차는 공장이 필요로 하는 "여유 공간"입니다. 공차 없이 PCB 도면을 설계하면 보드가 실패합니다. 예를 들어 트레이스의 두께가 5mil이고 공장의 식각 공차가 ±1mil이면 트레이스가 4mil에 불과할 수 있습니다. 이미 전류 한계에 있다면 그 트레이스는 과열되어 끊어질 것입니다.

Q: PCB 제조업체가 거버 외에 선호하는 파일 형식은 무엇인가요?

대부분의 현대 업체들은 ODB++를 선호합니다. 레이어 스택업과 네트리스트를 자동으로 포함하기 때문에 거버보다 훨씬 안정적입니다. 어떤 레이어가 어느 것인지 설명하는 별도의 "ReadMe" 파일을 보낼 필요가 없습니다. 인쇄 회로 기판 도면 과정에서 인적 오류를 많이 줄여줍니다.

Q: PCB에 적합한 레이어 스택업을 어떻게 선택하나요?

신호 무결성과 비용 사이의 트레이드오프입니다. 대부분의 주니어 엔지니어에게는 4층 보드(신호-접지-전원-신호)가 최적입니다. 견고한 접지 플레인을 제공하고 PCB 레이아웃이 훨씬 더 안정적이고 EMI에 강해집니다. 6층이나 8층으로 가면 더 나은 성능을 제공하지만 비용이 상당히 증가합니다.

Q: 레이아웃에 자동 라우팅을 사용하는 것이 좋은 생각인가요?

자동 라우팅은 어느 정도까지는 최선입니다. 단순하고 저속의 연결은 괜찮지만 중요한 것(전원이나 고속 데이터 등)은 여전히 수동으로 라우팅하는 것이 좋습니다. 대부분의 전문가들은 "지루한" 것에 자동 라우터를 사용하고 실제로 중요한 부분을 수동 라우팅에 시간을 투자합니다. 중요한 네트의 수동 라우팅을 건너뛰는 것은 한 번만 하게 될 실수입니다.