This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

PCB 레이아웃에서 설계 규칙 검사(DRC)의 중요성

최초 게시일 Feb 05, 2026, 업데이트 되였습니다. Feb 05, 2026

1 분

설계 규칙 검증(DRC)은 인쇄 회로 기판(PCB)에서 기능적이고 신뢰할 수 있는 제품을 생산하는 데 있어 가장 기본적인 절차 중 하나로, 모든 부품이 특정 설계 및 제조 기준을 충족하도록 설계됩니다. DRC는 PCB 레이아웃이 제조사와 설계자가 지정한 설계 지침을 따르는지 확인하기 위한 검증 프로세스입니다. 이러한 지침은 간격, 트레이스 폭, 클리어런스 및 PCB 성능과 제조에 영향을 미치는 기타 중요한 요소들을 다룹니다. 이 문서에서는 일반적인 설계 지침, PCB 설계에서 DRC의 중요성, 그리고 효율적인 DRC 프로세스를 적용하기 위한 모범 사례에 대해 설명합니다.

설계 규칙 검증(DRC)이란?

설계 규칙 검증(DRC)은 PCB 레이아웃이 일련의 지침과 제한 사항을 준수하는지 확인하기 위한 자동화된 검토 절차입니다. 이러한 기준은 업계 표준, 제조 능력, 특정 설계 요구사항을 모두 반영합니다. DRC는 트레이스 간 최소 간격, 트레이스 폭, via 지름, 부품 간격 등을 검사합니다. DRC를 통해 설계자는 초기 단계에서 잠재적인 문제를 발견하여 제조 과정에서 비용이 많이 드는 오류의 가능성을 줄일 수 있습니다.

DRC에서 일반적인 설계 규칙

· 최소 간격:

최소 간격은 두 도전성 요소, 트레이스, 패드 또는 via 사이의 허용 가능한 최소 거리입니다. 충분한 간격은 특히 부품이 밀집된 고밀도 설계에서 단락을 방지하고 기판 성능을 보장하는 데 중요합니다.

· 트레이스 폭:

PCB에서 트레이스의 지름은 안전하게 흐를 수 있는 전류 용량을 결정합니다. DRC는 트레이스 폭이 계획된 전류 부하에 필요한 기준을 충족하는지 확인합니다. 부적절한 트레이스 폭은 회로 오버히트 및 실패를 초래할 수 있습니다.

· 부품 배치:

올바른 부품 배치는 간섭을 방지하고 기판 성능을 유지하는 데 중요합니다. DRC는 부품 간격을 검토하여 방열과 신호 무결성을 위한 충분한 공간이 있는지 확인합니다.

· via 크기 및 간격:

멀티레이어 PCB에서 층 간 연결을 위해 via가 필요합니다. DRC는 via의 크기와 간격이 기판 구조적 무결성을 유지하고 일관된 전기적 연결을 가능하게 하는지 확인합니다.

· 솔더 마스크 클리어런스:

솔더 마스크 클리어런스는 노출된 패드나 트레이스와 솔더 마스크 사이의 간격입니다. DRC는 이 간격이 솔더 브리징을 방지할 수 있을 만큼 충분한지 확인하여 조립 중 단락을 예방합니다.

PCB 제조에서 DRC의 역할

DRC 절차는 설계 단계뿐만 아니라 제조 단계에서도 매우 중요합니다. 제조사는 DRC를 준수하는 설계를 통해 성능과 품질 기준을 충족하는 PCB를 생산합니다. DRC로 검증된 설계는 개방 회로, 단락, 부품 정렬 오류 등의 제조 결함을 줄입니다.

설계 규칙을 준수하는 것은 제조사가 여러 생산 런에 걸쳐 일관된 품질을 유지하는 데 도움이 됩니다. 자동차, 항공우주, 의료 전자제품과 같이 신뢰성이 중요한 분야에서 이러한 일관성은 매우 중요합니다.

PCB 신뢰성 보장에서 DRC의 중요성

DRC 프로세스의 정확성은 PCB의 신뢰성과 직결됩니다. 작은 설계 규칙 위반도 최종 제품에 심각한 문제를 일으킬 수 있습니다. 예를 들어, 고전압 트레이스 간 간격 위반은 아킹과 회로 손상으로 이어질 수 있습니다. 마찬가지로, 트레이스 폭이 부족하면 과열과 기판 고장을 유발할 수 있습니다.

강력한 DRC 프로세스를 통해 설계자는 이러한 잠재적인 문제를 초기에 발견하여 비용이 많이 드는 재작업이나 재설계의 필요성을 줄일 수 있습니다. 또한, 잘 수행된 DRC는 PCB가 기계적, 전기적 기준을 충족하도록 하여 더욱 신뢰할 수 있고 오래 지속되는 제품을 생산합니다.

DRC 구현을 위한 모범 사례

· 정확한 설계 규칙 설정:

제조사의 능력과 프로젝트의 특정 요구사항을 기반으로 설계 지침을 작성합니다. 규칙이 간격, 트레이스 폭, via 크기 등 모든 중요한 세부사항을 포함하는지 확인합니다.

· 설계 중 정기적인 DRC 수행:

DRC는 설계 마지막 단계에서만 실행하는 것이 아니라 설계 과정 중에도 자주 수행합니다. 정기적인 검사를 통해 문제를 초기에 발견하고 해결하여 설계가 복잡해짐에 따라 문제가 확대되는 것을 방지합니다.

· 부품 배치 최적화:

올바른 부품 배치는 DRC 위반을 최소화하는 데 중요합니다. 유사한 부품을 그룹화하고, 적절한 간격을 확보하며, 디커플링 커패시터를 전력 핀 근처에 배치하여 노이즈를 줄이고 성능을 향상시킵니다.

· 제조사와 협업:

PCB 제조사와 긴밀히 협력하여 그들의 설계 제한 사항과 능력을 파악합니다. 설계 규칙을 제조사의 공정에 맞추면 제조 과정이 원활해지고 생산 중 문제를 방지할 수 있습니다.

설계 소프트웨어에서 DRC 도구 사용

PCB 설계 프로그램에 포함된 DRC 도구를 사용하여 PCB를 자동으로 검증합니다. 최신 설계 프로그램은 작은 규칙 위반도 잡아낼 수 있는 고급 DRC 기능을 제공하여 시간을 절약하고 오류를 줄입니다.

· DRC 구현의 과제:

DRC는 필수적인 프로세스이지만 몇 가지 어려움이 있습니다. 예를 들어, 설계 규칙의 엄격성과 설계의 실제 제약 사항 간의 균형을 맞추는 것입니다. 지나치게 보수적인 규칙은 불필요한 설계 제한을 유발할 수 있으며, 유연한 규칙은 중요한 위반을 놓칠 수 있습니다. 적절한 균형을 찾는 것이 효과적인 DRC의 핵심입니다.

전체 DRC를 실행하는 데는 시간이 걸리며, 이는 여러 층과 밀집된 부품 배치를 포함한 복잡한 설계에서 특히 그렇습니다. 그러나 DRC에 투자한 시간은 나중에 발생할 수 있는 비용이 많이 드는 오류를 방지함으로써 그 가치를 충분히 발휘합니다.

PCB 설계에서 DRC의 미래

PCB가 점점 더 복잡해짐에 따라 DRC의 중요성도 계속 증가하고 있습니다. 설계 자동화 기술 덕분에 더 정교한 DRC가 가능해져 더 정확한 규칙 검사와 전체 설계 프로세스와의 개선된 통합이 가능합니다. AI 기반 DRC 시스템은 특정 설계 요구사항에 따라 동적으로 규칙을 조정할 수 있는 미래의 발전 가능성 중 하나입니다.

또한, 업계 표준이 발전함에 따라 DRC 프로세스도 유연성 PCB, 고주파 설계, 고급 패키징 기술 등 새로운 기술에 맞춰 변화해야 합니다. 설계자와 제조사 모두 최신 설계 원칙과 도구를 계속해서 파악하는 것이 중요합니다.

설계 규칙 검증(DRC)은 PCB 설계의 핵심 단계로, 최종 제품이 설계 및 제조 기준을 충족하도록 보장합니다. DRC는 일반적으로 받아들여지는 지침을 따르도록 설계를 검증함으로써 오류 가능성을 줄이고 PCB의 신뢰성을 향상시킵니다. 정확한 지침 설정, 정기적인 검사 수행, 제조사와의 협업 등 DRC의 모범 사례를 적용하면 전자 설계의 품질과 성능을 크게 향상시킬 수 있습니다.

기술이 발전함에 따라 DRC의 역할은 더욱 중요해질 것이며, 이를 통해 설계자는 더욱 복잡하고 신뢰할 수 있는 PCB를 생산할 수 있게 됩니다. DRC 프로세스를 이해하는 설계자는 오늘날 빠르게 변화하는 전자 산업의 요구를 충족하는 고품질 제품을 만들 수 있습니다.

비용 효율적이고 효과적인 JLCPCB의 PCB 레이아웃 서비스를 이용해 보세요. 지금 무료 견적을 받으세요.