安全で信頼性の高いPCB製造においてUL94 V0が重要な理由
2 min
- UL94 V0とPCB材料におけるその役割を理解する
- UL94 V0の安全性と性能上の利点
- PCBプロジェクトにUL94 V0材料を選択する
- UL94 V0準拠を保証する製造プロセス
- UL94 V0 PCB生産におけるJLCPCBの専門知識
- FAQ UL94 V0材料について
重要なポイント
UL94 V0は、PCB材料の最高難燃性等級であり、10秒以内に自己消火し、炎の滴下がないことが求められます。これにより火災リスクが大幅に低減され、民生用、産業用、自動車用、医療用アプリケーションにおいて、安全で信頼性の高いPCBの事実上の標準となっています。JLCPCBは、UL94 V0準拠のFR4および高Tg材料をデフォルトで提供し、性能や予算を損なうことなく、規制(UL、CE、CCC)への準拠と長期的な信頼性を保証します。わずかなコスト削減のためにV0定格を犠牲にしてはいけません。
ノートパソコン、携帯電話の充電器、LEDドライバーなど、ほとんどの回路基板の表面にある小さな文字を見たことがありますか? その小さなマークは、電子機器製造において最も重要な安全評価の一つです。UL94 V0は、アンダーライターズ・ラボラトリーズ(Underwriters Laboratories)が発行する難燃性規格であり、PCB基板材料が火源から離された後、10秒以内に自己消火することを示しています。なぜ気にする必要があるのでしょうか? それは、UL、CE、CCC、BISなど、世界中の規制当局がUL94を最低要件として採用し始めているからです。この基準を満たさない製品は、輸入段階で禁止されたり、責任問題が発生したり、最終消費者に実際の安全上の危険をもたらす可能性があります。本日は、UL94 V0の意味、他の難燃性等級との比較、そしてJLCPCBのようなメーカーがどのようにしてあらゆるレベルでの準拠を保証しているのかを解説します。
UL94 V0とPCB材料におけるその役割を理解する
UL94 V0定格の意味と試験方法
正式には「Tests of Flammability of Plastic Materials in Parts of Devices and Appliances(機器部品におけるプラスチック材料の難燃性試験)」として知られるUL94規格は、垂直燃焼試験と水平燃焼試験の両方に基づいて、いくつかの分類を定めています。垂直燃焼試験の最高分類がV0定格です。

垂直燃焼試験の仕組みは次のとおりです。
1. 試験サンプルは125 mm x 13 mmで、管理された環境で垂直に固定された状態でクランプされます。
2. 下端に20 mmの校正されたブンゼンバーナーの炎を10秒間当てます。
3. 炎を消し、残炎時間を記録します。
4. 再度10秒間炎を当て、残炎時間と残じん時間を記録します。
5. 300 mm下にある綿の指標に着火する滴下物があれば記録します。
V0分類のためには、材料は以下を満たす必要があります。

- 個々の残炎時間が10秒を超えないこと。
- 5つの試験片の合計残炎時間が50秒を超えないこと。
- 2回目の炎適用後、30秒を超える残炎または残じんがないこと。
- 試験片が保持クランプまで燃え上がらないこと。
- 炎を伴う滴下物が綿の指標に着火しないこと。
他のUL94定格(V-1、HB)との比較
UL94の階層におけるV0の位置づけを理解することで、情報に基づいた材料選択が可能になります。以下に直接比較を示します。
| パラメータ | UL94 HB | UL94 V-2 | UL94 V-1 | UL94 V-0 |
|---|---|---|---|---|
| 試験方向 | 水平 | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
| 最大残炎時間(試験片あたり) | 該当なし(燃焼速度を測定) | 30秒 | 30秒 | 10秒 |
| 合計残炎時間(5試験片) | 該当なし | 250秒 | 250秒 | 50秒 |
| 残炎 + 残じん(2回目適用) | 該当なし | 60秒 | 60秒 | 30秒 |
| 綿に着火する炎の滴下 | 該当なし | あり(許可) | なし | なし |
| 防火安全性レベル | 最低 | 中程度 | 高い | 最高(垂直) |
最低レベルの分類はHBであり、垂直方向の耐炎性は試験されません。V-2は炎の滴下を許容するため、主要な安全上の問題となります。V-1は炎の滴下を排除しますが、残炎時間が長くなります。V-0のみが高い自己消火性と炎の滴下なしを兼ね備えており、そのため民生用および産業用電子機器で非常に好まれています。
UL94 V0の安全性と性能上の利点
強化された難燃性と火災リスクの低減

V0グレードのPCB基板は、炎の滴下なしで10秒未満で自己消火します。短絡や部品の過熱などの実際の故障が発生した場合、これにより小さな熱的事象が本格的な筐体火災に発展するのを防ぐことができます。V-2材料は、PCBの下にある配線に燃焼粒子を滴下させ、二次火災を引き起こす可能性があります。V0はこの連鎖的な故障モードを完全に排除します。IoTセンサーや産業用コントローラーなど、無人で動作する製品の場合、この動作は非常に重要です。現在FR4積層板で利用可能な臭素化エポキシ樹脂システムまたはハロゲンフリー難燃添加剤は、UL94 V0に準拠しており、 RoHSおよびREACHにも準拠しています。
過酷な環境における長期的な信頼性の向上
V0準拠を可能にする樹脂システムは、材料の安定性の向上にも貢献します。例えば、ガラス転移温度 (Tg)の上昇、熱分解に対する耐性の向上、熱サイクルにおける寸法安定性の向上などです。内蔵された安全マージンを達成するために、V0定格の基板は、特に自動車のエンジンルーム内電子機器や産業用電源において、剥離の可能性と導電性陽極フィラメント(CAF)形成の可能性が低くなります。これが、ボードを認定する際にIPC-6012(リジッドプリント基板の認定および性能仕様)でUL94難燃性等級が言及される理由です。V0定格の基板は、クラス2およびクラス3のボードではほぼ普遍的です。
PCBプロジェクトにUL94 V0材料を選択する
V0をアプリケーションの要求(民生用、産業用、自動車用)に合わせる
V0は、ほぼすべてのセクターで事実上の標準となっています。以下に、需要の内訳を示します。
- 民生用電子機器: ULおよびTUVは、北米および欧州で販売される製品の最低要件としてV0を要求しています。これは、標準的な FR4 (Tg 130-140 °C)で妥当なコストで満たされます。
- 産業用およびテレコム: 周囲温度が高く、信頼性要件が厳しいため、V0準拠かつ高Tg(150-180 °C)の材料がより一般的です。
- 自動車用電子機器: ECU、ADAS、インフォテインメントボードの規格(AEC-Q100など)では、動作温度が-40℃~+125℃の範囲で、V0定格の基板がますます要求されています。
- 医療および航空宇宙: 最も要求の厳しい業界であり、V0に加えて、生体適合性試験やFAR 25.853などの他の要件が必要になる場合があります。
難燃性等級とコストおよび機械的特性のバランス
UL94 V0を満たす標準的なFR4は、非常に一般的で経済的です。生益科技、建滔集團、ITEQなどのメーカーは、標準的なFR4をV0デフォルトで設計しています。より多くの特性が必要な場合、価格の議論はより細かくなります。

- V0材料は ハロゲンフリーであり、10~20%のプレミアムがかかりますが、EUおよび日本の環境基準に準拠しています。
- 鉛フリーはんだ付けおよび高温アプリケーションには、高Tg V0(Tg 170 °C+)材料が必要です。
- RF設計には、より高価なロジャース(Rogers)積層板などの高周波V0材料が必要です。
- V0定格の誘電体層は、メタルコアLEDおよび電源基板で入手可能です。
V0準拠を犠牲にしてコストを削減すべきではありません。責任の露呈と安全リスクは、わずかなコスト削減をはるかに上回ります。
UL94 V0準拠を保証する製造プロセス
材料認定とプロセス管理
すべてのV0製造プロセスは、入荷材料の認定から始まります。メーカーは承認済みベンダーリスト(AVL)を持ち、すべてのバッチが有効なUL認証で認定されていることを確認します。主要なプロセス管理は以下のとおりです。
- ロット番号、ULファイル番号、および適合証明書(CoC)を確認するための受入検査が行われます。
- 保管条件により、樹脂特性を損なう吸湿を排除します。
- 積層板メーカーは、積層パラメータを厳守します。
- 穴あけおよびルーティングでは、過度の熱蓄積を避けるために制御された送り速度が使用されます。
- ベース積層板への攻撃を避けるために、化学処理の監視が行われます。
生の積層板が適切に認定されていても、曲げ加工は難燃性に影響を与える可能性があります。
プロフェッショナルな生産における試験と認証
PCBメーカーのUL認証は、UL QMTS2(認定メーカー試験基準)に基づいています。メーカーは、ベース材料の難燃性等級への安定した準拠を示す必要があります。定期的な監査には以下が含まれます。
- UL担当者によるフォローアップ検査(通常は四半期ごと)。
- 完成したボードを垂直燃焼試験にかけるサンプルテスト。
- 入荷した積層板から完成品までのトレーサビリティを提供するための文書監査。
- パラメータ変更の場合のプロセス変更管理の再認定。
JLCPCBでPCB生産を簡素化 PCB製造、アセンブリ、部品のワンストップサプライヤー。 即時見積もりから迅速な納品まで、ワークフローを合理化し、やり取りを削減し、試作品から量産まで、すべての製造をスムーズに進めます。 無料見積もりを取得 >
UL94 V0 PCB生産におけるJLCPCBの専門知識
認定された高性能材料と厳格な準拠
JLCPCBは、有効なUL認証を持つティア1サプライヤーから積層板を調達しています。すべての積層板オプションはUL94 V0認証を取得しています。
| 材料タイプ | 標準Tg (°C) | UL94定格 | 一般的なアプリケーション |
|---|---|---|---|
| 標準FR4 | 130-140 | V-0 | 民生用電子機器、IoT、汎用 |
| 中Tg FR4 | 150 | V-0 | LEDドライバー、電源、テレコム |
| 高Tg FR4 | 170-180 | V-0 | 自動車、産業用、鉛フリーはんだ付け |
| ハロゲンフリーFR4 | 150-170 | V-0 | EU準拠製品、グリーンエレクトロニクス |
| アルミニウムMCPCB | 該当なし(誘電体定格) | V-0 | LED照明、パワーモジュール |
ご注文がV0要件を満たすかどうかを推測する必要はありません。それはデフォルトで材料仕様に組み込まれています。
高度な製造と品質保証
JLCPCBの生産ラインは、自動化されたプロセス管理を通じて、V0準拠に必要な厳しい公差を維持しています。品質保証措置には以下が含まれます。

- AOI(自動光学検査) を複数の段階で実施し、欠陥を早期に発見します。
- 電気テスト をフライングプローブまたは治具で行い、基板の完全性を検証します。
- 断面分析 を多層基板に対して行い、適切な積層を確認します。
- 材料トレーサビリティ システムにより、完成した各基板を元の積層板バッチにリンクします。
これらの管理により、V0定格の材料が製造のすべての段階を通じて完全な難燃性を維持することが保証されます。
試作品から量産までの信頼性の高いソリューション

JLCPCBは、試作品から量産まで一貫したV0準拠を維持します。PCBは2ドルから、納期は最短1~2日で、安全性を損なうことなく迅速に反復できます。JLCPCBのSMTアセンブリサービスは、部品と積層板の両方の熱的限界を考慮した制御されたリフロープロファイルを使用します。これらの原則を実践したい場合は、即時見積もりシステムを使用して、材料要件を事前に指定できます。EasyEDAとの統合と組み合わせることで、回路図から認定されたV0準拠基板への直接的な道筋が得られます。
FAQ UL94 V0材料について
Q: 回路基板の94V-0マークは何を意味しますか?
「94V-0」マークは、PCB基板がUL94に基づいて試験され、V-0定格を達成したことを示します。炎を取り除いてから10秒以内に自己消火し、炎を伴う滴下を生じません。
Q: UL94 V0はすべてのPCBに必須ですか?
法律で普遍的に必須というわけではありませんが、UL、TUV、CE、または同様の安全認証を求める製品には事実上必須です。ほとんどの最終製品規格は、PCB基板の最低要件としてV0を参照しています。
Q: UL94 V0とUL94 5VAの違いは何ですか?
V-0は50Wのブンゼンバーナー火炎を使用しますが、5VAは5サイクルにわたって500Wの火炎を使用します。5VAはより厳格であり、通常はPCB基板ではなく筐体に必要とされます。
Q: 標準的なFR4はUL94 V0を満たしますか?
はい。事実上すべての市販グレードのFR4積層板はUL94 V0を満たします。サプライヤーの文書またはUL Product iQデータベースで常に確認してください。
Q: ロジャース(Rogers)のような高周波材料はUL94 V0を満たせますか?
RO4003CやRO4350Bを含む多くのロジャース積層板はV0定格を有しています。一部の超低損失PTFE材料は異なる場合があるため、特定のデータシートを確認してください。

学び続ける
標準的なPCB厚さのナビゲーション:PCBプロトタイプに最適な厚さを選択するためのステップバイステップガイド
プリント基板(PCB)の厚さは小さな詳細のように思えるかもしれませんが、電子機器の性能と信頼性に重要な役割を果たします。標準的なPCB厚さは業界の標準となり、機械的安定性、電気的性能、熱管理、部品互換性に影響を与える多くの利点を提供します。この記事では、PCBの厚さの違いがなぜ重要なのかを詳しく見ていき、特定の用途に適した厚さを選択するためのガイドを提供します。これにより、デバイスの信頼性が向上し、性能が強化されます。 標準的なPCB厚さとは? 標準的なPCB厚さとは、回路基板で一般的に使用され、好まれる厚さを指します。公式な単一の標準はありませんが、業界で広く採用されている一般的なサイズがあります。歴史的に、標準的なPCB厚さは1.57 mm(約0.062インチ)であり、これは初期の基板製造で使用されたベークライトシートのサイズに由来します。より薄い厚さのオプションが利用可能であるにもかかわらず、この標準は確立された歴史と既存の製造プロセスとの互換性により、今でも一般的な選択肢となっています。現在では、0.031インチ(0.78 mm)、0.062インチ(1.57 mm)、0.093インチ(2.......
PCB基礎1:プリント基板(PCB)入門
「PCB基礎」シリーズの第一弾へようこそ。このシリーズでは、プリント基板(PCB)の基本的な側面と、現代のエレクトロニクスにおけるその重要な役割について探求していきます。この記事では、PCBの重要性を掘り下げ、PCBを構成する複雑な部品と構造を明らかにし、設計プロセスとそれがPCB製造に与える大きな影響について紹介します。 PCB技術の核心に迫り、それが私たちが日常的に頼るデバイスをどのように動かしているのかを発見する準備をしましょう。 現代のエレクトロニクスにおけるPCBの重要性: 急速に進化する現代のエレクトロニクスの世界において、PCBは私たちの生活に不可欠となったデバイスを実現する上で極めて重要な役割を果たしています。その重要性を探ってみましょう。 複雑な機能の実現: PCBは電子機器の基盤として機能し、さまざまな部品の統合を可能にし、私たちが頼りにしている複雑な機能を実現します。 性能と信頼性の向上: レイアウトを慎重に設計し、回路を最適化することで、PCBは効率的な信号の流れを確保し、干渉を最小限に抑え、今日の要求の厳しい電子システムにとって不可欠な信頼性の高い性能を提供します。 製造......
PCBの標準的な厚さとは?
プリント基板(PCB)は電子機器の基盤であり、電子部品を支える基板として機能します。PCB設計において、厚さはいくつかの重要なプロセスに影響を与えるため、重要なパラメータです。基板の機械的性能だけでなく、電気的特性、加工性、コストにも影響を及ぼします。一般的なPCBの厚さは1.6mmですが、さまざまな目的に適したさらに多くのオプションがあります。PCBの厚さに関するルールと、それを破っても問題ない状況を理解することで、設計者は回路基板が意図したとおりに機能するように決定を下すことができます。 次のプロジェクトでさまざまなPCB厚さのオプションを検討したい場合は、JLCPCBで注文する際に簡単にカスタマイズできます。インスタントオンライン見積もりでは、複数の厚さの価格とリードタイムを比較できます。 標準的なPCBの厚さとは? 1.6mm(0.063インチ)が最も一般的な標準PCB厚さです。この寸法は、強度、製造性、およびほとんどの電子アセンブリとの互換性のバランスが取れているため、業界標準となっています。これらは、PCBアセンブリ でも広く使用されています。1.6mmの基板は、取り扱いには十分な剛性......
FR4 PCB 徹底ガイド:材料の真実、実際の仕様、そして使用すべき(または避けるべき)タイミング
FR-4は秘密のコードではなく、文字通り難燃性(グレード4)を意味します。PCB用語では、FR-4はガラス強化エポキシ積層板に対するNEMA(全米電気工業会)のグレード指定です。これは、難燃性添加剤を含むエポキシ樹脂で結合された織りガラスクロスの複合材と言えます。「FR」は難燃性(Flame Retardant)を意味しますが、これが自動的にUL94 V-0認証を意味するわけではないことに注意してください。単に、樹脂が発火した場合に自己消火するように配合されていることを示します。FR-4は1968年にNEMAによって命名され、それ以来、難燃性の臭素化エポキシにより、G-10などの古いグレードに取って代わりました。 NEMA FR-4グレードの説明: NEMA LI-1規格はFR-4を「工業用積層熱硬化性製品」と定義しており、1999年から軍事仕様(MIL-I-24768)と調和されています。これは基本的に、基板がFR-4の指定を受けるためには、製造元の仕様(MIL-I-24768)に従って、特定の機械的、熱的、および難燃性の要件を満たさなければならないことを意味します。FR-5やFR-6などの他の......
PCB用接着剤:種類、用途、および回路基板実装における最適な代替品
プリント基板は、そのコンポーネントを固定するためにはんだだけを使用するわけではありません。PCB用接着剤、つまり回路基板用接着剤は、過酷な条件下で層とコンポーネントを一緒に接着します。優れた接着剤は、組み立て中に部品を所定の位置に保持し、電気的に絶縁し、湿気を封止し、発熱するチップから熱を拡散させるのに役立ちます。実際、接着剤はマイクロコンポーネントの緩みや位置ずれを防ぐことで、性能にとって非常に重要です。言い換えれば、適切な接着剤は、過酷な使用中にデバイスの電子部品というパズルを確実に接着し続けるのです。 PCBの信頼性と性能における接着剤の役割 耐久性は、ほとんどの場合、静かに評価されるものであり、それはPCB用接着剤のほとんどにも当てはまります。それらは、私たちが日常的に使用するガジェットを、環境からの振動や湿気から守るのに役立ちます。車や飛行機の電子機器では、部品が過酷な条件に耐えられるようにします。また、落下に耐え、信頼性を延長するのにも役立ちます。PCB用接着剤は、電子機器の小型化にも貢献しています。最も小さなチップでさえも強力に保持することで、接着剤は小さな基板にさらに多くの機能を持......
PCBにおけるリターンパスの最適化:高速設計におけるノイズ最小化と信号完全性最大化の戦略
すべてのPCB設計者が前腕に(もちろん比喩的に)刻み込むべき基本的な真実があります。それは、すべての信号電流にはリターン電流が必要であるということです。低インピーダンスの経路を提供するために時間をかけなければ、電流は利用可能なものは何でも探し求めることになり、非常に望ましくないホットスポットが発生することになります。電流ループという概念全体が、リターンをこれほど困難にしている理由です。基本的に、信号がポイントAとポイントBの間を通過するとき、ループが形成されます。信号は一方向に進み、リターンはポイントBとポイントAの間を反対方向に進みます。通常はグランドプレーンまたは使用している基準プレーンを通過します。 ループ面積は、インダクタンス、信号が影響を受ける程度、およびそれが生成するEM放射の量を決定します。損傷のないグランドの真上にある信号トレースを考えてみてください。タイトで小さなループでは、低インダクタンス、実質的にゼロの放射、および高いノイズ耐性が得られます。リターンパスが分断または分割されている場合、大きくて曲がりくねったループは、高インダクタンス、より多くの放射、およびノイズの多い信号をも......