This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

FR4 PCB 徹底ガイド:材料の真実、実際の仕様、そして使用すべき(または避けるべき)タイミング

初出公開日 Jul 23, 2026, 更新日 Jul 23, 2026

3 min

目次
  • 実際に重要なFR4材料特性
  • FR4 PCB仕様:メーカーが実際に提供するもの
  • FR4 PCB製造:プロセスの違いと制限
  • FR4が最適な場合(そして避けるべき場合)
  • 材料クイック判断マトリックス:
  • 結論:注文前の30秒FR4チェックリスト

FR-4は秘密のコードではなく、文字通り難燃性(グレード4)を意味します。PCB用語では、FR-4はガラス強化エポキシ積層板に対するNEMA(全米電気工業会)のグレード指定です。これは、難燃性添加剤を含むエポキシ樹脂で結合された織りガラスクロスの複合材と言えます。「FR」は難燃性(Flame Retardant)を意味しますが、これが自動的にUL94 V-0認証を意味するわけではないことに注意してください。単に、樹脂が発火した場合に自己消火するように配合されていることを示します。FR-4は1968年にNEMAによって命名され、それ以来、難燃性の臭素化エポキシにより、G-10などの古いグレードに取って代わりました。

NEMA FR-4グレードの説明:

NEMA LI-1規格はFR-4を「工業用積層熱硬化性製品」と定義しており、1999年から軍事仕様(MIL-I-24768)と調和されています。これは基本的に、基板がFR-4の指定を受けるためには、製造元の仕様(MIL-I-24768)に従って、特定の機械的、熱的、および難燃性の要件を満たさなければならないことを意味します。FR-5やFR-6などの他のグレードもまだ存在しますが、FR-4グレードが業界標準となっています。「FR-4」は、耐火性を備えるように設計された特定のグレードの積層材料(エポキシ/ガラスの組み合わせ)を指定します。これは、そのコンポーネントを「耐火性」にするという意味ではありません。

エポキシ + ガラス繊維 + 難燃性化学:

FR-4は文字通り、ガラス繊維とエポキシの層です。硬化した緑色のエポキシ樹脂に埋め込まれており、PCBラザニアの「麺」のように考えることができます。樹脂自体は通常、臭素充填エポキシ(多くの場合TBBPAまたは同様の臭素化化合物を使用)です。これにより、燃焼時に自己消火します。

要約すると、FR-4 = ガラス繊維 + 樹脂(エポキシ)と難燃性の臭素化学。軽量な強度と低コストを兼ね備えています。FR-4は「Fire Reduced grade 4(火災低減グレード4)」の略だと冗談を言う人もいるかもしれません。重要なのは、FR-4のエポキシ樹脂が燃焼を止めるように特別に配合されていることであり、それがこのグレードがPCB業界の主流になった理由です。

実際に重要なFR4材料特性

すべての材料仕様が同じように作られているわけではありません。PCB設計者にとって、重要なFR-4特性には、ガラス転移温度(Tg)、分解温度(Td)、熱膨張率(CTE)、誘電率(Dk)、誘電正接(Df)が含まれます。以下は、標準的なFR-4の一般的な目安の値です(値はメーカーによって異なります):

  • ガラス転移温度(Tg): 標準FR-4では130~140 °Cです。これは基板が軟化し始める温度です。鉛フリープロセス用の高Tg FR-4材料は、170~180 °Cに達する場合があります。
  • 分解温度(Td): 約300~350 °C(一部のFR-4バリアントではTdが355 °Cと記載されています)。これは樹脂が化学的に分解する温度です。
  • CTE(熱膨張係数): 面内(X/Y)で12~17 ppm/°C、厚さ方向(Z)で60~80 ppm/°Cです。FR-4のガラス繊維織物はX/Y方向の膨張を適度に抑えますが、Z方向では5倍高くなる可能性があります。
  • 誘電率(Dk): 1 MHzで約4.2~4.8、1 GHzで4.4とわずかに低下します。これは信号速度/インピーダンスに影響します。
  • 誘電正接(Df): 低い(1 MHzから1 GHzで0.015~0.03)。Dfが低いほど損失が少なくなります。FR-4基板はRFには適していませんが、数GHzまでは良好に動作します。
パラメータ標準値(FR-4)
ガラス転移温度(Tg)130–140 °C(標準FR-4)170–180 °C(高Tg FR-4)
分解温度(Td)300–350 °C(一部のグレードでは最大約355 °C)
CTE – 面内(X/Y)12–17 ppm/°C
CTE – 厚さ方向(Z)60–80 ppm/°C
誘電率(Dk)4.2–4.8 @ 1 MHz4.4 @ 1 GHz
誘電正接(Df)0.015–0.03 @ 1 MHz–1 GHz

多くの基板は、これらの「標準的なFR-4」値をベースラインとして使用しています。もちろん、実際の値はサプライヤーによって異なるため、重要な高周波または高信頼性設計では、常に正確なデータシートを確認する必要があります。

標準FR-4 vs 高Tg vs ハロゲンフリー

FR-4グレード内でも、さまざまなニーズに合わせたバリエーションがあります。標準FR-4(Tg約130 °C)は最も安価で、ほとんどの民生用PCBで使用されています。高Tg FR-4バリアントは、鉛フリーはんだ付けや過酷な環境向けに設計されています。これらは、複数回の260 °Cリフローサイクルに耐えるために、Tgが170~180 °C以上になる場合があります。

最後に、ハロゲンフリーFR-4は、臭素の代わりにリンと窒素の難燃剤を使用します。これらはすべて、RoHSおよび環境規制を満たすためです。Tgと基本特性は類似していますが、有毒な臭素を回避します。追加の温度マージンやより環境に優しい化学が必要な場合は、こちらを選択してください。

FR4 PCB仕様:メーカーが実際に提供するもの

FR-4 PCBを注文するとき、製造工場から実際に何を得られるのでしょうか?

厚さ範囲(0.2~3.2 mm)、銅箔厚、および公差

ほとんどのリジッドFR-4積層板は、約0.127 mm(0.005インチ)から3.175 mm(0.125インチ)の厚さのシートで提供されます。実際には、基板は一般的に0.4~2.0 mmで製造されます。メーカーは、0.2、0.4、0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.4、3.2 mmなどのコア積層板を在庫していることがよくあります。

銅箔の重さは、通常、片面あたり½ oz、1 oz、または2 oz(17 μm、35 μm、70 μm)です。内層は多くの場合½~1 ozです。外層は、極端な場合で3~4 ozまで可能です。IPC-4562公差によると、公称1 oz(35 μm)の銅箔は、法的に31 μmまで薄くなる可能性があり、基板はベース銅に約±10%の厚さのばらつきがあると予想する必要があります。めっき、ビルドアップ、またはエッチングプロセスでは、実際の最終銅箔はわずかに異なる可能性があるため、設計者は一般的にある程度のマージンを確保します。

表面仕上げの互換性:

FR-4基板は、通常のPCB表面仕上げすべてと互換性があります。標準的な仕上げには、HASL(ホットエアソルダーレベリング、錫鉛または鉛フリー)およびENIG(無電解ニッケル/イマージョンゴールド)が含まれます。その他には、イマージョンシルバー/錫、OSP、ENEPIGなどがあります。

HASL(鉛または鉛フリーはんだ)は、古典的な低コスト仕上げです。一方、ENIGはファインピッチ実装用の平坦な金表面を提供します。OSPは、民生用基板でよく使用される低コストの有機コーティングです。重要な点は、FR-4基板は、PCBショップが提供するあらゆる仕上げでめっきまたはコーティングできることです。ここに特別な制限はありません。

FR4 PCB製造:プロセスの違いと制限

FR-4基板は、標準的なリジッド基板プロセスを使用して製造されます。ただし、そのガラス質の性質により、いくつかのルールが課せられます。

FR-4の穴あけ、めっき、多層プレス

FR-4の穴あけは、通常、超硬ドリルビットで行われます。フレキシブル基板やメタルコア基板とは異なり、FR-4は従来のCNCドリルプレスに十分な剛性があります。FR-4のガラス繊維は研磨性があるため、超硬ドリルは急速な摩耗を避けるために不可欠です。開けられた穴(ビアやスルーホール部品)は、その後、銅で電解めっきされます。多層基板の製造では、FR-4コア(銅張りパネル)がプリプレグシートと交互に配置されます。このスタックは熱プレスされ、プリプレグのエポキシが溶けて流動し、層を接着します。つまり、FR-4積層は、高温プレスによるおなじみの層状 スタックアップであり、他のリジッドPCBと同じプロセスです。

アスペクト比、最小トレース/スペース、穴径ルール

一般的な基板ショップは、信頼性の高いめっきのために、アスペクト比(基板厚さ:穴径)を約8:1~10:1で設計します。例えば、あるメーカーは2 mm基板で最大13:1(つまり0.2 mm穴)を許可しています。実際には、多くの製造工場は10:1を安全なルールとして見積もっています。

穴径: マイクロビア(無めっき)は0.1~0.15 mm可能ですが、標準的なめっきビアは通常、直径0.2~0.3 mm以上です。0.15 mm未満のドリルは非常に高価になるか、実用的ではありません。

ライン/スペース: 1 oz銅の場合、多くの製造工場は最小トレースとスペースとして0.1~0.15 mm(4~6 mil)を保証します。例として、ある工場の表では、外層の制限が0.2~0.3 mmから0.125 mmまで示されており、銅箔が重くなるほど広いスペースが必要になります。製造工場は実際の能力を指定しますが、FR-4自体が他の基板よりも魔法のように細かい線を可能にするわけではありません。

FR4が8~12層を超えると機能しなくなる理由

層を重ねると、FR-4の限界に負荷がかかります。各層はエポキシ樹脂と銅を追加するため、総厚さと内部熱が増加します。標準FR-4(Tg約130 °C)は、複数回の積層/リフローで過熱または反りが発生すると、実際に軟化する可能性があります。多くの製造工場は、標準FR-4の実用的な限界は約8~12層(特に厚い基板)であると感じています。

それを超えると、パネルは熱サイクル下で反りや層間剥離を起こしやすくなります。実際、積層工程が増えるごとにエポキシへの「負荷」が増大し、より厳格なプロセス制御が必要になります。そのため、高層基板では高Tg FR-4やより剛性の高い積層板が指定されることがよくあります。つまり、10層を超えるとFR-4自体が「機能しなくなる」わけではありませんが、製造に対応するために標準材料のアップグレードが必要になるということです。

FR4が最適な場合(そして避けるべき場合)

すべての用途に完璧な材料はありません。FR-4がヒーローとなる場合と、ゼロとなる場合について、実用的に見てみましょう。

コスト重視の民生用およびIoTプロジェクト

ここがFR-4の得意分野です。手頃な価格の汎用PCBが必要な場合に最適です。どこにでもあり、安価で、業界では毎日無数のFR-4基板が製造されています。そのため、規模の経済が働き、価格は低くなります。設計が低周波数(kHz~低MHz)で中程度の電圧で動作する場合、FR-4は最小限の手間で仕事をこなします。言い換えれば、コストが最優先で性能要件が控えめな場合、FR-4は最適な選択です。

高周波および大電力 – より良い代替品

数GHzを超えるRFおよびマイクロ波では、FR-4の誘電損失とDkのばらつきが信号に深刻な影響を与えます。ほとんどのRF/5G/Wi-Fi(>2 GHz)システムでは、代わりにRogers、Duroid、PTFE、またはセラミック基板が使用されます。

これらの材料は、FR-4よりもはるかに低い損失と厳しいDk仕様を持っています。同様に、基板がLEDドライバーで動作する場合、FR-4は理想的ではありません。その熱伝導率はわずか0.3 W/mKです。アルミニウムまたは銅のヒートスプレッダーを備えたメタルコア基板や厚銅基板は、大電力アプリケーションの一般的な代替品です。

鉛フリーリフローと自動車の温度要件

最新の実装および自動車規格は、FR-4に厳しい条件を課します。鉛フリーはんだ付けには260 °Cのピークリフローが必要であり、これは標準FR-4のTgをはるかに上回ります。Tgを超えて加熱された基板は、「爆発」(層間剥離)するリスクがあります。

これに耐えるために、鉛フリーが指定されている場合、PCBは多くの場合、高Tg FR-4(170~180 °C)を使用します。自動車や産業環境では、150~175 °Cの動作が要求されることもあります。設計者は、高Tg FR-4を選択するか、300 °Cに耐えられるポリイミドに切り替えます。基板が極端なはんだ付けや高温使用にさらされる場合は、おそらく高Tg FR-4バリアントを使用することになるでしょう。

材料クイック判断マトリックス:

簡単な比較は、FR-4を使い続けるか、材料を切り替えるかの判断に役立ちます。コスト、周波数範囲、熱性能、柔軟性を考慮してください:

材料コスト一般的な周波数使用熱伝導率
FR-4低数GHzまで(DC~1 GHzで良好、2 GHz超では限界)0.3 W/mK(低)
Rogers/高周波高RF/マイクロ波(数GHz~40+ GHz)0.4–0.6 W/mK(中程度)
アルミニウム(MCPCB)中電力/DC(RFには使用されない)1–2 W/mK(非常に高い)
CEM-3非常に低いFR-4と同様(最大数GHz)FR-4よりわずかに低い
ポリイミド高最大1~2 GHz(フレキシブル基板で使用)約0.12~0.17 W/mK(低)

FR-4は最も安価で、ほとんどのDC/低周波ニーズをカバーします。RogersやPTFE積層板はコストがかかりますが、高周波で優れています。アルミニウムコアは、LEDやモーターコントローラーで使用される優れた放熱性のために選ばれます。CEM-3は、予算重視のFR-4相当品(UL V-0定格のガラス/エポキシ、より細かい織り)で、シンプルな基板向けに低コストを提供します。ポリイミド(カプトン)は高価ですが、極度の熱安定性を備えた真に曲げられる基板が必要な場合に使用できます。

結論:注文前の30秒FR4チェックリスト

「PCBを注文」をクリックする前に、設計にFR-4の香りテストを行ってください。以下は簡単なチェックリストです:

  • 材料グレード: 適切なFR-4バリアントを使用していますか?標準FR-4は一般的な使用に適していますが、鉛フリー温度には高Tg FR-4を選択してください。
  • 基板スタックアップ: 総厚さと銅箔を確認してください。FR-4は0.2~3.2 mmで提供されます。最も近い標準コアとプリプレグの組み合わせを選択してください。銅箔の重さ(0.5/1/2 oz)が熱/電力ニーズに一致していることを確認し、IPC ±10%公差を覚えておいてください。
  • 層数と特徴: 層数が多いほどFR-4への負荷が大きくなります。10層を超える場合は、高Tgまたは強化積層板について製造工場に相談してください。穴径とトレース/スペースが現実的であることを確認してください。
  • 性能要件: 基板は高速動作に対応していますか?FR-4は低GHz帯域まで良好に動作します。ただし、2 GHzを超える場合はRogersタイプの積層板が必要になります。設計で大量の熱が発生したり、厚い銅を使用したりしますか?メタルコアFR4代替品を検討してください。

すべてのチェック項目がクリアで、「避けるべき」警告(極端なGHz、極端な電力、極端な柔軟性/温度)のいずれも該当しない場合、FR-4は安全で予算に優しい選択肢です。そうでない場合は、Rogers、アルミニウムコア、ポリイミド、またはその他の特殊な積層板を検討して、「ちょうど良い」PCBベースを見つける時期かもしれません。


学び続ける