PCBにおけるリターンパスの最適化:高速設計におけるノイズ最小化と信号完全性最大化の戦略
1 min
- 効果的なリターンパスを形成する中核要素
- リターンパスを強化する実証済みの技術
- 堅牢なリターンパスに必要な製造精度
- 完璧なリターンパスPCBを構築するJLCPCBの専門知識
- よくある質問(FAQ)
すべてのPCB設計者が前腕に(もちろん比喩的に)刻み込むべき基本的な真実があります。それは、すべての信号電流にはリターン電流が必要であるということです。低インピーダンスの経路を提供するために時間をかけなければ、電流は利用可能なものは何でも探し求めることになり、非常に望ましくないホットスポットが発生することになります。電流ループという概念全体が、リターンをこれほど困難にしている理由です。基本的に、信号がポイントAとポイントBの間を通過するとき、ループが形成されます。信号は一方向に進み、リターンはポイントBとポイントAの間を反対方向に進みます。通常はグランドプレーンまたは使用している基準プレーンを通過します。

ループ面積は、インダクタンス、信号が影響を受ける程度、およびそれが生成するEM放射の量を決定します。損傷のないグランドの真上にある信号トレースを考えてみてください。タイトで小さなループでは、低インダクタンス、実質的にゼロの放射、および高いノイズ耐性が得られます。リターンパスが分断または分割されている場合、大きくて曲がりくねったループは、高インダクタンス、より多くの放射、およびノイズの多い信号をもたらします。そして、これは、リターンパスの管理方法においても、クリーンな設計と粗悪な設計の違いに他なりません。
最新の基板におけるリターンパス障害による一般的な問題
リターンパスの障害は、根本的な原因を理解していなければ診断が非常に困難な、さまざまな症状として現れます。グランドバウンスは、複数の信号からのリターン電流が共通の誘導的に制限された経路を共有するときに発生し、グランド基準に電圧変動を生じさせ、それがすべての信号にノイズとして現れます。クロストークは、特定の信号のリターン電流が隣接する信号のリターン電流と経路を共有せざるを得なくなると悪化します。EMIのスパイクは、リターン上の電流がプレーンの分割、スロット、またはボイドの周りを迂回せざるを得なくなり、ループに面積が追加され、ループが効率的なアンテナに変わるときに発生します。

リターンパスの問題を引き起こす最も頻繁な設計エラーは、近くにリターンパスブリッジがない状態でグランドプレーンの分離部分を横切る信号の配線、リターン電流が相互作用できるようにステッチングビアを使用せずに基準プレーンを変更するビア遷移、グランドプレーン銅のアンチパッド除去、サーマルリリーフ、または配線、そしてリターン電流間の相互作用を考慮せずに同じ基準で信号と電源を混合することです。
効果的なリターンパスを形成する中核要素
連続基準プレーンとグランドプレーンの役割
最も重要なことはグランドプレーンであり、クリーンなリターンパスに関して最も重要です。低インピーダンスのリターンパスは、各信号層に隣接する、固体で連続的かつ途切れのない基準プレーンによって提供されます。DCおよび低周波数では、リターン電流はプレーン全体に拡散しますが、約100 kHzを超えると、電流はトレースの真下の狭い帯域に集中し始め、最小インピーダンス(抵抗ではありません)の経路を進みます。この周波数依存の動作は、高周波トレースの真下のグランドプレーンに穴があると、リターン電流が迂回されることを意味し、グランド層のトレースによって作られる非常に狭いスロットや、非常に敵対的なサーマルリリーフパターンでさえ、非常に高速な信号にとって重大なトラブルの原因となる可能性があります。
簡単に言えば、これらの高速信号を動作させるためには、高周波トレースの真下の領域にグランドプレーンを無傷で維持する必要があります。小さな切り欠きやスロットでも、リターン電流の流れを誤った方向に導き、問題を引き起こす可能性があるため、それを排除するか、グランドプレーンが連続していることを確認することをお勧めします。基準プレーンは接地されている必要はなく、連続的で低インピーダンスのACリターンパスを提供する限り、電源プレーンでもかまいません。電源プレーンとグランド間のデカップリングコンデンサは、対象周波数において電源プレーンがAC的に接地されていることを保証します。
パス連続性のためのビアフェンスとステッチングビア
ステッチングビアは、基板上または特定の領域の周囲に一定間隔で配置され、異なる層のグランドプレーンを接続して、スタックアップ全体でリターン電流の連続性を確保するグランドビアです。適切なステッチングがないと、異なる層のグランドプレーン間で高周波での電圧差が生じ、リターンパスの品質が低下する可能性があります。ビアフェンスは、回路セクション間に導電性の壁を作成する、密に配置されたグランドビアの列です。ビアフェンスには2つの目的があります。層間を遷移する信号にリターンパスの連続性を提供することと、隣接する回路ゾーン間に電磁気的な分離を作り出すことです。効果的なシールドを維持するには、ビア間隔は、対象となる最高周波数における波長の10分の1未満である必要があります。
信号層遷移付近への戦略的な配置は特に重要です。信号がビアを介してある層から別の層に移動するとき、そのリターン電流も基準プレーン間を遷移する必要があります。信号ビアのすぐ隣にグランドステッチングビアを配置することで、このリターン電流遷移のための低インダクタンス経路が提供されます。これらのステッチングビアがないと、リターン電流は代替経路を見つけなければならず、ループ面積と放射が増加します。
プロのヒント: 基準プレーンを変更するすべての信号ビアの50ミル以内に、少なくとも2つのグランドステッチングビアを配置してください。この1つのプラクティスは、他のどの設計手法よりも多くのリターンパスの問題を排除します。
プレーンの分割と層遷移の管理
プレーンの分割は、アナログとデジタルのグランド領域を分離したり、電源ドメインを分離したり、ミックスドシグナル基板を分割したりするために、時には必要です。重要なルールは、リターン電流ブリッジを提供せずに、プレーンの分割部分を横切って高速信号を配線しないことです。リターン電流ブリッジはいくつかの形式をとることができます。信号交差部付近の分割部分に配置された一連のステッチングコンデンサ(周波数に応じて100nF~1nF)は、ACリターンパスを提供します。
交差部で分割領域間の狭い銅接続は、低周波数で機能します。または、可能であれば、分割のない別の連続基準プレーンを使用する層に信号を配線します。層遷移も同様の課題を提示します。信号があるプレーンを基準とする層から別のプレーンを基準とする層に移動するとき、リターン電流も遷移する必要があります。遷移点での2つの基準プレーン間のステッチングビアが、リターン電流ブリッジとして機能します。
リターンパスを強化する実証済みの技術
最適な配線によるループ面積の最小化
リターンパス最適化の一般的な考え方は、基板上に存在する各ループの面積を可能な限り小さくすることです。私が有用だと感じたいくつかの実用的なテクニックは次のとおりです。信号を基準プレーンにできるだけ近い隣接層に配線してループ面積の垂直部分を減らす、トレースを可能な限り短く真っ直ぐにして水平部分を減らす、層が不連続な基準プレーンに隣接しないようにする、類似した信号をクラスタリングしてリターン電流が基準プレーンの同じ部分を流れるようにする。

差動ペアの場合、各トレースのリターン電流は、半分がもう一方のトレースを通過し、半分が基準プレーンを通過します。ペアをタイトに保つと、トレース間のリターン電流がはるかに大きくなり、基準プレーンと比較してループ面積が自然に縮小します。
低インダクタンスリターンのための戦略的なビア配置
すべてのビア遷移は、リターンパスの問題を作成または防止する機会です。重要なプラクティスは簡単です。信号ビアが層を変更するときはいつでも、基準プレーン間の低インダクタンスリターン電流経路を提供するために、グランドビアをすぐ隣に配置します。シングルエンド信号の場合、信号ビアを挟む2つのグランドビア(各側に1つ)は、優れたリターンパス連続性を提供します。差動ペアの場合、ペアビアの間と隣にグランドビアを配置すると、準同軸遷移構造が作成されます。
5 GHzを超える高速信号の場合、ビア遷移インピーダンスを制御するために、信号ビアを囲む4つ以上のグランドビアが必要になる場合があります。ビアインダクタンスは、ビア長が短くなり、ビア直径が大きくなるにつれて減少します。重要なリターンパスビアには、可能な限り大きな穴サイズと最短のビア長を使用してください(このため、スルーホールビアよりもブラインドビアが推奨されます)。
デカップリングとガードトレースの統合
デカップリングコンデンサは2つの役割を果たします。電源供給のための局所的な電荷蓄積を提供し、電源プレーンとグランドプレーン間にACブリッジを作成して、電源プレーンが効果的なリターンパス基準として機能できるようにします。デカップリングコンデンサをアクティブコンポーネントの近くに配置し、基板全体に分散させて、対象となるすべての周波数で電源とグランド間の低インピーダンスを維持します。
ガードトレースは、敏感な信号と潜在的なアグレッサーの間に配置される接地された銅トレースであり、結合フィールドを遮断し、ステッチングビアを介して基準プレーンにシャントすることで、追加の分離を提供します。ガードトレースは、その長さに沿って一定間隔(500ミル以下ごと)でグランドプレーンにステッチングされている場合に最も効果的です。
堅牢なリターンパスに必要な製造精度
正確なラミネーションとエッチングによるプレーン完全性の確保
リターンパスの品質は製造精度に依存します。グランドプレーンの連続性には、銅に意図しない薄い部分や断線を作成しない正確なエッチングが必要です。ラミネーションの品質は、信号トレースと基準プレーン間の誘電体厚を決定し、リターン電流分布とインピーダンスに影響を与えます。
層間の位置合わせ精度により、グランドプレーンが信号トレースに対して適切に配置されることが保証されます。位置がずれたグランドプレーンは、その上の信号トレースのインピーダンス環境を効果的に変化させ、通常位置合わせ誤差が最大となる基板端付近で予期しないリターンパスの不連続性を生み出す可能性があります。
信頼性の高い接続のための制御されたビア穴あけとめっき
ビアとリターンパスビアは、基板が動作している間、グランドプレーンを接続したままにするために、固体で低抵抗を維持する必要があります。これは、ドリルを非常にクリーンで丸く、バリや引き裂きがない状態に保ち、ビアバレルに十分な銅めっき(通常は最低20~25µm)を施し、ビアが貫通する各レベルでパッドがバレルに正しく接続されるようにする必要があることを意味します。
高品質で信頼性の高いプロジェクトを望む場合、最も重要な選択の1つはIPCクラス2またはクラス3の製造規格です。これにより、ビアの品質が長期的に信頼できるものになります。サンプルのビアをいくつか断面観察することで、めっき厚と仕上がりが適切であることを再確認できます。
経路連続性を検証する高度な検査
当社の電気テスト(フライングプローブまたはベッドオブネイル)は、グランドプレーンとステッチングビアが実際に接続されていることを確認するためのものです。マイクロセクション検査は、バレルの完全性とめっきの品質をチェックします。高速動作では、特定のテストパターンでTDRを実行して、重要な信号経路全体のインピーダンスの挙動を観察することもあります。これにより、リターンパスの品質が意図したとおりであることが間接的にわかります。

自動光学検査(AOI)は、グランドプレーン層の銅欠陥を識別し、不要なスロットや断線を引き起こす可能性があります。これらすべての検査ステップを組み合わせることで、完成した基板が、レイアウトに投資したリターンパスの完全性を提供することを確信できます。
完璧なリターンパスPCBを構築するJLCPCBの専門知識
途切れのないプレーンのための高精度多層製造
JLCPCBの多層製造能力は、妥協のないグランドプレーンの完全性に必要な精度を提供します。タイトな層位置合わせ、制御されたエッチング、一貫したラミネーションにより、すべてのグランドプレーンが連続的で、適切に配置され、隣接する信号層から正確に離間されていることが保証されます。これらは優れたリターンパス性能の基盤です。
ビアステッチングとフェンス実装のための専門サポート
高密度のビアステッチングパターンとビアフェンスを備えた設計では、数百または数千もの追加ビアにわたる穴あけ精度とめっきの一貫性が要求されます。JLCPCBの自動穴あけシステムは、試作品と量産の両方のボリュームに必要な位置精度とスループットで、これらのビア高密度設計を処理します。
優れた信号整合性を提供する一貫した品質

精密な製造、正確な位置合わせ、クリーンなエッチング、一貫しためっき、検証された接続性の累積的な効果は、レイアウトで設計された信号整合性性能を提供する基板です。JLCPCBの品質システムは、すべての注文のすべての基板にわたってこの一貫性を保証し、設計者がリターンパス戦略が意図したとおりに機能するという自信を与えます。

よくある質問(FAQ)
Q. リターンパスとは何ですか?なぜ重要ですか?
リターンパスとは、信号の宛先からソースに戻る回路を完成させるために電流がたどる経路です。リターンパスの品質は、信号整合性、ノイズ、EMI放射、クロストークに直接影響するため重要です。リターンパスの障害は、PCB設計におけるノイズおよびEMC問題の最も一般的な原因の1つです。
Q. ステッチングビアはどのようにリターンパス性能を向上させますか?
ステッチングビアは異なる層のグランドプレーンを接続し、リターン電流が層間を遷移するための低インピーダンス経路を提供します。これにより、リターン電流が信号の層間移動に追従できるようになり、信号品質を低下させるグランドプレーン間の電圧差を防ぎます。
Q. グランドプレーンの分割部分を横切って信号を配線できますか?
高速信号には強く推奨されません。避けられない場合は、信号交差部のすぐ隣の分割部分にリターン電流ブリッジ(ステッチングコンデンサまたは狭い銅接続)を提供してください。さらに良いのは、途切れのない基準プレーンを持つ別の層に信号を配線することです。
Q. 各信号ビアの近くにいくつのグランドビアを配置すべきですか?
最低限、基準プレーンを変更する各信号ビアの近くに2つのグランドビアを配置してください。高速信号(1 Gbps以上)の場合は、信号ビアを囲む3~4つのグランドビアが推奨されます。
Q. ビアフェンスの間隔は重要ですか?
はい。効果的な電磁気的分離のためには、ビアフェンスの間隔は、対象となる最高周波数における波長の10分の1未満である必要があります。3 GHzでは、これは約10mm以下の間隔を意味します。10 GHzでは、間隔は3mm以下である必要があります。より狭い間隔は、より高い周波数でより良い分離を提供します。
学び続ける
標準的なPCB厚さのナビゲーション:PCBプロトタイプに最適な厚さを選択するためのステップバイステップガイド
プリント基板(PCB)の厚さは小さな詳細のように思えるかもしれませんが、電子機器の性能と信頼性に重要な役割を果たします。標準的なPCB厚さは業界の標準となり、機械的安定性、電気的性能、熱管理、部品互換性に影響を与える多くの利点を提供します。この記事では、PCBの厚さの違いがなぜ重要なのかを詳しく見ていき、特定の用途に適した厚さを選択するためのガイドを提供します。これにより、デバイスの信頼性が向上し、性能が強化されます。 標準的なPCB厚さとは? 標準的なPCB厚さとは、回路基板で一般的に使用され、好まれる厚さを指します。公式な単一の標準はありませんが、業界で広く採用されている一般的なサイズがあります。歴史的に、標準的なPCB厚さは1.57 mm(約0.062インチ)であり、これは初期の基板製造で使用されたベークライトシートのサイズに由来します。より薄い厚さのオプションが利用可能であるにもかかわらず、この標準は確立された歴史と既存の製造プロセスとの互換性により、今でも一般的な選択肢となっています。現在では、0.031インチ(0.78 mm)、0.062インチ(1.57 mm)、0.093インチ(2.......
PCB基礎1:プリント基板(PCB)入門
「PCB基礎」シリーズの第一弾へようこそ。このシリーズでは、プリント基板(PCB)の基本的な側面と、現代のエレクトロニクスにおけるその重要な役割について探求していきます。この記事では、PCBの重要性を掘り下げ、PCBを構成する複雑な部品と構造を明らかにし、設計プロセスとそれがPCB製造に与える大きな影響について紹介します。 PCB技術の核心に迫り、それが私たちが日常的に頼るデバイスをどのように動かしているのかを発見する準備をしましょう。 現代のエレクトロニクスにおけるPCBの重要性: 急速に進化する現代のエレクトロニクスの世界において、PCBは私たちの生活に不可欠となったデバイスを実現する上で極めて重要な役割を果たしています。その重要性を探ってみましょう。 複雑な機能の実現: PCBは電子機器の基盤として機能し、さまざまな部品の統合を可能にし、私たちが頼りにしている複雑な機能を実現します。 性能と信頼性の向上: レイアウトを慎重に設計し、回路を最適化することで、PCBは効率的な信号の流れを確保し、干渉を最小限に抑え、今日の要求の厳しい電子システムにとって不可欠な信頼性の高い性能を提供します。 製造......
PCBの標準的な厚さとは?
プリント基板(PCB)は電子機器の基盤であり、電子部品を支える基板として機能します。PCB設計において、厚さはいくつかの重要なプロセスに影響を与えるため、重要なパラメータです。基板の機械的性能だけでなく、電気的特性、加工性、コストにも影響を及ぼします。一般的なPCBの厚さは1.6mmですが、さまざまな目的に適したさらに多くのオプションがあります。PCBの厚さに関するルールと、それを破っても問題ない状況を理解することで、設計者は回路基板が意図したとおりに機能するように決定を下すことができます。 次のプロジェクトでさまざまなPCB厚さのオプションを検討したい場合は、JLCPCBで注文する際に簡単にカスタマイズできます。インスタントオンライン見積もりでは、複数の厚さの価格とリードタイムを比較できます。 標準的なPCBの厚さとは? 1.6mm(0.063インチ)が最も一般的な標準PCB厚さです。この寸法は、強度、製造性、およびほとんどの電子アセンブリとの互換性のバランスが取れているため、業界標準となっています。これらは、PCBアセンブリ でも広く使用されています。1.6mmの基板は、取り扱いには十分な剛性......
FR4 PCB 徹底ガイド:材料の真実、実際の仕様、そして使用すべき(または避けるべき)タイミング
FR-4は秘密のコードではなく、文字通り難燃性(グレード4)を意味します。PCB用語では、FR-4はガラス強化エポキシ積層板に対するNEMA(全米電気工業会)のグレード指定です。これは、難燃性添加剤を含むエポキシ樹脂で結合された織りガラスクロスの複合材と言えます。「FR」は難燃性(Flame Retardant)を意味しますが、これが自動的にUL94 V-0認証を意味するわけではないことに注意してください。単に、樹脂が発火した場合に自己消火するように配合されていることを示します。FR-4は1968年にNEMAによって命名され、それ以来、難燃性の臭素化エポキシにより、G-10などの古いグレードに取って代わりました。 NEMA FR-4グレードの説明: NEMA LI-1規格はFR-4を「工業用積層熱硬化性製品」と定義しており、1999年から軍事仕様(MIL-I-24768)と調和されています。これは基本的に、基板がFR-4の指定を受けるためには、製造元の仕様(MIL-I-24768)に従って、特定の機械的、熱的、および難燃性の要件を満たさなければならないことを意味します。FR-5やFR-6などの他の......
PCB用接着剤:種類、用途、および回路基板実装における最適な代替品
プリント基板は、そのコンポーネントを固定するためにはんだだけを使用するわけではありません。PCB用接着剤、つまり回路基板用接着剤は、過酷な条件下で層とコンポーネントを一緒に接着します。優れた接着剤は、組み立て中に部品を所定の位置に保持し、電気的に絶縁し、湿気を封止し、発熱するチップから熱を拡散させるのに役立ちます。実際、接着剤はマイクロコンポーネントの緩みや位置ずれを防ぐことで、性能にとって非常に重要です。言い換えれば、適切な接着剤は、過酷な使用中にデバイスの電子部品というパズルを確実に接着し続けるのです。 PCBの信頼性と性能における接着剤の役割 耐久性は、ほとんどの場合、静かに評価されるものであり、それはPCB用接着剤のほとんどにも当てはまります。それらは、私たちが日常的に使用するガジェットを、環境からの振動や湿気から守るのに役立ちます。車や飛行機の電子機器では、部品が過酷な条件に耐えられるようにします。また、落下に耐え、信頼性を延長するのにも役立ちます。PCB用接着剤は、電子機器の小型化にも貢献しています。最も小さなチップでさえも強力に保持することで、接着剤は小さな基板にさらに多くの機能を持......
PCBにおけるリターンパスの最適化:高速設計におけるノイズ最小化と信号完全性最大化の戦略
すべてのPCB設計者が前腕に(もちろん比喩的に)刻み込むべき基本的な真実があります。それは、すべての信号電流にはリターン電流が必要であるということです。低インピーダンスの経路を提供するために時間をかけなければ、電流は利用可能なものは何でも探し求めることになり、非常に望ましくないホットスポットが発生することになります。電流ループという概念全体が、リターンをこれほど困難にしている理由です。基本的に、信号がポイントAとポイントBの間を通過するとき、ループが形成されます。信号は一方向に進み、リターンはポイントBとポイントAの間を反対方向に進みます。通常はグランドプレーンまたは使用している基準プレーンを通過します。 ループ面積は、インダクタンス、信号が影響を受ける程度、およびそれが生成するEM放射の量を決定します。損傷のないグランドの真上にある信号トレースを考えてみてください。タイトで小さなループでは、低インダクタンス、実質的にゼロの放射、および高いノイズ耐性が得られます。リターンパスが分断または分割されている場合、大きくて曲がりくねったループは、高インダクタンス、より多くの放射、およびノイズの多い信号をも......