PCBの厚さの選び方
1 min
- 異なるPCB厚みの特性と応用
- PCB厚みに影響する主要な要因:
- 適切なPCB厚みの選び方
- 結論:
- PCB厚み選択のFAQ
まず、電子製品の世界では、PCBはしばしば「心臓」と呼ばれ、すべてを接続する重要な部品として基板厚みは重要なパラメータとなります。PCBの厚みが適切に選択されるかどうかは、最終的な電子製品の性能、安定性、信頼性に直接影響します。
PCB厚みの選択プロセスは、製品の応用シナリオ、基板材料、銅層の数など、様々な要因の影響を受けます。したがって、PCB厚みを選択する際には、これらの要因を総合的に考慮する必要があります。
異なるPCB厚みの特性と応用
最も一般的に使用されるPCB厚みは、0.4 mm、0.6 mm、0.8 mm、1.0 mm、1.2 mm、1.6 mm、2.0 mmです。厚みの異なるPCBは、回路性能に異なる影響を与えます。
超薄型PCB(0.6 mm未満)
超薄型PCBは軽量で柔らかく、曲げやすいため、スペース効率が求められる製品に適しています。例えば:
- スマートフォンとタブレット
- ウェアラブルデバイス
- ロボット
- ノートパソコン
- ドローン
これらの製品は非常に薄く軽いPCBを必要とするため、超薄型厚みのPCBを使用することで要件を満たすことができます。しかし、超薄型PCBは相対的に耐荷重能力が弱く、重い部品を必要とする応用には適していません。
中薄型PCB(0.6~1.6 mm)
中薄型PCBは厚みと耐荷重能力の良好なバランスを持ち、コンピューターマザーボードや家電制御基板など、幅広い電子製品に適しています。中板の剛性と安定性は適度であり、ほとんどの応用シナリオに適しています。他の厚みと比較して、中板の価格は比較的低く、経済的です。JLCPCBでは、 0.8mmから1.6mmの厚みのPCBは$2から始まります。
電子業界におけるFR-4基板の最も一般的なPCB厚みは1.6 mm(約62 mil)で、標準厚みとしても知られています。これは通常、民生用電子機器、スマートホーム、産業制御などの一般的な応用に使用されます。これらの応用は特に高い機械的強度や導電特性を必要としないため、デフォルトの厚みで十分と考えられています。
厚型PCB(1.6 mm以上)
厚型PCBは高い耐荷重能力と剛性を提供し、高出力および重い部品の搭載を必要とする電子製品に適しています。厚型PCBは過酷な環境下での使用にも適しています。これらの応用には:
- 産業制御基板
- 自動車回路基板
- 航空宇宙
- 鉄道輸送
これらの応用は高い機械的強度と耐久性を持つPCBを必要とします。
また、外形寸法が大きなPCBにも使用され、通常の厚みのPCBでは変形や曲がりが生じ始めます。しかし、厚型基板は比較的高価で加工が困難です。
PCB厚みに影響する主要な要因:
1. PCBの層数:回路基板の銅層が多いほど、通常厚みが大きくなります。
2. 信号タイプ: 高出力信号を伝送する回路基板は通常、厚い銅層と広い配線を必要としますが、低電力環境の回路基板は薄くすることができます。
3. 材料選択: 異なる材料は異なる厚み特性を持ち、材料の選択は回路基板の厚みに影響を与えます。
4. 動作環境: 過酷な環境(例:高振動や機械的ストレス)では、薄型またはフレキシブル基板が最適な選択肢ではない場合があります。しかし、厚い銅配線は熱容量が大きく放熱性に優れており、大電流や温度変動に適しています。
5. 銅厚み:PCBの全体厚みは、持つ銅層の厚みの影響を受けます。2オンスまたは3オンスの銅のような厚い銅層は、薄い銅層と比較して全体厚みに大きな影響を与えます。1オンスの銅よりも大きく寄与します。
6. 特殊要件: 高密度基板や独特な環境で使用される回路基板など、特定の応用ではカスタマイズされた回路基板厚みが必要となる場合があります。
適切なPCB厚みの選び方
PCBタイプを選択する際には、回路基板の厚みが応用要件に適しているかどうかを考慮する必要があります。一般的に、PCBの厚みを選択する際には、以下の要因を考慮すべきです:
応用要件と性能要件の明確化:PCB厚みを選択する前に、応用性能要件、様々なシナリオ、および部品耐荷重要件を明確に理解することが重要です。これにより、選択した厚みが製品の特定要件を満たすことが保証されます。
回路基板の安全性: 回路基板が高電圧または大電流を処理する必要がある場合は、安全な動作と適切な絶縁距離/クリープ距離を確保するために、厚いPCBを推奨します。
回路基板の機械的特性: 回路基板が高い機械的影響に耐える必要がある場合は、その機械的強度を確保するために厚いPCBを選択することが推奨されます
製造コスト:PCBが厚いほど、製造コストが高くなります。したがって、PCBを選択する際には、製品性能を確保しながら、製造技術の成熟度とPCB厚みのコストも考慮することが重要です。
一般的に、カスタムPCB層厚みを受け取るまでの納期は、異例の厚み仕様のため長くなることが予想されます。
結論:
適切なPCB厚みを選択することは、最適な基板性能と信頼性を確保する上で重要な要因です。エンジニアの応用要件、コスト、製造能力などの要因を考慮に入れ、JLCPCBはPCB製造業者として、1層から20層までのPCB生産をサポートし、0.7mmから2.5mmまでの厚み範囲を提供しています。エンジニアは特定の要件に基づいて適切な厚みを選択できます。標準的なFR-4が必要か、特殊な材料が必要かにかかわらず、JLCPCBは特定の厚み要件を満たすカスタマイズソリューションを提供できます。
PCB厚み選択のFAQ
1. 標準的なPCB厚みは何ですか?
回答:電子業界におけるFR-4基板の最も一般的なPCB厚みは1.6 mm(約62 mil)で、標準厚みとしても知られています。これは一般的な民生用電子機器、スマートホームデバイス、産業制御で広く使用されています。
2. 超薄型PCB(0.6 mm未満)を選択すべきタイミングは?
回答:超薄型PCBは、スマートフォン、タブレット、ウェアラブルデバイス、ノートパソコン、ドローン、ロボットなど、最小限のスペースと軽量設計が必要な応用に最適です。しかし、耐荷重能力が低く、重い部品には適していません。
3. PCB厚み選択に影響する主な要因は何ですか?
回答:主な要因には、層数、信号タイプ(高出力信号には厚い基板が必要)、材料選択、動作環境(過酷な条件では厚い基板が有利)、銅厚み(厚い銅は全体厚みを増加させる)、高密度設計などの特殊要件が含まれます。
4. 厚型PCB(1.6 mm以上)を選択する理由は?
回答:厚型PCBは高い機械的強度、優れた耐荷重能力、大きな耐久性を提供し、高出力部品、産業制御基板、自動車電子機器、航空宇宙、変形に抵抗する大型外形基板に適しています。
5. 動作環境はPCB厚みの選択にどのように影響しますか?
回答:高い機械的ストレス、振動、または極端な温度の過酷な環境では、より良い安定性と耐久性のために厚型PCBが好まれます。超薄型またはフレキシブル基板はこのような条件に耐えられない場合があり、厚い銅は大電流時の放熱性も改善します。
学び続ける
標準的なPCB厚さのナビゲーション:PCBプロトタイプに最適な厚さを選択するためのステップバイステップガイド
プリント基板(PCB)の厚さは小さな詳細のように思えるかもしれませんが、電子機器の性能と信頼性に重要な役割を果たします。標準的なPCB厚さは業界の標準となり、機械的安定性、電気的性能、熱管理、部品互換性に影響を与える多くの利点を提供します。この記事では、PCBの厚さの違いがなぜ重要なのかを詳しく見ていき、特定の用途に適した厚さを選択するためのガイドを提供します。これにより、デバイスの信頼性が向上し、性能が強化されます。 標準的なPCB厚さとは? 標準的なPCB厚さとは、回路基板で一般的に使用され、好まれる厚さを指します。公式な単一の標準はありませんが、業界で広く採用されている一般的なサイズがあります。歴史的に、標準的なPCB厚さは1.57 mm(約0.062インチ)であり、これは初期の基板製造で使用されたベークライトシートのサイズに由来します。より薄い厚さのオプションが利用可能であるにもかかわらず、この標準は確立された歴史と既存の製造プロセスとの互換性により、今でも一般的な選択肢となっています。現在では、0.031インチ(0.78 mm)、0.062インチ(1.57 mm)、0.093インチ(2.......
PCB基礎1:プリント基板(PCB)入門
「PCB基礎」シリーズの第一弾へようこそ。このシリーズでは、プリント基板(PCB)の基本的な側面と、現代のエレクトロニクスにおけるその重要な役割について探求していきます。この記事では、PCBの重要性を掘り下げ、PCBを構成する複雑な部品と構造を明らかにし、設計プロセスとそれがPCB製造に与える大きな影響について紹介します。 PCB技術の核心に迫り、それが私たちが日常的に頼るデバイスをどのように動かしているのかを発見する準備をしましょう。 現代のエレクトロニクスにおけるPCBの重要性: 急速に進化する現代のエレクトロニクスの世界において、PCBは私たちの生活に不可欠となったデバイスを実現する上で極めて重要な役割を果たしています。その重要性を探ってみましょう。 複雑な機能の実現: PCBは電子機器の基盤として機能し、さまざまな部品の統合を可能にし、私たちが頼りにしている複雑な機能を実現します。 性能と信頼性の向上: レイアウトを慎重に設計し、回路を最適化することで、PCBは効率的な信号の流れを確保し、干渉を最小限に抑え、今日の要求の厳しい電子システムにとって不可欠な信頼性の高い性能を提供します。 製造......
PCBの標準的な厚さとは?
プリント基板(PCB)は電子機器の基盤であり、電子部品を支える基板として機能します。PCB設計において、厚さはいくつかの重要なプロセスに影響を与えるため、重要なパラメータです。基板の機械的性能だけでなく、電気的特性、加工性、コストにも影響を及ぼします。一般的なPCBの厚さは1.6mmですが、さまざまな目的に適したさらに多くのオプションがあります。PCBの厚さに関するルールと、それを破っても問題ない状況を理解することで、設計者は回路基板が意図したとおりに機能するように決定を下すことができます。 次のプロジェクトでさまざまなPCB厚さのオプションを検討したい場合は、JLCPCBで注文する際に簡単にカスタマイズできます。インスタントオンライン見積もりでは、複数の厚さの価格とリードタイムを比較できます。 標準的なPCBの厚さとは? 1.6mm(0.063インチ)が最も一般的な標準PCB厚さです。この寸法は、強度、製造性、およびほとんどの電子アセンブリとの互換性のバランスが取れているため、業界標準となっています。これらは、PCBアセンブリ でも広く使用されています。1.6mmの基板は、取り扱いには十分な剛性......
FR4 PCB 徹底ガイド:材料の真実、実際の仕様、そして使用すべき(または避けるべき)タイミング
FR-4は秘密のコードではなく、文字通り難燃性(グレード4)を意味します。PCB用語では、FR-4はガラス強化エポキシ積層板に対するNEMA(全米電気工業会)のグレード指定です。これは、難燃性添加剤を含むエポキシ樹脂で結合された織りガラスクロスの複合材と言えます。「FR」は難燃性(Flame Retardant)を意味しますが、これが自動的にUL94 V-0認証を意味するわけではないことに注意してください。単に、樹脂が発火した場合に自己消火するように配合されていることを示します。FR-4は1968年にNEMAによって命名され、それ以来、難燃性の臭素化エポキシにより、G-10などの古いグレードに取って代わりました。 NEMA FR-4グレードの説明: NEMA LI-1規格はFR-4を「工業用積層熱硬化性製品」と定義しており、1999年から軍事仕様(MIL-I-24768)と調和されています。これは基本的に、基板がFR-4の指定を受けるためには、製造元の仕様(MIL-I-24768)に従って、特定の機械的、熱的、および難燃性の要件を満たさなければならないことを意味します。FR-5やFR-6などの他の......
PCB用接着剤:種類、用途、および回路基板実装における最適な代替品
プリント基板は、そのコンポーネントを固定するためにはんだだけを使用するわけではありません。PCB用接着剤、つまり回路基板用接着剤は、過酷な条件下で層とコンポーネントを一緒に接着します。優れた接着剤は、組み立て中に部品を所定の位置に保持し、電気的に絶縁し、湿気を封止し、発熱するチップから熱を拡散させるのに役立ちます。実際、接着剤はマイクロコンポーネントの緩みや位置ずれを防ぐことで、性能にとって非常に重要です。言い換えれば、適切な接着剤は、過酷な使用中にデバイスの電子部品というパズルを確実に接着し続けるのです。 PCBの信頼性と性能における接着剤の役割 耐久性は、ほとんどの場合、静かに評価されるものであり、それはPCB用接着剤のほとんどにも当てはまります。それらは、私たちが日常的に使用するガジェットを、環境からの振動や湿気から守るのに役立ちます。車や飛行機の電子機器では、部品が過酷な条件に耐えられるようにします。また、落下に耐え、信頼性を延長するのにも役立ちます。PCB用接着剤は、電子機器の小型化にも貢献しています。最も小さなチップでさえも強力に保持することで、接着剤は小さな基板にさらに多くの機能を持......
PCBにおけるリターンパスの最適化:高速設計におけるノイズ最小化と信号完全性最大化の戦略
すべてのPCB設計者が前腕に(もちろん比喩的に)刻み込むべき基本的な真実があります。それは、すべての信号電流にはリターン電流が必要であるということです。低インピーダンスの経路を提供するために時間をかけなければ、電流は利用可能なものは何でも探し求めることになり、非常に望ましくないホットスポットが発生することになります。電流ループという概念全体が、リターンをこれほど困難にしている理由です。基本的に、信号がポイントAとポイントBの間を通過するとき、ループが形成されます。信号は一方向に進み、リターンはポイントBとポイントAの間を反対方向に進みます。通常はグランドプレーンまたは使用している基準プレーンを通過します。 ループ面積は、インダクタンス、信号が影響を受ける程度、およびそれが生成するEM放射の量を決定します。損傷のないグランドの真上にある信号トレースを考えてみてください。タイトで小さなループでは、低インダクタンス、実質的にゼロの放射、および高いノイズ耐性が得られます。リターンパスが分断または分割されている場合、大きくて曲がりくねったループは、高インダクタンス、より多くの放射、およびノイズの多い信号をも......