PCBに使用される材料の理解:選定、種類、および重要性
1 min
- PCBに使用される材料の種類
- PCBに使用される基板の種類
- PCBに使用される銅箔の種類
- PCBに使用されるソルダーマスクの種類
- PCBに使用される接着剤の種類
- PCBに使用される材料に関するFAQ
- 結論
重要なポイント
- FR-4は、最も費用対効果が高く信頼性の高いPCBのための定番材料です。
- 高周波およびRFアプリケーションには、信号損失を低減するためにRogers材を使用します。
- より厚い銅箔(2oz)は、電流容量と放熱性を向上させます。
- 多層基板では、熱安定性を高めるために高Tg基板を選択してください。
- グリーンのLPIソルダーマスクは、性能と検査の最良のバランスを提供します。
プリント基板(PCB)は、現代のエレクトロニクスに不可欠なコンポーネントです。これらの基板は電子部品を接続および支持し、電気信号と電力を伝送するための安定したプラットフォームを提供します。一般的なPCBは、複数の層の材料が積層されて1つのユニットを形成しています。
PCBは電子機器製造プロセスにおいて不可欠な部分です。民生用電子機器から自動車や航空宇宙用途に至るまであらゆるものに使用されており、電子機器の機能にとって重要です。
PCBに使用される材料の種類
1. 基板
基板はPCBのベース材料であり、他の材料が堆積される基礎となります。基板は通常、ガラス繊維強化エポキシ樹脂、別名FR-4で作られています。他のタイプの基板としては、CEM-1、CEM-3、ポリイミド(PI)、Rogersなどがあります。基板の選択は、動作温度、誘電率、コストなどの特定の要件によって異なります。
基板を選択する際の一般的な基準は次のとおりです。
- 誘電率: 誘電率は、基板が電気エネルギーを蓄える能力の尺度です。誘電率が高いと、特に高速デジタル回路やRF回路において、信号損失や干渉を引き起こす可能性があります。
- Tg(ガラス転移温度): Tgは、基板が剛直な状態から柔軟な状態に変化する温度です。自動車や航空宇宙エレクトロニクスなどの高温用途では、はんだ付けや動作中に基板の機械的安定性を維持するのに役立つため、高いTgが必要です。
- CTE(熱膨張係数): CTEは、温度変化に伴う基板の膨張または収縮の傾向の尺度です。PCBが広い温度範囲にわたってその形状と寸法を維持しなければならない用途では、低いCTEが必要であり、はんだ接合部の故障やビアのクラックのリスクを低減します。
- 吸湿性: 湿気を吸収する基板は、組み立てや動作中に剥離やその他の問題を引き起こす可能性があります。ほとんどの用途、特に湿気の多い環境や屋外環境では、低吸湿性が望ましいです。
実際には、適切な基板を選択するには、しばしばトレードオフが伴います。例えば、高周波性能に優れた材料は、コストが高かったり、機械的強度が低かったりする場合があります。これらの特性を理解することで、設計者は最終製品においてより高い信頼性と信号整合性を実現できます。
2. 銅箔
銅箔は、PCBの表面に導電性の配線パターンを作成するために使用されます。銅箔には、圧延銅箔と電解銅箔の2種類があります。銅箔の選択は、PCBに必要な厚さ、純度、表面粗さなどの要因によって異なります。
- 厚さ: 銅箔の厚さは、配線の電流容量を決定します。大電流アプリケーションには、より厚い箔が必要です。
- 純度: 純度の高い銅箔は導電性が高く、基板への密着性に優れています。
- 表面粗さ: 銅箔の表面粗さは、ソルダーマスクの密着性とはんだ接合部の品質に影響を与えます。
3. ソルダーマスク
ソルダーマスクは、はんだ付けプロセス中にはんだブリッジやその他の欠陥を防ぐためにPCBの表面に塗布される保護コーティングです。ソルダーマスクの種類には、液状フォトイメージャブルソルダーマスク(LPI)、ドライフィルムソルダーマスク(DFSM)、または熱硬化型ソルダーマスク(TCS)があります。ソルダーマスクの選択は、PCBに必要な耐薬品性、密着性、絶縁抵抗などの要因によって異なります。
- 耐薬品性: ソルダーマスクは、PCBアセンブリプロセスで使用される薬品に対して耐性がなければなりません。
- 密着性: ソルダーマスクは、剥離やその他の問題を防ぐために、基板と銅箔にしっかりと密着する必要があります。
- 絶縁抵抗: ソルダーマスクは、短絡を防ぐために配線の周囲に十分な絶縁を提供する必要があります。
4. シルクスクリーン
シルクスクリーンは、PCBの表面にテキストやグラフィックを印刷するために使用されます。シルクスクリーンは通常、次の2つのタイプに分類されます。
部品シルクスクリーン: このタイプのシルクスクリーンは、リファレンス指定子、部品外形、およびPCB上の部品を識別するのに役立つその他の情報を印刷するために使用されます。部品シルクスクリーンは通常、白または黒のインクで印刷され、PCBの部品面に配置されます。
レジェンドシルクスクリーン: このタイプのシルクスクリーンは、基板名、会社のロゴ、その他の関連情報など、PCBに関する追加情報を提供するテキストやグラフィックを印刷するために使用されます。レジェンドシルクスクリーンは通常、白または黒のインクで印刷され、PCBのはんだ面に配置されます。
- 視認性: シルクスクリーンは、さまざまな照明条件下およびさまざまな角度から読み取り可能でなければなりません。
- 耐久性: シルクスクリーンは、PCBの組み立ておよび動作中の摩耗や損傷に耐性がなければなりません。
5. 接着剤
接着剤は、PCBの異なる層を互いに接着するために使用されます。PCBで使用される最も一般的なタイプの接着剤は、エポキシ樹脂とアクリル接着剤です。接着剤の選択は、熱安定性や耐薬品性などの要因によって異なります。
- 熱安定性: 接着剤は、広い温度範囲にわたってその接着強度を維持しなければなりません。
- 耐薬品性: 接着剤は、PCBアセンブリプロセスで使用される薬品に対して耐性がなければなりません。
- 耐湿性: 接着剤は、剥離やその他の問題を防ぐために湿気に耐性がなければなりません。
PCBの材料を選択する際には、しばしば異なる特性間のトレードオフが伴います。例えば、高いTgを持つ基板はCTEが低いかもしれませんが、より高価になる可能性もあります。同様に、高純度の銅箔は導電性が高いかもしれませんが、より高価になる可能性もあります。材料の選択はPCBの特定の要件に依存し、多くの場合、異なる特性間のバランスが必要とされます。
PCBに使用される基板の種類
FR-4 基板
FR-4基板は、PCBで使用される最も一般的なタイプの基板です。エポキシ樹脂を含浸させたガラス繊維織布で作られています。FR-4基板は、低誘電率や優れた絶縁抵抗など、優れた電気的特性を備えています。また、高いTgを持ち、高温用途に適しています。FR-4基板は比較的低コストで、市場で広く入手可能です。
バランスの取れた性能により、FR-4はエレクトロニクス業界の主力材料となっています。優れた機械的強度、難燃性、加工性を備えており、単純な片面基板から複雑な多層設計まで、あらゆるものに最適です。実際のアプリケーションでは、FR-4は動作温度が中程度の民生用電子機器、産業用制御機器、自動車システムにおいて信頼性の高い性能を発揮します。
ポリイミド(PI)基板
ポリイミド(PI)基板は、高温耐性が要求される用途で使用されます。FR-4基板よりも高いTgを持ち、航空宇宙や産業用エレクトロニクスの用途に適しています。PI基板は柔軟性もあるため、フレキシブルPCBでの使用に適しています。ただし、PI基板はFR-4基板よりも高価であり、吸湿率が高くなります。
ポリイミドの柔軟性と耐熱性は、繰り返しの曲げや極端な温度変化を伴う用途で特に価値があります。コストが高く、吸湿性に敏感であるため、適切な封止やコーティングなどの慎重な設計上の考慮が必要ですが、PIは剛直な材料では達成できない、薄く、軽量で、信頼性の高いフレキシブル回路の作成を可能にします。
Rogers基板
Rogers基板は、信号損失が懸念される用途で使用される一種の高周波基板です。低誘電率と低誘電正接を持ち、高周波アプリケーションに適しています。Rogers基板はFR-4基板よりも高価で、Tgが低くなります。
高周波設計では、誘電特性のわずかな違いでも、重大な信号劣化、インピーダンス不整合、挿入損失の増加を引き起こす可能性があります。Rogers材料はこれらの課題に効果的に対処し、広い周波数範囲と温度変化にわたって安定した電気的性能を提供します。これにより、標準的なFR-4ではもはや十分ではない、5G基地局、レーダーシステム、高速データ伝送機器などの高度なアプリケーションに不可欠です。
PCBに使用される銅箔の種類
圧延銅箔
圧延銅箔は、銅のシートを一連のローラーで加工して製造されます。圧延銅箔は電解銅箔よりも薄く、表面が滑らかです。圧延銅箔は、ファインピッチ回路や高周波回路など、薄くて高品質の銅表面が必要な用途で使用されます。
電解銅箔
電解銅箔は、電解めっきプロセスを使用して薄い基板上に銅の層を堆積させることによって作成されます。電解銅箔は圧延銅箔よりも厚く、表面が粗くなっています。電解銅箔は、電源や大電流回路など、高い電流容量が必要な用途で使用されます。
銅箔の厚さ(一般的に1ozや2ozなどのオンスで表されます)は、配線の電流容量と放熱能力を直接決定します。設計者は、最適な電気的および熱的性能を達成するために、銅の重さと配線幅、製造能力、コストのバランスを取る必要があります。
PCBに使用されるソルダーマスクの種類
PCBで使用される最も一般的な3種類のソルダーマスクは次のとおりです。
液状フォトイメージャブルソルダーマスク(LPI)
LPIソルダーマスクは、PCBの表面に塗布され、フォトマスクを介して紫外線(UV)光に露光される液状材料です。UV光に露光されなかった領域は洗い流され、PCB上に目的のソルダーマスクパターンが残ります。LPIソルダーマスクは、塗布が容易で、高解像度であり、基板への優れた密着性があるため人気があります。また、さまざまな色が用意されており、PCBの色分けに適しています。ただし、LPIソルダーマスクは他のタイプのソルダーマスクよりも高価になる可能性があり、高周波アプリケーションでは信号の完全性に影響を与える可能性があります。
ドライフィルムソルダーマスク(DFSM)
DFSMソルダーマスクは、PCBの表面にラミネートされるドライフィルム材料です。フィルムはフォトマスクを介してUV光に露光され、露光されなかった領域が除去され、PCB上に目的のソルダーマスクパターンが残ります。DFSMソルダーマスクは、低コスト、塗布の容易さ、基板への優れた密着性により人気があります。ただし、DFSMソルダーマスクはLPIソルダーマスクよりも精度が低く、表面仕上げがわずかに粗くなる可能性があります。
熱硬化型ソルダーマスク(TCS)
TCSソルダーマスクは、PCBの表面に塗布され、熱にさらされることで硬化する液状材料です。TCSソルダーマスクは通常、高温用途で使用され、最大300°Cの温度に耐えることができます。TCSソルダーマスクは、高い耐薬品性と基板への優れた密着性により人気があります。ただし、TCSソルダーマスクは他のタイプのソルダーマスクよりも塗布が難しく、追加の処理工程が必要になる場合があります。
PCBに使用される接着剤の種類
PCBで使用される最も一般的な3種類の接着剤は次のとおりです。
エポキシ樹脂接着剤
エポキシ樹脂接着剤は、PCB製造で使用される一般的なタイプの接着剤です。優れた接着性と熱安定性を提供し、高温用途に適しています。エポキシ樹脂接着剤は薬品や湿気にも強く、過酷な環境に最適です。エポキシ樹脂接着剤は通常、PCBの表面に薄い層を塗布し、熱にさらして硬化させます。
アクリル接着剤
アクリル接着剤は、PCB製造で使用されるもう1つの一般的なタイプの接着剤です。良好な接着性と耐薬品性を提供し、過酷な環境での使用に適しています。アクリル接着剤は紫外線や湿気にも強く、屋外用途に最適です。アクリル接着剤は通常、PCBの表面に薄膜として塗布され、熱にさらして硬化させます。
ポリウレタン接着剤
ポリウレタン接着剤は、優れた接着強度と柔軟性のためにPCB製造で使用されるタイプの接着剤です。フレキシブルPCBや柔軟性が要求されるその他の用途で一般的に使用されます。ポリウレタン接着剤は薬品や湿気にも強く、過酷な環境に最適です。ポリウレタン接着剤は通常、PCBの表面に薄膜として塗布され、熱にさらして硬化させます。
これらの接着剤に加えて、多層PCB構造では、プリプレグシート(Bステージエポキシ樹脂を含浸させたガラスクロス)が主要な接着材料として広く使用されています。プリプレグは層を接着するだけでなく、銅層間の一貫した誘電体スペーシングを提供します。これはインピーダンス制御と基板全体の信頼性にとって重要です。接着材料の適切な選択と処理は、剥離を防ぎ、熱的および機械的ストレス下での長期的な性能を確保するために不可欠です。
手頃な価格で高品質なPCB製造
製造、アセンブリ、部品調達のオールインワンソリューションで時間とコストを節約します。
ベンダー調整の手間を減らし、分割出荷を回避し、予算を圧迫することなく、一貫した信頼性の高い品質を実現します。今すぐ見積もりを取得 >
PCBに使用される材料に関するFAQ
Q: 最も一般的に使用されるPCB基板は何ですか?またその理由は?
FR-4が圧倒的に最も一般的に使用される基板です。電気的性能、機械的強度、コスト、製造性の優れたバランスを提供し、民生用電子機器、産業用、汎用アプリケーションの大部分に適しています。
Q: FR-4ではなくRogers材料を選択すべきなのはどのような場合ですか?
高周波、RF、またはマイクロ波回路(通常1 GHz以上)を設計する場合、Rogers基板を選択する必要があります。Rogers材料はFR-4と比較して低い誘電率と非常に低い信号損失を提供し、5G、アンテナ、高速アプリケーションで信号の完全性を維持するために重要です。
Q: 標準FR-4と高Tg FR-4の違いは何ですか?
標準FR-4のTgは通常約130~140°Cですが、高Tg FR-4は約150~170°C以上のTgを提供します。高Tg材料は、より優れた熱安定性、剥離リスクの低減、鉛フリーはんだ付け時および高温動作環境での信頼性向上を実現します。
Q: 銅の厚さ(重さ)はPCBの性能にどのように影響しますか?
より厚い銅(例:1ozではなく2oz)は電流容量を増加させ、放熱性を向上させるため、パワーエレクトロニクスに有益です。ただし、最小配線幅/間隔が制限されたり、製造コストが増加する可能性があります。1ozはほとんどの一般的な設計における標準的な選択肢です。
Q: 推奨されるソルダーマスクの色とその理由は?
グリーンのソルダーマスクが最も推奨され、広く使用されています。自動光学検査(AOI)に最適なコントラストを提供し、シルクスクリーンの優れた読みやすさを実現し、通常最も最適化された費用対効果の高いオプションです。美観や視覚的要件が重要な場合には、他の色(青、黒、白など)も利用可能です。
結論
技術が進歩し続けるにつれて、より小型で、より高速で、より強力な電子機器への需要が、PCB向けの新しい材料と技術の開発を促進し続けるでしょう。PCBの設計と製造における材料選択の重要性はますます高まり、設計者とメーカーは材料科学と技術の最新の開発動向を常に把握しておく必要があります。
要約すると、PCBの材料選択は設計および製造プロセスにおける重要なステップであり、異なる特性間のトレードオフのバランスを取りながら、PCBの特定の要件を満たす材料を選択することが不可欠です。高品質の材料の使用と、注意深い設計および製造プロセスにより、信頼性が高く、性能が良く、長寿命のPCBが実現します。
学び続ける
標準的なPCB厚さのナビゲーション:PCBプロトタイプに最適な厚さを選択するためのステップバイステップガイド
プリント基板(PCB)の厚さは小さな詳細のように思えるかもしれませんが、電子機器の性能と信頼性に重要な役割を果たします。標準的なPCB厚さは業界の標準となり、機械的安定性、電気的性能、熱管理、部品互換性に影響を与える多くの利点を提供します。この記事では、PCBの厚さの違いがなぜ重要なのかを詳しく見ていき、特定の用途に適した厚さを選択するためのガイドを提供します。これにより、デバイスの信頼性が向上し、性能が強化されます。 標準的なPCB厚さとは? 標準的なPCB厚さとは、回路基板で一般的に使用され、好まれる厚さを指します。公式な単一の標準はありませんが、業界で広く採用されている一般的なサイズがあります。歴史的に、標準的なPCB厚さは1.57 mm(約0.062インチ)であり、これは初期の基板製造で使用されたベークライトシートのサイズに由来します。より薄い厚さのオプションが利用可能であるにもかかわらず、この標準は確立された歴史と既存の製造プロセスとの互換性により、今でも一般的な選択肢となっています。現在では、0.031インチ(0.78 mm)、0.062インチ(1.57 mm)、0.093インチ(2.......
PCB基礎1:プリント基板(PCB)入門
「PCB基礎」シリーズの第一弾へようこそ。このシリーズでは、プリント基板(PCB)の基本的な側面と、現代のエレクトロニクスにおけるその重要な役割について探求していきます。この記事では、PCBの重要性を掘り下げ、PCBを構成する複雑な部品と構造を明らかにし、設計プロセスとそれがPCB製造に与える大きな影響について紹介します。 PCB技術の核心に迫り、それが私たちが日常的に頼るデバイスをどのように動かしているのかを発見する準備をしましょう。 現代のエレクトロニクスにおけるPCBの重要性: 急速に進化する現代のエレクトロニクスの世界において、PCBは私たちの生活に不可欠となったデバイスを実現する上で極めて重要な役割を果たしています。その重要性を探ってみましょう。 複雑な機能の実現: PCBは電子機器の基盤として機能し、さまざまな部品の統合を可能にし、私たちが頼りにしている複雑な機能を実現します。 性能と信頼性の向上: レイアウトを慎重に設計し、回路を最適化することで、PCBは効率的な信号の流れを確保し、干渉を最小限に抑え、今日の要求の厳しい電子システムにとって不可欠な信頼性の高い性能を提供します。 製造......
PCBの標準的な厚さとは?
プリント基板(PCB)は電子機器の基盤であり、電子部品を支える基板として機能します。PCB設計において、厚さはいくつかの重要なプロセスに影響を与えるため、重要なパラメータです。基板の機械的性能だけでなく、電気的特性、加工性、コストにも影響を及ぼします。一般的なPCBの厚さは1.6mmですが、さまざまな目的に適したさらに多くのオプションがあります。PCBの厚さに関するルールと、それを破っても問題ない状況を理解することで、設計者は回路基板が意図したとおりに機能するように決定を下すことができます。 次のプロジェクトでさまざまなPCB厚さのオプションを検討したい場合は、JLCPCBで注文する際に簡単にカスタマイズできます。インスタントオンライン見積もりでは、複数の厚さの価格とリードタイムを比較できます。 標準的なPCBの厚さとは? 1.6mm(0.063インチ)が最も一般的な標準PCB厚さです。この寸法は、強度、製造性、およびほとんどの電子アセンブリとの互換性のバランスが取れているため、業界標準となっています。これらは、PCBアセンブリ でも広く使用されています。1.6mmの基板は、取り扱いには十分な剛性......
FR4 PCB 徹底ガイド:材料の真実、実際の仕様、そして使用すべき(または避けるべき)タイミング
FR-4は秘密のコードではなく、文字通り難燃性(グレード4)を意味します。PCB用語では、FR-4はガラス強化エポキシ積層板に対するNEMA(全米電気工業会)のグレード指定です。これは、難燃性添加剤を含むエポキシ樹脂で結合された織りガラスクロスの複合材と言えます。「FR」は難燃性(Flame Retardant)を意味しますが、これが自動的にUL94 V-0認証を意味するわけではないことに注意してください。単に、樹脂が発火した場合に自己消火するように配合されていることを示します。FR-4は1968年にNEMAによって命名され、それ以来、難燃性の臭素化エポキシにより、G-10などの古いグレードに取って代わりました。 NEMA FR-4グレードの説明: NEMA LI-1規格はFR-4を「工業用積層熱硬化性製品」と定義しており、1999年から軍事仕様(MIL-I-24768)と調和されています。これは基本的に、基板がFR-4の指定を受けるためには、製造元の仕様(MIL-I-24768)に従って、特定の機械的、熱的、および難燃性の要件を満たさなければならないことを意味します。FR-5やFR-6などの他の......
PCB用接着剤:種類、用途、および回路基板実装における最適な代替品
プリント基板は、そのコンポーネントを固定するためにはんだだけを使用するわけではありません。PCB用接着剤、つまり回路基板用接着剤は、過酷な条件下で層とコンポーネントを一緒に接着します。優れた接着剤は、組み立て中に部品を所定の位置に保持し、電気的に絶縁し、湿気を封止し、発熱するチップから熱を拡散させるのに役立ちます。実際、接着剤はマイクロコンポーネントの緩みや位置ずれを防ぐことで、性能にとって非常に重要です。言い換えれば、適切な接着剤は、過酷な使用中にデバイスの電子部品というパズルを確実に接着し続けるのです。 PCBの信頼性と性能における接着剤の役割 耐久性は、ほとんどの場合、静かに評価されるものであり、それはPCB用接着剤のほとんどにも当てはまります。それらは、私たちが日常的に使用するガジェットを、環境からの振動や湿気から守るのに役立ちます。車や飛行機の電子機器では、部品が過酷な条件に耐えられるようにします。また、落下に耐え、信頼性を延長するのにも役立ちます。PCB用接着剤は、電子機器の小型化にも貢献しています。最も小さなチップでさえも強力に保持することで、接着剤は小さな基板にさらに多くの機能を持......
PCBにおけるリターンパスの最適化:高速設計におけるノイズ最小化と信号完全性最大化の戦略
すべてのPCB設計者が前腕に(もちろん比喩的に)刻み込むべき基本的な真実があります。それは、すべての信号電流にはリターン電流が必要であるということです。低インピーダンスの経路を提供するために時間をかけなければ、電流は利用可能なものは何でも探し求めることになり、非常に望ましくないホットスポットが発生することになります。電流ループという概念全体が、リターンをこれほど困難にしている理由です。基本的に、信号がポイントAとポイントBの間を通過するとき、ループが形成されます。信号は一方向に進み、リターンはポイントBとポイントAの間を反対方向に進みます。通常はグランドプレーンまたは使用している基準プレーンを通過します。 ループ面積は、インダクタンス、信号が影響を受ける程度、およびそれが生成するEM放射の量を決定します。損傷のないグランドの真上にある信号トレースを考えてみてください。タイトで小さなループでは、低インダクタンス、実質的にゼロの放射、および高いノイズ耐性が得られます。リターンパスが分断または分割されている場合、大きくて曲がりくねったループは、高インダクタンス、より多くの放射、およびノイズの多い信号をも......