PCBの標準的な厚さとは?
1 min
- 標準的なPCBの厚さとは?
- PCBの厚さを決定する要因
- 標準的なPCB厚さのオプションと用途
- 適切なPCB厚さの選択方法
- PCBの厚さと層数の関係
- 結論
プリント基板(PCB)は電子機器の基盤であり、電子部品を支える基板として機能します。PCB設計において、厚さはいくつかの重要なプロセスに影響を与えるため、重要なパラメータです。基板の機械的性能だけでなく、電気的特性、加工性、コストにも影響を及ぼします。一般的なPCBの厚さは1.6mmですが、さまざまな目的に適したさらに多くのオプションがあります。PCBの厚さに関するルールと、それを破っても問題ない状況を理解することで、設計者は回路基板が意図したとおりに機能するように決定を下すことができます。
次のプロジェクトでさまざまなPCB厚さのオプションを検討したい場合は、JLCPCBで注文する際に簡単にカスタマイズできます。インスタントオンライン見積もりでは、複数の厚さの価格とリードタイムを比較できます。
標準的なPCBの厚さとは?
1.6mm(0.063インチ)が最も一般的な標準PCB厚さです。この寸法は、強度、製造性、およびほとんどの電子アセンブリとの互換性のバランスが取れているため、業界標準となっています。これらは、PCBアセンブリ でも広く使用されています。1.6mmの基板は、取り扱いには十分な剛性がありながら、コンパクトなデバイスに収まるほど薄くなっています。ただし、1.6mmだけが唯一の選択肢ではありません。他に広く入手可能な厚さは次のとおりです。
- 0.8 mm – コンパクトな民生用電子機器で人気。
- 1.0 mm – 携帯端末や小型フォームファクタの基板でよく使用される。
- 2.0 mm~2.4 mm – 特に剛性が必要な場合に選択される。
- 3.2 mm – 強度が重要なパワーエレクトロニクスや産業用基板に適用。
これらはさまざまな設計目標を満たすために利用可能ですが、汎用PCB製造では1.6mmが依然として標準的な厚さです。
PCBの厚さを決定する要因
層数
PCBの層数は、アセンブリ全体の厚さに大きく影響します。基本的な2層PCBは、1.6mm以内に簡単に収めることができます。ただし、4層や高速制御インピーダンス設計の多層基板などのより複雑な基板では、内部の誘電体層と銅層の厚さを調整することで、同じ厚さを実現します。これにより、1.6mm以内で8~12層、さらにはそれ以上の層を持つPCBを高度な設計で製造できますが、誘電体層を薄くする必要があります。12層を超える場合、十分な耐久性と製造性を確保するために、全体的な厚さを増やす必要があることがよくあります。
機械的強度
PCBが厚いほど、硬くなり、曲がったり反ったりしにくくなります。これらは、自動車用電子機器、産業用機器、または乱暴に扱われる可能性のある多くのコネクタを備えた基板などの用途に最適です。一方、薄いPCBは、フォームファクタと柔軟性がより重要となるウェアラブル、スマートフォン、フレキシブルPCBなどに実装されます。適切な比率は、耐久性とタイプ性能にとって重要です。PCBの熱特性も厚さに応じて変化します。
電気的性能
PCBの厚さは、基板の電気的特性にも影響を与えます。例えば、制御インピーダンスの使用は、高速および/または高周波設計にとって重要です。銅プレーン間の誘電体層の厚さは、信号品質と交換に直接影響を与え、したがって全体的な信号整合性に影響を与えます。設計者は多くの場合、PCBメーカーと相談して、特定のアプリケーションに最適なスタックアップと厚さを決定し、安定した信頼性の高い電気的性能を実現します。
製造基準とコスト
より良い選択肢は、1.6mmなどの標準的な厚さにすることです。これはIPC-2221規格のPCB厚さに準拠しており、ほとんどのPCB製造ハウスで定期的に使用されています。さらに、これらのオプションは入手と製造が容易で、コストも低くなります。厚いまたは薄いPCBも可能ですが、これらはリードタイムと全体的なPCB製造コストを増加させます。
標準的なPCB厚さのオプションと用途
以下の厚さ範囲は業界で一般的に使用されており、それぞれ異なる用途に適しています。
| PCB厚さ | 代表的な用途 |
| 0.2~0.5 mm | フレキシブルPCB、超薄型デバイス、コンパクトセンサー |
| 0.8~1.0 mm | 民生用電子機器、携帯端末、コンパクトモジュール |
| 1.6 mm(標準) | 汎用電子機器、コンピュータ、通信基板 |
| 2.0~2.4 mm | 自動車用PCB、産業用コントローラ、大型コネクタを備えた基板 |
| 3.2 mm | パワーエレクトロニクス、長寿命産業用システム |
これは、1.6mmが普遍的な標準であることを示していますが、設計者は性能と機械的要件に応じて厚さを自由に選択できます。
適切なPCB厚さの選択方法
電気的要件を考慮する
高速PCBを設計する場合、正確なインピーダンス制御が求められます。1.6mmのスタックアップでより薄い誘電体を使用すると、信号トレースは均一なインピーダンスを維持します。インピーダンスは、RFや高周波基板と同様に、伝搬遅延や信号損失に影響を与え、比例します。設計者は、厚さを選択する前にインピーダンスの指定値を計算する必要があります。
機械的要件を考慮する
基板が物理的ストレス、振動、またはコネクタの嵌合にさらされる可能性がある場合は、厚さを2.0mm以上に増やすと効果的です。一方、薄い基板は、ポータブルデバイス、ウェアラブルデバイス、ハンドヘルド機器に適しています。
製造とコストを考慮する
1.6mm/1.2mmなどの一般的な厚さは、より入手しやすく安価です。独自のプロジェクトではカスタム構成が必要になる場合がありますが、通常は製造コストが高くなり、リードタイムが長くなります。業界標準と受容性に準拠することで、生産の追跡が容易になります。
PCBの厚さと層数の関係
厚い基板は必ずしもより多くの層を意味するわけではなく、これはよくある誤解です。実際、1.6mmの厚さのPCBは、2層から12層程度まで対応可能です。メーカーは、銅層と誘電体層の厚さを変えて、公称寸法内に特定の適合を維持します。
- 2層PCB: シンプル、低コスト、基本的な民生用電子機器で使用。
- 4層PCB: より優れたEMI性能と電源分配を必要とするデバイスに一般的。
- 6層PCB: 通信機器、コンピュータ、中程度の高速設計で使用。
- 8~12層: ネットワーキング、サーバー、ハイエンドFPGA基板向けの高密度基板。
層数が12を超える場合、PCBの製造を可能にし、機械的強度を確保するために、全体的な厚さは通常2.0mmになります。
結論
PCBの厚さは、最初に設計する際には些細なこととして軽視されがちですが、機械的強度、信号品質、層スタックアップの順序、さらには価格にまで影響を及ぼします。PCBにはさまざまな厚さがあり、最も一般的なのは1.6mmの業界標準ですが、0.2mmから3.2mm以上までの範囲があります!性能と製造性のトレードオフを考慮すると、この厚さはほとんどのアプリケーションにとって最適なバランス点です。
学び続ける
標準的なPCB厚さのナビゲーション:PCBプロトタイプに最適な厚さを選択するためのステップバイステップガイド
プリント基板(PCB)の厚さは小さな詳細のように思えるかもしれませんが、電子機器の性能と信頼性に重要な役割を果たします。標準的なPCB厚さは業界の標準となり、機械的安定性、電気的性能、熱管理、部品互換性に影響を与える多くの利点を提供します。この記事では、PCBの厚さの違いがなぜ重要なのかを詳しく見ていき、特定の用途に適した厚さを選択するためのガイドを提供します。これにより、デバイスの信頼性が向上し、性能が強化されます。 標準的なPCB厚さとは? 標準的なPCB厚さとは、回路基板で一般的に使用され、好まれる厚さを指します。公式な単一の標準はありませんが、業界で広く採用されている一般的なサイズがあります。歴史的に、標準的なPCB厚さは1.57 mm(約0.062インチ)であり、これは初期の基板製造で使用されたベークライトシートのサイズに由来します。より薄い厚さのオプションが利用可能であるにもかかわらず、この標準は確立された歴史と既存の製造プロセスとの互換性により、今でも一般的な選択肢となっています。現在では、0.031インチ(0.78 mm)、0.062インチ(1.57 mm)、0.093インチ(2.......
PCB基礎1:プリント基板(PCB)入門
「PCB基礎」シリーズの第一弾へようこそ。このシリーズでは、プリント基板(PCB)の基本的な側面と、現代のエレクトロニクスにおけるその重要な役割について探求していきます。この記事では、PCBの重要性を掘り下げ、PCBを構成する複雑な部品と構造を明らかにし、設計プロセスとそれがPCB製造に与える大きな影響について紹介します。 PCB技術の核心に迫り、それが私たちが日常的に頼るデバイスをどのように動かしているのかを発見する準備をしましょう。 現代のエレクトロニクスにおけるPCBの重要性: 急速に進化する現代のエレクトロニクスの世界において、PCBは私たちの生活に不可欠となったデバイスを実現する上で極めて重要な役割を果たしています。その重要性を探ってみましょう。 複雑な機能の実現: PCBは電子機器の基盤として機能し、さまざまな部品の統合を可能にし、私たちが頼りにしている複雑な機能を実現します。 性能と信頼性の向上: レイアウトを慎重に設計し、回路を最適化することで、PCBは効率的な信号の流れを確保し、干渉を最小限に抑え、今日の要求の厳しい電子システムにとって不可欠な信頼性の高い性能を提供します。 製造......
PCBの標準的な厚さとは?
プリント基板(PCB)は電子機器の基盤であり、電子部品を支える基板として機能します。PCB設計において、厚さはいくつかの重要なプロセスに影響を与えるため、重要なパラメータです。基板の機械的性能だけでなく、電気的特性、加工性、コストにも影響を及ぼします。一般的なPCBの厚さは1.6mmですが、さまざまな目的に適したさらに多くのオプションがあります。PCBの厚さに関するルールと、それを破っても問題ない状況を理解することで、設計者は回路基板が意図したとおりに機能するように決定を下すことができます。 次のプロジェクトでさまざまなPCB厚さのオプションを検討したい場合は、JLCPCBで注文する際に簡単にカスタマイズできます。インスタントオンライン見積もりでは、複数の厚さの価格とリードタイムを比較できます。 標準的なPCBの厚さとは? 1.6mm(0.063インチ)が最も一般的な標準PCB厚さです。この寸法は、強度、製造性、およびほとんどの電子アセンブリとの互換性のバランスが取れているため、業界標準となっています。これらは、PCBアセンブリ でも広く使用されています。1.6mmの基板は、取り扱いには十分な剛性......
FR4 PCB 徹底ガイド:材料の真実、実際の仕様、そして使用すべき(または避けるべき)タイミング
FR-4は秘密のコードではなく、文字通り難燃性(グレード4)を意味します。PCB用語では、FR-4はガラス強化エポキシ積層板に対するNEMA(全米電気工業会)のグレード指定です。これは、難燃性添加剤を含むエポキシ樹脂で結合された織りガラスクロスの複合材と言えます。「FR」は難燃性(Flame Retardant)を意味しますが、これが自動的にUL94 V-0認証を意味するわけではないことに注意してください。単に、樹脂が発火した場合に自己消火するように配合されていることを示します。FR-4は1968年にNEMAによって命名され、それ以来、難燃性の臭素化エポキシにより、G-10などの古いグレードに取って代わりました。 NEMA FR-4グレードの説明: NEMA LI-1規格はFR-4を「工業用積層熱硬化性製品」と定義しており、1999年から軍事仕様(MIL-I-24768)と調和されています。これは基本的に、基板がFR-4の指定を受けるためには、製造元の仕様(MIL-I-24768)に従って、特定の機械的、熱的、および難燃性の要件を満たさなければならないことを意味します。FR-5やFR-6などの他の......
PCB用接着剤:種類、用途、および回路基板実装における最適な代替品
プリント基板は、そのコンポーネントを固定するためにはんだだけを使用するわけではありません。PCB用接着剤、つまり回路基板用接着剤は、過酷な条件下で層とコンポーネントを一緒に接着します。優れた接着剤は、組み立て中に部品を所定の位置に保持し、電気的に絶縁し、湿気を封止し、発熱するチップから熱を拡散させるのに役立ちます。実際、接着剤はマイクロコンポーネントの緩みや位置ずれを防ぐことで、性能にとって非常に重要です。言い換えれば、適切な接着剤は、過酷な使用中にデバイスの電子部品というパズルを確実に接着し続けるのです。 PCBの信頼性と性能における接着剤の役割 耐久性は、ほとんどの場合、静かに評価されるものであり、それはPCB用接着剤のほとんどにも当てはまります。それらは、私たちが日常的に使用するガジェットを、環境からの振動や湿気から守るのに役立ちます。車や飛行機の電子機器では、部品が過酷な条件に耐えられるようにします。また、落下に耐え、信頼性を延長するのにも役立ちます。PCB用接着剤は、電子機器の小型化にも貢献しています。最も小さなチップでさえも強力に保持することで、接着剤は小さな基板にさらに多くの機能を持......
PCBにおけるリターンパスの最適化:高速設計におけるノイズ最小化と信号完全性最大化の戦略
すべてのPCB設計者が前腕に(もちろん比喩的に)刻み込むべき基本的な真実があります。それは、すべての信号電流にはリターン電流が必要であるということです。低インピーダンスの経路を提供するために時間をかけなければ、電流は利用可能なものは何でも探し求めることになり、非常に望ましくないホットスポットが発生することになります。電流ループという概念全体が、リターンをこれほど困難にしている理由です。基本的に、信号がポイントAとポイントBの間を通過するとき、ループが形成されます。信号は一方向に進み、リターンはポイントBとポイントAの間を反対方向に進みます。通常はグランドプレーンまたは使用している基準プレーンを通過します。 ループ面積は、インダクタンス、信号が影響を受ける程度、およびそれが生成するEM放射の量を決定します。損傷のないグランドの真上にある信号トレースを考えてみてください。タイトで小さなループでは、低インダクタンス、実質的にゼロの放射、および高いノイズ耐性が得られます。リターンパスが分断または分割されている場合、大きくて曲がりくねったループは、高インダクタンス、より多くの放射、およびノイズの多い信号をも......