This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

PCB銅箔ベタの基本

初出公開日 Jul 23, 2026, 更新日 Jul 23, 2026

1 min

目次
  • PCB設計における銅ベタ(Copper Pour)とは?
  • 銅ベタの実装:
  • ハッチング銅ベタとベタ銅ベタ
  • JLCPCBによるパネルへの銅ベタ追加
  • 結論
  • PCB銅ベタに関するFAQ

PCB設計における銅ベタ(Copper Pour)とは?

銅ベタ(Copper Pour)とは、PCBの銅箔層の未使用領域を、ベタ状の銅領域で埋める技術を指します。これらの銅領域は電源またはグランドネットに接続され、連続的な導電経路を形成します。銅ベタは主に電源層やグランド層で使用されますが、特定の目的で信号層でも使用されます。

銅ベタの目的と利点:

銅ベタは主に、PCBの銅箔層上の未使用領域を、電源またはグランドネットに接続されたベタ(またはハッチング)銅で埋めるために使用されます。この技術は、パフォーマンスと製造上の大きな利点をもたらしながら、複数の重要な機能を果たします。

主な目的

グランドプレーン:信号に対して低インピーダンスのリターンパスを形成し、電磁干渉(EMI)を低減し、グランドループとノイズを最小限に抑えます。

電源プレーン:ボード全体に電力を均等に分配し、電圧降下を最小限に抑え、全体的な電力安定性を向上させます。

放熱:コンポーネントが発生する熱を拡散するヒートシンクとして機能し、ホットスポットや過熱を防ぎ、長期的な信頼性を向上させます。

追加の利点

信号整合性の向上:一貫したリファレンスプレーンを提供し、干渉を低減することで、銅ベタはクリーンな信号波形を維持し、信号劣化を最小限に抑えるのに役立ちます。これは特に高速設計において重要です。

熱管理の改善:基本的な熱拡散に加えて、効果的な銅ベタはボード全体の熱性能とコンポーネントの寿命を向上させます。

コストと材料効率:追加の配線トレースの必要性を減らすことで銅の使用を最適化し、材料の節約と潜在的な製造コストの削減につながります。

銅ベタの実装:

銅ベタを配置するとは、PCB上の未使用スペースをベタ銅で埋めることを意味します。これはPCB設計の重要な部分であり、主要なPCB設計ソフトウェアはすべて自動的に配置できます。銅ベタは、グランドインピーダンスを下げてEMCを改善し、電圧降下を減らして電力効率を高め、ループ面積を減らしてEMIを軽減するのに役立ちます。

銅ベタ内でのサーマルリリーフパッドの使用

銅は熱伝導率が非常に高い(約380W/(m·K))ため、パッドが隣接する銅プレーンに全方向で完全に接続されていると、はんだ付け中に熱が非常に速く逃げてしまい、はんだ付け不良の原因となります。サーマルリリーフパッドは、放熱を抑え、はんだ付けを容易にするために使用されます。

Use Thermal Relief Pads Within Copper Pour

ハッチング銅ベタとベタ銅ベタ

ご存知のように、PCB上のトレースの分布容量は高周波条件下で影響を及ぼします。トレースの長さがノイズ周波数の対応する波長の1/20より大きい場合、トレースはアンテナとして機能し、このノイズを周囲の空間に放射します。接地が不十分な銅ベタは、このノイズをさらに伝播させる原因となります。したがって、高周波回路では、グランド接続は電気的な連続性を確保するだけでなく、λ/20未満の間隔で配置する必要があります。トレース上のビアは、多層基板のグランドプレーンへの「良好な接地」を実現するのに役立ちます。適切に設計された銅プレーンは、電流容量を増やすだけでなく、EMIも低減します。

一般的に、銅ベタにはベタタイプとハッチングタイプの2つのスタイルがあります。ベタ銅ベタは電流容量を増やし、シールド効果を提供しますが、ウェーブはんだ付け時に反りや銅剥がれを引き起こす可能性があります。これは、ベタ銅ベタにスロットや開口部を設計することで軽減されます。一方、ハッチング銅ベタは主にシールドに使用され、電流容量はあまり高くありません。ハッチング銅ベタは銅面積が減るため、放熱に有利な場合があります。ただし、ハッチング銅ベタの欠点の1つは、それを構成する銅の「セグメント」がEMIを増加させる可能性があることです。これらのセグメントの長さが回路の動作周波数の電気的長さに近い場合、銅ベタ全体が干渉信号を放射する多数のアンテナとして機能するため、回路がまったく動作しなくなる可能性があります。PCB上の回路に合わせて銅ベタのタイプを選択するのが最善です。EMI要件のある高周波回路にはハッチング銅ベタを、低周波または大電流回路にはベタ銅ベタを使用します。

現代のPCB設計では、より高い精度と品質が求められるため、主要なPCBメーカーはすべて低コストのウェットフィルムプロセスを廃止し、優れたドライフィルムプロセスを採用しています。ハッチング銅ベタはドライフィルムプロセスでフィルムにひび割れを引き起こす可能性があるため、可能な限りハッチングではなくベタ銅ベタを使用することをお勧めします。

Hatched and Solid Copper Pour

内層への銅ベタ充填

銅被覆率:エッチング後に内層に残る銅の面積の、基板全体の面積に対する割合。

Copper Fills on Inner Layers

積層:プリプレグを適切なサイズにカットし、内層コアの間、またはコアと銅箔の間に配置します。積層されたスタック(積層体)は加熱・加圧され、プリプレグ層の樹脂を溶融させます。樹脂は流動して隣接する層の銅のない領域を埋め、冷却されると層を結合します。

Laminating

設計上の問題:銅被覆率が低いと、プリプレグからの樹脂が不足した銅の場所を埋めるためにより広範囲に広がる必要があります。その結果、予想よりも薄い基板、銅層の折り目/しわ、樹脂内のボイド、樹脂不足による層間剥離の可能性などの問題が発生します。

Low copper coverage

設計上の提案:可能な限り、基板の空き領域に銅ベタを配置します。高速信号トレースからは少なくとも0.5 mmのクリアランスを確保してください。

Design suggestion

総積層厚と基板厚の計算

理論積層厚

= 外層銅 + 硬化プリプレグ + コア

= (0.7×2) + (4.54+4.48) + (1.2+44.84+1.2) = 57.66 mil = 1.46 mm。

理論基板厚

= ソルダーレジスト + メッキ外層銅 + 硬化プリプレグ + コア

= (1×2) + (1.4×2) + (4.54+4.48) + (1.2+44.84+1.2) = 61.06 mil = 1.55 mm。

ここで、硬化プリプレグ厚

= 未硬化プリプレグ厚 – 隣接するコア層の樹脂で埋められる厚さ

= 未硬化プリプレグ厚 – ((1 – 銅被覆率) × 銅厚)

積層構成の例を以下の表に示します。

Calculating Total Laminate and Board Thickness

例として層1と層2を取り上げます:

  • 未硬化プリプレグ厚 = 4.72 mil、層2の銅被覆率 = 85%、内層銅重量 = 1 oz、
  • 硬化プリプレグ厚 = 4.72 – ((1 – 85%) × 1.2) = 4.54 mil。

公称1 ozの銅厚は35 μmですが、前処理とブラウニング処理中の損失により、実際の厚さは30 μm(1.2 mil)になります。

JLCPCBによるパネルへの銅ベタ追加

JLCPCBは、基板厚の低下や不均一なメッキなど、大きな空き領域によって生じる欠陥を回避するために、内層と外層の両方のパネルに銅ベタを追加します。銅ベタは、ハンドリングストリップ、ブリッジピース、およびPCBユニット外の領域にのみ追加されます。有効なPCB内部には銅は追加されません。 fiducialマーク、メカニカルホール、マウスバイト、Vカットの周囲にはクリアランスが追加されます。

Copper Pour Be Added To Panels

結論

銅ベタは、単なる空きスペースの充填をはるかに超えた、現代のPCB設計における基本的な技術です。電源およびグランドネットに接続されたベタ(または適切にハッチングされた)銅ベタを戦略的に実装することで、設計者は優れた信号整合性、効率的な電力分配、優れた熱管理、そして強化されたEMI/EMC性能を達成できます。サーマルリリーフパッドの適切な使用、適切なクリアランス(特に高速トレースから0.5 mm)、および内層でのバランスの取れた銅被覆率は、製造可能性と信頼性を確保するために重要です。

JLCPCBがパネル境界に銅ベタを追加する慣行は、一貫した基板厚とメッキ品質をさらに保証します。今日の高密度・高速エレクトロニクスにおいて、銅ベタ技術を習得することはもはや選択肢ではなく、堅牢でコスト効率が高く、高性能なPCBを作成するために不可欠です。これらのガイドラインに従い、ほとんどのアプリケーションでベタ銅ベタを優先することで、エンジニアは設計を大幅に改善し、試作から量産に至るまでより良い結果を得ることができます。

JLCPCBでPCB製造をシンプルに

PCB製造、アセンブリ、部品調達のワンストップサプライヤー。
即時見積もりから迅速な納品まで、ワークフローを効率化し、やり取りを削減し、試作から量産まで全ての製造をスムーズに進めます。今すぐ見積もりを取得 >

PCB銅ベタに関するFAQ

Q: 1. PCB設計における銅ベタとは何ですか?

銅ベタは、PCBの銅箔層上の未使用領域を、通常はグランドまたは電源ネットに接続されたベタ(またはハッチング)銅プレーンで埋めるものです。

Q: 2. 銅ベタを使用する主な目的と利点は何ですか?

主な目的:低インピーダンスのグランド/電源プレーンの形成、均一な電力分配、放熱。利点:信号整合性の向上(EMI/ノイズの低減)、熱管理の改善、コスト削減の可能性をもたらす効率的な銅使用。

Q: 3. ベタ銅ベタとハッチング銅ベタの違いは何ですか?また、それぞれいつ使用すべきですか?

ベタ銅ベタは高い電流容量と優れたシールド効果を提供しますが、反りのリスクがあります。ハッチング銅ベタは銅が少なくシールド効果を提供し(放熱性が向上する可能性があります)、電流容量は低く、EMIが増加する可能性があります。最新の設計(ドライフィルムプロセスに対応)ではベタ銅ベタを推奨します。ハッチング銅ベタは特定の高周波EMI要件がある場合にのみ使用し、低周波/大電流回路にはベタ銅ベタを使用します。

Q: 4. コンポーネントを銅ベタに接続する際に、サーマルリリーフパッドが推奨されるのはなぜですか?

銅の高い熱伝導率(約380 W/(m·K))により、直接接続された場合、はんだ付け中に熱が急速に失われ、接合不良の原因となります。サーマルリリーフパッドは熱伝達を制限し、より容易で信頼性の高いはんだ付けを可能にします。

Q: 5. 内層の銅ベタは多層PCBの製造にどのように影響しますか?

内層の銅被覆率が低いと、積層時に過剰な樹脂の流動が発生し、基板の薄肉化、しわ、ボイド、または層間剥離を引き起こす可能性があります。可能な限り空き領域に銅ベタを追加してください。JLCPCBのようなメーカーは、バランスの取れたエッチング/メッキと一貫した品質を実現するために、銅ベタをパネル境界/ハンドリングエリアにのみ追加し(個々のPCB内部には追加しません)。

学び続ける