This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

適切なTG値を選ぶことで、より信頼性の高いPCBが実現する理由

初出公開日 Jul 23, 2026, 更新日 Jul 23, 2026

1 min

目次
  • PCB材料におけるTg値の理解
  • Tg値がPCBの性能と信頼性に与える影響
  • アプリケーションに最適なTg値の選択
  • 高Tg値PCBの製造に関する考慮事項
  • 高Tg値PCB生産におけるJLCPCBの専門知識
  • PCBのTg値に関するFAQ
  • 結論

重要なポイント

  • TgはPCBの信頼性の鍵です。熱による材料の剛性低下のタイミングを決定します。
  • 自動車、産業機器、または多層基板には、高Tg(170°C以上)を選択し、膨張応力と層間剥離を低減します。
  • 標準Tg(130~140°C)は、低消費電力の民生用電子機器に十分です。
  • 特に鉛フリーはんだ付けや熱サイクルにおいて、高Tgは優れた熱安定性を提供します。
  • 適切なTgの選択 = 故障の減少と長期的なコスト削減につながります。

「同じ」FR4で作られた2枚の基板が、熱が加えられたときにこれほど異なる動作をするのはなぜか、疑問に思ったことはありませんか? 多くの場合、その原因はデータシートに静かに記載されている数値、すなわちTg値にあります。初心者は考慮せず、経験豊富なエンジニアが見逃さない仕様の一つです。あなたのPCBは室温では壊れません。リフロー時、車内の暑い夏の午後、または産業用ドライブでの1000回のパワーサイクル後に故障するのです。

June right 5.4

これらすべてのケースにおいて、ラミネートのガラス転移温度が、基板の生存か破損かを静かに決定しています。本日は、Tg値の意味、その測定方法、そしてお客様のアプリケーションに適したものを選択する方法について詳しく説明します。また、製造面についても検討します。高Tgを選択することと、それを正しい方法で製造することは別物だからです。

PCB材料におけるTg値の理解

Tg値の意味と測定方法

では、PCB用語におけるTg値とは何でしょうか? ガラス転移温度(Tg)とは、ラミネート内の樹脂が、硬いガラス状態から柔らかいゴム状態に移行する温度です。Tg以下の温度では、基板は硬く安定した固体のように動作します。Tgを超えると樹脂は軟化し、膨張が増加し、樹脂の機械的強度の多くが一時的に失われます。重要なのは「転移」であって「破壊」ではないということです。Tgは可逆的であり、基板を再び冷却すると、樹脂は再びガラス状態に戻り、ほとんどの特性は損なわれません。これは、化学分解により材料の質量の5%が失われる温度である分解温度(Td)とは区別されます。Tgは、IPC-TM-650に従った3つの標準的な熱分析技術によって決定されます。

June right 5.5

  • DSC(示差走査熱量測定):樹脂が変化する際の熱容量の変化を感知します。
  • TMA(熱機械分析):Z軸方向の寸法膨張が突然加速するポイントを測定します。
  • DMA(動的機械分析):樹脂が軟化する際の機械的剛性の低下を測定します。

同じラミネートのTgでも、試験方法によって値がわずかに異なる場合があります。これは、各方法がわずかに異なる物理的変化を測定するためです。2つの材料を直接比較する前に、データシートがどの方法を使用しているかを常に確認してください。

標準材料と高Tg材料の違い

June right 5.3

すべてのFR4が同じように作られているわけではなく、グレードを区別する最も簡単な方法はTg値です。ラミネートは一般に、ガラス転移点(Tg)に応じて3つのカテゴリに分類されます。高Tg PCB は通常、Tgが170°C以上のラミネートで作られたPCBです。全体的な数値に加えて、高Tg樹脂は、より低い熱膨張係数(CTE)、より優れた耐湿性、そしてより高い化学的および機械的耐熱性を提供する可能性があります。結論: あなたはマージンを購入しているのです。Tgを下回るほど、基板はより安定し信頼性が高まります。

Tg値がPCBの性能と信頼性に与える影響

熱安定性と寸法変化への影響

あらゆる種類のPCB材料は熱によって膨張します。FR4はTg以下では低く予測可能な速度で膨張します。問題はTgを超えた場合で、Z軸CTEが突然3倍以上に増加する可能性があります。真の信頼性の敵は、このZ軸膨張です。ラミネートが厚さ方向に膨張し、メッキスルーホールやビア内の銅バレルに応力を引き起こします。Tg値が高ければ高いほど、材料が安定した低膨張範囲に留まる温度範囲が広がります。実際の利点は以下の通りです。

  • メッキスルーホール/ビアへのZ軸膨張応力を最小化
  • ファインラインおよび高密度設計における寸法安定性の向上
  • 熱負荷下での層間剥離やメズリングのリスク低減
  • 多層スタックアップの位置合わせ精度向上

鉛フリーはんだ付けと高温環境における重要性

ここで、業界の大部分が選択を迫られることになりました。RoHS指令が鉛フリーはんだへの移行を推進した結果、特にピークリフロー温度は、従来の共晶63/37の約215°Cから、新しいSAC305の世界である245~260°Cへと上昇しました。標準的な130°CのFR4材料は、リフロープロファイルの大部分をTg以上で過ごすことになり、その間、材料は軟らかく、基板に加わる機械的応力の影響を受けやすくなります。

June right 5.2

両面実装アセンブリが耐えうる2回または3回のリフローパスによって、その影響は倍増し、損傷は急速に蓄積されます。高Tg材料はこれをはるかにうまく管理します。プロファイルの大部分で剛性状態に近く保たれ、繰り返しの加熱による層間剥離に耐え、実際の生産時に必要なリワークサイクルにも耐えます。自動車のアンダーフードの世界でも同様であり、LED照明アプリケーションは常に熱にさらされ続けるため、Tgに対して十分な余裕を持たせることが、長年にわたるトラブルのないサービスにつながります。

アプリケーションに最適なTg値の選択

業界要件(民生、産業、自動車)へのTgの適合

最も簡単な方法は、アプリケーションの熱的な現実から始めることです。各業界には独自の温度と信頼性の要件があり、適切なTgはそれに従います。

  1. 民生用電子機器: おもちゃ、リモコン、シンプルなIoTガジェット、低消費電力の民生用基板は、一般的に消費電力が低く、短時間しか動作しません。一般的に、標準的な130~140°CのFR4で十分であり、コスト効率も優れています。
  2. 産業用および通信機器: 電源、モーターコントローラー、ネットワーク機器などは、継続的な熱と多層化が求められます。一般的には中~高Tg(150~170°C)が使用されます。
  3. 自動車および航空宇宙: アンダーフードモジュール、EVパワーエレクトロニクス、アビオニクスには、高Tg(170°C以上)が必要であり、多くの場合、高Tdと厳密なCTE制御、時にはクラス3の信頼性と組み合わせられます。

性能、コスト、製造可能性のバランス

通常、高Tgラミネートは標準的なFR4ラミネートよりも高価であるため、設計に必要な熱マージンのみを購入することが重要です。Tgの選択は、3つの要素間のバランスを取る行為と考えてください。

要素標準Tgに傾く場合高Tgに傾く場合
動作温度低く、安定高い、または周期的
層数1~4層6層以上、高密度ビア
はんだ付け単回の鉛フリーリフロー複数回のリフロー/リワーク
信頼性クラスIPCクラス1~2IPCクラス2~3
予算感度厳しい信頼性優先

材料費は単なる一項目に過ぎないことを覚えておいてください。基板の価格だけを考慮しないでください。現場での基板故障は、ラミネートの価格差よりもはるかに高くつきます。

高Tg値PCBの製造に関する考慮事項

プロセス調整と材料取り扱いのベストプラクティス

高Tg樹脂はより硬いため、より注意深い加工が必要です。熱安定性を提供する架橋度の高い樹脂システムは、より硬く、標準的なFR4とは異なる穴あけや積層が必要になります。高Tg材料を使用する際に、メーカーが行う主なプロセス変更は以下の通りです。

June right 5.6

穴あけ: 高Tgラミネートは摩耗性が高いため、ネイルヘッディングや穴壁の粗さを防ぐために、ドリルビットの送り速度、回転数、交換頻度が最適化されます。

積層: これらの樹脂を完全に架橋させるために、積層温度は通常より高く、硬化サイクルは長くなります。

デスミア: 耐薬品性の高い樹脂には、穴壁を洗浄しメッキに備えるために、修正されたデスミアプロセスが必要です。

材料保管: プリプレグとコアは、リフロー中の層間剥離の原因となる吸湿を避けるため、湿度管理された環境で保管されます。

一貫したTg性能を維持するための品質管理

データシート上のTgは素晴らしいですが、完成した基板が実際にそれを達成していなければ意味がありません。したがって、高Tg生産におけるQCテストは、寸法を確認するだけでなく、熱的性能を保証することでもあります。優れたメーカーは、サプライヤーから受け取ったラミネートをサプライヤーの認証と照合してチェックし、はんだフロートや熱サイクルなどの熱応力テストを実施して、基板が定格された条件に耐えられることを確認します。断面マイクロセクショニングにより、メッキスルーホールの完全性を検査し、応力後の層間剥離やバレルクラックの有無を調べます。これらのチェックは製造プロセスにリンクされ、IPC-6012性能規格に基づいているため、支払った対価としてTg値通りの性能が得られていることを確認できます。

高Tg値PCB生産におけるJLCPCBの専門知識

認定された高Tg材料の幅広い選択肢

JLCPCBは、お客様のアプリケーションに完全に適合する、標準、中、高Tgの認定ラミネートを幅広く提供しています。民生用ガジェット向けのコスト効率の高いFR4 130~140°Cから、自動車や産業用基板向けの高Tg FR4 170°C以上まで、すべて簡単なインスタント見積もりインターフェースで選択可能です。

June right 5.1

長期的な基板安定性を保証する信頼性の高い製造

これらすべてが、ラインから出荷される際の安定した基板を意味します。JLCPCBの基板は、認定された高Tgラミネートと一貫したプロセス制御、そしてIPCベースの品質チェックを使用して、鉛フリーリフロー、リワーク、そして現場での長年にわたる熱サイクルに耐えるように設計されています。これらの原則を実装する準備ができたら、Tg値がその使命を果たす基板を作成する簡単な方法があります。JLCPCBの材料選択ツールとDFMツールは、そのための支援を提供します。

PCBのアイデアを現実にする準備はできましたか?

信頼できる業界リーダーによる専門的な製造、アセンブリ、および部品サービスにより、設計を動作するハードウェアに変えましょう。ファイルをアップロードし、オプションを選択すれば、テスト、出荷、拡張の準備が整った基板を入手できます。今すぐ見積もりを取得 >

PCBのTg値に関するFAQ

Q: PCBにおけるTg値とは何ですか?なぜ重要ですか?

Tg値はガラス転移温度であり、PCBの樹脂が硬いガラス状態から柔らかいゴム状態に変化する温度です。Tgを超えると基板の熱膨張が急激に加速し、ビアやはんだ接合部に応力がかかるため重要であり、Tgが高いほど信頼性マージンが大きくなります。

Q: TgはPCBの最大動作温度ですか?

いいえ。Tgは可逆的な転移点であり、破壊温度や最大定格ではありません。基板はリフロー中に一時的にTgに達しても恒久的な損傷はありませんが、長期的な信頼性のためには、継続的な動作温度をTgより十分低く保つ必要があります。

Q: 標準的なFR4と高Tg PCB材料の違いは何ですか?

標準的なFR4のTgは約130~140°Cですが、高Tg PCBは170°C以上の定格のラミネートを使用します。高Tg材料は、熱膨張が小さく、耐湿性に優れ、鉛フリーリフローでの生存率が向上します。

Q: 標準的なFR4ではなく、高Tg PCBを選択すべきなのはどのような場合ですか?

高温、高電力、または熱サイクルが発生する環境(自動車、産業機器、高密度多層基板など)には高Tgを選択してください。低消費電力で低温動作の民生用電子機器には、通常、標準的なFR4で十分であり、コスト効率も優れています。

結論

適切なTg値を選択することは、信頼性の高いPCBを設計する上で最も賢明な判断の一つです。これはデータシート上の単なる数字ではなく、層間剥離、ビア故障、早期破損を起こさずに、鉛フリーはんだ付け、熱サイクル、過酷な動作環境に耐えるための鍵です。

民生用ガジェットからミッションクリティカルな自動車や産業用エレクトロニクスまで、Tg要件を実際の熱需要に適合させることで、優れた寸法安定性、より強固なメッキスルーホール、そしてより長い製品寿命が保証されます。高Tg材料は初期コストが少し高くなる可能性がありますが、現場での故障や高価な再設計を劇的に削減します。

JLCPCBでは、認定された高Tg FR4材料を幅広く取り揃え、精密な製造プロセスと厳格な品質管理を組み合わせることで、お客様の設計を自信を持って実現できるよう支援します。

より信頼性の高い基板を構築する準備はできましたか? 今すぐ設計をアップロードし、次のプロジェクトに最適なTg材料を選択してください。

学び続ける