プロフェッショナルPCB製造におけるフィデューシャルマーカーが完璧な位置合わせを保証する方法
2 min
- 現代のPCB生産におけるフィデューシャルマーカーの重要な役割
- 効果的なフィデューシャルマーカーの設計ガイドライン
- フィデューシャルマーカーに依存する製造プロセス
- 一般的な課題と専門的なソリューション
- JLCPCBのフィデューシャルマーカー実装における精度
- よくある質問(FAQ)
今日、最も精巧なピックアンドプレースマシンは、0.5mmピッチのQFPをそのフットプリント上に、基板ごとに、数千回にわたって配置し、決してミスすることはありません。それは高価なカメラや高品質なサーボだけの問題ではなく、PCBの隅にただ小さく存在する、ほんの小さな銅の点から始まります。その点はフィデューシャルマーカーを表しており、それがなければ、どんなに滑らかなSMTラインでも暗闇の中で部品を配置することになるでしょう。

自動組立の認識されていないヒーローは、PCB上のフィデューシャルマーカーです。それらはマシンに所定の光学基準を提供し、実際の基板上のすべてのパッド、トレース、部品フットプリントの位置を決定します。CH32V003ベースの開発ボードのように、わずか34.9mm×17.9mmで、MCU、水晶発振器、USBインターフェース、インジケーターLED、プログラミング/GPIOヘッダーで満たされた小型高密度設計では、位置合わせは選択肢ではありません。それは動作するプロトタイプとスクラップパネルの違いなのです。
今日は、フィデューシャルマーカーについて知っておく必要のあるすべてを説明します:それらが何であるか、適切に設計する方法、どの製造プロセスがそれらを必要とするか、そして最も危険な落とし穴を回避する方法です。初めての2層基板を展開する場合でも、確立された設計を量産にスケールアップする場合でも、フィデューシャルの知識はDFMの世界で真剣な競争者にしてくれるでしょう。
現代のPCB生産におけるフィデューシャルマーカーの重要な役割
フィデューシャルマーカーとは何か、そしてなぜ重要なのか
フィデューシャルマーカーは基本的に、マシンビジョンシステムによって識別できるようにPCB表面にエッチングされた小さな露出銅パッド(通常は円形)です。これらはピックアンドプレースマシン、AOI装置、ステンシルプリンターの光学的アンカーです。システムは2つ以上のフィデューシャルを検出して座標グリッドを作成し、基板の実世界の位置と方向を設計の座標データに変換します。

フィデューシャルはPCB組立ラインにおけるGPS衛星と考えることができます。それらが存在しない場合、ロボットはコンベアやフィクスチャ上の基板の位置を本当に知ることができません。フィデューシャルと類似して見える他の機能を区別することは重要です:テストパッドはICTや機能テスト中に電気的接触をプローブするために使用され、ツーリングホールはドリリング時のフィクスチャとパネル位置合わせの機械的基準点として使用されます。フィデューシャルは単なる光学的ランドマークであり、逆に電気的または機械的な部品ではありません。
CH32V003ボードのようにサイズが35mm×18mm未満の基板では、0.1ミリメートルでさえ重要です。ステンシルのずれやピックアンドプレース座標のずれは、MCU上の隣接パッド間の接続を引き起こしたり、小さな0402デカップリングキャップを誤配置する可能性があります。フィデューシャルはそのすべての不確実性を解決します—ライン上のすべてのマシンに1つの明確な基準点を提供するのです。
高精度自動プロセスを可能にする仕組み
現在のSMT組立は、位置合わせされた一連のプロセスに基づいています。はんだペーストはステンシルプリンターによってすべてのパッドに堆積されなければなりません。ピックアンドプレースマシンはすべての部品をそのフットプリント上に位置合わせできる必要があります。AOIシステムは実際のはんだ接合部を予測設計と比較するために使用されます。これらの各ステップは、フィデューシャルマーカーを使用して、基板のオフセット、回転、さらには熱処理中に発生するわずかな寸法伸縮を補正します。

その向上は定量化することさえできます。フィデューシャルベースのビジョン補正を使用しない場合、平均的なマシンでの配置精度に100〜200マイクロメートルのドリフトが生じる可能性があり、それは単に基板のローディングの変動によるものです。適切なフィデューシャル認識が与えられると、そのような誤差はマシンの固有能力、通常25ミクロン未満に低減されます。0.5mmピッチのQFPや0.4mmピッチのBGAのようなファインピッチ部品では、そのような違いがきれいなはんだ接合部、ブリッジ、オープンの違いとなり得ます。
パネライズドビルドでは、フィデューシャルはさらに重要です。CH32V003設計のような基板の複数コピーのパネルは、各サブ基板にボリューム効率の基準が必要であり、またパネルフレームの基準フィデューシャルも必要です。この階層化された方法がなければ、パネル内で配置誤差の蓄積が発生し、マシンの初期位置から最も遠い基板の歩留まりに悪影響を及ぼします。
効果的なフィデューシャルマーカーの設計ガイドライン
最適なサイズ、形状、配置のルール
したがって、PCB上の最もシンプルなフィデューシャル設計は、中央に同心円状のソルダーマスク開口部を持つ銅パッドのソリッドサークルです。銅ドットは通常1.0mmから3.0mmの直径を持ち、そのうち1.0mmがSMTの標準的な作業サイズです。ソルダーマスクのクリアランス、つまり銅を囲む開いた基板のリングは、少なくともフィデューシャルの半径以上であるべきで、これによりカメラに容易に認識できる領域を提供します。

形状はある程度重要です。円形のマークはビジョンシステムに回転対称のターゲットを提供し、重心検出がはるかに容易になります。正方形、菱形、十字、または対称でないものは避けるべきです。これらはパターン認識を混乱させ、方向の曖昧さを提供し、位置合わせサイクル時間を増加させる可能性があります。
配置に関するルールも重要です。フィデューシャル領域にはシルクスクリーンテキスト、隣接トレース、銅ポア、ビアパッドを避けてください。カメラが clutter なしでクリーンな高コントラストターゲットを観察することを保証するために、フィデューシャル中心の周りに最低3mmのキープアウトゾーン半径が必要です。組み立てている部品の反対側にフィデューシャルを配置してください。基板の両面に部品がある場合は、各面にフィデューシャルを追加するだけです。
| パラメータ | 推奨値 | 備考 |
|---|---|---|
| 銅パッド直径 | 1.0 mm(標準) | 範囲:ファブガイドラインにより1.0〜3.0 mm |
| ソルダーマスク開口部 | 2.0 mm(1.0 mmパッド用) | クリアランスは最低パッド半径以上 |
| キープアウトゾーン半径 | 最低3.0 mm | 内部にシルク、トレース、銅、ビアなし |
| 形状 | ソリッドサークル | 十字、正方形、非対称マークなし |
| 表面処理 | 基板パッドと同じ | HASL、ENIG、またはOSP;コントラストを提供する必要あり |
| 最小数量(グローバル) | 基板あたり2個(3個推奨) | 対角またはLパターン配置 |
異なる製造段階のためのグローバルおよびローカルフィデューシャル
本質的に、フィデューシャルにはその範囲に応じて2つのタイプがあります。国際的なものは基板またはパネルに配置され、主要な座標系を確立します。少なくとも2つ、各側に1つが必要で、それによって基板の位置と角度の方向を決定できます。L字型に3つ目を追加すると、鏡像との混乱を排除し、ストレッチ調整をより正確にするため、さらに良いです。

ローカルフィデューシャルの役割はより狭いです。それらは特定の部品フットプリント、通常は公差が最も重要なタイトなファインピッチIC、BGA、またはQFNのすぐ隣に配置されます。ピックアンドプレースマシンは、重要な部品の近くでそれらのローカルマーカーを検出すると、2回目の微調整を実装して最高の精度を提供します。たとえより広いグローバル構成に小さな残留誤差があってもです。
CH32V003ボードの場合、決定は非常に明確です。MCUはTSSOP-20またはQFN-20で、ピッチは0.65mmまたは0.5mmです。2つまたは3つの良好なグローバルフィデューシャルは通常、そのような小さな基板で物事を最新の状態に保ちます。しかし、サーマルパッドを開くQFN-20を使用する場合、特に量産を行い、可能な限り最高のファーストパス歩留まりを目指す場合は、念のためMCUの近くにローカルフィデューシャルをいくつか配置することを常にお勧めします。
フィデューシャルマーカーに依存する製造プロセス
精密ドリリング、エッチング、ソルダーマスク位置合わせ
基板がSMTラインにさえ行くとき、フィデューシャルはすでに製造プロセスで重労働を行っています。各プロセス層を位置合わせするために、PCBメーカーは位置合わせターゲットに依存しており、それらは通常パネルレベルのフィデューシャルまたはツール機能です。ドリリングは銅パターンに適合するように正確でなければならず、ソルダーマスクはそれが明らかにすることを意図したパッドに、シルクスクリーンは正しい部品輪郭を重ねなければなりません。それらの位置合わせプロセスのいずれかが逸脱すると、混乱は組立までチェーンをたどるだけです。オフセット ソルダーマスク はパッドの一部を囲み、はんだ付け可能面積を減らし、弱いまたはオープン接合部を引き起こす可能性があります。ドリルの位置合わせ誤差はスルーホールを環状リングに押し付け、IPC-6012クラス2の最小リング要件に違反する可能性があります。製造パネル上の品質フィデューシャルターゲットは、ベンダーが層間の位置合わせを確保するのを支援し、通常標準手順で50〜75µmです。
不正確なソルダーマスクはパッドを部分的に覆い、はんだの濡れ面積を制限し、弱いまたはオープン接合部を作成する可能性があります。ドリルの位置合わせ誤差は環状リングに対してスルーホール位置の周りで変化し、IPC-6012クラス2の最小環状リング要件の違反を引き起こす可能性があります。製造パネル上の品質フィデューシャルターゲットは、メーカーが同じ層間位置合わせを確保するために使用され、通常標準プロセスで50〜75ミクロン以内です。
SMT組立と自動光学検査(AOI)
ここでフィデューシャルが文字通り救いの手を差し伸べます。CH32V003ボードがSMTラインに到達したときに最初に出会うマシンはステンシルプリンターです。プリンターのビジョンシステムは基板上のフィデューシャルを識別し、ステンシル開口部がパッドの真上に正確に配置されるようにします。オフセンターのペーストは小さなパッシブでの tombstoning のレシピ、または小さなピッチリードでのブリッジングです。次にピックアンドプレースマシンがあります。フィデューシャル位置はヘッドマウントカメラによってキャプチャされ、その後何かが配置されます。ソフトウェアは設計データに基づく設計フィデューシャル座標と基板上の実際の測定値との間のオフセット(X、Y、シータ回転)を決定します。

補正はすべての以下の部品配置座標で繰り返されます:MCU、水晶、USBコネクタ、およびすべての0402パッシブランドは正確に配置されるべき場所に配置されます。AOIはリフロー後にフィデューシャルを再利用します。検査システムはゴールデンイメージ比較を実際の基板に重ね合わせるためにいくつかの強力な基準点を必要とします。AOIがフィデューシャルを確実に検出できない場合、偽の欠陥が報告されるか、さらに悪いことに偽の欠陥が見落とされる可能性があります。定期的なフィデューシャルは検査データを正確にし、欠陥エスケープのレベルを減らします。
パネライゼーションとデパネリング精度
ほとんどの生産実行、さらにはほとんどのプロトタイプ注文は、効率のために複数の基板を一度にパネライズします。CH32V003ボードへの平均的なパネルは、フレームとブレイクアウェイタブまたはマウスバイトを備えたグリッドに配置された20以上のコピーを持つ可能性があります。パネルレールがあり、それは基板アレイを囲むフレームのエッジで、独自のフィデューシャルマーカーを持っています。パネルで使用されるフィデューシャルは、組立マシンにアレイ全体の主要な基準点を提供します。それらがなければ、マシンは部品配置前に各サブ基板でフィデューシャルを検索することを余儀なくされ、それは非常に遅いです。クリーンなパネルフィデューシャルが使用され、マシンはアレイジオメトリを一度だけ位置決めし、計算されたオフセットで各基板位置をステップスルーします。

基板ごとのフィデューシャルチェックも一部のマシンを使用して行われ、より高い精度を提供します。特に大きなパネルでは、熱膨張や機械的撓みが外側の基板をパネルの中心から外れさせる可能性があります。健全なパネルフィデューシャルポリシーは、蓄積された配置誤差を排除します。マシンがパネルエッジフィデューシャルのみに基づいており、パネル自体がぐらついたり歪んだりしている場合、アレイの遠端の基板が最も誤りが多いです。パネルフィデューシャルに加えてサブ基板フィデューシャルを導入すると、パネル上の基板数やパネルのサイズに関係なく、配置精度がパネル全体で同じままであることを保証する自己補正システムが生成されます。
一般的な課題と専門的なソリューション
位置ずれリスクとその防止方法
最も頻繁なフィデューシャル関連の失敗はそれほど複雑ではありません:それらが存在しないことです。SMT組立プロジェクトを構築する学生設計者として、SMT組立プロセスに不慣れな設計者がフィデューシャルを無視し、パッドジオメトリを通じてマシンがそれを解決することを学ぶ状況に遭遇しました。そうではありません。他の一般的な問題は、フィデューシャルが基板エッジに近すぎる、ブレイクアウェイタブやVスコアラインがキープアウト領域に侵入している、またはフィデューシャルがシルクスクリーンやソルダーマスクで覆われていることです。

別の典型的な問題はコントラストの悪さです。周囲の銅ポアがフィデューシャルドットと視覚的に融合すると、ビジョンシステムはマークと背景を区別するのに苦労します。これはフィデューシャル領域に近接して走る大きなグランドポアの基板で特に問題です。答えは、ソルダーマスククリアランスルールと銅キープアウトルールを厳格に実装することです。
フィデューシャル位置ずれ問題を防ぐための実用的なチェックリストはこちらです:
1. 基板あたり少なくとも2つのグローバルフィデューシャルを対角に配置します。Lパターンに3つあるとさらに良いです。
2. 各フィデューシャルの周りに最低3 mmのキープアウト半径を維持し、銅、トレース、シルク、ビアを含めないようにします。
3. フィデューシャル周りのソルダーマスク開口部がGerber出力で正しく定義されていることを確認します。
4. パネルレールやVスコアからの干渉を避けるために、フィデューシャルを基板エッジから少なくとも5 mm離して配置します。
5. 製造に提出する前に、EDAツールのDRCまたはDFMプラグインを使用してフィデューシャルの存在と配置を確認します。
6. パネライズド設計の場合、基板ごとのフィデューシャルに加えてパネルレールに3つのフィデューシャルを追加します。
フィデューシャル性能に影響を与える材料とプロセス要因
フィデューシャルは非常に視認性が高く、PCBの表面処理の選択は大きな問題です。ENIG(無電解ニッケル置換金)は、平らで光沢のある金が輝くため、ソルダーマスクに対してキラーコントラストを提供します。HASL(ホットエアソルダーレベリング)も機能しますが、表面は完全に滑らかではなく、時々カメラに奇妙な反射を与える可能性があります。OSP(有機ソルダビリティプリザーバティブ)ははるかに観察が難しく、したがってマスククリアランスが大きいことを確認する必要があります。
| 表面処理 | フィデューシャルコントラスト | 備考 |
|---|---|---|
| ENIG | 優秀 | 平らな金表面、緑マスクに対する高い光学コントラスト |
| HASL(鉛フリー) | 良好 | やや不均一;反射カメラで時々グレア |
| OSP | 中程度 | 銅上の透明コーティング;十分なマスククリアランスが必要 |
| 置換銀 | 良好 | 明るい表面;長期間保存すると変色する可能性 |
| 置換スズ | 中程度から良好 | マット仕上げ;ほとんどのビジョンシステムに適切 |
これはパネルの剛性と反りに関しても苦痛です。基板が曲がったり歪んだりすると、フィデューシャルは焦点から外れ、カメラの精度が失われます。これは薄いパネル、特に1.0mm未満のものに最も影響を受けやすいです。薄い基板を使用する場合、パネルレールが広いか、スティフナーバーやより重いフレームを入れて、リフロー炉に入ったときに平らを保つようにしてください。ここで学んだ教訓は、フィデューシャルとパネル設計を独立した決定として行うべきではないということです。世界最高のフィデューシャルマークでも、リフロー時に反る基板や光学コントラストを殺す表面処理を救うことはできません。
JLCPCBのフィデューシャルマーカー実装における精度
サブミクロン位置合わせ精度のための高度な機器
したがって、JLCPCBのような現在のSMT組立ラインは、カメラ指示の配置に他ならず、組立ライン上の基板を位置決めするためにフィデューシャルマークに完全に依存しています。彼らはそれらのフィデューシャル位置をサブピクセル解像度でキャプチャし、各配置ビートの前にオンラインでオフセットを補正します。最終結果は?配置精度はマシンの機械的限界に達し、それらの小さなチップサイズ部品の約-25ミクロンまたはそれ以上です。
しかし、その程度の精度は、フィデューシャル自体が正しく構築されるまで現れません。最高のマシンは、それが測定するマークと同じくらい正確です。形状が悪い、詰まった、または欠落したフィデューシャルは、マシンを停止させ、フォールバックモードに入り、手動タッチアップ、または単にジョブのプラグを抜くことになります。これが、PCBに取り付けられたフィデューシャル実装が機器のチョップの副作用ではなく、前提条件である理由です。
すべてのボリュームで一貫した高歩留まり生産
JLCPCBのようなスポットで運用すると、CH32V003のアイデアを最終化するために5枚の基板を注文する場合でも、市場に参入するために5000枚にスケールアップする場合でも、プロセスの良好な一貫性が得られます。フィデューシャル標準、パネルルール、マシンキャリブレーションなどは、プロトタイプとフル生産の間で同じ役割を果たすため、最初の実行と1000回目の実行の両方が同じ位置合わせ基準の対象となり、同じ精度に達します。
プラットフォームを中心に作業するエンジニアにとって、それは非常に貴重です。一連のリビジョンでCH32V003ボードを最適化できます—おそらくセンサーインターフェースを含めたい、または水晶をMEMS発振器に置き換えたい—そしてプロトタイプで釘付けにしたフィデューシャル+パネル戦略がプロセスドリフトなしで直接機能することを理解できます。これを基板に載せるには、JLCPCBのコンボPCB製造/SMT組立サービスをお勧めします。PCBはわずか$2、ステンシルは$6で、数日以内にハードウェアをテストできます。

よくある質問(FAQ)
Q1:小さな基板には最低何個のグローバルフィデューシャルが必要ですか?
位置と回転の両方を定義するには、対角に配置された少なくとも2つのグローバルフィデューシャルが必要です。ただし、L字型パターンに3つのフィデューシャルを強くお勧めします。3番目のフィデューシャルは鏡像の曖昧さを解決し、基板の伸縮や寸法変動の補正を改善します。CH32V003設計の34.9 mm x 17.9 mmのような小さな基板でも、3つのフィデューシャルは簡単に収まり、より良い位置合わせを提供します。
Q2:ローカルフィデューシャルがオプションではなく必須になるのはいつですか?
ローカルフィデューシャルは、設計に0.5 mm以下のリードピッチのファインピッチ部品、0.8 mm以下のボールピッチのBGAパッケージ、または熱および電気性能のためにセンタリングが重要な露出サーマルパッド付きQFNパッケージが含まれる場合に必須になります。
Q3:フィデューシャルは基板のみ、パネルレールのみ、または両方に配置すべきですか?
最良の結果を得るには、両方を使用してください。パネルレールフィデューシャルは、マシンにアレイ全体の高速で信頼性の高い主要基準を提供します。基板レベルのフィデューシャルは、サブ基板間のパネル歪みや寸法変動を考慮したユニットごとの補正を提供します。
Q4:フィデューシャル周りに組立業者が通常要求するクリアランスは?
ほとんどの組立業者は、フィデューシャル銅直径の少なくとも2倍のソルダーマスク開口部を要求し、明確な環状コントラストゾーンを作成します。マスク開口部を超えて、フィデューシャル中心から少なくとも3 mmのキープアウト半径は、銅機能、トレース、シルクスクリーン、またはビアを含まないようにする必要があります。
学び続ける
フレキシブルPCB製造:プロセス、材料、設計ルール&コスト
リジッドPCB製造における基本的な工程の多くは、フレキシブルPCB製造にも適用されます。しかし、フレキシブルPCBは薄いポリイミドまたはPETフィルムで作られており、加工中の湿気や温度変化によって膨張または収縮する可能性があります。これらの材料特性により、層の位置合わせ、カバーレイ開口部、ベンドゾーン設計の検討にさらなる複雑さが生じます。例えば、カバーレイ開口部に接着剤の流れ込む十分なスペースがない場合や、ビアがベンドゾーンに配置されている場合、設計ルールを満たしていても製造欠陥や組立不良が発生する可能性があります。 図:接着剤ベースおよび接着剤レスのフレキシブル銅張積層板 本ガイドでは、CAMレビューから材料準備、レーザープロファイリング、最終検査に至るまで、フレキシブルPCB製造のプロセスと操作について説明します。また、基板の選択、銅箔、静的および動的フレックス用途向けのカバーレイ、IPC規格、品質試験、フレキシブルPCB製造におけるコスト要因についても学ぶことができます。 フレキシブルPCB製造とは? フレキシブル誘電体フィルム(通常はポリイミド)上にプリント回路を製造し、その後フレキシブル......
テンティッドビアと非テンティッドビアの初心者ガイド
ビアは重要です。高速設計やHDI基板で作業する場合、ビアは非常に重要になります。PCB製造時にビアの種類を選択することは重要です。ビアは基本的に2つ以上の層のトレースを接続するものです。形状、サイズ、トラック長のガイドラインは、高周波・高速信号においてより重要になります。本日の記事では、製造側の観点から、テンティングビアと非テンティングビアのどちらを使用するかという決定について探求します。この初心者向けガイドでは、テンティングビアとは何か、テンティングビアと非テンティングビアの違い、そしてテンティングがコストに影響するかどうかを説明します。 PCB設計におけるビアとは? テンティングについて詳しく説明する前に、ビアとは何かを理解することが重要です。ビアはPCBにドリルで開けられた小さな穴で、銅メッキが施され、基板の異なる層間の電気的接続を作成します。ビアは多層PCBに不可欠であり、信号と電源が層間を移動できるようにします。 ビアにはさまざまな種類があります: ⦁ スルーホールビア ⦁ ブラインドビア ⦁ ベリードビア ⦁ マイクロビア これらはすべて別の記事で説明されています。こちらからご覧くださ......
PCBビアフィリングとカバーリング:種類、方法、応用
主なポイント PCBビアのカバーと充填は5つの異なる処理——未テント、テント、プラグ、エポキシ充填、銅充填——であり、それぞれコスト、信頼性、熱特性のトレードオフが異なります。 テント処理はデフォルトで最も低コストですが、ビアの黄変が発生する可能性があります。プラグ処理は穴を充填してはんだの吸い上げと黄変を防ぎます。 エポキシ充填と銅充填のビアは、BGAファンアウトやHDI設計向けに平坦なキャップ面を持つビア・イン・パッドを可能にします。銅充填はパワーデバイス向けに高い熱伝導率を追加します。 ビア・イン・パッドの必要性、熱要件、はんだボール許容度、プローブアクセスに基づく決定木に従って、適切な方法を選択してください。 すべてのPCBにはビアがありますが、すべてのビアがドリル加工後に同じように処理されるわけではありません。PCBビアカバーとPCBビア充填の選択——ビアを露出したままにするか、ソルダーマスクで覆うか、インクで充填するか、エポキシと銅でプラグするか——は、組立歩留まり、長期信頼性、製造コストに直接影響します。このガイドでは、5つの一般的なPCBビアカバーと充填の選択肢を分解し、それらの違......
プロフェッショナルPCB製造におけるフィデューシャルマーカーが完璧な位置合わせを保証する方法
今日、最も精巧なピックアンドプレースマシンは、0.5mmピッチのQFPをそのフットプリント上に、基板ごとに、数千回にわたって配置し、決してミスすることはありません。それは高価なカメラや高品質なサーボだけの問題ではなく、PCBの隅にただ小さく存在する、ほんの小さな銅の点から始まります。その点はフィデューシャルマーカーを表しており、それがなければ、どんなに滑らかなSMTラインでも暗闇の中で部品を配置することになるでしょう。 自動組立の認識されていないヒーローは、PCB上のフィデューシャルマーカーです。それらはマシンに所定の光学基準を提供し、実際の基板上のすべてのパッド、トレース、部品フットプリントの位置を決定します。CH32V003ベースの開発ボードのように、わずか34.9mm×17.9mmで、MCU、水晶発振器、USBインターフェース、インジケーターLED、プログラミング/GPIOヘッダーで満たされた小型高密度設計では、位置合わせは選択肢ではありません。それは動作するプロトタイプとスクラップパネルの違いなのです。 今日は、フィデューシャルマーカーについて知っておく必要のあるすべてを説明します:それら......
Via Filling 解説:高性能 PCB のための主要技術、利点、ソリューション
主なポイント ビアフィリングは、メッキスルーホールおよびマイクロビアをエポキシまたは導電性銅ペーストで完全に充填し、その後平坦化と銅キャッピング(POFV)を行います。これによりボイド、ソルダーウィッキング、熱的・機械的問題を排除しながら、信頼性の高いビア・イン・パッド設計を可能にします。利点としては、優れた放熱性(最大8 W/m·K)、より良い信号完全性、高い機械的強度、組立歩留まりの向上が挙げられます。JLCPCBは6層以上の基板で無償の非導電性充填+POFVを提供しています。ビア径≤0.5 mmのHDI、高電力、高速PCBに最適です。 ビアフィリングは、設計がより高い層数、より微細なピッチ、より大きな電力密度へと進む中で、信頼性の高いPCB製造の基盤となっています。多層基板における空のビアは脆弱性を生み出します — 組立時の閉じ込められた空気やフラックス残留物、高速信号におけるインピーダンス不連続、電力部品下の熱的ボトルネックなどです。 初期銅メッキ後にビアバレルを完全に充填することで、エンジニアはこれらのリスクを排除しつつ、 ビア・イン・パッド(VIP)配線などの高度な機能を可能にする、堅......
PCB上で信頼性の高いスルーホールはんだ付けを実現する方法
重要なポイント 濡れと充填:活性フラックスを使用してリード、バレル、プレーンを融点以上に加熱し、垂直方向の充填率75%以上を達成します。 プロセスと準備:湿った基板はベーキングしてブローホールを防ぎ、ウェーブ、選択、または手はんだを基板のボリュームに合わせます。 欠陥防止:サーマルリリーフを使用してヒートシンクによるコールドジョイントを防ぎ、滞留時間を制限してパッドリフトを回避します。 DFMと材料:穴はリードの最大寸法に合わせてサイズ設定し、完全な環状リングを維持し、多パス耐久性のために高Tg FR-4を選択します。 スルーホールはんだ付けは、部品のリードを基板の穴に挿入し、その穴にはんだを充填することで、リードとPCBを接続するプロセスです。完成した接合部は全厚の接合部であり、コネクタ、トランス、大型コンデンサは、表面接合部よりも引き抜きや振動に対してはるかに強い結合で接合されます。また、穴、パッド、ラミネートがはんだ付け自体と同じくらい接合部の品質を決定することを意味します。 図1: PCBのはんだ面に凹形フィレットでのはんだ付けされたスルーホールリード このガイドではスルーホール接合部の形......