テンティッドビアと非テンティッドビアの初心者ガイド
1 min
- PCB設計におけるビアとは?
- テンティングビアとは?
- 非テンティングビアとは?
- テンティングビアはコストが高くなりますか?
- どちらを選ぶべきですか?
- PCB製造におけるビアの種類:
- テンティングビアが黄色/茶色に見えるのはなぜですか?
- 結論

ビアは重要です。高速設計やHDI基板で作業する場合、ビアは非常に重要になります。PCB製造時にビアの種類を選択することは重要です。ビアは基本的に2つ以上の層のトレースを接続するものです。形状、サイズ、トラック長のガイドラインは、高周波・高速信号においてより重要になります。本日の記事では、製造側の観点から、テンティングビアと非テンティングビアのどちらを使用するかという決定について探求します。この初心者向けガイドでは、テンティングビアとは何か、テンティングビアと非テンティングビアの違い、そしてテンティングがコストに影響するかどうかを説明します。
PCB設計におけるビアとは?
テンティングについて詳しく説明する前に、ビアとは何かを理解することが重要です。ビアはPCBにドリルで開けられた小さな穴で、銅メッキが施され、基板の異なる層間の電気的接続を作成します。ビアは多層PCBに不可欠であり、信号と電源が層間を移動できるようにします。
ビアにはさまざまな種類があります:
⦁ スルーホールビア
⦁ ブラインドビア
⦁ ベリードビア
⦁ マイクロビア
これらはすべて別の記事で説明されています。こちらからご覧ください。この記事では、主にテンティングと非テンティングの文脈におけるスルーホールビアを指します。
テンティングビアとは?
「テンティング」という用語は、ビア上へのソルダーマスクの適用を指します。テンティングビアとは、PCB製造プロセス中にソルダーマスクで部分的または完全に覆われたビアのことです。このオプションは最も一般的に使用されています。ビアはソルダーマスクで覆われ、HASLなどの表面処理はビアには適用されません。ビア穴は理想的には0.4 mm以下であるべきで、配線および電流容量の要件が許せば0.5 mmを超えないようにしてください。より大きなビアは完全に覆われる保証はありません。この種の欠陥に関する苦情は受け付けられません。
テンティングには主に2つの形態があります:
⦁ ソルダーマスクがビアパッドを覆うが、穴は完全には覆わない(標準的なテンティングで一般的)
⦁ ソルダーマスクがビアパッドと穴を完全に封入し、はんだの侵入を防ぐ
これらはリフロー中にはんだペーストがビア穴に侵入するのを防ぎ、BGA部品下の短絡を回避し、ビアを環境暴露から保護します。
非テンティングビアとは?
一方、非テンティングビアは露出したままになります。このオプションはすべてのビア上のソルダーマスクを除去し、はんだパッドなど他のすべての露出銅と同じ表面処理に曝されます。利用可能な表面処理にはHASLおよびENIGがあります。これにより、ビアは目に見え、表面に開放された状態になります。これらはテストポイントへのアクセスが必要な場合、はんだブリッジの懸念がない場合、コストを最小限に抑える必要がある場合に一般的に使用されます。
JLCPCBの製造では、ビアはパッド(部品が取り付けられるスルーホール)とは異なる扱いを受け、ビアの表面処理オプションはパッドには適用されません。ビアには指定された公差はありませんが、パッドのスルーホールは+0.13/–0.08 mmです。HASL中の短絡を避けるため、ベアビアは他の露出銅から少なくとも0.2 mm離して配置する必要があります。0.2 mm未満のクリアランスを実現するには、HASLの代わりにENIGを使用してください。
テンティングビアはコストが高くなりますか?
ほとんどの場合、テンティングビアはコストを大幅に増加させることはありません。特に最新のPCBメーカーが標準またはオプション機能として提供している場合はそうです。ただし、コストはテンティングプロセスの方法と複雑さによって異なる場合があります:
⦁ 標準テンティング(ビア上のソルダーマスク):追加コストは最小限またはなし
⦁ ビアプラグまたは充填(高信頼性向け):追加処理によりコストが増加する可能性あり
⦁ 両面テンティング:基板サイズ、層数、メーカーによってコストが追加される可能性あり
どちらを選ぶべきですか?
テンティングビアと非テンティングビアのどちらを使用するかの決定は、主にPCB設計の特定の要件と意図するアプリケーションによって異なります。高周波回路や精密な電気的性能が必要な回路を設計している場合、非テンティングビアの方が良い選択かもしれません。一方、設計に環境要因に対する追加の保護が必要な場合、または美観と耐久性を優先する場合は、テンティングビアが適しています。
テンティングビアと非テンティングビアの主な違い:
PCB製造におけるビアの種類:
1. プラグドビア
製造中、まずアルミニウムシートを使用してソルダーマスクインクをビア穴に詰め、次にソルダーマスクインクを基板全体に印刷します。穴詰め率は98%以上に達することができます(Vias In Padを除く)。
2. エポキシ充填&キャップドビア
ビアは非導電性エポキシ樹脂で充填され、その後銅でメッキされます。片面の任意のタイプの非テンティングビアまたは両面のビアインパッドに適しています。
3. 銅-エポキシ充填&キャップドビア
ビアは導電性銅で充填され、その後銅でメッキされます。片面の任意のタイプの非テンティングビアまたは両面のビアインパッドに適しています。プラグドおよびエポキシ充填ビア穴は0.5 mm以下である必要があります。より大きな穴は不完全に充填される可能性があります。この問題に関する苦情は受け付けられません。
テンティングビアが黄色/茶色に見えるのはなぜですか?
ソルダーレジストは液体として塗布され、基板をオーブンで加熱して液体を流動させることでレベリングされます。このプロセス中に、ソルダーレジストがビア穴に流れ落ち、アニュラーリング上の層が基板の他の部分よりも薄くなることがあります。これにより下の銅の色が透けて見え、ビアが黄色/茶色に見えます。これはテンティングビアの正常な結果です。
結論
テンティングビアと非テンティングビアの違いを理解することは、効果的なPCB設計に不可欠です。JLCPCBでは、高い製造基準でテンティングビアと非テンティングビアの両方のオプションを提供し、世界中のエンジニアが信頼性が高くコスト効率の良いPCBを構築できるよう支援しています。テンティングは特定の場合にわずかなコスト増加を伴う可能性がありますが、より大きな保護と美観を提供します。一方、非テンティングビアは製造が簡単で、高周波アプリケーションに対してより良い性能を提供しますが、汚染や潜在的な短絡のリスクが高くなります。決定は、電気的性能、コスト、環境条件などの要因を考慮して行うことができます。適切なビアカバーオプションを選択することで、PCBのより良い性能、信頼性、製造性が確保されます。
学び続ける
フレキシブルPCB製造:プロセス、材料、設計ルール&コスト
リジッドPCB製造における基本的な工程の多くは、フレキシブルPCB製造にも適用されます。しかし、フレキシブルPCBは薄いポリイミドまたはPETフィルムで作られており、加工中の湿気や温度変化によって膨張または収縮する可能性があります。これらの材料特性により、層の位置合わせ、カバーレイ開口部、ベンドゾーン設計の検討にさらなる複雑さが生じます。例えば、カバーレイ開口部に接着剤の流れ込む十分なスペースがない場合や、ビアがベンドゾーンに配置されている場合、設計ルールを満たしていても製造欠陥や組立不良が発生する可能性があります。 図:接着剤ベースおよび接着剤レスのフレキシブル銅張積層板 本ガイドでは、CAMレビューから材料準備、レーザープロファイリング、最終検査に至るまで、フレキシブルPCB製造のプロセスと操作について説明します。また、基板の選択、銅箔、静的および動的フレックス用途向けのカバーレイ、IPC規格、品質試験、フレキシブルPCB製造におけるコスト要因についても学ぶことができます。 フレキシブルPCB製造とは? フレキシブル誘電体フィルム(通常はポリイミド)上にプリント回路を製造し、その後フレキシブル......
テンティッドビアと非テンティッドビアの初心者ガイド
ビアは重要です。高速設計やHDI基板で作業する場合、ビアは非常に重要になります。PCB製造時にビアの種類を選択することは重要です。ビアは基本的に2つ以上の層のトレースを接続するものです。形状、サイズ、トラック長のガイドラインは、高周波・高速信号においてより重要になります。本日の記事では、製造側の観点から、テンティングビアと非テンティングビアのどちらを使用するかという決定について探求します。この初心者向けガイドでは、テンティングビアとは何か、テンティングビアと非テンティングビアの違い、そしてテンティングがコストに影響するかどうかを説明します。 PCB設計におけるビアとは? テンティングについて詳しく説明する前に、ビアとは何かを理解することが重要です。ビアはPCBにドリルで開けられた小さな穴で、銅メッキが施され、基板の異なる層間の電気的接続を作成します。ビアは多層PCBに不可欠であり、信号と電源が層間を移動できるようにします。 ビアにはさまざまな種類があります: ⦁ スルーホールビア ⦁ ブラインドビア ⦁ ベリードビア ⦁ マイクロビア これらはすべて別の記事で説明されています。こちらからご覧くださ......
PCBビアフィリングとカバーリング:種類、方法、応用
主なポイント PCBビアのカバーと充填は5つの異なる処理——未テント、テント、プラグ、エポキシ充填、銅充填——であり、それぞれコスト、信頼性、熱特性のトレードオフが異なります。 テント処理はデフォルトで最も低コストですが、ビアの黄変が発生する可能性があります。プラグ処理は穴を充填してはんだの吸い上げと黄変を防ぎます。 エポキシ充填と銅充填のビアは、BGAファンアウトやHDI設計向けに平坦なキャップ面を持つビア・イン・パッドを可能にします。銅充填はパワーデバイス向けに高い熱伝導率を追加します。 ビア・イン・パッドの必要性、熱要件、はんだボール許容度、プローブアクセスに基づく決定木に従って、適切な方法を選択してください。 すべてのPCBにはビアがありますが、すべてのビアがドリル加工後に同じように処理されるわけではありません。PCBビアカバーとPCBビア充填の選択——ビアを露出したままにするか、ソルダーマスクで覆うか、インクで充填するか、エポキシと銅でプラグするか——は、組立歩留まり、長期信頼性、製造コストに直接影響します。このガイドでは、5つの一般的なPCBビアカバーと充填の選択肢を分解し、それらの違......
プロフェッショナルPCB製造におけるフィデューシャルマーカーが完璧な位置合わせを保証する方法
今日、最も精巧なピックアンドプレースマシンは、0.5mmピッチのQFPをそのフットプリント上に、基板ごとに、数千回にわたって配置し、決してミスすることはありません。それは高価なカメラや高品質なサーボだけの問題ではなく、PCBの隅にただ小さく存在する、ほんの小さな銅の点から始まります。その点はフィデューシャルマーカーを表しており、それがなければ、どんなに滑らかなSMTラインでも暗闇の中で部品を配置することになるでしょう。 自動組立の認識されていないヒーローは、PCB上のフィデューシャルマーカーです。それらはマシンに所定の光学基準を提供し、実際の基板上のすべてのパッド、トレース、部品フットプリントの位置を決定します。CH32V003ベースの開発ボードのように、わずか34.9mm×17.9mmで、MCU、水晶発振器、USBインターフェース、インジケーターLED、プログラミング/GPIOヘッダーで満たされた小型高密度設計では、位置合わせは選択肢ではありません。それは動作するプロトタイプとスクラップパネルの違いなのです。 今日は、フィデューシャルマーカーについて知っておく必要のあるすべてを説明します:それら......
Via Filling 解説:高性能 PCB のための主要技術、利点、ソリューション
主なポイント ビアフィリングは、メッキスルーホールおよびマイクロビアをエポキシまたは導電性銅ペーストで完全に充填し、その後平坦化と銅キャッピング(POFV)を行います。これによりボイド、ソルダーウィッキング、熱的・機械的問題を排除しながら、信頼性の高いビア・イン・パッド設計を可能にします。利点としては、優れた放熱性(最大8 W/m·K)、より良い信号完全性、高い機械的強度、組立歩留まりの向上が挙げられます。JLCPCBは6層以上の基板で無償の非導電性充填+POFVを提供しています。ビア径≤0.5 mmのHDI、高電力、高速PCBに最適です。 ビアフィリングは、設計がより高い層数、より微細なピッチ、より大きな電力密度へと進む中で、信頼性の高いPCB製造の基盤となっています。多層基板における空のビアは脆弱性を生み出します — 組立時の閉じ込められた空気やフラックス残留物、高速信号におけるインピーダンス不連続、電力部品下の熱的ボトルネックなどです。 初期銅メッキ後にビアバレルを完全に充填することで、エンジニアはこれらのリスクを排除しつつ、 ビア・イン・パッド(VIP)配線などの高度な機能を可能にする、堅......
PCB上で信頼性の高いスルーホールはんだ付けを実現する方法
重要なポイント 濡れと充填:活性フラックスを使用してリード、バレル、プレーンを融点以上に加熱し、垂直方向の充填率75%以上を達成します。 プロセスと準備:湿った基板はベーキングしてブローホールを防ぎ、ウェーブ、選択、または手はんだを基板のボリュームに合わせます。 欠陥防止:サーマルリリーフを使用してヒートシンクによるコールドジョイントを防ぎ、滞留時間を制限してパッドリフトを回避します。 DFMと材料:穴はリードの最大寸法に合わせてサイズ設定し、完全な環状リングを維持し、多パス耐久性のために高Tg FR-4を選択します。 スルーホールはんだ付けは、部品のリードを基板の穴に挿入し、その穴にはんだを充填することで、リードとPCBを接続するプロセスです。完成した接合部は全厚の接合部であり、コネクタ、トランス、大型コンデンサは、表面接合部よりも引き抜きや振動に対してはるかに強い結合で接合されます。また、穴、パッド、ラミネートがはんだ付け自体と同じくらい接合部の品質を決定することを意味します。 図1: PCBのはんだ面に凹形フィレットでのはんだ付けされたスルーホールリード このガイドではスルーホール接合部の形......