This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

PCBビアフィリングとカバーリング:種類、方法、応用

初出公開日 Nov 21, 2026, 更新日 Nov 21, 2026

1 min

目次
  • PCBのビアとは?ビアカバーと充填の理解
  • 5つの一般的なPCBビアカバーと充填方法
  • テント vs プラグ vs 未テントビア:適切なPCBビア充填の選択
  • 適切なPCBビアカバー方法の選択方法
  • PCBビア充填とカバーの設計ガイドライン
  • JLCPCBのビア充填とカバーのオプション
  • PCBビア充填とカバーに関するFAQ

主なポイント

  • PCBビアのカバーと充填は5つの異なる処理——未テント、テント、プラグ、エポキシ充填、銅充填——であり、それぞれコスト、信頼性、熱特性のトレードオフが異なります。
  • テント処理はデフォルトで最も低コストですが、ビアの黄変が発生する可能性があります。プラグ処理は穴を充填してはんだの吸い上げと黄変を防ぎます。
  • エポキシ充填と銅充填のビアは、BGAファンアウトやHDI設計向けに平坦なキャップ面を持つビア・イン・パッドを可能にします。銅充填はパワーデバイス向けに高い熱伝導率を追加します。
  • ビア・イン・パッドの必要性、熱要件、はんだボール許容度、プローブアクセスに基づく決定木に従って、適切な方法を選択してください。

すべてのPCBにはビアがありますが、すべてのビアがドリル加工後に同じように処理されるわけではありません。PCBビアカバーとPCBビア充填の選択——ビアを露出したままにするか、ソルダーマスクで覆うか、インクで充填するか、エポキシと銅でプラグするか——は、組立歩留まり、長期信頼性、製造コストに直接影響します。このガイドでは、5つの一般的なPCBビアカバーと充填の選択肢を分解し、それらの違いを説明し、設計に適したアプローチを選択するのに役立ちます。pcn via filling and covering blog cover

PCBのビアとは?ビアカバーと充填の理解

PCBビアカバー(ビア保護またはビア仕上げとも呼ばれる)とは、外層エッチングとソルダーマスク工程後に、ドリル加工されめっきされたスルーホールがどのように処理されるかを指します。ビアは、2つ以上の層を接続する中空の銅めっき穴として始まります。用途に応じて、メーカーは以下を行う場合があります:

  • ビアパッドを露出させてはんだコーティングしたままにする(未テント)
  • 穴を中空のままにしてビアパッドをソルダーマスクで覆う(テント)
  • 穴をソルダーマスクインクで充填しパッドを覆う(プラグ)
  • 穴をエポキシ樹脂で充填し、銅でキャップし、パッドを覆うか露出させる(エポキシ充填)
  • 穴を導電性銅ペーストで充填し、銅でキャップし、パッドを覆うか露出させる(銅充填)

これらの方法は、IPC-4761「プリント板ビア構造の保護に関する設計ガイド」で正式に分類されています。各タイプを理解することは、信号整合性、熱性能、組立要件、予算のバランスを取る必要があるハードウェアエンジニアやPCB設計者にとって不可欠です。

5つの一般的なPCBビアカバーと充填方法

未テントビア(露出/ビア開口)

未テントビアは、アニュラーリング(銅パッド)が露出したままです——ビアパッド上にソルダーマスクは適用されません。露出した銅は、HASL(はんだ)、ENIG、OSP、または他の表面処理で仕上げられます。穴自体は中空のままで両面が開放されています。

利点

  • 良好な熱放散——露出した銅が基板から熱を伝導して逃がす
  • ICTおよびフライングプローブテスト中のテストプローブにアクセス可能
  • 一時的なテストポイントまたはグラウンドポイントとして使用可能
  • 追加のプロセスコストなし

欠点

  • ウェーブまたはリフローはんだ付け中にはんだが穴に吸い上げられ、内部にはんだボールが残る可能性がある
  • 露出した銅は過酷な環境で酸化や腐食に対して脆弱
  • ビアパッドが部品パッドに近すぎる場合、短絡のリスク(推奨パッド間隔≥0.2mm、この閾値以下ではHASLの代わりにENIGを使用)
  • ファインピッチ部品付近のビアには適さない

最適な用途:サーマルビア、テストポイントビア、プローブアクセスが必要な基板。

ガーバーファイルの注意:上記のガーバーファイルに示されているように、一部のビアにはソルダーマスク開口があり、他のビアはソルダーマスクで覆われています。ガーバーファイルを製造用に提出する場合、PCBはそれらのファイルで指定されたビア開口とソルダーマスクカバレッジに従って製造されます。ファイルが意図した設計を反映していることを確認するために、常にソルダーマスク層を確認してください。untented-via-exposed-pad

テントビア(ソルダーマスク被覆)

ビアテントは最も一般的でコスト効率の高いビアカバー方法です。ソルダーマスク(LPIインク)がビアパッド上に適用され、アニュラーリングを覆い、穴を部分的にブリッジします。穴の内部は中空のままです——表面のみが覆われます。これは標準PCB上のほとんどの信号ビアのデフォルト処理です。tented-via-solder-mask-covered

利点

  • 最低コスト——標準ソルダーマスク適用以外の追加プロセスステップなし
  • 組立中にビアパッドにはんだが付着するのを防止
  • ビアと隣接パッド間の偶発的な短絡リスクを低減
  • ほこり、湿気、取り扱い汚染に対する基本的な保護を提供

欠点

  • ビアの黄変/マスクブリード:ソルダーマスクインクは粘性液体です。中空の中心を持つ隆起したビアパッド上に印刷されると、熱硬化によりインクが穴に流れ込み、パッドエッジのマスクが薄くなり銅が露出します(黄褐色の変色)。これはテントの固有の特性であり、欠陥ではありません。
  • 気密シールではない——穴は内部で開いたまま
  • 0.5mmを超えるビアは確実にテントできません。推奨ビアサイズは≤0.4mm(最大0.5mm)
  • 湿気や閉じ込められた揮発性物質がリフロー中にソルダーマスクのブリスターや層間剥離を引き起こす可能性がある
  • ビア・イン・パッドには使用できない

最適な用途:ビア・イン・パッドが不要なコスト重視の民生用および産業用基板の汎用信号ビア。

プラグビア(ソルダーマスク充填)

ビアプラグ(ソルダーマスクによるビア充填とも呼ばれ、PCBビア充填の基本的な形態)はテントより一歩進んでいます。最終ソルダーマスクコートの前に、ビア穴はアルミシートまたは真空プラグプロセスを使用してソルダーマスクインクで強制的に充填されます。その後、ビアは表面をソルダーマスクで覆われます。充填率は≥98%、光不透明度は≥95%に達します。

利点

  • 穴へのはんだ吸い上げを排除——組立中のはんだボールなし
  • 穴が充填されインクが内側に流れ込めないため、ビアの黄変問題を解決
  • テントと比較して湿気や汚染に対するより良い保護
  • エポキシまたは銅充填より低コスト

欠点

  • 完全に硬化しない場合、ガス放出やインクブリード(パッド表面のマスクオイル)の可能性
  • 表面が完全に平坦でない場合がある——ビア・イン・パッドには適さない
  • 両面未テントビアはプラグできない
  • 直径0.4mm未満の片面未テントビアは半プラグのみ可能(光透過の可能性あり)
  • 露出パッド上に部分的にあるビアは半プラグのみ可能

片面ソルダーマスク開口は不完全なプラグをもたらす可能性があります。ソルダーマスクインクが開口側から染み出し、ビアが部分的に未充填のまま残り、光が透過し、組立中にはんだが穴に入る可能性があります。より信頼性の高い充填と銅キャップが必要な場合は、銅キャップ付きエポキシ樹脂ビア充填を選択してください。plugged-via-solder-mask-filled

最適な用途:ビアがパッドの近くにあるが内部にはないSMT基板、エポキシ充填のコストなしでテントより良いシーリングを必要とする設計。

エポキシ充填ビア(樹脂プラグ+キャップビア)

エポキシビア充填は、非導電性エポキシ樹脂を使用してドリル加工されたビアを完全に充填します。硬化後、表面は平坦に研磨され、次に銅で電気めっき(キャップめっき)され、滑らかで連続した銅表面が形成されます。その後、ビアはソルダーマスクで覆うか露出させることができます。これらのキャップビアは、キャップされたビアをSMDパッド内に直接配置できるため、ビア・イン・パッドとも呼ばれます。

利点

  • ビア・イン・パッド機能:ビアをSMDパッド上に直接配置可能——BGAおよびファインピッチ部品のファンアウトに革命をもたらす
  • 完全に平坦な表面——窪みなし、高密度SMT組立に理想的
  • ビアの黄変なし、はんだ吸い上げなし、ガス放出なし
  • 優れた長期信頼性——ビアが完全に封止されている

欠点

  • 4層基板の場合、テントやプラグより高コスト
  • ビア直径はエポキシ充填に関するメーカーの要件を満たす必要があり、この範囲外ではエポキシ充填は実用的でない
  • キャップめっきが必要で、プロセスステップが追加される
  • エポキシは非導電性で熱伝導率が低い(約0.2 W/m·K)

品質基準:キャップめっき厚≥5μm、表面凹み≤127μm、突出≤50μm、完全不透明。

最適な用途:BGAファンアウト、HDI基板、高密度設計、ビア・イン・パッドを必要とするあらゆる用途。

銅エポキシ充填ビア(導電性ペースト+キャップビア)

銅エポキシビア充填はエポキシ充填と同じプロセスに従いますが、穴は非導電性エポキシの代わりに高熱伝導性銅ペースト(熱伝導率約8 W/m·K)で充填されます。その後、表面は銅でキャップめっきされます。この方法は「サーマルビア・イン・パッド」と呼ばれることもあります。

利点

  • エポキシ充填のすべての利点(ビア・イン・パッド、平坦な表面、黄変なし)
  • 優れた熱伝導率:銅ペーストはエポキシより約40倍熱を伝導し、パワーデバイスのサーマルビアに理想的
  • エポキシ充填ビアより優れた電流容量
  • 完全に不透明で信頼性が高い

欠点

  • 5つの方法の中で最高コスト
  • 同じ直径制限:0.15~0.55mm
  • 銅ペースト材料はエポキシより高価

品質基準:エポキシ充填と同じ——キャップめっき≥5μm、凹み≤127μm、突出≤50μm。

最適な用途:パワーエレクトロニクス、BGAパッケージ下のサーマルビアアレイ、大電流設計、ビア・イン・パッドと強化された放熱の両方を必要とする用途。copper-filled-via-thermal-pad

テント vs プラグ vs 未テントビア:適切なPCBビア充填の選択

最も混同されやすい3つの方法は、テント、未テント、プラグです。以下に並列比較を示します:

特徴未テントビアテントビアプラグビア
穴の内部開放、中空開放、中空ソルダーマスクインクで充填
パッド表面露出銅、はんだコーティングソルダーマスクで被覆ソルダーマスクで被覆
はんだ吸い上げ高リスク低リスクなし
ビアの黄変該当なし一般的なし
表面平坦性凹面(開口穴)やや凹面ほぼ平坦
ビア・イン・パッド?不可不可不可
相対コスト最低低中
熱性能最高(露出銅)不良不良

適切なPCBビアカバー方法の選択方法

この決定木に従って、設計に適したビアカバーを選択してください:

  1. ビアはSMDパッド内に配置する必要がありますか(ビア・イン・パッド)?はい→エポキシ充填または銅充填を選択。いいえ→次へ進む。
  2. ビアは主にパワーデバイス下の放熱用ですか?はい→銅充填(ビア・イン・パッドの場合)または未テント(そうでない場合)を選択。いいえ→次へ進む。
  3. はんだボールやビアの黄変を許容できますか?いいえ→プラグビアを選択。はい→次へ進む。
  4. ビアにテストプローブアクセスが必要ですか?はい→未テントを選択。いいえ→デフォルトのテント(最低コスト)。
設計シナリオ推奨方法理由
BGA/ファインピッチICファンアウトエポキシ充填(ビア・イン・パッド)直接パッドビアを可能にし、配線スペースを節約
パワーデバイスサーマルビアアレイ銅充填(サーマルビア・イン・パッド)高熱伝導率+平坦な表面
汎用信号ビア、コスト重視テント(デフォルト)最低コスト、適切な保護
SMDパッド近くのビア、ビア・イン・パッドなしプラグはんだ吸い上げ防止、黄変なし
テストポイント/サーマルパッド未テントプロービングまたは放熱用の露出銅
高信頼性/産業用プラグまたはエポキシ充填より良いシーリングと長期保護

PCBビア充填とカバーの設計ガイドライン

  • ビアサイズ:テントビアの場合、直径≤0.4mm(最大0.5mm)に保つ。エポキシ/銅充填の場合、0.15~0.55mmを使用。
  • アニュラーリング:信頼性の高いテントまたはプラグのために、ビア周囲に十分な銅リングを確保。
  • 未テントビア間隔:未テントビアパッドを隣接部品パッドから少なくとも0.2mm離す。より狭い間隔にはHASLの代わりにENIGを使用。
  • ファイル形式:プラグまたは充填ビアを注文する場合はネイティブPCBファイル(EasyEDA、Altium、KiCad)を提供——メーカーはビアを自動検出できます。ガーバーのみの場合、注文備考にプラグ/充填が必要なビアサイズまたは位置を指定。
  • 1枚の基板での混合方法:同じ基板で異なるカバー方法を使用するのは一般的です——例えば、BGAエリアにエポキシ充填ビア、信号用にテントビア、サーマルパッド用に未テントビア。設計または注文備考に明確に指定してください。
  • プルーフチェック:量産前に、ビアカバーが意図通りに適用されていることを確認するため、常に生産確認ファイル(ガーバーレビュー)を確認してください。

JLCPCBのビア充填とカバーのオプション

JLCPCBは5つのビアカバー方法すべてをサポートしています。注文時に、カスタマイズセクションでビアカバーオプションを選択できます。主なポイント:

  • テントビアがデフォルト——追加料金なし
  • 未テントビアは注文備考または設計ファイルで「ビア開口」を指定する必要がある
  • プラグビア(ソルダーマスク充填)は追加コストで利用可能。最良の結果を得るにはネイティブファイルを提供
  • エポキシビア充填は6層以上の基板では無料。4層基板では追加料金が発生
  • 銅エポキシ充填はサーマルビア用途でプレミアム料金で利用可能

ガーバーファイルを提供してビアプラグを要求する場合、どのビアをプラグするかを示すマークアップ画像を含め、注文備考にビア直径を記載してください。

PCBビア充填とカバーに関するFAQ

Q:ビアテントとビアプラグの違いは何ですか?

ビアテントはビアパッドをソルダーマスクで覆いますが、穴は中空のままです。ビアプラグはパッドを覆う前に穴をソルダーマスクインクで充填します。プラグははんだ吸い上げとビアの黄変を排除しますが、テントは低コストですがパッドエッジに黄変が現れる場合があります。

Q:ビア・イン・パッドとはどういう意味ですか?

ビア・イン・パッド(VIP)は、ビアをSMD部品パッド内に直接配置する設計手法です。これには平坦でのはんだ付け可能な表面を作成するためのキャップめっき付きエポキシまたは銅充填が必要です。テントおよびプラグビアは、表面が信頼性の高いSMT組立に十分な平坦性がないため、ビア・イン・パッドには使用できません。

Q:エポキシ充填の代わりに銅充填ビアをいつ使用すべきですか?

ビア・イン・パッド機能と強化された熱性能の両方が必要な場合に銅充填ビアを使用します。銅ペーストはエポキシの約40倍の熱伝導率を持ち、パワーデバイスのサーマルビアやBGAサーマルパッドに理想的です。信号ビアや標準BGAファンアウトには、エポキシ充填で十分であり、よりコスト効率が高いです。

Q:同じPCBで異なるビアカバー方法を混在させることができますか?

はい。BGAエリアにエポキシ充填ビア、一般信号用にテントビア、サーマルまたはテストポイント用に未テントビアを使用するのは一般的な慣行です。どのビアにどの処理が必要かを指定した明確な設計ファイルまたは注文備考を提供してください。

Q:テントビアが時々黄色くなるのはなぜですか?

ビアの黄変は、熱硬化中にソルダーマスクインクが中空のビアに流れ込み、パッドエッジのマスクが薄くなり下の銅が露出するために発生します。これはテントの固有の特性であり、製造上の欠陥ではありません。プラグまたは充填ビアは穴がすでに充填されているため、この問題はありません。

PCBビア充填とカバーに関する結論

適切なPCBビアカバーと充填方法の選択は、コスト、信頼性、熱性能、組立要件のバランスです。テントは汎用信号ビアのデフォルトであり、プラグははんだ吸い上げと黄変を防ぎ、エポキシと銅充填はBGAファンアウトおよび高密度設計向けのビア・イン・パッドを可能にします。5つのIPC-4761方法を理解し、簡単な決定木に従うことで、設計者は各ビアに最適な処理を選択し、下流でのコストのかかる組立および信頼性の問題を回避できます。

100006883100006882_11zon

学び続ける