PCBアート:驚くべきデザインと自作する方法
1 min
- いくつかのPCBアートデザインとアイデア
- 必須のPCBアート用品と美的ハック
- カスタムPCBアートの作成 – 高速ワークフロー
- PCBアートの注文とコスト最適化
- デザインからGerberまで – 最終仕上げ
- 結論:
通常、PCBはトレースで構成された小さな基板上に複雑な回路を再現するように設計されています。これはすべて、異なるコンポーネントを接続するために行われます。しかし、プリント基板の美しさと機能性に関しては、カラフルなPCBやPCBカードなど、さまざまな用途も存在します。PCBアートの台頭は偶然ではありません。そしてJLCPCBの登場により、このアートはより簡単に製作できるようになりました。創造性とRGBを披露することを愛するコミュニティ。自分の作品を機能的でありながら額に入れて飾れるものにしたいエンジニアは、PCBアートデザインを使用しています。PCBアートとカラフルなPCBは、回路基板を機能的なコンポーネントからビジュアルデザインへと変貌させました。JLCPCBのようなサービスにより、デザイナーは銅層、ソルダーマスク開口部、シルクスクリーンを使用してPCBアートを作成できます。
バイラルヒットとコミュニティの熱狂
カラフルなソルダーマスクと異なる色のシルクスクリーンを施した基板は、1つのツイートでプロトタイプからバイラルへと変わる可能性があります。こちらがArduino Megaの写真です。どれほど美しく見えるかご覧ください。PCBアートのアイデアに対するコミュニティの熱狂には3つの理由があります:
共有しやすさ。ビジュアルデザインはソーシャルメディアやハードウェアのショーアンドテルに最適です。
低いハードル。すでにKiCadやEagleを知っていれば、アート制作は主にデザインの判断であり、スキルではありません。
ファブフレンドリー。クイックターンのファブはカラーオプションを提供しています。
注目されたいなら、次のPCBデザインプロジェクトに美的な選択を加えることが、関連性を得る近道です。
いくつかのPCBアートデザインとアイデア
見事なPCBアートを制作するためにイラストレーターである必要はありません。最高のPCBアートデザインは、巧妙な構成の組み合わせです。こちらで Ian Dunnによる異なる色の比較をご覧ください。異なる色の組み合わせによるソルダーマスク、シルクスクリーン、銅の比較を示しています:
いくつかのヒントとして、シェーディングには銅ベタを使用し、細かいディテールにはシルクスクリーンを使用します。大電流トレースは繊細なビジュアル要素から離しておきましょう。
幾何学模様、ポップカルチャー、インタラクティブLED作品
幾何学模様、例えばボロノイ充填や同心円状の銅リングは、エレガントで芸術的なPCB作品を作成するために使用されます。これらはコントラストの効いたソルダーマスクと露出した銅で素晴らしく見えます。
ポップカルチャーの引用:銅にルーティングされたピクセルアートのスプライトやスタイライズされたロゴは、Z世代に好まれています。
インタラクティブLED作品:アドレサブルLEDやシンプルなPOV技術を使用してアートをアニメーション化します。これにより、静的な形状を生きたディスプレイに変えることができます。これらはポートフォリオに最適なPCBデザインプロジェクトです。
フレキシブル、リジッドフレックス、シーズナルアート基板
フレキシブルPCBアートはウェアラブルデバイスや曲げられる彫刻に活用されています。フレックスデザインにより、アートワークの一部として動きを取り入れることができます。一方、リジッドフレックス基板はロジック用のリジッドセクションとフレックスの「翼」を組み合わせています。これらを組み合わせて予想外の形状を作ることができます。
ホリデーオーナメントや限定生産のシーズナルデザインは、カスタムPCBアートを披露する安価な方法です。例えば、PCBバッチを任意の季節やフェスティバルに捧げることができます。フレックスとリジッドフレックスのオプションは新たな形式的可能性を開きます。しかし、DFMの複雑さの増加と高い製作コストもこれらの基板には伴います。
必須のPCBアート用品と美的ハック
ソルダーマスクの色、表面処理、ファンシーカットアウト
ソルダーマスクの選択、例えば黒はエレガントですがほこりが目立ちます。一方、白はシルクスクリーンを引き立て、LEDと相性が良いです。紫とマットブラックはトレンディです。ソルダーマスクを背景キャンバスのように使いましょう。表面処理としてはENIG(金)やイマージョンシルバーが高級感を加えます。ENIGは高価ですが、露出した銅アートに素晴らしく見えます。HASLは安価でレトロですが、洗練されていません。露出した銅とカットアウトは金属的なハイライトを作成します。以下はいくつかのヒントです:
- 中間調には薄いハッチング銅ベタを使用します。
- シルクスクリーンとカットアウトを組み合わせて3Dの錯覚を作成します。
- ファブが2トーンシルクスクリーンをサポートしている場合、奥行きを出すためにシルクスクリーン層をずらします。
カスタムPCBアートの作成 – 高速ワークフロー
DRCに違反することなく、カスタムPCBアートを素早く作成したい場合。以下が効率的なワークフローです:
無料ツール、テンプレート、Gerberのコツ
1) ツール:KiCad、Inkscape、EasyEDAはビットマップからポリゴンへのマッピングを行うツールです。これらのツールにより、電気的機能を維持しながら基板をベクターアートのように扱うことができます。
2) ワークフローの手順:
- 回路を設計し、アート用の「キャンバス」領域を確保します。
- InkscapeでSVGとしてアートワークを作成し、ヘアライン機能を避けるためにストロークを簡素化します。
- SVGをEDAのシルクスクリーンまたは銅層にインポートします。細いストロークを、ファブリケーターの最小幅を満たす太いトレースやポリゴンに変換します。
- DRCを実行して、偶発的な銅の重なりがショートを引き起こさないことを確認します。
- シェーディングとテクスチャには銅ベタとテンティングビアを使用します。
3) Gerberのコツ:鮮明な線にはシルクスクリーンに、金属的なアクセントには銅にアートワークを配置します。ソルダーマスク開口部を使用してネガティブスペース効果を作成します。標準的な要素サイズ、テキストの高さ、ストローク幅の厚さのテンプレートを保持し、デザインが常に製造可能であるようにします。
安価な注文のためのパネライズ
パネライズは、小さなアートの少量生産を手頃な価格で実現する秘訣です。マウスバイトやVカットを使用して、いくつかの小さなアート基板を1つの大きなパネルに組み合わせることができます。デザインを組み合わせて、ツーリングとソルダーマスクのセットアップコストを償却します。パネライズは基板あたりのコストを削減し、配布用の予備基板を提供します。
PCBアートの注文とコスト最適化
パネライズ、層数、数量戦略
2層基板は通常、アートにとって最もコスト効率が良いです。多層は機能上の必要性のみに限定しましょう。標準厚(1.6 mm)と1 oz銅がデフォルトの製作設定です。機械的な理由で設計が必要とする場合のみ、2 oz以上にアップグレードしましょう。
10~50枚の注文は、ホビイストのアート生産にとってしばしば最適な数量です。非標準の表面処理、シルクスクリーンの色、カットアウトごとに追加コストが発生します。類似の注文を組み合わせ、異なるデザイン間でパネルレイアウトを再利用してセットアップ費用を削減しましょう。
デザインからGerberまで – 最終仕上げ
美的 vs DFMバランスチェックリスト
Gerberを送信する前に、このチェックリストを確認してください:
- シルクスクリーン/線幅はファブの最小印刷可能幅を超えていますか?
- 露出した銅エリアに必要に応じて保護処理が施されていますか?
- 芸術的な銅ベタは、意図した場所でトレースやパッドから電気的に絶縁されていますか?
- カットアウトは製造可能で、ファブのツールサイズ制限内ですか?
- ビジュアルに影響を与える可能性のあるビアをテンティングまたはカバーしましたか?
- テストポイントとアセンブリノートをアートと衝突しないように配置しましたか?
結論:
PCBアートはエンジニアリングと美学が出会う場所であり、その結果は目を見張るものがあります。幾何学的な銅ベタからインタラクティブなLED彫刻まで。 PCBアートデザインは、技術的な作品が美しく、共有可能で、製造可能であることを示すことができます。適切なPCBアート用品を使用し、高速なSVG-to-Gerberワークフローを採用しましょう。
お気に入りの回路図をシグネチャーアート基板に変えたいですか?小さな2層パネルから始め、大胆なソルダーマスクの色を選び、シルクスクリーン用にクリーンアップしたSVGをインポートしましょう。次のPCBデザインプロジェクトが、ピン留めされ、共有され、記憶されるものになるかもしれません。JLCPCBのガイドラインに従って、独自のPCBアートデザインを製作しましょう。
学び続ける
Altium MCP:GPT-6とCodexを活用したAIによるPCB設計【ステップバイステップガイド】
Altium MCPは、Model Context Protocol(MCP)サーバーを介してAltium DesignerとAIアシスタントを接続します。AIはスクリーンショットを見ながら画面をクリックする代わりに、Altiumのスクリプト関数を直接呼び出します。本記事では、Codex上のGPT-6とオープンソースのeda-agentサーバーを使用し、230 VAC・10 A対応のBL0942搭載電力量計測基板を設計しました。データシートの確認から、DRC違反のない基板製造データの作成までを検証しています。 AIが部品選定、回路図作成、部品配置、配線、基板のチェックを実行し、回路構成の判断、配置方針の提示、修正の指示はエンジニアが担当しました。 本ガイドで解説する内容: Altium MCPとeda-agentサーバーの仕組み Codex上のGPT-6をAltiumに接続し、接続状態を確認する方法 AIによる部品選定、回路図作成、部品配置、配線の実行過程 出力されたデータと、エンジニアによる修正が必要だった箇所 注意事項 これらのサーバーは、第三者が独立して開発するオープンソースプロジェクトです......
PCB設計向けAIツール:あなたの設計ワークフローに最適なツールは?
AIツールは現在、PCB設計における回路構成の検討、回路図生成、部品選定、部品配置、配線、設計検証など、さまざまな工程を支援できるようになっています。 しかし、各AIツールが対応する工程や得意分野はそれぞれ異なります。 本記事では、AI PCB設計ツールについて、実際にどのような処理を行うのか、必要となる入力情報、そして実際のエンジニアリングワークフローのどの段階で活用できるのかを比較・解説します。 この記事では、以下の内容について解説します。 6種類のAI PCB設計ツールと、それぞれに必要な入力情報 PCB設計工程ごとにAIツールが実行できる内容 設計開始時点や使用中のEDAソフトに応じたツール選択方法 AIによる設計結果にもエンジニアによる検証が必要な理由 図: PCB設計ワークフローの各段階に対応したAI PCB設計ツールの分類 PCB設計向けAIツールの種類 AI PCB設計ツールは、大きく6種類に分類できます。 選択する際は、現在所有している設計情報が アイデア、要求仕様、回路図、または配置済み基板 のどの段階にあるかを基準にすると適切なツールを選択できます。 図: PCB設計における......
適切なPCB形状の選択
PCBに適切な形状を選択することは、電子デバイスの全体的な性能、製造性、美観に大きな影響を与える重要な決定です。長方形のPCBが最も一般的で汎用性がありますが、特定のアプリケーションで独自の利点を提供するさまざまな形状があります。この包括的なガイドでは、さまざまなPCB形状を探り、各形状の例を提供し、それらがどのように設計と機能性を最適化するかを紹介します。PCB形状の重要性を理解し、具体的な例を考慮することで、電子システムを強化するための情報に基づいた決定を下すことができます。 長方形PCB形状:定番の選択 長方形PCBは、実績のある選択肢であり、多様な業界で広く使用されています。その長方形の形状は、シンプルさ、製造の容易さ、標準プロセスとの互換性を提供します。この形状により、効率的な部品配置、簡単な信号配線、標準化された筐体への統合が可能になります。例えば、ハイエンドノートパソコンは通常、内部スペースの利用を最大化するために長方形のPCB形状を採用しています。長方形の形状により、プロセッサ、メモリ、ストレージ、その他のコンポーネントを効率的に配置でき、コンパクトで強力なコンピューティングデバイ......
部分的に反転したパネル化のチュートリアル
PCB設計のレイアウトエンジニアリング段階では、パネライゼーションが頻繁に採用されます。パネライゼーションとは、本質的には個々の基板をより大きな一枚の基板に組み立てることであり、Vカット、プロセスエッジ、フィデューシャル、ツーリングホール、その他のプロセス用クリアランスのためのスペースを確保します。 PCB試作時には、製造および実装の前に、Altiumで小さな基板をより大きな一枚の基板に組み立てる方が効率的であることがよくあります。 部分的反転パネライゼーション方法 今日は、PCB試作に特化した部分的反転パネライゼーション方法について詳しく見ていきましょう。基本的には、描画したPCBのTOP層をBOTTOM層に変換し、その逆も行ってパネライゼーションするものです。 全体的な手順は以下の通りです: 1. 新しいPCBファイルを作成し、完成したPCB設計を新しく作成したPCBファイルにコピーします。 2. 特殊貼り付けを実行します。 3. PCB基板全体をコピーし、選択して反転させ、時計回りに180度回転させます。 これらの手順を実行するには: 1. ファイル全体を選択します(ショートカット:S+A)......
PCB層数の決定
プリント基板(PCB)の設計を始めるとき、あなたが下すべき重要な決定の一つは、PCBの層数を決めることです。層数が異なれば、プロジェクト設計の結果に必ず影響を与えます。ここでは、その意味について説明し、PCB設計における銅層の数を決定するための簡単なガイドラインを提供します。 PCB層の理解 回路の複雑さを分析する: 回路の複雑さは、PCBの層数を決定する主要な要素です。多数の部品と複雑な配線要件を持つ複雑な回路では、必要なトレースと接続を収容するために追加の層が必要になる場合があります。 部品密度が高い回路は、通常、必要な配線を収容するためにより多くの層を必要とします。設計に複数の高速信号や敏感なアナログ信号が含まれる場合、追加の層は専用の電源プレーンとグラウンドプレーンを提供し、ノイズを低減することで信号整合性の向上に役立ちます。さらに、高速回路や敏感なアナログ信号を含む設計では、信号整合性に特別な注意が必要です。追加の層を利用して電源プレーンとグラウンドプレーンを分離し、ノイズを最小限に抑え、信号干渉やクロストークを低減することができます。 スペースの制約を考慮する: 設計をコンパクトな電子......
銅トレース設計のマスター
銅トレースは、PCB設計において電気信号の効率的な流れを確保する上で極めて重要な役割を果たします。あなたが電子工作愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、あるいはこの分野のプロフェッショナルであっても、銅トレース設計の原理と技術を理解することで、あなたのPCBプロジェクトを新たな高みへと引き上げることができます。本日は、JLCPCBが銅トレース設計の技術をマスターし、あなたのプロジェクトが最終的に最適な結果を達成できるようご案内します。 銅トレース設計の重要性: 銅トレースはあらゆるPCBの生命線であり、コンポーネント間で信号を伝達し、電子デバイスの機能を可能にします。適切に設計された銅トレースレイアウトは信号損失を最小限に抑え、電磁干渉(EMI)を低減し、信号整合性を向上させます。銅トレース設計をマスターすることで、PCBの全体的な性能と信頼性を高めることができます。 銅トレース設計における重要な考慮事項: a. トレース幅と間隔: 適切なトレース幅と間隔を決定することは、インピーダンス制御を維持し、信号劣化を防ぎ、電流容量要件に対応するために極めて重要です。トレース寸法を選択する際には、電流レベ......