信頼性の高いPCB製造において正確なNPTH設計が重要な理由
1 min
- PCB製造におけるNPTH穴の理解
- NPTH穴の主要な設計考慮事項
- NPTHの製造上の課題と精密なソリューション
- 複雑なPCBプロジェクトにおけるNPTHのベストプラクティス
- JLCPCBのNPTH処理における専門的能力
- NPTH設計に関するFAQ
- 結論
重要なポイント
- NPTHは機械的な穴(銅メッキなし)で、実装、位置合わせ、治具用途に使用されます。
- 不適切なNPTH設計は、組立時やネジ締め時にPCBのひび割れを引き起こすことがよくあります。
- 主要なルールに従ってください:±0.08 mmの公差、直径≥0.5 mm、銅クリアランス0.2~0.3 mm。
- エッジ穴の周囲に十分な材料を確保し、製造ファイルでNPTHを明確にマークしてください。
- 適切なNPTH設計+DFMチェックにより、試作から量産までの信頼性が確保されます。
完成したPCBを筐体に入れてネジを締めたとき、小さなひび割れが入ったことはありませんか?その小さな音は、通常NPTHがうまくいっていない証拠です。銅に近すぎる非メッキ貫通穴や、正しい公差で指定されていないわずかに中心からずれた穴は、完璧な基板を徐々に破壊する可能性があります。ほとんどのエンジニアはインピーダンスやデカップリングについて何時間も考えますが、実装穴については最後に考えるものです。

問題は、これらの機械的な穴には実際の応力がかかるということです。それらは位置合わせと、組立後および現場使用後に基板がどれだけ持ちこたえるかを決定します。PCBのNPTH穴は、信頼性を決定する上で小さくも重要な要素です。このガイドでは、NPTHとは何か、メッキ穴との違い、サイズ、公差、そして DFM ルールについて説明し、故障ポイントを防ぐ方法をお伝えします。コースの最後には、単一の試作から本格的な量産まで、ファブリケータに毎回確実に実現してほしいNPTH機能を定義できるようになります。
PCB製造におけるNPTH穴の理解
NPTHとは何か、PTHとの違い
非メッキ貫通穴(NPTH)は、基板を完全に貫通してドリル加工された穴です。銅バレルも導電性コーティングもなく、電気的な機能はありません。機械的な理由のみで存在します。一方、 メッキ貫通穴(PTH)は、その壁面を薄い電解銅バレル(通常20~25 µm)が覆っており、層間の電流を運んだり、はんだ付けされたリードを固定するために使用されます。

それは単なるメッキ以上のものです。実際、2つの穴は製造プロセスの異なる段階で製造されます。PTH穴は早い段階でドリル加工され、バレルを形成するために無電解銅メッキと電解銅メッキの両方が施されます。NPTH穴はメッキ中にマスキングされるか、より一般的な第2のドリル工程で、銅が壁面に露出しないようにメッキ後にドリル加工されます。PTHとNPTHの違いを一度理解すれば、設計上の意味は明らかです。最も重要な要素と、それらの比較を以下に示します:
| 要素 | PTH(メッキ貫通穴) | NPTH(非メッキ貫通穴) |
|---|---|---|
| 壁面メッキ | 銅バレル(20~25 µm) | 裸のラミネート、メッキなし |
| 主な機能 | 層間の電気的接続、部品リード | 機械的実装、治具、位置合わせ |
| ドリルタイミング | 銅メッキ前にドリル加工 | メッキ中にマスキング、または後にドリル加工 |
| アニュラリング | 必要(穴周囲の銅パッド) | なし、またはクリアランス付きの孤立パッド |
| 相対コスト | 高い(追加メッキ工程) | 低い(よりシンプルなプロセス) |
| 一般的な用途 | ビア、スルーホールリード、コネクタ | ネジ穴、スタンドオフ、フィデューシャル、治具穴 |
非メッキ貫通穴の一般的な用途
NPTH機能は機械設計の縁の下の力持ちです。回路図に登場することはほとんどありませんが、ほぼすべての基板に少なくとも1つは存在します。信号がないため、保持、位置決め、または保護のために使用されます。非メッキ貫通穴は以下の用途に使用されます:
- 基板を筐体に取り付けるためのネジ、ボルト、 スタンドオフ実装 穴
- パネル上の製造・組立ツール用の穴で、正確なパネル位置決めを確保
- ピックアンドプレース用に基板を位置決めするためのピンと嵌合する位置合わせ穴
- シャフト、コネクタ、またはファスナーが接触せずに通過できる金属プレートの開口部
- コネクタ、ヒートシンクタブ、またはメカニカルキーイング用のスロットと切り欠き(ドリルではなくルーティング)
NPTH穴の主要な設計考慮事項
サイズ、公差、配置ガイドライン
最初のルールは、穴を実際のファスナーに合わせることです。M3ネジの場合、クリアランス穴は約3.2 mm、M2.5ネジは約2.7 mmなどとなります。小さすぎるとネジが入らず、大きすぎると基板がぐらついたり、ネジの頭が突き抜けたりする可能性があります。公差は、ファブリケータの目から見てNPTHをPTHと区別するものです。NPTH穴はメッキによる仕上がり直径の減少がないため、仕上がり直径で指定されます。
機械的NPTH公差は通常±0.08mmの範囲内で、標準的なネジやスタンドオフには十分です。ファブリケータが維持できると確信できる場合に限り、圧入ダウエルピン/ベアリングシート用により厳しい公差を指定できます。サイズと同じくらい重要なのが配置です。実装穴は基板のエッジから離して配置し、ルーティングが穴に突き抜けないようにし、ネジの頭やワッシャーのフットプリント用のスペースを確保する必要があります(メカニカルキープアウトは穴自体より大きくなる場合があります)。
銅、ソルダーマスク、基板エッジとの相互作用
NPTHはドリル穴のない壁であり、NPTHに接触する銅は機械的応力を受け、ファスナーを介して短絡する可能性があります。経験則として、銅はドリルエッジから少なくとも0.2~0.3mm離して配置するか、金属ネジ頭を表面に配置する場合はさらに離す必要があります。ソルダーマスクもNPTH周辺では異なります。ファブリケータは通常、ドリルやルーターによってギザギザのマスクエッジが生じるのを防ぐため、穴からマスクを除去します。

通常のNPTHはその接続を行いません。実装ネジが銅に接触するように設計する場合(シャーシ接地用)、メッキ穴または意図的に露出したパッドが必要です。基板エッジのNPTH機能には特別な注意が必要です。実装穴がルーティングエッジに近すぎる場合、薄くて壊れやすいラミネートエッジが形成され、デパネリング時やネジのトルク時にひび割れる可能性があります。エッジに隣接する穴の周囲に十分な材料を設けて、完全性を維持してください。
最小NPTHサイズとアスペクト比の要件
各ファブリケータには、機械的に実行できる最小ドリルサイズがあります。ほとんどの一般的なプロセスにおけるNPTH直径の実用的な下限は約0.5 mmです。これは、非常に小さな機械的穴はあまりメリットがなく、ドリル折損のリスクが増加するためです。直径がこれより小さい穴はNPTHではなく、メッキ穴です。メッキがなくても、アスペクト比(基板の厚さ÷穴の直径)は依然として適用されます。非常に深く狭い穴は軸からずれたり、反対側で軸から外れて出てくる可能性があります。小さな機械的NPTHのアスペクト比(メッキビアに一般的に使用される10:1の比率以下)は、まっすぐできれいな穴を提供します。つまり、厚い基板には信頼性を維持するために比例して大きなNPTH直径が必要です。
NPTHの製造上の課題と精密なソリューション
ドリル精度、バリ取り、穴壁品質
NPTH穴はメッキ穴とは別にドリル加工されることが多く、位置合わせの問題が生じます。第2のドリルパスは第1パスと同じデータムに合わせる必要があり、そうでないと銅や基板外形からずれてしまいます。この第2ドリルの位置合わせは、光学的位置合わせを備えた高性能CNCドリルで厳密に制御されています。裸のラミネート壁は、ドリル出口でバリやほぐれたガラス繊維も発生させます。

これらのバリは、対処しないとネジの着座と平坦性に影響します。穴のエッジは適切なバリ取りプロセス(機械的ブラッシングまたは制御された研磨パス)によって清浄され、滑らかで寸法的に正確な仕上がり機能が得られます。銅がないため、壁の品質が重要です。ドリル速度、送り速度、ビットの鋭さはすべて、切削されるラミネートに最適化されており、圧入NPTHでは粗い壁や樹脂が付着した壁の影響を受ける可能性があります。
一般的な欠陥を防ぐためのプロセス管理
NPTHの欠陥のほとんどは予測可能であり、適切な管理によって回避できます。これらは、適切に運営されたファブラインでジョブ全体を通じて監視されます。

- 穴への銅の侵入:メッキ中にマスキングが機能しない場合、 stray copperが壁面に現れ、機械的な穴から偶発的な導体が形成される可能性があります。堅牢なマスキングとメッキ後ドリル加工ではそのような問題はありません。
- 位置ずれ:ドリルビットの摩耗や位置合わせの欠如により、穴が意図した位置からずれます。
- バリと層間剥離:積極的な送り速度により、穴の周囲のラミネートにひびが入ります。最適化されたドリルパラメータと最適化された入口/出口バッキング材料によりエッジを保護します。
- 穴のサイズ過大または過小:ビットの摩耗により、時間の経過とともに仕上がり直径が変化します。ドリルチャートの統計的スポットチェックにより、公差を超える前にドリフトが検出されます。
複雑なPCBプロジェクトにおけるNPTHのベストプラクティス
機械的強度、位置合わせ、組立の最適化
すべての実装NPTHを耐荷重点として扱ってください。基板をネジで固定すると、トルクと振動がネジ周辺に集中するため、ネジ周囲のラミネートにはひび割れを最小限に抑える十分な厚さが必要です。各実装穴の周囲に非機能的なキープアウトリング(銅フリー、部品フリーのリング)を設けることで、応力を分散し、ワッシャー用のきれいな座面を提供します。位置合わせ穴は機械的な基準と見なされます。適度に離れた2つのNPTH治具穴をデータムとして選択し、他のすべての重要な機能をこの2つから寸法設定することで、基板、筐体、組立ラインの共通原点を確立します。これにより、マルチボードまたはパネル化製品におけるスタックアップの位置ずれが大幅に最小化されます。
NPTH機能に固有のDFMルール
NPTH製造は、クリーンなDesign for Manufacturability(DFM)パッケージで予測可能です。これらのルールをCADライブラリに組み込み、ファブリケータからの多くの問い合わせから身を守りましょう:
- ドリルファイル/製造ノートでNPTHを明確にマークしてください。そうしないと穴がメッキされ、ドリルが合わなくなります!
- 短絡とエッジ応力を防ぐため、ファブリケータのクリアランスに従ってすべてのNPTHから銅を離してください。
- 最小直径を制限し、NPTHは0.5 mm以下にしないでください。必要な場合は、これより小さい直径にはメッキ穴を使用してください。
- 標準的な機械的穴には±0.08 mmなどの合理的な公差を指定し、圧入が必要な場合にのみ厳しくしてください。
JLCPCBのNPTH処理における専門的能力
高度な高精度ドリル・ルーティング設備

光学的位置合わせは正確なNPTH作業に不可欠であり、JLCPCBは最新のCNCドリル・ルーティングラインを備えています。カメラ位置合わせにより、機械的穴が銅や基板外形に対して位置合わせされます。非メッキ穴は別のドリル工程であることが多いためです。正確なルーティングにより、丸い穴だけでなく、きれいなNPTHスロットや切り欠きも作成されます。
厳格な公差管理と包括的なDFMフィードバック
管理は一貫性に等しい。JLCPCBは約±0.08 mmの機械的穴公差を達成でき、約0.5 mmの直径のNPTH機能を提供でき、ほとんどの実装および治具要件を満たします。同様に重要なのは、自動DFMチェックにより、製造プロセスに入る前にNPTHの問題(銅が機械的穴に近すぎる、穴がエッジに近すぎる、誤ってメッキ設定された機械的穴など)を警告できることです。このフィードバックループにより、そうでなければ廃棄基板となるエラーを捕捉します。
試作から量産までの一貫した高品質な結果
あらゆるプロセスの真の尺度は再現性です。生産ターンアラウンドは最短1~2日、試作PCBの最低価格は約2ドルなので、小ロットでNPTH配置を試してから、同じドリル精度と同じ公差管理で量産できます。これらのNPTH原則を設計に適用することに興味がある場合、コミットする前に機械的穴に関する実際のDFMフィードバックを得る簡単な方法は、JLCPCBのインスタント見積システムにアップロードすることです。
手頃で高品質なPCB製造
製造、組立、部品のオールインワンソリューションで時間とコストを節約。
ベンダー調整を減らし、分割出荷を避け、予算を超えることなく一貫した信頼性の高い品質を実現します。無料見積を取得 >
NPTH設計に関するFAQ
Q: PCBにおけるNPTHとは何ですか?
NPTHはNon-Plated Through Hole(非メッキ貫通穴)の略で、裸のラミネート壁と銅メッキのない、基板を貫通する穴です。電気信号を伝送するのではなく、実装、位置合わせ、治具などの機械的な目的に使用されます。
Q: PTHとNPTHの主な違いは何ですか?
PTH(メッキ貫通穴)は壁面に銅バレルがあり、層間の電気伝導や部品リードの固定を行いますが、NPTHはメッキがなく純粋に機械的です。PTH穴は銅メッキ前にドリル加工され、NPTH穴はマスキングされるか後にドリル加工されるため、銅が壁面に到達しません。
Q: 最小NPTH穴サイズと公差は?
JLCPCBを含むほとんどのファブリケータは、約0.5 mmまでのNPTH直径をサポートし、一般的な仕上がり公差は約±0.08 mmです。メッキがないため、NPTH穴は最終仕上がりサイズで直接指定されます。
Q: NPTH周囲にどのくらいの銅クリアランスを確保すべきですか?
銅フィーチャーはドリルエッジから少なくとも約0.2~0.3 mm離し、金属ネジ頭やワッシャーが表面に接触する場合はさらに離してください。これにより、偶発的な短絡、エッジのひび割れ、機械的穴周囲の露出銅応力を防ぎます。
Q: NPTHを基板のシャーシ接地に使用できますか?
それだけではできません。標準的なNPTHは裸の壁面を持ち、電気的接続を行いません。ネジを介したシャーシ接地には、メッキ穴またはファスナーに接触するように設計された意図的に露出した銅パッドが必要です。
結論
結局のところ、PCB製造における信頼性は信号やスタックアップだけではなく、それをまとめる地味な機械的穴にも関係しています。穴に適切なファスナーを選択し、公差を適切なレベルに保ち、銅との接触を避け、エッジ距離を守ることで、弱点を堅固な実装計画に変えることができます。優れたNPTH設計は静かなエンジニアリングであり、誰も気づくべきではありません。
高密度基板、小型筐体、機械的なずさんさに対する余裕の減少に伴い、NPTHは真の競争優位性となります。これらのルールをフットプリントの一部にし、適切なDFMフィードバックに頼り、意図に合ったドリル精度を持つファブリケータを選択してください。そうすれば、PCBのNPTH穴機能は最初の試作から本格的な量産まで完璧に機能します。

学び続ける
クイックターンPCBのガイド:迅速なプロトタイプと信頼性の高い生産
PCBの到着を待つ間に、チームがどれだけの無駄なエンジニアリング時間を費やしているか計算したことはありますか?標準的な基板製造の納期が2〜3週間で、設計に3回のリビジョンサイクルが必要な場合、ブレイクアウトボード以外の何かにとっては控えめな数字です。それだけで6〜9週間の待ち時間が発生することになります。これはスケジューリングの問題ではありません。モメンタムを殺す要因であり、まさにこれがクイックターンPCB製造が「あると便利」からハードウェア開発における戦略的武器へと移行した理由です。計算は単純です。各リビジョンサイクルを2週間から2〜3日に短縮すれば、9週間の反復作業が全体で約2〜3週間に変わります。しかし本当の価値は、節約されたカレンダー時間だけではありません。それはエンジニアリングコンテキストの保持にあります。 チームが月曜日にテストし、火曜日に問題を特定し、水曜日にリスピンし、金曜日までに修正済みボードを受け取ることができれば、設計意図は新鮮なまま保たれます。誰も3週間前の自分のメモを読み返して、なぜ差動ペアを特定の方法で配線したのか思い出そうとする必要はありません。今日は、プロセスレベル......
めっきスルーホール技術が信頼性の高い多層PCB接続を実現する方法
多層PCBがすべての層をどのようにして保持しているのか、疑問に思ったことはありませんか?4層、8層、あるいは20層もの銅層を追加することはできますが、銅層間の信号を接続する確実な方法がなければ、それはただの非常に高価な文鎮にすぎません。めっきスルーホールはその信頼できる架け橋であり、長い間、多層PCB製造の縁の下の力持ちとして活躍してきました。2層のArduinoシールドから16層のサーバーマザーボードまで、例を挙げることができますが、めっきスルーホール技術は、あなたが扱うほぼすべての基板で静かに機能しています。 それは、信号が層間を移動するための銅で裏打ちされたトンネルを提供するだけでなく、スルーホール部品を保持するための強固な実装バレルも提供します。今日は、めっきスルーホールのプロセス全体、つまり穴あけから最終めっきまでをご案内します。また、ビアを信頼できるものにする設計ガイドラインを探求し、典型的な製造上の不具合を検証し、JLCPCBのような最新のファブリケーターが各プロセスを厳格に管理している方法を実演します。 多層PCBにおけるめっきスルーホールの基本的な役割 めっきスルーホールとは何か......
PCBのマウスバイト:きれいな分離とプロフェッショナルな仕上がりのための簡単な解決策
PCBを製造パネルから折り離した際、粗いギザギザのエッジが残ってしまい、あの何とも言えない気まずい衝撃を味わったことはありませんか?ご存じのとおり、当ラボでいくつかのパネル化基板を扱ったことがあれば、デパネリングが最終製品の成否を左右することを実感するはずです。ブレイクアウェイタブに沿って開けられた小さな穴の列、いわゆるPCBの「マウスバイト」は、基板を非常にきれいに分離する最も効率的な方法の一つであり、正しく行うことを学ぶのは賭けというより科学です。 CH32V003をベースにしたマイクロコントローラボードのような、わずか34.9mm×17.9mmの小さなプロジェクトでは、エッジスペースの1ミリメートルが重要です。タブの配置が不適切だと、USB コネクタ、プログラミングパッド、GPIOヘッダーと干渉する可能性があり、不適切に設計されたパーフォレーションパターンは、はんだ接合部のひび割れ、銅の欠け、あるいは単純に折り離しが困難になる原因となります。ここでは、配置や形状、製造精度、そして私たちの多くを悩ませてきた避けるべき落とし穴など、PCBパネル化のマウスバイト設計について知っておくべきすべての情......
CAMとは何か:コンピュータ支援製造の基礎
電子機器が進化し始めると、回路はより複雑で集積化されるようになります。以前は、これらの回路は手描きの紙を使って作られていましたが、デジタルエレクトロニクスの進化がその見方を変えました。今日では、設計図を作成する技術となったCAD(コンピュータ支援設計)があります。回路の機能を定義するだけで、今日ではソフトウェア上だけで簡単に回路を合成できます。ソフトウェアは非常に高度になり、実際の回路を見ることなく、プログラミングだけでデジタルフロー全体が可能になりました。 進化は設計だけでなく、製造にも及びます。技術がより高度になるにつれて、要件を満たすために高度な製造ツールが必要になります。これはコンピュータの関与によってのみ可能です。そこで登場するのがCAM、つまりコンピュータ支援製造です。CAMとは、設計図を現実に変換するプロセスに他なりません。今日の機械は人手なしで操作でき、さらにすべての機械が自動で動作するため、効率と生産性が向上します。この記事では、CAMとは何か、どのように機能するか、エレクトロニクスおよびPCB生産における役割、そして現代のエンジニアリングにもたらす利点について説明します。 CA......
デパネリングの謎を解く:効率的なPCB分離のための包括的ガイド
PCB(プリント基板)の分離は、デパネリングとも呼ばれ、製造プロセスにおける重要なステップであり、個々のPCBをより大きなパネルから分離する作業です。効率的かつ精密なPCB分離は、電子機器の品質、機能性、そして全体的な外観を確保するために極めて重要です。しかし、このプロセスは、PCB設計の複雑化や大量生産の需要の高まりに伴い、特に困難なものとなる可能性があります。この包括的なガイドでは、デパネリングプロセスを分かりやすく解説し、効率的なPCB分離を実現するための貴重な知見、技術、ベストプラクティスを提供します。 PCBパネライゼーションの理解 デパネリングを成功させるには、まずPCBパネライゼーションについてしっかりと理解することから始めることが不可欠です。ここでは、タブルーティング、Vスコアリング、ブレイクアウェイタブ、マウスバイト、点線やスコアラインなど、一般的に採用されている様々なパネライゼーション技術について詳しく解説します。各技術にはそれぞれ利点、考慮事項、適した用途があります。特定の要件に基づいて適切なパネライゼーション方法を選択することで、製造業者はその後のPCB分離プロセスを効率化......
高品質なPCBデパネリングにレーザー切断が不可欠な理由
パネル全体からPCBを分離するための最新かつ最も有望な方法の一つが、レーザーデパネリングです。適切な分離手順またはツールを使用して、デパネリングプロセス中に、すでに製造・実装済みのプリント基板(PCB)がパネルから切り出されます。レーザーデパネリングは、集束レーザービームを使用して材料を層ごとにアブレーションし、シンギュレーションプロセスを可能にします。以下のパートでは、適切なプロトコルと方法について検討します。 PCB製造におけるレーザーの使用法をご覧ください。 PCBデパネリングとは? 製造中に、より大きなパネルから複数の小さな個別基板を取り外すプロセスは、PCBデパネリングとして知られています。基板間のスペースが少ないため、パネルあたりの価値が高まります。また、余分な重量とサイズを削減するために、部品を互いに隣接して配置することもできます。単一の部品として製造することもできますが、PCBは通常、多数の基板を含む大きなパネルで構築されます。デパネリングは、手動、半自動、または完全自動で行うことができます。これによりスループットが低下し、機械的ソリューションに伴うツーリングと廃棄物収集の追加費用......