高品質なPCBデパネリングにレーザー切断が不可欠な理由
1 min
- PCBデパネリングとは?
- レーザーによるPCBデパネリングの方法
- レーザー切断が現代のPCBにとって重要な理由:
- レーザーを使用したデパネリングの速度:
- PCBデパネリングのその他の方法:
- 結論:
パネル全体からPCBを分離するための最新かつ最も有望な方法の一つが、レーザーデパネリングです。適切な分離手順またはツールを使用して、デパネリングプロセス中に、すでに製造・実装済みのプリント基板(PCB)がパネルから切り出されます。レーザーデパネリングは、集束レーザービームを使用して材料を層ごとにアブレーションし、シンギュレーションプロセスを可能にします。以下のパートでは、適切なプロトコルと方法について検討します。 PCB製造におけるレーザーの使用法をご覧ください。
PCBデパネリングとは?
製造中に、より大きなパネルから複数の小さな個別基板を取り外すプロセスは、PCBデパネリングとして知られています。基板間のスペースが少ないため、パネルあたりの価値が高まります。また、余分な重量とサイズを削減するために、部品を互いに隣接して配置することもできます。単一の部品として製造することもできますが、PCBは通常、多数の基板を含む大きなパネルで構築されます。デパネリングは、手動、半自動、または完全自動で行うことができます。これによりスループットが低下し、機械的ソリューションに伴うツーリングと廃棄物収集の追加費用がなくなります。
パネルの適切な設計は、プリント基板の低欠陥かつ経済的な製造にとって極めて重要です。設計プロセス中に、いくつかの重要なルールと制限を認識し、考慮することは非常に有益です。そこで、ここでは最も重要なガイドラインをまとめました。これにより、設計手順のあらゆる側面を監視しながら、パネルを簡単に構築することができます。
レーザーによるPCBデパネリングの方法
レーザーデパネリングでは、レーザーの熱エネルギーを使用して材料を層ごと、パスごとに除去します。各繰り返しで所定の厚さの材料が気化・アブレーションされます。プロセス全体を通じて、強力な吸引機構が発生するヒュームを除去します。微小粒子と強力な吸引により、残留物の堆積はごくわずかです。さらに、プロセス全体を通じて熱エネルギーが制御されるため、特定の要件に応じて、材料はまったく炭化しないか、ごくわずかしか炭化しません。
基板を完全に切断することに加えて、レーザーの層ごとのアブレーション技術により、特定の層や特定の厚さの材料を除去することができます。レーザーの精度と繊細さにより、アブレーションには数µmの精度が可能です。
金属、ポリマー、セラミックス、および材料の組み合わせはすべて、A-Laserデパネリングで微細加工することができます。HDI回路基板へのマイクロビアのドリル加工、TCO/ITOの構造化、錫レジストのレーザー除去、フレキシブル材料のドリル加工、ソルダーレジストの開口、プリント基板のレーザー修理およびリワークは、いくつかの専門的な用途です。レーザーシステムは、完全に統合された生産ラインの一部として、またはスタンドアロンユニットとして機能することができます。
レーザー切断が現代のPCBにとって重要な理由:
1. 非接触・ストレスフリー切断:
この方法は材料に応力を加えないため、機械的圧力で割れやすい薄い、繊細な、または高密度実装のPCBに最適です。デパネリング中のパッドの層間剥離やマイクロクラックの可能性を低減します。このため、レーザーデパネリングはセンサーアセンブリ、フレキシブル回路、HDI基板に特に有益です。
2. 比類のない精度と公差:
現代の技術はますます微細な部品に向かっているため、レーザーデパネリングは各プロジェクトの要件を満たします。極めて薄いチャネルカットには、レーザービームの集光スポットが最適であり、材料とスペースの両方を節約します。機械的器具よりもはるかに正確で、一般的な位置精度は±10 μmです。さらに、追加のツールを必要とせずに複雑な内部切り抜きや形状を作成することができます。
3. クリーンなエッジと優れた表面品質:
機械的プロセスによる粉塵、バリ、不均一なエッジは汚染を引き起こし、リワークを必要とする可能性があります。レーザー光は材料をせん断するのではなく気化させるため、洗浄工程の必要性と表面損傷の可能性を最小限に抑えます。最終結果は、後処理を必要としないきれいで密閉されたエッジを持つ、生産準備完了のPCBです。
4. 材料の多様性:
レーザーは以下を含む幅広いPCB材料をデパネリングできます:
- FR4ポリイミド(フレキシブルPCB)は、レーザーがデパネリングできる数多くのPCB材料の一つです。
- セラミック基板:窒化アルミニウム、アルミナ
- 高周波用途向けのRogersおよびPTFEベースの材料
基板の種類に応じて、切断品質を最大化するために異なるレーザー波長(例:厚い基板にはCO₂、微細な詳細にはUV)を選択できます。
レーザーを使用したデパネリングの速度:
レーザーのデパネリング速度も、よく疑問視される話題の一つです。この問題に一般的な答えを提供することは難しく、より思慮深い分析が必要です。レーザーの種類、基板の種類と厚さ、および必要な切断エッジ品質は、速度に影響する要因の一部です。0.4 mm(FR4)では、材料厚さ1.6 mmのブランクに対して約10 mm/sの効果的な切断速度が可能であり、50または60 mm/sをはるかに超える最大速度も実現可能です。
PCBデパネリングのその他の方法:
パンチング/ダイカット:
新しい回路基板ごとに異なるダイが必要です。パンチング治具の片側には鋭い刃があり、もう片側にはサポートがあります。さらに、基板を変形させる可能性のある圧砕またはせん断技術を採用しています。損傷を減らすために、ダイのエッジは鋭利でなければなりません。
Vスコアリング:
基板の厚さを減らすために、切断線に沿って両面にスコアリングが施されます。パネルは基板の厚さの約30%の深さまで両面にスコアリングされます。その後、PCBがパネルから分離されます。
ホイールカット:
ホイールカットは、ウェブを折る代わりに、Vスコアリング後の残留ウェブを切断する手動方法です。特定の部分への応力を軽減するために、この技術はVスコアとカッターホイール間の正確な位置合わせを必要とします。
結論:
エレクトロニクスが縮小し多様化し続ける中、従来のデパネリング方法は現代のニーズを満たすのに苦労しています。レーザー切断は、比類のない精度、清浄性、ストレスフリーの処理を提供するため、高品質のPCBデパネリングに不可欠なものへと進化しました。フレキシブル回路、超小型ウェアラブル、ミッションクリティカルな航空機部品を構築する場合でも、レーザーデパネリング技術はすべての切断で卓越した結果を保証します。レーザーデパネリングは、完璧なPCBを製造し、技術を将来にわたって対応させようとするメーカーや設計者にとって必要なステップであるだけでなく、
学び続ける
クイックターンPCBのガイド:迅速なプロトタイプと信頼性の高い生産
PCBの到着を待つ間に、チームがどれだけの無駄なエンジニアリング時間を費やしているか計算したことはありますか?標準的な基板製造の納期が2〜3週間で、設計に3回のリビジョンサイクルが必要な場合、ブレイクアウトボード以外の何かにとっては控えめな数字です。それだけで6〜9週間の待ち時間が発生することになります。これはスケジューリングの問題ではありません。モメンタムを殺す要因であり、まさにこれがクイックターンPCB製造が「あると便利」からハードウェア開発における戦略的武器へと移行した理由です。計算は単純です。各リビジョンサイクルを2週間から2〜3日に短縮すれば、9週間の反復作業が全体で約2〜3週間に変わります。しかし本当の価値は、節約されたカレンダー時間だけではありません。それはエンジニアリングコンテキストの保持にあります。 チームが月曜日にテストし、火曜日に問題を特定し、水曜日にリスピンし、金曜日までに修正済みボードを受け取ることができれば、設計意図は新鮮なまま保たれます。誰も3週間前の自分のメモを読み返して、なぜ差動ペアを特定の方法で配線したのか思い出そうとする必要はありません。今日は、プロセスレベル......
めっきスルーホール技術が信頼性の高い多層PCB接続を実現する方法
多層PCBがすべての層をどのようにして保持しているのか、疑問に思ったことはありませんか?4層、8層、あるいは20層もの銅層を追加することはできますが、銅層間の信号を接続する確実な方法がなければ、それはただの非常に高価な文鎮にすぎません。めっきスルーホールはその信頼できる架け橋であり、長い間、多層PCB製造の縁の下の力持ちとして活躍してきました。2層のArduinoシールドから16層のサーバーマザーボードまで、例を挙げることができますが、めっきスルーホール技術は、あなたが扱うほぼすべての基板で静かに機能しています。 それは、信号が層間を移動するための銅で裏打ちされたトンネルを提供するだけでなく、スルーホール部品を保持するための強固な実装バレルも提供します。今日は、めっきスルーホールのプロセス全体、つまり穴あけから最終めっきまでをご案内します。また、ビアを信頼できるものにする設計ガイドラインを探求し、典型的な製造上の不具合を検証し、JLCPCBのような最新のファブリケーターが各プロセスを厳格に管理している方法を実演します。 多層PCBにおけるめっきスルーホールの基本的な役割 めっきスルーホールとは何か......
PCBのマウスバイト:きれいな分離とプロフェッショナルな仕上がりのための簡単な解決策
PCBを製造パネルから折り離した際、粗いギザギザのエッジが残ってしまい、あの何とも言えない気まずい衝撃を味わったことはありませんか?ご存じのとおり、当ラボでいくつかのパネル化基板を扱ったことがあれば、デパネリングが最終製品の成否を左右することを実感するはずです。ブレイクアウェイタブに沿って開けられた小さな穴の列、いわゆるPCBの「マウスバイト」は、基板を非常にきれいに分離する最も効率的な方法の一つであり、正しく行うことを学ぶのは賭けというより科学です。 CH32V003をベースにしたマイクロコントローラボードのような、わずか34.9mm×17.9mmの小さなプロジェクトでは、エッジスペースの1ミリメートルが重要です。タブの配置が不適切だと、USB コネクタ、プログラミングパッド、GPIOヘッダーと干渉する可能性があり、不適切に設計されたパーフォレーションパターンは、はんだ接合部のひび割れ、銅の欠け、あるいは単純に折り離しが困難になる原因となります。ここでは、配置や形状、製造精度、そして私たちの多くを悩ませてきた避けるべき落とし穴など、PCBパネル化のマウスバイト設計について知っておくべきすべての情......
CAMとは何か:コンピュータ支援製造の基礎
電子機器が進化し始めると、回路はより複雑で集積化されるようになります。以前は、これらの回路は手描きの紙を使って作られていましたが、デジタルエレクトロニクスの進化がその見方を変えました。今日では、設計図を作成する技術となったCAD(コンピュータ支援設計)があります。回路の機能を定義するだけで、今日ではソフトウェア上だけで簡単に回路を合成できます。ソフトウェアは非常に高度になり、実際の回路を見ることなく、プログラミングだけでデジタルフロー全体が可能になりました。 進化は設計だけでなく、製造にも及びます。技術がより高度になるにつれて、要件を満たすために高度な製造ツールが必要になります。これはコンピュータの関与によってのみ可能です。そこで登場するのがCAM、つまりコンピュータ支援製造です。CAMとは、設計図を現実に変換するプロセスに他なりません。今日の機械は人手なしで操作でき、さらにすべての機械が自動で動作するため、効率と生産性が向上します。この記事では、CAMとは何か、どのように機能するか、エレクトロニクスおよびPCB生産における役割、そして現代のエンジニアリングにもたらす利点について説明します。 CA......
デパネリングの謎を解く:効率的なPCB分離のための包括的ガイド
PCB(プリント基板)の分離は、デパネリングとも呼ばれ、製造プロセスにおける重要なステップであり、個々のPCBをより大きなパネルから分離する作業です。効率的かつ精密なPCB分離は、電子機器の品質、機能性、そして全体的な外観を確保するために極めて重要です。しかし、このプロセスは、PCB設計の複雑化や大量生産の需要の高まりに伴い、特に困難なものとなる可能性があります。この包括的なガイドでは、デパネリングプロセスを分かりやすく解説し、効率的なPCB分離を実現するための貴重な知見、技術、ベストプラクティスを提供します。 PCBパネライゼーションの理解 デパネリングを成功させるには、まずPCBパネライゼーションについてしっかりと理解することから始めることが不可欠です。ここでは、タブルーティング、Vスコアリング、ブレイクアウェイタブ、マウスバイト、点線やスコアラインなど、一般的に採用されている様々なパネライゼーション技術について詳しく解説します。各技術にはそれぞれ利点、考慮事項、適した用途があります。特定の要件に基づいて適切なパネライゼーション方法を選択することで、製造業者はその後のPCB分離プロセスを効率化......
高品質なPCBデパネリングにレーザー切断が不可欠な理由
パネル全体からPCBを分離するための最新かつ最も有望な方法の一つが、レーザーデパネリングです。適切な分離手順またはツールを使用して、デパネリングプロセス中に、すでに製造・実装済みのプリント基板(PCB)がパネルから切り出されます。レーザーデパネリングは、集束レーザービームを使用して材料を層ごとにアブレーションし、シンギュレーションプロセスを可能にします。以下のパートでは、適切なプロトコルと方法について検討します。 PCB製造におけるレーザーの使用法をご覧ください。 PCBデパネリングとは? 製造中に、より大きなパネルから複数の小さな個別基板を取り外すプロセスは、PCBデパネリングとして知られています。基板間のスペースが少ないため、パネルあたりの価値が高まります。また、余分な重量とサイズを削減するために、部品を互いに隣接して配置することもできます。単一の部品として製造することもできますが、PCBは通常、多数の基板を含む大きなパネルで構築されます。デパネリングは、手動、半自動、または完全自動で行うことができます。これによりスループットが低下し、機械的ソリューションに伴うツーリングと廃棄物収集の追加費用......