This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

モジュラーPCB設計が複雑な電子機器プロジェクトを簡素化する方法

初出公開日 Jul 23, 2026, 更新日 Jul 23, 2026

1 min

目次
  • モジュラーPCB設計を理解する
  • モジュラーPCB設計の主な利点
  • 中核となる原則とベストプラクティス
  • モジュラー設計から製造成功へ
  • モジュラーPCBプロジェクトをサポートするJLCPCBの専門知識
  • モジュラーPCB設計に関するFAQ
  • 結論

重要なポイント

モジュラーPCB設計は、複雑な電子機器を、明確なインターフェースを持つ独立した再利用可能な機能ブロックに分割することで簡素化します。再利用性を高め、デバッグを迅速化し、チームコラボレーションを強化し、エラーを削減します。フラット設計からモジュラー設計に移行することで、より高速な開発と、よりスケーラブルで信頼性の高いPCBを実現できます。

400個以上の部品がある回路図を見て、ルーティングを始める前から頭が混乱したことはありませんか? あなただけではありません。電子機器の高密度化が進み、納期が短縮される中で、すべてを1枚のフラットなシートに詰め込むことは、接続ミスや手間のかかる再設計の原因となります。そこで登場するのがモジュラーPCB設計です。モジュラー設計とは、基板を1つの大きなパズルとして考えるのではなく、より小さく独立した機能ブロックに分解する方法です。

Modular J1.5

各ブロックは1つの役割と、すっきりと整理されたインターフェースを持ち、個別にテストできます。その結果、必要に応じて拡張でき、コラボレーションを促進し、改訂を通じて堅牢性を維持するプロジェクトが生まれます。このガイドでは、モジュラー設計の意味を詳しく掘り下げ、フラット設計と比較し、効果的にするためのベストプラクティスを探ります。また、モジュラー思考がどのようにパネル化、 DFM、製造に反映され、JLCPCBのようなパートナーがどのようにマルチモジュール基板の信頼性の高い実現を支援できるかについても探求します。

モジュラーPCB設計を理解する

モジュラーPCB設計の真の意味

では、モジュラーPCB設計の真の意味とは何でしょうか? それは、回路基板を機能ブロックに分割し、各ブロックが単純で明確に定義された仕事を行うという概念です。ブロックは、電源段、RFフロントエンド、マイクロコントローラのコア、またはセンサーへのインターフェースなどです。各モジュールは個別に設計、テスト、最適化され、その後、完全なレイアウトに組み込まれます。これは、1つの石から彫刻を彫るのではなく、LEGOブロックで作成するのと同じ方法です。

Modular J1.2

1つのブロックが間違っていれば、構造全体ではなく、そのブロックを変更します。EDAツールでは、これは通常、階層回路図で構成されます。1枚の大きなシートではなく、各機能に対して複数のサブシートがあり、それらの間のリンクは、モジュールがどのように組み合わされるかを示すマスターシート上にあります。これは、エンジニアがシステムをサブシステムごとに考えるという現実的なアプローチを反映しています。物理的なレイアウトでも同じ構造です。関連するコンポーネントは、機能、信号フロー、および電源ドメインに従ってクラスター化され、電源セクション、デジタルコア、アナログフロントエンドはすべて、銅箔のそれぞれの領域にきちんと収められます。

モジュラー設計 vs フラット設計:どちらを選ぶべきか

フラット設計では、すべてのコンポーネントとネットが単一の回路図とレイアウトに配置され、機能の分割はありません。単純なLEDドライバや小さなブレイクアウトボードを作成する場合、これは問題なく、多くの場合より高速です。モジュラー設計は、複雑さ、再利用性、チーム規模が増大するにつれて魅力的になります。意思決定を支援するために、簡単な比較をしてみましょう:

要素フラット設計モジュラー設計
対応可能な複雑さ低~中程度中程度~非常に高い
回路図スタイル単一シート階層型、マルチシート
再利用性低い、コピーペーストしやすい高い、ドロップインブロック
チームコラボレーション困難、1ファイル容易、並行作業
デバッグ基板全体の探索モジュールごとに分離
初期の労力最小限より高い計画コスト
最適な用途シンプルな基板、迅速なプロトタイプ複雑で進化する、混合信号設計

速度が構造よりも重要である、より小さな単一の基板にはフラット設計を選択してください。複雑なプロジェクト、または変更される可能性があるプロジェクト、複数の人が使用するプロジェクトには、モジュラー設計を選択してください。

モジュラーPCB設計の主な利点

再利用性、保守性、チームコラボレーションの向上

最大の利点は再利用性です。一度検証されれば、同じUSB-C電力供給ブロックを次の3つのプロジェクトで再利用でき、再設計は不要です。このようなブロックの再利用は、業界の実務者によると、複雑なプロジェクトの開発時間を大幅に短縮できます。同時に、保守性も向上します。障害が1つのモジュールのみに起因すると判断された場合、基板全体ではなく、そのブロックが交換または修正されます。これにより、改訂の範囲を減らし、長期的な保守コストを削減できます。モジュラー設計は、コラボレーションにおいて真価を発揮します。各モジュールが別々のシートにあるため、複数のエンジニアが同時に作業できます:

  • 1人のエンジニアが電源モジュールを担当し、別のエンジニアが通信インターフェースを担当します。
  • アナログとデジタルの専門家が互いの領域を侵害することなく、独立して作業します。
  • オンラインPCB設計により、リアルタイムでの共同編集とクラウド上でのバージョン追跡が可能になりました。
  • 設計レビューは、ブロックごとに、圧倒されるようなマラソンではなく、対話形式になります。

より高速なデバッグ、容易な更新、エラーの削減

フラット基板に問題がある場合、どのはんだ接合部が不良かを見つけるのは、干し草の山から針を探すようなものです。モジュラー設計は、干し草の山を減らします。各ブロックは個別に事前検証されており、障害は通常1つのモジュールに収まるため、どこをプローブすればよいかの見当がつきます。更新も容易です。Wi-FiモジュールをBLEにアップグレードしたいですか? インターフェースのピン配置が同じであれば、モジュールを変更するだけで、基板の他の部分には触れる必要がありません。これがスケーラビリティの真の考え方です。再設計することなく機能を追加または変更できます。自然なエラーも減少します。テスト済みのブロックを再利用することで、新しいバグを持ち込むことを防ぎます。これは、すでにテスト済みの同じレイアウト、フットプリント、ルーティングです。モジュールが使用されるほど、その信頼性は高まります。

中核となる原則とベストプラクティス

効果的なモジュールと明確なインターフェースの作成

優れたモジュールは、1つの役割と明確に定義された境界を持ちます。境界をどこに設定するかを選択する場合、以下によって分割します:

  1. 機能: 電源、通信、アナログ、デジタル回路の別々のグループ。
  2. 信号フロー: 共通の信号を持つブロックを物理的にグループ化します。
  3. 電源ドメイン: 同じ電源レールを共有する電源セクションをグループ化します。
  4. 物理的制約: 取り付けポイントや機械的な領域を考慮します。
  5. 複雑さ: 各モジュールを読み取り可能でテスト可能な十分な小ささにします。

インターフェースはモジュール間の取り決めです。境界を越えるすべての信号名、通信プロトコル、電源レール、グランド基準を記述します。コネクタは標準化され、例えば、相互に接続する基板間で共通の2.54mmピッチコネクタを使用することで、モジュールの互換性を確保します。高速ネットでは、インターフェースを慎重に扱います。モジュール境界を越えて、制御インピーダンス(通常、シングルエンドで50オーム、差動で90~100オーム)をサポートし、2つのブロック間の境界で信号を劣化させるリターンパスの不連続をなくします。

階層構造、命名規則、バージョン管理

あなたの設計図は、クリーンな階層構造です。トップレベルの回路図は、明確にラベル付けされた相互接続を持つブロックの回路図として表現され、各サブシートに詳細が含まれている必要があります。プロジェクトを開いた誰もが、アーキテクチャを数秒で理解できるようにする必要があります。

Modular J1.3

命名規則は混乱を防ぎます。PWR_5V、MCU_CORE、RF_FRONTENDのような、説明的で一貫性のある名前を使用し、これらをネットラベル、リファレンスデザネータ、レイアウトグループ全体に適用します。ここでの一貫性は、レビューや引き継ぎのたびに役立ちます。複数のエンジニアが関わるプロジェクトでは、バージョン管理が必須です。体系的な変更、追跡を行い、各ブロックがリリース用に検証されたらタグを付けます。これは、多くのオンラインPCB設計ツールに組み込まれている機能であり、"final_v3_really_final"のようなファイルを管理する必要がなくなるため、はるかに簡単です。

再利用性とスケーラビリティのための設計

モジュールが真に再利用可能であるためには、「独立した」ライブラリ要素である必要があります。その回路図、検証済みレイアウト、およびそのインターフェース、制約、テスト条件を説明するメタデータをグループ化します。ブロックをあるツールから別のツール、またはあるメーカーから別のメーカーへスムーズに転送するために、GerberやODB++などの標準フォーマットにエクスポートします。スケーラビリティとは、最初から成長を見越して計画することです。インターフェースに余裕を持たせ、柔軟なピン割り当てを可能にし、2.4GHzワイヤレスインターフェースからDDRメモリタイミングまで、現実的な負荷でモジュールを検証します。ストレステストに合格したブロックは、次のより大規模な設計で信頼できるブロックです。

モジュラー設計から製造成功へ

パネル化、DFM、生産効率への影響

Modular J1.4

パネル化 – 複数の基板コピーまたは複数の異なるモジュールを1つの製造パネルに配置すること。モジュラー設計はパネル化に最適です。個々のブロックをパネル上の別々の基板として設計し、後で、例えばVスコアリングやタブルーティングによってデパネル化できるからです。これは、具体的な生産上の利点につながります:

  • 繰り返しモジュールは効率的にパネル化され、材料費とモジュールあたりのコストが削減されます。
  • 独立したモジュールは、最終統合の前に組み立てとテストが可能です。
  • 一貫したモジュールフットプリントにより、ピックアンドプレースのプログラミングが簡素化され、セットアップ時間の節約にも役立ちます。

製造設計 – DFM – も改善されます。各モジュールがクリーンなトレーススペース、最小アニュラリング、クリアランスで設計されていれば、アセンブリ全体もクリーンになります。DFMおよびDRCチェックは、最終統合の前にモジュールごとに実行され、最も低コストで解決できる初期段階で問題を検出します。

よくある落とし穴と引き継ぎ時の回避方法

モジュラープロジェクトは、設計ファイルが設計者から製造業者に移行する引き継ぎの時点で失敗することがよくあります。以下の落とし穴に注意してください:

  1. 一貫性のないインターフェース: 相互に接続するモジュール間のピン配置の不一致。インターフェースの早期ロックおよび/または文書化。
  2. パネル間隔エラー: Vスコアリングやルーティングタブのクリアランスが小さすぎると、デパネリング時に破損する可能性があります。ファブのパネルガイドラインに従ってください。
  3. フィデューシャルマークやツーリングの欠落: モジュールが別々に組み立てられる場合でも、パネル上の位置合わせ基準が必要です。
  4. 不完全なファイルセット: Gerber、ドリルファイル、ピックアンドプレース、BOMを他のものなしで送信しないでください。製造基準に準拠していることを確認してください。

モジュラーPCBプロジェクトをサポートするJLCPCBの専門知識

モジュラーアーキテクチャに最適化されたプロフェッショナルなDFMレビュー

Modular J1.1

JLCPCBには自動化されたDFMレビューシステムがあり、生産前にアップロードされた設計のクリアランス、アニュラリング、スペーシングの問題をチェックできます。複数の個別ブロックとそれぞれのルーティングガイドラインで構成されるモジュラー基板の場合、この初期フィードバックを使用して、各モジュールが必要な製造公差内にあることを確認できます。インスタント見積もりシステムにより、スタックアップや仕様オプションをより迅速にテストすることも容易になります。

複雑なマルチモジュール基板向けの高度な製造能力

複雑なモジュラー設計では、1枚の基板に高速インターフェース、高密度BGAモジュール、アナログセクションが組み合わされる場合があります。JLCPCBは、多層スタックアップ、制御インピーダンス、さまざまな表面仕上げ、さらにはSMTアセンブリを提供しています。マルチモジュール基板全体を1か所で製造および実装できます。パネル化サポートにより、繰り返しまたは混合モジュールを1つのパネルに効率的にパネル化できます。

あらゆる規模での信頼性の高い製造と一貫した品質

単一のマルチモジュール基板のプロトタイピングから量産へのスケールアップまで、一貫性が重要です。迅速な納期、低いエントリー価格から始まり、AOIや電気テストを含む確立された品質管理により、再現性のある結果がモジュラープロジェクトでは重要であり、JLCPCBはそれを提供できます。これらの原則を実装したいですか? EasyEDA統合によるオンラインPCB設計ワークフローにより、階層回路図から完成した基板への移行が容易になります。

JLCPCBでPCB生産を簡素化

PCB製造、アセンブリ、部品のワンストップサプライヤー。
インスタント見積もりから迅速な納品まで、ワークフローを合理化し、やり取りを削減し、すべての製造をスムーズに進めます。プロトタイプから量産まで。今すぐ見積もりを取得 >

モジュラーPCB設計に関するFAQ

Q: モジュラーPCB設計とは、簡単に言うと何ですか?

複雑な基板を、電源、通信、センシングモジュールなどの、より小さな自己完結型の機能ブロックに分割する手法です。各ブロックは独立して設計およびテストされ、明確に定義されたインターフェースを介して完全な基板に結合されます。

Q: モジュラーPCB設計の主な利点は何ですか?

主な利点は、実証済みのブロックの再利用性、容易な保守、並行チームコラボレーション、および障害が個々のモジュールに分離されるため、より高速なデバッグです。これらが組み合わさることで、開発時間を短縮し、エラー率を低下させ、設計をはるかにスケーラブルにします。

Q: モジュラー設計はパネル化と製造にどのように影響しますか?

独立したモジュールはパネル化にきれいにマッピングされ、複数のブロックまたはコピーが1つのパネルを共有し、Vスコアリングまたはタブルーティングで分離できるようになります。これにより、材料利用率が向上し、アセンブリが簡素化され、最終統合前にモジュールをテストできます。

Q: モジュラー設計ではなく、フラット設計を使用すべきなのはどのような場合ですか?

フラット設計は、構造がほとんど価値を追加せず、速度が最も重要である、小さくてシンプルな基板や迅速なプロトタイプに適した選択肢です。複雑さ、再利用性、またはチーム規模が大きくなると、モジュラー設計がより効率的で保守しやすいオプションになります。

Q: 階層型モジュラー設計をサポートするツールはどれですか?

EasyEDA、KiCad、Altium Designerを含むほとんどの最新のEDAプラットフォームは、階層回路図と再利用可能なモジュールライブラリをサポートしています。多くのオンラインPCB設計ツールは、クラウドバージョン管理とリアルタイム共同編集も追加しており、協調的なモジュラー作業をはるかに容易にします。

結論

モジュラーPCB設計は、考え方の変化です: 1つの巨大な基板ですべてを行わせることから、それぞれが単一のタスクを実行する、クリーンで再利用可能なブロックのセットを作成することへの変化です。その変化により、再利用性、シームレスなコラボレーション、迅速なデバッグ、そしてあなたの野心に逆らうことなく成長する設計がもたらされます。これをインターフェース、命名、バージョン管理、パネル化に拡張すれば、複雑さは管理可能になり、それほど恐ろしいものではなくなります。

電子機器がますます高密度化し、製品ライフサイクルが短縮し続けるにつれて、モジュラー思考はさらに重要になります。特に、階層的で協調的な作業を標準とするオンラインPCB設計プラットフォームの影響力が高まっていることを考えると、なおさらです。構造化された回路図から物理的な基板の現実世界に踏み出す時、DFM分析、パネル化サポート、統合アセンブリサービスにより、最も要求の厳しいマルチモジュール設計でも、JLCPCBで自信を持って製造できることが保証されます。

J3

学び続ける