ESP32 マイクロコントローラ プロジェクトのパワーを発見する
1 min
ESP32 マイクロコントローラは、その素晴らしい機能と汎用性から、技術愛好家の間で人気があります。デュアルコア プロセッサ、Wi-Fi、Bluetooth を搭載しており、さまざまな DIY プロジェクトやプロフェッショナル プロジェクトに最適です。この記事では、ホーム オートメーションから環境モニタリングまで、このマイクロコントローラを最大限に活用する方法を紹介する、エキサイティングなESP32 プロジェクトをいくつか紹介します。
ESP32 によるホームオートメーション
ホームオートメーションは、ESP32 の最も一般的な用途の 1 つです。内蔵の Wi-Fi と Bluetooth により、デバイスをリモートで制御したり、家中の作業を自動化したりできます。ESP32 を使用してホームオートメーション プロジェクトを開始する方法は次のとおりです。
デバイスの選択:自動化する機器を決定します。一般的な選択肢としては、照明、サーモスタット、防犯カメラなどがあります。
ESP32 をセットアップする: Home Assistant などのプラットフォームで適切に動作する Tasmota や ESPHome などのファームウェアを ESP32 にフラッシュします。
デバイスの接続:リレーとセンサーを使用して、アプライアンスを ESP32 にリンクします。これは、デバイスに応じて、単純な場合も複雑な場合もあります。
プログラムの自動化:デバイスを制御するコードを記述します。たとえば、MQTT を使用して、時間やセンサー入力に基づいてライトをオンまたはオフにするコマンドを送信できます。
音声アシスタントとの統合: Amazon Alexa や Google Assistant などの音声アシスタントに接続してハンズフリーで制御することで、システムをさらに強化できます。
ESP32 を使用したトップ IoT プロジェクト
モノのインターネット (IoT)は、ESP32 プロジェクトが得意とする分野です。ESP32 で試すことができる人気の IoT プロジェクトをいくつか紹介します。
スマート サーモスタット:スマートフォンで制御できるスマート サーモスタットを作成し、自宅の温度を遠隔で調整できるようにします。
気象ステーション:温度、湿度、気圧などのデータを収集し、オンライン ダッシュボードに送信する気象ステーションを構築します。
スマート ドアベル:誰かがドアを鳴らすと、カメラ フィードとともに携帯電話に通知を送信するスマート ドアベルを開発します。
エネルギー監視: ESP32 を使用して自宅のエネルギー使用量を監視し、パターンを追跡してエネルギーを節約する方法を見つけます。
コネクテッド ガーデン:土壌の水分レベルを監視し、散水を自動的に行うシステムを構築して、庭の生育を促進します。
出典: https://community.home-assistant.io/t/diy-video-doorbell-with-voice-response-esphome-esp32-camera-
出典: https://how2electronics.com/iot-based-electricity-energy-meter-using-esp32
環境モニタリングにおける ESP32
環境を監視することは、地球を守るために不可欠です。ESP32 は、さまざまな環境監視プロジェクトに役立ちます。
空気質モニター:粒子状物質や揮発性有機化合物などの大気汚染物質を測定し、データを表示したりクラウドに送信したりするデバイスを構築します。
水質センサー:水域の pH、温度、濁度を監視して汚染を検出するセンサーを作成します。
野生動物の追跡: ESP32 を使用して、首輪やタグに GPS モジュールとセンサーを取り付け、動物を追跡します。
気象観測所:遠隔地に気象観測所を設置して、気温、湿度、風速、降雨量に関するデータを収集します。
土壌の健康状態の監視:持続可能な農業の実践をサポートするために、水分、温度、栄養レベルなどの土壌の状態を監視します。
初心者向けの簡単な ESP32 プロジェクト
ESP32 を初めて使用する場合は、始めるのに役立つシンプルなプロジェクトが多数あります。初心者向けの ESP32 プロジェクトをいくつか紹介します。
LED コントローラー: Web インターフェイスまたはスマートフォン アプリを使用してRGB LEDストリップを制御する簡単なプロジェクトを作成します。
温度ロガー:時間の経過に伴う温度データを記録し、SD カードに保存するシステムを構築します。
モーション検出器:動きを感知するとアラートやアクションをトリガーする PIR センサーを使用してモーション検出器を開発します。
スマート目覚まし時計:お気に入りの音楽で目覚めたり、スマートホームデバイスを制御したりする目覚まし時計をデザインします。
ワイヤレス気象ステーション: OLED 画面にリアルタイムの気象データを表示するワイヤレス気象ステーションを構築します。
ESP32 スマートガーデンのセットアップ
スマート ガーデン プロジェクトは、植物の手入れを自動化します。スマート ガーデン用に ESP32 を設定する方法は次のとおりです。
コンポーネントを集める:土壌の水分、温度、湿度を測るセンサーと、散水システムを制御するリレーが必要になります。
センサーを接続する:センサーを ESP32 に配線し、各センサーが適切な GPIO ピンに接続されていることを確認します。
コードの作成:センサーからデータを読み取り、土壌の水分レベルに基づいて散水システムを制御するプログラムを開発します。
アラートの設定: ESP32 を使用して、土壌の水分が特定のレベルを下回ったときに携帯電話にアラートを送信します。
リモート監視: Web インターフェイスまたはスマートフォン アプリを作成して、庭の状態を監視し、散水システムをリモートで制御します。
出典: https://iotprojectsideas.com/iot-temperature-humidity-monitoring-control-system-using-esp32
ESP 32 ロボット工学プロジェクト
ロボット工学は ESP32 にとって魅力的な分野です。ここでは、楽しい ESP32 ロボット工学プロジェクトをいくつか紹介します。
ライン追跡ロボット:赤外線センサーを使用して地面のラインを追跡するロボットを構築します。
障害物回避ロボット:超音波センサーを使用して障害物を検知し回避するロボットを作成します。
リモコンカー:スマートフォンアプリやリモコンを使って操縦できる車を開発します。
ロボットアーム:物体を拾ったり、描画したりするようなタスクを実行するロボットアームを構築します。
ドローン: ESP32 をフライト コントローラーとして使用し、GPS ナビゲーションとカメラ ストリーミングを備えたドローンを組み立てます。
出典: michalschwarz.gitz.io https://michalschwarz.github.io/rc-controller/esp32/quadcopter/
ESP32 でワイヤレス センサー ネットワークを作成する
ワイヤレス センサー ネットワーク (WSN) には、ワイヤレスで通信してデータを収集および送信する複数のセンサー ノードが含まれます。ESP32 を使用して WSN を作成する方法は次のとおりです。
センサーの選択:温度、湿度、光の強度など、収集するデータに基づいてセンサーを選択します。
ノードのセットアップ:それぞれ異なるセンサーを備えた複数の ESP32 ボードをセンサー ノードとして構成します。
通信を確立する: Wi-Fi または Bluetooth を使用して、ノードを中央ハブまたはサーバーに接続します。
プログラムデータ転送:センサーからデータを読み取り、ハブにワイヤレスで送信するコードを記述します。
データの視覚化: Web ダッシュボードまたはアプリを使用して、収集されたデータをリアルタイムで表示します。
ウェアラブル技術で ESP32 を使用する利点
ウェアラブル テクノロジーは急速に成長しており、ESP32 はこれらのプロジェクトにいくつかの利点をもたらします。
コンパクトサイズ: ESP32 は、ウェアラブル デバイスに収まるほど小型で、大きなかさばりがありません。
低消費電力:効率的な電力使用により、ウェアラブル デバイスは 1 回の充電でより長時間動作できます。
ワイヤレス接続:内蔵の Wi-Fi と Bluetooth により、他のデバイスやネットワークに簡単に接続できます。
汎用性: ESP32 はさまざまなセンサーやアクチュエーターを処理できるため、幅広いウェアラブル アプリケーションに適しています。
コスト効率が高い: ESP32 は手頃な価格なので、ウェアラブル技術の試作や開発にとって魅力的な選択肢となります。
DIY ドローン プロジェクトにおける ESP32
ドローンの人気はますます高まっており、ESP32 は DIY ドローン プロジェクト用の優れたフライト コントローラーとして機能します。ドローン プロジェクトで ESP32 を使用する方法は次のとおりです。
コンポーネントを集める:モーター、プロペラ、ESC (電子速度コントローラー)、フレーム、バッテリー、GPS や IMU (慣性計測装置) などのセンサーが必要になります。
ドローンを組み立てる:ドローンのフレームを組み立て、モーター、プロペラ、その他のコンポーネントを取り付けます。
ESP32 を接続する: ESP32 を ESC およびその他のセンサーに配線します。接続性を高めるには、シールドまたはカスタム PCB を使用します。
フライト コントローラーをプログラムする:スロットル、ヨー、ピッチ、ロールなどのドローンの飛行パラメーターを制御するために、既存のコードを記述または変更します。
テストと調整:制御された環境でドローンをテストし、センサーを調整し、飛行制御アルゴリズムを微調整します。
子供とティーン向けの ESP32 プロジェクト
楽しいプロジェクトを通じて子供や若者に電子工学やプログラミングを紹介すると、STEM 分野への興味が刺激されます。ここでは、若い学習者向けの魅力的な ESP32 プロジェクトをいくつか紹介します。
インタラクティブ LED ゲーム:記憶ゲームや反応タイマーなど、LED ディスプレイとボタンを使用して対話するシンプルなゲームを作成します。
スマート ペット フィーダー:スケジュールされた時間に、またはリモート コントロールで餌を与えるペット フィーダーを構築します。
ウェアラブル フィットネス トラッカー:歩数、心拍数、その他の健康指標を監視するフィットネス トラッカーを開発します。
音声制御ライト:子供たちが音声コマンドを使用して部屋のライトを制御できるシステムを設計します。
ロボットコンパニオン:動き回り、障害物を回避し、簡単なコマンドに従うことができる小型ロボットを構築します。
結論
ESP32 は強力で多用途なマイクロコントローラであり、革新的なプロジェクトに無限の可能性をもたらします。初心者でも経験豊富なメーカーでも、ホームオートメーションや IoT アプリケーションからロボット工学やウェアラブル技術まで、幅広い ESP32 プロジェクトを探索できます。重要なのは、簡単なプロジェクトから始めて、ESP32 の機能に慣れてきたら、徐々に複雑な課題に取り組むことです。PCB に関するあらゆるニーズに対応するため、高品質で手頃な価格のプリント回路基板であるJLCPCBを利用して、ESP32 プロジェクトを実現してください。
学び続ける
72個のLEDを搭載した精密腕時計の設計:JLCPCBのSMT実装で製作する直径40 mmの円形PCB
要点 本事例では、直径40 mmの円形PCBを用いた72個のLEDを搭載する腕時計の設計と製作を紹介します。JLCPCBのSMT実装サービスによって70個以上の0603サイズLEDの手はんだ付けを省き、ENIG表面処理で実装に適した平坦性を確保しました。また、マウスバイト付きの分離タブを使用する面付けにより、円形基板の自動実装に対応しています。EasyEDAでの回路図作成から、ファームウェアの最適化、市販のステンレス製ケースへの組み込みまで、一連の開発工程を解説します。 開発の背景と目的 独自のウェアラブル機器の開発は、電子工作の中でもやりがいがあり、同時に難しい分野です。市販のスマートウォッチがOLEDディスプレイや高性能プロセッサを採用する一方、オープンソースプロジェクトの制作者Taifur氏は、シンプルな構成とすっきりした外観を目指した「LED Round Watch」を開発しました。 基本構想はシンプルですが、実現には工夫が必要でした。72個のSMD LEDを円形に配置し、ATmega328Pマイコンと高精度なリアルタイムクロック(RTC)で制御する腕時計です。 72個のLEDを放射状に配......
基板の種類を初心者向けに解説|用途別・構造別の違いをわかりやすく紹介
電子工作や製品開発で使われる「基板」にはいくつかの種類があります。しかし、たくさんの種類があると逆に「どうやって使い分ければいいの?」と感じると思います。 この記事では、基板の種類について「材料」「構造」「用途」の観点からやさしく整理します。 基板とは?初心者が最初に知っておきたい基本 電子機器に使われている「基板」は、電子部品を取り付けて電気的につなぐための土台です。配線を整理し、機器を小型化・安定動作させることができます。 基板は家電、PC、スマートフォン、LED機器など幅広く使われています。「基板の種類」について知ることで、用途に合った選定がしやすくなります。 基板の種類はどう分類される? 基板の分類は、いくつかの視点があります。 代表的なのは次の2点です。 材料による違い:基板がどの材料からできているか 層数による違い:基板の配線が何層に分かれているか 例えば、強度や価格を重視するか、小型化や曲げやすさを重視するかで最適な基板は変わります。 代表的な基板の種類一覧 ・ガラスエポキシ基板 ガラスエポキシ基板(FR-4)は、強度と絶縁性のバランスが良く、最も一般的な基板です。汎用性に優れていて......
プリント基板とは?電子工作で便利な理由を実例付きで解説!
電子工作をしていると、最初はブレッドボードで回路を組むことが多いと思います。LEDを光らせたりセンサーを動かしたりするだけなら、ブレッドボードでも十分楽しめます。 でも、少し慣れてくると、「配線がごちゃごちゃしてきた」「ケースにきれいに収めたい」と感じる場面が出てくると思います。そんなときに役に立つのがプリント基板です。 この記事では、プリント基板とはなにか、ブレッドボードやユニバーサル基板との違い、実際にプリント基板で作れるもの、そして基板を作る基本的な流れまで、ション新車向けにわかりやすく解説します。 プリント基板とは プリント基板とは、電子部品を取り付けて、部品同士を電気的につなぐための土台の板です。PCB(Printed Circuit Board)とも呼ばれます。 ブレッドボード・ユニバーサル基板との違い https://pixabay.com/photos/integrated-circuit-computer-arduino-441294/ ブレッドボードやユニバーサル基板は、部品を配置した後にワイヤーを使い、自分で配線します。一方、プリント基板では、あらかじめ基板上に銅の配線パター......
PIDI-BOX01: JLCPCBがRaspberry Pi Zero 2WでモジュラーDINレールコントローラを可能にした方法
Raspberry Pi Zero 2Wによるガーデン灌漑の自動化:固定I/Oでは不足するとき 4年前、豊富なハードウェア開発経験を持つドイツ人の電子設計エンジニア、ヴォルフガング・マンスフェルド氏は、自宅のガーデン灌漑を自動化する商用ソリューションを探していました。しかし、自身のニーズに合うものは見つかりませんでした。そこで、自分で作ることにしたのです。 最初のプロトタイプは動作しましたが、PCBの製造コストが高く、イテレーションを続ける大きな障壁となっていました。そんな中、JLCPCBをKiCadコミュニティ経由で発見し、プロジェクトは新たな次元へ。Raspberry Pi Zero 2Wを基盤とした、完全にモジュラーでオープンソースのDINレールコントローラ「PIDI-BOX01」が誕生しました。 PIDI-BOX01 モジュラーDINレールコントローラ(Raspberry Pi Zero 2W搭載)をJLCPCBで製造 課題:成長が必要な灌漑システム 自動ガーデンは一度に完成しません。最初は2つの電磁弁から始まり、湿度センサーを追加し、温度プローブを足し、気づけば10個のデバイスを制御する......
4層基板と2層基板の違いとは?|用途別の選び方を初心者向けに解説
基板設計を始めると「2層基板で足りるのか、4層基板が必要なのか」という判断に迷うことがあるでしょう。 4層基板はコストが上がる一方、信号品質やEMI対策に大きなメリットがあるのです。 今回は、2層基板と4層基板の構造の違いから、用途別の選び方まで具体的な判断基準を解説します。 2層基板と4層基板の基本的な違い 2層基板は表面と裏面の2つの銅層で構成されており、すべての配線をこの2層に収める必要があります。構造がシンプルなため製造コストが低く、幅広い用途で使われる標準的な選択肢です。 4層基板は表裏2層に加え、内層に2層を持つ構成です。一般的なスタックアップは「信号層/グランドプレーン/電源プレーン/信号層」の4層構造で、内層の電源・グランドプレーンが信号品質の安定に大きく貢献します。コストは2層基板と比較して1.5〜2倍程度になりますが、得られる性能向上は設計の自由度を大きく広げます。 2層基板が向いているケース シンプルな回路・低速信号 LEDドライバ・温度センサー・単純なマイコン回路など、動作周波数が低くノイズの影響を受けにくい回路は2層基板で十分です。部品点数が少なく配線がシンプルであれば、......
プリント基板を自作するには?初心者向けに設計から発注までの流れを解説
「プリント基板を自分で作ってみたい」と思ったとき、最初に壁になるのが「どこから始めればいいかわからない」という問題です。実は、プリント基板の自作は設計ツールと発注サービスを使えば、初心者でも取り組めます。この記事では、基板自作の2つのアプローチと、設計から発注までの基本的な流れをわかりやすく解説します。 プリント基板の自作とは 「基板を自作する」には大きく2つのアプローチがあります。 1つ目は、銅張積層板にエッチング液を使って自宅で基板を手作りする方法です。手軽に試せる反面、精度に限界があり、細かい配線や両面基板の製作は難しくなります。 2つ目は、設計ツールで回路と配線を設計し、製造業者に発注して高品質な基板を作る方法です。現在はJLCPCBのような格安製造サービスが普及しており、少量・低コストでプロ品質の基板を手に入れられます。初心者には**「設計して発注する」**方法が現実的でおすすめです。 自作に必要なもの プリント基板を自作する際に必要なものを紹介します。 設計ツール(EasyEDA・KiCad) 基板設計には専用のCADツールが必要です。初心者に特におすすめなのがEasyEDAです。ブラ......