JLCPCBが非言語の少女のニーズ伝達をどう支援したか
1 min
言葉を話せない子どもが、介護者に自分のニーズをどう伝えればよいのでしょうか?親にとっては直面したくない問いです。アメリカのオープンソース支援技術に焦点を当てた開発者グループが、特別な支援を必要とする3歳の女の子のため、カスタマイズ可能なコミュニケーションデバイスを作成しました。JLCPCBのサポートを受けて、チームは低コストでアップグレード可能なツールを構築し、シンプルなボタン操作で彼女がコミュニケーションを取れるようにしました。
ニーズコミュニケーションシステム
プロジェクト概要:
このプロジェクトは、タイで開発者グループの創設者がこの特別な支援を必要とする子どもに出会ったことから始まりました。アメリカに戻った後、彼は開発者たちを率いて元の作品をアップデートし、支援の足りない人々のためのオープンソースツールの構築という取り組みを継続しました。JLCPCBのチームの助けを借りて、子どもがボタンを押して録音された音声を再生し、お腹が空いた、具合が悪いなどのニーズを表現できるパーソナライズされたデバイスを制作しました。
使用した主要コンポーネント:
多層PCB、rp2350プロセッサ、EsD保護、I2Sオーディオwithアンプ、ディスプレイ、ロータリーエンコーダ、マイクロスイッチ。
主な特徴:
1. 多感覚フィードバック:ボタンが振動し、ライトが異なる色で点滅し、デバイスがユーザーの母国語で話します。
2. タッチスクリーンインターフェース:カラーLCDスクリーンがビジュアルキューを追加します。
3. モジュラーデザイン:電子部品は機能ごとに分離され、3Dプリント可能なプラスチックとPythonを組み合わせることで、ニーズの変化や他の特別な支援を必要とする人々に簡単に改修できる形でプロジェクトが具現化されました。
デバイスの内部には、JLCPCBによって製造・検証されたカスタムPCBA(実装済みプリント基板)が収められています。
JLCPCBが実現に貢献したこと:
このデバイスはシンプルな設計で、遠隔地からでも簡単に改修できます。世界中のどんな3Dプリンターと基本的な半田付けスキルでも製造可能です。このプロジェクトを達成する鍵は、低コストで機能を最大化し、小型フォームファクタで必要な性能を確保しながら、迅速なプロトタイピングを可能にすることでした。
1. 高速納期と手頃な製造
設計ファイルをJLCPCBのオンラインプラットフォームにアップロード後、開発者は低コストで注文を確定しました。わずか7日で、部品実装済みの完成したPCBAが物流を通じて届きました。この高速なターンアラウンドにより、チームはスケジュールと予算を維持できました。
2. 無料設計検証
JLCPCBのオンラインGerberファイル検証は、レイアウトの問題を早期に発見するのに役立ちます。システムは異なるライブラリ間のパッケージ方向の不一致を修正し、製造中のエラーを防ぎました。結果として、動作する、コンパクトで子どもに優しい回路基板レイアウトが完成しました。
3. 信頼できるソフトウェアサポート
チームはJLCPCBの無料PCB設計ソフトEasyEDAを使用しました。これはレイアウトツールと豊富な部品ライブラリを統合しています。開発者は次のように語っています:「このソフトは非常に実用的で無料です。統合された部品ライブラリは素晴らしいです。選択的ミューティズムや運動制限のある人々のための緊急コミュニケーションデバイスを現在開発中であり、今後もEasyEDAを使い続ける予定です。」
プロトタイプから展示へ:
次世代のPCBAは1週間以内に納品され、チームはメイカーとイノベーターの一大イベントであるOpen Sauce 2025で、2つの異なるヒューマンインターフェースシステムを披露することができました。
結論:
JLCPCBは、この支援デバイスをアイデアから現実に変える上で不可欠でした。高速納期、手頃な製造、無料設計チェックのおかげで、開発チームは設計を素早く改善し、現実世界の問題を解決できました。両チームの協力のおかげで、言葉を話せない3歳の女の子は自分のニーズを表現するためのツールを手に入れました—そしてこのプロジェクトは、すでに他の特別な支援を必要とする人々のための新しいツールにインスピレーションを与えています。
学び続ける
72個のLEDを搭載した精密腕時計の設計:JLCPCBのSMT実装で製作する直径40 mmの円形PCB
要点 本事例では、直径40 mmの円形PCBを用いた72個のLEDを搭載する腕時計の設計と製作を紹介します。JLCPCBのSMT実装サービスによって70個以上の0603サイズLEDの手はんだ付けを省き、ENIG表面処理で実装に適した平坦性を確保しました。また、マウスバイト付きの分離タブを使用する面付けにより、円形基板の自動実装に対応しています。EasyEDAでの回路図作成から、ファームウェアの最適化、市販のステンレス製ケースへの組み込みまで、一連の開発工程を解説します。 開発の背景と目的 独自のウェアラブル機器の開発は、電子工作の中でもやりがいがあり、同時に難しい分野です。市販のスマートウォッチがOLEDディスプレイや高性能プロセッサを採用する一方、オープンソースプロジェクトの制作者Taifur氏は、シンプルな構成とすっきりした外観を目指した「LED Round Watch」を開発しました。 基本構想はシンプルですが、実現には工夫が必要でした。72個のSMD LEDを円形に配置し、ATmega328Pマイコンと高精度なリアルタイムクロック(RTC)で制御する腕時計です。 72個のLEDを放射状に配......
基板の種類を初心者向けに解説|用途別・構造別の違いをわかりやすく紹介
電子工作や製品開発で使われる「基板」にはいくつかの種類があります。しかし、たくさんの種類があると逆に「どうやって使い分ければいいの?」と感じると思います。 この記事では、基板の種類について「材料」「構造」「用途」の観点からやさしく整理します。 基板とは?初心者が最初に知っておきたい基本 電子機器に使われている「基板」は、電子部品を取り付けて電気的につなぐための土台です。配線を整理し、機器を小型化・安定動作させることができます。 基板は家電、PC、スマートフォン、LED機器など幅広く使われています。「基板の種類」について知ることで、用途に合った選定がしやすくなります。 基板の種類はどう分類される? 基板の分類は、いくつかの視点があります。 代表的なのは次の2点です。 材料による違い:基板がどの材料からできているか 層数による違い:基板の配線が何層に分かれているか 例えば、強度や価格を重視するか、小型化や曲げやすさを重視するかで最適な基板は変わります。 代表的な基板の種類一覧 ・ガラスエポキシ基板 ガラスエポキシ基板(FR-4)は、強度と絶縁性のバランスが良く、最も一般的な基板です。汎用性に優れていて......
プリント基板とは?電子工作で便利な理由を実例付きで解説!
電子工作をしていると、最初はブレッドボードで回路を組むことが多いと思います。LEDを光らせたりセンサーを動かしたりするだけなら、ブレッドボードでも十分楽しめます。 でも、少し慣れてくると、「配線がごちゃごちゃしてきた」「ケースにきれいに収めたい」と感じる場面が出てくると思います。そんなときに役に立つのがプリント基板です。 この記事では、プリント基板とはなにか、ブレッドボードやユニバーサル基板との違い、実際にプリント基板で作れるもの、そして基板を作る基本的な流れまで、ション新車向けにわかりやすく解説します。 プリント基板とは プリント基板とは、電子部品を取り付けて、部品同士を電気的につなぐための土台の板です。PCB(Printed Circuit Board)とも呼ばれます。 ブレッドボード・ユニバーサル基板との違い https://pixabay.com/photos/integrated-circuit-computer-arduino-441294/ ブレッドボードやユニバーサル基板は、部品を配置した後にワイヤーを使い、自分で配線します。一方、プリント基板では、あらかじめ基板上に銅の配線パター......
PIDI-BOX01: JLCPCBがRaspberry Pi Zero 2WでモジュラーDINレールコントローラを可能にした方法
Raspberry Pi Zero 2Wによるガーデン灌漑の自動化:固定I/Oでは不足するとき 4年前、豊富なハードウェア開発経験を持つドイツ人の電子設計エンジニア、ヴォルフガング・マンスフェルド氏は、自宅のガーデン灌漑を自動化する商用ソリューションを探していました。しかし、自身のニーズに合うものは見つかりませんでした。そこで、自分で作ることにしたのです。 最初のプロトタイプは動作しましたが、PCBの製造コストが高く、イテレーションを続ける大きな障壁となっていました。そんな中、JLCPCBをKiCadコミュニティ経由で発見し、プロジェクトは新たな次元へ。Raspberry Pi Zero 2Wを基盤とした、完全にモジュラーでオープンソースのDINレールコントローラ「PIDI-BOX01」が誕生しました。 PIDI-BOX01 モジュラーDINレールコントローラ(Raspberry Pi Zero 2W搭載)をJLCPCBで製造 課題:成長が必要な灌漑システム 自動ガーデンは一度に完成しません。最初は2つの電磁弁から始まり、湿度センサーを追加し、温度プローブを足し、気づけば10個のデバイスを制御する......
4層基板と2層基板の違いとは?|用途別の選び方を初心者向けに解説
基板設計を始めると「2層基板で足りるのか、4層基板が必要なのか」という判断に迷うことがあるでしょう。 4層基板はコストが上がる一方、信号品質やEMI対策に大きなメリットがあるのです。 今回は、2層基板と4層基板の構造の違いから、用途別の選び方まで具体的な判断基準を解説します。 2層基板と4層基板の基本的な違い 2層基板は表面と裏面の2つの銅層で構成されており、すべての配線をこの2層に収める必要があります。構造がシンプルなため製造コストが低く、幅広い用途で使われる標準的な選択肢です。 4層基板は表裏2層に加え、内層に2層を持つ構成です。一般的なスタックアップは「信号層/グランドプレーン/電源プレーン/信号層」の4層構造で、内層の電源・グランドプレーンが信号品質の安定に大きく貢献します。コストは2層基板と比較して1.5〜2倍程度になりますが、得られる性能向上は設計の自由度を大きく広げます。 2層基板が向いているケース シンプルな回路・低速信号 LEDドライバ・温度センサー・単純なマイコン回路など、動作周波数が低くノイズの影響を受けにくい回路は2層基板で十分です。部品点数が少なく配線がシンプルであれば、......
プリント基板を自作するには?初心者向けに設計から発注までの流れを解説
「プリント基板を自分で作ってみたい」と思ったとき、最初に壁になるのが「どこから始めればいいかわからない」という問題です。実は、プリント基板の自作は設計ツールと発注サービスを使えば、初心者でも取り組めます。この記事では、基板自作の2つのアプローチと、設計から発注までの基本的な流れをわかりやすく解説します。 プリント基板の自作とは 「基板を自作する」には大きく2つのアプローチがあります。 1つ目は、銅張積層板にエッチング液を使って自宅で基板を手作りする方法です。手軽に試せる反面、精度に限界があり、細かい配線や両面基板の製作は難しくなります。 2つ目は、設計ツールで回路と配線を設計し、製造業者に発注して高品質な基板を作る方法です。現在はJLCPCBのような格安製造サービスが普及しており、少量・低コストでプロ品質の基板を手に入れられます。初心者には**「設計して発注する」**方法が現実的でおすすめです。 自作に必要なもの プリント基板を自作する際に必要なものを紹介します。 設計ツール(EasyEDA・KiCad) 基板設計には専用のCADツールが必要です。初心者に特におすすめなのがEasyEDAです。ブラ......