PIDI-BOX01: JLCPCBがRaspberry Pi Zero 2WでモジュラーDINレールコントローラを可能にした方法
1 min
- Raspberry Pi Zero 2Wによるガーデン灌漑の自動化:固定I/Oでは不足するとき
- 課題:成長が必要な灌漑システム
- 解決策:DINレール上のモジュラーI2Cアーキテクチャ
- コントローラモジュール:小さな筐体に詰まった豊富なハードウェア
- 拡張モジュール:必要な分だけ追加
- JLCPCBがプロジェクトを現実にした理由
- 結果:4年間ノートラブル灌漑
- オープンソース、すぐに複製可能
- こうしてスケーラブルなコントローラは完成する
Raspberry Pi Zero 2Wによるガーデン灌漑の自動化:固定I/Oでは不足するとき
4年前、豊富なハードウェア開発経験を持つドイツ人の電子設計エンジニア、ヴォルフガング・マンスフェルド氏は、自宅のガーデン灌漑を自動化する商用ソリューションを探していました。しかし、自身のニーズに合うものは見つかりませんでした。そこで、自分で作ることにしたのです。
最初のプロトタイプは動作しましたが、PCBの製造コストが高く、イテレーションを続ける大きな障壁となっていました。そんな中、JLCPCBをKiCadコミュニティ経由で発見し、プロジェクトは新たな次元へ。Raspberry Pi Zero 2Wを基盤とした、完全にモジュラーでオープンソースのDINレールコントローラ「PIDI-BOX01」が誕生しました。

PIDI-BOX01 モジュラーDINレールコントローラ(Raspberry Pi Zero 2W搭載)をJLCPCBで製造
課題:成長が必要な灌漑システム
自動ガーデンは一度に完成しません。最初は2つの電磁弁から始まり、湿度センサーを追加し、温度プローブを足し、気づけば10個のデバイスを制御する必要がありながら、コントローラは6ポートしかない、という状況に。
最初は別のコントローラを増設しようとしましたが、結果としてつなぎ合わせた構成となり、メンテナンスが困難でコストも無駄にかさむものでした。発想を転換する必要がありました。
解決策:DINレール上のモジュラーI2Cアーキテクチャ

PIDI-BOX01モジュラーI2CバスがDINレール上で拡張モジュールを接続
ヴォルフガング氏はPIDI-BOX01を、Raspberry Pi Zero 2Wを中核とし、すべての拡張モジュールを6ピン共有I2Cバスで接続するという明確な前提で設計しました。これにより、リレーや光入力、アナログチャンネルが必要になったときに、単にレールに新モジュールを差し込むだけで追加でき、システムの再設計や完全な再配線は不要です。
すべての電子回路はDINレールに取り付け可能なCamdenboss CNMB筐体に収められています。PCBは筐体にぴったり収まる寸法で設計されており、Camdenboss筐体を加工する必要はありません。
コントローラモジュール:小さな筐体に詰まった豊富なハードウェア

PIDI-BOX01 Raspberry Pi Zero 2WコントローラPCB(KiCad設計)
コントローラモジュールはRaspberry Pi Zero 2Wを収め、システム起動に必要な機能をすべて集約しています。
| コンポーネント | 仕様 |
|---|---|
| DC/DCコンバータ | 12V→5V 3A |
| RTC | DS3132 + CR2032電池 |
| 電源 | 10–28V DC / USB-C 5V |
| ディスプレイ | OLED 128×64 |
| 操作部 | タクトスイッチ3個 + 裏面実装LED6個 |
| I/O | 光デジタル1系統、1-Wire1系統、UART1系統、I2C IDC6ピン1系統 |
| 配線 | 26–12AWG端子台 |
拡張モジュール:必要な分だけ追加
Raspberry Pi Zero 2Wはシステムのブレインですが、単体では大したことはできません。PIDI-BOX01の面白い点は、各拡張モジュールをI2Cバスに差し込むだけで、既存の動作に影響を与えることなく自動認識されることです。リレー増設、アナログ入力追加、センサー増設は、必要になってから行えばよく、事前に用意する必要はありません。
6chリレーモジュール
PCF8574Aエキスパンダで6つの独立チャンネルを制御。電源投入時はすべてOFF(ビット7)で始まり、前面パネルに6つのテストボタンとステータスLEDを装備し、ソフトウェアやコントローラ接続なしに各出力を確認できます。
6ch光入力モジュール
同じPCF8574Aアーキテクチャを採用しながら、光絶縁入りの読み取り専用設計。12V産業用センサーを接続し、バスへの干渉リスクを排除するのに最適です。
4ch ADCモジュール(ADS1115)
プラットフォームで最も洗練されたコンポーネント。4系統のアナログ入力はシステムに対して電位フリー、I2CバスはAnalog Devices ADUM1250で絶縁、センサー給電用に4–8V 200mAの内部電源を搭載。I2Cアドレスを0x48–0x4Bの4種から選択できるA2版もあり、同一バスに最大4枚のADCモジュールを設置可能です。
JLCPCBがプロジェクトを現実にした理由

PIDI-BOX01 PCB、JLCPCB製造、KiCadオープンソースDINレールハードウェア
以前のバージョンでは、PCB製造コストが開発を続ける最大のブレーキでした。ヴォルフガング氏は手頃なソリューションを求め、2024年にKiCadコミュニティでJLCPCBを発見。それ以降30枚以上のPCBを発注しています。
価格だけでなく、寸法精度の高さによりモジュールを余計なケーブルなしで組み立てられること、表面仕上げの質の高さにより183℃リフローでも問題なくSMD実装できること、Gerberに誤りがあればJLCPCB技術サポートが指摘してくれ修正データをすぐに再アップロードできることなどが評価されています。
はんだペーストの塗布には、必ずJLCPCBのステンシルをご利用ください。必要な形状ですぐに発注できます。

結果:4年間ノートラブル灌漑
PIDI-BOX01は実験室のプロトタイプではありません。複数のシーズンにわたり、リレーによる電磁弁制御、アナログセンサー読み取り、RTCタイマー管理、1-Wire・I2C環境センシングを実環境で稼働させ続けています。すべて低電圧:デジタルI/Oは最大24V、リレー接点は最大48V、全入力に両方向TVSによるESD保護を配置。すべてのモジュールが現役で動作中です。
「フォーラムでJLCPCBを見つけられて本当に良かった。予算の負担が大幅に軽くなりました。」
— ヴォルフガング・マンスフェルド、プロジェクト作者

すでにJLCPCBをご利用の方は、「紹介して得する」プログラムにご参加ください。お友達1人が登録されると5ドルクーポン、さらに初注文完了で追加10ドルクーポンをプレゼント。紹介が増えるほど報酬が増えます。シェアして特典をGET!詳細は https://jlcpcb.com/jp/promotions/referral をご覧ください。
オープンソース、すぐに複製可能
プロジェクト全体がGitHubでオープンソース公開:KiCad回路図、PCBデータ、Gerber、前面パネル設計データすべて揃っています。共に開発・利用いただけるコントリビューターを募集しています。
GitHub: github.com/zero-pidi-box/PIDI-BOX01-X-ZERO
お問い合わせ: PIDI-BOX01@GMX.NET
こうしてスケーラブルなコントローラは完成する
ヴォルフガング氏は市場に求めるものが見つからなかったので、自分で作った。4年後、システムはガーデンを灌漑し続け、モジュールは現役で、すべてのファイルはGitHubに公開され誰でも複製可能だ。
JLCPCBのおかげで予算を気にせずイテレーションでき、30枚以上の発注がそれを証明。PIDI-BOX01を自作したい方は、Gerberデータがすでに揃っているので、今日すぐJLCPCBで発注できます。

学び続ける
72個のLEDを搭載した精密腕時計の設計:JLCPCBのSMT実装で製作する直径40 mmの円形PCB
要点 本事例では、直径40 mmの円形PCBを用いた72個のLEDを搭載する腕時計の設計と製作を紹介します。JLCPCBのSMT実装サービスによって70個以上の0603サイズLEDの手はんだ付けを省き、ENIG表面処理で実装に適した平坦性を確保しました。また、マウスバイト付きの分離タブを使用する面付けにより、円形基板の自動実装に対応しています。EasyEDAでの回路図作成から、ファームウェアの最適化、市販のステンレス製ケースへの組み込みまで、一連の開発工程を解説します。 開発の背景と目的 独自のウェアラブル機器の開発は、電子工作の中でもやりがいがあり、同時に難しい分野です。市販のスマートウォッチがOLEDディスプレイや高性能プロセッサを採用する一方、オープンソースプロジェクトの制作者Taifur氏は、シンプルな構成とすっきりした外観を目指した「LED Round Watch」を開発しました。 基本構想はシンプルですが、実現には工夫が必要でした。72個のSMD LEDを円形に配置し、ATmega328Pマイコンと高精度なリアルタイムクロック(RTC)で制御する腕時計です。 72個のLEDを放射状に配......
基板の種類を初心者向けに解説|用途別・構造別の違いをわかりやすく紹介
電子工作や製品開発で使われる「基板」にはいくつかの種類があります。しかし、たくさんの種類があると逆に「どうやって使い分ければいいの?」と感じると思います。 この記事では、基板の種類について「材料」「構造」「用途」の観点からやさしく整理します。 基板とは?初心者が最初に知っておきたい基本 電子機器に使われている「基板」は、電子部品を取り付けて電気的につなぐための土台です。配線を整理し、機器を小型化・安定動作させることができます。 基板は家電、PC、スマートフォン、LED機器など幅広く使われています。「基板の種類」について知ることで、用途に合った選定がしやすくなります。 基板の種類はどう分類される? 基板の分類は、いくつかの視点があります。 代表的なのは次の2点です。 材料による違い:基板がどの材料からできているか 層数による違い:基板の配線が何層に分かれているか 例えば、強度や価格を重視するか、小型化や曲げやすさを重視するかで最適な基板は変わります。 代表的な基板の種類一覧 ・ガラスエポキシ基板 ガラスエポキシ基板(FR-4)は、強度と絶縁性のバランスが良く、最も一般的な基板です。汎用性に優れていて......
プリント基板とは?電子工作で便利な理由を実例付きで解説!
電子工作をしていると、最初はブレッドボードで回路を組むことが多いと思います。LEDを光らせたりセンサーを動かしたりするだけなら、ブレッドボードでも十分楽しめます。 でも、少し慣れてくると、「配線がごちゃごちゃしてきた」「ケースにきれいに収めたい」と感じる場面が出てくると思います。そんなときに役に立つのがプリント基板です。 この記事では、プリント基板とはなにか、ブレッドボードやユニバーサル基板との違い、実際にプリント基板で作れるもの、そして基板を作る基本的な流れまで、ション新車向けにわかりやすく解説します。 プリント基板とは プリント基板とは、電子部品を取り付けて、部品同士を電気的につなぐための土台の板です。PCB(Printed Circuit Board)とも呼ばれます。 ブレッドボード・ユニバーサル基板との違い https://pixabay.com/photos/integrated-circuit-computer-arduino-441294/ ブレッドボードやユニバーサル基板は、部品を配置した後にワイヤーを使い、自分で配線します。一方、プリント基板では、あらかじめ基板上に銅の配線パター......
PIDI-BOX01: JLCPCBがRaspberry Pi Zero 2WでモジュラーDINレールコントローラを可能にした方法
Raspberry Pi Zero 2Wによるガーデン灌漑の自動化:固定I/Oでは不足するとき 4年前、豊富なハードウェア開発経験を持つドイツ人の電子設計エンジニア、ヴォルフガング・マンスフェルド氏は、自宅のガーデン灌漑を自動化する商用ソリューションを探していました。しかし、自身のニーズに合うものは見つかりませんでした。そこで、自分で作ることにしたのです。 最初のプロトタイプは動作しましたが、PCBの製造コストが高く、イテレーションを続ける大きな障壁となっていました。そんな中、JLCPCBをKiCadコミュニティ経由で発見し、プロジェクトは新たな次元へ。Raspberry Pi Zero 2Wを基盤とした、完全にモジュラーでオープンソースのDINレールコントローラ「PIDI-BOX01」が誕生しました。 PIDI-BOX01 モジュラーDINレールコントローラ(Raspberry Pi Zero 2W搭載)をJLCPCBで製造 課題:成長が必要な灌漑システム 自動ガーデンは一度に完成しません。最初は2つの電磁弁から始まり、湿度センサーを追加し、温度プローブを足し、気づけば10個のデバイスを制御する......
4層基板と2層基板の違いとは?|用途別の選び方を初心者向けに解説
基板設計を始めると「2層基板で足りるのか、4層基板が必要なのか」という判断に迷うことがあるでしょう。 4層基板はコストが上がる一方、信号品質やEMI対策に大きなメリットがあるのです。 今回は、2層基板と4層基板の構造の違いから、用途別の選び方まで具体的な判断基準を解説します。 2層基板と4層基板の基本的な違い 2層基板は表面と裏面の2つの銅層で構成されており、すべての配線をこの2層に収める必要があります。構造がシンプルなため製造コストが低く、幅広い用途で使われる標準的な選択肢です。 4層基板は表裏2層に加え、内層に2層を持つ構成です。一般的なスタックアップは「信号層/グランドプレーン/電源プレーン/信号層」の4層構造で、内層の電源・グランドプレーンが信号品質の安定に大きく貢献します。コストは2層基板と比較して1.5〜2倍程度になりますが、得られる性能向上は設計の自由度を大きく広げます。 2層基板が向いているケース シンプルな回路・低速信号 LEDドライバ・温度センサー・単純なマイコン回路など、動作周波数が低くノイズの影響を受けにくい回路は2層基板で十分です。部品点数が少なく配線がシンプルであれば、......
プリント基板を自作するには?初心者向けに設計から発注までの流れを解説
「プリント基板を自分で作ってみたい」と思ったとき、最初に壁になるのが「どこから始めればいいかわからない」という問題です。実は、プリント基板の自作は設計ツールと発注サービスを使えば、初心者でも取り組めます。この記事では、基板自作の2つのアプローチと、設計から発注までの基本的な流れをわかりやすく解説します。 プリント基板の自作とは 「基板を自作する」には大きく2つのアプローチがあります。 1つ目は、銅張積層板にエッチング液を使って自宅で基板を手作りする方法です。手軽に試せる反面、精度に限界があり、細かい配線や両面基板の製作は難しくなります。 2つ目は、設計ツールで回路と配線を設計し、製造業者に発注して高品質な基板を作る方法です。現在はJLCPCBのような格安製造サービスが普及しており、少量・低コストでプロ品質の基板を手に入れられます。初心者には**「設計して発注する」**方法が現実的でおすすめです。 自作に必要なもの プリント基板を自作する際に必要なものを紹介します。 設計ツール(EasyEDA・KiCad) 基板設計には専用のCADツールが必要です。初心者に特におすすめなのがEasyEDAです。ブラ......