JLCPCBが革新を促進:自律型探査車の旅
1 min
- Nomadの革新と挑戦
- JLCPCBが貢献したこと
- 結論
Nomadプロジェクトは、複雑な地形を攻略し科学的タスクを実行するために特別に設計されたモジュラー型自律探査車両です。この革新的なプロジェクトにおいて、JLCPCBは高速PCB製造・効率的な組立サービスから精密なPCBA製造に至るまで包括的なサポートを提供しました。これにより、プロジェクトチームは高品質を維持しながらコスト効率を最適化し、期日通りの納期を確保することができました。JLCPCBの24時間ターンアラウンドとグローバル配送サービスにより、Nomadプロジェクトは世界規模の納期目標とプロジェクト目的を迅速に達成できました。JLCPCBの高信頼性と精密製造は、車両が複雑な環境下でも安定動作することを保証し、各設計が厳格な品質基準を満たすことを確実にしました。
モジュラー型自律探査車両:The Nomad
Nomadの革新と挑戦
Nomad探査車両はAIアクセラレータとROS2システムを搭載し、リアルタイムでの意思決定と環境変化に応じた動的な行動調整を可能にし、効率的なタスク遂行を実現します。中核となる革新には、6自由度(6 DoF)マニピュレータ、独自のサイクロイド減速機、そして4つの独立駆動モジュールが含まれており、それぞれにBLDCモータと遊星歯車減速機を備え、強力な駆動力と安定性を提供します。さらに、Nomadのモジュラー設計によりシステム全体が柔軟性を高め、最大6枚のシングルボードコンピュータ(SBC)をサポートし、様々なタスクの計算要求に対応します。JLCPCBのコスト効率に優れたソリューションにより、Nomadは予算内で世界クラスの品質を実現しました。JLCPCBの透明な価格設定とリアルタイム追跡サービスにより、プロジェクトチームは進捗を監視し、納期通りの配送を確保することができました。
The Nomad探査車両のAIアクセラレータとROS2システム
JLCPCBが貢献したこと
1. 高速PCB製造と効率的な組立サービス
Nomadのモジュラー設計は高精度PCBを必要とし、JLCPCBは超高速PCB製造と効率的なPCBAサービスを提供し、注文から48時間以内に製造を完了しました。各PCBはプロジェクトの厳格な品質要求を満たしました。JLCPCBの自動実装・精密組立サービスにより、Nomadの電子モジュールがシームレスに統合され、システムの安定性と信頼性が保証されました。JLCPCBの初心者に優しいプラットフォームと使いやすいオンラインインターフェースにより、チームは生産の技術的な複雑さを心配することなく、迅速にプロトタイプ設計を完了できました。
2. 精密製造によるシステム安定性の確保
Nomadの複雑な4層PCB設計に対し、JLCPCBは精密な製造能力を通じてPCBの品質を確保しました。これにより探査車両の電子システムは複雑な環境下でも安定動作し、リアルタイムな意思決定と動的な調整をサポートしました。JLCPCBのDFMチェックサービスはチームが設計を最適化するのに役立ち、各PCBが最高の製造基準を満たし、エラーのリスクを低減することを確実にしました。
3. コスト効率と高い付加価値
JLCPCBは低コスト・高付加価値のソリューションを提供し、Nomadプロジェクトが厳格な予算内で高品質な生産を完了するのを支援しました。プロジェクトはプロトタイプ設計とテストフェーズにおいてJLCPCBのコスト優位性を享受し、高性能とコスト効率のバランスを維持しました。JLCPCBのMOQなし(最小ロット数)ポリシーと即時オンライン見積もりにより、プロジェクトは柔軟にニーズを調整でき、ロットサイズに関わらず世界に競争力ある品質とサービスを享受できました。
NomadのPCB構造:JLCPCB製造
結論
JLCPCBの技術サポートにより、Nomad探査車両プロジェクトは成功裏に実施されました。JLCPCBの精密製造と高速納期サービスは、チームが設計目標を迅速に達成し、プロジェクトの効率的な推進を確実にするのに貢献しました。PCB製造の世界的リーダーとして、JLCPCBは革新的なプロジェクトに信頼できるソリューションを提供し、高性能でスケーラブルな技術的突破の発展を支援することに尽力し続けています。世界中600万人以上のエンジニアに信頼されるJLCPCBは、最先端プロジェクトに信頼できる技術サポートとサービスを継続的に提供していきます。
学び続ける
72個のLEDを搭載した精密腕時計の設計:JLCPCBのSMT実装で製作する直径40 mmの円形PCB
要点 本事例では、直径40 mmの円形PCBを用いた72個のLEDを搭載する腕時計の設計と製作を紹介します。JLCPCBのSMT実装サービスによって70個以上の0603サイズLEDの手はんだ付けを省き、ENIG表面処理で実装に適した平坦性を確保しました。また、マウスバイト付きの分離タブを使用する面付けにより、円形基板の自動実装に対応しています。EasyEDAでの回路図作成から、ファームウェアの最適化、市販のステンレス製ケースへの組み込みまで、一連の開発工程を解説します。 開発の背景と目的 独自のウェアラブル機器の開発は、電子工作の中でもやりがいがあり、同時に難しい分野です。市販のスマートウォッチがOLEDディスプレイや高性能プロセッサを採用する一方、オープンソースプロジェクトの制作者Taifur氏は、シンプルな構成とすっきりした外観を目指した「LED Round Watch」を開発しました。 基本構想はシンプルですが、実現には工夫が必要でした。72個のSMD LEDを円形に配置し、ATmega328Pマイコンと高精度なリアルタイムクロック(RTC)で制御する腕時計です。 72個のLEDを放射状に配......
基板の種類を初心者向けに解説|用途別・構造別の違いをわかりやすく紹介
電子工作や製品開発で使われる「基板」にはいくつかの種類があります。しかし、たくさんの種類があると逆に「どうやって使い分ければいいの?」と感じると思います。 この記事では、基板の種類について「材料」「構造」「用途」の観点からやさしく整理します。 基板とは?初心者が最初に知っておきたい基本 電子機器に使われている「基板」は、電子部品を取り付けて電気的につなぐための土台です。配線を整理し、機器を小型化・安定動作させることができます。 基板は家電、PC、スマートフォン、LED機器など幅広く使われています。「基板の種類」について知ることで、用途に合った選定がしやすくなります。 基板の種類はどう分類される? 基板の分類は、いくつかの視点があります。 代表的なのは次の2点です。 材料による違い:基板がどの材料からできているか 層数による違い:基板の配線が何層に分かれているか 例えば、強度や価格を重視するか、小型化や曲げやすさを重視するかで最適な基板は変わります。 代表的な基板の種類一覧 ・ガラスエポキシ基板 ガラスエポキシ基板(FR-4)は、強度と絶縁性のバランスが良く、最も一般的な基板です。汎用性に優れていて......
プリント基板とは?電子工作で便利な理由を実例付きで解説!
電子工作をしていると、最初はブレッドボードで回路を組むことが多いと思います。LEDを光らせたりセンサーを動かしたりするだけなら、ブレッドボードでも十分楽しめます。 でも、少し慣れてくると、「配線がごちゃごちゃしてきた」「ケースにきれいに収めたい」と感じる場面が出てくると思います。そんなときに役に立つのがプリント基板です。 この記事では、プリント基板とはなにか、ブレッドボードやユニバーサル基板との違い、実際にプリント基板で作れるもの、そして基板を作る基本的な流れまで、ション新車向けにわかりやすく解説します。 プリント基板とは プリント基板とは、電子部品を取り付けて、部品同士を電気的につなぐための土台の板です。PCB(Printed Circuit Board)とも呼ばれます。 ブレッドボード・ユニバーサル基板との違い https://pixabay.com/photos/integrated-circuit-computer-arduino-441294/ ブレッドボードやユニバーサル基板は、部品を配置した後にワイヤーを使い、自分で配線します。一方、プリント基板では、あらかじめ基板上に銅の配線パター......
PIDI-BOX01: JLCPCBがRaspberry Pi Zero 2WでモジュラーDINレールコントローラを可能にした方法
Raspberry Pi Zero 2Wによるガーデン灌漑の自動化:固定I/Oでは不足するとき 4年前、豊富なハードウェア開発経験を持つドイツ人の電子設計エンジニア、ヴォルフガング・マンスフェルド氏は、自宅のガーデン灌漑を自動化する商用ソリューションを探していました。しかし、自身のニーズに合うものは見つかりませんでした。そこで、自分で作ることにしたのです。 最初のプロトタイプは動作しましたが、PCBの製造コストが高く、イテレーションを続ける大きな障壁となっていました。そんな中、JLCPCBをKiCadコミュニティ経由で発見し、プロジェクトは新たな次元へ。Raspberry Pi Zero 2Wを基盤とした、完全にモジュラーでオープンソースのDINレールコントローラ「PIDI-BOX01」が誕生しました。 PIDI-BOX01 モジュラーDINレールコントローラ(Raspberry Pi Zero 2W搭載)をJLCPCBで製造 課題:成長が必要な灌漑システム 自動ガーデンは一度に完成しません。最初は2つの電磁弁から始まり、湿度センサーを追加し、温度プローブを足し、気づけば10個のデバイスを制御する......
4層基板と2層基板の違いとは?|用途別の選び方を初心者向けに解説
基板設計を始めると「2層基板で足りるのか、4層基板が必要なのか」という判断に迷うことがあるでしょう。 4層基板はコストが上がる一方、信号品質やEMI対策に大きなメリットがあるのです。 今回は、2層基板と4層基板の構造の違いから、用途別の選び方まで具体的な判断基準を解説します。 2層基板と4層基板の基本的な違い 2層基板は表面と裏面の2つの銅層で構成されており、すべての配線をこの2層に収める必要があります。構造がシンプルなため製造コストが低く、幅広い用途で使われる標準的な選択肢です。 4層基板は表裏2層に加え、内層に2層を持つ構成です。一般的なスタックアップは「信号層/グランドプレーン/電源プレーン/信号層」の4層構造で、内層の電源・グランドプレーンが信号品質の安定に大きく貢献します。コストは2層基板と比較して1.5〜2倍程度になりますが、得られる性能向上は設計の自由度を大きく広げます。 2層基板が向いているケース シンプルな回路・低速信号 LEDドライバ・温度センサー・単純なマイコン回路など、動作周波数が低くノイズの影響を受けにくい回路は2層基板で十分です。部品点数が少なく配線がシンプルであれば、......
プリント基板を自作するには?初心者向けに設計から発注までの流れを解説
「プリント基板を自分で作ってみたい」と思ったとき、最初に壁になるのが「どこから始めればいいかわからない」という問題です。実は、プリント基板の自作は設計ツールと発注サービスを使えば、初心者でも取り組めます。この記事では、基板自作の2つのアプローチと、設計から発注までの基本的な流れをわかりやすく解説します。 プリント基板の自作とは 「基板を自作する」には大きく2つのアプローチがあります。 1つ目は、銅張積層板にエッチング液を使って自宅で基板を手作りする方法です。手軽に試せる反面、精度に限界があり、細かい配線や両面基板の製作は難しくなります。 2つ目は、設計ツールで回路と配線を設計し、製造業者に発注して高品質な基板を作る方法です。現在はJLCPCBのような格安製造サービスが普及しており、少量・低コストでプロ品質の基板を手に入れられます。初心者には**「設計して発注する」**方法が現実的でおすすめです。 自作に必要なもの プリント基板を自作する際に必要なものを紹介します。 設計ツール(EasyEDA・KiCad) 基板設計には専用のCADツールが必要です。初心者に特におすすめなのがEasyEDAです。ブラ......