This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

発光ダイオード (LEDs)

初出公開日 Apr 01, 2026, 更新日 Apr 01, 2026

1 min

目次
  • LEDとは何か?
  • LEDの歴史
  • LEDの異なる種類
  • 最も一般的な使用分野
  • LEDを使用したPCB設計
  • LEDの詳細
  • 結論

発光ダイオード (LEDs)

発光ダイオード(LED)は、現代の電子機器における基盤となっており、家庭用照明から複雑な産業システムまで、あらゆるものを照らしています。プリント基板(PCB)への統合は、様々なアプリケーションにとって不可欠で、多用途で信頼性の高い効率的な照明ソリューションを提供します。この記事では、LEDの基本的な側面、その歴史、種類、アプリケーション、および重要な考慮事項について、LEDを組み込んだPCBを設計する際に探ります。

LEDとは何か?

LEDは、半導体デバイスであり、電流が流れると光を発します。従来の白熱電球とは異なり、LEDはフィラメントを加熱して光を生成することに依存しません。代わりに、電子がデバイス内の電子ホールと再結合し、光子の形でエネルギーを放出するエレクトロルミネセンスというプロセスを使用します。この方法により、LEDはより効率的に光を生成し、発熱を抑えることができます。

LED illustration

LEDの歴史

エレクトロルミネセンスの概念は、1907年にマルコニ研究所のH.J.ラウンドによって最初に発見されました。しかし、実用的な可視スペクトルLEDが開発されたのは、1962年にゼネラル・エレクトリックで働いていたニック・ホロニャック・ジュニアによるものでした。当初、LEDは赤色のみでしたが、数十年にわたる進歩により、緑、青、白色のLEDが追加され、その普及への道が開かれました。

arrows

LEDの異なる種類

1. 標準LED:

インジケータやディスプレイで一般的に使用される、様々な色とサイズで利用可能な基本的なLEDです。

2. 高輝度LED:

これらは、懐中電灯や自動車照明など、より強い光を必要とするアプリケーション向けに設計されています。

3. RGB LED:

赤、緑、青の光を組み合わせて広範囲の色を生成でき、装飾照明やディスプレイに使用されます。

4. SMD LED(表面実装デバイス):

これらのコンパクトなLEDはPCBの表面に直接実装され、設計とアプリケーションの多様性を提供します。

5. 赤外線LED:

主にリモコンや通信機器で使用され、赤外線スペクトルに光を発します。

6. UV LED:

紫外線を発光し、殺菌や偽造検知などのアプリケーションに使用されます。

UV LEDs

最も一般的な使用分野

LEDは、その効率性、長寿命、多用途性により、様々な分野で不可欠なものとなっています。最も一般的なアプリケーションには以下が含まれます:

●照明: 住宅、商業、産業用照明ソリューション。

●ディスプレイ: テレビ、コンピュータモニター、デジタル広告板。

●自動車: ヘッドライト、ブレーキライト、インテリア照明。

●家電製品: インジケータライト、画面のバックライト、カメラフラッシュ。

●医療機器: 手術用照明と診断機器。

●通信: リモコンやデータ伝送機器における赤外線LED。

popular applications of LED

LEDを使用したPCB設計

LEDを組み込んだPCBを設計するには、LEDの最適な性能と長寿命を確保するために、いくつかの要素を慎重に考慮する必要があります。以下に考慮すべき主な側面を示します:

1. 熱管理:

LEDは損傷を防ぐために放熱しなければならない熱を発生します。これにはヒートシンク、サーマルビアの使用、および適切な気流の確保が含まれます。

2. 電源:

LEDは安定した適切な電源を必要とします。電流制限抵抗を使用した回路設計や定電流ドライバの使用は、正しい動作条件を維持するのに役立ちます。

3. 配置と向き:

PCB上でのLEDの位置決めは、その性能と全体の設計に影響を与える可能性があります。適切な配置により、均一な光分布が確保され、影の発生が最小限に抑えられます。

4. はんだ付け技術:

信頼性の高いはんだ接合を確保することは、電気接続と熱伝導性を維持する上で重要です。SMD LEDは、部品を損傷しないよう正確なはんだ付けを必要とします。

5. 回路設計:

直列または並列構成などの適切な駆動回路を組み込むことは、LED全体の効率と性能に影響します。

6. 光学上の考慮事項:

設計では、アプリケーションの要件を満たすために、ビーム角や強度などのLEDの光学特性を考慮する必要があります。

LED PCB

LEDの詳細

効率と寿命:

LEDは非常に効率が高く、電気エネルギーのかなりの部分を光に変換します。従来の照明と比較して寿命が長く、動作時間が50,000時間を超えることがよくあります。

環境への影響:

LEDは環境に優しく、水銀のような有害物質を含まず、消費電力も少ないため、二酸化炭素排出量を削減します。

進歩と革新:

有機LED(OLED)とMicroLEDの開発は、LED技術の境界を押し広げ、柔軟性の向上、より薄型の設計、より高解像度のディスプレイを提供しています。

今後の動向:

スマート照明の進歩、IoT(Internet of Things)との統合、より効率的で多様なLED材料の開発により、LEDの将来は有望です。

Round panel of LED

結論

LEDは、照明および電子機器産業に革命をもたらし、比類のない効率性、長寿命、多用途性を提供しています。LEDをPCB設計に統合するには、その潜在能力を最大限に引き出すために、熱管理、電源、配置、はんだ付け技術を慎重に考慮する必要があります。技術が継続的に進歩する中で、LEDは間違いなく、電子設計およびアプリケーションの未来を形作る上で中心的な役割を果たすでしょう。

学び続ける