基板の種類を初心者向けに解説|用途別・構造別の違いをわかりやすく紹介
1 min
- 基板とは?初心者が最初に知っておきたい基本
- 基板の種類はどう分類される?
- 代表的な基板の種類一覧
- 層数による基板の違い
- 用途別に見る基板の選び方
- 初心者が基板を選ぶときのポイント
- まとめ|基板の種類を知ると目的に合った選定がしやすくなる
電子工作や製品開発で使われる「基板」にはいくつかの種類があります。しかし、たくさんの種類があると逆に「どうやって使い分ければいいの?」と感じると思います。
この記事では、基板の種類について「材料」「構造」「用途」の観点からやさしく整理します。

基板とは?初心者が最初に知っておきたい基本
電子機器に使われている「基板」は、電子部品を取り付けて電気的につなぐための土台です。配線を整理し、機器を小型化・安定動作させることができます。
基板は家電、PC、スマートフォン、LED機器など幅広く使われています。「基板の種類」について知ることで、用途に合った選定がしやすくなります。

基板の種類はどう分類される?
基板の分類は、いくつかの視点があります。
代表的なのは次の2点です。
- 材料による違い:基板がどの材料からできているか
- 層数による違い:基板の配線が何層に分かれているか
例えば、強度や価格を重視するか、小型化や曲げやすさを重視するかで最適な基板は変わります。
代表的な基板の種類一覧
・ガラスエポキシ基板
ガラスエポキシ基板(FR-4)は、強度と絶縁性のバランスが良く、最も一般的な基板です。汎用性に優れていて安価で、6層以上の多層基板にも対応しています。
・フレキシブル基板
フレキシブル基板は、曲げることができることが特徴の基板です。薄く曲げることができるので、スペースや重量の削減、高密度化に最適です。
・アルミニウム基板
アルミニウム基板は、放熱性に優れている特徴を持つ基板です。LED関連機器といった、発熱しやすい機器に使用されています。
・銅コア基板
銅コア基板は、熱伝導性・放熱性に優れた基板です。高出力電源やLED機器といった放熱が必要なプロジェクトに使用されます。
ロジャース基板
ロジャース基板は、低誘電正接、固体寸法安定性に優れた基板です。高周波の通信を扱う用途に使われます。
テフロン基板
テフロン基板は、損失係数が非常に低いという特性を持つ基板です。高温及び高周波信号用途に使用されます。
以上のように、基板の種類によって強度や電気的特性などが異なります。
層数による基板の違い
基板は、配線層の数によっても種類が分かれています。代表的なのが片面基板、両面基板、多層基板です。層数が増えるほど、限られた面積でより多くの配線をすることができるため、複雑な回路や小型化が求められる用途にも対応しやすくなっています。
・片面基板
片面基板は、基板の片面のみに配線する基板です。構造がシンプルなため設計が簡単で低コストです。一方配線できるのが片側のみなので、回路が複雑になると設計の自由度が低くなります。
・両面基板
両面基板(2層基板)は、基板の両面に配線できる基板です。片面より多くの配線を収めることができるため、やや複雑な回路にも対応しやすくなります。コストと配線性のバランスが取りやすいため、幅広い電子機器で使用されます。
・多層基板
多層基板は、内部にも配線できる層を持った基板です。配線できる層が増えるため、高性能機器など回路が複雑なプロジェクトや、機器の小型化など配線密度を高めたい用途に適しています。一方で、片面基板や両面基板に比べると設計の難易度は高いです。
・層を増やすときの注意点
層数が増えるほど高密度な設計ができますが、製造コストは上がりやすいためプロジェクトに合った層数を選びましょう。また、基板の種類によって対応している層数が違うため、組み合わせる場合は確認が必要です。
用途別に見る基板の選び方
ここからは、基板の選び方を用途別に見ていきましょう。電子工作プロジェクトや量産に向けて、最適な基板を確認しましょう。
・電子工作、学習、一般用途
電子工作・学習用途や、一般的な電子機器には、ガラスエポキシ(FR-4)基板がおすすめです。比較的扱いやすく、コストを抑えやすいです。
・小型化向き
小型化が必要な機器では、多層基板やフレキシブル基板が候補に挙がります。特にフレキシブル基板は曲がるため、機器の隙間に通すといった、自由度の高い配線をすることができます。
・LED機器や発熱する回路
熱が発生する機器では、アルミニウム基板や銅コア基板といった放熱がしやすい素材の基板が有力です。
・高周波信号向け
高周波信号を扱う機器では、ロジャース基板やテフロン基板といった、高周波特性に優れた種類の基板を使用することを検討しましょう。
初心者が基板を選ぶときのポイント
基板を選ぶときは、強度、加工しやすさ、使用するプロジェクトの種類を考えて選択するのがベストです。初心者はまず実績が多く扱いやすい種類(例:FR-4)から考えると失敗しにくいでしょう。
まとめ|基板の種類を知ると目的に合った選定がしやすくなる
基板には、材料、層数、硬さなどの複数の項目で分類することができることがわかりました。初心者はまず代表的な種類と用途の違いを抑えることが大切です。用途に合った基板を選ぶことで、コストや性能のバランスを取りやすくなります。試作や量産を考えるなら、基板の特徴を少しずつ理解していきましょう。
学び続ける
72個のLEDを搭載した精密腕時計の設計:JLCPCBのSMT実装で製作する直径40 mmの円形PCB
要点 本事例では、直径40 mmの円形PCBを用いた72個のLEDを搭載する腕時計の設計と製作を紹介します。JLCPCBのSMT実装サービスによって70個以上の0603サイズLEDの手はんだ付けを省き、ENIG表面処理で実装に適した平坦性を確保しました。また、マウスバイト付きの分離タブを使用する面付けにより、円形基板の自動実装に対応しています。EasyEDAでの回路図作成から、ファームウェアの最適化、市販のステンレス製ケースへの組み込みまで、一連の開発工程を解説します。 開発の背景と目的 独自のウェアラブル機器の開発は、電子工作の中でもやりがいがあり、同時に難しい分野です。市販のスマートウォッチがOLEDディスプレイや高性能プロセッサを採用する一方、オープンソースプロジェクトの制作者Taifur氏は、シンプルな構成とすっきりした外観を目指した「LED Round Watch」を開発しました。 基本構想はシンプルですが、実現には工夫が必要でした。72個のSMD LEDを円形に配置し、ATmega328Pマイコンと高精度なリアルタイムクロック(RTC)で制御する腕時計です。 72個のLEDを放射状に配......
基板の種類を初心者向けに解説|用途別・構造別の違いをわかりやすく紹介
電子工作や製品開発で使われる「基板」にはいくつかの種類があります。しかし、たくさんの種類があると逆に「どうやって使い分ければいいの?」と感じると思います。 この記事では、基板の種類について「材料」「構造」「用途」の観点からやさしく整理します。 基板とは?初心者が最初に知っておきたい基本 電子機器に使われている「基板」は、電子部品を取り付けて電気的につなぐための土台です。配線を整理し、機器を小型化・安定動作させることができます。 基板は家電、PC、スマートフォン、LED機器など幅広く使われています。「基板の種類」について知ることで、用途に合った選定がしやすくなります。 基板の種類はどう分類される? 基板の分類は、いくつかの視点があります。 代表的なのは次の2点です。 材料による違い:基板がどの材料からできているか 層数による違い:基板の配線が何層に分かれているか 例えば、強度や価格を重視するか、小型化や曲げやすさを重視するかで最適な基板は変わります。 代表的な基板の種類一覧 ・ガラスエポキシ基板 ガラスエポキシ基板(FR-4)は、強度と絶縁性のバランスが良く、最も一般的な基板です。汎用性に優れていて......
プリント基板とは?電子工作で便利な理由を実例付きで解説!
電子工作をしていると、最初はブレッドボードで回路を組むことが多いと思います。LEDを光らせたりセンサーを動かしたりするだけなら、ブレッドボードでも十分楽しめます。 でも、少し慣れてくると、「配線がごちゃごちゃしてきた」「ケースにきれいに収めたい」と感じる場面が出てくると思います。そんなときに役に立つのがプリント基板です。 この記事では、プリント基板とはなにか、ブレッドボードやユニバーサル基板との違い、実際にプリント基板で作れるもの、そして基板を作る基本的な流れまで、ション新車向けにわかりやすく解説します。 プリント基板とは プリント基板とは、電子部品を取り付けて、部品同士を電気的につなぐための土台の板です。PCB(Printed Circuit Board)とも呼ばれます。 ブレッドボード・ユニバーサル基板との違い https://pixabay.com/photos/integrated-circuit-computer-arduino-441294/ ブレッドボードやユニバーサル基板は、部品を配置した後にワイヤーを使い、自分で配線します。一方、プリント基板では、あらかじめ基板上に銅の配線パター......
PIDI-BOX01: JLCPCBがRaspberry Pi Zero 2WでモジュラーDINレールコントローラを可能にした方法
Raspberry Pi Zero 2Wによるガーデン灌漑の自動化:固定I/Oでは不足するとき 4年前、豊富なハードウェア開発経験を持つドイツ人の電子設計エンジニア、ヴォルフガング・マンスフェルド氏は、自宅のガーデン灌漑を自動化する商用ソリューションを探していました。しかし、自身のニーズに合うものは見つかりませんでした。そこで、自分で作ることにしたのです。 最初のプロトタイプは動作しましたが、PCBの製造コストが高く、イテレーションを続ける大きな障壁となっていました。そんな中、JLCPCBをKiCadコミュニティ経由で発見し、プロジェクトは新たな次元へ。Raspberry Pi Zero 2Wを基盤とした、完全にモジュラーでオープンソースのDINレールコントローラ「PIDI-BOX01」が誕生しました。 PIDI-BOX01 モジュラーDINレールコントローラ(Raspberry Pi Zero 2W搭載)をJLCPCBで製造 課題:成長が必要な灌漑システム 自動ガーデンは一度に完成しません。最初は2つの電磁弁から始まり、湿度センサーを追加し、温度プローブを足し、気づけば10個のデバイスを制御する......
4層基板と2層基板の違いとは?|用途別の選び方を初心者向けに解説
基板設計を始めると「2層基板で足りるのか、4層基板が必要なのか」という判断に迷うことがあるでしょう。 4層基板はコストが上がる一方、信号品質やEMI対策に大きなメリットがあるのです。 今回は、2層基板と4層基板の構造の違いから、用途別の選び方まで具体的な判断基準を解説します。 2層基板と4層基板の基本的な違い 2層基板は表面と裏面の2つの銅層で構成されており、すべての配線をこの2層に収める必要があります。構造がシンプルなため製造コストが低く、幅広い用途で使われる標準的な選択肢です。 4層基板は表裏2層に加え、内層に2層を持つ構成です。一般的なスタックアップは「信号層/グランドプレーン/電源プレーン/信号層」の4層構造で、内層の電源・グランドプレーンが信号品質の安定に大きく貢献します。コストは2層基板と比較して1.5〜2倍程度になりますが、得られる性能向上は設計の自由度を大きく広げます。 2層基板が向いているケース シンプルな回路・低速信号 LEDドライバ・温度センサー・単純なマイコン回路など、動作周波数が低くノイズの影響を受けにくい回路は2層基板で十分です。部品点数が少なく配線がシンプルであれば、......
プリント基板を自作するには?初心者向けに設計から発注までの流れを解説
「プリント基板を自分で作ってみたい」と思ったとき、最初に壁になるのが「どこから始めればいいかわからない」という問題です。実は、プリント基板の自作は設計ツールと発注サービスを使えば、初心者でも取り組めます。この記事では、基板自作の2つのアプローチと、設計から発注までの基本的な流れをわかりやすく解説します。 プリント基板の自作とは 「基板を自作する」には大きく2つのアプローチがあります。 1つ目は、銅張積層板にエッチング液を使って自宅で基板を手作りする方法です。手軽に試せる反面、精度に限界があり、細かい配線や両面基板の製作は難しくなります。 2つ目は、設計ツールで回路と配線を設計し、製造業者に発注して高品質な基板を作る方法です。現在はJLCPCBのような格安製造サービスが普及しており、少量・低コストでプロ品質の基板を手に入れられます。初心者には**「設計して発注する」**方法が現実的でおすすめです。 自作に必要なもの プリント基板を自作する際に必要なものを紹介します。 設計ツール(EasyEDA・KiCad) 基板設計には専用のCADツールが必要です。初心者に特におすすめなのがEasyEDAです。ブラ......