4層基板と2層基板の違いとは?|用途別の選び方を初心者向けに解説
1 min
- 2層基板と4層基板の基本的な違い
- 2層基板が向いているケース
- シンプルな回路・低速信号
- コスト優先の試作・小ロット
- 4層基板が必要になるケース
- FAQ

基板設計を始めると「2層基板で足りるのか、4層基板が必要なのか」という判断に迷うことがあるでしょう。
4層基板はコストが上がる一方、信号品質やEMI対策に大きなメリットがあるのです。
今回は、2層基板と4層基板の構造の違いから、用途別の選び方まで具体的な判断基準を解説します。
2層基板と4層基板の基本的な違い
2層基板は表面と裏面の2つの銅層で構成されており、すべての配線をこの2層に収める必要があります。構造がシンプルなため製造コストが低く、幅広い用途で使われる標準的な選択肢です。
4層基板は表裏2層に加え、内層に2層を持つ構成です。一般的なスタックアップは「信号層/グランドプレーン/電源プレーン/信号層」の4層構造で、内層の電源・グランドプレーンが信号品質の安定に大きく貢献します。コストは2層基板と比較して1.5〜2倍程度になりますが、得られる性能向上は設計の自由度を大きく広げます。
2層基板が向いているケース

シンプルな回路・低速信号
LEDドライバ・温度センサー・単純なマイコン回路など、動作周波数が低くノイズの影響を受けにくい回路は2層基板で十分です。部品点数が少なく配線がシンプルであれば、2層でも問題なく動作します。
コスト優先の試作・小ロット
動作確認が目的の試作や、コスト重視のプロジェクトでは2層基板が現実的な選択です。JLCPCBでは両面基板を数百円から製造でき、初回の試作コストを抑えられます。
2層基板の限界
部品密度が高くなると配線が交差できず、ジャンパー線や基板サイズの拡大が必要になります。また、グランドプレーンを確保しにくいためEMIが発生しやすく、高速信号では信号波形が乱れるリスクがあります。
4層基板が必要になるケース
高速信号を扱う回路
USB 3.0・HDMI・DDRメモリ・高速SPI・Ethernetなど、数百MHz以上の高速信号を扱う場合は4層基板が必要です。内層のグランドプレーンが信号層の直下に配置されることで、インピーダンスが安定し信号の反射やノイズを抑えられます。
EMI対策・インピーダンス制御が必要な場合
無線通信モジュール(Wi-Fi・Bluetooth)を搭載する基板や、FCC・CEなどの電磁環境規格への適合が必要な製品では、グランドプレーンによるEMIシールド効果が不可欠です。4層基板では専用のグランドプレーン層を確保できるため、EMI対策が格段に容易になります。
部品密度が高く2層では配線が収まらない場合
マイコン・メモリ・電源ICなど多数の部品が密集する設計では、2層基板では配線を収めることが困難になります。4層基板では内層も配線に使えるため、同じ基板サイズでより多くの配線を実現できます。
判断基準まとめ:どちらを選ぶべきか
以下のチェックリストで判断できます。1つでも当てはまれば4層基板の検討をおすすめします。
- 動作周波数が100MHz以上の信号がある
- USB 3.0・HDMI・DDRメモリなどの高速インターフェースを使用する
- 無線通信モジュールを搭載する
- 部品点数が多く、2層では配線が収まらない
- EMC試験への対応が必要
逆に上記が一切当てはまらない場合は、2層基板で十分です。コストを抑えた設計を優先しましょう。
JLCPCBで4層基板を発注する際のポイント
JLCPCBでは4層基板を2層基板と同様の手順で発注できます。発注時に層数を「4」に設定すると、標準スタックアップ(JLC04161H-7628)が自動的に推奨されます。
このスタックアップはコストが最も低く納期も短いため、特別な要件がなければそのまま使用することも可能です。

インピーダンス制御が必要な場合はインピーダンス計算機で事前にトレース幅を確認してから発注しましょう。
FAQ
Q:4層基板は2層基板より必ず高いですか?
A:はい、製造工程が増えるため一般的に割高になります。ただしJLCPCBでは4層基板も小ロットから低コストで製造でき、100mm×100mm・5枚程度であれば数千円程度から対応しています。
Q:2層基板でEMI対策はできませんか?
A:可能ですが制約が多くなります。グランドパターンをできるだけ広く取る、部品配置を工夫するなどの対策は有効ですが、4層基板のように専用グランドプレーン層を確保する構成には及びません。
Q:6層・8層基板はどんな場合に必要ですか?
A:複数の高速インターフェースが混在する場合や、信号層とグランド・電源層をさらに細かく分離する必要がある高性能な製品向けです。一般的な電子工作や試作では4層で十分なケースがほとんどです。
学び続ける
72個のLEDを搭載した精密腕時計の設計:JLCPCBのSMT実装で製作する直径40 mmの円形PCB
要点 本事例では、直径40 mmの円形PCBを用いた72個のLEDを搭載する腕時計の設計と製作を紹介します。JLCPCBのSMT実装サービスによって70個以上の0603サイズLEDの手はんだ付けを省き、ENIG表面処理で実装に適した平坦性を確保しました。また、マウスバイト付きの分離タブを使用する面付けにより、円形基板の自動実装に対応しています。EasyEDAでの回路図作成から、ファームウェアの最適化、市販のステンレス製ケースへの組み込みまで、一連の開発工程を解説します。 開発の背景と目的 独自のウェアラブル機器の開発は、電子工作の中でもやりがいがあり、同時に難しい分野です。市販のスマートウォッチがOLEDディスプレイや高性能プロセッサを採用する一方、オープンソースプロジェクトの制作者Taifur氏は、シンプルな構成とすっきりした外観を目指した「LED Round Watch」を開発しました。 基本構想はシンプルですが、実現には工夫が必要でした。72個のSMD LEDを円形に配置し、ATmega328Pマイコンと高精度なリアルタイムクロック(RTC)で制御する腕時計です。 72個のLEDを放射状に配......
基板の種類を初心者向けに解説|用途別・構造別の違いをわかりやすく紹介
電子工作や製品開発で使われる「基板」にはいくつかの種類があります。しかし、たくさんの種類があると逆に「どうやって使い分ければいいの?」と感じると思います。 この記事では、基板の種類について「材料」「構造」「用途」の観点からやさしく整理します。 基板とは?初心者が最初に知っておきたい基本 電子機器に使われている「基板」は、電子部品を取り付けて電気的につなぐための土台です。配線を整理し、機器を小型化・安定動作させることができます。 基板は家電、PC、スマートフォン、LED機器など幅広く使われています。「基板の種類」について知ることで、用途に合った選定がしやすくなります。 基板の種類はどう分類される? 基板の分類は、いくつかの視点があります。 代表的なのは次の2点です。 材料による違い:基板がどの材料からできているか 層数による違い:基板の配線が何層に分かれているか 例えば、強度や価格を重視するか、小型化や曲げやすさを重視するかで最適な基板は変わります。 代表的な基板の種類一覧 ・ガラスエポキシ基板 ガラスエポキシ基板(FR-4)は、強度と絶縁性のバランスが良く、最も一般的な基板です。汎用性に優れていて......
プリント基板とは?電子工作で便利な理由を実例付きで解説!
電子工作をしていると、最初はブレッドボードで回路を組むことが多いと思います。LEDを光らせたりセンサーを動かしたりするだけなら、ブレッドボードでも十分楽しめます。 でも、少し慣れてくると、「配線がごちゃごちゃしてきた」「ケースにきれいに収めたい」と感じる場面が出てくると思います。そんなときに役に立つのがプリント基板です。 この記事では、プリント基板とはなにか、ブレッドボードやユニバーサル基板との違い、実際にプリント基板で作れるもの、そして基板を作る基本的な流れまで、ション新車向けにわかりやすく解説します。 プリント基板とは プリント基板とは、電子部品を取り付けて、部品同士を電気的につなぐための土台の板です。PCB(Printed Circuit Board)とも呼ばれます。 ブレッドボード・ユニバーサル基板との違い https://pixabay.com/photos/integrated-circuit-computer-arduino-441294/ ブレッドボードやユニバーサル基板は、部品を配置した後にワイヤーを使い、自分で配線します。一方、プリント基板では、あらかじめ基板上に銅の配線パター......
PIDI-BOX01: JLCPCBがRaspberry Pi Zero 2WでモジュラーDINレールコントローラを可能にした方法
Raspberry Pi Zero 2Wによるガーデン灌漑の自動化:固定I/Oでは不足するとき 4年前、豊富なハードウェア開発経験を持つドイツ人の電子設計エンジニア、ヴォルフガング・マンスフェルド氏は、自宅のガーデン灌漑を自動化する商用ソリューションを探していました。しかし、自身のニーズに合うものは見つかりませんでした。そこで、自分で作ることにしたのです。 最初のプロトタイプは動作しましたが、PCBの製造コストが高く、イテレーションを続ける大きな障壁となっていました。そんな中、JLCPCBをKiCadコミュニティ経由で発見し、プロジェクトは新たな次元へ。Raspberry Pi Zero 2Wを基盤とした、完全にモジュラーでオープンソースのDINレールコントローラ「PIDI-BOX01」が誕生しました。 PIDI-BOX01 モジュラーDINレールコントローラ(Raspberry Pi Zero 2W搭載)をJLCPCBで製造 課題:成長が必要な灌漑システム 自動ガーデンは一度に完成しません。最初は2つの電磁弁から始まり、湿度センサーを追加し、温度プローブを足し、気づけば10個のデバイスを制御する......
4層基板と2層基板の違いとは?|用途別の選び方を初心者向けに解説
基板設計を始めると「2層基板で足りるのか、4層基板が必要なのか」という判断に迷うことがあるでしょう。 4層基板はコストが上がる一方、信号品質やEMI対策に大きなメリットがあるのです。 今回は、2層基板と4層基板の構造の違いから、用途別の選び方まで具体的な判断基準を解説します。 2層基板と4層基板の基本的な違い 2層基板は表面と裏面の2つの銅層で構成されており、すべての配線をこの2層に収める必要があります。構造がシンプルなため製造コストが低く、幅広い用途で使われる標準的な選択肢です。 4層基板は表裏2層に加え、内層に2層を持つ構成です。一般的なスタックアップは「信号層/グランドプレーン/電源プレーン/信号層」の4層構造で、内層の電源・グランドプレーンが信号品質の安定に大きく貢献します。コストは2層基板と比較して1.5〜2倍程度になりますが、得られる性能向上は設計の自由度を大きく広げます。 2層基板が向いているケース シンプルな回路・低速信号 LEDドライバ・温度センサー・単純なマイコン回路など、動作周波数が低くノイズの影響を受けにくい回路は2層基板で十分です。部品点数が少なく配線がシンプルであれば、......
プリント基板を自作するには?初心者向けに設計から発注までの流れを解説
「プリント基板を自分で作ってみたい」と思ったとき、最初に壁になるのが「どこから始めればいいかわからない」という問題です。実は、プリント基板の自作は設計ツールと発注サービスを使えば、初心者でも取り組めます。この記事では、基板自作の2つのアプローチと、設計から発注までの基本的な流れをわかりやすく解説します。 プリント基板の自作とは 「基板を自作する」には大きく2つのアプローチがあります。 1つ目は、銅張積層板にエッチング液を使って自宅で基板を手作りする方法です。手軽に試せる反面、精度に限界があり、細かい配線や両面基板の製作は難しくなります。 2つ目は、設計ツールで回路と配線を設計し、製造業者に発注して高品質な基板を作る方法です。現在はJLCPCBのような格安製造サービスが普及しており、少量・低コストでプロ品質の基板を手に入れられます。初心者には**「設計して発注する」**方法が現実的でおすすめです。 自作に必要なもの プリント基板を自作する際に必要なものを紹介します。 設計ツール(EasyEDA・KiCad) 基板設計には専用のCADツールが必要です。初心者に特におすすめなのがEasyEDAです。ブラ......