プリント基板とは?電子工作で便利な理由を実例付きで解説!
1 min
- プリント基板とは
- プリント基板でできるもの3選!
- プリント基板はどうやって作る?
- まとめ|プリント基板で電子工作をステップアップしよう!
電子工作をしていると、最初はブレッドボードで回路を組むことが多いと思います。LEDを光らせたりセンサーを動かしたりするだけなら、ブレッドボードでも十分楽しめます。

でも、少し慣れてくると、「配線がごちゃごちゃしてきた」「ケースにきれいに収めたい」と感じる場面が出てくると思います。そんなときに役に立つのがプリント基板です。
この記事では、プリント基板とはなにか、ブレッドボードやユニバーサル基板との違い、実際にプリント基板で作れるもの、そして基板を作る基本的な流れまで、ション新車向けにわかりやすく解説します。
プリント基板とは
プリント基板とは、電子部品を取り付けて、部品同士を電気的につなぐための土台の板です。PCB(Printed Circuit Board)とも呼ばれます。
ブレッドボード・ユニバーサル基板との違い
https://pixabay.com/photos/integrated-circuit-computer-arduino-441294/
ブレッドボードやユニバーサル基板は、部品を配置した後にワイヤーを使い、自分で配線します。一方、プリント基板では、あらかじめ基板上に銅の配線パターンを作っておき、その上に部品をはんだ付けします。
ブレッドボードやユニバーサル基板は試作に便利ですが、配線を自分で行う必要があるため、接触不良や配線ミスも起こりやすいです。
プリント基板を使えば、設計したとおりに配線が作られるため、見た目がすっきりして、安定して回路を作りやすいのが特徴です。
プリント基板でできるもの3選!
プリント基板を使うと、電子工作の幅をぐっと広げることができます。ここでは代表的な3つを紹介します。
1. 自作モジュールや自作デバイス
センサー、IC、LED、スイッチなどを組み合わせて、自分だけのモジュールや小型デバイスを作れます。
例えば温度センサーとディスプレイを組み合わせた簡易温度計や、好きなキーを搭載した小型マクロパッドなどです。ブレッドボードではバラバラだった部品を1つの基板にまとめることで、小型で壊れにくい形にできます。
ケースに収まるように形やネジ穴を作れば、見た目もかなり完成品らしくなります。
2. モーターやLEDを動かす制御基板
プリント基板は、モーターやLEDテープ、電源を制御するための基板にも向いています。
https://pixabay.com/photos/arduino-license-plate-electronics-2262183/
例えば、ロボットのモーター制御基板、LED照明のコントロール基板などです。配線が多い回路や、細かい部品が多い回路ほど、プリント基板にまとめるメリットが大きくなります。
電源端子やスイッチ、コネクタの位置を決めておけば、配線の抜き差しも楽になります。あとから修理や改良をする際も、どこに何が繋がっているのか見やすくなります。
3. マイコンボード向け拡張基板
ArduinoやESP32を使っている人には、専用の拡張基板もおすすめです。
例えば、Arduinoにセンサーやモーターを接続しやすくするシールド基板や、ESP32を使ったIoTデバイス用の基板、Raspberry Pi Pico用の入出力拡張基板などです。
毎回ジャンパワイヤーで配線するのではなく、必要な部品をコネクタや基板にまとめておけば、開発がかなり楽になります。同じ装置を複数作りたいときも、設計データを使って同じ基板を発注できるので便利です。
プリント基板はどうやって作る?
プリント基板を作る流れは、初心者向けに考えると大きく2STEPです。
1. 回路設計ソフトで回路図作成とデザイン
まずは、KiCADやEasyEDAなどの基板設計ソフトを使って、回路図を作成します。
回路図では、抵抗、LED、マイコン、コネクタなどの部品を配置し、それぞれをどう接続するかを決めます。その後、実際の基板の形を決め、部品を配置して、配線パターンを引いていきます。
最初は難しそうに感じるかもしれませんが、シンプルなLED基板やセンサー基板なら、初心者でも少しずつ挑戦ことができるので、まずは小さな回路から始めるのがおすすめです。
2. JLCPCBで発注する。
設計ができたら、製造用のデータを書き出してJLCPCBにアップロードします。
JLCPCBでは、基板サイズ、枚数、板厚、色などを選んで注文できます。設計データをもとに実際のプリント基板を製造してもらえるので、自宅で薬品を使ってエッチングする必要はありません。
「基板を作る」と聞くとかなり本格的に感じますが、今は個人の電子工作でも基盤製造サービスを使いやすくなっています。自分で設計した基板が実物になって届く体験は、とてもワクワクしますよ!
まとめ|プリント基板で電子工作をステップアップしよう!
プリント基板は、電子工作をよりきれいに、安定して、再現性の高い形にするための強力な手段です。
基板設計ソフトで回路を形にし、JLCPCBのような基板製造サービスを使えば、個人でもオリジナル基板を作れます。最初は小さなLED基板やセンサー基板から試してみませんか?電子工作をもう一歩ステップアップしたいなら、ぜひプリント基板づくりに挑戦してみてください!

学び続ける
72個のLEDを搭載した精密腕時計の設計:JLCPCBのSMT実装で製作する直径40 mmの円形PCB
要点 本事例では、直径40 mmの円形PCBを用いた72個のLEDを搭載する腕時計の設計と製作を紹介します。JLCPCBのSMT実装サービスによって70個以上の0603サイズLEDの手はんだ付けを省き、ENIG表面処理で実装に適した平坦性を確保しました。また、マウスバイト付きの分離タブを使用する面付けにより、円形基板の自動実装に対応しています。EasyEDAでの回路図作成から、ファームウェアの最適化、市販のステンレス製ケースへの組み込みまで、一連の開発工程を解説します。 開発の背景と目的 独自のウェアラブル機器の開発は、電子工作の中でもやりがいがあり、同時に難しい分野です。市販のスマートウォッチがOLEDディスプレイや高性能プロセッサを採用する一方、オープンソースプロジェクトの制作者Taifur氏は、シンプルな構成とすっきりした外観を目指した「LED Round Watch」を開発しました。 基本構想はシンプルですが、実現には工夫が必要でした。72個のSMD LEDを円形に配置し、ATmega328Pマイコンと高精度なリアルタイムクロック(RTC)で制御する腕時計です。 72個のLEDを放射状に配......
基板の種類を初心者向けに解説|用途別・構造別の違いをわかりやすく紹介
電子工作や製品開発で使われる「基板」にはいくつかの種類があります。しかし、たくさんの種類があると逆に「どうやって使い分ければいいの?」と感じると思います。 この記事では、基板の種類について「材料」「構造」「用途」の観点からやさしく整理します。 基板とは?初心者が最初に知っておきたい基本 電子機器に使われている「基板」は、電子部品を取り付けて電気的につなぐための土台です。配線を整理し、機器を小型化・安定動作させることができます。 基板は家電、PC、スマートフォン、LED機器など幅広く使われています。「基板の種類」について知ることで、用途に合った選定がしやすくなります。 基板の種類はどう分類される? 基板の分類は、いくつかの視点があります。 代表的なのは次の2点です。 材料による違い:基板がどの材料からできているか 層数による違い:基板の配線が何層に分かれているか 例えば、強度や価格を重視するか、小型化や曲げやすさを重視するかで最適な基板は変わります。 代表的な基板の種類一覧 ・ガラスエポキシ基板 ガラスエポキシ基板(FR-4)は、強度と絶縁性のバランスが良く、最も一般的な基板です。汎用性に優れていて......
プリント基板とは?電子工作で便利な理由を実例付きで解説!
電子工作をしていると、最初はブレッドボードで回路を組むことが多いと思います。LEDを光らせたりセンサーを動かしたりするだけなら、ブレッドボードでも十分楽しめます。 でも、少し慣れてくると、「配線がごちゃごちゃしてきた」「ケースにきれいに収めたい」と感じる場面が出てくると思います。そんなときに役に立つのがプリント基板です。 この記事では、プリント基板とはなにか、ブレッドボードやユニバーサル基板との違い、実際にプリント基板で作れるもの、そして基板を作る基本的な流れまで、ション新車向けにわかりやすく解説します。 プリント基板とは プリント基板とは、電子部品を取り付けて、部品同士を電気的につなぐための土台の板です。PCB(Printed Circuit Board)とも呼ばれます。 ブレッドボード・ユニバーサル基板との違い https://pixabay.com/photos/integrated-circuit-computer-arduino-441294/ ブレッドボードやユニバーサル基板は、部品を配置した後にワイヤーを使い、自分で配線します。一方、プリント基板では、あらかじめ基板上に銅の配線パター......
PIDI-BOX01: JLCPCBがRaspberry Pi Zero 2WでモジュラーDINレールコントローラを可能にした方法
Raspberry Pi Zero 2Wによるガーデン灌漑の自動化:固定I/Oでは不足するとき 4年前、豊富なハードウェア開発経験を持つドイツ人の電子設計エンジニア、ヴォルフガング・マンスフェルド氏は、自宅のガーデン灌漑を自動化する商用ソリューションを探していました。しかし、自身のニーズに合うものは見つかりませんでした。そこで、自分で作ることにしたのです。 最初のプロトタイプは動作しましたが、PCBの製造コストが高く、イテレーションを続ける大きな障壁となっていました。そんな中、JLCPCBをKiCadコミュニティ経由で発見し、プロジェクトは新たな次元へ。Raspberry Pi Zero 2Wを基盤とした、完全にモジュラーでオープンソースのDINレールコントローラ「PIDI-BOX01」が誕生しました。 PIDI-BOX01 モジュラーDINレールコントローラ(Raspberry Pi Zero 2W搭載)をJLCPCBで製造 課題:成長が必要な灌漑システム 自動ガーデンは一度に完成しません。最初は2つの電磁弁から始まり、湿度センサーを追加し、温度プローブを足し、気づけば10個のデバイスを制御する......
4層基板と2層基板の違いとは?|用途別の選び方を初心者向けに解説
基板設計を始めると「2層基板で足りるのか、4層基板が必要なのか」という判断に迷うことがあるでしょう。 4層基板はコストが上がる一方、信号品質やEMI対策に大きなメリットがあるのです。 今回は、2層基板と4層基板の構造の違いから、用途別の選び方まで具体的な判断基準を解説します。 2層基板と4層基板の基本的な違い 2層基板は表面と裏面の2つの銅層で構成されており、すべての配線をこの2層に収める必要があります。構造がシンプルなため製造コストが低く、幅広い用途で使われる標準的な選択肢です。 4層基板は表裏2層に加え、内層に2層を持つ構成です。一般的なスタックアップは「信号層/グランドプレーン/電源プレーン/信号層」の4層構造で、内層の電源・グランドプレーンが信号品質の安定に大きく貢献します。コストは2層基板と比較して1.5〜2倍程度になりますが、得られる性能向上は設計の自由度を大きく広げます。 2層基板が向いているケース シンプルな回路・低速信号 LEDドライバ・温度センサー・単純なマイコン回路など、動作周波数が低くノイズの影響を受けにくい回路は2層基板で十分です。部品点数が少なく配線がシンプルであれば、......
プリント基板を自作するには?初心者向けに設計から発注までの流れを解説
「プリント基板を自分で作ってみたい」と思ったとき、最初に壁になるのが「どこから始めればいいかわからない」という問題です。実は、プリント基板の自作は設計ツールと発注サービスを使えば、初心者でも取り組めます。この記事では、基板自作の2つのアプローチと、設計から発注までの基本的な流れをわかりやすく解説します。 プリント基板の自作とは 「基板を自作する」には大きく2つのアプローチがあります。 1つ目は、銅張積層板にエッチング液を使って自宅で基板を手作りする方法です。手軽に試せる反面、精度に限界があり、細かい配線や両面基板の製作は難しくなります。 2つ目は、設計ツールで回路と配線を設計し、製造業者に発注して高品質な基板を作る方法です。現在はJLCPCBのような格安製造サービスが普及しており、少量・低コストでプロ品質の基板を手に入れられます。初心者には**「設計して発注する」**方法が現実的でおすすめです。 自作に必要なもの プリント基板を自作する際に必要なものを紹介します。 設計ツール(EasyEDA・KiCad) 基板設計には専用のCADツールが必要です。初心者に特におすすめなのがEasyEDAです。ブラ......