高密度かつコスト効率の高いハードウェア設計のためのリジッドPCBの選択
3 min
- リジッド回路基板の基本の定義
- リジッドPCBの本質的な特徴と設計上の利点
- アーキテクチャ比較:リジッド対フレキシブルPCB
- JLCPCBが精密リジッドPCB製造の世界的リーディングチョイスである理由
- リジッドPCBに関するFAQ
- 結論
重要なポイント
- 構造的剛性:リジッドPCBの厚さを2倍にすると、剛性は8倍になる。
- FR-4の機能:ガラス繊維が強度を提供し、エポキシ樹脂が熱膨張を制御する。
- ひび割れ防止:セラミックコンデンサはスコアラインから5 mm離して配置し、撓みによる損傷を防ぐ。
- コストと用途:リジッド基板はコストが低く、重量部品を搭載できる。曲げが必要な場合のみフレキシブルを使用する。
- 工場公差:厚さ10%の変動とトレース幅20%の変化を想定して設計する。
リジッドPCBは、単に部品を取り付ける場所ではありません。製品の構造の一部となり、信号を伝送し、平坦性を保ち、組立に耐え、完成したハードウェアの想定寿命期間中に最終製品が日常的に受ける機械的応力に耐えます。その構造的役割の性能は、材料の積層構成に依存します。 FR-4、ガラス織布、樹脂含有量、銅厚、および構造が、剛性、寸法安定性、製造コストを決定します。これらの選択は、同じ製品スペースに対してリジッド基板とフレキシブルPCBを比較検討する際に最も重要です。

このガイドで学べること:
- リジッドPCBとは何か、そして実際に何がそれを硬くするのか
- FR-4ガラス織布と樹脂含有量が厚さと強度をどのように決定するか
- リフローと使用中を通じて基板を平坦に保つ特徴
- リジッド基板がフレキシブル基板に勝る点と劣る点
- リジッド対フレキシブルPCBの実際の材料、パネル、組立の数値
- 発注前に製造業者の公差リストで確認すべき事項
リジッド回路基板の基本の定義
車が乗っているときに動かない橋のデッキを想像してください。リジッドPCBも同様に動作します – 基板がトレース、パッド、コネクタを保護します。フレキシブル回路は、重量のあるハードウェア部品を支えるのではなく、筐体に適合します。
リジッドPCBとは何か、そして機械的アーキテクチャにおける違い
リジッドPCBは、使用中に平坦を保つように設計された硬質材料で作られています。工場ではガラス強化エポキシパネルに銅をエッチングし、すべてのトレース、パッド、部品、コネクタが製品の動作寿命全体を通じて同じ位置に留まるようにします。
剛性は材料と厚さの関数であり、剛性は厚さの3乗に比例して増加します。厚さを0.8mm(31mil)から1.6mm(63mil)に2倍にすると、基板を曲げるのが8倍難しくなります。さらに2.0 mm(79 mil)に進むと、剛性は再び2倍になります。

例:幅50 mm(2インチ)の1.6 mm FR-4基板を100 mm(4インチ)間隔で支持した場合、200 gの荷重で約0.11 mm(4 mil)撓みます。BGAはんだボールは0.3 mm(12 mil)の高さがあり、それに対する意味のある動きはありません。FR-4の曲げ弾性率は20~24 GPaで、ポリイミドフィルムの約10倍です。
実際には、0.8 mm基板は重量とコストを節約できますが、1.6 mm版の8分の1の剛性しかありません。USBポートが搭載されている場合は、その隣にネジを追加してください。
コア材料:ガラス強化エポキシ(FR-4)と固体基板層
FR-4はブランドではなく、NEMAグレードであり、FRは難燃性を示し、4はエポキシで結合されたガラス織布を示します。IPC-4101は製造業者が発注する仕様です。構造は複合材料のように動作します。繊維はガラスでできており、荷重は繊維によって支えられ、硬化したエポキシは繊維を所定の位置に保持し、繊維間で荷重を伝達するために使用されます。ほぐれた繊維は糸のように折り畳むことができますが、硬化したエポキシだけでは脆いです。

これらの繊維はIPC-4412で定義された標準的な織りスタイルで提供され、そのスタイルが厚さ、表面平滑性、パネルの動き量を決定します。
| ガラススタイル | 硬化後の厚さ | 樹脂含有量 | 使用箇所 |
|---|---|---|---|
| 1080 | 0.06~0.07 mm(2.4~2.8 mil) | 約60% | 薄層およびファインライン外層、平滑表面 |
| 2116 | 0.09~0.11 mm(3.5~4.3 mil) | 約50% | 多層ビルド用の汎用中間材 |
| 7628 | 0.17~0.19 mm(6.7~7.5 mil) | 約45% | コアおよび厚板、最高の寸法安定性 |
重いガラス織布はより多くのガラスとより少ない樹脂を含むため、通常は寸法安定性が向上します。軽い織布はより薄い誘電体層とファインピッチトレース用のより平滑な表面をサポートします。製造業者はプレス後の完成厚さに達するために、織布とプリプレグスタイルを組み合わせます。ガラス織布はまたパネルに方向性を与えます:基板は縦糸方向に沿ってより強くなります。この方向性は、生産パネル上の長く狭いPCBにとって重要になる場合があります。熱膨張も材料の方向に従い、以下の値はサービスにおいて基板の方向性がなぜ重要かを示しています:
面内膨張は主にガラスによって制御され、通常約14~17 ppm/°Cで、銅の約17 ppm/°Cに近い値です。しかし厚さ方向では、樹脂はるかに大きく膨張し、およそ50~70 ppm/°Cです。この差はリフロー中に重要になります。なぜならビアバレルに追加の応力がかかるからです。ガラスは主に基板の機械的挙動を制御し、樹脂はその熱的挙動にはるかに大きな影響を与えます。
リジッドPCBの本質的な特徴と設計上の利点
リジッドPCB構造は、250度Cのオーブンを通しても基板を平坦に保ち、振動する機械の上で5年後も平坦です。これらが実際に重要な特徴です。
構造的完全性を確保する主要なリジッドPCBの特徴
ビルドの3つの部分が機械的荷重を担います:
- 硬化コア:両面に銅を持つガラスとエポキシの硬化シートで、建物の鉄骨梁のように荷重を支えます。
- 層間プリプレグ:部分的に硬化した樹脂を含浸させたガラス織布で、熱と圧力の下で一体の固体に硬化するため、10層基板が一枚物として動作します。
- めっきスルーホール:各バレルは面同士を結ぶ銅リベットであり、単純な積層板にはない方法で基板を編み込みます。
不均一な銅分布は、プレス後の冷却時に銅と樹脂が異なる速度で収縮するため、パネルを反らせます。片面にベタ面、もう片面にまばらな配線があると、基板は銅が多い面に引っ張られます。IPC-6012は表面実装基板に0.75%の反りと捻れを許容しています。200 mm(7.9インチ)の基板では、これは1.5 mm(59 mil)の角の浮きに相当し、ファインピッチパッケージをパッドの上に保持するのに十分です。
ケーススタディ:センサー基板のバッチが、3.3 Vレールが1.8 Vに引き下げられて戻ってきました。1206セラミックコンデンサがVスコアラインから2 mm(79 mil)の位置にあり、スコアを挟んで一端子がもう一方の前にありました。手でパネルを折ると基板がわずかに曲がり、セラミックが内部でひび割れしました。カメラでは見えない場所です。バイアス下でそのひびが炭化して漏洩経路になりました。修正方法:セラミックをすべてのブレークラインから5 mm(197 mil)後退させ、両端のキャップがスコアに沿うように向きを変えます。
複雑なアセンブリにおけるリジッドPCBの電気的および機械的利点
- リジッド構造の電気的利点のほとんどにおいて、ジオメトリは一定に保たれます。つまり、使用中に設計されたインピーダンス、部品の位置合わせ、熱経路も一定に保たれます。
- 制御されたインピーダンス:トレース幅、銅厚、基準面からの高さがトレースインピーダンスの値を決定します。一旦積層されると、その高さは同じままです – 50オームのラインは50オームのラインのままです。
- 妥協のない層数:ビルドは1~32層にわたり、すべての高速信号がその下に固体リターンプレーンを持てます。
- 現代のパッケージに適した密度:1 oz銅で0.10 / 0.10 mm(4 / 4 mil)までのトレースとスペースが、0.5 mmピッチBGAからのエスケープ配線を可能にします。
- 熱拡散:FR-4は約0.3 W/mKと熱伝導率が低いため、銅が固体プレーンと発熱部品下のビアアレイを通じて熱を伝えます。
- 機械的固定:TO-220レギュレータ、ヒートシンク、ボード間コネクタ、シールド缶、高さのある電解コンデンサには、撓まないベースが必要です。
- 再現性のある組立:基板はキャリアや特別な取り扱いなしに、標準コンベアのレールに乗って流れます。
リジッドは壊れないという意味ではありません。基板は伸びることができないため、過度の曲げは代わりにひび割れを生じさせます。落下時に3 mm曲がった1.6 mm基板は、接合部やビアバレルにひびが入り、断続的な故障になる可能性があります。
アーキテクチャ比較:リジッド対フレキシブルPCB
フレキシブル回路はガラス強化エポキシパネルを薄いポリイミドフィルムに置き換え、それに続くすべての違いはそこから始まります。あなたの決定は1つの問いにかかっています:製品のいずれかの部分が曲がる、折り畳まれる、または繰り返し動く必要がありますか?

機械的柔軟性対構造的安定性と耐荷重能力
リジッドPCBは割り当てられた形状を保持します。フレキシブルPCBは筐体に従い、それが利点と制限の両方を生み出します。曲げ半径が最初の制約になります。IPC-2223はその半径を回路厚さの倍数として表し、製品寿命中の一回曲げと繰り返し曲げで異なる係数を使用します。
- 静的曲げは、組立時に折り畳まれ二度と動かない場合で、単層フレキシブルで厚さの6倍、多層で10~20倍を許容します。
- 動的曲げは、使用中に撓む場合で、単層で厚さの100倍、多層で100~150倍が必要です。
例:0.2 mm(8 mil)の両面フレキシブルは、組立時に一度2 mm(79 mil)の半径に折り畳まれます。使用中に撓むと、その半径は20 mm(0.8インチ)に広がり、通常は機械設計の変更を余儀なくされます。
電着箔は柱状結晶で構成されており、数回曲げるとひび割れします。圧延焼鈍箔の伸びは他方よりも大きく、前者の箔の結晶は伸長しており15~40%、後者の箔はわずか5~15%です。100万回以上の屈曲サイクルに耐えますが、電着箔は1000回未満の屈曲サイクルで故障します。
| 属性 | リジッドPCB(FR-4) | フレキシブルPCB(ポリイミド) | ビルドへの意味 |
|---|---|---|---|
| 曲げ | 設計上曲がらない | 静的で厚さの6~20倍、動的で100倍 | 半径用に筐体スペースを確保 |
| 耐荷重 | コネクタとヒートシンクを無支持で保持 | すべてのコネクタ下にスティフナーが必要 | それぞれが材料、工程、コストを追加 |
| 銅箔 | 電着、動くものなし | 使用中の屈曲用に圧延焼鈍 | 間違った箔は見た目は良く、数ヶ月で故障 |
| 原材料 | 約$2/平方フィート | およそ$6~$60/平方フィート | 加工前に3倍~30倍の差 |
| 現場故障 | 基板撓みによる接合部またはセラミックのひび割れ | 曲げ部の銅疲労、遷移部の断裂 | 両者は逆の理由で故障 |
デスクトップグラフィックスカードは、エッジコネクタから1キログラムを超えるクーラーを支えるためにリジッド基板を使用しています。ラップトップのヒンジは、繰り返し動作に確実に耐えるリジッド基板がないため、フレキシブルリボンが必要です。
コスト効率、組立スループット、耐久性のトレードオフ
リジッドPCBは通常、平方インチ当たりで比較するとコストが低くなりますが、基板価格が常にシステム価格とは限りません。フレキシブルPCBは、完成品全体とその筐体からコネクタ、ケーブル、個別の組立工程を排除することで、そのプレミアムを回収できます。
リジッド基板は長方形の生産パネルに配置され、Vスコアリングまたはタブルーティングで分離されます。したがって、基板自体だけでなく、パネル上で占めるスペースとその周りの未使用材料にも支払っています。他の基板と密接にネストする単純な長方形は、通常、同じ完成面積のL字型アウトラインよりもパネルをはるかに効率的に使用します。リジッド基板はツーリングなしで、標準的なピックアンドプレースラインのレールに乗って流れます。フレキシブル回路は、機械加工されたアルミニウムキャリアパレット上で平坦に保持し、リジッド作業の典型的な0.12~0.15 mm(5~6 mil)に対して約0.1 mm(4 mil)の薄いステンシルで印刷し、スキージ圧を15~25%削減する必要があります。
- リジッドを選択するのは、基板が静止し、コネクタや熱を担う場合、または大量出荷する場合です。
- フレキシブルを選択するのは、ジオメトリが本当に曲げを必要とする場合です。
経験豊富なチームでも次の部分を間違えます:
一回折りを動的曲げとして扱うと筐体スペースを無駄にします。厚さの100倍ルールが、組立時に一度折り畳まれる回路に適用されます。この実用的な質問をしてください:ケースを閉じた後、曲げは動きますか?動かない場合、厚さの6~20倍が正しく、スペースを解放します。
重量を節約するためだけにフレキシブルを選ぶと、すべてのコネクタサポートが不必要に高価になる可能性があります。各コネクタはその下に接着されたスティフナーが必要です。このチェックを使用してください:スティフナーを数えてください。3つ以上は通常、リジッドの方が安かったことを意味します。
JLCPCBが精密リジッドPCB製造の世界的リーディングチョイスである理由
リジッドPCB製造業者の選択は2つの問いに帰着します:サプライヤーはあなたの設計が想定する公差を維持できるか、そして基板10は基板1と同じになるか?

完全自動化された高速生産ラインと厳格な公差
自動化は工程ステーション間の取り扱いを減らすことで一貫性を向上させます。手動転送が少ないほど、通常生産を通じて連続するパネルと勤務シフトにわたって、層の位置合わせ、穴位置、エッチング結果をより厳しい範囲内に保ちます。
その一貫性は公開された公差リストに現れます。製造ファイルパッケージをアップロードする前に、リストされたすべての限界値を設計の想定と比較してください。
| リジッドPCBパラメータ | JLCPCB能力 | 設計への意味 |
|---|---|---|
| 層数 | 1~32層 | 任意の設計で専用プレーンの余地 |
| 基板厚 | 0.4~4.5 mm(16~177 mil) | 2.5 mm以上は12層以上が必要 |
| 厚さ公差 | 1.0 mm以上でプラスマイナス10% | 1.6 mmの注文は1.44~1.76 mmで届く可能性 |
| トレースとスペース | 1 ozで0.10 / 0.10 mm(4 / 4 mil)、2 ozで0.16 mm | 重銅はより広くエッチングされ、より広いギャップが必要 |
| トラック幅公差 | プラスマイナス20% | 電力トレースは低い値でサイズ設定 |
| ビアと穴 | 0.15 mm穴、0.25 mmビア、0.20 mm(8 mil)リング | BGAエスケープ配線とビアインパッドをサポート |
| アウトライン公差 | プラスマイナス0.1 mm(4 mil) | 筐体クリアランスを0.2 mm確保 |
問題になり得る1つの詳細はトレースの幅です。0.20 mm(8 mil)のトレースが0.16 mm(6.3 mil)のトレースになる可能性があり、銅面積が20%減少し、発熱が20%増加する可能性があります。設計で公称幅を使用している場合、余裕はあまりありません。もちろん、FR-4だけが選択肢ではありません。リジッド基板はアルミニウムまたは銅コアで作ることができ、RogersまたはPTFEはRF設計で使用されます。より高い温度には高Tg FR-4または金属コアを使用してください。一般的な表面処理はHASL、ENIG、および OSPで、基板構造に依存します。
産業グレードの品質管理:Eテスト、AOI、信頼性の高いグローバル配送
重要なのは機械がどのように動作するかではなく、何が得られ、基板が検査に失敗した場合に何が起こるかです:
リジッドPCBは出荷前に電気テストと外観検査が行われます。これは特に小ロット注文に役立ちます。テストを省略することで数ドル節約できますが、後でより大きな問題が発生する可能性があります。基板がネットリストに対してオープンまたはショートがある場合、ジャンパーでパッチするのではなく、廃棄して再製造されます。それだけのことです。注文したものが得られ、動作状態であるべきです。
梱包ももう1つの重要な要素です:基板は真空密封され、表面処理が湿度の影響を受けないように乾燥剤が含まれています。特にOSPまたはイマージョン処理は、湿気にさらされるとはんだ付け不能になる可能性があります。速達はより高価ですが速く、エコノミーは遅いです。目的地によっては税関で追加時間が必要になる場合があるため、余分な時間バッファがあります。
PCBのアイデアを実現する準備はできましたか?
信頼できる業界リーダーの専門的な製造、組立、部品サービスで、設計を動作するハードウェアに変えましょう。
ファイルをアップロードし、オプションを選択して、テスト準備完了、出荷準備完了、スケール準備完了の基板を入手してください。今すぐ見積もりを取得 >
リジッドPCBに関するFAQ
Q: リジッドPCBとは何ですか?
リジッドPCBは、硬質基板、ほとんど常にFR-4として知られるエポキシ樹脂中のガラス織布上に構築された回路基板で、決して曲がらないように設計されています。すべてのトレース、パッド、部品を固定位置に保持します。
Q: なぜ1.6 mmが標準的なリジッドPCB厚なのですか?
それはほとんどの現代の電子機器より前からある慣例であり、バランスが良いです。1.6 mm(63 mil)では、基板は撓みに抵抗し、標準カードスロットに適合し、経済的に製造できます。
Q: リジッドPCBとフレキシブルPCBの本当の違いは何ですか?
リジッド基板はガラス強化エポキシパネルを使用し機械的荷重を担い、フレキシブル基板は薄いポリイミドフィルムを使用し形状に合わせて曲がります。フレキシブルは単位面積当たり数倍のコストがかかり、コネクタ下にスティフナーが必要です。
Q: JLCPCBはリジッドポリイミド基板を提供していますか?
いいえ。リジッドビルドはFR-4、単層アルミニウムコア、単層銅コア、またはRF用のRogersとPTFEで行われます。高温作業には、高Tg FR-4または金属コアが実用的な方法です。
結論
リジッドPCB は動かないからリジッドPCBです。ガラス織布はFR-4を約20~24 GPaに撓ませ、厚さの3乗がそれをインピーダンス、フットプリント、熱経路に変換し、それらは計算した場所に留まり、プラットフォームが現れます。これがフレキシブル比較の率直な結論でもあります。フレキシブル回路はより良い基板ではなく、複数倍の材料コストを必要とし、形状のために耐荷重能力を犠牲にする異なる構造的選択肢です。
ですから意図的に指定してください。機械的役割に応じて厚さを選び、すべての公差の最悪端で設計し、セラミックをブレークラインから遠ざけてください。設計が固まったら、 Gerber をアップロードして即時見積もりを取得し、それらの選択にいくらかかるか確認してください。

学び続ける
よく使われる電子部品トップ10ガイド
電子部品は電子技術の基本的な要素であり、電子回路の不可欠な構成要素として機能します。技術とその応用が急速に進歩するにつれて、設計プロセスで使用される部品の数は日々増加しています。電子エンジニアや愛好家にとって、一般的に使用される電子部品の特性と応用を習得することは極めて重要です。本記事では、エンジニアがよく使用する電子部品トップ10を紹介し、適切な部品の選び方についてのガイダンスを提供します。 抵抗器 回路で最も一般的に使用される部品です。電流制限部品です。抵抗器は電流に対して抵抗作用を持ちます。抵抗器の抵抗値を変更することで、接続されたブランチに流れる電流を制御でき、それによって電子機器内のさまざまな部品が定格電流で安定して動作することを保証します。一般的な抵抗器には、サーミスタ、バリスタ、分圧抵抗器、カラーリング抵抗器、電力抵抗器、フォトレジスタなどがあります。抵抗器は通常、回路図では記号(ギザギザの線)で表されるか、文字Rで標識され、抵抗値はオーム(Ω)で測定されます。 コンデンサ 電子工学において、コンデンサは特定の電圧下で電荷を蓄積します。この蓄積能力は静電容量と呼ばれ、Cで表され、単位......
基本的なブリッジ回路
重要なポイント 基本原理:ブリッジ回路(ホイートストンブリッジ、ケルビンブリッジ、Hブリッジなど)は、高精度の測定と電力制御を可能にします。 アプリケーション:センサ信号調整、AC/DC整流器、モータドライバに不可欠です。 JLCPCB最適化:JLCPCBの3/3 milトレース、4層スタックアップ、High-TG FR-4で回路の安定性を最大化します。 ブリッジ回路は入力電圧を2つの経路に分割し、異なるブランチ間の電圧を比較して出力を提供します。これらの回路は、電気的特性の比較、平衡、または測定における精度と汎用性の高さから広く評価されています。これらの回路は、センシング、キャリブレーション、さらにはフィルタリングにも応用されています。測定用途に応じて、4つの抵抗性、容量性、または誘導性素子を四辺形(ブリッジ状)構造に配置した組み合わせで構成されています。ブリッジ回路はH字型またはダイヤモンド型の回路図で描かれることがありますが、ダイヤモンド構成の方がより一般的です。 ブリッジ回路に電力を供給する電圧源は励起源と呼ばれます。この電源は、ブリッジ回路の用途に応じてDCまたはACの場合があります。1......
回路基板設計の進化
JLCPCBのブログへようこそ。ここでは、PCB設計、製造、組み立ての魅力的な世界を深く掘り下げていきます。回路基板は、シンプルな単層設計から複雑で多用途な多層基板へと目覚ましい進化を遂げてきました。本日は、回路基板設計の進化の旅を詳しく見ていき、シンプルな単層基板から複雑で多用途な多層基板への変革をたどります。回路基板設計の進化を推進してきた歴史、利点、進歩を一緒に探求しましょう。 謙虚な始まりから: 回路基板は誕生以来、長い道のりを歩んできました。初期の頃は、単層基板が一般的でした。これらの基板は、通常銅である導電性材料の単一層を絶縁基板にラミネートしたものでした。部品は基板の片面にはんだ付けされ、もう片面のトレースが必要な相互接続を提供しました。基本的な電子機器には効果的でしたが、単層基板には限界がありました。 単層基板は、部品点数が少なく要求の厳しくないよりシンプルな電子デバイスに適していました。しかし、技術が進歩し、より複雑な電子システムへの需要が高まるにつれて、より高い接続性と機能性へのニーズが多層基板の開発につながりました。 多層基板の登場: 多層基板はPCB設計の分野に革命をもたら......
現代のエレクトロニクスにおける2層PCBの役割
はじめに 2層PCB基板は、消費者向けデバイスから産業機械まで、変化し続けるエレクトロニクスの世界において、幅広い製品の基本的な部品となっています。2層PCBは両面PCBとも呼ばれ、基板の両面を使用することで、回路設計者が小さな面積により多くの機能を詰め込むことを可能にします。この設計上の改善は、コスト効率を維持しながら、高性能回路を実現する上で重要な役割を果たしています。本記事では、2層PCB基板とは何か、その利点、一般的な用途、および設計と製造のベストプラクティスについて説明します。 2層PCB基板とは何か? 両面PCB、つまり2層PCBは、上面と下面の2つの導電性銅層で構成されています。単層PCBよりも両面に部品と導電性トレースを配置できるため、複雑な回路設計が可能になります。この基板は、中程度の複雑さを必要とするが、多層基板の高コストと複雑さを必要としないアプリケーションに最適です。層間で信号を伝送することができ、それによって2つの層のトレースを接続します。 2層PCB基板の構造 2層PCBは、それぞれ特定の用途を持つ複数の層が積み重ねられて構築されています: 基板(基材): これは基板の......
プリント基板の起源:時を遡る
プリント基板(PCB)は、多くの画期的な発明と同様に、歴史的な進歩の基盤の上に築かれました。140年以上前、1880年から1900年の間に、電気の普及が日常生活を一変させ、従来の燃料に取って代わり、家庭に電力を供給しました。この時期の電磁気学とモーター関連の主要な革新が、PCBと電子機器製造におけるその役割の基礎を築きました。詳細についてはPCB製造については、PCB製造プロセスに関する最新の記事をご覧ください。この時代の注目すべき発明には以下が含まれます: トーマス・エジソン:白熱電球(1879年) ニコラ・テスラ:モーター(1888年)と交流電源(1895年) アレクサンダー・グラハム・ベル:電話(1876年) コダック:最初のカメラ(1884年) ハーマン・ホレリス:集計機(1890年)、IBMにつながる PCBはその後登場しましたが、その発展はこの変革の時代の技術的進歩に大きく負っています。現代の形のPCBは1960年代から存在しており、電卓、キャッシュレジスター、その他の電気回路を備えた簡単なデバイスの部品として使用されていました。 初期の始まり:PCB以前の時代 PCB以前は、電子回路......
電子システムにおけるAC回路基板の重要性
AC回路基板は、現代の電気システムにおいて重要な部分です。多くのコンピュータデバイスにおいて、交流(AC)を制御し分配します。これらの基板の目的は、物事をスムーズに稼働させ、エネルギーを節約する方法で高電圧の活動を処理することです。この記事では、AC回路基板の重要性、その部品、用途、およびこれらの基板を設計する重要な理由について説明します。さらに、適切なレイアウトと部品の選択が、電子デバイスの動作を改善し、安全にする方法についても議論します。 AC回路基板とは何か? AC回路基板はプリント回路基板(PCB)であり、正弦波波形で交流を動作させます。AC回路基板は電流の周期的な反転を処理できなければなりませんが、直流(DC)基板は一方向に流れる電流のみを処理できます。電圧変化を処理し、システムの整合性を維持するには、特別な設計要素が必要です。これらの基板は、電源、モーターコントローラー、照明システムなど、電力の変換と分配が重要な場所で非常に重要です。 AC回路基板は、ノイズ障害や熱損失を防ぎながら、電気が効率的に分配されることを保証します。これらの基板上に部品と配線を慎重に配置することで、ACシステム......