電子デバイスと回路の基礎を理解する
1 min
- 電子デバイスとは何か?
- 電子デバイスの種類と主要コンポーネント:
- 電子回路とは何か?
- 電子回路の種類:
- 電子回路の設計:
- 設計から現実へ:PCB製造とアセンブリ機能
- 電子デバイス用のテストおよび測定装置
- 電子デバイスと回路のアプリケーション
- FAQ:電子デバイスと回路の基礎を理解する
- 結論
現代技術の領域において、電子デバイスと回路は、日常的なガジェットから複雑な機械に至るまで、あらゆるものに電力を供給する上で極めて重要な役割を果たしています。これらのコンポーネントの基礎を理解することで、さまざまな電子システムがどのように動作し、相互作用するかについて貴重な洞察を得ることができます。このブログでは、電子デバイスと回路の基礎、その種類、機能、そして今日の技術 landscape における設計の重要性について探求します。エレクトロニクスとは、電気回路における電子の流れを研究する学問です。エレクトロニクスという言葉は、ギリシャ語の「elektron」(琥珀を意味する)と、接尾辞「-ics」(外部から印加された電場のさまざまな条件下で電子がどのように振る舞うかを学ぶことを意味する)に由来しています。
電子デバイスとは何か?
電子デバイスとは、特定の機能を実行するために電子回路を利用する機器です。これらのデバイスは、抵抗やコンデンサ のような単純なコンポーネントから、スマートフォンやコンピュータのような複雑なシステムまで多岐にわたります。これらは、さまざまな材料やコンポーネントを通る電流の流れを伴うエレクトロニクスの原理に基づいて動作します。
電子デバイスの種類と主要コンポーネント:
各デバイスにはいくつかの基本的な特性があり、コンポーネントはそれに応じて動作します。意図する回路の構築のためにそれらを使用することは、開発者の目的に依存します。以下の画像は、さまざまな電子回路で使用される電子コンポーネントのいくつかの例を示しています。参考までに、コンポーネントの種類を見てみましょう。それらはアクティブコンポーネントまたはパッシブコンポーネントのいずれかになります。
1. パッシブデバイス:これらには、抵抗、コンデンサ、インダクタが含まれます。これらは動作に外部電源を必要とせず、回路内の電気エネルギーの流れを管理するために使用されます。電子コンポーネントはいくつかのタイプに分類でき、主要な例とその機能を以下に説明します。
抵抗:抵抗は、電流の流れを制限するコンポーネントです。これらは、回路内の電流レベルを制御し、電圧を分割するために不可欠です。抵抗はオームの法則の原理に基づいて動作します。これは「抵抗の端子間に印加される電圧は、それを通って流れる電流に正比例する」と述べています。
コンデンサ:コンデンサは電気エネルギーを蓄積および放出します。それらは電場の形で電気エネルギーを蓄積します。コンデンサはDC信号をブロックし、AC信号を通過させ、タイミング回路で抵抗と共に使用されます。また、さまざまな回路でのフィルタリング、平滑化、タイミングアプリケーションにも使用されます。
インダクタ:インダクタは、磁気エネルギーの形で電気エネルギーを蓄積するAC抵抗とも呼ばれます。それは電流の変化に抵抗し、インダクタンスの標準単位はヘンリーです。それらは、電流が流れるときに磁場にエネルギーを蓄積します。それらは、フィルタリング、チューニング、エネルギー貯蔵アプリケーションで使用されます。
2. アクティブデバイス:これらのデバイスは外部電源を必要とし、電流の流れを制御できます。例としては、トランジスタ、ダイオード、集積回路(IC)があります。
3. 半導体デバイス:半導体デバイス:これらはしばしばアクティブデバイスのサブセットですが、一部のパッシブデバイスも半導体ベースにすることができ、機能するためにシリコンのような半導体材料に依存するダイオードやトランジスタなどのコンポーネントを含みます。
トランジスタ:トランジスタは3端子の半導体デバイスです。主にスイッチングデバイスとして、また増幅器として使用されます。このスイッチングデバイスは、電圧または電流で制御できます。1つの端子に印加される電圧を制御することにより、他の2つの端子を通る電流の流れを制御します。
ダイオード:ダイオードは電流を一方向にのみ流すことを可能にし、整流と信号復調に不可欠です。それらには2つの端子、アノードとカソード端子があります。これらは主にACからDCへの変換回路のような変換回路で使用されます。
集積回路(IC):ICは、単一の半導体チップ上に製造された、トランジスタ、抵抗、コンデンサなどの複数の電子コンポーネントを含む小型化された電子回路です。これらは、携帯電話、コンピュータなどの現在の電子デバイスの構成要素です。これらはアナログまたはデジタル集積回路にすることができます。
4. 電気機械デバイス:これらは、リレー、モーター、ソレノイドなど、電子的機能と機械的機能を組み合わせたものです。
マイクロコントローラとマイクロプロセッサ:これらは、プロセッサコア、メモリ、入出力ペリフェラルを含むプログラム可能な集積回路です。これらは一般的に組み込みシステムやコンピュータシステムで使用されます。これらは主にロボット、車両、医療機器、事務機器、家電製品、自動販売機、移動無線送受信機などで使用されます。
センサー:センサーは、温度、光、圧力、動きなどの物理量を検出および測定します。これらは、環境モニタリング、自動化、家電製品など、さまざまなアプリケーションに不可欠です。
カスタム回路記号の設計に関する詳細なガイドについては、この包括的な記事をご覧ください。
電子回路とは何か?
その核心において、電子回路は、特定のタスクを実行するために電流を制御および操作するように設計されたコンポーネントの閉ループネットワークです。基本的な電気回路(単純な懐中電灯のような)は電流を連続的に流すことしかできませんが、電子回路はトランジスタ、ダイオード、ICなどのアクティブコンポーネントを組み込んでいます。これらのアクティブ素子はスマートバルブのように機能し、回路が信号を増幅し、決定を下し、データを動的に処理することを可能にします。
現代技術の神経系として動作する電子回路は、アナログとデジタルの2つの主要な信号タイプを処理します。アナログ回路は音声波や温度変化などの連続信号を処理し、デジタル回路は高速トランジスタスイッチングを使用して離散バイナリデータ(0と1)を処理します。単純なおもちゃであれ、高速多層PCBであれ、あらゆる回路の最終的な目標は、情報を処理し、電力を確実に管理することです。
電子回路の種類:
1. アナログ回路:これらの回路は連続信号を扱い、音声増幅や無線伝送などのアプリケーションで使用されます。
2. デジタル回路:これらの回路は離散信号を扱い、デジタルコンピューティングとデータ処理に不可欠です。例としては、論理ゲートやマイクロプロセッサがあります。
3. 混合信号回路:これらの回路はアナログとデジタルの両方のコンポーネントを組み合わせて幅広い信号を処理し、アナログ-デジタル変換器(ADC)などのデバイスで使用されます。
4. 電源回路:電力を管理および調整するように設計されたこれらの回路には、電源、電圧レギュレータ、コンバータが含まれます。
電子回路の設計:
回路図:回路図は電子回路の視覚的表現です。それらは標準化された記号を使用してコンポーネントとその接続を描写し、回路の理解と設計を容易にします。
PCB設計:プリント回路基板(PCB)は、電子コンポーネントの物理的プラットフォームを提供します。PCBの設計には、回路接続のレイアウトと、コンポーネントの適切な配置と配線の確保が含まれます。
テストとデバッグ:テストとデバッグは、回路設計における重要なステップです。オシロスコープやマルチメータなど、さまざまなツールを使用して、回路の機能を検証し、問題を特定します。
回路図を理解するための当社の詳細な初心者向けガイドを参照して、これらの重要な技術図面を読んで解釈するための確固たる基礎を築いてください。
ソフトウェア設計とラボでのデバッグが機能プロトタイプを検証する一方で、商業展開への移行には、業界の製造基準を通じてデジタルレイアウトを物理ハードウェアに変換する必要があります
設計から現実へ:PCB製造とアセンブリ機能
エンジニアリングワークステーションを超えて、物理的なボードの信頼性は、製造工場の機械的および熱的限界に完全に依存します。トレースクリアランスやコンポーネント配置精度など、設計ファイルを工場の許容範囲に合わせることで、最大の生産歩留まりが保証されます。設計を大量展開に移行するには、はんだペーストのステンシル印刷、高速ピックアンドプレースコンポーネントの実装、多ゾーンリフローはんだ付けを含む、正確な表面実装技術(SMT)フローが必要です。
表1:JLCPCB標準リジッドPCB機能
| 機能パラメータ | 標準範囲 / 機能 |
|---|---|
| 層数 | 1~32層 |
| 最大基板寸法 | 670 mm x 600 mm |
| 最小基板寸法 | 3 mm x 3 mm |
| PCB厚さオプション | 0.4 mm~4.5 mm(標準FR-4:1.6 mm) |
| 最小トレース幅 / 間隔 | 多層基板の場合3 mil / 3 mil(0.075 mm) |
| 最小ドリル穴サイズ | 0.15 mm(機械ドリル)/ 0.1 mm(レーザービア) |
| インピーダンス許容差 | ±10% |
| 表面処理オプション | HASL(有鉛/無鉛)、ENIG、OSP、ハードゴールド |
| ソルダーマスク色 | 緑、青、赤、黄、黒、白、紫(LPIタイプ) |
高密度コンポーネント配置全体でゼロ欠陥歩留まりを保証するために、高度な製造パイプラインは自動化された物理的および構造的テストを展開します。自動光学検査(AOI)は、位置ずれ、ブリッジ、またはトゥームストーンをスキャンし、3D X線検査はボールグリッドアレイ(BGA)のような複雑なフットプリントを貫通して隠れたはんだ接合部を検証します。さらに、機能テスト(FCT)は実世界の電気的ストレスをシミュレートしてシステムコンプライアンスを確保します。以下の表は、リジッドボード生産段階で適用される特定の製造および表面実装技術(SMT)しきい値機能を詳述しています。
表2:JLCPCBターンキーSMTアセンブリ機能
| アセンブリパラメータ | 生産機能と基準 |
|---|---|
| アセンブリタイプ | 片面/両面SMTおよびスルーホール(THT)混合アセンブリ |
| 最小コンポーネントサイズ | 01005チップ、0.2 mmピッチBGA / QFNフットプリント |
| 最大基板寸法 | 670 mm x 600 mm |
| 検査技術 | 100%自動光学検査(AOI)+ BGA用3D X線 |
| はんだペーストタイプ | 無鉛はんだペースト(SAC305)/ 有鉛はんだペーストオプション |
| コンポーネント調達 | LCSC、DigiKey、Mouser経由のグローバル調達 + 620,000以上の在庫部品 |
電子デバイス用のテストおよび測定装置
電気回路または電子回路を接続または設計する際、電圧、周波数、電流、抵抗、静電容量など、さまざまなパラメータテストおよび測定が非常に重要です。したがって、マルチメータ、オシロスコープ、信号または関数発生器、ロジックアナライザなどのテストおよび測定装置が使用されます。
オシロスコープ:
オシロスコープのようなテスト機器は最も信頼性が高く、連続的に変化する信号を監視するために使用されます。この機器を使用することで、電流、時間、電圧などの電気信号内の変化を観察できます。オシロスコープのアプリケーションは、電子、産業、医療、自動車、通信などです。
マルチメータ:
マルチメータは電子計器であり、電流計、抵抗計、電圧計の組み合わせです。これらのデバイスは主に、ACおよびDCの回路内の電圧、電流など、さまざまなパラメータを計算するために使用されます。以前のメータは指針を含むアナログタイプでしたが、現在のメータはデジタルタイプであるため、DMまたはデジタルマルチメータとして知られています。
信号または関数発生器:
名前が示すように、信号発生器はさまざまな種類の信号を生成し、さまざまな回路のトラブルシューティングとテストに使用されます。信号発生器によって最も頻繁に生成される信号は、正弦波、三角波、方形波、鋸歯状波です。関数発生器は、オシロスコープおよびベンチ電源とともに、電子回路を設計する際に不可欠なデバイスです。関数発生器の詳細については、このリンクを参照してください。
電子デバイスと回路のアプリケーション
家電製品:電子デバイスと回路は、スマートフォン、テレビ、家電製品などの消費者製品に不可欠です。
産業オートメーション:産業環境では、エレクトロニクスは自動化、制御システム、監視プロセスに使用され、効率と安全性を向上させます。
医療機器:エレクトロニクスは、診断機器から生命維持システムまで、医療機器において極めて重要な役割を果たし、ヘルスケアと患者の転帰を向上させます。
通信:通信は、信号の送受信にエレクトロニクスに依存しており、電話、衛星、インターネットを通じたグローバルな通信を可能にします。
手頃な価格の高品質PCB製造
製造、アセンブリ、部品のオールインワンソリューションで時間とお金を節約。
ベンダー調整を減らし、分割出荷を避け、予算を超えることなく、一貫した信頼性の高い品質を実現します。無料見積もりを取得 >
FAQ:電子デバイスと回路の基礎を理解する
Q:電子デバイスの主な種類とその主要コンポーネントは何ですか?
種類には、パッシブ(エネルギー管理用の抵抗、コンデンサ、インダクタ)、アクティブ(電流制御用のトランジスタ、ダイオード、IC)、半導体(シリコンを使用するダイオード/トランジスタなどのサブセット)、電気機械(リレー、モーター、センサー、ディスプレイ)があります。JLCPCB製造の場合、620,000以上の在庫部品を備えたSMTアセンブリを使用し、01005パッケージをサポートしています。
Q:アナログ回路とデジタル回路の違いは何ですか?
アナログは連続信号(例:オーディオアンプ)を処理し、デジタルは離散信号(例:論理ゲート)を処理します。混合信号は両方を組み合わせます。JLCPCBは、高速設計用に±10%のインピーダンス許容差で最大32層のPCBをサポートしています。
Q:電子回路とPCBの設計を始めるにはどうすればよいですか?
回路図を作成し、次にPCBレイアウトを行います。マルチメータ/オシロスコープでテストします。JLCPCBの仕様に従ってください:最小基板3x3 mm、厚さ0.4~4.5 mm(FR4は1.6 mm)、±0.1 mm許容差。無料のDFM分析を使用してください。
Q:PCBで利用可能な表面処理とソルダーマスクのオプションは何ですか?
表面処理:HASL(有鉛/無鉛)、ENIG(高周波)、OSP(銅コア)。ソルダーマスク:緑、紫、赤、黄、青、白、黒(LPIタイプ)で、SMTでの短絡を防ぎます。
Q:回路設計におけるSMTアセンブリで考慮すべきことは何ですか?
ペースト、配置、リフローが含まれます。JLCPCBは片面/両面、AOI/X線検査を提供しています。最大基板670x600 mm、24時間リードタイム、$8セットアップ + $0.0017/ジョイント。効率のためにLCSC部品を使用してください。
結論
電子コンポーネントと電子アプリケーションは、私たちの日常生活のあらゆる場所に浸透しています。エレクトロニクスは、電圧、電流、電力のマイクロおよびミリ範囲を扱い、またキロおよびメガの電圧、アンペア、ワットも制御します。今日、エレクトロニクスは工学の確立された分野です。これは電子デバイスと回路の簡単な紹介に過ぎないことに注意することが重要です。エレクトロニクスの分野は広大であり、回路設計、半導体物理学、信号処理など、幅広いトピックを包含しています。
単純なコンポーネントから複雑なシステムまで、エレクトロニクスは無数のアプリケーションの backbone を形成し、日常生活をより接続され、効率的で、高度なものにしています。これらのデバイスと回路の基礎を探求することで、テクノロジー主導の社会に電力を供給する複雑なシステムについて、より深い理解を得ることができます。
学び続ける
よく使われる電子部品トップ10ガイド
電子部品は電子技術の基本的な要素であり、電子回路の不可欠な構成要素として機能します。技術とその応用が急速に進歩するにつれて、設計プロセスで使用される部品の数は日々増加しています。電子エンジニアや愛好家にとって、一般的に使用される電子部品の特性と応用を習得することは極めて重要です。本記事では、エンジニアがよく使用する電子部品トップ10を紹介し、適切な部品の選び方についてのガイダンスを提供します。 抵抗器 回路で最も一般的に使用される部品です。電流制限部品です。抵抗器は電流に対して抵抗作用を持ちます。抵抗器の抵抗値を変更することで、接続されたブランチに流れる電流を制御でき、それによって電子機器内のさまざまな部品が定格電流で安定して動作することを保証します。一般的な抵抗器には、サーミスタ、バリスタ、分圧抵抗器、カラーリング抵抗器、電力抵抗器、フォトレジスタなどがあります。抵抗器は通常、回路図では記号(ギザギザの線)で表されるか、文字Rで標識され、抵抗値はオーム(Ω)で測定されます。 コンデンサ 電子工学において、コンデンサは特定の電圧下で電荷を蓄積します。この蓄積能力は静電容量と呼ばれ、Cで表され、単位......
基本的なブリッジ回路
重要なポイント 基本原理:ブリッジ回路(ホイートストンブリッジ、ケルビンブリッジ、Hブリッジなど)は、高精度の測定と電力制御を可能にします。 アプリケーション:センサ信号調整、AC/DC整流器、モータドライバに不可欠です。 JLCPCB最適化:JLCPCBの3/3 milトレース、4層スタックアップ、High-TG FR-4で回路の安定性を最大化します。 ブリッジ回路は入力電圧を2つの経路に分割し、異なるブランチ間の電圧を比較して出力を提供します。これらの回路は、電気的特性の比較、平衡、または測定における精度と汎用性の高さから広く評価されています。これらの回路は、センシング、キャリブレーション、さらにはフィルタリングにも応用されています。測定用途に応じて、4つの抵抗性、容量性、または誘導性素子を四辺形(ブリッジ状)構造に配置した組み合わせで構成されています。ブリッジ回路はH字型またはダイヤモンド型の回路図で描かれることがありますが、ダイヤモンド構成の方がより一般的です。 ブリッジ回路に電力を供給する電圧源は励起源と呼ばれます。この電源は、ブリッジ回路の用途に応じてDCまたはACの場合があります。1......
回路基板設計の進化
JLCPCBのブログへようこそ。ここでは、PCB設計、製造、組み立ての魅力的な世界を深く掘り下げていきます。回路基板は、シンプルな単層設計から複雑で多用途な多層基板へと目覚ましい進化を遂げてきました。本日は、回路基板設計の進化の旅を詳しく見ていき、シンプルな単層基板から複雑で多用途な多層基板への変革をたどります。回路基板設計の進化を推進してきた歴史、利点、進歩を一緒に探求しましょう。 謙虚な始まりから: 回路基板は誕生以来、長い道のりを歩んできました。初期の頃は、単層基板が一般的でした。これらの基板は、通常銅である導電性材料の単一層を絶縁基板にラミネートしたものでした。部品は基板の片面にはんだ付けされ、もう片面のトレースが必要な相互接続を提供しました。基本的な電子機器には効果的でしたが、単層基板には限界がありました。 単層基板は、部品点数が少なく要求の厳しくないよりシンプルな電子デバイスに適していました。しかし、技術が進歩し、より複雑な電子システムへの需要が高まるにつれて、より高い接続性と機能性へのニーズが多層基板の開発につながりました。 多層基板の登場: 多層基板はPCB設計の分野に革命をもたら......
現代のエレクトロニクスにおける2層PCBの役割
はじめに 2層PCB基板は、消費者向けデバイスから産業機械まで、変化し続けるエレクトロニクスの世界において、幅広い製品の基本的な部品となっています。2層PCBは両面PCBとも呼ばれ、基板の両面を使用することで、回路設計者が小さな面積により多くの機能を詰め込むことを可能にします。この設計上の改善は、コスト効率を維持しながら、高性能回路を実現する上で重要な役割を果たしています。本記事では、2層PCB基板とは何か、その利点、一般的な用途、および設計と製造のベストプラクティスについて説明します。 2層PCB基板とは何か? 両面PCB、つまり2層PCBは、上面と下面の2つの導電性銅層で構成されています。単層PCBよりも両面に部品と導電性トレースを配置できるため、複雑な回路設計が可能になります。この基板は、中程度の複雑さを必要とするが、多層基板の高コストと複雑さを必要としないアプリケーションに最適です。層間で信号を伝送することができ、それによって2つの層のトレースを接続します。 2層PCB基板の構造 2層PCBは、それぞれ特定の用途を持つ複数の層が積み重ねられて構築されています: 基板(基材): これは基板の......
プリント基板の起源:時を遡る
プリント基板(PCB)は、多くの画期的な発明と同様に、歴史的な進歩の基盤の上に築かれました。140年以上前、1880年から1900年の間に、電気の普及が日常生活を一変させ、従来の燃料に取って代わり、家庭に電力を供給しました。この時期の電磁気学とモーター関連の主要な革新が、PCBと電子機器製造におけるその役割の基礎を築きました。詳細についてはPCB製造については、PCB製造プロセスに関する最新の記事をご覧ください。この時代の注目すべき発明には以下が含まれます: トーマス・エジソン:白熱電球(1879年) ニコラ・テスラ:モーター(1888年)と交流電源(1895年) アレクサンダー・グラハム・ベル:電話(1876年) コダック:最初のカメラ(1884年) ハーマン・ホレリス:集計機(1890年)、IBMにつながる PCBはその後登場しましたが、その発展はこの変革の時代の技術的進歩に大きく負っています。現代の形のPCBは1960年代から存在しており、電卓、キャッシュレジスター、その他の電気回路を備えた簡単なデバイスの部品として使用されていました。 初期の始まり:PCB以前の時代 PCB以前は、電子回路......
電子システムにおけるAC回路基板の重要性
AC回路基板は、現代の電気システムにおいて重要な部分です。多くのコンピュータデバイスにおいて、交流(AC)を制御し分配します。これらの基板の目的は、物事をスムーズに稼働させ、エネルギーを節約する方法で高電圧の活動を処理することです。この記事では、AC回路基板の重要性、その部品、用途、およびこれらの基板を設計する重要な理由について説明します。さらに、適切なレイアウトと部品の選択が、電子デバイスの動作を改善し、安全にする方法についても議論します。 AC回路基板とは何か? AC回路基板はプリント回路基板(PCB)であり、正弦波波形で交流を動作させます。AC回路基板は電流の周期的な反転を処理できなければなりませんが、直流(DC)基板は一方向に流れる電流のみを処理できます。電圧変化を処理し、システムの整合性を維持するには、特別な設計要素が必要です。これらの基板は、電源、モーターコントローラー、照明システムなど、電力の変換と分配が重要な場所で非常に重要です。 AC回路基板は、ノイズ障害や熱損失を防ぎながら、電気が効率的に分配されることを保証します。これらの基板上に部品と配線を慎重に配置することで、ACシステム......