高熱安定性のためのポリイミドPCB材料の詳細解説
4 min
- 先進PCB材料としてのポリイミドの理解
- ポリイミドの主要特性と従来のFR-4基板の比較
- ポリイミドPCBの重要な工学的優位性
- 業界全体におけるポリイミドPCBのミッションクリティカルな用途
- JLCPCBにおける先進基板処理と製造
- ポリイミドPCBに関するFAQ
- 結論
主なポイント
- 2つの形態:柔軟なフィルム(割れずに曲がる)または剛性のあるガラス積層板(構造的安定性)として利用可能。
- 優れた耐熱性:Tgが250°C~410°Cに達し、200°Cを超える動作温度に対応。
- 高いビア信頼性:z軸方向の膨張がわずか1.2%(50°C~260°C)で、メッキ穴のクラックを防止。
- 必須のベーキング:重量比で最大2.8%の水分を吸収するため、層間剥離を防ぐためにリフロー前のベーキングが必要。
- JLCPCBのフレキシブル対応:高信頼性用途に最適。JLCPCBは1~4層のフレキシブルポリイミドFPCに対応。
ポリイミドPCBは、FR-4 がすでに軟化してしまうような温度でも機能し続けることができます。だからこそ、エンジンルーム、衛星、ダウンホール掘削ツールに採用されるのです。トレードオフはコストです。ポリイミド積層板は従来のFR-4よりも数倍高価になることがあるため、アプリケーションがその熱的・機械的優位性を本当に必要とする場合にのみ使用する意味があります。
このガイドでは、以下を学びます:
- ポリイミドとは何か、なぜ2つの異なる形態で存在するのか
- Tg、CTE、分解温度がFR-4とどのように比較されるか
- その水分挙動が役立つ場面と害になる場面
- どの業界がコストを払い、何を得ているか
- JLCPCBが現在ポリイミドで実際に製造できるもの

図1:ポリイミドフレキシブル回路
先進PCB材料としてのポリイミドの理解
ポリイミドが部品表に含まれる理由は1つです。通常の積層板を破壊してしまうような温度でも、寸法的・化学的安定性を維持します。標準的なFR-4は140°Cでゴム状になります。それ以上の温度には異なる樹脂骨格が必要です。その骨格がポリイミドであり、同じ名前で2つのまったく異なる製品として存在します。
ポリイミドとは何か、電子機器におけるその化学組成
ポリイミドは、芳香族鎖に組み込まれた窒素の環であるイミド環から構成されるポリマーです。二無水物とジアミンを反応させて、ポリアミック酸として知られる可溶性中間体を作り、それをメーカーが反応させます。イミド化とは、高温で環を閉じて水を放出するプロセスです。環が閉じると、鎖に弱い結合はなくなります。したがって、この材料は熱可塑性樹脂のように溶融することはできません。
以下に述べることのほとんどは、硬化したポリイミドが軟化せず、分解するという理由によるものです。明確な融点を避けた設計です。通常のエポキシは脂肪族セグメントを持ち、約400°Cから熱が鎖を化学的に切断する容易なターゲットを露出させます。この化学はFR-4よりもはるかにコストがかかり、だからこそポリイミドはFR-4の数倍の価格で販売されています。

図2:PCB製造に使用されるポリイミドの2つの形態
2つの異なるポリイミドがあり、最も頻繁な材料選択の誤りはそれらを混同することです。DuPont Kapton HNはガラスを含まない非強化ポリイミドフィルムです。厚さ12.5~125 µm(0.5~5 mil)のシートで提供されます。ガラス強化ポリイミド積層板はEガラス織物にポリイミド樹脂を含浸させたもので、Arlon 85Nなどがあります。どちらもポリイミドPCB材料と呼ばれますが、曲げることができるのはフィルムだけです。
ポリイミド基板の主要な物理的・熱的特性
Kapton HNの二次転移は360~410°Cの間にあり、DuPontはこれをKapton HNのガラス転移温度と考えています。これは260°Cまでの連続使用、400°Cまでの断続使用が可能です。フィルムは低温側では-269°Cまで使用可能です。したがって、極低温機器と炉のコントローラーを同じ基材で作ることができます。221 MPa、伸び75%で破断するため、25 µm(1 mil)のシートを折りたたんでも割れずに曲がります。
耐熱性は熱伝導性とは異なります。ポリイミドは前者にのみ優れています。Kapton HNは0.12 W/mK、Arlon 85Nは0.20 W/mKで熱を伝えます。どちらも一般的なFR-4の0.3 W/mKよりも低いです。高温の部品をポリイミド基板に配置しても、部品を冷却することはできません。その熱を移動させる必要がある場合でも、銅エリア、サーマルビア、またはメタルコアが必要です。
| 特性 | ポリイミドフィルム(Kapton HN) | 剛性ポリイミド積層板(Arlon 85N) | 基板への意味 |
|---|---|---|---|
| ガラス転移温度(Tg) | 360~410°C | 250°C | 260°C付近の鉛フリーリフローピークでどちらも軟化しない |
| 分解温度 | 融点なし、500°C以上で分解 | 387°Cで開始、5%質量損失は407°C | Tgではなく、これが真の上限 |
| 熱伝導率 | 0.12 W/mK | 0.20 W/mK | 熱に耐えるが、熱を拡散しない |
| 誘電率 | 1 kHzで3.4~3.6 | 1 MHzで4.2 | 非強化フィルムの方がインピーダンス基板として優れる |
| 誘電正接 | 1 kHzで0.002 | 1 MHzで0.010 | FR-4より低損失だが、RF積層板ではない |
| 吸水率 | 23°Cで24時間に2.8% | 0.27% | フィルムはリフロー前にベーキングが必要 |
フィルムはガラス織物を含まないため、すべての電気的特性で優れています。まったく同じ理由で水分には弱いです。最後の2行がトレードオフのすべてを1か所に示しています。
ポリイミドの主要特性と従来のFR-4基板の比較
FR-4がデフォルトであるのには正当な理由があり、製造されるもののほとんどを処理します。以下の比較は3つの状況でのみ重要です。基板が高温環境に置かれる、厳しいサイクルに耐える、または曲がる必要がある場合です。これらはFR-4がついに余裕を失う条件です。
ガラス転移温度(Tg)と熱膨張プロファイル
Tgは、樹脂がガラス状態からゴム状態に変化する温度です。その下の樹脂はガラス織物と銅を所定の位置に保持します。それを超えると樹脂は軟化し、基板は厚さ方向に3~5倍膨張します。標準的なFR-4は130~140°Cでその線を越えますが、ポリイミド積層板は250°Cまで越えません。
メッキスルーホールは、一連のワッシャーを通る銅のリベットのようなものです。ワッシャー=積層板の層。加熱されると、基板上で(リベットの軸に沿って)膨張します。銅は17 ppm/°C膨張し、Tg以上のFR-4は250~300 ppm/°C膨張します。したがって、ワッシャーはリベットが伸びることができるよりもはるかに大きな力を及ぼします。バレル壁が薄くなり、クラックが発生して断続的な断線として現れます。

図3:リベットとワッシャーの積み重ね
50~260°Cの全アセンブリ範囲で測定すると、Arlon 85Nはz軸方向に1.2%成長します。一般的なFR-4は同じ範囲で約3~4%成長します。この差が多層基板におけるポリイミドの論拠のすべてです。すべてのリフローパス、すべてのリワークサイクル、すべてのフィールド熱衝撃がその差を消費します。2回のリフローパスと2回のリワークイベントがある基板は、すでに260°Cを4回超えています。温度だけが懸念事項であれば、PCBのTgの選び方 が示すように、高Tg FR-4が依然として勝ちます。
| パラメータ | 標準FR-4 | 高Tg FR-4 | ポリイミド積層板 | 実用的な結果 |
|---|---|---|---|---|
| Tg | 130~140°C | 170~180°C | 250°C | 樹脂がゴム状になる時期を決定 |
| 分解温度(5%損失) | 約310°C | 約340°C | 407°C | 実際の破壊点を決定 |
| Z軸膨張、50~260°C | 3~4% | 2.8~3.5% | 1.2% | メッキ穴のバレルクラックを引き起こす |
| 連続使用限界 | 約105°C | 約130°C | 200°C以上 | 基板が環境に耐えられるかを決定 |
| 相対材料コスト | ベースライン | ベースラインよりやや高い | ベースラインの数倍 | プロジェクトがコストを負担できるかを決定 |
誘電率、損失正接、吸水率
剛性ポリイミド積層板は1 MHzでDk 4.2、Df 0.010です。これは誘電率でFR-4と同等ですが、損失では明らかに優れています。FR-4は通常同じ範囲でDf 0.017~0.025なので、ポリイミドは誘電損失をほぼ半減させます。これは高速エッジのデジタル基板に役立ちます。しかし、Df 0.0027のRO4003Cのような専用RF積層板には遠く及びません。
非強化フィルムはガラス織物を含まないため、両方の点で優れています。Kapton HNは1 kHzでDk 3.4~3.6、Df 0.002です。JLCPCBのフレキシブルインピーダンス計算機はポリイミドスタックに誘電率3.3を使用しています。織物を除去するとファイバー織物スキューも除去されます。そのスキューは約5 Gbps以上のFR-4差動ペアで実際の問題になります。したがって、フレキシブルテール上のLVDSやMIPIペアは、織物積層板上の同じペアよりも制御が容易です。

図4:水分が本当の弱点
水分はポリイミドが優位性を返すところです。Kapton HNは23°Cで24時間後に自重の2.8%の水を吸収します。50%相対湿度での平衡状態でも約1.8%を保持します。FR-4は0.1~0.2%、Arlon 85N積層板は0.27%を吸収するので、裸のフィルムは約10倍の水分を吸収します。水の誘電率は78です。つまり、吸収された水分はDkとDfの両方を上昇させ、制御インピーダンスラインを静かに目標から外します。
ポリイミドPCBの重要な工学的優位性
極端な動作温度と熱衝撃に対する優れた耐性
基板が高温で連続動作した後は、分解温度がTgよりも重要になります。Arlon 85Nは387°Cで重量減少を開始し、407°Cで5%の重量損失に達しますが、一般的なFR-4は310°C~350°Cで同じ点に達します。ポリイミドはその60~90度の余裕を持って200°Cで無限に維持でき、経年劣化しません。樹脂の経年劣化は累積的です。150°Cに何年も曝された基板はゆっくりと調理されています。
熱衝撃は定常熱とは別のテストであり、接合部を破壊するものです。IPC-TM-650メソッド2.6.7は基板を温度極値間でサイクルさせます。銅と樹脂のミスマッチが迅速に損傷を与えます。ポリイミドの低いz軸膨張は、各サイクルがバレル壁に蓄積するひずみが少ないことを意味します。だからこそ、後で誰も修理できない機器で支配的なのです。ダウンホールロギングツールは175~200°Cで動作し、エンジンコントロールユニットは150°Cです。どちらもFR-4が長期間耐えられる範囲をはるかに超えています。
優れた機械的耐久性と耐薬品性
ポリイミドフィルムは単に耐熱性があるだけでなく、本当に強靭です。Kapton HNは221 MPa、伸び75%で破断するので、薄いシートは破れる前に目に見えて伸びます。 カバーレイ保護フレキシブル回路は20万回以上の動的屈曲サイクルに耐えると評価されています。この数値は銅が電着ではなく圧延焼鈍されている場合にのみ当てはまります。したがって、フレキシブルテールはノートパソコンのヒンジや折りたたみ式スマートフォンに耐え、剛性基板では数週間で割れてしまいます。
耐薬品性は、熱性能を提供するのと同じ芳香族骨格から来ています。燃料、油圧作動油、グリース、およびほとんどの有機溶剤は硬化したポリイミドに影響を与えません。だからこそエンジンルームや工作機械の筐体に耐えるのです。例外は強アルカリで、濃縮塩基はイミド環を加水分解して鎖を開きます。121~134°Cでの繰り返し蒸気オートクレーブも同様に攻撃します。したがって、何百回も滅菌される医療アセンブリにはポリイミド上にコンフォーマルコーティングが必要です。
業界全体におけるポリイミドPCBのミッションクリティカルな用途
ポリイミドは、故障した基板の交換が不可能、高価、または危険な場所に現れます。以下の業界はその1つの制約を共有しています。それ以外にほとんど共通点はありません。

図5:ポリイミドがコストに見合う場所
航空宇宙、自動車、産業制御の高温環境
衛星には2つの罰則があり、ポリイミドは2つの目的を果たします。LEO宇宙船は約90分ごとに地球を周回します。したがって、15年のミッションはハーネスに約87,000回の熱サイクルをもたらします。真空脱ガス限界がそれに加わり、他にほとんど合格するものはありません。
エンジンルームがよりコンパクトになるにつれて、自動車電子機器が同じスペースを占めるようになりました。最も厳しい環境クラスはAEC-Q100 Grade 0で、-40~+150°Cです。これにはトランスミッション搭載コントローラーや排気管の近くにボルトで固定されたものが含まれます。樹脂は経年劣化しますが、FR-4はそれに耐え、Tgは低下します。バレルの1つが開くまで、メッキバレルはサイクル損傷を蓄積します。ポリイミドではそうならず、エンジン上センシングの標準となっています。
産業制御は、はるかに地味な理由で基板に同じ要求を課します。温度は同じくらい高いですが、予算はめったにそうではありません:
- ダウンホール掘削およびロギングツールは175~200°Cで数日間動作し、熱に加えて激しい振動があります。
- 炉およびキルンコントローラーはプロセスに十分近く、基板自体が200°Cを保持します。
- 溶接および誘導加熱装置は高い周囲温度と強い電磁界を組み合わせます。
- 航空機エンジンセンシングは熱と振動に同時に直面し、飛行中にサービスアクセスがありません。
高信頼性防衛および医療センシング電子機器
防衛ハードウェアは熱的理由と同じくらい認定理由でポリイミドを購入します。軍用フレキシブルプリント配線は長い間MIL-P-50884に基づいて製造されてきました。現在の作業はIPC-6013 Class 3で認定されています。これはダウンタイムが許容されない機器のティアです。Class 3はアニュラリング、メッキ厚、熱応力要件を厳格化します。したがって、テスト中にあまり移動しない基板はそれらの限界をはるかに容易に保持できます。レーダーアレイ、アビオニクスバックプレーン、シーカーヘッドはすべてポリイミド上にあります。
医療電子機器は、その狭い曲げ半径のためにポリイミドフィルムに移行します。25 µm(1 mil)基板は銅を割ることなくほぼ1 mm(40 mil)の曲げ半径まで折りたたむことができ、センサーアレイをカテーテルに挿入できます。このフィルムはエチレンオキシドおよびガンマ滅菌で寸法的に変化しません。補聴器や超音波プローブ、内視鏡カメラアセンブリ、植込み型リードの基盤です。
| 環境 | ピーク基板温度 | 推奨基板 | この選択の理由 |
|---|---|---|---|
| 消費者向け、オフィス、屋内機器 | 105°C未満 | 標準FR-4 | Tgに近づかない最も安価なオプション |
| 高密度多層、電源、LEDドライバー | 105~130°C | 高Tg FR-4 | 追加のTg余裕がリワークを通じてバレルを保護 |
| ボンネット下自動車、産業制御 | 130~175°C | ポリイミド積層板またはポリイミドフレキシブル | FR-4樹脂はこの温度で測定可能な経年劣化 |
| ダウンホール、航空宇宙、炉制御 | 175~250°C | ポリイミド | 分解余裕が残っている唯一の基板 |
| 使用中に曲がるもの | 上記のいずれか | ポリイミドフィルムフレキシブル | ガラス強化積層板は曲げると割れる |
JLCPCBにおける先進基板処理と製造
JLCPCBにおけるポリイミドは、剛性基板ではなくフレキシブル回路を意味します。このサービスはFPCのベース誘電体としてポリイミドフィルムを中心に構築されています。剛性ポリイミド積層板はカタログになく、リジッドフレキシブルも執筆時点では提供されていません。したがって、剛性ポリイミドを本当に必要とする設計は専門のファブリケーターに行く必要があります。以下はすべて、実際に運用されているフレキシブルポリイミドプロセスを説明しています。
精密ラミネーションと高温材料取り扱い能力
ベースフィルムは25 µm(1 mil)と50 µm(2 mil)の厚さで提供されます。接着剤ありと接着剤なしの両方の構造が利用可能です。接着剤なしは銅をポリイミドに直接結合し、間のアクリル層を除去します。そのアクリルは約105°C、エポキシ接着剤は約155°Cが上限です。接着剤なしスタックは300°C以上を保持するので、部品が繰り返し曲がるか2回リフローされる場合は常にそれを選択してください。

図6:JLCPCBポリイミドフレキシブルの構造
ポリイミドフレキシブルビルドは固定された順序で積み重なります。その順序を知ることでDFMフィードバックがはるかに読みやすくなります:
- ベースポリイミドフィルム、25 µm(1 mil)または50 µm(2 mil)、銅箔を担持。
- 銅箔、12 µm(0.33 oz)、18 µm(0.5 oz)、または35 µm(1 oz)、基板が曲がる場所では圧延焼鈍。
- カバーレイ、真空下でラミネートされた2番目のポリイミドフィルム、黄色、黒、白、または透明。
- 補強材、ポリイミド0.1~0.25 mm(4~10 mil)、FR-4 0.1~1.6 mm(4~63 mil)、またはステンレス鋼0.1~0.3 mm(4~12 mil)。
- 表面処理、ニッケル上の金1または2マイクロインチのENIG、HASLはフィルムを変形させるため。
- オプションのEMIシールドフィルム18 µm(0.7 mil)をカバーレイ上に配置。
層数は1~4で、追加層ごとに柔軟性が犠牲になります。4層フレキシブルは移動ヒンジではなく静的設置に十分な剛性になります。最小トレースとスペースは1 oz銅で0.1 mm(4 mil)。穴は0.1~6.5 mm(4~256 mil)、最大標準パネルは234×490 mm(9.2×19.3 in)です。
厳格な材料品質検証と信頼性の高い製造基準
フレキシブル製造は剛性作業とは異なるIPC文書のセットに準拠します。IPC-4204はフレキシブル銅張り誘電体自体を規定します。IPC-4203はカバーレイと接着フィルムをカバーし、IPC-2223は断面設計標準です。完成パネルはIPC-6013に対して認定されます。これはIPC-6012のフレキシブル版です。剛性セットではなくこれら4つを読むことで、DFM質問の1ラウンドを節約できます。
- カバーレイ開口部をパッドに正確に一致させることが最も頻繁なエラーです。真空ラミネーションはカバーレイを約±0.1~±0.15 mm(4~6 mil)にしか位置合わせしません。したがって、パッドの一部が部分的に覆われてはんだ付け不能になります。すべての開口部を片側あたり少なくとも0.1 mm(4 mil)拡大してください。
- 曲げゾーンに電着銅を指定することはスタックアップ図では無害に見えます。ED銅は繰り返し曲げで破断する柱状晶構造を持っています。したがって、部品が実際に動く場所には圧延焼鈍銅を指定してください。
- リフロー前のベーキングを省略すると単一の接合部ではなくパネル全体が犠牲になります。ポリイミドは蒸気になると積層板を膨らませるのに十分な吸収水を保持します。真空バッグが開いていた場合は120°Cで2~4時間ベーキングしてください。
入荷フィルムは厚さとラミネーションの完全性が検証されます。完成基板は出荷前に電気テストを通過します。水分管理はFR-4よりもはるかに重要なので、パネルはベーキングされ真空密封されます。注文は他の基板と同じように機能します。Gerberを JLCPCB見積もりページにアップロードし、基板タイプとしてフレキシブルを選択すると、価格がリアルタイムで更新されます。
JLCPCBでPCB生産を簡素化
PCB製造、アセンブリ、部品のワンストップサプライヤー。
即時見積もりから迅速な配送まで、ワークフローを合理化し、やり取りを削減し、すべてのビルドをスムーズに進めます—プロトタイプから量産まで。即時見積もりを取得 >
ポリイミドPCBに関するFAQ
Q:ポリイミドPCBはフレキシブルPCBと同じですか?
まったく同じではありませんが、2つは大きく重なっています。ほとんどすべてのフレキシブルPCBはポリイミドフィルムをベースとして使用しています。ポリイミドはまったく曲がらない剛性ガラス強化積層板としても存在します。
Q:ポリイミドPCBは連続してどのくらいの温度に耐えられますか?
剛性ポリイミド積層板は200°C以上に対応します。ポリイミドフィルムは260°Cまで定格されています。どちらの数値も、部品とはんだ合金もその温度に耐えられることを前提としています。
Q:安全のためにポリイミドを使うべきですか?
いいえ、決して使わない余裕に対して数倍のコストを払うことになります。標準FR-4は約105°C以下で問題ありません。高Tg FR-4は130°Cまでのほとんどの設計をカバーします。
Q:JLCPCBは剛性ポリイミドPCBを製造していますか?
いいえ。JLCPCBにおけるポリイミドは25 µmと50 µmのベースフィルムのフレキシブル回路材料としてのみ利用可能です。リジッドフレキシブルも現在提供されていません。
Q:ポリイミド基板はなぜはんだ付け前にベーキングが必要ですか?
ポリイミドはFR-4よりもはるかに多くの水を吸収し、自重の最大2.8%に達します。その水はリフロー炉で蒸気になり基板を膨らませます。120°Cで2~4時間のベーキングで先に追い出します。
結論
ポリイミドはFR-4のアップグレードというよりも、異なる問いに対する異なる答えです。FR-4は安価で、剛性があり、十分であることを求められます。ポリイミドは周囲のすべてが高温で、動いているか、到達不能なときに寸法を保持することを求められます。そのように選択を枠組みすると簡単になります。何かがそれを要求するときにのみ250°CのTgに対して支払うからです。人々を驚かせる特性は水分なので、ポリイミド基板はベーキングが必要なものとして扱ってください。
フレキシブルポリイミドは剛性版よりも速く広がっています。折りたたみディスプレイ、ウェアラブルセンシング、縮小する自動車モジュールはすべて同じ方向に引っ張っています。このトレンドは注目に値します。フレキシブルテールはしばしばコネクタ、ハーネス、2つの故障点を一度に除去するからです。次の設計にヒンジがあるか、FR-4が処理できない周囲温度がある場合、JLCPCBのポリイミドフレキシブルはそれをプロトタイプする実用的な方法です。

学び続ける
よく使われる電子部品トップ10ガイド
電子部品は電子技術の基本的な要素であり、電子回路の不可欠な構成要素として機能します。技術とその応用が急速に進歩するにつれて、設計プロセスで使用される部品の数は日々増加しています。電子エンジニアや愛好家にとって、一般的に使用される電子部品の特性と応用を習得することは極めて重要です。本記事では、エンジニアがよく使用する電子部品トップ10を紹介し、適切な部品の選び方についてのガイダンスを提供します。 抵抗器 回路で最も一般的に使用される部品です。電流制限部品です。抵抗器は電流に対して抵抗作用を持ちます。抵抗器の抵抗値を変更することで、接続されたブランチに流れる電流を制御でき、それによって電子機器内のさまざまな部品が定格電流で安定して動作することを保証します。一般的な抵抗器には、サーミスタ、バリスタ、分圧抵抗器、カラーリング抵抗器、電力抵抗器、フォトレジスタなどがあります。抵抗器は通常、回路図では記号(ギザギザの線)で表されるか、文字Rで標識され、抵抗値はオーム(Ω)で測定されます。 コンデンサ 電子工学において、コンデンサは特定の電圧下で電荷を蓄積します。この蓄積能力は静電容量と呼ばれ、Cで表され、単位......
基本的なブリッジ回路
重要なポイント 基本原理:ブリッジ回路(ホイートストンブリッジ、ケルビンブリッジ、Hブリッジなど)は、高精度の測定と電力制御を可能にします。 アプリケーション:センサ信号調整、AC/DC整流器、モータドライバに不可欠です。 JLCPCB最適化:JLCPCBの3/3 milトレース、4層スタックアップ、High-TG FR-4で回路の安定性を最大化します。 ブリッジ回路は入力電圧を2つの経路に分割し、異なるブランチ間の電圧を比較して出力を提供します。これらの回路は、電気的特性の比較、平衡、または測定における精度と汎用性の高さから広く評価されています。これらの回路は、センシング、キャリブレーション、さらにはフィルタリングにも応用されています。測定用途に応じて、4つの抵抗性、容量性、または誘導性素子を四辺形(ブリッジ状)構造に配置した組み合わせで構成されています。ブリッジ回路はH字型またはダイヤモンド型の回路図で描かれることがありますが、ダイヤモンド構成の方がより一般的です。 ブリッジ回路に電力を供給する電圧源は励起源と呼ばれます。この電源は、ブリッジ回路の用途に応じてDCまたはACの場合があります。1......
回路基板設計の進化
JLCPCBのブログへようこそ。ここでは、PCB設計、製造、組み立ての魅力的な世界を深く掘り下げていきます。回路基板は、シンプルな単層設計から複雑で多用途な多層基板へと目覚ましい進化を遂げてきました。本日は、回路基板設計の進化の旅を詳しく見ていき、シンプルな単層基板から複雑で多用途な多層基板への変革をたどります。回路基板設計の進化を推進してきた歴史、利点、進歩を一緒に探求しましょう。 謙虚な始まりから: 回路基板は誕生以来、長い道のりを歩んできました。初期の頃は、単層基板が一般的でした。これらの基板は、通常銅である導電性材料の単一層を絶縁基板にラミネートしたものでした。部品は基板の片面にはんだ付けされ、もう片面のトレースが必要な相互接続を提供しました。基本的な電子機器には効果的でしたが、単層基板には限界がありました。 単層基板は、部品点数が少なく要求の厳しくないよりシンプルな電子デバイスに適していました。しかし、技術が進歩し、より複雑な電子システムへの需要が高まるにつれて、より高い接続性と機能性へのニーズが多層基板の開発につながりました。 多層基板の登場: 多層基板はPCB設計の分野に革命をもたら......
現代のエレクトロニクスにおける2層PCBの役割
はじめに 2層PCB基板は、消費者向けデバイスから産業機械まで、変化し続けるエレクトロニクスの世界において、幅広い製品の基本的な部品となっています。2層PCBは両面PCBとも呼ばれ、基板の両面を使用することで、回路設計者が小さな面積により多くの機能を詰め込むことを可能にします。この設計上の改善は、コスト効率を維持しながら、高性能回路を実現する上で重要な役割を果たしています。本記事では、2層PCB基板とは何か、その利点、一般的な用途、および設計と製造のベストプラクティスについて説明します。 2層PCB基板とは何か? 両面PCB、つまり2層PCBは、上面と下面の2つの導電性銅層で構成されています。単層PCBよりも両面に部品と導電性トレースを配置できるため、複雑な回路設計が可能になります。この基板は、中程度の複雑さを必要とするが、多層基板の高コストと複雑さを必要としないアプリケーションに最適です。層間で信号を伝送することができ、それによって2つの層のトレースを接続します。 2層PCB基板の構造 2層PCBは、それぞれ特定の用途を持つ複数の層が積み重ねられて構築されています: 基板(基材): これは基板の......
プリント基板の起源:時を遡る
プリント基板(PCB)は、多くの画期的な発明と同様に、歴史的な進歩の基盤の上に築かれました。140年以上前、1880年から1900年の間に、電気の普及が日常生活を一変させ、従来の燃料に取って代わり、家庭に電力を供給しました。この時期の電磁気学とモーター関連の主要な革新が、PCBと電子機器製造におけるその役割の基礎を築きました。詳細についてはPCB製造については、PCB製造プロセスに関する最新の記事をご覧ください。この時代の注目すべき発明には以下が含まれます: トーマス・エジソン:白熱電球(1879年) ニコラ・テスラ:モーター(1888年)と交流電源(1895年) アレクサンダー・グラハム・ベル:電話(1876年) コダック:最初のカメラ(1884年) ハーマン・ホレリス:集計機(1890年)、IBMにつながる PCBはその後登場しましたが、その発展はこの変革の時代の技術的進歩に大きく負っています。現代の形のPCBは1960年代から存在しており、電卓、キャッシュレジスター、その他の電気回路を備えた簡単なデバイスの部品として使用されていました。 初期の始まり:PCB以前の時代 PCB以前は、電子回路......
電子システムにおけるAC回路基板の重要性
AC回路基板は、現代の電気システムにおいて重要な部分です。多くのコンピュータデバイスにおいて、交流(AC)を制御し分配します。これらの基板の目的は、物事をスムーズに稼働させ、エネルギーを節約する方法で高電圧の活動を処理することです。この記事では、AC回路基板の重要性、その部品、用途、およびこれらの基板を設計する重要な理由について説明します。さらに、適切なレイアウトと部品の選択が、電子デバイスの動作を改善し、安全にする方法についても議論します。 AC回路基板とは何か? AC回路基板はプリント回路基板(PCB)であり、正弦波波形で交流を動作させます。AC回路基板は電流の周期的な反転を処理できなければなりませんが、直流(DC)基板は一方向に流れる電流のみを処理できます。電圧変化を処理し、システムの整合性を維持するには、特別な設計要素が必要です。これらの基板は、電源、モーターコントローラー、照明システムなど、電力の変換と分配が重要な場所で非常に重要です。 AC回路基板は、ノイズ障害や熱損失を防ぎながら、電気が効率的に分配されることを保証します。これらの基板上に部品と配線を慎重に配置することで、ACシステム......