信頼性が重要なアプリケーション向けのベアPCB品質の謎を解く
2 min
- ベアPCBの本質を理解する
- 未実装基板の重要な生産品質指標
- ベアボードテストの重要な役割
- JLCPCBがゼロ欠陥ベアPCB製造を保証する方法
- ベアPCBに関するFAQ
- 結論
重要なポイント
- 早期の欠陥発見:ベアボード段階で欠陥を発見すれば、PCBのみのコストで済み、後の部品の無駄や手直しを避けられます。
- ユニバーサル基板のリスク:ゼロPCBには基準面やスルーホールメッキがなく、10~20 MHz以上で信号ノイズが発生し、パッドが剥離します。
- 重要な材料仕様:信頼性はホールバレルの銅厚(20~25 µm)、Tg、Td、CTI定格が使用環境に適合しているかに依存します。
- 表面処理と保管期限:HASLとENIGは約12ヶ月、OSPと無電解銀/スズは約6ヶ月で期限切れとなります。
- 完全な検査:AOIは目に見える形状欠陥を発見し、ネットリスト駆動の電気テストは実際の回路接続を検証します。
ベアPCBは、製造上の欠陥が高額な組立不良になる前に発見できる最後の機会です。この段階で小さな欠陥を修正すれば、基板のコストだけで済むかもしれません。部品がはんだ付けされた後では、同じ欠陥が部品を無駄にし、手直しを要求し、製造を遅延させる可能性があります。したがって、この最終製造チェックポイントは、部品実装が始まる前に注意深く確認する価値があります。銅厚、積層板の特性、表面処理、電気テストが、完成した基板が正しく組み立てられ、その耐用年数を通じて動作し続けるかどうかを決定します。
このガイドでは、以下を学びます:
- ベアPCBとは何か、製造と組立の間のどこに位置するか
- ゼロPCBが代替品とならない理由と、どこで機能しなくなるか
- 銅厚、積層板のTg、Td、CTIを確認できる数値で
- 表面処理の厚さと保管期限を、処理ごとに
- ベアボードテストが目では見えないオープンとショートをどう発見するか
- AOIが捉えるもの、電気テストが捉えるもの、そしてどちらも捉えないもの
ベアPCBの本質を理解する
交通が到着する前に道路と交差点が完成した都市を想像してください。ベアPCBも似ています。銅配線、穴、保護コーティングは完成していますが、まだ部品が電流を運んでいません。組立がそれらの部品を追加し、設計された回路を活性化します。
ベアPCBとは何か、製品開発のどこに位置するか?
ベアPCBは、組立が部品を追加する前の完成した基板です。工場はすでに導電路と保護層を構築しており、あなたまたは組立ラインが後で部品を供給します。

一枚を分解すると、6つの層の作業が見つかります:
- 基板、通常FR-4、ガラス織布をエポキシに浸し、硬化させたもの
- エッチングされた銅、外面および埋め込まれた内層に
- メッキスルーホール、信号を表裏に運ぶ銅バレル
- ソルダーマスクは、パッド以外にはんだが付かないようにするコーティング
- シルクスクリーン、白いレジェンド印刷の設計atorと極性マーク
- 表面処理、露出した銅の上の薄い保護コーティング
この引き渡しが製造の終わりと組立の始まりを示し、最後の安価なチェックポイントとなります。2層のベアボードは2ドルで済むことがあります。
ベアボード vs. ゼロPCB:ユニバーサル基板プロトタイピングを超えて
ゼロPCBはあなたの設計の空白版ではありません。設計が全く入っていない汎用基板です:2.54 mm(100 mil)ピッチの孤立した穴のグリッドで、それぞれが銅パッドで囲まれています。パーフボードまたはドットマトリックスボードとも呼ばれます。

3つの要素が欠けており、それぞれが実用的な問題を引き起こします:
- メッキスルーホールなし:銅箔はパッドの片面にのみ接着されています。このプロセスを数回繰り返すと、接着剤が軟化し、パッドが部品と一緒に剥がれる可能性があります。
- ソルダーマスクまたはシルクスクリーンなし:パッドは剥き出しで、近接した接合部がブリッジしやすくなります。マーキングがないため、部品や穴の識別ができません。
- 銅接続なし:すべての接続はワイヤで行う必要があり、ワイヤには独自の抵抗、インダクタンスなどがあります。
正確な数値を見てみましょう:例えば、50 mm(2インチ)の30 AWGワイヤは約60 nHのインダクタンスを持ちます。このインダクタンスは、2 nsで電流が20 mA変化すると、電源レールに約0.6 Vのノイズを発生させる可能性があります。これは3.3 V基板のロジックマージンにとって大きな打撃です。PCBトレースがグランドプレーン上に配置されている場合、インダクタンスは約15~25 nHに低減され、電源プレーンはさらにインダクタンスを1 nH以下に低減できます。
したがって、ゼロPCBは4つのポイントで実行不可能になります:
- およそ10~20 MHz以上、基準面がなく、制御インピーダンスもない場合。
- 1.27 mm(50 mil)ピッチ以下、グリッドが2.54 mm(100 mil)に固定されているため。
- 1~2アンペア以上、電流が銅ベタではなく手はんだ接合部を通る場合。
- 1台を超える場合、それぞれに数時間かかり、同じものが2つとできないため。
ストリップボード、またはベロボードはその中間に位置します。連続した銅ストリップが一部の配線を排除しますが、メッキ穴、マスク、プレーンは依然としてありません。当社の PCB設計ルールガイドをご覧ください。
未実装基板の重要な生産品質指標
外観だけではベアボードの品質を確認できません。2枚の基板は同じに見えても、銅厚、樹脂品質、コーティング厚が2倍異なることがあり、それぞれの違いが通常使用中の信頼性を変えます。
基板の完全性、銅厚、層間密着性
最も誤読されやすい数値である銅厚から始めましょう。1オンスは1平方フィートに広がる1オンスの銅を意味し、厚さは35ミクロン(1.4 mil)です。0.5オンスは17.5ミクロン(0.7 mil)、2オンスは70ミクロン(2.8 mil)です。外層では、工場はより薄い箔から始めてメッキで厚くするため、「外層1 oz」は開始厚ではなく完成厚です。確認すべき数値は穴の中の銅です:IPC-6012はクラス2でメッキバレル内の平均20ミクロン(0.8 mil)、クラス3で25ミクロン(1 mil)を要求しています。

3つの積層板数値が基板が何に耐えるかを示します:
- Tg、ガラス転移温度:これを超えると樹脂が軟化し、基板厚方向に数倍速く膨張し、バレルを引き離します。標準FR-4は130~140℃、高Tgは170~180℃です。最も高温の使用温度を20~30℃下に保ち、PCBのTgの選び方をご覧ください。
- Td、分解温度は、樹脂が質量の5%を失う温度です。鉛フリーリフローは245~260℃付近でピークになるため、2~3回のパスに直面する基板ではTd 340℃以上を要求してください。
- CTI、比較トラッキング指数:汚染水50滴に対して表面が耐え、炭化トラックが焼き付く前の電圧です。標準FR-4は175~250 V付近、高CTIグレードは600 Vに達するため、低CTIでは電源回路でより広い沿面距離が必要になります。
層間密着性はIPC-A-600が機能する場所です。メズリングは樹脂がガラス織布から離れた白い斑点、クレイジングは同じものが線状につながったもの、層間剥離はブリスターとして見える完全な分離です。3つとも導体間のギャップをどれだけ埋めるかで判断されます。Tgは基板が使用中に何に耐えるかを示し、Tdはオーブンで何に耐えるかを示します。
はんだ付け性と保護表面コーティングの均一性
露出した銅はすぐに酸化し始め、はんだ は酸化物を確実に濡らしません。表面処理は酸素を遮断することで各パッドを保護します。厚さと、同様に重要なパネル全体の被覆の均一性で判断します。
| 表面処理 | 典型的なコーティング厚 | 保管期限 | 薄いまたは不均一なコーティングの見え方 |
|---|---|---|---|
| HASL、鉛入りおよび鉛フリー | 鉛入り2.5~7.5ミクロン、鉛フリー1.25~2.5ミクロン | 約12ヶ月 | ドーム状のパッドで、ファインピッチ部品が平らに載らず揺れる |
| ENIG | ニッケル3~6ミクロン(120~240マイクロインチ)、金0.05~0.125ミクロン(2~5マイクロインチ) | 12ヶ月以上 | 薄い金のピンホールで下のニッケルが酸化する |
| OSP | 約0.2~0.5ミクロン(8~20マイクロインチ) | 約6ヶ月 | 目に見えない膜なので、失敗はくすんだまたはピンクがかった銅として現れる |
| 無電解銀 | 0.12~0.4ミクロン(5~16マイクロインチ) | 約6ヶ月 | 黄色または茶色の変色、基板エッジ付近で最悪 |
| 無電解スズ | 最低1.0ミクロン(40マイクロインチ)、通常1.15~1.3 | 約6ヶ月 | 銅-スズ金属間化合物が自由スズを消費した鈍い灰色 |
約0.125 µm(5マイクロインチ)より厚い金は、実際には利点ではなく警告サインとなり得ます。金が多すぎるとはんだ接合部が脆くなり、メッキプロセスが下のニッケルを侵すこともあります。

厚さだけでは不十分で、被覆も均一でなければなりません。パネル全体のパッド、特にエッジと中央を確認してください。中央で4 µmだがエッジで1 µmしかない表面処理は、平均値では合格しても、はんだペースト印刷とリフロー中に組立不良を引き起こす可能性があります。
ベアボードテストの重要な役割
ベアボードテストは通過する最も安価な品質ゲートです。ここで発見された欠陥は基板のコストで済みます。組立後に発見されると、基板、部品、配置時間、スケジュールの枠を消費します。
部品配置前のオープンとショートの排除
ベアボードテストはすべての設計ネットを2つの補完的な方法でチェックします。導通は意図された接続が存在することを確認します。絶縁は別々の導体が電気的に分離されたままであることを確認します。合わせて、隠れたオープンとショートを露呈します。
これらの故障は少数の原因から生じ、ほとんどは目に見えません:
- 過エッチングによる銅のスライバー、決して交わってはならない2つのトレースをブリッジする。
- エッチレジストの傷、トレースを薄くしてオープンさせる。
- メッキビアバレル内のボイド、穴の中の銅管が連続していない。
- ドリルブレイクアウト、ドリルがパッドの外にそれた。
- 内層の位置ずれ、埋め込まれた層がドリル穴に対してずれる。
欠陥を発見するコストは、下流の各段階でおよそ10倍になり、ベアボードは最も早い段階です。ここで失敗した基板は廃棄されます。最終テストで見つかった同じ基板は、部品と納期を一緒に持っていきます。
電気導通テスト:フライングプローブ vs. 自動ベッド・オブ・ネイルズ
機械を選ぶ前に、重要な質問に答えてください:テスターはあなたの基板を判断するために何を基準にしますか?
正しい答えはIPC-D-356Aネットリストです。CADツールがGerberと一緒にエクスポートするテキストファイルです。すべてのネットに名前を付け、その上のすべてのパッドの位置、層、穴サイズ、アクセスを提供します。これを送れば、ショップはあなたの銅をあなたの回路図に対してテストします。Gerberだけを送ると、ショップは代わりにアートワークからネットリストを抽出し、エッチングとドリルの欠陥は発見できますが、アートワークが間違っていたことは決してわかりません。古い代替手段はゴールデンボードからの自己学習です:既知の良品の初品をテスターに通し、その接続を基準として保存します。罠は明らかです。ゴールデンボードに欠陥があれば、その後のすべての基板がその欠陥に一致して合格します。

専用治具は、1つの特定の基板上の各テストポイントに個別のスプリングプローブを使用します。ユニバーサルグリッド治具は、通常2.54 mm(100 mil)から約0.64 mm(25 mil)ピッチの固定プローブベッドを使用します。ドリル加工されたプレートから作られたトランスレータが、各プローブをPCB上の実際のパッドに導きます。主な違いは柔軟性です。ユニバーサル治具では、基板ごとにトランスレータプレートだけを変更します。どちらのタイプも、同じPCBが生産で繰り返しテストされる場合に理にかなっています。
電気テストでは見えないもの:
- 今日は導通するが8ミクロン(0.3 mil)厚でリフローで亀裂が入るバレル
- 描画幅の60%に細くなったトレース、導通に合格しても高温で動作する
- パッド上に位置ずれしたソルダーマスク、またはパッド上に印刷されたシルクスクリーンインク
- 酸化または汚染、はんだが実際に濡れるかどうかについては何もわからない
- 制御インピーダンス、基板厚、反り、外形寸法
JLCPCBがゼロ欠陥ベアPCB製造を保証する方法
AOIと電気テストは異なるベアボード欠陥を捉えます。自動光学検査は物理的形状をチェックし、電気テストは接続性をチェックします。どちらかを省略すると、部品実装が始まるまで失敗のクラス全体が隠されたままになります。
高精度CNC加工と自動光学検査(AOI)
ドリル精度が下流のすべてを可能にします。ドリル精度があれば下流のすべてが可能です。JLCPCBは2層以上の基板で0.15mm(6mil)径の穴をドリルでき、最小完成ビアは0.25mm(10mil)で、1 oz銅厚で穴のアニュラーリングに最低0.20mm(8mil)を要求し、0.25mm(10mil)を推奨しています。穴がドリルされた後に残る銅のカラーがアニュラーリングです。位置合わせはパネル全体で数十ミクロンずれることがあり、0.05 mm(2 mil)で作られたリングは片側で消える可能性があり、接続はスライバーに依存します。

AOI、つまり自動光学検査は、エッチングされた銅を撮影し、各層のピクセル単位の比較を使用してすべての画像をCAMデータと比較します。目に見える形状を持つ欠陥を捉えます:スライバー、ニック、ピンホール、銅の欠落、間隔違反、パッド上にずれたソルダーマスク。JLCPCBはパターンメッキ後にAOIを実行し、ラミネーション前に内層をチェックします。これは埋め込まれた欠陥がまだアクセス可能な最後の段階です。
| ベアボード欠陥 | AOIで発見 | 電気テストで発見 | 出荷された場合のコスト |
|---|---|---|---|
| 2つのネットをブリッジする銅スライバー | はい | はい | 電源を入れた瞬間に死ぬ基板 |
| 描画幅の60%に細くなったトレース | はい | いいえ | 高温で動作し、数ヶ月後に現場でオープンする |
| メッキビアバレル内のボイド | いいえ | はい | 誰も特定できない間欠的なオープン |
| パッドの一部を覆うソルダーマスク | はい | いいえ | はんだ付けできないオープン接合部 |
| 酸化または汚染された表面処理 | いいえ | いいえ | リフロー時にパネル全体で非濡れ |
エンタープライズグレードの信頼性のための100%無料ベアボードテスト
JLCPCBは、出荷前にすべての基板が100% AOIと電気テストを受け、別途製造費用がかからないと述べています。テストはフライングプローブまたはベッド・オブ・ネイルズ治具のいずれかを使用します。両方のチェックはオプションのライン項目として提供されるのではなく、含まれています。2ドル基板の5枚注文では、テスト費用が総額の大部分を占めることがあり、購入者はそれを断る誘惑にかられます。テストされていない基板は、決して故障していなかった回路をプローブするのに丸一日を消費する可能性があります。
残りの仕様をあなたの設計と直接照合してください。JLCPCBはNan Ya、KB、ShengyiなどのサプライヤーからのGrade A積層板で1~32層をリストしています。トレースとスペースは1 oz銅で0.10 / 0.10 mm(4 / 4 mil)から始まります。基板厚は0.4~4.5 mm(16~177 mil)で、1.0 mm以上ではプラスマイナス10%の公差があります。表面処理の選択肢にはHASL、鉛フリーHASL、ENIG、OSPがあり、6層およびRFビルドにはENIGが必須です。
設計を完成したベアPCBに変える準備はできましたか?
GerberとIPC-D-356ネットリストを一緒に JLCPCBインスタント見積ページにアップロードして、基板がアートワークではなく回路図に対してテストされるようにしてください。組み立ても行う場合は、フットプリントを確定する前に JLCPCB部品ライブラリ を確認し、ベアボード品質管理とテストのガイドが完全な検査チェーンをカバーしています。
具体的には、クラス3は基板を良くするチェックボックスではありません。クラス2に対して、アニュラーリングブレイクアウトを完全に排除しますが、クラス2はティアドロップの後ろで最大90度を許容します。バレル銅の平均を20ミクロン(0.8 mil)から25ミクロン(1 mil)に、表面パッドへの銅ラップを5ミクロン(0.2 mil)から12ミクロン(0.47 mil)に引き上げます。3つともコストと歩留まりがかかるため、ダウンタイムが許容できない場合にクラス3を要求し、デフォルトでは要求しないでください。
PCBのアイデアを実現する準備はできましたか?
信頼できる業界リーダーの専門的な製造、組立、部品サービスで、設計を動作するハードウェアに変えましょう。
ファイルをアップロードし、オプションを選択して、テスト準備完了、出荷準備完了、スケール準備完了の基板を手に入れましょう。今すぐ見積もりを取得 >
ベアPCBに関するFAQ
Q: ベアPCBとは何ですか?
ベアPCBは、部品がはんだ付けされていない完成した回路基板です。基板、エッチングされた銅、メッキ穴、ソルダーマスク、シルクスクリーン、表面処理があり、それ以外は何もありません。
Q: ベアボードはゼロPCBと同じものですか?
いいえ。ベアボードはエッチングされた銅にあなたの特定の設計を担っています。ゼロPCBは、パーフボードとも呼ばれ、2.54 mm(100 mil)ピッチの孤立した穴の汎用グリッドで、回路がなく、メッキ穴もありません。
Q: ベアボードテストは追加費用がかかりますか?
JLCPCBではかかりません。すべての基板が出荷前にフライングプローブまたはベッド・オブ・ネイルズによる100% AOIと電気テストを受けます。一部のサプライヤーは料金を請求するので、見積もりを比較する前に確認してください。
Q: ベアPCBを組み立てる前にどのくらい保管できますか?
表面処理によります。HASLとENIGは通常約12ヶ月持ちますが、OSP、無電解銀、無電解スズは通常約6ヶ月とされています。乾燥剤と一緒に密封して保管し、メーカーの日付から数えてください。
Q: 基板がAOIと電気テストに合格したら、良品であることが保証されますか?
いいえ。AOIは形状のある欠陥を発見し、電気テストは抵抗のある欠陥を発見します。どちらも酸化、汚染、保管期限を過ぎた表面処理を検出しないため、保管と取り扱いが依然として重要です。
結論
ベアPCBはビルドの中で最も単純な部分に見えるため、購入時には価格が支配的になることがよくあります。しかし、納品された基板はバレル銅、積層板Td、表面処理の均一性においてあなたの仕様と異なる可能性があります。これらの違いは作業台越しには明らかではありませんが、それぞれが基板の寿命を短くする可能性があります。
ベアボードの品質は、確認できる証拠で判断してください:銅厚、バレルメッキクラス、積層板Tg、Td、CTI、表面処理厚、製造日、提供されたネットリストに対する電気テストの確認。そのネットリストをGerberと一緒に送ってください。設計した日ではなく、組み立てる日に合わせて表面処理を選んでください。このタイミングが保管中の濡れ性を保護します。これにより、欠陥がまだ2ドルで済む段階でベアボードテストを維持できます。

学び続ける
よく使われる電子部品トップ10ガイド
電子部品は電子技術の基本的な要素であり、電子回路の不可欠な構成要素として機能します。技術とその応用が急速に進歩するにつれて、設計プロセスで使用される部品の数は日々増加しています。電子エンジニアや愛好家にとって、一般的に使用される電子部品の特性と応用を習得することは極めて重要です。本記事では、エンジニアがよく使用する電子部品トップ10を紹介し、適切な部品の選び方についてのガイダンスを提供します。 抵抗器 回路で最も一般的に使用される部品です。電流制限部品です。抵抗器は電流に対して抵抗作用を持ちます。抵抗器の抵抗値を変更することで、接続されたブランチに流れる電流を制御でき、それによって電子機器内のさまざまな部品が定格電流で安定して動作することを保証します。一般的な抵抗器には、サーミスタ、バリスタ、分圧抵抗器、カラーリング抵抗器、電力抵抗器、フォトレジスタなどがあります。抵抗器は通常、回路図では記号(ギザギザの線)で表されるか、文字Rで標識され、抵抗値はオーム(Ω)で測定されます。 コンデンサ 電子工学において、コンデンサは特定の電圧下で電荷を蓄積します。この蓄積能力は静電容量と呼ばれ、Cで表され、単位......
基本的なブリッジ回路
重要なポイント 基本原理:ブリッジ回路(ホイートストンブリッジ、ケルビンブリッジ、Hブリッジなど)は、高精度の測定と電力制御を可能にします。 アプリケーション:センサ信号調整、AC/DC整流器、モータドライバに不可欠です。 JLCPCB最適化:JLCPCBの3/3 milトレース、4層スタックアップ、High-TG FR-4で回路の安定性を最大化します。 ブリッジ回路は入力電圧を2つの経路に分割し、異なるブランチ間の電圧を比較して出力を提供します。これらの回路は、電気的特性の比較、平衡、または測定における精度と汎用性の高さから広く評価されています。これらの回路は、センシング、キャリブレーション、さらにはフィルタリングにも応用されています。測定用途に応じて、4つの抵抗性、容量性、または誘導性素子を四辺形(ブリッジ状)構造に配置した組み合わせで構成されています。ブリッジ回路はH字型またはダイヤモンド型の回路図で描かれることがありますが、ダイヤモンド構成の方がより一般的です。 ブリッジ回路に電力を供給する電圧源は励起源と呼ばれます。この電源は、ブリッジ回路の用途に応じてDCまたはACの場合があります。1......
回路基板設計の進化
JLCPCBのブログへようこそ。ここでは、PCB設計、製造、組み立ての魅力的な世界を深く掘り下げていきます。回路基板は、シンプルな単層設計から複雑で多用途な多層基板へと目覚ましい進化を遂げてきました。本日は、回路基板設計の進化の旅を詳しく見ていき、シンプルな単層基板から複雑で多用途な多層基板への変革をたどります。回路基板設計の進化を推進してきた歴史、利点、進歩を一緒に探求しましょう。 謙虚な始まりから: 回路基板は誕生以来、長い道のりを歩んできました。初期の頃は、単層基板が一般的でした。これらの基板は、通常銅である導電性材料の単一層を絶縁基板にラミネートしたものでした。部品は基板の片面にはんだ付けされ、もう片面のトレースが必要な相互接続を提供しました。基本的な電子機器には効果的でしたが、単層基板には限界がありました。 単層基板は、部品点数が少なく要求の厳しくないよりシンプルな電子デバイスに適していました。しかし、技術が進歩し、より複雑な電子システムへの需要が高まるにつれて、より高い接続性と機能性へのニーズが多層基板の開発につながりました。 多層基板の登場: 多層基板はPCB設計の分野に革命をもたら......
現代のエレクトロニクスにおける2層PCBの役割
はじめに 2層PCB基板は、消費者向けデバイスから産業機械まで、変化し続けるエレクトロニクスの世界において、幅広い製品の基本的な部品となっています。2層PCBは両面PCBとも呼ばれ、基板の両面を使用することで、回路設計者が小さな面積により多くの機能を詰め込むことを可能にします。この設計上の改善は、コスト効率を維持しながら、高性能回路を実現する上で重要な役割を果たしています。本記事では、2層PCB基板とは何か、その利点、一般的な用途、および設計と製造のベストプラクティスについて説明します。 2層PCB基板とは何か? 両面PCB、つまり2層PCBは、上面と下面の2つの導電性銅層で構成されています。単層PCBよりも両面に部品と導電性トレースを配置できるため、複雑な回路設計が可能になります。この基板は、中程度の複雑さを必要とするが、多層基板の高コストと複雑さを必要としないアプリケーションに最適です。層間で信号を伝送することができ、それによって2つの層のトレースを接続します。 2層PCB基板の構造 2層PCBは、それぞれ特定の用途を持つ複数の層が積み重ねられて構築されています: 基板(基材): これは基板の......
プリント基板の起源:時を遡る
プリント基板(PCB)は、多くの画期的な発明と同様に、歴史的な進歩の基盤の上に築かれました。140年以上前、1880年から1900年の間に、電気の普及が日常生活を一変させ、従来の燃料に取って代わり、家庭に電力を供給しました。この時期の電磁気学とモーター関連の主要な革新が、PCBと電子機器製造におけるその役割の基礎を築きました。詳細についてはPCB製造については、PCB製造プロセスに関する最新の記事をご覧ください。この時代の注目すべき発明には以下が含まれます: トーマス・エジソン:白熱電球(1879年) ニコラ・テスラ:モーター(1888年)と交流電源(1895年) アレクサンダー・グラハム・ベル:電話(1876年) コダック:最初のカメラ(1884年) ハーマン・ホレリス:集計機(1890年)、IBMにつながる PCBはその後登場しましたが、その発展はこの変革の時代の技術的進歩に大きく負っています。現代の形のPCBは1960年代から存在しており、電卓、キャッシュレジスター、その他の電気回路を備えた簡単なデバイスの部品として使用されていました。 初期の始まり:PCB以前の時代 PCB以前は、電子回路......
電子システムにおけるAC回路基板の重要性
AC回路基板は、現代の電気システムにおいて重要な部分です。多くのコンピュータデバイスにおいて、交流(AC)を制御し分配します。これらの基板の目的は、物事をスムーズに稼働させ、エネルギーを節約する方法で高電圧の活動を処理することです。この記事では、AC回路基板の重要性、その部品、用途、およびこれらの基板を設計する重要な理由について説明します。さらに、適切なレイアウトと部品の選択が、電子デバイスの動作を改善し、安全にする方法についても議論します。 AC回路基板とは何か? AC回路基板はプリント回路基板(PCB)であり、正弦波波形で交流を動作させます。AC回路基板は電流の周期的な反転を処理できなければなりませんが、直流(DC)基板は一方向に流れる電流のみを処理できます。電圧変化を処理し、システムの整合性を維持するには、特別な設計要素が必要です。これらの基板は、電源、モーターコントローラー、照明システムなど、電力の変換と分配が重要な場所で非常に重要です。 AC回路基板は、ノイズ障害や熱損失を防ぎながら、電気が効率的に分配されることを保証します。これらの基板上に部品と配線を慎重に配置することで、ACシステム......