PCB-Bauteile & Beschaffungsleitfaden
Bauteile und Beschaffung.Artikel über PCB-Bauteiltypen, SMD-Gehäuse, Bauteilauswahl, Beschaffungsstrategien, Verfügbarkeitsrisiken und Stabilität der Stückliste in der Elektronikfertigung.
Ausgewählte Beiträge
Bauteile & Beschaffung
Leitfaden zu den zehn am häufigsten verwendeten elektronischen Bauteilen
Elektronische Bauteile sind grundlegende Elemente der Elektroniktechnologie und dienen als wesentliche Bausteine elektronischer Schaltungen. Mit der rasanten Entwicklung der Elektroniktechnologie und ihrer Anwendungsgebiete nimmt die Anzahl der im Designprozess verwendeten Bauteile täglich zu. Für Elektronikingenieure oder Enthusiasten ist es entscheidend, die Eigenschaften und Anwendungen der gängigsten elektronischen Bauteile zu beherrschen. Dieser Artikel stellt die zehn am häufigsten von Ingenieur......
Oct 24, 2025
Neueste Beiträge
Bauteile & Beschaffung
Was ist ein 100nF-Kondensator und wie wählt man den richtigen aus
Die wichtigsten Erkenntnisse Wert: Ein 100nF-Kondensator hat eine Nennkapazität von 0,1 µF bzw. 100.000 pF, und alle drei Bezeichnungen beschreiben denselben Bauteilwert. Kennzeichnung: Viele bedrahtete Keramik- und Folienkondensatoren verwenden den dreistelligen Code 104, während die meisten SMD-MLCCs unbeschriftet sind. Hauptverwendung: Seine häufigste Funktion ist die lokale Entkopplung an einem IC-Stromversorgungspin, wo er schnelle Transientenströme liefert und hochfrequentes Rauschen gegen Masse......
Oct 16, 2026
Bauteile & Beschaffung
Was ist System-in-Package? Architektur, Vorteile und Anwendungen in der modernen Elektronik
System in Package (SiP) ist ein Ansatz der Halbleitergehäusetechnik, der mehrere ICs, passive Bauelemente und Verbindungsleitungen in einem einzigen Gehäuse vereint und so ein vollständiges funktionales Teilsystem in der Grundfläche einer einzigen Komponente bereitstellt. SiP ist zu einer grundlegenden Technologie in Smartphones, drahtlosen Modulen, Wearables und IoT-Geräten geworden. Es ermöglicht Ingenieuren, einen Prozessor, Speicher, HF-Schaltungen und Leistungsverwaltung in einer kompakten, vorge......
Aug 11, 2026
Bauteile & Beschaffung
Vollständiger Leitfaden für SMD-Induktivitäten: Abmessungen, Gehäuse und Tipps für das PCB-Design
Die Größe von SMD-Induktivitäten beeinflusst weit mehr als nur den Platz auf der Leiterplatte. Die Gehäuseabmessungen wirken sich direkt auf die Strombelastbarkeit, das Sättigungsverhalten, den DCR und die EMV-Eigenschaften aus. Die Wahl des falschen Gehäuses kann einen kostspieligen Platinen-Neudesign bedeuten, nicht nur Ineffizienz. Eine Herausforderung besteht darin, dass SMD-Induktivitätsgehäusegrößen mehrere Benennungskonventionen verwenden und die grundlegende Unterscheidung zwischen HF-Chip-Ind......
Aug 07, 2026
Bauteile & Beschaffung
Leitfaden zu Diodentypen: So wählen Sie die richtige Diode für PCB- und Produktdesign
Die moderne Elektronik ist auf hochspezialisierte Diodentypen für die Leistungsumwandlung, den ESD-Schutz, die Signaldetektion und das Hochfrequenzschalten angewiesen. Die Wahl der falschen Diode reduziert nicht nur die Effizienz, sondern erzeugt auch überschüssige Wärme, führt zu Schaltverlusten und kann empfindliche Schaltungen bei Spannungsspitzen sogar beschädigen. Die Wahl der richtigen Komponente gewährleistet eine zuverlässige Platine, ob Sie nun einen Prototyp verdrahten oder auf die Kleinseri......
Aug 07, 2026
Bauteile & Beschaffung
Vollständiger Leitfaden für SMD-Diodengehäusegrößen: Gehäuseabmessungen, Diagramme und Auswahltipps
Die Wahl des falschen SMD-Diodengehäuses fällt meist erst spät auf, entweder während des Layouts, wenn die Footprints nicht übereinstimmen, oder während des Tests, wenn die Sperrschichttemperatur über die sicheren Grenzen steigt. Die Gehäusegröße bestimmt, wie viel Strom eine Diode führen kann, wie effizient sie Wärme abführt und ob Ihre Bestückungslinie sie zuverlässig löten kann. Dieser Leitfaden beschreibt die gängigen SMD-Diodengehäusefamilien (SMA, SMB, SMC, SOD-123, SOD-323, SOD-523 und SOD-923)......
Aug 05, 2026
Bauteile & Beschaffung
LED-Größen erklärt: Vollständige LED-Größentabelle, Typen, Abmessungen und Anwendungen
LEDs gibt es in verschiedenen Gehäusetypen, und die Wahl der falschen LED-Größe beeinflusst Helligkeit, PCB-Fläche, thermische Leistung und Montageverfahren. Ob Sie eine Anzeige-LED auf einem Breadboard platzieren, eine LED-Streifen-Platine entwerfen oder ein COB-Modul für einen Spot spezifizieren – die Größe ist die erste Entscheidung, die richtig getroffen werden muss. Dieser Leitfaden behandelt alle wichtigen LED-Größenkategorien, Durchsteck-Bauformen, SMD-Gehäusecodes, COB-Modulgrößen und den Unte......
Aug 05, 2026
Bauteile & Beschaffung
Der ultimative Leitfaden zu SMD-Transistorgehäusen: Größen, Footprints, thermische Leistung & Auswahl
Die Wahl des falschen Transistorgehäuses, thermische Begrenzungen oder eine übermäßige PCB-Fläche werden schnell zum Problem. SMD-Transistorgehäuse reichen von kompakten SC-70- und SOT-523-Bauelementen bis hin zu deutlich größeren DPAK- und D2PAK-Leistungsgehäusen, die jeweils für unterschiedliche Strom-, Wärme- und Montageanforderungen optimiert sind. Dieser Leitfaden vergleicht gängige SMD-Transistorgehäusegrößen, einschließlich SOT-23, SOT-89, SOT-223, SC-70, DPAK und D2PAK. Sie finden Nennmaße, Fo......
Aug 05, 2026
Bauteile & Beschaffung
Arduino vs. Raspberry Pi: Welches sollten Sie tatsächlich für Ihr Projekt verwenden?
Hinweis Kurze Antwort: Wählen Sie Arduino für Robotiksteuerung, Sensoren, energiearme Konstruktionen und direkte Hardware-Interaktion auf Hardware-Ebene, bei denen präzise Regelkreise wichtig sind. Wählen Sie Raspberry Pi für KI-Inferenz, Linux-Anwendungen, Multimedia, Netzwerke und alles, was ein vollständiges Betriebssystem benötigt. Wenn Sie nach "Arduino vs. Raspberry Pi" gesucht haben, haben Sie wahrscheinlich ein Dutzend Artikel gefunden, die Spezifikationen nebeneinander auflisten, ohne zu sage......
Aug 04, 2026
Bauteile & Beschaffung
Ein Anfängerleitfaden zu STM32 vs ESP32: Wichtige Unterschiede und beste Anwendungen
STM32 vs ESP32 ist der am häufigsten gestellte Mikrocontroller-Vergleich auf r/embedded – aus gutem Grund: Auf dem Papier wirken sie austauschbar, lösen aber völlig unterschiedliche technische Probleme. STM32 ist eine industrietaugliche MCU-Familie, die auf ARM Cortex-M-Kernen und Präzisionsperipherie basiert. ESP32 ist ein auf Konnektivität ausgerichtetes SoC, das rund um WLAN, Bluetooth und IoT-Funktionen von Haus aus entwickelt wurde. Dieser Leitfaden zeigt anhand von Datenblattwerten, Kompromissen......
Jul 21, 2026
Bauteile & Beschaffung
Wie Ingenieure die Spannungsfestigkeit von Kondensatoren für PCB-Schaltungen auswählen
Die Wahl der Spannungsfestigkeit eines Kondensators mag auf einem Schaltplan trivial erscheinen, aber sie beeinflusst maßgeblich die Zuverlässigkeit, die Baugröße und die BOM-Kosten. Wählt man sie zu niedrig, fällt der Kondensator aus. Wählt man sie unbedacht zu hoch, verschwendet man Platz und (bei MLCCs) verliert man möglicherweise Kapazität, von der man gar nicht wusste, dass man sie hatte. Die Abwägung dieser Faktoren ist entscheidend für eine erfolgreiche Hardware-Entwicklung. In diesem Leitfaden......
Jul 20, 2026
Bauteile & Beschaffung
Zener-Diode vs. Schottky-Diode: Welche sollten Sie verwenden?
Zener-Diode vs. Schottky-Diode: Welche sollten Sie verwenden? Zener- und Schottky-Dioden mögen in ihren physischen oberflächenmontierten Gehäusen identisch aussehen, aber sie erfüllen im elektronischen Design völlig unterschiedliche Zwecke. Eine Zener-Diode ist speziell dafür ausgelegt, in ihrem reversen Durchbruchbereich für Spannungsregelung und Überspannungsschutz zu arbeiten. Umgekehrt ist eine Schottky-Diode für einen niedrigen Durchlassspannungsabfall und schnelles Schalten im Durchlassbereich o......
Jul 14, 2026
Bauteile & Beschaffung
Was ist ein System-on-a-Chip (SoC)? Ein vollständiger Leitfaden für PCB-Designer
Nahezu jedes elektronische Gerät, mit dem Sie heute interagieren – von Smartphones und IoT-Sensoren bis hin zu industriellen Steuerungen und KI-Edge-Systemen – wird von einem System-on-a-Chip (SoC) angetrieben. Durch die Integration von Prozessoren, Speichercontrollern, Kommunikationsschnittstellen und spezialisierten Beschleunigern auf einem einzigen Siliziumchip liefern SoCs die Leistung, Energieeffizienz und kompakte Bauform, die moderne Elektronik erfordert. Ob Sie einen Prozessor für ein Embedded......
Jul 10, 2026
Bauteile & Beschaffung
STM32 vs ESP32: Ein tiefer technischer Vergleich für Embedded- und IoT-Design
Die Wahl zwischen STM32 und ESP32 ist nicht nur eine Frage des Preises. Viele Ingenieure beginnen mit dem gleichen Zweifel: Wenn der ESP32 günstiger ist und bereits WLAN/Bluetooth hat, warum sollte dann jemand immer noch den STM32 wählen? Die wirkliche Antwort hängt davon ab, was Ihr Produkt leisten muss. Wenn Sie ein vernetztes Smart-Home-Gerät bauen, ist der ESP32 möglicherweise der schnellste und kostengünstigste Weg. Wenn Ihr Design jedoch deterministische Steuerung, präzise ADC-Abtastung, energie......
Jul 10, 2026
Bauteile & Beschaffung
Keramikkondensator-Typen erklärt: C0G, X7R, X5R und Y5V – So treffen Sie die richtige Auswahl
Zwei Keramikkondensatoren können denselben Kapazitätswert, dieselbe Spannungsfestigkeit und dieselbe Bauform haben, sich aber auf einer bestromten Platine völlig unterschiedlich verhalten. Der Grund dafür ist das Dielektrikum, nicht die Zahl auf dem Etikett. Die Arten von Keramikkondensatoren werden durch das Dielektrikum definiert, das in Codes wie C0G, X7R, X5R und Y5V erfasst wird. Dieser Leitfaden entschlüsselt diese Codes, vergleicht die Dielektrikumsklassen, erklärt die DC-Vorspannungs- und Alte......
Jul 06, 2026
Bauteile & Beschaffung
NPN- vs PNP-Transistor: Hauptunterschiede, Funktionsprinzipien und Anwendungen
Sowohl NPN- als auch PNP-Transistoren sind Bipolartransistoren (BJTs), die zum Schalten und Verstärken verwendet werden. Sie haben den gleichen Dreischichtaufbau, arbeiten jedoch mit entgegengesetzten Strom- und Spannungspolaritäten. Die Verwechslung der beiden ist eine häufige Ursache für Konstruktionsfehler, von einem Relais, das nie schaltet, bis zu einer High-Side-Last, die dauerhaft eingeschaltet bleibt. Dieser Leitfaden erläutert die Struktur, Symbole, das Schaltverhalten und die Auswahlkriterie......
Jul 06, 2026
Bauteile & Beschaffung
System-on-a-Chip vs. System-on-Module: Welches ist das Richtige für Ihr Produkt?
Ein System on a Chip (SoC) integriert Verarbeitungseinheiten, Speichercontroller und Peripherieschnittstellen in einer einzigen integrierten Schaltung (IC), während ein System on Module (SoM) ein SoC mit RAM, Speicher, Stromverwaltung und unterstützender Schaltung auf einer kompakten, vorvalidierten Leiterplatte kombiniert. Die Entscheidung zwischen diesen beiden Integrationspfaden ist eine der kritischsten strukturellen Entscheidungen im Embedded-Hardware-Engineering. Der optimale Pfad hängt von der ......
Jul 01, 2026
Bauteile & Beschaffung
Arten von Leistungsschaltern erklärt: MCB, MCCB, RCCB, RCBO, ACB, VCB und SF6-Leistungsschalter
Ein Leitungsschutzschalter unterbricht automatisch die Stromversorgung, wenn er Fehler wie Überlast oder Kurzschluss erkennt, schützt so Geräte und reduziert die Brandgefahr. Verschiedene Schutzschaltertypen sind für unterschiedliche Spannungsniveaus, Nennströme und Anwendungen ausgelegt, von Haushaltsverteilungen bis hin zu Hochspannungsumspannwerken. Dieser Leitfaden erklärt die gängigsten Typen – darunter MCB, MCCB, RCCB, RCBO, ACB, VCB und SF6-Schalter – und hilft Ihnen, den richtigen für Ihre Anw......
Jul 01, 2026
Bauteile & Beschaffung
Leitfaden zu den zehn am häufigsten verwendeten elektronischen Bauteilen
Elektronische Bauteile sind grundlegende Elemente der Elektroniktechnologie und dienen als wesentliche Bausteine elektronischer Schaltungen. Mit der rasanten Entwicklung der Elektroniktechnologie und ihrer Anwendungsgebiete nimmt die Anzahl der im Designprozess verwendeten Bauteile täglich zu. Für Elektronikingenieure oder Enthusiasten ist es entscheidend, die Eigenschaften und Anwendungen der gängigsten elektronischen Bauteile zu beherrschen. Dieser Artikel stellt die zehn am häufigsten von Ingenieur......
Oct 24, 2025
Bauteile & Beschaffung
Typen und Gehäuseformen von SMD-Elektronikbauteilen
Aufgrund der steigenden Komplexität von Schaltungen und weiterer Faktoren hat sich der Einsatz von SMD-Bauteilen erheblich ausgeweitet, da elektronische Geräte – wie wir alle wissen – immer kleiner werden. Heutzutage benötigen wir Alternativen, die bei kleinerer Bauform die gleiche Leistung bieten, anstatt Bauteile, die mehr Platz beanspruchen. Im Vergleich zu herkömmlichen Through-Hole-Bauteilen bieten SMD-Komponenten eine Reihe von Vorteilen. Dank ihrer feinen Anschlüsse zeigen sie ein besseres Verh......
Sep 01, 2025
- 1
- 2