Was ist System-in-Package? Architektur, Vorteile und Anwendungen in der modernen Elektronik
21 min
- Was ist System in Package (SiP)?
- Wie System in Package funktioniert
- Arten von System in Package
- Wichtige Komponenten in einem SiP
- System in Package vs. System on Chip
- Wichtige Vorteile von System in Package
- Herausforderungen von System in Package
- Anwendungen von System in Package
- System in Package im PCB-Design und bei der Bestückung
- Zukünftige Trends bei System in Package
- FAQ zu System in Package
- Fazit
System in Package (SiP) ist ein Ansatz der Halbleitergehäusetechnik, der mehrere ICs, passive Bauelemente und Verbindungsleitungen in einem einzigen Gehäuse vereint und so ein vollständiges funktionales Teilsystem in der Grundfläche einer einzigen Komponente bereitstellt.
SiP ist zu einer grundlegenden Technologie in Smartphones, drahtlosen Modulen, Wearables und IoT-Geräten geworden. Es ermöglicht Ingenieuren, einen Prozessor, Speicher, HF-Schaltungen und Leistungsverwaltung in einer kompakten, vorgeprüften Einheit zu integrieren, wodurch die Komplexität der Leiterplatte reduziert und die Markteinführungszeit verkürzt wird.
Dieser Leitfaden behandelt, wie SiP funktioniert, wie es im Vergleich zu System on Chip (SoC) abschneidet, welche Gehäusetypen es gibt und was Ingenieure beim PCB-Design und der Bestückung bei der Arbeit mit SiP-Modulen wissen müssen.
Was ist System in Package (SiP)?
Ein System in Package, ein gängiger fortschrittlicher Halbleitergehäuseansatz, der auch als SiP-Halbleitergehäuse bezeichnet wird, integriert mehrere Halbleiterchips und passive Bauelemente in einem einzigen Gehäuse, das als vollständiges Teilsystem fungiert. Im Gegensatz zu einem diskreten Bauelement, das eine einzige Aufgabe übernimmt, kann ein SiP-Modul ausführen, speichern, kommunizieren und Energie verwalten – alles innerhalb der Grenzen eines einzigen Gehäusekörpers.
Wichtiger Punkt: SiP ist eine Gehäusestrategie, keine Chip-Design-Methodik. Es bringt separat entwickelte Chips in einem Gehäuse zusammen, anstatt alles auf einem einzigen Die zu fertigen.
Ein typisches SiP kann jede Kombination der folgenden Komponenten enthalten:
- Prozessor oder Mikrocontroller (MCU/MPU)
- DRAM- oder Flash-Speicher
- HF-Transceiver oder Modem
- Passive Bauelemente wie Widerstände, Kondensatoren und Induktivitäten
- Leistungsverwaltungs-IC (PMIC)
- MEMS-Sensoren oder analoge Frontends
Da diese Komponenten mit kurzen Verbindungsleitungen gemeinsam verpackt sind, bietet SiP eine bessere Signalintegrität und geringere parasitäre Effekte im Vergleich zu einer Multi-Chip-Leiterplattenbestückung, die über eine größere Platinenfläche verteilt ist. Dies ist besonders bei HF- und Hochgeschwindigkeits-Digitaldesigns von Bedeutung, bei denen die Leiterbahnlänge die Leistung direkt beeinflusst.
Wie System in Package funktioniert
Um die SiP-Architektur zu verstehen, muss man betrachten, wie mehrere Dies physisch platziert, verbunden und innerhalb der Gehäusegrenzen verdrahtet werden.
Multi-Chip-Integration
In einem SiP werden mehrere Dies entweder nebeneinander auf einem gemeinsamen Substrat platziert oder mit fortschrittlichen Bonding-Techniken vertikal gestapelt. Jeder Die wird unabhängig gefertigt, oft von verschiedenen Foundries mit unterschiedlichen Prozessknoten, und dann auf Gehäuseebene montiert.
Dieser Ansatz wird als heterogene Integration bezeichnet. Da Chips nicht denselben Fertigungsprozess teilen müssen, können Ingenieure einen hochmodernen Prozessorknoten mit analoger Schaltungstechnik auf einem ausgereiften Knoten kombinieren oder Silizium mit Verbindungshalbleitern wie GaAs für HF-Anwendungen verbinden.
Verbindungstechnologien
Wie Dies innerhalb eines SiP kommunizieren, hängt vom Gehäusetyp und den Leistungsanforderungen ab. Übliche Verbindungsmethoden umfassen:
- Drahtbonden: Feine Gold- oder Kupferdrähte werden von den Die-Pads zu den Substratleiterbahnen geführt; kostengünstig und weit verbreitet
- Flip-Chip-Bonden: Der Die wird umgedreht, und Lötbumps verbinden direkt mit dem Substrat; kürzere Wege, bessere elektrische Leistung
- Durchkontaktierung durch Silizium (TSV): Vertikale elektrische Verbindungen, die durch den Die selbst geätzt werden; ermöglicht 3D-Stapelung mit minimaler Pfadlänge
- Umverteilungsschicht (RDL): Eine Dünnschicht-Verdrahtungsebene, die die Positionen der Die-Pads umleitet, um sie an das Substrat oder andere Die-Grundflächen anzupassen
Paketsubstrat und Verdrahtung
Das Substrat dient als strukturelles Rückgrat und elektrische Verdrahtungsebene eines SiP. Es führt Signalspuren zwischen den Dies, verwaltet die Stromversorgung und bietet einen Wärmeleitungspfad. Die Substratqualität wirkt sich direkt auf Signalintegrität, Stromversorgungsintegrität und EMV-Leistung aus, was bedeutet, dass Einschränkungen bei der Verdrahtung auf Substratebene eine der Hauptdesign-Herausforderungen bei komplexen SiP-Modulen darstellen.
Passive und aktive Komponenten im SiP
Über Halbleiter-Dies hinaus betten SiP-Module typischerweise passive Komponenten direkt in oder auf das Substrat ein. Eingebettete Kondensatoren reduzieren Versorgungsrauschen in der Nähe des Dies. Integrierte HF-Filter und Anpassungsnetzwerke minimieren den Abstimmungsaufwand auf Platinenebene. PMICs verwalten die Spannungsregelung innerhalb des Gehäuses und reduzieren die Anzahl externer Komponenten, die ein PCB-Designer handhaben muss.

Abbildung: Ein System-in-Package-Modul, das drahtgebondete und Flip-Chip-Dies neben passiven Komponenten auf einem mehrschichtigen Substrat mit BGA-Lötkugelausgang zeigt.
Arten von System in Package
SiP-Konfigurationen fallen in drei breite Kategorien, basierend darauf, wie die Dies räumlich angeordnet sind. Jede hat unterschiedliche Kompromisse bei Dichte, Kosten und thermischem Verhalten.
2D-SiP
Bei einem 2D-SiP werden alle Dies nebeneinander auf derselben Substratebene platziert. Dies ist die unkomplizierteste Konfiguration für Fertigung und Validierung. Signalpfade zwischen den Dies verlaufen lateral durch Substratleiterbahnen, was die parasitären Verbindungswerte beherrschbar hält.
2D-Gehäuse werden bevorzugt, wenn die Die-Anzahl gering ist, Kosten Priorität haben oder das Design heterogene Technologien umfasst, die nicht in einem vertikalen Stapel geteilt werden können. Sie bleiben die dominierende Konfiguration bei Bluetooth- und Wi-Fi-Modulprodukten und nutzen häufig verschiedene BGA-Gehäusetypen für standardmäßige und zuverlässige Oberflächenmontage auf der Hauptplatine.
2.5D-SiP
2.5D-SiP platziert mehrere Dies auf einem Interposer, einem passiven Silizium- oder Glassubstrat mit feinmaschiger Verdrahtung, bevor die Baugruppe auf dem Hauptpaketsubstrat montiert wird. Der Interposer bietet hochdichte laterale Verbindungen zwischen den Dies, ohne dass TSVs durch aktives Silizium erforderlich sind.
Diese Konfiguration wird häufig in KI-Beschleunigern und Hochleistungsrechengeräten (HPC) verwendet, bei denen massive Bandbreite zwischen Logik- und Speicher-Dies erforderlich ist. TSMCs CoWoS-Plattform und AMDs EPYC-Prozessorgehäuse sind bemerkenswerte Produktionsbeispiele.
3D-SiP
3D-SiP-Stapel werden vertikal gestapelt, wobei TSVs direkte elektrische Verbindungen zwischen jedem Die bereitstellen. Dies reduziert die Grundfläche erheblich und verkürzt kritische Signalpfade, aber das thermische Management wird zu einer erheblichen Herausforderung, da die von den unteren Dies erzeugte Wärme durch den darüber liegenden Stapel geleitet werden muss.
3D-Stapelung ist bei DRAM-Produkten wie High Bandwidth Memory (HBM) üblich, bei denen mehrere DRAM-Dies auf einem Logik-Die gestapelt werden, um eine Speicherbandbreite zu erreichen, die flache Gehäuse nicht bieten können. Die Verwaltung des thermischen Widerstands und die Gewährleistung zuverlässiger TSV-Verbindungen sind die primären technischen Herausforderungen beim 3D-SiP-Design.

Abbildung: Vergleich von 2D-, 2.5D- und 3D-System-in-Package-Konfigurationen, die Die-Platzierung, Interposer-Nutzung und TSV-Vertikalstapelung zeigen.
Wichtige Komponenten in einem SiP
Ingenieure, die SiP-Module für ein Design bewerten, benötigen ein klares Bild davon, was jede interne Komponente beiträgt. Die folgende Aufschlüsselung deckt die primären Funktionsblöcke ab, die in den meisten SiP-Produkten zu finden sind.
Prozessor / MCU
Der Prozessor oder Mikrocontroller übernimmt die Berechnung und Systemsteuerung. In IoT- und Wearable-SiPs ist dies oft ein stromsparender ARM-Cortex-M-Kern. In Mobil- oder Edge-KI-Anwendungen kann es ein Hochleistungs-Anwendungsprozessor sein, der mit einer neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) kombiniert wird. Der Prozessor definiert die Befehlssatzarchitektur und gibt die Anforderungen an die Speicherschnittstelle vor.
Speicher
Die meisten SiP-Module enthalten mindestens einen Speichertyp, entweder SRAM als Arbeitsspeicher, NOR-Flash für die Firmware-Speicherung oder LPDDR für Hochbandbreitenanwendungen. Die gemeinsame Verpackung von Speicher mit dem Prozessor eliminiert die Speicherverdrahtung auf Platinenebene und reduziert Signalintegritätsbedenken, die mit Hochgeschwindigkeits-Speicherschnittstellen wie DDR verbunden sind.
HF-Komponenten
HF-Integration ist eines der stärksten Argumente für die Wahl von SiP gegenüber diskreter PCB-Bestückung. Ein typisches drahtloses SiP kombiniert einen Transceiver, Leistungsverstärker, rauscharmen Verstärker (LNA) und HF-Schalter im Gehäuse, wobei Anpassungsnetzwerke und Filter bereits abgestimmt sind. Dies macht Fachwissen für HF-Layout auf Platinenebene überflüssig und reduziert die Anzahl der Iterationen für die Antennenimpedanzanpassung.
Wichtige Erkenntnis: SiP reduziert die HF-Komplexität auf Platinenebene, indem Anpassung und Filterung in das Gehäuse verlagert werden.
Passive Komponenten
Entkopplungskondensatoren, Filterinduktivitäten und Signalabschlusswiderstände sind zusammen mit den aktiven Dies im SiP-Gehäuse platziert. Ihre Nähe reduziert Versorgungsripple, verringert EMV und eliminiert die Layout-Empfindlichkeit, die normalerweise mit der Platzierung eines Bypass-Kondensators im PCB-Layout in der Nähe von ICs auf Ihrer Hauptplatine verbunden ist.
Leistungsverwaltungs-IC (PMIC)
Die Integration des PMIC im SiP vereinfacht die Stromversorgungsarchitektur der Platine. Der PMIC erzeugt mehrere geregelte Spannungsschienen für Prozessor, Speicher und HF-Teilsysteme, während die Stromversorgungspfade kurz gehalten werden. Dies ist besonders bei batteriebetriebenen Geräten wertvoll, bei denen Versorgungseffizienz und Einschwingverhalten die Laufzeit direkt beeinflussen.
System in Package vs. System on Chip
SiP und SoC werden häufig gemeinsam diskutiert, aber sie repräsentieren grundlegend unterschiedliche Integrationsstrategien. Bei der Bewertung der optimalen IC-Gehäusetypen für ein neues Gerät beeinflusst die Wahl zwischen ihnen Beschaffung, Design-Zeitpläne und langfristige Produktflexibilität.
System on Chip (SoC) integriert alle Funktionen auf einem einzigen Die in einem Halbleiterprozess. Jeder Block, einschließlich CPU, Speichercontroller, Peripherie und analoge Schnittstellen, teilt sich dasselbe Silizium. Dies bietet eine hervorragende Flächeneffizienz bei hohen Stückzahlen, erfordert jedoch erhebliche NRE-Investitionen und bindet das Design an eine einzige Foundry.
System in Package (SiP) verfolgt den entgegengesetzten Ansatz. Mehrere separat entwickelte und getestete Dies werden auf Gehäuseebene zusammen mit passiven Komponenten integriert. Dies tauscht etwas rohe Dichte gegen Designflexibilität, schnellere Entwicklungszyklen und die Fähigkeit, verschiedene Prozessknoten in einem Modul zu kombinieren.
Wichtiger Vorteil: SiP ermöglicht es, verschiedene Chip-Technologien wie einen 5-nm-Logik-Die und einen HF-Chip mit ausgereiftem Knoten in einem kompakten Gehäuse zu vereinen.
| Merkmal | SiP | SoC |
|---|---|---|
| Integrationsgrad | Multi-Chip, Gehäuseebene | Einzelner Die, monolithisch |
| Designflexibilität | Hohe Mischung von Prozessknoten | Niedrig – ein Prozessknoten |
| Fertigungskomplexität | Mäßig bis hoch | Sehr hoch (führende Fab) |
| Markteinführungszeit | Schneller (bekannt gute Dies) | Länger (vollständiges Chip-Tape-out) |
| Kosten (geringe Stückzahl) | Niedriger | Höhere NRE |
| Kosten (hohe Stückzahl) | Höher pro Einheit | Niedriger bei Skalierung |
| PCB-Grundfläche | Kompakt | Sehr kompakt |
| Upgradefähigkeit | Einfacher (einen Die-Typ ersetzen) | Erfordert vollständigen Re-Spin |
| Thermisches Verhalten | Mäßige Herausforderung | Niedriger (einzelner Die) |
| Heterogene Integration | Ja | Begrenzt |
Bei der Bewertung der beiden Optionen ist der Anwendungskontext entscheidend. Keine ist universell überlegen.
SiP ist typischerweise die bessere Wahl, wenn:
- Heterogene Integration erforderlich ist, z. B. Kombination von HF mit digitaler Logik
- Schnelles Prototyping oder kurze Entwicklungszyklen Priorität haben
- Design-Wiederverwendung über Produktfamilien hinweg wertvoll ist
- HF-Integration innerhalb des Gehäuses gehandhabt werden muss
SoC wird typischerweise bevorzugt, wenn:
- Das Produkt auf extrem hohe Stückzahlen abzielt, bei denen sich NRE gut amortisiert
- Absolute Energieeffizienz und Flächendichte die primären Einschränkungen sind
- Alle erforderlichen Funktionen in einem einzigen Prozessknoten implementiert werden können

Abbildung: Vergleich der System-in-Package-Architektur mit mehreren gemeinsam verpackten Dies gegenüber System on Chip mit allen Funktionen auf einem einzigen monolithischen Die.
Wichtige Vorteile von System in Package
Die Vorteile von SiP gehen über die Reduzierung der Grundfläche hinaus. Für Ingenieure, die platzbeschränkte, multifunktionale Produkte entwerfen, adressiert SiP mehrere miteinander verbundene Probleme gleichzeitig.
Miniaturisierung
Die Kombination von Prozessor, Speicher, HF und Leistungsverwaltung in einem Gehäuse eliminiert den Verdrahtungsaufwand für Verbindungen auf Platinenebene zwischen diesen Blöcken. Smartwatch-Module und Hörgeräte-Chipsätze sind reale Beispiele, bei denen SiP Produktformfaktoren ermöglichte, die mit diskreten Komponentenlayouts physisch unmöglich gewesen wären.
Verbesserte elektrische Leistung
Kurze, kontrollierte Verbindungen innerhalb des Gehäuses reduzieren parasitäre Induktivität und Kapazität. Für Hochgeschwindigkeits-Digitalschnittstellen und HF-Schaltungen führt dies zu messbaren Verbesserungen bei Signalintegrität, reduziertem Rauschen und besserer Impedanzanpassung – ohne aggressive PCB-Layout-Optimierung.
Schnellere Markteinführungszeit
SiP-Module werden typischerweise als vorintegrierte, vorgeprüfte Teilsysteme gekauft. Ein Designteam, das mit einem Wi-Fi/BT-SiP-Modul arbeitet, muss das HF-Frontend nicht entwerfen, das Anpassungsnetzwerk validieren oder das Funkteilsystem unabhängig zertifizieren. Die regulatorische Vorzertifizierung des Moduls beschleunigt die endgültige Produktzulassung.
Heterogene Integration
Kein einziger Fertigungsknoten ist in allem herausragend. SiP ermöglicht es einem 5-nm-Logik-Die, mit einem 180-nm-Analog-Die und einem GaAs-HF-Chip zu koexistieren. Diese Art der funktionsspezifischen Prozessknotenoptimierung ist in einem monolithischen SoC unmöglich und einer der überzeugendsten technischen Unterschiede von SiP.
Reduzierte PCB-Komplexität
Das Ersetzen von vier oder fünf diskreten ICs und Dutzenden passiver Komponenten durch ein einziges SiP-Modul vereinfacht das Schaltplandesign, reduziert die Komponentenanzahl, senkt die BOM-Kosten und verringert die Anzahl der Platzierungs- und Lötvorgänge bei der Bestückung. Für Auftragsfertiger bedeuten weniger Komponenten pro Platine geringere Fehlerraten.
Bessere HF-Integration
HF-Schaltungen sind bekanntermaßen empfindlich gegenüber Layout. Die Platzierung von HF-Komponenten auf einer Leiterplatte erfordert sorgfältige Aufmerksamkeit für Masseflächen, Leiterbahnimpedanz, Sperrbereiche und Kopplungspfade. Ein SiP, das HF-Komponenten intern integriert, liefert ein getestetes, charakterisiertes HF-Teilsystem, sodass der PCB-Designer eine Antennenkontaktfläche anschließt, nicht eine vollständige HF-Schaltung.
Wichtige Erkenntnis: Mit einem SiP-Modul verlagert sich die HF-Design-Herausforderung vom Platinenlayout zur Antennenverbindung, was eine erhebliche Reduzierung des Designrisikos darstellt.
Herausforderungen von System in Package
SiP ist nicht für jedes Projekt die richtige Lösung. Das Verständnis der Einschränkungen hilft Ingenieuren, eine fundierte Entscheidung zu treffen, anstatt Verpackung als Abkürzung zu nutzen.
Thermisches Management
Mehrere Dies, die in einem begrenzten Gehäuse Wärme erzeugen, schaffen ein thermisches Konzentrationsproblem. Bei 3D-Stapeln hat der Die, der am weitesten vom Paketsubstrat entfernt ist, den höchsten Wärmewiderstandspfad. Thermische Modellierung während der Designphase, einschließlich thermischer Simulation des Substrats und Gehäuses, ist unerlässlich, um Verletzungen der Sperrschichttemperatur unter Last zu vermeiden.
Testkomplexität
Wenn ein Fehler in einer verpackten Multi-Die-Baugruppe auftritt, ist die Isolierung auf einen bestimmten Die erheblich schwieriger als das Testen diskreter Komponenten auf einer Leiterplatte. Known-Good-Die-Tests (KGD) vor der Verpackung helfen, Defekte früh zu erkennen. Die Testabdeckung nach der Verpackung ist begrenzter, was die Qualitätskontrollkosten erhöht und die Fehleranalyse im Feld erschwert.
Design-Einschränkungen
Die Substratverdrahtung innerhalb eines SiP arbeitet unter engeren Pitch- und Schichtbeschränkungen als eine Leiterplatte. EMV zwischen gemeinsam verpackten Dies muss auf Substratebene verwaltet werden. Design-Tools für SiP erfordern, obwohl sie reifen, immer noch spezialisiertes Fachwissen im Vergleich zu Standard-PCB-EDA-Workflows.
Fertigungskosten
Fortschrittliche Verpackung erfordert spezielle Ausrüstung, Präzisionsplatzierung und enge Prozesskontrollen. Die Werkzeugkosten sind höher als bei standardmäßiger SMT-Bestückung. Für Anwendungen mit geringer Stückzahl oder Prototypen werden diese Kosten typischerweise durch den Kauf von Standard-SiP-Modulen absorbiert, anstatt ein kundenspezifisches Gehäuse zu entwerfen, aber die Entwicklung kundenspezifischer SiPs trägt erhebliche NRE-Kosten.
Anwendungen von System in Package
SiP-Module finden sich in einer Vielzahl von Branchen, von Smartphones und Mobilgeräten bis hin zu Industriesensoren, durchweg in Anwendungen, in denen Größe, drahtlose Konnektivität oder Energieeffizienz nicht verhandelbare Anforderungen sind. SiP-Halbleitertechnologie ist zu einem Standardbaustein geworden, wo immer kompakte Integration am wichtigsten ist.
IoT-Geräte
Industrielle und Verbraucher-IoT-Sensoren benötigen die kleinstmögliche Grundfläche und den geringstmöglichen Stromverbrauch. Ein SiP, das einen stromsparenden MCU, LoRa- oder Zigbee-Transceiver und PMIC kombiniert, kann einen vollständigen drahtlosen Knoten in unter 10 mm² liefern. Eine Batterielebensdauer von Jahren ist erreichbar, wenn das gesamte aktive Teilsystem innerhalb eines Gehäuses optimiert ist.
Wearables
Smartwatches, Fitness-Tracker und medizinische Wearables erfordern hohe Integration in unregelmäßigen Formfaktoren. SiP-Technologie liegt Produkten wie dem Apple-Watch-S-Series-Chip zugrunde, der Prozessor, Sensor-Schnittstellen und Konnektivität in einem Gehäuse integriert, das klein genug ist, um in ein Armbandmodul zu passen. Der SiP-Ansatz reduziert die Anzahl der Leiterplattenschichten und ermöglicht schlankere Geräteprofile.
HF- und drahtlose Module
Zertifizierte Wi-Fi-, Bluetooth- und 5G-NR-Module gehören zu den kommerziell ausgereiftesten SiP-Produkten auf dem Markt. Modulanbieter integrieren HF-Frontend-Komponenten, Antennenanpassung, Quarzoszillator und Basisbandverarbeitung in vorzertifizierte Gehäuse. Ingenieure setzen das Modul auf eine Trägerplatine und verbinden Strom, GPIO und eine Antenne – die HF-Designarbeit ist bereits erledigt.
Die Verfügbarkeit von FCC/CE/IC-vorzertifizierten SiP-Modulen reduziert die regulatorische Belastung für Produktentwicklungsteams erheblich.
Automobilelektronik
Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Radarsensoren, LiDAR-Verarbeitungseinheiten und V2X-Kommunikationsmodule verlassen sich zunehmend auf SiP-Gehäuse, um Anforderungen an die Automobilzuverlässigkeit in kompakten Formfaktoren zu erfüllen. Die Fähigkeit, qualifizierte Dies mit ausgereiftem Knoten für die Automobilindustrie mit hochmodernen Verarbeitungs-Dies in einem Gehäuse zu mischen, ist ein wichtiger Vorteil für Automotive-SiP.

Abbildung: System-in-Package-Module, die in IoT-Sensorknoten, Wearables, zertifizierten drahtlosen Modulen und Automobil-ADAS-Elektronik verwendet werden.
System in Package im PCB-Design und bei der Bestückung
Die Integration eines SiP-Moduls auf einer Leiterplatte erfordert andere Designüberlegungen als die Platzierung eines Standard-IC. Das SiP bringt vorintegrierte Teilsystemkomplexität auf die Leiterplatte, aber die Platine muss dennoch korrekt entworfen werden, um davon zu profitieren.
Wann SiP vs. PCB-basierte Integration wählen
Die Wahl ist nicht immer offensichtlich. Die folgenden Kriterien helfen, die Entscheidung zu strukturieren:
SiP wird bevorzugt, wenn:
- Kompakte Platinengröße eine harte Einschränkung ist, z. B. bei Wearables, medizinischen Implantaten und Industriesensoren
- HF-Integration erforderlich ist und ein fertiges zertifiziertes Modul verfügbar ist
- Markteinführungszeit wichtiger ist als die Optimierung der Stückkosten
- Dem Designteam HF-Layout-Fachwissen fehlt
Diskrete Integration auf Platinenebene wird bevorzugt, wenn:
- Maximale Designflexibilität und Komponentensubstitution erforderlich sind
- Die BOM für Volumenkosten mit Standardkomponenten optimiert werden muss
- Feldreparaturfähigkeit oder einzelner Chip-Austausch Priorität haben
- Thermisches Management besser mit Wärmeverteilung auf Platinenebene gehandhabt wird
PCB-Designüberlegungen für SiP-Module
Das Entwerfen einer Leiterplatte für ein SiP-Modul erfordert Aufmerksamkeit für mehrere Bereiche, die sich von der Standard-IC-Platzierung unterscheiden. Ingenieure, die mit hochdichten SiP-Gehäusen arbeiten, sollten Folgendes berücksichtigen:
Layout und Verdrahtung:
- Footprint-Genauigkeit: Verwenden Sie die Landmusterdateien des Modulherstellers exakt. Die Beherrschung des richtigen Lötpad-Designs ist entscheidend, da SiP-Modulpads oft nicht standardmäßig und pitch-empfindlich sind. Fehler im Footprint führen direkt zu Problemen bei der Bestückungsausbeute.
- Escape-Routing: Feinmaschige BGA-ähnliche SiP-Module erfordern sorgfältige Via-Anordnung und Leiterbahnführung, um das Pad-Array sauber zu verlassen. Planen Sie Microvia- oder versetzte Via-Strategien bei hochdichten Designs ein.
- Kontrollierte Impedanzleiterbahnen: HF-Signalleitungen, Hochgeschwindigkeits-Datenbusse und Taktleitungen erfordern impedanzkontrollierte Verdrahtung. Definieren Sie Zielimpedanzen für relevante Netze und bestätigen Sie die Stackup-Fähigkeit mit Ihrem Fertigungspartner.
Signal-, Strom- und thermische Integrität:
- Stromversorgungsintegrität: Platzieren Sie Entkopplungskondensatoren an jedem Versorgungspin so nah wie möglich am Pad, wie es die Platzierungsregeln erlauben. Verwenden Sie kurze, induktionsarme Via-Verbindungen zur Stromversorgungsebene.
- Signalintegrität: Minimieren Sie Via-Stubs bei Hochgeschwindigkeits-Differenzialpaaren. Führen Sie Differenzialpaare symmetrisch mit abgestimmten Längen.
- EMV und EMV: Sorgen Sie für durchgehende Masseflächen unter dem SiP-Modul. Vermeiden Sie die Führung von Signalleiterbahnen über Masseflächenunterbrechungen in der Nähe des Moduls.
- Thermische Vias: Wenn das SiP-Modul ein freiliegendes Wärmepad enthält, verbinden Sie es über ein Array thermischer Vias mit einer internen Kupferfläche oder einer Kupferfüllung auf der Unterseite, was für die Einhaltung der Sperrschichttemperaturen innerhalb der Spezifikation entscheidend ist.
- Stromverteilungsnetzwerk: Modellieren Sie den Gleichstromwiderstand und die Induktivität der Stromverteilungspfade von Bulk-Kondensatoren über Vias zu den SiP-Strompins, insbesondere bei Modulen mit schnellen transienten Lasten.
Skalierung SiP-basierter Designs mit JLCPCB-Fertigungs- und Bestückungsdiensten
SiP-basierte PCB-Designs erfordern typischerweise Mehrschichtplatinenfähigkeit, impedanzkontrollierte Verdrahtung und präzise SMT-Bestückung. JLCPCB unterstützt Mehrschichtfertigung mit impedanzkontrollierten Stackups, was für HF- und Hochgeschwindigkeits-SiP-Schnittstellen unerlässlich ist.
Für Prototypen und Produktionsskalierung übernimmt der PCB-Bestückungsservice von JLCPCB die Feinpitch-Platzierung zusammen mit SiP-Modulen und vereinfacht den Übergang von der Fertigung zur Bestückung. Designs mit HDI-Escape-Routing oder BGA-ähnlichen SiP-Footprints profitieren von den engen Maßtoleranzen, die der Fertigungsprozess von JLCPCB unterstützt. Beim Aufbau Ihrer BOM können Sie auch einfach wesentliche Komponenten und Teile beschaffen, um einen reibungslosen Übergang zur Fertigung zu gewährleisten.
Skalierung SiP-basierter Designs mit JLCPCB-PCB-Fertigungs- und Bestückungsdiensten
Bereit, voranzukommen? Ingenieure können ein direktes Angebot für Fertigung und Bestückung erhalten, um ihr nächstes SiP-basiertes Projekt schnell zu skalieren.Sofortangebot erhalten
Zukünftige Trends bei System in Package
Gehäusetechnologie ist einer der sich am schnellsten entwickelnden Bereiche in der Halbleitertechnik. Mehrere Richtungen werden prägen, wie die System-in-Package-Technologie im nächsten Jahrzehnt entworfen und verwendet wird.
Chiplet-Architektur
Das Chiplet-Modell zerlegt ein komplexes SoC in kleinere, unabhängig entwickelte Funktionsblöcke, sogenannte Chiplets, die dann mit fortschrittlicher Verpackung integriert werden. Intels Foveros, AMDs 3D-V-Cache und TSMCs SoIC-Plattformen sind frühe Produktionsbeispiele.
Chiplet-basiertes SiP ermöglicht es Anbietern, erstklassige IP-Blöcke verschiedener Lieferanten zu mischen, was schnellere Iterationen ermöglicht und das Designrisiko reduziert, das mit der Entwicklung großer monolithischer Dies verbunden ist.
KI und Edge-Computing
Edge-KI-Hardware muss hohe Rechendichte innerhalb enger Leistungs- und Platzgrenzen liefern. SiP ermöglicht die enge Integration einer neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) mit Hochbandbreitenspeicher (HBM oder LPDDR5X) und Kommunikationsschnittstellen, wodurch die Speicherzugriffslatenz reduziert und die Energieeffizienz verbessert wird.
Wearable- und eingebettete KI-Geräte werden aus diesem Grund zunehmend von SiP-Gehäusen abhängen.
Fortschrittliche Gehäusetechnologien
Fan-out-Wafer-Level-Packaging (FOWLP) entfernt die organische Substratschicht und ermöglicht feinere RDL-Verdrahtung und dünnere Gehäuseprofile. Hybrid-Bonding, das direkte Kupfer-zu-Kupfer-Die-Verbindungen beinhaltet, verspricht eine Dichte, die eine Größenordnung höher ist als die Flip-Chip-Technologie.
Zusammen werden diese Fortschritte die SiP-Leistung näher an die monolithische SoC-Integration bringen, während die Flexibilität der heterogenen Integration erhalten bleibt, für die SiP bekannt ist.
FAQ zu System in Package
F: Kann System in Package die Anzahl der PCB-Schichten reduzieren?
Ja. Die Konsolidierung von Komponenten in einem Modul eliminiert dichte Inter-Chip-Verdrahtung und reduziert oft die erforderlichen Platinenschichten (z. B. von 8 auf 4).
F: Warum ist thermisches Management bei 3D-SiP eine Herausforderung?
Vertikales Die-Stacking erhöht den thermischen Widerstand. Wärme konzentriert sich in einer begrenzten Säule, anstatt sich lateral auszubreiten, was thermische Simulation entscheidend macht.
F: Sind SiP-Module für drahtlose Kommunikation vorzertifiziert?
Viele kommerzielle drahtlose SiPs umfassen FCC-, CE- und IC-Vorzertifizierungen. Dies verengt den Testumfang des Endprodukts, obwohl eine Überprüfung des Datenblatts erforderlich ist.
F: Was ist der Unterschied zwischen SiP und einem Multi-Chip-Modul (MCM)?
Ein MCM gruppiert Chips einfach für die Dichte. Ein SiP integriert ein vollständiges, anwendungsoptimiertes Funktionssubsystem, einschließlich passiver Komponenten und Leistungsverwaltung.
F: Ist SiP für HF- und Hochfrequenzanwendungen geeignet?
Ja. Die interne HF-Integration eliminiert Impedanz- und Verdrahtungsprobleme auf Platinenebene und lässt nur eine einfache Antennenkontaktflächenverbindung für die Host-Platine übrig.
F: Kann SiP die PCB-Bestückung vereinfachen?
Ja. Das Ersetzen diskreter Komponenten durch ein SiP reduziert die BOM-Anzahl, Lötstellen und Platzierungsvorgänge, was Bestückungsfehler und Zykluszeiten verringert.
F: Sind SiP-Module reparierbar oder upgradebar?
Im Allgemeinen nein. Ein einzelner interner Fehler erfordert den Austausch des gesamten Moduls, was diskrete Komponenten besser für die Feldreparaturfähigkeit macht.
F: Welche PCB-Designüberlegungen sind für SiP-Module am wichtigsten?
Die wichtigsten Prioritäten sind die Verwendung exakter Landmuster, impedanzkontrollierte Verdrahtung, die Platzierung thermischer Via-Arrays unter freiliegenden Pads und die Positionierung von Entkopplungskondensatoren in der Nähe der Versorgungspins.
Fazit
System in Package (SiP) ermöglicht es Ingenieuren, Verarbeitung, Speicher, HF und Leistungsverwaltung in kompakte, leistungsstarke Module zu integrieren, die das moderne elektronische Design vereinfachen. Da Geräte weiter schrumpfen und gleichzeitig mehr Funktionalität verlangen, bleibt SiP eine Schlüssellösung für IoT-, drahtlose, Wearable- und Automobilanwendungen.
Hochdichte PCB-Fertigung und -Bestückung
Für Ingenieure, die SiP-basierte Hardware entwickeln, sind zuverlässige PCB-Fertigung, impedanzkontrollierte Verdrahtung und präzise SMT-Bestückung entscheidend für eine erfolgreiche Implementierung. JLCPCB unterstützt hochdichte PCB-Fertigungs- und Bestückungsdienste, die für die fortschrittliche SiP-Modulintegration geeignet sind, vom Prototyp bis zur skalierbaren Produktion.
Weiterlernen
Was ist ein 100nF-Kondensator und wie wählt man den richtigen aus
Die wichtigsten Erkenntnisse Wert: Ein 100nF-Kondensator hat eine Nennkapazität von 0,1 µF bzw. 100.000 pF, und alle drei Bezeichnungen beschreiben denselben Bauteilwert. Kennzeichnung: Viele bedrahtete Keramik- und Folienkondensatoren verwenden den dreistelligen Code 104, während die meisten SMD-MLCCs unbeschriftet sind. Hauptverwendung: Seine häufigste Funktion ist die lokale Entkopplung an einem IC-Stromversorgungspin, wo er schnelle Transientenströme liefert und hochfrequentes Rauschen gegen Masse......
Was ist System-in-Package? Architektur, Vorteile und Anwendungen in der modernen Elektronik
System in Package (SiP) ist ein Ansatz der Halbleitergehäusetechnik, der mehrere ICs, passive Bauelemente und Verbindungsleitungen in einem einzigen Gehäuse vereint und so ein vollständiges funktionales Teilsystem in der Grundfläche einer einzigen Komponente bereitstellt. SiP ist zu einer grundlegenden Technologie in Smartphones, drahtlosen Modulen, Wearables und IoT-Geräten geworden. Es ermöglicht Ingenieuren, einen Prozessor, Speicher, HF-Schaltungen und Leistungsverwaltung in einer kompakten, vorge......
Vollständiger Leitfaden für SMD-Induktivitäten: Abmessungen, Gehäuse und Tipps für das PCB-Design
Die Größe von SMD-Induktivitäten beeinflusst weit mehr als nur den Platz auf der Leiterplatte. Die Gehäuseabmessungen wirken sich direkt auf die Strombelastbarkeit, das Sättigungsverhalten, den DCR und die EMV-Eigenschaften aus. Die Wahl des falschen Gehäuses kann einen kostspieligen Platinen-Neudesign bedeuten, nicht nur Ineffizienz. Eine Herausforderung besteht darin, dass SMD-Induktivitätsgehäusegrößen mehrere Benennungskonventionen verwenden und die grundlegende Unterscheidung zwischen HF-Chip-Ind......
Leitfaden zu Diodentypen: So wählen Sie die richtige Diode für PCB- und Produktdesign
Die moderne Elektronik ist auf hochspezialisierte Diodentypen für die Leistungsumwandlung, den ESD-Schutz, die Signaldetektion und das Hochfrequenzschalten angewiesen. Die Wahl der falschen Diode reduziert nicht nur die Effizienz, sondern erzeugt auch überschüssige Wärme, führt zu Schaltverlusten und kann empfindliche Schaltungen bei Spannungsspitzen sogar beschädigen. Die Wahl der richtigen Komponente gewährleistet eine zuverlässige Platine, ob Sie nun einen Prototyp verdrahten oder auf die Kleinseri......
Vollständiger Leitfaden für SMD-Diodengehäusegrößen: Gehäuseabmessungen, Diagramme und Auswahltipps
Die Wahl des falschen SMD-Diodengehäuses fällt meist erst spät auf, entweder während des Layouts, wenn die Footprints nicht übereinstimmen, oder während des Tests, wenn die Sperrschichttemperatur über die sicheren Grenzen steigt. Die Gehäusegröße bestimmt, wie viel Strom eine Diode führen kann, wie effizient sie Wärme abführt und ob Ihre Bestückungslinie sie zuverlässig löten kann. Dieser Leitfaden beschreibt die gängigen SMD-Diodengehäusefamilien (SMA, SMB, SMC, SOD-123, SOD-323, SOD-523 und SOD-923)......
LED-Größen erklärt: Vollständige LED-Größentabelle, Typen, Abmessungen und Anwendungen
LEDs gibt es in verschiedenen Gehäusetypen, und die Wahl der falschen LED-Größe beeinflusst Helligkeit, PCB-Fläche, thermische Leistung und Montageverfahren. Ob Sie eine Anzeige-LED auf einem Breadboard platzieren, eine LED-Streifen-Platine entwerfen oder ein COB-Modul für einen Spot spezifizieren – die Größe ist die erste Entscheidung, die richtig getroffen werden muss. Dieser Leitfaden behandelt alle wichtigen LED-Größenkategorien, Durchsteck-Bauformen, SMD-Gehäusecodes, COB-Modulgrößen und den Unte......