Was ist ein 100nF-Kondensator und wie wählt man den richtigen aus
13 min
- Was ist ein 100nF-Kondensator?
- Wie man die Kennzeichnung von 100nF-Kondensatoren liest: 104, 0,1 µF und unbeschriftete SMD-Bauteile
- Wofür wird ein 100nF-Kondensator verwendet?
- 100nF-Kondensatortypen: Keramik, Folie und Elektrolyt
- Wie man einen 100nF-Kondensator auswählt
- Kann man einen 100nF-Kondensator durch einen anderen Wert ersetzen?
- 100nF-Kondensatoren in der JLCPCB PCB-Bestückung
- Fazit
- FAQs zum 100nF-Kondensator
Die wichtigsten Erkenntnisse
- Wert: Ein 100nF-Kondensator hat eine Nennkapazität von 0,1 µF bzw. 100.000 pF, und alle drei Bezeichnungen beschreiben denselben Bauteilwert.
- Kennzeichnung: Viele bedrahtete Keramik- und Folienkondensatoren verwenden den dreistelligen Code 104, während die meisten SMD-MLCCs unbeschriftet sind.
- Hauptverwendung: Seine häufigste Funktion ist die lokale Entkopplung an einem IC-Stromversorgungspin, wo er schnelle Transientenströme liefert und hochfrequentes Rauschen gegen Masse ableitet.
- Standardwahl: Für die allgemeine Entkopplung ist ein X7R- oder X5R-MLCC ein üblicher Ausgangspunkt; 0402 und 0603 sind weit verbreitete Gehäusegrößen.
- Auswahlregel: Wählen Sie Dielektrikum, Spannungsnennwert und Gehäuse gemeinsam, da ein Keramikkondensator der Klasse 2 unter Gleichspannung einen erheblichen Teil seiner Kapazität verlieren kann.
Ein 100nF-Kondensator ist ein 0,1-µF-Kondensator, der bei bedrahteten Bauteilen üblicherweise mit 104 gekennzeichnet ist. Er ist der Kondensator, der am häufigsten neben den Stromversorgungspins eines integrierten Schaltkreises platziert wird, und er wird auch für Signalkopplung, Rauschfilterung und RC-Zeitsteuerung verwendet.
Derselbe Nennwert kann sich je nach Dielektrikum, Spannungsnennwert und Gehäuse unterschiedlich verhalten, sodass ein allein nach der Kapazität ausgewähltes Bauteil möglicherweise weniger effektive Kapazität liefert als im Schaltplan angegeben.
In diesem Leitfaden erfahren Sie:
- Was ein 100nF-Kondensator ist und wie sein Wert zwischen nF, µF und pF umgerechnet wird
- Wie man die Beschriftungen auf Keramik- und Folien-100nF-Kondensatoren liest
- Wo 100nF-Kondensatoren eingesetzt werden und warum dieser Wert so verbreitet ist
- Wie man Typ, Dielektrikum, Spannungsnennwert und Gehäuse auswählt

Abbildung: 100nF-Kondensatoren in 0402-, 0603- und 0805-MLCC-, Keramikscheiben- und Box-Gehäusen.
Was ist ein 100nF-Kondensator?
Ein 100nF-Kondensator ist ein Kondensator mit einer Nennkapazität von 100 Nanofarad, was 0,1 Mikrofarad (µF) oder 100.000 Pikofarad (pF) entspricht.
100 nF und 0,1 µF sind äquivalente Schreibweisen für dieselbe Nennkapazität. Beide erscheinen häufig in Schaltplänen, Datenblättern und Stücklisten.
| Schreibweise | Wert | Wo sie zu finden ist |
|---|---|---|
| Nanofarad | 100 nF | Schaltpläne, Stücklisten und europäische Datenblätter |
| Mikrofarad | 0,1 µF | US-Datenblätter, Referenzdesigns und Folienkondensatorgehäuse |
| Pikofarad | 100.000 pF | Die Basiseinheit hinter dem dreistelligen Code |
| Dreistelliger Code | 104 | Bedrahtete Keramik- und Folienkondensatorgehäuse |
| Buchstabe als Dezimalpunkt | 100n oder u1 | Schaltpläne und kleine Kondensatorgehäuse |
Die Kapazität allein beschreibt das Bauteil nicht. Bei der Auswahl eines 100nF-Kondensators werden typischerweise fünf Schlüsselparameter berücksichtigt:
- Kapazität: 100nF, oft als 104 in der Teilebezeichnung geschrieben
- Toleranz: typischerweise ±5 %, ±10 % oder ±20 %
- Spannungsnennwert: die maximale kontinuierliche Gleichspannung
- Dielektrikum: C0G, X7R, X5R oder Y5V für Vielschicht-Keramikkondensatoren (MLCCs)
- Gehäuse: die Bauform, wie z. B. 0402 oder 0603
Wie man die Kennzeichnung von 100nF-Kondensatoren liest: 104, 0,1 µF und unbeschriftete SMD-Bauteile
Der gebräuchlichste 100nF-Kondensatorcode ist 104. Die ersten beiden Ziffern sind die signifikanten Stellen, und die dritte Ziffer ist die Anzahl der Nullen, wobei das Ergebnis in Pikofarad angegeben wird: 10 gefolgt von vier Nullen ergibt 100.000 pF bzw. 100nF.

Abbildung: 100nF-Kondensatorbeschriftungen auf einer Keramikscheibe, einem Folienkondensator und einer SMD-Rolle.
Ein Suffixbuchstabe nach dem Code gibt die Toleranz an, und ein Präfix auf Folienkondensatoren gibt den Spannungsnennwert an:
| Beschriftung | Wo sie erscheint | Bedeutung |
|---|---|---|
| 104 | Keramikscheibe und bedrahtete MLCC | 100.000 pF = 100nF |
| 104J, 104K, 104M | Keramik- und Foliengehäuse | 100nF mit ±5 %, ±10 % oder ±20 % Toleranz |
| 104Z | Kostengünstige Keramikscheiben | 100nF mit −20 % bis +80 % Toleranz |
| 2A104J | Folienkondensatoren | 100-V-Nennwert (2A), 100nF, ±5 % |
| 0,1 oder .1 | Box- und getauchte Folienkondensatoren | 0,1 µF |
| u1 oder 100n | Kleine Foliengehäuse und Schaltpläne | 0,1 µF, wobei der Buchstabe den Dezimalpunkt ersetzt |
| Keine Beschriftung | SMD-MLCCs | Identifikation über Rollenetikett, Teilebezeichnung oder Stückliste |
Keramik-Chipkondensatoren tragen normalerweise keinen aufgedruckten Wert, daher wird ein 100nF-MLCC über sein Rollenetikett, die Herstellerteilenummer oder die Stückliste identifiziert, wie unser Leitfaden zu SMD-Kondensatorcodes erläutert.
Wofür wird ein 100nF-Kondensator verwendet?
Ein 100nF-Kondensator wird hauptsächlich zur lokalen Entkopplung verwendet. Er sitzt zwischen einem IC-Stromversorgungspin und Masse, liefert die schnellen Stromimpulse, die die Schaltlogik zieht, und leitet hochfrequentes Rauschen von der Versorgungsschiene ab.
Häufige Verwendungen von 100nF-Kondensatoren sind:
- Entkopplung an IC-Stromversorgungspins: Ein 100nF-Kondensator pro Stromversorgungspin ist ein üblicher Ausgangspunkt, der so nah wie praktikabel am Pin platziert wird.
- Filterung: In RC- und LC-Filtern legt er zusammen mit dem Widerstand oder der Induktivität die Eckfrequenz fest, beispielsweise an ADC-Eingängen und Sensorleitungen.
- AC-Kopplung: In Reihe zwischen zwei Stufen blockiert er den Gleichspannungspegel und lässt das Signal durch. Bei einer 10-kΩ-Last beträgt die Grenzfrequenz etwa 159 Hz.
- Reset- und Entprellschaltungen: Mit einem Pull-up-Widerstand legt er die Verzögerung an den MCU-Reset-Pins und Schaltereingängen fest. Ein 10-kΩ-Widerstand und 100nF ergeben eine Zeitkonstante von 1 ms.
- Snubber und EMI-Unterdrückung: Folien-100nF-Kondensatoren werden in RC-Snubbern über Relaiskontakten und als sicherheitszertifizierte Bauteile über AC-Netzeingängen verwendet.
Warum wird 100nF häufig zur Entkopplung verwendet?
Bei 1 MHz hat ein idealer 100nF-Kondensator eine Reaktanz von etwa 1,6 Ω und bei 10 MHz etwa 0,16 Ω. Diese niedrige Impedanz über den Frequenzbereich des digitalen Schaltrauschens ist ein Grund, warum 100nF zum Standardwert für die lokale Entkopplung wurde.

Abbildung: Impedanz eines realen 100nF-Kondensators.
| Frequenz | Reaktanz eines idealen 100nF-Kondensators |
|---|---|
| 100 kHz | 15,9 Ω |
| 1 MHz | 1,59 Ω |
| 10 MHz | 0,16 Ω |
Ein realer Kondensator hat auch eine äquivalente Serieninduktivität (ESL) durch sein Gehäuse, seine Pads und Vias. Bei seiner Eigenresonanzfrequenz heben sich die kapazitive und die induktive Reaktanz auf, und die Impedanz erreicht ihr Minimum. Oberhalb dieser Frequenz dominiert die ESL, und die Impedanz steigt wieder an.
Mit etwa 1 nH gesamter montierter Induktivität resoniert ein 100nF-Kondensator nahe 16 MHz. Die tatsächliche Frequenz hängt vom Gehäuse, dem Pad-Layout und der Via-Platzierung ab, daher sollte man die Impedanzkurve des Herstellers für das genaue Bauteil prüfen.

Abbildung: 100nF-Entkopplungskondensator neben einem IC-Stromversorgungspin mit kurzem Via zu Masse.
Da die Impedanz eines 100-nF-Kondensators bei niedrigeren Frequenzen zunimmt (15,9 Ω bei 100 kHz), kombinieren Designs ihn oft mit einem 1-µF- bis 10-µF-Bulk-Kondensator auf derselben Schiene.
Unser Leitfaden zu Entkopplungskondensatoren behandelt Layout-Platzierung und Wertkombinationen im Detail.
100nF-Kondensatortypen: Keramik, Folie und Elektrolyt
Die meisten 100-nF-Kondensatoren sind Vielschicht-Keramikkondensatoren (MLCCs), da sie für diesen Wert kompakte Größe und niedrige ESL bieten. Folienkondensatoren werden bevorzugt, wenn Stabilität, niedrige Verluste oder eine Netz-Sicherheitszertifizierung wichtiger sind
| Typ | Polarität | Größe bei 100nF | Stärken | Typische Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| SMD-Vielschichtkeramik (MLCC) | Ungepolt | 0201 bis 1206 | Klein, niedrige ESL und kostengünstig | Entkopplung, Filterung und allgemeine SMT-Designs |
| Keramikscheibe oder bedrahtete MLCC | Ungepolt | Durchsteckmontage | Einfache Handmontage | Steckbretter und Durchsteckplatinen |
| Polyester-(PET-)Folie | Ungepolt | Größeres Box- oder getauchtes Gehäuse | Kein DC-Bias-Verlust, geringere Verzerrung als Klasse-2-Keramik | Audiokopplung und allgemeine Durchsteckmontage-Schaltungen |
| Polypropylen-(PP-)Folie | Ungepolt | Größer als PET | Sehr niedrige Verluste und hohe Stabilität | Snubber, Präzisionsfilter und Zeitsteuerung |
| Sicherheitszertifizierte Folie (X2) | Ungepolt | Großes Box-Gehäuse | Zertifiziert für Netzanschluss | Netzübergreifende EMI-Filter |
| Aluminium-Elektrolyt oder Tantal | Gepolt | Größer als ein MLCC | Im Allgemeinen nicht bevorzugt für 100nF-Anwendungen, da MLCCs typischerweise kleiner sind und eine niedrigere ESL haben | Ältere Designs |
Wie man einen 100nF-Kondensator auswählt
Die Auswahl eines 100nF-Kondensators läuft auf vier Variablen hinaus: Dielektrikum, Spannungsnennwert, Gehäusegröße und Toleranz.
Das Dielektrikum und der Spannungsnennwert sind am wichtigsten, da sie zusammen bestimmen, wie viel Kapazität bei der Betriebsspannung und Temperatur erhalten bleibt.

Abbildung: Kapazitätsänderung mit der Temperatur für 100nF C0G-, X7R-, X5R- und Y5V-Dielektrika.
Dielektrikum: C0G, X7R, X5R oder Y5V
Keramikkondensatortypen umfassen Dielektrika der Klasse 1 und Klasse 2:
- Klasse 1 (C0G, auch NP0 genannt): Stabil über Temperatur und Spannung, mit niedrigen dielektrischen Verlusten.
- Klasse 2 (X7R, X5R und Y5V): Bietet höhere Kapazität pro Volumeneinheit, aber die Kapazität variiert mit Temperatur, Gleichspannung und Alterung.
| Dielektrikum | Klasse | Temperaturbereich | Temperaturcharakteristik | Beste 100nF-Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| C0G (NP0) | 1 | −55 bis +125 °C | 0 ±30 ppm/°C | Zeitsteuerung, Filter und Oszillatoren |
| X7R | 2 | −55 bis +125 °C | ±15 % | Entkopplung und allgemeine Verwendung |
| X5R | 2 | −55 bis +85 °C | ±15 % | Entkopplung in kleinen Gehäusen |
| Y5V | 2 | −30 bis +85 °C | +22 % bis −82 % | Nur unkritische, kostengetriebene Schaltungen |
- Wählen Sie X7R für: Entkopplung und allgemeine Verwendung, besonders auf Platinen, die warm laufen.
- Wählen Sie X5R für: Entkopplung in 0201- oder 0402-Gehäusen, bei denen die Platine unter 85 °C bleibt.
- Wählen Sie C0G für: RC-Zeitsteuerung, aktive Filter und Oszillatorschaltungen, bei denen die Kapazität eine Zeit oder Frequenz festlegt.
Hinweis
Kompromiss: Ein 100nF-C0G-Kondensator ist normalerweise größer und teurer als ein X7R-Bauteil mit demselben Spannungsnennwert. Y5V ist meist die kleinste und günstigste Option, aber seine große Kapazitätsschwankung macht ihn ungeeignet für Versorgungsschienen.
Spannungsnennwert und DC-Bias
Wählen Sie einen Spannungsnennwert oberhalb der höchsten Spannung, die der Kondensator sehen wird, einschließlich Transienten. Prüfen Sie dann, wie viel Kapazität ein Klasse-2-Bauteil bei dieser Spannung behält.

Abbildung: DC-Bias reduziert die effektive Kapazität von 100nF-X7R-Kondensatoren in 0402- und 0805-Gehäusen.
X7R- und X5R-Kondensatoren verlieren Kapazität, wenn die Gleichspannung über ihnen zunimmt. Der Verlust ist typischerweise größer in kleineren Gehäusen und bei Bauteilen mit niedrigerem Nennspannungswert, sodass ein 100nF-0402-Kondensator auf einer 5-V-Schiene merklich weniger als 100nF liefern kann.
| Schienenspannung | Üblicher 100nF-Spannungsnennwert |
|---|---|
| 1,8 V bis 3,3 V | 10 V oder 16 V |
| 5 V | 16 V oder 25 V |
| 12 V | 25 V oder 50 V |
| 24 V | 50 V |
| 48 V | 100 V |
Auswahlregel: Lesen Sie die DC-Bias-Kurve des Herstellers für die genaue Teilebezeichnung und wählen Sie den Spannungsnennwert oder das Gehäuse, das bei Ihrer Schienenspannung genügend Kapazität behält. Die meisten großen MLCC-Hersteller veröffentlichen diese Kurven in Online-Auswahlwerkzeugen.
Gehäusegröße
Das Gehäuse bestimmt die Platinenfläche, die verfügbaren Spannungsnennwerte und einen Teil der ESL des Kondensators. 0402 und 0603 sind die gebräuchlichsten Wahlmöglichkeiten für die 100nF-Entkopplung auf SMT-Platinen.
| Gehäuse (Imperial- und Metrischer Code) | Nenngröße | Häufig verfügbare 100nF-Nennwerte | Typische Verwendung |
|---|---|---|---|
| 0201 (0603 metrisch) | 0,6 × 0,3 mm | 6,3 V bis 16 V | Dichtes BGA-Fanout, Wearables und Telefone |
| 0402 (1005 metrisch) | 1,0 × 0,5 mm | 10 V bis 50 V | Kompakteste Digitalplatinen |
| 0603 (1608 metrisch) | 1,6 × 0,8 mm | 16 V bis 100 V | Allgemeine SMT-Designs, einfacher nachzubearbeiten |
| 0805 (2012 metrisch) | 2,0 × 1,25 mm | 16 V bis 100 V | Höhere Spannung mit geringerem DC-Bias-Verlust |
| 1206 (3216 metrisch) | 3,2 × 1,6 mm | 50 V bis 250 V | Höhere Spannungsschienen und Snubber |
Die genauen Bereiche variieren je nach Hersteller, daher sollte der Nennwert im Datenblatt des Bauteils bestätigt werden. Unser Leitfaden zu SMD-Kondensatorgrößen listet die Gehäuseabmessungen für jedes Package auf.
Kompromiss: Ein kleineres Gehäuse spart Fläche und kann näher am Stromversorgungspin platziert werden, bietet aber typischerweise niedrigere Spannungsnennwerte und einen größeren DC-Bias-Verlust.

Abbildung: 100nF-MLCC-Gehäusegrößen von 0201 bis 1206 im gleichen Maßstab dargestellt.
Toleranz
Die Toleranz ist hauptsächlich dort wichtig, wo die Kapazität eine Frequenz oder Zeit festlegt.
- Wählen Sie ±10 % (K) oder ±20 % (M) für: Entkopplung, üblicherweise in X7R oder X5R.
- Wählen Sie ±5 % (J) oder enger für: RC-Zeitsteuerung und Filter, üblicherweise in C0G oder Folie.
Kann man einen 100nF-Kondensator durch einen anderen Wert ersetzen?
Ob man einen 100nF-Kondensator ersetzen kann, hängt von seiner Funktion in der Schaltung ab. Bei der Entkopplung hat der im IC-Datenblatt empfohlene Wert Vorrang.
In Zeitsteuerungs-, Filter- und Kopplungsschaltungen legt der Wert eine Zeitkonstante oder Frequenz fest, sodass eine Änderung eine Neuberechnung erfordert.
| Situation | Ersatz |
|---|---|
| Entkopplung an einem IC-Stromversorgungspin | 100nF beibehalten, sofern das IC-Datenblatt nichts anderes vorgibt; 1 µF bis 10 µF parallel für Bulk hinzuzufügen ist üblich |
| RC-Zeitsteuerung, Reset-Verzögerung oder Entprellung | Gleicher Wert; ein anderer Wert ändert die Verzögerung proportional |
| RC- oder LC-Filter | Gleicher Wert oder Eckfrequenz neu berechnen |
| AC-Kopplung | Ein größerer Wert senkt die Grenzfrequenz; ein kleinerer erhöht sie |
| Gleicher Wert, höherer Spannungsnennwert | Akzeptabel, wenn es in das Footprint passt; es reduziert oft den DC-Bias-Verlust |
| Gleicher Wert, anderes Dielektrikum | Nur wenn die Schaltung das neue Temperatur- und DC-Bias-Verhalten toleriert |
| Netz-EMI-Filterposition | Nur ein Bauteil derselben Sicherheitsklasse (X für Leiter-zu-Leiter, Y für Leiter-zu-Erde) mit gleichem oder höherem Spannungsnennwert |
100nF-Kondensatoren in der JLCPCB PCB-Bestückung
JLCPCB SMT-Bestückung unterstützt passive Gehäuse bis hinunter zu 01005 für Standard-PCBA und 0402 für Economic PCBA, was die üblichen 100nF-Entkopplungsgrößen abdeckt.
Die JLCPCB-Bauteilbibliothek listet gängige 100nF-Keramikkondensatoren auf. Zum Beispiel ist C14663 ein 0603-, 50-V-, X7R-Bauteil (YAGEO CC0603KRX7R9BB104), das als Basic-Bauteil gelistet ist.
Bevor Sie Ihre Stückliste finalisieren, bestätigen Sie, dass jede Teilebezeichnung zum Dielektrikum, Spannungsnennwert und Gehäuse passt, die Ihr Design benötigt, nicht nur zum 100nF-Wert.

Finden Sie die richtigen 100nF-Kondensatoren für Ihre PCBA
Finden Sie einen 100nF-Kondensator, der zu Ihren Designanforderungen passt, in der JLCPCB-Bauteilbibliothek und nehmen Sie ihn in Ihre Stückliste für die PCB-Bestückung auf.PCBA-Angebot erhalten
Fazit
Ein 100nF-Kondensator ist ein 0,1-µF-Kondensator, der bei bedrahteten Bauteilen üblicherweise mit 104 gekennzeichnet ist, und seine Hauptrolle ist die lokale Entkopplung an IC-Stromversorgungspins. Für die meisten Platinen ist ein X7R- oder X5R-MLCC in 0402 oder 0603 der richtige Ausgangspunkt, während C0G oder Folie für Schaltungen geeignet ist, in denen der Wert eine Zeit oder Frequenz festlegt.
Die gemeinsame Auswahl von Dielektrikum, Spannungsnennwert und Gehäuse hält die effektive Kapazität bei Ihrer Betriebsspannung nahe am Wert im Schaltplan. Sobald Ihr Design fertig ist, laden Sie Ihre Dateien bei JLCPCB hoch, um Bestückungsoptionen zu prüfen und ein sofortiges Angebot zu erhalten.
FAQs zum 100nF-Kondensator
Ist 100nF dasselbe wie 0,1 µF?
Ja. 100nF, 0,1 µF und 100.000 pF sind dieselbe Kapazität in verschiedenen Einheiten, und der dreistellige Code für diesen Wert ist 104.
Was bedeutet 104 auf einem Kondensator?
Es bedeutet 100.000 pF bzw. 100nF. Die ersten beiden Ziffern ergeben 10, und die dritte Ziffer fügt vier Nullen hinzu, was Pikofarad ergibt.
Hat ein 100nF-Kondensator eine Polarität?
Normalerweise nicht. Keramik- und Folien-100nF-Bauteile sind ungepolt und können in beide Richtungen eingebaut werden, während die seltenen Elektrolyt- und Tantalversionen gepolt sind.
Kann ich einen 1-µF-Kondensator anstelle von 100nF verwenden?
Nur in manchen Schaltungen. Zur Entkopplung funktioniert ein 1-µF-MLCC oft, wenn das IC-Datenblatt es zulässt, aber in Zeitsteuerungs-, Filter- und Kopplungsschaltungen ändert er die Zeitkonstante oder Grenzfrequenz.
Warum kombinieren Schaltungen 100nF mit einem 10-µF-Kondensator?
Das 100-nF-Bauteil behandelt höherfrequentes Rauschen nahe dem IC, während das 10-µF-Bauteil Ladung bei niedrigeren Frequenzen liefert. Zusammen halten sie die Versorgungsimpedanz über einen breiteren Frequenzbereich niedrig.
Weiterlernen
Was ist ein 100nF-Kondensator und wie wählt man den richtigen aus
Die wichtigsten Erkenntnisse Wert: Ein 100nF-Kondensator hat eine Nennkapazität von 0,1 µF bzw. 100.000 pF, und alle drei Bezeichnungen beschreiben denselben Bauteilwert. Kennzeichnung: Viele bedrahtete Keramik- und Folienkondensatoren verwenden den dreistelligen Code 104, während die meisten SMD-MLCCs unbeschriftet sind. Hauptverwendung: Seine häufigste Funktion ist die lokale Entkopplung an einem IC-Stromversorgungspin, wo er schnelle Transientenströme liefert und hochfrequentes Rauschen gegen Masse......
Was ist System-in-Package? Architektur, Vorteile und Anwendungen in der modernen Elektronik
System in Package (SiP) ist ein Ansatz der Halbleitergehäusetechnik, der mehrere ICs, passive Bauelemente und Verbindungsleitungen in einem einzigen Gehäuse vereint und so ein vollständiges funktionales Teilsystem in der Grundfläche einer einzigen Komponente bereitstellt. SiP ist zu einer grundlegenden Technologie in Smartphones, drahtlosen Modulen, Wearables und IoT-Geräten geworden. Es ermöglicht Ingenieuren, einen Prozessor, Speicher, HF-Schaltungen und Leistungsverwaltung in einer kompakten, vorge......
Vollständiger Leitfaden für SMD-Induktivitäten: Abmessungen, Gehäuse und Tipps für das PCB-Design
Die Größe von SMD-Induktivitäten beeinflusst weit mehr als nur den Platz auf der Leiterplatte. Die Gehäuseabmessungen wirken sich direkt auf die Strombelastbarkeit, das Sättigungsverhalten, den DCR und die EMV-Eigenschaften aus. Die Wahl des falschen Gehäuses kann einen kostspieligen Platinen-Neudesign bedeuten, nicht nur Ineffizienz. Eine Herausforderung besteht darin, dass SMD-Induktivitätsgehäusegrößen mehrere Benennungskonventionen verwenden und die grundlegende Unterscheidung zwischen HF-Chip-Ind......
Leitfaden zu Diodentypen: So wählen Sie die richtige Diode für PCB- und Produktdesign
Die moderne Elektronik ist auf hochspezialisierte Diodentypen für die Leistungsumwandlung, den ESD-Schutz, die Signaldetektion und das Hochfrequenzschalten angewiesen. Die Wahl der falschen Diode reduziert nicht nur die Effizienz, sondern erzeugt auch überschüssige Wärme, führt zu Schaltverlusten und kann empfindliche Schaltungen bei Spannungsspitzen sogar beschädigen. Die Wahl der richtigen Komponente gewährleistet eine zuverlässige Platine, ob Sie nun einen Prototyp verdrahten oder auf die Kleinseri......
Vollständiger Leitfaden für SMD-Diodengehäusegrößen: Gehäuseabmessungen, Diagramme und Auswahltipps
Die Wahl des falschen SMD-Diodengehäuses fällt meist erst spät auf, entweder während des Layouts, wenn die Footprints nicht übereinstimmen, oder während des Tests, wenn die Sperrschichttemperatur über die sicheren Grenzen steigt. Die Gehäusegröße bestimmt, wie viel Strom eine Diode führen kann, wie effizient sie Wärme abführt und ob Ihre Bestückungslinie sie zuverlässig löten kann. Dieser Leitfaden beschreibt die gängigen SMD-Diodengehäusefamilien (SMA, SMB, SMC, SOD-123, SOD-323, SOD-523 und SOD-923)......
LED-Größen erklärt: Vollständige LED-Größentabelle, Typen, Abmessungen und Anwendungen
LEDs gibt es in verschiedenen Gehäusetypen, und die Wahl der falschen LED-Größe beeinflusst Helligkeit, PCB-Fläche, thermische Leistung und Montageverfahren. Ob Sie eine Anzeige-LED auf einem Breadboard platzieren, eine LED-Streifen-Platine entwerfen oder ein COB-Modul für einen Spot spezifizieren – die Größe ist die erste Entscheidung, die richtig getroffen werden muss. Dieser Leitfaden behandelt alle wichtigen LED-Größenkategorien, Durchsteck-Bauformen, SMD-Gehäusecodes, COB-Modulgrößen und den Unte......