Arten von Leistungsschaltern erklärt: MCB, MCCB, RCCB, RCBO, ACB, VCB und SF6-Leistungsschalter
15 min
- Was ist ein Leitungsschutzschalter?
- Klassifizierung von Schutzschaltertypen
- Übersicht über die Schutzschaltertypen
- Typ 1: Leitungsschutzschalter (MCB)
- Typ 2: Kompaktleistungsschalter (MCCB)
- Typ 3: Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB)
- Typ 4: Fehlerstrom-Schutzschalter mit Überstromschutz (RCBO)
- Typ 5: Luftleistungsschalter (ACB)
- Typ 6: Vakuum-Leistungsschalter (VCB)
- Typ 7: SF6-Leistungsschalter
- Andere Schutzschaltertypen
- Schutzschalternormen
- MCB vs. MCCB vs. ACB vs. VCB
- So wählen Sie den richtigen Schutzschalter
- Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Schutzschaltern
- Fazit
Ein Leitungsschutzschalter unterbricht automatisch die Stromversorgung, wenn er Fehler wie Überlast oder Kurzschluss erkennt, schützt so Geräte und reduziert die Brandgefahr. Verschiedene Schutzschaltertypen sind für unterschiedliche Spannungsniveaus, Nennströme und Anwendungen ausgelegt, von Haushaltsverteilungen bis hin zu Hochspannungsumspannwerken.
Dieser Leitfaden erklärt die gängigsten Typen – darunter MCB, MCCB, RCCB, RCBO, ACB, VCB und SF6-Schalter – und hilft Ihnen, den richtigen für Ihre Anwendung auszuwählen.

Abbildung: Schutzschaltertypen von der Hausverteilung bis zum Umspannwerk
Was ist ein Leitungsschutzschalter?
Ein Leitungsschutzschalter ist ein elektromechanisches oder elektronisches Schaltgerät, das den Stromfluss automatisch unterbricht, wenn es einen Fehlerzustand erkennt.
Sicherung vs. Leitungsschutzschalter
Beim Vergleich einer Sicherung mit einem Leitungsschutzschalter liegt der Hauptunterschied in der Wiederverwendbarkeit und der Auslösemechanik:
| Merkmal | Sicherung | Leitungsschutzschalter |
|---|---|---|
| Wiederverwendbarkeit | Einmalgebrauch (Opferelement) | Rücksetzbar und wiederverwendbar |
| Auslösemechanismus | Thermisches Schmelzen des internen Drahtelements | Mechanischer Riegel oder elektronische Auslöseeinheiten |
| Maßnahme nach Fehler | Muss physisch ersetzt werden | Kann zurückgesetzt werden, sobald der zugrunde liegende Fehler behoben ist |
| Anschaffungskosten | Niedrige Kosten | Höhere Anfangsinvestition |
Wie schützt ein Leitungsschutzschalter einen Stromkreis?
Ein Schutzschalter reagiert auf verschiedene Fehlerarten:
- Überlastschutz. Überschreitet der Strom den Nennwert, löst der Schutzschalter nach einer kurzen Verzögerung aus und schützt so die Leiter vor Überhitzung.
- Kurzschlussschutz. Ein sofortiger, extrem hoher Fehlerstrom führt dazu, dass der Schutzschalter nahezu augenblicklich (Millisekunden) auslöst, um katastrophale Systemschäden zu verhindern.
- Erdschlussschutz. Erkennt Strom, der über ungewollte Pfade zur Erde abfließt, und löst bei einem Ungleichgewicht zwischen Außen- und Neutralleiter aus, um einen elektrischen Schlag zu verhindern.
- Automatische Unterbrechung. Interne Mechanismen trennen die spannungsführenden Kontakte physisch, sobald ein Fehler erkannt wird, und unterbrechen den Stromkreis ohne manuelles Eingreifen.
Komponenten eines Leitungsschutzschalters
| Komponente | Funktion |
|---|---|
| Kontakte | Führen den Strom im Normalbetrieb und trennen sich bei einem Fehler physisch, um ihn zu unterbrechen |
| Auslöseeinheit | Erkennt Überstrom, Kurzschluss oder Ableitstrom und signalisiert dem Mechanismus, zu öffnen |
| Löschkammer | Kühlt und löscht den Lichtbogen, der entsteht, wenn sich die Kontakte unter Last trennen |
| Schaltmechanismus | Speichert und gibt die mechanische Energie frei, die die Kontakte öffnet |
| Gehäuse | Isoliert spannungsführende Teile und enthält Lichtbogennebenprodukte |

Abbildung: Innenstruktur eines Leitungsschutzschalters mit beschrifteten Komponenten
Klassifizierung von Schutzschaltertypen
Hersteller und Normungsgremien gruppieren Schutzschalter nach verschiedenen Kriterien, aber zwei sind für die Auswahl eines realen Geräts am nützlichsten: Spannungsniveau und Lichtbogenlöschmedium.
Schutzschalter nach Spannungsniveau
| Spannungsklasse | Gängige Schutzschaltertypen |
|---|---|
| Niederspannung (unter 1 kV) | MCB, MCCB, RCCB, RCBO, ACB |
| Mittelspannung (1 bis 36 kV) | VCB, SF6 |
| Hochspannung (über 36 kV) | SF6, GIS-Schalter |
Schutzschalter nach Lichtbogenlöschmedium
| Medium | Schutzschaltertyp |
|---|---|
| Luft | ACB |
| Vakuum | VCB |
| SF6-Gas | SF6-Schalter |
| Öl | OCB (veraltet) |
Das Lichtbogenlöschmedium bestimmt maßgeblich die Größe eines Schutzschalters, den erforderlichen mechanischen Abstand, den Wartungszyklus und die Nennspannungsfähigkeit.

Abbildung: Klassifizierungsdiagramm für Schutzschalter nach Spannung und Lichtbogenmedium
Übersicht über die Schutzschaltertypen
Diese Kurzreferenztabelle fasst die Eigenschaften, Standardschutzfunktionen und typischen Einsatzorte der wichtigsten Schutzschalterfamilien zusammen.
| Typ | Spannungsklasse | Nennstrom | Primäre Schutzfunktionen | Typische Anwendung |
|---|---|---|---|---|
| MCB | Niederspannung (LV) | 0,5 A bis 125 A | Überlast, Kurzschluss | Wohnungsstromkreise, Lichtverteilungen |
| MCCB | Niederspannung (LV) | 15 A bis 2500 A | Überlast, Kurzschluss (einstellbar) | Industrielle Verteilerabgänge, große Motoren |
| RCCB | Niederspannung (LV) | 16 A bis 125 A | Nur Erdschluss (Fehlerstrom) | Personenschutz, feuchte Umgebungen |
| RCBO | Niederspannung (LV) | 6 A bis 45 A | Überlast, Kurzschluss, Erdschluss | Einzelne kritische Endstromkreise (z. B. Badezimmer) |
| ACB | Niederspannung (LV) | 400 A bis 6300 A | Fortschrittliche LSI/LSIG einstellbare Auslösungen | Haupt-Niederspannungseinspeisungen, schwere Industrie-Schaltanlagen |
| VCB | Mittelspannung (MV) | 600 A bis 4000 A | Gesteuert durch externe Schutzrelais | Netzverteilungs-Umspannwerke, große Industrieanlagen-Hauptleitungen |
| SF6 | Mittel- bis Hochspannung (HV) | Bis zu 8000 A | Gesteuert durch externe Schutzrelais | Hochspannungs-Übertragungs-Umspannwerke, GIS-Umgebungen![]() Verwandeln Sie Ihr Schutzschaltungsdesign in HardwareJetzt Angebot einholen |
- Sobald Ihr Schutzkonzept finalisiert ist, kann Ihnen der PCB-Bestückungsservice von JLCPCB helfen, zuverlässige Steuerungs- und Überwachungshardware zu bauen.
- Vom schnellen Prototyping bis zur Serienproduktion: Laden Sie einfach Ihre Gerber-Dateien hoch, um sofort ein Online-Angebot zu erhalten.
Typ 1: Leitungsschutzschalter (MCB)
Was ist ein Leitungsschutzschalter?
Ein Leitungsschutzschalter (MCB) ist ein kompaktes Gerät mit festem Nennstrom, das Ströme von etwa 0,5 A bis 125 A abdeckt. Es ist der Schutzschaltertyp, den die meisten Ingenieure und Hausbesitzer zuerst kennenlernen, montiert auf einer Hutschiene in einem Haushaltsverteiler oder einer Kleinverteilung für die Industrie.
Wie funktioniert ein MCB?
MCBs kombinieren zwei Auslösemechanismen:
- Thermische Auslösung. Ein Bimetallstreifen biegt sich, wenn er unter Überlastbedingungen erwärmt wird, und sorgt für eine zeitverzögerte Auslösung.
- Magnetische Auslösung. Bietet sofortigen Schutz gegen Kurzschlüsse.
Auswahlkriterien für MCBs
- Maximaler Dauerstrom (In): Die Nennlast darf die Nennleistung des MCB nicht überschreiten (Standardgrößen umfassen 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 32 A usw.).
- Schaltvermögen (Icn): Typischerweise mit 4,5 kA, 6 kA oder 10 kA bewertet. Dies ist der maximale zu erwartende Kurzschlussstrom, den der Schutzschalter sicher unterbrechen kann, ohne zu versagen.
- Hutschienenmontage: MCBs sind weltweit für die Installation auf 35 mm Hutschienen standardisiert, was sie hochgradig modular macht.
- Auswahl der Auslösekennlinie: Die Anpassung des Lastprofils an eine B-, C- oder D-Kennlinie verhindert Fehlauslösungen durch Einschaltströme.
Typische Anwendungen von Leitungsschutzschaltern
- Häuser und Büros
- Beleuchtungsstromkreise
- Haushaltssteckdosen
- Niederspannungs-Steuerungstafeln
Vorteile und Grenzen von MCBs
| Vorteile | Grenzen |
|---|---|
| Niedrige Kosten | Feste Auslöseeinstellungen |
| Kompakt | Niedrigere Nennströme |
| Einfacher Austausch | Nicht geeignet für schwere Maschinen mit hohem Einschaltstrom |

Abbildung: Ein auf einer Hutschiene montierter Leitungsschutzschalter in einem Verteilerkasten.
MCB-Auslösekennlinien (B, C und D)
Auslösekennlinien bestimmen, wie schnell die magnetische Auslösung auf Kurzschlussstrom reagiert, sodass der Schutzschalter an unterschiedliche Lastcharakteristiken angepasst werden kann.
| Kennlinientyp | Sofortige (magnetische) Auslöseschwelle | Typische Anwendung | Lastcharakteristik |
|---|---|---|---|
| B-Kennlinie | 3 bis 5-facher Nennstrom (In) | Ohmsche Lasten, Beleuchtung und Haushaltsheizung | Niedriger Einschaltstrom, hochsensibler Schutz |
| C-Kennlinie | 5 bis 10-facher Nennstrom (In) | Induktive Lasten, Leuchtstofflampen und kleine Motoren | Mäßiger Einschaltstrom, Standard-Gewerbelasten |
| D-Kennlinie | 10 bis 20-facher Nennstrom (In) | Hochinduktive Lasten, Transformatoren und große Motoren | Extrem hoher Einschaltstrom, verzögert magnetische Auslösung |
Wählen Sie die Auslösekennlinie basierend auf dem Einschaltstrom der Last. B-Kennlinien eignen sich für ohmsche Lasten, C-Kennlinien für Allzweckstromkreise und D-Kennlinien für Geräte mit hohem Einschaltstrom wie Motoren und Transformatoren.
Typ 2: Kompaktleistungsschalter (MCCB)
Was ist ein Kompaktleistungsschalter?
Ein Kompaktleistungsschalter (MCCB) ist ein leistungsstärkeres Gerät, das in ein isoliertes Formgehäuse eingebaut ist und Nennströme von etwa 15 A bis 2500 A abdeckt. Im Gegensatz zu MCBs bieten viele MCCBs einstellbare thermische und magnetische Auslöseeinstellungen, um die Schutzkennlinien anzupassen.
MCB vs. MCCB: Hauptunterschiede
Im Vergleich zu MCBs unterstützen MCCBs höhere Nennströme, einstellbare Auslöseeinstellungen und eine bessere Koordination für die industrielle Verteilung.
Auswahlkriterien für MCCBs
- Einstellbare Auslöseparameter: Ermöglichen die Anpassung des thermischen Überlasteinstellrads (z. B. 80 % bis 100 % des Nennwerts) und des magnetischen Kurzschlusseinstellrads zur Koordination mit nachgeschalteten MCBs.
- Grenzschaltvermögen (Icu) vs. Betriebsschaltvermögen (Ics): Icu ist der absolute maximale Fehlerstrom, den der MCCB einmal unterbrechen kann, während Ics der Strom ist, den er unterbrechen kann und dennoch betriebsbereit bleibt. Achten Sie auf ein hohes Ics/Icu-Verhältnis (vorzugsweise 100 %).
- Baugröße: Standard physische Baugrößen (wie 100 A, 250 A oder 400 A Rahmen) bestimmen den Platzbedarf in der Schalttafel.
Häufige industrielle Anwendungen von MCCBs
- Hauptmotorabgänge
- Große Industriemaschinen
- Unterverteilungen
- Hauptleitungen von Gewerbegebäuden
Vorteile und Grenzen von Kompaktleistungsschaltern
| Vorteile | Grenzen |
|---|---|
| Einstellbare Auslösungen | Deutlich höhere Kosten als MCBs |
| Höhere Strombelastbarkeit | Größerer Platzbedarf |
| Bessere Selektivitätskoordination | Komplexere Installation und Inbetriebnahme |

Abbildung: Industrieller Kompaktleistungsschalter in einer Verteilertafel
Typ 3: Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB)
Was ist ein RCCB?
Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) erkennt Ableitströme zur Erde, indem er das Ungleichgewicht zwischen Außen- und Neutralleiter überwacht. Da er keinen Überlast- oder Kurzschlussschutz bietet, muss er zusammen mit einem MCB im Verteilerkasten installiert werden.
Typ 4: Fehlerstrom-Schutzschalter mit Überstromschutz (RCBO)
Was ist ein RCBO?
Ein Fehlerstrom-Schutzschalter mit Überstromschutz (RCBO) kombiniert den Erdschlussschutz eines RCCB mit dem thermisch-magnetischen Schutz eines MCB in einem einzigen, kompakten Gehäuse.
RCCB vs. RCBO
| Merkmal | RCCB | RCBO |
|---|---|---|
| Erdschlussschutz | Ja | Ja |
| Überlastschutz | Nein | Ja |
| Kurzschlussschutz | Nein | Ja |
| Benötigter Platz | Typischerweise 2 Pol breit | Oft 1 Pol breit (schlank) |
| Fehlerisolierung | Löst mehrere Stromkreise aus, wenn gemeinsam genutzt | Löst nur den fehlerhaften Stromkreis aus |
Auswahlkriterien für den Ableitschutz
- Empfindlichkeit (Idn): Verwenden Sie 30 mA Geräte für den Personenschutz. Verwenden Sie 100 mA oder 300 mA Geräte ausschließlich für den Brandschutz in Hauptstromkreisen.
- Typenauswahl: Klasse AC (erkennt sinusförmigen AC-Ableitstrom), Klasse A (erkennt AC und pulsierenden DC) oder Klasse B (erkennt glatten DC-Ableitstrom, wichtig für EV-Ladegeräte und Solaranlagen).

Abbildung: Vergleich eines RCCB gepaart mit einem separaten MCB und einer einzelnen kombinierten RCBO-Einheit, gezeigt auf Hutschienenmontage.
Typ 5: Luftleistungsschalter (ACB)
Was ist ein Luftleistungsschalter?
Ein Luftleistungsschalter unterbricht den Strom unter Verwendung von Umgebungsluft bei Atmosphärendruck als Lichtbogenlöschmedium. ACBs sind für die höchsten Nennströme in Niederspannungssystemen ausgelegt (üblicherweise 400 A bis 6300 A bis 690 V) und werden typischerweise als Einschubgeräte in Hauptschaltanlagen eingebaut.
Wenn sich die Kontakte trennen, wird der entstehende hochenergetische Lichtbogen in speziellen Löschkammern, die mit metallischen Splitterplatten ausgekleidet sind, gedehnt, geteilt und gekühlt. Die Platten teilen den Lichtbogen in kürzere Segmente, wodurch sein Widerstand schnell ansteigt, bis der Spannungsabfall den Lichtbogen nicht mehr aufrechterhalten kann.
Auswahlkriterien für Luftleistungsschalter
- Einschub vs. Festeinbau: Einschubeinheiten gleiten aus einem Gestell heraus und isolieren den Schutzschalter von den Sammelschienen für eine sichere Kontaktwartung.
- Störlichtbogenminderung: Ferneinschaltung und Wartungsbypässe verbessern die Sicherheit des Bedieners bei hochenergetischen Fehlern.
- LSIG Digitale Auslöseeinheiten: Fortschrittliche Auslösesteuerungen bieten einstellbare Einstellungen für Langzeit-, Kurzzeit-, Momentan- und Erdschlusskoordination.
Häufige Anwendungen von Luftleistungsschaltern
- Haupt-Niederspannungsverteilereinspeisungen
- Schaltanlagen großer Industrieanlagen
- Generatorschutz- und Synchronisationsschalttafeln
| Parameter | Typischer Bereich |
|---|---|
| Spannung | Bis zu 690 V |
| Strom | 400 A bis 6300 A |
| Anwendung | Haupt-Niederspannungsverteilung und Stromerzeugung |
Abbildung:
Einschub-Luftleistungsschalter in einer Schaltanlage
Typ 6: Vakuum-Leistungsschalter (VCB)
Was ist ein Vakuum-Leistungsschalter?
Ein Vakuum-Leistungsschalter unterbricht den Strom in einem versiegelten Unterbrecher, der auf extrem niedrigem Druck gehalten wird. Diese extrem geringe Dichte hinterlässt praktisch kein Medium, um einen Lichtbogen aufrechtzuerhalten.
Wie Vakuum einen Lichtbogen löscht
Wenn sich die Kontakte trennen, entsteht ein kurzer Metalldampf-Lichtbogen. Wenn der Wechselstrom den Nulldurchgang erreicht, kondensiert der Dampf schnell, sodass das Vakuum seine Isolierfestigkeit wiedererlangt und den Lichtbogen löscht.
Auswahlkriterien für Vakuum-Leistungsschalter
- Nennspannung: VCBs dominieren den Mittelspannungsbereich (Standardstufen umfassen 12 kV, 24 kV und 36 kV).
- Ausschaltvermögen: Typischerweise zwischen 25 kA und 40 kA bewertet.
- Mechanische Lebensdauer: VCBs sind für eine hohe Anzahl mechanischer Schaltspiele ausgelegt (oft bis zu 30.000 Schaltspiele), was sie hervorragend für Umgebungen mit häufigen Schaltvorgängen wie Lichtbogenöfen macht.
Häufige Anwendungen von Vakuum-Leistungsschaltern
- Mittelspannungs-Netzverteilungs-Umspannwerke
- Industrielle Motor Control Center (MV)
- Bahnstromnetze
| Merkmal | VCB |
|---|---|
| Lichtbogenmedium | Hochvakuum |
| Wartungsaufwand | Extrem niedrig (lebenslang versiegelte Unterbrecher) |
| Brandrisiko | Nicht vorhanden (Kein Öl oder Gas) |
| Typische Spannung | 3,3 kV bis 36 kV |

Abbildung: Ein Vakuumunterbrecher mit versiegelter Keramik- oder Glashülle, beweglichen und festen Kontakten und der Kontakttrennung im Vakuum
Typ 7: SF6-Leistungsschalter
Was ist ein SF6-Leistungsschalter?
Diese Schutzschalter verwenden Schwefelhexafluorid-Gas (SF6) sowohl als Isolier- als auch als Lichtbogenlöschmedium. Das Gas absorbiert schnell freie Elektronen, kühlt und löscht den Lichtbogen und bietet gleichzeitig eine hervorragende Isolierung. Dies ermöglicht geringe Kontaktabstände und kompakte Schaltanlagendesigns.
Um die Leistung aufrechtzuerhalten, enthalten diese Schutzschalter temperaturausgeglichene Dichteüberwachungen, um Abfälle der Gasdichte zu erkennen.
Umweltaspekte von SF6-Leistungsschaltern
Da Schwefelhexafluorid ein extrem hohes Treibhauspotenzial hat – etwa 23.500-mal höher als CO2 – birgt das Entweichen während der Herstellung, Wartung oder Stilllegung hohe Umweltrisiken. Viele Versorgungsunternehmen stellen auf alternative grüne Gase oder Vakuumschalter bei höheren Spannungen um.
| Merkmal | SF6-Schalter |
|---|---|
| Lichtbogenmedium | SF6-Gas |
| Spannungsniveau | Mittel- bis Höchstspannung (MV/HV/EHV) |
| Zuverlässigkeit | Außergewöhnlich hoch |
| Umweltauswirkung | Hoch (Starkes Treibhausgas) |

Abbildung: SF6-gasisolierte Leistungsschalteranlage in einem Hochspannungs-Übertragungs-Umspannwerk.
Andere Schutzschaltertypen
Neben den Hauptkategorien spielen einige ältere und aufkommende Technologien spezielle Rollen in modernen elektrischen Systemen:
- Öl-Leistungsschalter (OCB): Eine ältere Technologie, bei der Kontakte in Mineralöl getrennt werden. Sie wird heute aufgrund hoher Wartungskosten und schwerwiegender Brand- oder Explosionsrisiken selten verwendet.
- Erdschlussschalter (ELCB): Ein veraltetes, spannungsgesteuertes Sicherheitsgerät. Diese sind vollständig obsolet und wurden durch moderne, stromgesteuerte Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCCBs/GFCIs) ersetzt.
- Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI): Das nordamerikanische Äquivalent eines RCCB, das bei einem hochsensiblen Schwellenwert von 4 mA bis 6 mA für die Personensicherheit in Wohngebäuden in feuchten Umgebungen auslöst.
- Lichtbogenfehlerschutzschalter / -detektor (AFCI / AFDD): Geräte, die digitale Signalprozessoren verwenden, um hochfrequente Störlichtbögen von losen Verbindungen zu erkennen und elektrische Brände zu verhindern, bevor ein Überstrom auftritt.
- Halbleiter-Leistungsschalter (SSCB): Eine aufkommende Technologie, die Halbleiter (MOSFETs oder IGBTs) verwendet, um Fehler in Mikrosekunden zu isolieren, wodurch bewegliche Teile, physische Lichtbögen und mechanischer Verschleiß entfallen.
Schutzschalternormen
Um Sicherheit und globale Interoperabilität zu gewährleisten, werden Schutzschalter nach strengen internationalen Normen entwickelt und getestet:
| Norm | Anwendungsbereich |
|---|---|
| IEC 60898 | Niederspannungs-Schutzschalter für Hausinstallationen (bedient von ungeschulten Benutzern, feste Auslöseeinstellungen) |
| IEC 60947-2 | Niederspannungs-Schutzschalter für industrielle und gewerbliche Anwendungen (einstellbare Auslösungen, hohe Schaltvermögen) |
| IEC 62271 | Hochspannungs-Schaltanlagen für Spannungen über 1 kV (einschließlich Mittelspannungs-VCBs und Hochspannungs-SF6-Schaltanlagen) |
MCB vs. MCCB vs. ACB vs. VCB
| Merkmal | MCB | MCCB | ACB | VCB |
|---|---|---|---|---|
| Spannungsklasse | Niederspannung (LV) | Niederspannung (LV) | Niederspannung (LV) | Mittelspannung (MV) |
| Max. Nennstrom | 125 A | 2500 A | 6300 A | 4000 A |
| Einstellbare Auslösung | Nein | Ja | Ja | Ja (über Relais) |
| Typische Montage | Hutschiene | Montageplatte | Einschubgestell | Einschub / Fahrgestell |
| Primäre Norm | IEC 60898 / 60947 | IEC 60947-2 | IEC 60947-2 | IEC 62271-100 |
So wählen Sie den richtigen Schutzschalter
Um das geeignete Schutzgerät auszuwählen, befolgen Ingenieure einen systematischen Entscheidungsprozess:
- Betriebsspannung bestätigen: Stellen Sie fest, ob die Betriebsspannung Niederspannung (unter 1 kV), Mittelspannung (1 bis 36 kV) oder Hochspannung (über 36 kV) ist, um Ihre primären Schutzschalterklassen sofort einzugrenzen.
- Laststrom und Einschaltprofil berechnen: Bestimmen Sie den Dauerlaststrom. Analysieren Sie bei kapazitiven oder induktiven Lasten (wie großen Motoren) die Höhe und Dauer des Einschaltstroms, um die richtige Auslösekennlinie oder Verzögerungseinstellung zu wählen.
- Fehlerpegel berechnen: Berechnen Sie den zu erwartenden Kurzschlussstrom am Installationsanschluss unter Verwendung der Transformatorleistung und der vorgelagerten Impedanz. Stellen Sie sicher, dass das Schaltvermögen des Schutzschalters (Icu/Icn) diesen Wert mit einem angemessenen Sicherheitsspielraum überschreitet.
- Schutzkoordination bestimmen: Koordinieren Sie Schutzschalter und Schutzrelais so, dass nur das dem Fehler nächstgelegene Gerät auslöst.
| Anwendung | Empfohlener Schutzschalter | Hauptgrund |
|---|---|---|
| Hausbeleuchtung/Steckdosen | MCB | Kompakte Größe, niedrige Kosten, standardisierte Hutschienenmontage |
| Haussicherheit (Nassbereiche) | RCBO | Kombinierter Personenschutz und Überlasttrennung des Stromkreises |
| Industrieller Motorabgang | MCCB | Unterstützt hohe Stromeinstellungen und variable Anlaufströme |
| Haupt-Niederspannungsschaltanlageneinspeisung | ACB | Überlegener Dauerstrom, LSI-Selektivität und Einschubsicherheit |
| Mittelspannungsabgang (11 kV) | VCB | Wartungsfreie Lichtbogenlöschung und hohe mechanische Lebensdauer |
| Übertragungs-Umspannwerk (132 kV) | SF6 | Überlegene dielektrische Leistung bei extremen Spannungen |
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Schutzschaltern
F: Was ist der Hauptunterschied zwischen einer Sicherung und einem Leitungsschutzschalter?
Eine Sicherung schmilzt und muss nach einem Fehler ersetzt werden. Ein Leitungsschutzschalter löst mechanisch oder elektronisch aus und kann normalerweise zurückgesetzt und wiederverwendet werden, nachdem der Fehler behoben ist.
F: Warum kann ein RCCB eine Schalttafel nicht vor einem Kurzschluss schützen?
Ein RCCB überwacht nur das Stromgleichgewicht zwischen Außen- und Neutralleiter, um Ableitströme zur Erde zu erkennen. Ihm fehlen thermische oder magnetische Auslöseelemente, was bedeutet, dass er Überlastungen oder Kurzschlüsse nicht erkennen kann.
F: Was ist der Unterschied zwischen einem RCCB und einem GFCI?
Beide erkennen Ableitströme, aber ein RCCB ist nach IEC-Normen ausgelegt (typischerweise mit einer 30 mA Auslöseschwelle für Personenschutz). Ein GFCI ist nach nordamerikanischen UL-Normen gebaut und arbeitet mit einer hochsensiblen Schwelle von 4 mA bis 6 mA.
F: Wie wählt man die richtige MCB-Auslösekennlinie für induktive Motorlasten?
Verwenden Sie einen MCB mit C-Kennlinie (Auslösung bei 5 bis 10-fachem Nennstrom) oder einen MCB mit D-Kennlinie (Auslösung bei 10 bis 20-fachem Nennstrom), um hohe induktive Einschaltströme ohne Fehlauslösung zu bewältigen.
F: Was macht Vakuum-Leistungsschalter sicherer als ältere ölgefüllte Schaltanlagen?
Vakuumunterbrecher versiegeln Kontakte hermetisch ohne brennbare Flüssigkeiten und beseitigen so das schwerwiegende Risiko von Wasserstoffgasexplosionen und Bränden, das bei älteren Ölschaltern üblich ist.
F: Wann wird ein ACB gegenüber einem MCCB in der industriellen Energieverteilung bevorzugt?
ACBs werden für Haupt-Niederspannungsschaltanlagen verwendet, wo Ströme 1000 A bis 6300 A überschreiten, und bieten ein höheres Schaltvermögen, Einschubdesigns für sichere Wartung und fortschrittliche LSIG-Selektivität.
F: Warum steigen Hochspannungsnetze von SF6-Gas-Schaltanlagen um?
SF6 ist ein starkes Treibhausgas mit einem Treibhauspotenzial, das 23.500-mal höher ist als das von CO2. Strenge Emissionsvorschriften treiben die Versorgungsunternehmen dazu, Druckluft- oder Vakuumalternativen einzusetzen.
Fazit
Die Wahl des richtigen Schutzschalters hängt vom Spannungsniveau, Laststrom, Fehlerstrom und den Schutzanforderungen ab. MCBs und RCBOs sind ideal für Haushaltsstromkreise, MCCBs und ACBs dienen der industriellen Energieverteilung, während VCBs und SF6-Schalter Mittel- und Hochspannungssysteme schützen.
Weiterlernen
Was ist ein 100nF-Kondensator und wie wählt man den richtigen aus
Die wichtigsten Erkenntnisse Wert: Ein 100nF-Kondensator hat eine Nennkapazität von 0,1 µF bzw. 100.000 pF, und alle drei Bezeichnungen beschreiben denselben Bauteilwert. Kennzeichnung: Viele bedrahtete Keramik- und Folienkondensatoren verwenden den dreistelligen Code 104, während die meisten SMD-MLCCs unbeschriftet sind. Hauptverwendung: Seine häufigste Funktion ist die lokale Entkopplung an einem IC-Stromversorgungspin, wo er schnelle Transientenströme liefert und hochfrequentes Rauschen gegen Masse......
Was ist System-in-Package? Architektur, Vorteile und Anwendungen in der modernen Elektronik
System in Package (SiP) ist ein Ansatz der Halbleitergehäusetechnik, der mehrere ICs, passive Bauelemente und Verbindungsleitungen in einem einzigen Gehäuse vereint und so ein vollständiges funktionales Teilsystem in der Grundfläche einer einzigen Komponente bereitstellt. SiP ist zu einer grundlegenden Technologie in Smartphones, drahtlosen Modulen, Wearables und IoT-Geräten geworden. Es ermöglicht Ingenieuren, einen Prozessor, Speicher, HF-Schaltungen und Leistungsverwaltung in einer kompakten, vorge......
Vollständiger Leitfaden für SMD-Induktivitäten: Abmessungen, Gehäuse und Tipps für das PCB-Design
Die Größe von SMD-Induktivitäten beeinflusst weit mehr als nur den Platz auf der Leiterplatte. Die Gehäuseabmessungen wirken sich direkt auf die Strombelastbarkeit, das Sättigungsverhalten, den DCR und die EMV-Eigenschaften aus. Die Wahl des falschen Gehäuses kann einen kostspieligen Platinen-Neudesign bedeuten, nicht nur Ineffizienz. Eine Herausforderung besteht darin, dass SMD-Induktivitätsgehäusegrößen mehrere Benennungskonventionen verwenden und die grundlegende Unterscheidung zwischen HF-Chip-Ind......
Leitfaden zu Diodentypen: So wählen Sie die richtige Diode für PCB- und Produktdesign
Die moderne Elektronik ist auf hochspezialisierte Diodentypen für die Leistungsumwandlung, den ESD-Schutz, die Signaldetektion und das Hochfrequenzschalten angewiesen. Die Wahl der falschen Diode reduziert nicht nur die Effizienz, sondern erzeugt auch überschüssige Wärme, führt zu Schaltverlusten und kann empfindliche Schaltungen bei Spannungsspitzen sogar beschädigen. Die Wahl der richtigen Komponente gewährleistet eine zuverlässige Platine, ob Sie nun einen Prototyp verdrahten oder auf die Kleinseri......
Vollständiger Leitfaden für SMD-Diodengehäusegrößen: Gehäuseabmessungen, Diagramme und Auswahltipps
Die Wahl des falschen SMD-Diodengehäuses fällt meist erst spät auf, entweder während des Layouts, wenn die Footprints nicht übereinstimmen, oder während des Tests, wenn die Sperrschichttemperatur über die sicheren Grenzen steigt. Die Gehäusegröße bestimmt, wie viel Strom eine Diode führen kann, wie effizient sie Wärme abführt und ob Ihre Bestückungslinie sie zuverlässig löten kann. Dieser Leitfaden beschreibt die gängigen SMD-Diodengehäusefamilien (SMA, SMB, SMC, SOD-123, SOD-323, SOD-523 und SOD-923)......
LED-Größen erklärt: Vollständige LED-Größentabelle, Typen, Abmessungen und Anwendungen
LEDs gibt es in verschiedenen Gehäusetypen, und die Wahl der falschen LED-Größe beeinflusst Helligkeit, PCB-Fläche, thermische Leistung und Montageverfahren. Ob Sie eine Anzeige-LED auf einem Breadboard platzieren, eine LED-Streifen-Platine entwerfen oder ein COB-Modul für einen Spot spezifizieren – die Größe ist die erste Entscheidung, die richtig getroffen werden muss. Dieser Leitfaden behandelt alle wichtigen LED-Größenkategorien, Durchsteck-Bauformen, SMD-Gehäusecodes, COB-Modulgrößen und den Unte......